PCB 設計與原理圖基礎
掌握原理圖結構、符號規範與連線邏輯,並瞭解前段設計如何奠定 PCB 功能與可靠度的基礎。
精選貼文
設計基礎與原理圖
PCB 元件深入解析:基本零件、功能與智慧選型指南
PCB 由主動、被動與機電元件混合組成,共同協作。主動元件用來切換與放大電氣訊號;被動元件不會放大訊號,而是用於儲存與耗散能量;機電元件如開關與繼電器,則透過機械裝置實體連接或斷開電路。PCB 通常包含八大家族元件,你會經常接觸: 元件 主要功能 電阻 限流、上拉、分壓 電容 儲能、去耦、濾波、定時 電感 儲能、濾噪、扼流 二極體(含 LED) 單向導通、整流、指示 電晶體(BJT / MOSFET) 切換與放大 積體電路(IC) 單晶片實現複雜功能 連接器 與外部設備電氣互連 開關 / 繼電器 手動或受控切換電路 每個家族成員眾多,但這八大類涵蓋了你將在 PCB 上放置的絕大多數元件。認識它們有助於你辨識「板子上到底有什麼」,並為深入學習奠定基礎。 主動 vs 被動 vs 機電元件解析 主動元件:需要電源才能運作,可放大或切換訊號。例如:電晶體與半導體 IC。 被動元件:不需外部電源即可運作。電阻依歐姆定律限流,電容則在電場中儲存電荷。被動元件是「螺絲與螺帽」,負責準備與塑形訊號。例如:電源供應器中,大電容與電感用於濾波,電容吸收與釋放能量以平滑漣波,電感則抑制電流突變。 機電元件:連接電氣與物......
Jan 06, 2026
最新貼文
設計基礎與原理圖
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
Nov 18, 2026
設計基礎與原理圖
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
Nov 10, 2026
設計基礎與原理圖
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
Nov 10, 2026
設計基礎與原理圖
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
Nov 06, 2026
設計基礎與原理圖
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
Nov 04, 2026
設計基礎與原理圖
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
Oct 30, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
Oct 14, 2026
設計基礎與原理圖
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
Oct 14, 2026
設計基礎與原理圖
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......
Oct 06, 2026
設計基礎與原理圖
轉接板在電子領域中的重要性
前言 什麼是轉接板(Breakout Board)? 您是否曾想過,如何簡化電子專案中的複雜電路?轉接板或許就是解決方案。轉接板是一種重要的工具,能將多接腳元件的各個接腳引出至一組連接端子,讓元件更容易使用。透過這種方式,您可以更輕鬆地將感測器、晶片及其他元件連接至麵包板或開發板,方便進行原型製作與實驗。 轉接板如何運作? 轉接板如何讓複雜電路變得容易使用?它的運作方式,是將元件的每個接腳轉換為更方便連接的形式。通常會把各個接腳引出至標準 0.1 吋間距的排針,讓您能使用跳線,輕鬆連接至麵包板或微控制器。其目的在於讓您方便使用每個接腳的功能,而無須進行繁複的焊接或配線。 不同類型的轉接板 您知道轉接板有多種類型,分別針對不同元件或功能設計嗎?以下是幾種常見類型: 感測器轉接板:專為加速度計、陀螺儀及溫度感測器等元件設計。 通訊轉接板:支援 I2C、SPI 與 UART 等通訊協定。 電源轉接板:提供穩壓電源,通常包含穩壓器與轉換器。 微控制器轉接板:讓您輕鬆連接微控制器的所有接腳,簡化開發工作。 轉接板在電子專案中的重要性 為什麼轉接板在電子專案中如此重要?它能簡化將複雜元件整合至電路的過程,讓您......
Oct 06, 2026
設計基礎與原理圖
運算放大器如何運作:四種基本運算放大器電路詳解
如本系列第一篇文章所述,運算放大器(op-amp)不只是用來放大訊號;它們之所以稱為「運算放大器」,是有原因的。在類比電腦發展初期,運算放大器確實被用來執行加法、減法、積分及微分等數學運算。時至今日,我們已不再用運算放大器解微積分習題(幸好如此),但相同原理仍然支援音訊混音器、濾波器及訊號處理電路。數碼電路在工作頻率等方面存在一些限制,而類比系統具備即時及高速的優勢;如今數碼電子技術已接近極限,人們也開始重新關注類比運算。在本文中,我們將探討四種經典的運算放大器應用: ● 加法器(求和放大器) ● 減法器(差動放大器) ● 積分器 ● 微分器 1. 為甚麼運算放大器擅長數學運算? 關鍵在於負回授。運算放大器配合電阻(有時也配合電容)使用時,可將輸入訊號轉換成可預測的輸出表示式。由於我們能完全控制各個變數,因此也能完全控制輸出。 ● 加法器/減法器:利用加權電阻網絡,便可將兩個訊號相加或相減。 ● 積分器:在回授路徑中加入電容,可使輸出與輸入的積分值成正比。 ● 微分器:在輸入端加入電容,可使輸出與輸入的微分值成正比。 然而,在數碼世界中,相關任務會因涉及大量位元而變得複雜,而且需要使用 ADC 及......
Oct 05, 2026
設計基礎與原理圖
以子板解鎖現代電子產品的靈活性與可擴展性
重點摘要 子板可在無須重新設計主 PCB 的情況下,提升靈活性與可擴展性。 可輕鬆升級記憶體、無線通訊、感測器及 I/O 模組。 大幅縮短開發時間、降低成本,並減少維護工作。 正確選擇連接器及做好機械設計,是確保可靠性的關鍵。 非常適合 Raspberry Pi HAT 與 Arduino 擴充板等模組化產品。 你是否曾經拆開筆記型電腦後蓋,插入一條 RAM,然後看著它在一分鐘後以更大的記憶體容量啟動?這種小型升級之所以可行,靠的是子板(daughter board)。子板是一塊可插入較大主機板的電路板,能立即擴展系統功能。你不需要安裝新電腦,甚至不必更換整個模組;只要加裝一個模組即可。現代設備中,有大量產品都建立在這個概念之上。 從 Raspberry Pi HAT、Arduino 擴充板,到 SODIMM 記憶體、Wi-Fi 卡及工業 I/O 模組,子板讓產品系列可以在無須完整重新設計的情況下擴展,從而加快開發速度並降低維修成本。本文將探討子板的定義、它與主機板的差異、實際優勢,以及如何建立可靠的多板系統。了解子板及其能力,有助於在打造感測器模組或可堆疊運算平台時,讓設計更靈活,也更容易擴展。......
Sep 30, 2026
設計基礎與原理圖
使用麵包板搭建簡單電路
如果您剛開始接觸電子電路,搭建一個簡單電路就是很好的入門方式。麵包板是最容易上手的工具之一。這是一種小巧、可重複使用的板子,讓您無需焊接即可連接電子元件。這表示您可以嘗試不同的想法、修正錯誤並逐步學習,而不必進行永久性的改動。 本指南將逐步帶您在麵包板上搭建一個基本電路。完成後,您不僅會擁有一個可以運作的電路,也能更清楚地了解電子元件如何相互配合。 1. 什麼是麵包板? 麵包板是一種塑膠板,板面設有以網格排列的孔位。孔位透過內部的金屬導電片相互連接,讓電訊號能夠傳導。麵包板的主要優點,是無需進行永久性佈線,就能快速連接或拆下元件。 麵包板主要分為兩個區域: 接線區(Terminal Strips):位於麵包板中央,用於插接大多數電子元件。 電源排(Power Rails):位於麵包板兩側,用於分配電源。 2. 所需材料 開始之前,請先準備以下材料: 麵包板:用於搭建電路的工作平台。 跳線:用於連接各個元件。 電阻(例如 220 Ω):用於限制電流。 LED(發光二極體):本次電路的主要輸出元件。 電池或電源(例如附連接扣的 9 V 電池):用於供應電力。 基本工具:非必要,但準備一把鑷子,有助於操......
Sep 17, 2026
設計基礎與原理圖
高功率 LED PCB 的熱管理技術
談到高功率設計與 LED PCB 設計,原文將金屬芯印刷電路板(MCPCB)形容為能在高熱條件下維持效能的「唯一可靠選擇」。電子元件相當敏感,發光二極體尤其如此。如果熱量無法迅速從 PCB 傳遞至周圍環境,就可能發生過熱與效能下降。若過多熱量集中在同一位置,甚至可能造成電路板燒損。 不過,MCPCB 只是讓 PCB 散熱的一種方式。如果問題也涉及元件本身,就需要搭配其他可靠、可實作的技術,讓電子系統維持適當溫度。因此,本文將著重介紹高功率 LED 的熱管理方法。 傳統白熾燈泡的大部分熱量以輻射方式釋放;相較之下,LED 的熱量直接產生於半導體接面。為了讓 LED 持續維持正常的工作表現,必須將接面產生的熱量傳導出去,再進行散熱。如果溫度超過必要的限制,元件可能出現明顯色偏與亮度下降。電氣條件與熱條件之間的平衡,也會影響 LED 的可靠度;原文在此另提及「optical perforation design」。 譯註:開頭的「唯一可靠選擇」與後文列出的陶瓷、複合材料等方案並不一致;「optical perforation design」的含義也未在原稿中說明,此處保留原詞,不推定其所指的光學設計項目......
Sep 09, 2026
設計基礎與原理圖
為什麼電路圖對每位電子工程師都很重要?
在電子工程中,電路圖不只是由線條與符號組成的圖面,更是工程師的視覺語言。電路圖呈現了如何將概念轉化為能夠運作的系統。無論是設計放大器、電源供應器,還是嵌入式控制器,工程師都需要藉助電路圖進行分析與設計。 以 LF351 運算放大器為核心的電路,就是一個簡單而有效的音訊放大設計範例。透過這個電路,我們可以了解工程師如何利用原理圖想像電流的流動、在設計過程中進行批判性思考、有效查閱資料表,以及將較小的子電路整合成更大的系統。 透過電路圖理解工程師的思考 在工程設計中,電路圖就像一張呈現邏輯與創新的路線圖。正如建築師依照藍圖興建建築物,工程師也透過原理圖描述並建立電子系統。圖中的電阻、電容、電晶體、儀表、積體電路與其他元件,都以各自的符號表示。 工程師可以辨認出,這個 LF351 運算放大器電路是一個音訊放大器。它接收來自音源的微弱音訊訊號,透過運算放大器與電晶體進行放大,再驅動揚聲器。 原理圖並不呈現電路的實體佈局,而是表達電壓與電流之間的關係,以及訊號如何進入、如何放大與如何輸出。這種符號化的表達方式十分重要,因為工程師可以在實際製作電路之前,先對電路的行為做出相當準確的預測。 了解 LF351 放......
Sep 09, 2026
設計基礎與原理圖
如何閱讀電路原理圖
電路原理圖是電子工程的語言。它將複雜的電路拆解成圖面,呈現元件之間的連接方式,以及它們如何互相配合來完成特定功能。您可以把原理圖視為電子系統的設計藍圖,了解各個元件如何組成能夠運作的電路。無論是製作、除錯,還是修改電子專案,首先需要掌握的技能,就是讀懂這些原理圖。 了解原理圖的用途 原理圖(Schematic)呈現的是電子元件之間的電氣連接,而不是它們的實際擺放位置。每一種元件,例如電阻、電容、二極體與電晶體,都有對應的符號。透過標示哪些元件串聯、哪些元件並聯,原理圖能協助我們理解電路功能,並進行故障排除。 原理圖優先考慮的是清楚的表達與連接關係,而不是元件的實體排列。它的目的是說明各部分如何共同構成完整的電子系統。上圖是一個收音機接收電路,包含天線線圈(L₁)、調諧電容(C₁)、二極體、兩顆電晶體(Q₁ 與 Q₂)、電阻與變壓器(T₁)。這些元件互相連接,形成可以運作的電子系統。 常見元件符號一覽 首先,需要了解原理圖中使用的符號。每個符號都代表一種元件及其功能。 上圖整理了 JLCPCB 網站介紹的常見電氣符號。 符號/代號 名稱 元件或電路角色 用途 L1 線圈 天線線圈 接收射頻(RF)訊......
Sep 09, 2026
設計基礎與原理圖
數位電子入門:什麼是數位電子中的狀態機?
有人說,自然界中存在的訊號本質上大多是 Analog(類比)的,而 Digital(數位)則是人類為了簡化資訊表示、儲存與運算而建立的一種方式。 Digital System(數位系統)廣泛應用於 Signal Processing、Data Storage 與各類控制系統。現代 MCU、FPGA 與其他 Digital IC 主要使用數位邏輯進行運算,而在需要處理真實世界的 Analog Signal 時,則可透過 ADC 與 DAC 在類比與數位訊號之間進行轉換。 本文要介紹的是 State Machine(狀態機)。 State Machine 是許多 Digital Control System 的重要基礎。例如 Microcontroller、CPU、FPGA 與 Communication Controller 的控制邏輯中,都可能包含一個或多個 State Machine,用來管理事件順序、Protocol Flow 與系統狀態。 State Machine 的核心概念,是讓系統根據目前的 State(狀態)與 Input(輸入),決定下一個 State,並產生對應的 Output。......
Sep 07, 2026
設計基礎與原理圖
Breadboard vs Protoboard 完整指南:麵包板與洞洞板差異、用途、優缺點與選擇
剛開始接觸電子電路時,我一直很好奇:要怎麼使用不同的電子元件來讓電路正常運作,同時又不必把元件永久焊死,這樣之後還能把它們拆下來,用在其他電路中。 當時教授給我的建議是先使用 Breadboard(麵包板);如果希望連接方式更加固定,再使用 Protoboard。 幾乎每一位電子初學者都會遇到這個經典問題: 「我應該先用 Breadboard,還是 Protoboard?」 其實兩者都沒有絕對的好壞,真正的選擇取決於電路本身的需求。 Breadboard 在 Radio Frequency 或較高頻率下,可能因為內部接點、較長 Jumper Wire 以及寄生電容與寄生電感而引入額外雜訊;改用焊接式 Protoboard,可以在某些情況下降低這些問題。 另一方面,Protoboard 通常需要焊接,而 Breadboard 則是一種接近 Plug-and-Play 的免焊接原型工具。 兩者都能讓您在正式製作 Printed Circuit Board(PCB) 之前先建立與驗證電路,但它們適合的使用階段並不完全相同。 本文將介紹: 什麼是 Breadboard 什麼是 Protoboard Bre......
Sep 07, 2026
設計基礎與原理圖
高速 PCB Via Stub 完整指南:成因、影響、Backdrilling、Blind Via 與對策
重點摘要 Via Stub 是高速 PCB 的重要訊號完整性問題:未使用的 Via Barrel 會形成 Stub,在高速下產生 Reflection、Resonance 與 Jitter。 5–10 Gbps 以上需要特別留意:原文以 15 mil(0.381 mm)作為需要考慮 Stub Mitigation 的經驗門檻之一。 Backdrilling 可有效縮短 Via Stub:依原文資料,JLCPCB 精密背鑽可將 Residual Stub 控制在 0.15 mm 以下,有助於改善 Signal Integrity。 Stackup 最佳化搭配 Backdrilling:相較全面使用 Blind/Buried Via,通常可以在性能、製造複雜度與成本之間取得較佳平衡。 高速 PCB 製造需要穩定的 Via Control:Drill Depth、Via Plating、Registration 與 Impedance Control 都會直接影響高速 Channel 的實際表現。 在高速 PCB 設計中,Via Stub(導通孔殘段)是非常重要的 Signal Integrity 問題......
Sep 04, 2026
設計基礎與原理圖
階層式原理圖設計指南:簡化複雜 PCB Layout 與製造流程
重點摘要 階層式原理圖會將複雜電路整理成頂層功能區塊,再連結至下層 Sub-Sheet,取代難以瀏覽與維護的平面式原理圖。 階層式設計可以降低人為錯誤、支援多人平行開發,並讓已驗證的子電路模組跨專案重複使用。 建議遵循四個主要步驟:規劃頂層功能區塊、定義 Port 方向、管理 Net Scope,最後將各 Sheet 轉換為 PCB Layout。 複製 Sub-Sheet 時,應特別注意 Net Scope 衝突以及 BOM 中重複 Reference Designator 的問題。 JLCPCB 可支援階層式設計從 EasyEDA 原理圖到 2–32 層 PCB 製造與 SMT 組裝的完整流程。 階層式原理圖設計介紹 階層式原理圖(Hierarchical Schematic)透過頂層功能區塊與下層 Sub-Sheet 組織複雜電子設計,而不是將所有電路分散在多張彼此缺乏結構關係的平面式圖紙中。 對現代高密度硬體而言,這種架構化方法非常重要。它可以協助管理複雜訊號路徑、降低連線錯誤,並讓設計更順利地轉換成多層 PCB 製造資料。 什麼是階層式原理圖? 階層式原理圖是一種結構化電路設計方法,專案......
Sep 03, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 逆向工程完整指南:BOM、Netlist、X-Ray、HDI 與 Gerber 重建
重點摘要 遵循三階段流程:依序完成 BOM 元件對應、Netlist 提取,最後才進行 DFM 與 PCB Layout 重建。 相信實際量測的 Netlist:所有連接關係都應使用電表直接驗證;當電氣量測結果與影像判讀不一致時,以實際電氣資料為準。 依 PCB 密度選擇成像方式:外層可以使用掃描影像,但對具有盲孔/埋孔的 HDI PCB,應依賴 Micro CT 或逐層去層分析。 重新計算走線阻抗:不要直接複製原板走線寬度,必須根據新的 PCB Stackup 與介電層厚度重新計算。 透過電路環境辨識 IC:沒有標記的晶片可以透過電源腳、Pinout、周圍元件以及通電後訊號來判斷其功能。 每當需要進行 PCB 逆向工程時,最常見的壞消息往往是:PCB 本身仍然可以正常運作,但原供應商已經不存在,而且原始設計檔案也已遺失。您手上只剩下實體電路板,卻沒有任何背後的設計資料。 在本指南中,您將了解: 什麼是 PCB 逆向工程,以及哪些應用情境屬於合理用途 從元件對應到經過驗證 Netlist 的三階段工作流程 應該使用哪種成像方法:平面掃描、X-Ray、CT 或 Delayering 如何分析 HDI......
Sep 03, 2026
設計基礎與原理圖
Raspberry Pi HAT 設計指南:GPIO、EEPROM、電源與 PCB 佈局
Raspberry Pi 是一款功能強大的開發板,但單靠它本身並不足以滿足所有專案需求。有時我們會需要額外功能,例如高功率驅動器、即時時鐘,或更穩定的 UPS 電源系統,為周邊的不同感測器供電。這時,HAT 就成為將 Raspberry Pi 擴充成專用系統最簡單的方式之一。 這正是 Raspberry Pi HAT 如此實用的原因:您可以根據應用需求增加額外電路。當需求改變時,只要拔下 HAT,就能立即讓 Raspberry Pi 恢復原本的狀態。 在本指南中,您將學到: 什麼是 Raspberry Pi HAT Raspberry Pi 5 的主要 HAT+ 規範 如何使用 40-pin GPIO 排針 電源與反向供電需要注意哪些事項 邏輯準位轉換如何保護 Raspberry Pi ID EEPROM 如何讓擴充板成為正式規範的 HAT 如何進行 PCB 佈局並投入製造 閱讀完本指南後,您將掌握一套可重複使用的設計流程,未來設計任何 Raspberry Pi 擴充板時都能套用。不需要從零開始設計,本文最後也提供了可供參考的範本。 什麼是 Raspberry Pi HAT? Raspberry ......
Sep 02, 2026
設計基礎與原理圖
System on Module(SoM)設計指南:載板設計與 Chip-Down 比較
直接使用裸 System on Chip(SoC)設計客製化嵌入式硬體,通常需要面對高速記憶體佈線、RF 調校與電源時序等複雜問題,因此開發速度較慢、設計難度較高,風險也更大。System on Module(SoM)則可以繞過這些障礙。模組供應商會將核心運算子系統,包括 CPU、RAM、儲存裝置與 PMIC,整合到經過預先驗證的模組中,讓您可以將工程資源集中在客製化載板設計上。 本指南將說明什麼是 System on Module、什麼情況下 SoM 比 Chip-Down 設計更適合,以及如何從模組選擇、介面規劃、PCB 佈局一路到原型製造,設計一片可靠的 SoM 載板。 本指南將介紹: 什麼是 System on Module(SoM),以及它與 Chip-Down 設計有何不同 什麼情況下 SoM 是更合適的工程選擇 SoM 架構如何將核心模組與載板分開 SoM 載板的實際設計注意事項 如何為產品選擇合適的 SoM 什麼是 System on Module(SoM)? System on Module(SoM),也稱為 Computer on Module(CoM,電腦模組),是一種緊湊且......
Sep 02, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 平底沉孔指南:Counterbore Hole 類型、用途與設計重點
前言 在複雜的印刷電路板(PCB)領域中,可靠度、精準度與功能性都是最重要的考量。平底沉孔(Counterbore Hole)是 PCB 設計中有時容易被忽略、卻十分重要的結構。這項看似簡單的設計特徵,對於確保元件精準對位與牢固安裝具有相當重要的作用。本文將介紹平底沉孔、不同類型、用途,以及將其整合到 PCB 設計中的最佳實務。無論您正在設計全新的 PCB,還是改善現有設計,了解平底沉孔都有助於提升電子設備的整體性能與品質。 什麼是平底沉孔? 平底沉孔是一種在孔口具有圓柱形凹槽或擴孔結構的孔。這個凹槽專門用來容納螺絲頭、螺栓頭或其他固定機構,使固定件可以與 PCB 表面完全齊平,或略低於 PCB 表面。平底沉孔的主要作用,是確保元件安裝在正確高度,提供有效且安全的固定位置,同時避免干涉電路板或外殼中的其他部分。 平底沉孔的類型 標準平底沉孔 標準平底沉孔廣泛應用於一般 PCB 應用中。其設計可以容納固定件或常見螺絲頭。這些孔可以確保螺絲與表面齊平,並提供一種簡單的方法,將物件或元件固定到 PCB 上。 精密平底沉孔 精密平底沉孔採用更高精度的加工方式,以符合高精密應用所需的特定公差。在高頻或高精度......
Sep 01, 2026
設計基礎與原理圖
4 層 vs 6 層 vs 8 層 PCB:如何選擇合適的疊構
在电子产品中随意选择 PCB 层数,可能会导致严重的讯号完整性问题。这就是为什么我们总是在开始 PCB 设计之前先规划疊構。PCB 疊構决定了电路板的类型,以及它在高频条件下的性能表现。许多因素都会直接影响 PCB 疊構,包括阻抗匹配、佈线密度、讯号与电源完整性、电磁相容性(EMC)以及成本。在设计之前了解需求,以及确认 PCB 中最关键的元件,也同样重要。最佳层数取决于功能需求与可制造性限制。本文将介绍 PCB 疊構的基本原则、比较 4 层、6 层与 8 层 PCB,并提供实用的层数选择指南。 1. 什么是多层 PCB? 多层 PCB 由交替排列的铜层(讯号层与平面层)堆叠而成,各铜层之间以介电材料(Core 与 Prepreg)隔开。如果只有 2 层,我们通常会将讯号与电源走线混合佈设;但随着层数增加,并不是每一层都适合进行讯号佈线。内层通常会配置连续的电源层与接地层,以实现低阻抗配电,并提供 EMI 屏蔽。外层通常用于元件摆放与佈线。对于疊構规划与各层用途的专业指导,PCB 制造商与 EDA 资源通常都会提供典型范例与建议。 2. PCB 疊構基础:术语与设计目标 需要牢记的关键术语与设计目......
Aug 28, 2026
設計基礎與原理圖
基礎電子元件入門指南:功能、符號與 PCB 應用
從簡單的 LED 手電筒到微控制器開發板,每一種電路基本上都由相同的一組常見電子元件所構成。本指南將介紹您最常遇到的十大基礎電子元件: 每種元件的功能 它如何運作 關鍵規格 工程師通常在哪些地方使用它 閱讀完本文後,您將能在原理圖、PCB 或零件盒中辨識這些電子電路元件,並清楚了解每一種元件存在的原因。這些電子元件是幾乎所有 PCB 與電子電路的基礎組成單元。 圖:基礎電子元件,包括電阻、電容、二極體、電晶體、繼電器與晶體振盪器。 PCB 組裝所需電子元件 立即尋找元件 JLCPCB 零件庫專為 PCB 組裝而設計,提供來自授權經銷商的 700,000+ 種電子元件,讓使用者可以預先選擇已驗證且可直接用於製造的零件。 將元件採購與 PCB 組裝整合在一起,有助於簡化 BOM 準備流程、降低採購風險,並讓產品從電路設計到完成組裝板的轉換更加順暢。 基礎電子元件清單:快速比較 以下是一份電子元件快速參考表,列出每種元件的主要功能以及所屬類別。 元件 主要功能 類別 電阻 限制電流 被動元件 電容 儲存電荷 被動元件 電感 儲存磁能 被動元件 二極體 允許電流單向流動 主動元件 LED 發光 主動元件 ......
Aug 28, 2026
設計基礎與原理圖
階層式設計:讓複雜 PCB 專案更易於管理
重點摘要 階層式設計能將複雜 PCB 專案,從難以管理的單頁原理圖噩夢,轉化為組織清楚、模組化且易於管理的系統。透過將大型原理圖拆分為具備清楚介面的功能區塊,工程師可以大幅改善組織性、減少錯誤、提升重用性,並讓團隊協作更加順暢。這種方法不僅能簡化除錯與佈局,也能帶來更好的 DFM 結果與更快上市時程,因此已成為現代複雜 PCB 設計的首選方法。 您是否曾經拿到一份把 300 個 元件 塞在同一頁上的原理圖,並忍不住想說:「這也太糟了吧」?網路線到處亂跑、標籤幾乎難以辨識,電源區塊還被高速訊號包圍。如果這聽起來很熟悉,那麼階層式設計正是您一直在找的方法。隨著電路板變得越來越複雜,把所有內容畫在一張巨大圖頁上的做法已經不再可行。現代產品會在同一片 PCB 上整合處理器、電源管理、RF 前端,以及數十種介面。 如果試圖用單一平面視圖處理所有內容,就等於是在要求錯誤、遺失連線,以及非常漫長的除錯流程發生。本文將拆解階層式設計的概念與特性、它的優點,以及必須遵守的核心規則。我們也會說明如何將階層式專案從原理圖推進到製造,以及 JLCPCB 這類製造商在其中扮演的角色。 了解 PCB 專案中的階層式設計 什麼......
Aug 19, 2026
設計基礎與原理圖
為什麼乾淨的 PCB 網表是成功製造的基礎
重點摘要 乾淨的 PCB 網表是成功製造的基礎,它是連接原理圖與實體 PCB 佈局的單一事實來源。透過確保元件資料、網路連接與版本控制的準確性,網表可避免高成本錯誤、提升良率,並實現可靠生產。掌握 IPC-D-356 網表最佳實務,可幫助工程師降低風險,並透過 JLCPCB 獲得高品質成果。 您是否曾好奇,精心繪製的原理圖與製造完成電路板上的真實銅箔走線之間,究竟是如何連結的?答案就是 PCB 網表。它是一個簡單的文字檔,包含設計中的所有電氣藍圖。否則,原理圖只是一張您正在設計內容的圖,而佈局也只會是幾何圖形。 在您的電路中,每一個電氣連接都應有一個單一事實來源:網表。它用來告訴佈局工具哪些腳位連到哪些網路、有哪些元件,以及它們彼此之間的關係。在本文中,我們將探討網表的意義、網表應包含哪些內容,以及即使是經驗豐富的工程師,在處理網表時也可能犯下的常見錯誤。 原理圖設計與實體佈局之間的橋樑 基本上,PCB 網表是一個 ASCII 文字檔,包含電路中的所有電氣連接,但不包含圖形資料。您可以把它視為一個抽象層級。原理圖代表設計意圖,由符號與連線組成。您的PCB 佈局則以焊盤、走線與導孔呈現實體現實。網表......
Aug 17, 2026
設計基礎與原理圖
為什麼導孔縱橫比對可靠的 PCB 製造至關重要
PCB 通孔 (Via) 長寬比基礎 你是否曾收到 PCB 批次,回流或熱循環後出現間歇性斷路?問題通常出在一個不受重視的參數:通孔長寬比 (Aspect Ratio)。它是板厚與鑽孔直徑的比值,直接決定電鍍通孔的可靠性。比例過高時,電鍍化學無法在孔深處沉積足夠銅,造成薄層、氣孔,甚至裂紋。 通孔長寬比定義與計算 通孔長寬比 = 板厚 / 鑽孔直徑(機械鑽孔直徑)。單位通常為毫米 (mm)。電鍍後孔徑會減少約 2 倍銅厚。 範例: 標準 2 層板:1.6 mm 厚板,0.3 mm 鑽孔 → 1.6 / 0.3 = 5.3:1 4 層板小孔:1.6 mm 板,0.2 mm 鑽孔 → 1.6 / 0.2 = 8:1 厚多層板:2.4 mm 板,0.2 mm 鑽孔 → 2.4 / 0.2 = 12:1,超過標準製程能力 長寬比對電鍍品質的影響 長寬比過高會造成: 孔壁中心銅層過薄 → 電氣弱點 氣孔與夾雜物 → 導電降低,熱循環時應力集中 孔壁裂紋 → 回流或熱循環時 Z 軸膨脹導致裂紋 標準指南與限制 通孔類型 典型長寬比範圍 板材背景 備註 標準通孔 6:1 – 8:1 2-6 層 FR4,1.6 ......
Jun 08, 2026
設計基礎與原理圖
光電二極體與光電晶體的差異
兩個世紀以來,光敏元件已被廣泛應用,主要用於無線應用。從自動路燈到您的電視遙控器。光電二極體和光電晶體管是實現此功能的兩種最受歡迎的元件。這裡的主要原理是將光能轉換為電信號,然後處理這些電信號以採取進一步行動。然而,光電二極體和光電晶體管的操作過程、信號類型和應用有顯著差異。了解這些差異可以幫助您為您的電子設計選擇合適的元件。 什麼是光電二極體? 光電二極體是一種半導體電子元件,當光線照射到預先封裝的矽、砷化鎵、砷化銦鎵、碳化矽或其他半導體晶圓的背面或正面時,會產生電荷(基於電子和電洞對)。光電二極體本質上是一個 PN 接面二極體,但以逆向偏壓操作。當施加逆向偏壓時,會形成一個空乏區。當光線照射到接面時,所產生的電子和電洞對被稱為光電流。 光電二極體的電路符號 (指向二極體的箭頭表示入射光。) 結構 光電二極體是一個單一的 PN 接面。它由半導體材料組成,例如用於可見光和近紅外應用的矽 (Si),或用於紅外應用的砷化鎵 (GaAs)。 工作原理: 光電二極體主要在逆向偏壓下工作。在逆向偏壓下,空乏區擴大,更多由光感應產生的載流子有機會支持電流。操作有兩種模式: 光伏模式(無外部電源) 當光電二極體......
Jun 03, 2026
設計基礎與原理圖
印刷電路板上空白區域鋪銅的重要性
在 PCB 設計中,過多的空白區域沒有銅箔會對製造和最終產品的品質產生負面影響。放置銅箔填充意味著用平面銅填充 PCB 上未使用的空間。這是 PCB 設計的重要一環,所有主要的 PCB 設計軟體都能自動放置銅箔填充。銅箔填充有助於建立 EMC,因為它能降低接地阻抗、透過減少電壓降來提高電源效率,並透過縮小迴路面積來減輕 EMI。 JLCPCB 擁有五座自營的智慧生產基地,並一直使用業界領先的設備和原材料來生產高品質 PCB。JLCPCB 對 PCB 的所有生產環節都有卓越的控制。在本文中,我們將一窺 JLCPCB 工廠,探討 PCB 如何進行電鍍和蝕刻,並了解為什麼在未使用的板面區域進行銅箔填充很重要,以及使用銅箔填充時需要注意的事項。 您可能會問:將未使用的區域留白難道不會因為使用較少的銅而節省成本嗎?答案是:會,但在空白區域保留銅對品質和良率有好處,而這些更為重要。 未使用的區域留白 未使用的區域以銅箔填充 外層銅箔填充:雙層與多層板 一旦乾膜被應用到板子上後,它們會被放入電鍍液中,使用固定電流進行電鍍。 已完成圖像轉移的 PCB 準備進行電鍍 未被乾膜覆蓋的裸露銅面,在電流的作用下,會因溶液......
Jun 01, 2026
設計基礎與原理圖
使用 Raspberry Pi 與 PCB 設計探索物聯網應用
物聯網(IoT)正在影響我們與科技互動的方式。它指的是一個由實體裝置、車輛、家用電器和其他嵌入電子元件、軟體、感測器和連線功能的物品所組成的網路,使這些物件能夠連接並交換資料。由於其靈活性和低成本,Raspberry Pi 這種小巧且價格實惠的電腦,已成為物聯網應用的熱門選擇。在本文中,我們將探討如何將 Raspberry Pi 和 PCB 設計結合使用,以創造創新的物聯網應用。 物聯網應用的一個重要面向是連接裝置所有元件的電路板設計。在規劃階段,必須定義物聯網裝置、選擇感測器和致動器、確立電源需求,以及選定通訊協定。設計人員若能遵循物聯網應用的最佳 PCB 設計指南,就能確保其裝置安全、可行且值得信賴。 遠端監控和先進的動物追蹤、非接觸式體溫監測和天氣狀況追蹤偵察,以及自動化灌溉系統,僅是 Raspberry Pi 可應用於眾多物聯網(IoT)項目中的一小部分。 由於其低成本、體積小和低功耗的特性,使其成為製作易於設定和維護的物聯網裝置的絕佳選擇。設計人員可以透過將 Raspberry Pi 與 PCB 設計相結合,來創建滿足其專案特定需求的客製化解決方案。 Raspberry Pi 與 PCB......
Jun 01, 2026
設計基礎與原理圖
PCB拼板設計關鍵技術:從原型到量產的工藝規範
在PCB量產階段,拼板設計爲必需工藝環節,其核心目標是適配自動化生產線的物理約束與加工要求,保障生產連續性與良率穩定性。 一、拼板設計的量產必要性 PCB拼板(Panelization)的核心作用,在於適配自動化生產設備的機械約束。若無合規拼板設計,微型或異形單板難以完成SMT全製程。 1. 適配機械傳輸需求 SMT生產線導軌具有固定夾持尺寸,小規格單板無法被穩定抓取。增設工藝邊可使微型單板順利通過傳輸、貼片、迴流焊等全工序。 2. 優化生產效率 貼片機換線、對位存在固定耗時,採用多聯拼板(Array)可單次完成多片PCB加工,有效減少設備空轉時間,提升單位時間產能。 3. 強化元器件防護 邊緣含懸空器件或外形不規則的異形PCB,拼板結構可提供機械支撐,降低迴流焊高溫環境下的翹曲與變形風險。 二、V-Cut分板工藝:應用特性與適用範圍 V-Cut爲當前主流拼板分板工藝,通過在PCB上下表面加工V型槽,保留約1/3板厚實現單板連接。 1. 核心設計參數 剩餘連接厚度:常規取值0.3mm~0.5mm。厚度過大易導致分板困難,過小則焊接過程中易發生斷裂。 禁布區域:元器件中心與V-Cut線間距需≥2mm......
May 20, 2026
設計基礎與原理圖
去耦電容 vs 旁路電容:有什麼差別
在現代電子電路中,電容器的兩大核心用途是儲存能量與調節訊號。在直流或低頻環境下,電容器形同開路,主要負責去耦合——穩定電源並濾除電壓變動;在高頻(交流)環境下,其阻抗降低,可充當旁路電容,將雜訊與不需要的訊號導向接地。 簡言之,電容器不是用於去耦合就是旁路——兩者聽來相近,實則角色截然不同。本文將拆解旁路與去耦合電容的差異,並說明兩者在電子設計中的關鍵性。 什麼是旁路電容? 旁路電容可將高頻雜訊從電路的特定位置導走,通常用於把電源線上的輸入雜訊接地,藉此「避開」雜訊,保護敏感元件。實務上我們會並聯兩顆不同值的電容來旁路,原因在於:旁路電容需盡量靠近 IC 的電源與接地腳,提供一條低阻抗路徑給交流雜訊。不同容值對應不同頻率的電抗:小容量對高頻更敏感,能更輕鬆地讓高頻通過。主要功能包括: 將高頻交流雜訊短路到地。 在接腳層級保持電源「乾淨」。 最常見的例子是晶體放大器中的射極旁路電容:把不需要的交流電流導離射極電阻,提升交流增益。 什麼是去耦合電容? 去耦合電容則用於隔離電路的不同級,兼具儲能功能。當電路在快速切換瞬間需要大電流時,它能就近提供能量,避免電壓跌落,穩定供電軌,降低電源漣波。常見於PMI......
May 20, 2026
設計基礎與原理圖
分線板在電子原型製作中的角色
轉接板是原型設計的核心,幾乎涵蓋所有類型,從感測器到模組,再到開發板。當我們需要實現一個電路卻又不想用焊接方式連接時,轉接板就能派上用場。舉例來說,Arduino 擁有非常龐大的社群支援,如今其套件幾乎涵蓋所有感測器轉接板。你可以購買包含不同模組與感測器轉接板的套件,這些都與 Arduino 相容。本教學將著重介紹轉接板的類型以及如何挑選合適的板子,最後討論一些應用,並說明如何從轉接板過渡到真正的 客製化 PCB。 轉接板基礎 一塊轉接板基本上包含三個元件:首先是 PCB 本身,所有東西都將架構於其上;其次是主要的 IC 或感測器;最後為了讓一切協同運作,我們需要一些介面電路,例如電阻、電容等。這些元件共同構成轉接板。與不同微控制器的相容性也是必須考量的重點。如今我們有了可直接插入麵包板或母排的排針,便無需焊接,這讓轉接板成為遊戲規則的改變者。 假設我想在其他地方使用同一個模組,只需從第一個來源拔下,再插入第二個即可。我們通常採用 2.54 mm 排針作為標準,也與麵包板相容。我們將討論它們的類型。通常它們涵蓋溫度、壓力、加速度……只要你能說得出來,幾乎都能用轉接板測量。 轉接板類型 為此你需要了......
May 20, 2026
設計基礎與原理圖
什麼是斷路器:類型與應用
電路可能受損,導致其可靠性下降。因此,需要使用電路保護裝置來保護電氣電路。通常,保險絲、扼流圈、去耦電容器、齊納二極體和保護二極體就足以防止電子設備發生意外。在電氣系統中,也會使用斷路器來達到相同目的。斷路器可被定義為一種開關裝置,透過充當開關並中斷電流來防止電氣系統受損。本文將深入探討斷路器及其各種類型,研究其優缺點、運作原理等。透過我們有趣的部落格文章,了解更多關於電子與 PCB 的知識。 什麼是斷路器? 斷路器是一種可手動或自動操作的開關機構,當偵測到電氣電路中出現異常電流或故障時,會切斷電流,從而減少過載和短路的情況。 斷路器的功能與保險絲相同,但與保險絲不同的是,它們在啟動或觸發時不會被損壞或燒毀。與保險絲不同,我們不需要更換它們,只需在確認故障後重新設定即可。當發生過載時,斷路器會開啟電路以防止任何損害。它們內含一個開關,可在跳脫後恢復到閉合位置。斷路器常用於家庭、工業和商業電氣裝置中,以保護設備免受損壞。 如何選擇斷路器: 選擇斷路器時,您需要了解其規格。主要考慮因素包括: 電壓額定值: 電壓額定值是指可施加於斷路器兩端的最高電壓。了解您的應用需要多少電壓,並選擇能夠承受該電壓的斷路......
May 20, 2026
設計基礎與原理圖
理解電氣示意圖:全面指南
電氣原理圖對於理解與排除電氣系統故障至關重要。無論你是電工還是工程科系學生,學會閱讀原理圖都是一項寶貴的技能。 什麼是電氣原理圖? 電氣原理圖是以標準化符號來描繪元件及其連接關係的電路圖形表示法。原理圖傳達電路的設計與功能,使其運作方式更易於理解。 符號是電路圖的基礎,讓工程師、電工與技術人員無需額外文件就能理解電路功能。這些符號在國際上已標準化,使原理圖能跨越語言與地區被解讀。 電氣原理圖中常見的關鍵元素包括 1. 符號:使用標準化符號表示電阻、電容、二極體、電晶體、電源等元件。此處附上一篇詳細介紹各種符號及其設計原理的文章。 [連結:電路符號:理解電氣與電子圖表的關鍵,發表於 JLCPCB] 2. 線條:線條代表元件之間的電氣連接或導線,顯示電路中各元件的電氣連接方式。 3. 節點:是兩個或多個元件或導線的連接點,通常以圓點或接點表示,如上圖所示。 4. 標籤與註解:提供額外資訊,例如元件數值(如電阻的歐姆值、電容的法拉值)、零件編號或電路運作的特定說明。 5. 電源與接地:通常會包含指示電源與接地連接點的符號,顯示電路與其電源的連接位置。 電氣原理圖是工程師、技術人員與愛好者的重要工具,提供......
Apr 27, 2026
設計基礎與原理圖
了解並運用電子專案中的轉接板
1- 什麼是轉接板(Breakout Boards)? 轉接板讓你更輕鬆地將電子元件連接並整合到印刷電路板(PCB)上。它們把積體電路(IC)或其他元件的接腳「拉出」,變成更易於使用與連接的排列方式,使工程師、學習者與開發者不必直接處理 IC 或感測器上難以焊接的接腳,就能快速完成連接與介接。 2- 轉接板的種類 - 感測器模組: 感測器模組用來連接各種感測器,例如 氣體、溫度、濕度、壓力與動作感測器。它們通常已內建供電與訊號處理電路,可透過微控制器或其他裝置輕鬆讀取感測資料。 氣體感測器: - 通訊模組: 這類模組讓不同元件或系統之間能夠通訊。常見類型包含序列通訊板(UART、SPI、I²C)、無線通訊板(Bluetooth、Wi-Fi、ZigBee)與網路通訊板(Ethernet),大幅簡化為專案增加通訊功能的流程。 - ESP8266 開發燒錄板(USB 轉 TTL 序列): - MAX485 TTL 轉 RS485 轉換模組: - 介面模組: 介面模組用來轉換或管理各種資料協定與介面,例如 USB、HDMI 或 VGA。它們可連接顯示器、儲存裝置或其他周邊,讓整合更輕鬆。 - USB Ty......
Apr 27, 2026
設計基礎與原理圖
什麼是防焊層,它如何影響您的 PCB 設計?
防焊油墨(solder mask)在 PCB 製造中或許不是最刺激的話題,但絕對是最關鍵的一環。若沒有適當的防焊層,您的印刷電路板(PCB)可能出現短路、橋接、腐蝕等昂貴又耗時的問題。因此,若想確保電子產品的品質、可靠性與壽命,您必須徹底了解防焊油墨——從其用途、種類到應用與設計實踐。在本終極指南中,我們將用清晰的說明、視覺輔助與實際案例,帶您掌握所有必備知識。無論您是經驗豐富的工程師還是好奇的業餘玩家,都能獲得寶貴見解與實用技巧,提升對防焊油墨的理解並取得更好的成果。現在,就讓我們一起潛入防焊油墨的迷人世界,揭開它的秘密! 防焊油墨的用途是什麼? 在深入細節之前,先釐清防焊油墨的目的與優點。簡單來說,防焊油墨是一層薄薄的聚合物材料,用來覆蓋並保護 PCB 上的銅箔線路,免受灰塵、濕氣與高溫等外部因素侵害。防焊層也提供絲印與元件之間的視覺對比,方便檢修。此外,它能提升可焊性,阻止焊錫流到非預期區域,避免橋接與短路。 防焊油墨的主要功能之一是保護銅箔線路免受外部因素影響,並確保 PCB 的可焊性。例如,灰塵與髒汙會累積在銅箔上,降低導電性,導致訊號損失或雜訊;濕氣則可能腐蝕銅箔,使其斷裂或弱化,造成......
Mar 27, 2026
設計基礎與原理圖
理解示意圖:設計逐步解說
每個電子設計都基於一份電路圖。這份電路圖 是藍圖,顯示電子元件如何連接以形成電路。電路圖如同路線圖,指出電流與訊號將如何從輸入級流向輸出級。在實際製作 PCB(印刷電路板)之前,我們通常先設計電路圖。當需要修改電路時,主要工作先在電路圖層級完成,之後再依規格調整 PCB。此外,在電路運作與除錯時,電路圖與線路圖也扮演重要角色。 本文將檢視一份可實際運作的電路圖,其中結合了:電源、輸入處理、數位訊號處理器(DSP)、輸出級、LCD 顯示器,以及透過微控制器進行控制。這是一塊已完全測試並製作完成的 PCB,可供教學使用。理解電路圖的每個部分,也能讓你深入了解這份電路圖如何為PCB 設計提供指引。 什麼是電路圖? 電路圖是電子電路的符號化表示。它並非顯示實體外形或走線方式,而是使用符號代表電阻、電容、IC 與連接器等元件。電路圖用於佈線與印刷電路板(PCB)設計。線條表示電氣連接,對標示訊號、電壓與接地參考非常重要。在 PCB 設計流程中,電路圖階段(第一步)將設計的邏輯與功能定義到佈局或走線上。 理解電路圖: 這份電路圖 展示了一個音訊訊號處理系統,類比立體聲輸入經過調整後,由 DSP 處理。此外,使......
Mar 27, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 基礎 2:設計準則
歡迎來到我們 PCB 基礎系列第二篇文章。本文將深入探討實現最佳 PCB 設計性能與功能的關鍵設計準則。不論您是電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生或業界專業人士,掌握這些準則都能讓您打造出高品質的 PCB 設計。 讓我們與 JLCPCB 一起深入細節! 元件擺放: 有效的元件擺放對於 PCB 的最佳性能至關重要,它影響訊號完整性、熱管理與可製造性。 討論元件擺放時,請考量與熱源、訊號路徑及連接器的距離等關鍵因素。 強調類比與數位元件分離的重要性,以降低干擾;並指出將高速元件靠近訊號源擺放,可減少訊號衰減。 為降低訊號衰減,應縮短高速元件與訊號源之間的走線長度;較短的走線可減輕寄生元件造成的訊號損失、反射與失真。 將高速元件靠近訊號源擺放,可控制阻抗並降低串擾與雜訊耦合,從而提升訊號品質並降低訊號損壞的風險。 走線佈線: 正確的走線佈線對訊號完整性、EMI/EMC 合規性及阻抗控制至關重要。 為保持訊號完整性,必須透過正確的走線佈線技術將訊號反射降至最低。訊號反射會在傳輸線阻抗突然變化時發生,導致訊號部分反射,進而造成訊號劣化與時序錯誤。若要減少反射,應使用受控阻抗走線,使傳輸線阻抗與源端及負載匹配......
Mar 27, 2026
設計基礎與原理圖
USB-3.0 差分訊號設計指南
在資料傳輸的世界裡,USB 3.0 就像 USB 2.0 的「閃電俠」。USB 2.0 號稱「高速」,卻只能以 480 Mb/s 蹣跚前進;而 USB 3.0 的 SuperSpeed 則衝上 5 Gb/s,快了十倍以上。然而這樣的速度飛躍,帶來了全雙工運作,以及在專用接腳上新增差動發射(SSTX)與接收(SSRX)對。USB 2.0 的 D+/D– 線路負責枚舉與向下相容資料,而兩條新的 5 Gb/s 高速差動對則分別承載雙向 SuperSpeed 資料。在維持向下相容的同時,USB 3.0 連接埠仍可接受 USB 2.0 裝置,但速度會降回較慢速率。在這麼高的頻率下,走線就像微波傳輸線,一點 佈局 失誤都可能導致阻抗不匹配與串擾。 如前所述,USB 3.0 的 SuperSpeed 通道使用專用發射對(SSTX+ 與 SSTX–)與接收對(SSRX+ 與 SSRX–)。每對都承載以地為參考的高速類比訊號,並支援全雙工通訊。SSTX/SSRX 對必須視為受控阻抗傳輸線。實務上,這些訊號應平行佈線,保持等間距、嚴格的長度匹配,以及完整的回流路徑。我們將在文章中進一步討論這些概念。 差動對走線: 在......
Mar 04, 2026
設計基礎與原理圖
電容額定電壓詳解與範例
電容器雖然體積小卻是能量高手,但它們不僅僅用來供電;在訊號調理中也大量派上用場。今天我們要深入探討不同類型電容器的電壓額定值。它們看起來很簡單:小罐子、圓盤或晶片焊接在 PCB 上。你會在電容器外殼上看到許多資訊,其中就包括電壓額定值與電容值。這些可不是隨便印上去的數字,而是電子設計中的關鍵參數。選電容卻不看電壓額定值,就像買氣球卻不問它能撐多少空氣。 吹太多氣,氣球會變形甚至爆開;電容也一樣。讓電容在超過額定電壓下工作,可能導致電路故障、電路板燒毀,甚至給你來個爆炸驚喜。本文將說明電容電壓額定值的意義、如何決定,以及超標會發生什麼。我們也會談到極性的角色,以及不同類型電容在耐壓上的差異。 什麼是電容的電壓額定值? 電容的電壓額定值,是指電容兩端能持續承受而不被擊穿的最大電壓。這裡只談持續電壓,不包含瞬間突波。持續電壓又稱為電容的工作直流電壓。此外還有突波電壓,通常比工作電壓高 10–15%,但只能短時間施加。持續電壓額定值定義了電容運作的上限,超過就可能損壞或摧毀元件。電容外殼通常會同時標示電容值與電壓額定值(例如 100 µF, 25 V)。 電壓額定值如何決定? 1. 介電材料 介電質是位於......
Mar 04, 2026
設計基礎與原理圖
理解阻抗及其在 PCB 設計中的角色
阻抗是電機工程與電路設計中的基本概念。今天我們將概述阻抗,說明阻抗公式,介紹阻抗計算器等工具,並解釋阻抗如何影響 PCB 設計中的焊劑與元件選擇等因素。 什麼是阻抗? 阻抗(Z)代表交流電路中對電流流動的總阻礙,由電阻(R)與電抗(X)組成。電阻直接阻礙電流,電抗則儲存與釋放能量,兩者共同於交流系統中阻礙電流。 阻抗公式為: Z = R + jX 其中: R 為電阻分量 X 為電抗分量 j 為虛數單位 電阻為固定值,電抗則隨電容與電感的頻率而變,因此交流電路中的阻抗與頻率相關。阻抗計算器可根據給定頻率下的 R 與 X 值計算阻抗。 阻抗公式顯示阻抗具有大小與相位兩部分。大小(|Z|)計算如下: |Z| = √(R² + X²) 相位角(θ)為: θ = arctan(X/R) 此電壓與電流間的相位關係在交流供電系統中十分重要,變壓器與馬達等元件需正確的相位角,相位亦會影響功率因數,因此大小與相位皆為阻抗的關鍵考量。 集膚效應 在高頻下,交流電傾向於主要沿導體外表面流動,這一現象稱為集膚效應,使電子宛如在表面附近起舞,導致有效電阻增加,因電流被限制在靠近表面的較小截面積內。 集膚效應源於導線電感產生......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
關於 PCB 絲網印刷你應該知道的事
印刷電路板(PCB)表面的印刷文字、符號、標記與圖像層,稱為 PCB 絲印。作為 PCB 製程的一環,它將特定油墨或類似油墨的物質印刷在 PCB 表面,以提供元件位置、組裝指示與識別資訊。 在接下來的章節中,我們將更詳細說明絲印於 PCB 的優點,同時介紹三種製作絲印的方法及其各自的優缺點。 PCB 絲印印在電路層與防焊層之上,亦稱為元件面或頂面。特別的是,我們可在絲印層加入各種資訊,包括警告標誌、組裝指示、企業或品牌標誌、元件名稱、標記等。 完成防焊層與電路層後,我們在生產流程的後段進行 PCB 絲網印刷。利用細網版或模板將絲印油墨塗佈於 PCB 表面,以產生標記與資訊。為了在 PCB 背景上提供良好可視性,通常使用黑白等對比色作為絲印油墨。 · 採用絲印 PCB 列印的優點 人們選擇在 PCB 上進行絲印印刷主要有 7 個原因: 1. 元件識別 2. 組裝指引 3. 電路理解 4. 品牌與標誌擺放 5. 美觀 6. 合規與認證 7. 文件與參考 以元件識別為例,絲印透過印刷提供視覺指引,讓人快速辨認JLCPCB 元件。在實際應用中,它能作為不同元件的標誌、名稱或標籤。組裝、測試或維修時,這些識......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
選擇最佳 PCB 色彩——提升美觀與功能性
您想設計一款兼具卓越性能與美觀外觀的電子裝置嗎?PCB 防焊層的顏色在實現美學與功能性方面扮演著重要角色。您選擇的 PCB 防焊層顏色能展現電子裝置的獨特風格。不論是鮮豔的紅色、時尚的黑色,還是經典的綠色,顏色都能為設計定調。它能吸引目光、營造良好的第一印象,並提升整體產品體驗。選擇防焊層顏色時,務必考量目標客群、品牌形象與產品設計美學等因素,以打造視覺上吸引人的裝置。 由 JLCPCB 製造的 PCB PCB 顏色種類 常見顏色包括綠色、藍色、紅色、黑色、白色、紫色與黃色。 綠色 PCB 綠色是電路板最常見的顏色,尤其在傳統 FR-4 玻璃纖維板上。綠色 PCB 具備優異的可視性與對比度,讓人眼更容易辨識電路路徑與元件。它們通常具有良好的耐熱與耐濕性,且生產成本相對較低。 藍色 PCB 在特定工業與通訊領域較為常見。藍色具有良好的對比度,便於辨識元件與線路。 缺點: 1. 由於藍色 PCB 的產量不如綠色 PCB 高,小批量生產時價格可能略高。 2. 雖然藍色提供良好對比度,但在較暗環境中檢查焊點可能不如綠色 PCB 容易。 黃色 PCB 黃色 PCB 通常具備優異的散熱性能,有助於熱量逸散。這......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
發光二極體(LED)
發光二極體(LED)已成為現代電子產品的基石,從家用照明到複雜的工業系統皆可見其身影。將 LED 整合進印刷電路板(PCB)對各種應用至關重要,可提供高效、多功能且可靠的照明解決方案。本文探討 LED 的基本原理、歷史、類型、應用,以及在設計含 LED 的 PCB 時的關鍵考量。 什麼是 LED? LED 是一種半導體元件,當電流通過時會發光。與傳統白熾燈泡不同,LED 無需加熱燈絲來產生光,而是利用電致發光:電子與電洞在元件內部復合,以光子形式釋放能量。這種方式讓 LED 更高效且發熱更少。 LED 的歷史 電致發光的概念最早由 Marconi Labs 的 H.J. Round 於 1907 年發現。然而,直到 1962 年,Nick Holonyak Jr. 在通用電氣工作時才開發出第一顆實用的可見光 LED。初期 LED 僅有紅色,經過數十年進展,已擴展至綠、藍、白光 LED,為廣泛應用鋪路。 LED 的類型 1. 標準 LED: 常見於指示燈與顯示器,提供多種顏色與尺寸。 2. 高亮度 LED: 用於需要更強光的應用,如手電筒與車用照明。 3. RGB LED: 透過紅、綠、藍光混合產生......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
在 PCB 設計中使用 ISP 燒錄埠的重要性
在 PCB 設計領域,優化空間與降低成本始終是首要任務。將 In-System Programming(ISP)連接埠直接整合到 PCB 上,是達成這些目標的有效方法之一。ISP 連接埠可在無須常駐燒錄元件的情況下,直接對板上的微控制器或其他可程式化裝置進行燒錄。本文將說明在 PCB 設計中使用 ISP 燒錄連接埠的重要性,並探討其如何節省成本與縮小板面積。 什麼是 ISP 燒錄連接埠? ISP(In-System Programming)連接埠是一組位於 PCB 上的引腳,可直接在板上對微控制器及其他可程式化裝置進行燒錄。這種方式無須在初次燒錄後仍將專用燒錄硬體留在 PCB 上。ISP 連接埠通常採用標準引腳排列,可與多種燒錄工具相容。 ISP 燒錄連接埠範例 使用 ISP 燒錄連接埠的優點 1. 節省成本:透過 ISP 連接埠,可省去專用燒錄連接器及相關元件,降低整體 BOM(物料清單)成本。 2. 縮小板面積:移除常駐燒錄元件後,可釋放寶貴的 PCB 空間,實現更緊湊的設計。 3. 彈性高:ISP 連接埠提供彈性的燒錄與除錯方案,便於在開發過程中更新韌體或進行修改。 4. 簡化設計:導入 I......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
在 PCB 設計中使用光耦合器的重要性
在 PCB 設計中,確保微控制器訊號的保護與可靠性至關重要。實現這一目標最有效的方法之一就是使用光耦合器。這些元件提供光學接地隔離,對於保護敏感的微控制器訊號免受高壓電路與雜訊干擾極為關鍵。本文探討在 PCB 設計中使用光耦合器的重要性,並重點介紹 JLCPCB 零件庫中提供的多種光耦合器型號。 什麼是光耦合器? 光耦合器(Optocoupler),又稱光隔離器(Optoisolator),是一種利用光線在兩個隔離電路之間傳遞電氣訊號的電子元件。它通常由一顆 LED 與一顆光電晶體管封裝在同一元件內。當電氣訊號施加到 LED 時,LED 發光並被光電晶體管接收,進而產生對應的電氣輸出。此機制在輸入與輸出之間提供電氣隔離,確保高壓不會影響敏感的低壓電路。 為何在 PCB 設計中使用光耦合器? 隔離:光耦合器在不同電路區段之間提供電流隔離,保護敏感元件免受高壓與雜訊影響。 訊號完整性:它們能防止雜訊環境造成干擾,維持訊號完整性,確保微控制器訊號保持乾淨與準確。 安全性:透過隔離高壓與低壓區段,光耦合器提升電子設計的安全性,降低損壞與電擊風險。 多功能性:光耦合器可用於電源電路、通訊介面與訊號處理等多種......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
理解 PCB 設計中的訊號反射與阻抗控制:關鍵技術與工具
每當訊號以數位方式從一點傳送到另一點時,都會改變訊號線的狀態。訊號狀態的變化在電路中傳播時可被視為電磁波。當電磁波遇到從一種介質到另一種介質的邊界時,就會發生訊號反射。波遇到邊界時,部分能量會以訊號形式繼續傳遞 ,另一部分則被反射。此過程將無限持續,直到能量被電路吸收或消散至環境中。 對電機工程師而言,發生邊界的介質通常以其電阻抗來描述;也就是說,邊界即為阻抗發生變化之處。 在 PCB 設計中,當電氣訊號沿著走線傳播並遇到阻抗不匹配時,就會產生反射。這種不匹配會使部分訊號反射回源端。反射可能導致訊號完整性問題,例如失真、雜訊與資料錯誤,在高速數位或射頻電路中尤其明顯。 為何反射雜訊是個問題? 由於訊號線上的反射,額外能量會累積在路徑中,導致訊號出現雜訊問題。反射雜訊會將訊號推向不可預測的值,並將原本確定性的訊號形狀變成隨機訊號。工程師的任務就是透過阻抗匹配,將反射訊號量降到最低,並最大化傳輸訊號量,使額外能量在累積並淹沒訊號前就被消散。 若反射脈衝的能量在下一個脈衝產生前尚未消散,能量將累積並疊加,此現象稱為疊加。反射後,若波的相位與振幅與原始訊號對齊,就會形成駐波。若傳輸線上形成駐波,將在訊號路......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
單面 PCB 設計:簡約與精巧的完美結合
PCB(印刷電路板)是一種關鍵的電子元件,既是電子元件的支撐體,也是它們之間電氣連接的載體。自 1925 年印刷電路板發明以來,PCB 設計變得越來越精密、多層且複雜。然而,最簡單的單面 PCB 仍廣泛應用於收音機、洗衣機、遙控器等工業產品中。 1. 單面 PCB 的結構 傳統 FR4 單面 PCB 僅能在其中一面佈線,單面覆蓋防焊層,雙面皆可印刷文字(依客戶設計而定)。由於單面 PCB 不使用電鍍製程,孔壁無銅(注意:以 JLCPCB 為例,依其板材與板厚,0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm 與 2.0 mm 板厚預設採用雙面板編號,成品孔內會有銅)。 2. 單面 PCB 的焊接 由於單面 PCB 僅單面有線路,焊接必須在與線路同側的裸露焊盤上進行。依元件結構不同,有兩種焊接方式: 1. 同面焊接 元件本體與線路位於同一側,多用於 SMT 元件。 2. 異面焊接 元件本體置於一側,線路位於另一側,常見於插件或穿孔元件。 3. 單面 PCB 的工程設計檔案 實際上,PCB 設計是分層的。 例如雙面 PCB 設計,頂層為正視圖,文字正向,成品板文字亦正向;底層則為反視圖(鏡像)。若底層設計時文......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
電路設計中的電氣原理圖符號
電氣原理圖符號是電氣設計的基礎,在電路設計中極為重要。這些統一的符號代表不同的電氣元件,如電阻、電容、電晶體與開關,能簡明地說明複雜電氣系統的運作方式。 無論是繪製簡單電路的愛好者,還是設計複雜系統的工程師,都必須正確理解並使用電氣原理圖符號。本文將介紹常見的原理圖符號、其應用,以及正確判讀與使用這些符號的重要技巧,並探討這些符號對於打造可靠電路的關鍵作用。 什麼是電氣原理圖符號? 電氣原理圖符號是在電路圖中用來表示電氣元件的標準圖形,用以說明電路的結構與元件連接方式。這些符號能簡化複雜電氣系統的理解,使設計師與工程師能繪製出人人皆可讀懂的準確圖面。 使用電氣原理圖符號可視化電路的運作,簡化設計與維護流程。由於這些符號全球通用,工程師與技術人員無論身處何地都能順利溝通。 常見電氣原理圖符號 電路圖使用多種符號來表示不同元件,以下為電路設計中最常見的符號: · 電阻: 電阻在圖中以鋸齒線表示,用來限制電路中的電流。 · 電容: 由兩條平行線構成,可儲存能量並阻擋直流、讓交流通過。 · 電感: 電感以螺旋線表示,通電時可將能量儲存在磁場中。 · 二極體: 三角形指向一條線,表示電流只能單向流動。 · ......
Jan 21, 2026
設計基礎與原理圖
了解電子設計中創建電路圖的流程
電子設計高度依賴繪製電路圖,因為電路圖顯示了如何組裝電路與系統。電路圖透過電氣連線描繪電子系統中各元件之間的連接關係,協助工程師在整體設計流程中進行構思與規劃。不論是簡單電路或複雜電子系統,繪製電路圖都能確保一切正確,便於除錯,並促進製造商與工程師之間的溝通。 本文將說明為何需要繪製電路圖、應採取的關鍵步驟、可使用的工具,以及確保設計成功的最佳做法。 電子學中的電路圖是什麼? 電路圖以圖形方式呈現電子電路,內容包含電阻、電容、二極體與電晶體及其電氣連接。與實際的接線圖不同,電路圖並不顯示零件的實體位置,而是揭示它們在電路中的邏輯連接與互連關係。 透過標準符號,電路圖能簡化最複雜的系統,方便工程師與設計師交流想法。在電子設計中,電路圖也極為重要,因為它能在組裝前就發現問題。 電路圖中的關鍵元件 要繪製結構良好的電路圖,必須正確呈現各種元件。以下是電路圖中常見的關鍵元件: · 電阻: 電阻在電路中以鋸齒線或矩形表示,用來限制電流流動。 · 電容: 電容以兩條平行線表示,可在電路中儲存與釋放電能,對濾波、穩壓與電壓平滑化至關重要。 · 電感: 電感為線圈狀導線,可儲存磁場能量,常用於濾波器、變壓器及其他......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
了解 PCB 設計與 PCB 佈局:全面指南
現代電子產品使用印刷電路板(PCB)組裝而成,它們以導電路徑連接電子元件。PCB 設計與佈局是電子裝置開發的重要階段,因為它們直接影響裝置的運作效能、可靠度與製造難易度。PCB 的佈局可以簡單到只有一層,也可以複雜到多層,決定了裝置的整體性能。本文將探討 PCB 設計與佈局的核心概念、各種 PCB 類型,以及讓它們正常運作的最佳方法。 什麼是 PCB 設計? PCB 設計是為即將建置於印刷電路板上的電路建立實體與圖像模型的流程,包含分離電子元件、決定其連接方式,並依正確順序在板上排列。在設計階段確保電子電路正常運作至關重要。 設計師在製作 PCB 前,會先繪製示意圖,說明電阻、電容、二極體與積體電路等元件如何協同工作。接著將示意圖轉換成實體佈局,顯示各元件在板上的確切位置。 · 示意圖設計 示意圖設計如同電路的藍圖,展示不同電子零件如何協同運作。需要縝密規劃,以有效排列零件並降低訊號混淆或雜訊等問題。 · 實體佈局 完成示意圖後,必須將其轉換成可供製造的實體規劃。PCB 佈局顯示電阻、電容、IC 等元件在板上的位置,以及銅箔走線如何連接它們。 印刷電路板(PCB)的類型 電子產品使用不同類型的 P......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 設計逐步指南:掌握電路板佈線的藝術
印刷電路板(PCB)是每個電子設備的關鍵元件,用於承載並連接電子零件。無論你正在為高科技醫療設備、工業機械或家用電子產品打造電路,學習 PCB 設計都能確保你的電路既可靠又功能完善。本教學將帶你認識 PCB 設計最重要的步驟,提供佈局技巧、說明如何擺放零件,並介紹當今最先進的應用。 1. 什麼是 PCB 設計? PCB 設計是將電路圖轉化為實體電路板藍圖的關鍵步驟,它整合了積體電路、電容、電阻等各種電子零件。PCB 的結構決定了這些零件的實體位置、電氣性能、散熱能力以及製造的簡易程度。 2. PCB 設計的關鍵元件與術語 在開始繪製前,先了解以下核心元件與術語: 印刷電路板(PCB):電子組裝的基礎載板,由銅層、基材與防焊層組成。 電路圖:以圖形方式呈現電子零件及其連接關係,是 PCB 佈局的依據。 表面貼裝元件(SMD):直接焊在 PCB 表面,無需鑽孔。 插件元件:引腳穿過 PCB 孔洞並在背面焊接。 銅走線:連接各零件的細銅線。 3. PCB 設計流程:逐步指南 將電子裝置構想轉化為 PCB 需經過多個步驟: 定義需求與規格:繪圖前須明確電路需求,包括: 電壓與電流需求 訊號完整性考量 機械......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
電路圖設計在電子產品開發中的角色
電路圖設計在電子製作中扮演重要角色,它描繪了各種元件如何互動並結合以形成可運作的電路。準確且易懂的電路圖對各類電子產品都至關重要,從簡單裝置到複雜的工業設備皆然。本文將探討電路圖設計在電子領域的價值,以及構成電路圖的基本元件。 1. 什麼是電路圖設計? 電路圖設計是電路的一部分;在設計中,電阻、電容、二極體、電晶體與積體電路(IC)以相互連接的實體呈現。在印刷電路板(PCB)上,實際布局顯示元件應放置的位置;電路圖僅描繪電流如何流動以及訊號如何傳輸。它可作為工程師、發明者或技術人員判斷電路所有部分如何連接的指南。 基本上,由於它們能在實際組裝前確保所有連接與元件正常運作,因此在電子開發的規劃階段極為關鍵。 2. 電路圖設計的元件 電路圖由多種不同部分組成,每個部分對電路功能都很重要。一些關鍵部分包括: · 電阻: 它們透過增加電阻來控制電流。 · 電容: 電容可儲存電能,並在需要時釋放。 · 電感: 這些元件儲存電能並抑制電流變化。 · 電晶體: 在電路中,它們充當開關或放大器。 · 二極體: 二極體阻止電流反向流動,僅允許單向導通。 · 積體電路(IC): 積體電路(IC)是極為緊湊且具多種功能......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 設計中開關類型的綜合指南
開關是 PCB 設計中不可或缺的元件,負責控制電路內電流的流動。它們作為機械或電子裝置,可開啟或關閉電路,啟用或停用特定功能。無論您設計的是消費性電子裝置、工業機器還是醫療儀器,選擇合適的開關類型對於產品的功能、可靠性與使用者體驗都至關重要。本指南將探討 PCB 設計中常用的各種開關類型,以及它們與 PCB 開關的差異。 什麼是 PCB 開關? 這些獨特的開關利用印刷電路板作為使其運作的特殊電路。取得 PCB 開關最簡單的例子就是電視遙控器。當我們談論 PCB 開關時,指的是控制電流通路的零件,透過連接或斷開該通路來運作。就像一座橋樑——當開關開啟時,它連接橋樑通路讓電流流動;關閉時則抬起橋樑斷開通路,電流便無法流動。 PCB 開關採用特殊機制,切換電路直接印刷在 PCB 上,按下開關時即連接橋樑讓電流通過。PCB 開關能在裝置中實現簡單的功能與啟動。這些多功能元件與按鈕開關、撥動開關等其他類型結合,可提升可用性與功能性。憑藉其耐用性與可靠性,PCB 開關亦能在各產業的裝置中提供順暢操作並改善使用者體驗。 PCB 開關的運作原理: 雖然市面上還有其他類型的電子開關,但在某些設計中 PCB 開關 塗......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
SMD 電容在 PCB 設計中的重要性
簡介: 表面貼裝元件(SMD)電容器是印刷電路板佈局與運作的核心元件,在空間受限的設計中尤為關鍵。這些體積極小、效能強大的元件,尺寸往往僅如米粒般大小。這些表面貼裝元件對各類電子設備——從智慧型手機到工業機械——的順暢運作都不可或缺。本文將探討表面貼裝電容器在印刷電路板設計中的重要性,並說明其類型、應用,以及選用與擺放的最佳實務。 什麼是 SMD 電容器? 表面貼裝電容器專為直接貼裝於 PCB 板面而設計,與需將引腳穿過板子的插件電容不同,它們直接焊接於 PCB 最外層。這種結構讓印刷電路板得以更小、更緊湊,進一步推動電子電路微型化。晶片電容對維持現代電子電路的可靠性與功能性至關重要,加入 PCB 後可大幅提升其功能與效率。 SMD 電容器的類型 SMD 電容有多種類型,各自具備獨特優勢。以下為 PCB 設計中常見的類型: 陶瓷 SMD 電容器 此類型最為普及,因其高穩定性、低電感及在高頻應用中的優異表現,特別適合用於電路平台的去耦與旁路,確保電路最佳運作。 鋁電解 SMD 電容器 具極性且體積通常大於陶瓷 SMD 電容,因此在 PCB 設計中的擺放會受到尺寸影響。這類儲能元件以高電容值著稱,常用......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 設計中的絲網印刷
簡介: 絲網印刷(Silkscreen)在印刷電路板(PCB)設計中極為重要,它不僅是裝飾功能,更是 PCB 組裝與功能運作不可或缺的環節。通常為白色,絲網層會在板面印上測試點、極性標示與元件標籤等關鍵資訊。本文將說明絲網在 PCB 設計中的價值、種類、用途與最佳實務,協助您兼顧效率與清晰度,最大化 PCB 設計效益。 什麼是 PCB 設計中的絲網? 在 PCB 上,絲網是指印有文字與符號的圖層,用來識別元件並理解板面布局。它於防焊層完成後印製於板面,為後續組裝與除錯提供指引。此圖層大幅提升板面可讀性,使工程師與操作人員更易於作業。 ⦁ 絲網印刷方法種類: 將絲網施加於 PCB 有多種方式,各自具備不同優勢: ⦁ 手動網版印刷: 手動網版印刷是傳統工法,利用網版模具以手工方式塗佈油墨。小量生產時成本低廉,但精度不足,較不適合複雜的高密度 PCB。 ⦁ 液態感光成像(LPI): LPI 透過感光油墨與 UV 曝光菲林,形成精確的絲網層。現代 PCB 製造普遍採用此法,因其精度高,適合複雜設計。 ⦁ 直接圖例印刷(DLP): DLP 使用噴墨印表機直接將絲網噴印於 PCB,精度極高,適合高密度與複雜設......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 設計與開發中的焊墊是什麼
焊墊是電子元件引腳或接腳的落腳點,可將這些元件牢固地焊接在 PCB 上。它們是小型、裸露的銅質導電區域,可在元件與電路板之間建立電氣與機械連接。走線可從焊墊延伸到 PCB 各處,同時也能透過焊接固定元件接腳。焊墊至關重要,因為它們: 確保元件與 PCB 走線之間的電氣連接牢固。 提供機械支撐,將元件固定到位。 在製造過程中使組裝與焊接更容易。 在本文中,我們將探討 PCB 設計中使用的不同類型焊墊、它們對電路板整體功能的重要性,以及在 PCB 中設計與放置焊墊的最佳實踐。 PCB 設計中的焊墊類型 PCB 焊墊是銅質區域,形狀有矩形、圓形、方形等。PCB 設計中常用的焊墊主要有兩大類: 通孔焊墊(THT): 用於傳統通孔技術,元件引腳穿過 PCB 上鑽出的孔,並在另一側焊接。這類焊墊在板的兩側孔周圍都有銅。通孔焊墊分兩種,如下: 電鍍通孔焊墊:PTH 焊墊的孔壁在 PCB 製造過程中會被導電材料(通常是銅)覆蓋。孔內的銅鍍層形成貫穿板子的導電路徑,可連接頂層、底層或內層。這些焊墊可用於安裝帶引腳元件,也可作為連接不同層的導通孔。檢視孔洞時,通常能看到孔壁的銅層。 非電鍍通孔:NPTH 焊墊的孔內沒......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
阻抗在 PCB 設計中的角色
阻抗是一個複雜的參數,在印刷電路板(PCB)設計中扮演關鍵角色,特別是在高速與高頻電路中。阻抗代表 PCB 走線對沿其長度傳輸的交流(AC)訊號所呈現的總阻力。阻抗對高速 PCB 的訊號品質影響深遠。與理想零阻抗導線不同,現實中具有一定尺寸、位於參考平面上方的 PCB 走線會因電阻、電感與電容沿導體長度分布的綜合效應而產生可量測的阻抗。 它直接影響訊號完整性、電源傳輸與整體系統效能。有效理解與管理阻抗對於打造可靠且高效的 PCB 設計至關重要。本文將探討阻抗的概念、其重要性、影響因素,以及在 PCB 設計中控制阻抗的技術。 什麼是阻抗? 阻抗(Z)代表交流電路中對電流流動的總阻力,由電阻(R)與電抗(X)組成。電阻直接阻礙電流,電抗則儲存與釋放能量,兩者共同阻礙交流系統中的電流。 電阻(R):對直流(DC)的阻力。 電抗(X):交流電路中因電感與電容產生的阻力。 總阻抗表示為: Z = R + jX 其中: R 為電阻分量 X 為電抗分量 j 為虛數單位 電阻為固定值,而電抗會隨頻率在電容與電感中變化,因此阻抗在交流電路中與頻率相關。阻抗計算器可根據給定頻率下的 R 與 X 值計算阻抗。阻抗公式顯......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
了解客製化 PCB 在現代電子產品中的重要性
客製化印刷電路板(PCB)可設計成多種不同類型的電子產品。這些量身打造的電路板在經濟性與效能上達到最佳表現,專門為滿足專案需求而製作。不論是家用電子產品或工業機械,客製化 PCB 都是打造高效且可靠電子系統的關鍵。本文將介紹客製化印刷電路板(PCB)、其應用、重要細節,以及挑選時的最佳做法。 什麼是客製化 PCB? 客製化 PCB 是指為特定應用需求而設計與製造的印刷電路板。相較於規格固定的標準 PCB,客製化 PCB 會依據所驅動的裝置需求量身打造。客製化選項包含電路佈局、尺寸、外形、材料與元件擺放位置。 在現成方案無法滿足需求的情況下,客製化 PCB 格外重要。它們能協助工程師提升速度、縮小體積並提高可靠性,對微型電子產品尤其關鍵。 客製化 PCB 設計的關鍵考量 ⦁ 元件選擇: 選擇符合系統效能需求的元件,並確認其與溫度、電壓及電流規格相容。 ⦁ 設計佈局: 規劃可將干擾降至最低並最大化訊號強度的佈局。正確擺放元件對其功能與效率至關重要。 ⦁ 製造流程: 選擇能依據您提供的設計與限制條件生產電路板的 PCB 製造商。需考量交期、成本與品質控管。 ⦁ 測試與驗證: 透過徹底測試,確保客製化 P......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
了解快速交貨 PCB:加速您的電子設計
快速交貨 PCB 是一種快速製作印刷電路板(PCB)的方法,可滿足緊迫的專案時程。隨著科技日新月異,人們對原型與電腦零件製造的速度要求越來越高。快速交貨 PCB 服務讓工程師與設計師能夠迅速從概念進入量產,加速各領域新產品的誕生。本文將說明什麼是快速交貨 PCB、它能帶來哪些好處,以及如何挑選最合適的供應商,同時兼顧品質與速度。 1. 什麼是快速交貨 PCB? 快速交貨 PCB 能在短短數天內完成印刷電路板的製作,大幅縮短等待時間。對於需要快速取得樣品或小批量產品,又不想犧牲品質的企業來說,這項服務至關重要。其製程通常採用高階技術加速生產,例如自動化組裝、完善的供應鏈管理,以及快速測試流程。 採用快速交貨 PCB 服務的公司能迅速修改設計、進行測試並獲得使用者回饋,進一步縮短電子產品上市的時間。 2. 快速交貨 PCB 的優勢 縮短交期: 快速交貨 PCB 服務的最大優勢就是大幅縮短等待時間。傳統 PCB 製作可能需時數週甚至數月,而快速交貨服務可在 24 至 48 小時內完成。對於競爭激烈、步調快速的市場而言,這種效率至關重要。 成本效益: 加快速度並不代表快速交貨 PCB 服務就一定昂貴,尤其......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
將手繪電路圖轉換為專業電路圖
電氣原理圖的設計與判讀是理解並排除電氣系統故障的基本要求。無論你是立志成為電工還是工程科系學生,學會如何閱讀電氣原理圖都是一項寶貴技能。本指南將拆解電氣原理圖的核心要素,並提供實用技巧,助你解讀這些圖面。 什麼是電氣原理圖? 電氣原理圖(又稱電路圖)是以圖形方式呈現電氣電路。它使用標準化符號描繪電路中的各種元件及其連接方式。原理圖的目的在於傳達電路的設計與功能,使人更容易理解電路的運作原理以及元件如何互連。 符號是電路圖的核心要素,沒有這些符號,電路圖就無法完成。這些符號讓工程師、電工與技術人員無須額外文件就能快速理解設計電路的功能。原理圖符號採用國際通用標準,因此無論語言或地區差異,都能解讀同一張原理圖。上圖為一個簡單的整流器原理圖,包含電感、電容與齊納二極體構成的濾波段,旨在輸出穩定的直流電壓。 理解電路原理圖的基礎: 電路的圖形表示方法: 呈現電路有兩種方法:一是方塊圖,二是原理圖。兩者各有優缺點:原理圖能清楚顯示所有元件、連接與排列方式;方塊圖則無法得知內部電路。方塊圖有助於概括性理解電路功能,而非細節。 方塊圖: 工程師與技術人員以多種方式使用方塊圖。常見用途是顯示大型設備中各小電路之間......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 電路圖:您電路設計的基礎
你是否曾經好奇電子設備是如何活起來的?一切都從一份名為 PCB 線路圖的計畫開始。這份計畫就像地圖,用簡單的符號顯示電阻、電容、微控制器等零件如何連接,讓電路運作。 不論你只是好奇或已經踏入電子領域,理解 PCB 線路圖都是任何專案的重要一步。別擔心,它沒有聽起來那麼複雜,讓我們用簡單的方式拆解。 什麼是 PCB 線路圖? 想像沒有說明書就拼裝家具,很崩潰吧?PCB 線路圖就像電路的地圖,用簡單符號標示零件(如電阻、電容、導線)及其連接方式。這些連接稱為「網路(nets)」,顯示電流路徑,讓一切順利運作。 把它當作電路的步驟手冊。少了它,製作實際印刷電路板(PCB)時只能靠猜,結果往往不如預期。 為何 PCB 線路圖如此關鍵? 工程師畫線路圖不只是因為「必須」,它真的超級重要。 原因如下: ⦁ 避免錯誤: 線路圖讓你在動手前就能檢查一切,紙上看起來不對就能及早修正。 ⦁ 指引製作: 就像食譜,告訴你什麼東西該放哪裡。 ⦁ 促進團隊合作: 多人協作時,大家都能看懂同一份計畫。 從一份好線路圖開始,後續流程會更順利,電路也能如預期運作。 原因如下: ⦁ 預防錯誤: 可在實際製板前驗證與模擬電路,及早發......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
電氣原理圖設計中應避免的常見錯誤
電路圖是每個電路設計的基礎。它們以視覺化方式呈現元件如何連接,並協助工程師進行設計與除錯。一份好的電路圖應該簡潔易讀且技術上精確。遺憾的是,許多電路圖常見的錯誤會導致誤解、浪費時間,甚至在實際製作時損壞元件。 本文將帶您了解電路圖設計中最常見的錯誤,透過錯誤與修正後的設計範例,並提供避免這些錯誤的最佳實務。讀完後,您將清楚知道如何建立既專業又可靠的電路圖。 繪製不良或連接錯誤的導線 初學者最常犯的錯誤之一,就是在電路圖編輯器中因接線不良而留下非預期的開路或造成錯誤連接。即使是一個小間隙或對齊不準的導線,也可能完全改變電路的行為。 例如,在第一張圖片中,電阻與 LED 之間的連接不完整。圖中以紅色叉號清楚標示因接線錯誤而產生的開路。這類錯誤乍看可能不明顯,但在模擬或實際製作時,LED 將永遠不會亮起,因為電流路徑已中斷。 錯誤電路圖: 修正後電路圖: 在修正後的電路圖中,導線已正確連接,確保電阻直接連接到 LED。這個修正看似簡單,卻凸顯了電路圖設計中精確接線的重要性。 在修正後的電路圖中,導線已正確連接,確保電阻直接連接到 LED。這個修正看似簡單,卻凸顯了電路圖設計中精確接線的重要性。 如何避免......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
如何閱讀與設計有效的電路示意圖
現在手繪電路圖已經有點過時了;大家都在用 EDA 軟體。如今工具很多,但 EasyEDA 是其中較簡單、易上手的一款。掌握電路圖繪製能讓電路工作更簡單、安全,也能把複雜設計轉換成易懂的圖面。這裡我們以 Arduino 電路與電源調節電路為例,逐步完成並閱讀其電路圖。只要看圖就能解開電路 的潛力。不論是從零設計還是維修現有產品,能夠閱讀並繪製精確的電路圖都是關鍵技能。 理解電路圖 電路圖用來呈現電子元件之間的邏輯連接,而非實際位置。它透過標準化符號表示電容、電阻、電池等元件,並用「網路(nets)」或線條表示電氣連接。 每個元件都有唯一參考編號,如 R1 代表電阻、SW1 代表開關、LED1 代表 LED、B1 代表電池,方便查找與對照。聚焦於邏輯連接,使電路圖成為設計、除錯與溝通電子電路的高效工具。圖中還可加入電壓值、訊號名稱或區塊標籤,進一步說明電路功能。 分區規劃電路圖 把電路圖拆成獨立功能區塊,是讓電路易懂、易維修、易除錯的有效方法。工程師與技術人員能快速掌握整體運作,因為每個區塊都有明確任務。 首先是電源區:由小型電池提供輸入電壓,經 LM317 可調穩壓器確保輸出穩定可靠。穩壓器上的電阻......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
理解去耦電容的頻率響應
去耦電容就像 IC 電源接腳上的迷你「避震器」或本地儲水池。它們用來隔離直流電源中的高頻交流雜訊,並在暫態時提供即時電流。當發生暫態切換時,電壓瞬間下降導致電流不足,而這段缺口必須由遠離 IC 的電源來補充;但 IC 與電源之間的電阻路徑會讓頻率響應變差,因此要把去耦電容盡量靠近 IC 擺放。 簡單來說,它們為快速突波提供一條低阻抗的接地路徑,在晶片突然需要電流時穩住電壓。把它們想像成微型電池,直接在微控制器或 FPGA 的門口供電,而不是大老遠從電源輸入端拉電流過來。 |Z| 對頻率圖告訴我們什麼: 從這些課程可知,目標是在整個頻段內獲得平滑的低阻抗曲線。阻抗對頻率圖就是工程師的地圖:波谷(|Z| 低處)代表去耦有效,波峰則是麻煩點。波谷來自電容極點,頻率升高後,電路的零點因寄生電感而開始作用。 去耦電容的諧振峰: 諧振頻率公式為 ω₀ = 1/√(L·C)。低於 f₀ 時電容能有效把雜訊短路到地;高於 f₀ 後,其寄生電感(ESL)使它呈現電感特性,阻抗再次上升。實際上每顆電容都有 ESR(等效串聯電阻)與 ESL。從頻率角度看,去耦電容理想上在高頻短路、直流開路。低於自諧頻時它「看起來」是純......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
電路圖符號:快速參考指南
電路圖符號是電子與電機工程中的電路語言,它們提供快速的視覺捷徑,讓工程師最快了解電路的建構方式。不僅能顯示電流流向與元件上的電壓降,在閱讀、設計與嵌入電子系統時,理解這些符號至關重要。電路圖無所不在,圖形資訊讓系統運作與行為的說明變得簡單。 電路圖 符號乍看複雜,但電氣人員可透過練習有效辨識。 什麼是電路圖符號? 電路圖中的標準化圖形符號代表電路設計所用的電氣元件,這些符號以功能與系統連接取代實際物理尺寸。 例如: ● 鋸齒線代表電阻。 ● 兩條平行線代表電容。 ● 螺旋線代表電感。 下圖中,這些符號組合成可運作的電路,展示抽象符號如何轉化為實用設計。符號是電路圖最重要的元素,少了它們,電路圖就無法完整。符號讓工程師、電技人員得以溝通。 就像字母組成單字、單字組成句子,符號也層層建構出電路圖。 這些符號的重要性為何? 認識這些符號能讓你更有效率地閱讀與設計電路。學會辨識符號後,你可以: ● 立即判斷任何電路的功能。 ● 與其他工程師或技術員溝通想法。 ● 無需猜測即可定位並排除問題。 ● 在設計、測試與 PCB 佈線時節省時間。 簡言之,電路符號將複雜的電子概念轉化為可視化、可構思的形式。 常用電......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
6 個關鍵 PCB 設計錯誤,導致您的客製化 PCBA 延遲或失敗
6 個關鍵 PCB 設計錯誤,導致您的客製化 PCBA 延遲或失敗 雖然訂製 PCBA 比以往更容易,但一個小小的設計疏忽就可能導致昂貴的生產延遲、令人沮喪的電路板失效,最糟的情況下甚至需要完全重新設計。從原理圖到實體組裝板的轉換過程中,潛藏著許多連經驗豐富的工程師都可能踩到的陷阱。 本文將詳細說明工程師在準備訂製 PCB 組裝專案時最常見且影響最大的六個設計錯誤。 只要了解這些問題並學會預防,就能確保設計順利從螢幕走向功能完整的原型。善用 PCB 組裝廠的自動化可製造性設計(DFM)檢查,例如JLCPCB 提供的免費 DFM 工具,就是抵禦這些可預防錯誤的第一道防線。 #1 錯誤的元件封裝與焊盤圖案 這可說是 PCB 組裝失敗最常見的單一原因。問題出在 PCB 上的銅焊盤圖案與元件接腳或焊墊的實際尺寸不符。這種關鍵錯誤通常來自使用網路上下載且未經驗證的元件庫,或未將封裝與官方元件規格書交叉比對。 封裝錯誤的後果立即且嚴重。最輕微的情況可能導致「立碑效應」,即小型兩端元件在回流焊時一端翹起,像墓碑一樣。 最嚴重則可能造成零件偏移、焊點斷斷續續甚至完全無法焊接,或高速拾放機根本無法將元件放到板上,導......
Jan 20, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 電路板設計:初學者逐步指南
印刷電路板(PCB)是大多數現代電子設備的骨幹,提供連接電子元件的平台。對初學者來說,PCB 設計可能看似複雜,但只要方法正確,就能成為一項可掌控且回報豐厚的任務。本指南將帶你一步步完成 PCB 設計流程,從規劃到最終檢查。 今天,我們以鋰離子電池充電模組為例,走完整個設計流程。TP4056 是最常見的充電模組之一,因此為它打造「第二代」會是件很棒的事。為了提高電流額定值,我們將晶片換成新的 IP2312,同時保持與 TP4056 相同的 PCB 尺寸,使其具備高達 3 A 的驅動能力。若要觀看完整教學 ,請參考這篇文章。 印刷電路板設計步驟: 步驟 1:了解電路需求 在進入設計軟體之前,先清楚掌握你想打造的電路。先在紙上或使用 KiCad、Eagle 或 EasyEDA 等軟體繪製草圖。納入所有必要元件,如電阻、電容、微控制器與連接器,並確保各元件正確連接以實現功能。通常電路設計從紙筆開始,靈感源自現實問題;在我們的案例中,問題就是 TP4056 充電時間過長。 步驟 2:選擇 PCB 設計軟體 對初學者而言,介面友善的 PCB 設計軟體至關重要。常見選擇包括 KiCad、Eagle 與 Eas......
Jan 06, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 絲印:您需要知道的一切
絲印是 PCB 的最上層,在 PCB 製造流程中,加上絲印是最後一道步驟。此層透過油墨標記來識別 PCB 元件、測試點、符號、商標及其他重要資訊。絲印在協助製造商與設計者透過 PCB 上的註解輕鬆辨識元件方面,扮演關鍵角色。 絲印油墨是一種特殊配方的非導電環氧樹脂,有多種顏色,業界最常見為黑色與白色。PCB 設計軟體通常對絲印層採用標準字體,但設計者亦可依需求選用其他字體。本文將探討絲印的重要性、設計準則、實用技巧,以及如何將自訂字體加入絲印層。查看 JLCPCB 工廠完整 PCB 製造指南。 什麼是 PCB 絲印? 想像道路與街道缺乏方向/距離文字與地標,是否毫無意義?PCB 絲印就如同地標與文字,提供各電路節點、零件及其他電路的文字資訊。絲印主要用於標記測試點與註解元件前綴名稱,可在製程中透過類似防焊層的 UV 液態感光成像製程完成;若需極細線寬,製造商可能改用「直接圖例印刷」替代方案。 PCB 絲印應包含哪些內容? 以下資訊應納入 PCB 絲印: 列印公司商標、設計者/製造商名稱 警示符號,例如高壓 版本號碼,如 Ver1.0、V2.0、V3.0、V4.0 等 測試點 元件編號與方向 連接器......
Jan 06, 2026
設計基礎與原理圖
簡化卻精細:單面 PCB 設計
印刷電路板(PCB)是極為關鍵的電子元件,既是電子裝置的支撐結構,也是電子元件間電氣連接的載體。自1925年問世以來,印刷電路板不斷演進,佈局日益精細、層數更多、結構更複雜。然而,即便在這些進步之中,最基本的形式——單面PCB——仍廣泛應用於收音機、洗衣機、遙控器等各種工業產品。 單面PCB的結構 傳統 FR4 單面PCB包含一側銅箔、一側 防焊層,以及兩面絲印(依客戶設計而定)。由於單面板製程中省略電鍍步驟,孔壁無銅(注意:板厚0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm與2.0 mm預設以雙面板生產,以最大化板材利用率,這些板厚的導通孔會有電鍍銅)。 單面PCB的焊接 受限於僅單面佈線的結構,焊接只能在該面裸露的焊墊上進行。依元件結構不同,衍生出兩種焊接方式: 1. 同面焊接 元件本體與電路位於同一側,常用於SMT元件焊接。 2. 對側焊接 元件本體與電路分屬兩側,常見於插件元件焊接。 工程檔案設計 實際設計時,完整的PCB需分層繪製。 以雙面板為例,設計於頂層的圖案可直接觀看(例如頂層文字正向顯示);反之,底層圖案具有鏡像效果:若在底層設計文字且於設計軟體中看起來是正的,實際板子上的文字會因鏡像......
Jan 06, 2026
設計基礎與原理圖
掌握 PCB 電路板電路圖:從零開始到像專業人士一樣閱讀與繪製
在為實際應用設計電路時,最好使用 PCB。PCB 是電子系統的正式電氣表示。如果你不希望元件之間的線路雜亂無章,最好將其轉換為電路板。設計 PCB 有兩個步驟:首先是線路圖設計。線路圖顯示了 IC、電容器、電阻器及其他元件如何互相連接。 線路圖是我們用來產生 PCB 模擬與測試向量的藍圖。第二步是設計 PCB 本身,因為我們從線路圖知道這些元件在板子上將如何連接,便於解讀。正式來說,從線路圖轉到 PCB 時,軟體會產生網表,再用來連接焊盤與元件。在 USB 3.x Hub 線路圖範例中,我們採用了典型的現代 數位設計,具有 中央 IC、穩壓電源路徑、USB 連接器與去耦網路。 線路圖 vs PCB 佈局——你必須了解的兩種圖 每個硬體系統都使用兩種互補的圖來記錄: 1. 線路圖(邏輯設計): 以符號形式呈現每個元件,並標示適當的輸入/輸出與電源接腳。利用這些功能區塊,我們可以表示電路的電氣連接。它定義了所有規則、電路行為與元件工作條件。使用符號、網路與功能區塊。之所以稱為邏輯,是因為電路的運作取決於我們在此處所做的連接。 2. PCB 佈局(實體實現): 在紙上電路運作良好,我們可以做模擬,但實際......
Jan 06, 2026
設計基礎與原理圖
PCB 元件深入解析:基本零件、功能與智慧選型指南
PCB 由主動、被動與機電元件混合組成,共同協作。主動元件用來切換與放大電氣訊號;被動元件不會放大訊號,而是用於儲存與耗散能量;機電元件如開關與繼電器,則透過機械裝置實體連接或斷開電路。PCB 通常包含八大家族元件,你會經常接觸: 元件 主要功能 電阻 限流、上拉、分壓 電容 儲能、去耦、濾波、定時 電感 儲能、濾噪、扼流 二極體(含 LED) 單向導通、整流、指示 電晶體(BJT / MOSFET) 切換與放大 積體電路(IC) 單晶片實現複雜功能 連接器 與外部設備電氣互連 開關 / 繼電器 手動或受控切換電路 每個家族成員眾多,但這八大類涵蓋了你將在 PCB 上放置的絕大多數元件。認識它們有助於你辨識「板子上到底有什麼」,並為深入學習奠定基礎。 主動 vs 被動 vs 機電元件解析 主動元件:需要電源才能運作,可放大或切換訊號。例如:電晶體與半導體 IC。 被動元件:不需外部電源即可運作。電阻依歐姆定律限流,電容則在電場中儲存電荷。被動元件是「螺絲與螺帽」,負責準備與塑形訊號。例如:電源供應器中,大電容與電感用於濾波,電容吸收與釋放能量以平滑漣波,電感則抑制電流突變。 機電元件:連接電氣與物......
Jan 06, 2026
設計基礎與原理圖
高頻設計中的 S 參數是什麼?
S 參數是高頻設計中用於評估電路的主要工具之一。在射頻(RF)與微波領域,訊號頻率變得極高,以至於傳統銅線無法有效傳輸訊號,且資訊丟失的可能性大幅增加。在此情況下,我們無法單純透過電壓或電流來量測訊號,但藉由特定的參數,我們可以記錄系統行為,進而應用「散射參數」(Scattering Parameter)或稱為 S 參數的計算。S 參數看起來可能像是令人生畏的複數,但它們僅僅是描述射頻訊號在網路埠(Port)表現的一種方式。它基於雙埠網路,判定有多少功率被反射、傳輸或吸收。 1. 為什麼我們需要 S 參數? 在低頻時,由於電壓與電流定義明確,我們可以輕鬆使用歐姆定律與克希荷夫定律。為了定義系統屬性,我們會使用 Z、Y、H 和 G 參數。但在高頻(幾百 MHz 以上)時: 電線表現得如同具有分佈電感與電容的傳輸線。電壓與電流會沿著該傳輸線變化。寄生效應與輻射效應會大幅增加,且變得至關重要。在不干擾電路的情況下直接量測電流非常困難。因此,S 參數不使用電壓與電流,而是使用行進波(入射波與反射波)來描述網路的行為。 2. S 參數的物理意義 想像你有一個具有輸入與輸出埠的元件(例如:放大器、濾波器或天線......
Dec 25, 2025
設計基礎與原理圖
使用 FR-4 基材的 PCB 設計指引
在設計電路板(PCB)時,基板材質的考量至關重要。這是因為如果沒有合適的 PCB 材料,就無法製造出印刷電路板。在開發和生產電路板時,基板材料必須與銅層、文字面(絲印)和表面處理一樣被賦予高度重視。一般而言,PCB 基板必須使用非導電材料,如陶瓷、Marlon、FR4 等。材料的選擇取決於其預期用途,如果某些核心參數或材料相關參數選擇錯誤,電路可能會出現異常行為。今天我們將在本文中瞭解 FR4 適用於哪些應用,並為您提供相關的 FR4 PCB 設計建議。 何謂 FR4? FR4 代表「阻燃 4 級」(Flame Retardant 4),是 PCB 製造中所使用的一種材料等級名稱。它主要由編織的玻璃纖維與環氧樹脂密封組成,具有優異的電絕緣性和機械強度。FR4 中的「4」使其與早期的阻燃材料有所區別,由於其性能優越,現已成為應用最廣泛的材料。FR4 誕生於 20 世紀中葉,當時纖維強化材料和合成樹脂正處於生產發展期。 如前所述,「FR」標誌表示該材料具有阻燃性,因此適用於許多嚴苛的用途。該材料的介電常數(Dk)在 4.2 到 4.8 之間(視頻率而定),在 1 MHz 下的損耗因數(Df)約為 0.......
Dec 24, 2025
設計基礎與原理圖
電路符號:理解電氣與電子圖表的關鍵
電路符號在電氣和電子圖表中至關重要,它以標準化和簡化的方式表示複雜的電路和元件。這些符號對於工程師、電工和技術人員在沒有文件說明的情況下理解電路功能至關重要。這些符號的全球認可確保了跨語言和地區的一致解讀,有助於教育與培訓。 電路圖由開關、電容器、電阻器、電池等各種元件組成,並透過網路或走線連接。每個元件都有具有特定特性的獨特符號。理解元件操作對於有效的電路設計和分析至關重要。了解電阻器、電容器和電晶體的屬性使工程師能夠預測元件互動、達成預期結果並進行故障排除。 電路符號如何構成電路圖? 電子電路符號是簡潔的繪圖或象形圖,用於描繪電路示意圖中的各種元件。在此類圖表中,電氣元件通常具有兩個或多個端子用於連接元件。基本的電氣和電子符號包括接地電極、電池和電阻器。這些符號有助於表示即使是最複雜的電路。有了這些基本符號,任何人都可以畫出電氣圖。例如,一個基本電路由電池、開關和燈泡以閉環串聯組成。 儘管同一個電路可以以多種格式呈現,但視覺表示更為直觀。然而,隨著元件數量的增加,視覺複雜度也會隨之提高。當開始一個涉及構建電路或設計印刷電路板的專案時,理解電子符號變得至關重要。示意圖佈局是印刷電路板設計的第一步......
Oct 23, 2025
設計基礎與原理圖
PCB 設計指引 101:佈局與佈線
歡迎閱讀我們PCB設計指南系列的第二篇文章。在本文中,我們將探討實現最佳PCB設計效能和功能的關鍵PCB設計指南。無論您是電子愛好者、業餘愛好者、工程師、學生還是該領域的專業人士,了解這些指南都能幫助您創建高品質的PCB設計。在本文中,我們將探討設計印刷電路板 (PCB) 的基本原則和最佳實務。這些指南有助於確保PCB功能正常、易於製造並符合所需的性能標準。讓我們與JLCPCB一起深入了解細節! 1. 元件放置: PCB設計中的製作部分: PCB 上的數位部分和類比部分應保持分離,以避免訊號相互幹擾。將相關元件組合在一起不僅可以簡化佈線,還能透過最大限度地降低不相關電路之間串擾的風險來增強訊號完整性。例如,在類比放大器設計中,電源部分應遠離主放大 IC,以避免訊號中出現雜訊。 製作耐熱設計: 諸如電源調節器或大電流設備之類的發熱組件應放置在氣流充足的區域或靠近PCB邊緣,以促進有效散熱。組件之間適當的間距對於便於組裝和維護至關重要,同時也能確保自動焊接流程能夠順利進行,而不會造成橋接或其他缺陷。 高速設計考量: 高速組件(例如處理器和記憶體模組)應靠近其相關連接器放置,以最大程度地縮短走線長度,有......
Jul 17, 2025
設計基礎與原理圖
如何閱讀和創建 PCB 原理圖
印刷電路板 (PCB) 設計是現代電子產品的支柱,而原理圖也是 PCB 設計的核心。電子設計很大程度上依賴原理圖的繪製,因為原理圖展示如何組裝電路和系統。原理圖透過電纜展示了電子系統中各個組件之間的連接。這有助於工程師對整個設計流程進行規劃和展望。無論您是在設計基本電路還是複雜的電氣系統,繪製原理圖都可以確保一切正確無誤,有助於故障排除,並促進製造商和工程師之間的溝通。 當我們必須簡化設計時,我們唯一能想到的就是 EasyEDA,這是一款功能強大且用戶友好的線上 PCB 設計工具。它簡化了閱讀和創建原理圖的過程。在本指南中,我們將逐步指導您在 EasyEDA 中理解和建立 PCB 原理圖。本文將介紹建立原理圖的必要性、需要執行的關鍵操作、可以使用的工具以及確保設計正常運作的最佳方法。 什麼是 PCB 原理圖? PCB原理圖是電子電路的圖形表示。它使用標準化符號來表示電阻器、電容器和積體電路等元件,並顯示這些元件如何透過導線或網路互連。原理圖可作為實體 PCB 佈局的藍圖。 與真正的接線圖不同,原理圖並非物理地描繪元件的位置,而是揭示它們在電路內部的邏輯連接和互連方式。 標準符號使原理圖能夠簡化最複......
Jun 09, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8