PCB 結構與核心基礎
深入淺出地介紹 PCB 構成要素,包含層別、疊層結構、銅箔佈局,以及物理設計如何影響電性表現。
精選貼文
PCB 結構與基礎
PCB 板類型:規格與應用場景終極指南
印刷電路板(PCB)由絕緣層與導電層壓合而成,用於連接多個電子元件。可以把 PCB 想像成玻璃纖維與環氧樹脂疊成的複合板材,上面蝕刻出銅線路,作為訊號與電源的導電路徑。PCB 可以是單層、雙層(兩層導電層)或多層(三層以上導電層),在極小空間內容納大量電路。根據 IPC 的定義,PCB 是由導電與非導電材料經壓合後,形成電氣組件所需的電路。 官方 IPC 定義與層次結構 實務上,PCB 是由交替的介電層與銅箔層構成。銅層上佈有線路、平面、焊墊與通孔,用於連接元件。典型的 4 層 PCB 疊構可能如下: 銅層 – 預浸料或芯材 – 銅層 – 芯材 – 銅層 所有層次都經壓合固定。樹脂/玻璃基材提供機械強度與絕緣。IPC-2221 與 IPC-4101 標準規範了疊構幾何與材料特性。簡單來說,PCB 就是一塊多層三明治板,銅片(線路)負責導電,而非起司。 12 種核心 PCB 類型(2025 版) 工程師通常依結構與用途分類 PCB。以下為 2025 年最常見的 12 種基礎 PCB 類型: 單面 / 雙面 / 多層 單面板:僅有一層銅線路,成本最低,用於基本消費電子,如玩具、簡單電源電路。 雙面板:......
Jan 03, 2026
最新貼文
PCB 結構與基礎
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
Oct 27, 2026
PCB 結構與基礎
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
Oct 20, 2026
PCB 結構與基礎
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
Oct 14, 2026
PCB 結構與基礎
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
Oct 07, 2026
PCB 結構與基礎
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
Oct 07, 2026
PCB 結構與基礎
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......
Oct 06, 2026
PCB 結構與基礎
裸 PCB 品質解析:滿足關鍵應用的可靠度要求
重點摘要 及早發現缺陷:在裸板階段發現問題,損失通常僅限於 PCB 本身,可避免後續浪費元件及增加返工成本。 萬用洞洞板的風險:萬用洞洞板(Zero PCB)缺乏參考平面與金屬化孔,在 10–20 MHz 以上可能出現訊號雜訊,且容易發生焊墊剝離。 關鍵材料規格:可靠度取決於孔壁銅厚(20–25 µm),以及 Tg、Td 與 CTI 等級是否符合實際使用環境。 表面處理與保存期限:HASL 與 ENIG 的保存期限約為 12 個月,OSP、化學沉銀與化學沉錫則約為 6 個月。 完整檢測:AOI 可發現可見的形狀缺陷,而依據網表進行的電氣測試,則能驗證實際電路的連接關係。 裸 PCB 階段,是在製造缺陷演變成昂貴的組裝故障之前,發現問題的最後機會。在這個階段修正小缺陷,可能只需付出一片電路板的成本。一旦元件已經焊接,相同的缺陷就可能造成元件浪費、需要返工,並延誤製作進度。因此,在開始元件組裝之前,這個製造流程的最後檢查關卡值得您仔細關注。銅厚、基材特性、表面處理與電氣測試,共同決定成品電路板能否順利組裝,以及能否在整個使用壽命期間持續正常運作。 透過本指南,您將了解: 什麼是裸 PCB,以及它在製板......
Oct 06, 2026
PCB 結構與基礎
掌握 PCB 翹曲控制:了解經驗證的成因、預防技術及專業製造方案
PCB 翹曲一直是現代電子製造中最常見且最棘手的挑戰之一。即使平面度出現輕微偏差,也可能干擾自動化組裝生產線、導致焊點失效,並損害高密度設計的長期可靠性。有效的 PCB 翹曲控制,始於了解其根本機制,並在設計至製造的各個階段採用經驗證的工程方法。領先的製造商會結合對稱佈局、熱穩定材料,以及嚴格控制的層壓工藝,以取得一致的結果。 本文將探討翹曲的定義與測量方法、主要成因、實際影響及實用的預防技術,最後說明專業製造技術如何在大批量生產中交付無翹曲的電路板。 了解 PCB 翹曲:定義、類型與測量 PCB 翹曲也稱為弓曲或扭曲,是指製成的電路板因內部應力而偏離完全平面的狀態。工程師通常區分兩種主要類型: 弓曲(Bow) — 沿電路板長度方向呈現均勻曲率(四個角均接觸平面,而中心位置翹起)。 扭曲(Twist) — 出現對角線方向的變形(一個角翹起,而另外三個角保持平整)。 業界測量依循 IPC-TM-650 2.4.22。標準程序是將電路板放在花崗岩表面平台上,記錄最大偏差高度。翹曲百分比的計算方式如下: 翹曲率(%)=(最大偏差高度 ÷ 對角線長度)× 100 根據 IPC-6012 及 IPC-A-6......
Oct 05, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 自動佈線器真的能交付可直接生產的設計嗎?
重點摘要 規則優先於 DRC:乾淨的 DRC 只證明已遵守規則,並不代表電路板能正常運作。 佈局優先:自動佈線器無法彌補元件佈局不當。 選擇性自動化:電源、類比及高速走線應手動佈線;自動佈線只用於重複或低速網路。 DFM 驗證:將檔案送交生產前,確認實際製造公差。 每個 PCB 自動佈線器都在兜售同一個承諾:按下一個按鈕,看著飛線變成銅箔。對簡單的雙層引出板,它通常做得到。對於配備細間距 BGA 和開關式穩壓器的混合訊號電路板,結果往往是你絕不會手動畫出的樣子。 圖 1:密集的自動佈線 PCB 佈局 你的設計規則就是那張地圖,而任何你沒有編碼的內容都會對演算法不可見。這就是為什麼自動佈線的電路板可以通過每一項 設計規則檢查,卻仍然可能出現振鈴、輻射或在負載下電壓下陷。本指南將介紹自動佈線真正擅長的工作、它在哪些地方失效以及失效原因,並說明如何公平比較自動佈線軟件。最後,我們也會介紹自動佈線電路板在安全製造前必須完成的工作。 什麼是 PCB 自動佈線器?它如何運作? 自動佈線是一個偽裝成佈局工具的約束求解器。它把你的規則轉化為銅箔,因此大部分品質在你按下按鈕之前就已經決定。 什麼是 PCB 自動佈線......
Sep 28, 2026
PCB 結構與基礎
PCB Thermal Relief Pad 設計指南:Spoke、散熱與焊接可靠度
重點摘要 預防焊接缺陷:Thermal Relief Spoke 可以限制熱量快速流入大面積銅箔,降低冷焊風險,並減少小型元件立碑。 功率焊墊不要使用 Thermal Relief:裸露散熱焊墊以及持續電流超過 3 A 的走線應使用實心連接,以獲得最大的散熱能力並降低壓降。 依元件調整 Spoke 幾何尺寸:小型被動元件可使用較窄的 0.10–0.20 mm Spoke,一般 SMD 則可使用較寬的 0.20–0.30 mm Spoke。 預留蝕刻裕量:Spoke 寬度建議至少比 PCB 製造商公布的最小能力增加約 30%,以降低量產過度蝕刻造成斷路的風險。 您可能從來沒有手動修改過 Thermal Relief Pad 的設定。PCB 設計軟體在安裝時就已經替您選好預設 Spoke Width,而之後每一片 PCB 上的每一個 Ground Pin,可能都一直默默沿用同一個數值。 如果 Thermal Relief Pad 中保留了太多銅,烙鐵可能無法把焊點加熱到足夠溫度,最後形成冷焊,甚至在產品投入使用六個月後才發生故障。反過來,如果保留的銅太少,功率焊墊可能過熱或產生無法接受的壓降。 本指南......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
軟性 PCB 成本完整指南:Flex PCB 價格、報價因素與降本方法
軟性 PCB 的成本,往往是讓許多專案停下腳步的第一個數字。您完成了一份乾淨的 Polyimide(聚醯亞胺)設計、上傳 Gerber 檔案,卻發現報價比相同電路採用 FR-4 製作高出數倍。了解究竟是哪些項目推高了價格,才能真正有效降低軟性 PCB 的製造成本。 在本指南中,您將了解: 軟性 PCB 原型與量產的實際價格範圍 最容易影響 FPC 報價的主要因素 層數與訂購數量如何改變單片 PCB 成本 為什麼軟性 PCB 比剛性 PCB 更昂貴,以及什麼情況下值得使用 如何理解軟性 PCB 成本計算器 實際可行的製造成本降低方法 了解軟性 PCB 成本以及價格為何會產生差異 剛性 PCB 的報價有點像按照每平方公尺購買地板,而軟性 PCB 的報價則更像訂製一套西裝:材料本身比較昂貴、裁切與加工更複雜,而且很大一部分成本都來自如何讓材料精確符合設計需求。因此,即使電路板外形完全相同,不同設計條件下的兩份報價仍可能相差五倍。 哪些因素決定軟性 PCB 的成本? 軟性 PCB 的成本主要由五個因素決定:設計在生產拼板上占用的面積、PCB 層數、訂購數量、製造特徵的難度,以及表面處理與其他加工選項。 其......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
剛性 PCB 設計指南:高密度佈線、FR-4、成本與軟性 PCB 比較
重點摘要 結構剛性:剛性 PCB 的厚度增加一倍,抗彎剛性可提高至約八倍。 FR-4 的作用:玻璃纖維提供機械強度,而環氧樹脂則對熱膨脹特性具有重要影響。 防止裂紋:陶瓷電容應與 V-Cut 分板線保持約 5 mm 距離,以降低電路板彎曲造成的損壞風險。 成本與用途:剛性 PCB 成本通常較低,也能承載較重的元件;只有真正需要彎折時才應考慮軟性 PCB。 工廠公差:設計時應預留約 10% 的板厚變化以及 20% 的走線寬度變化。 剛性 PCB 不只是用來安裝元件的基板。它同時會成為產品結構的一部分,負責承載訊號、維持平整、承受組裝過程,並在成品預期使用壽命內承受日常操作帶來的機械應力。這項結構功能的表現,很大程度上取決於 PCB 的材料疊構。 FR-4、玻璃纖維織布、樹脂含量、銅厚以及整體板材結構,都會決定 PCB 的剛性、尺寸穩定性以及製造成本。當需要在同一產品空間中比較剛性 PCB 與軟性 PCB 時,這些材料選擇尤其重要。 在本指南中,您將了解: 什麼是剛性 PCB,以及真正讓它具有剛性的因素 FR-4 玻璃纖維織布與樹脂含量如何決定板厚與強度 哪些特性可以讓電路板在回流焊與實際使用期間保持......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 電路板套件完整指南:製作、組裝、測試與量產
重點摘要 完整套件的必要內容:一套可正常使用的 PCB 套件應包含裸板、元件、組裝指南、測試規範以及防靜電(ESD)包裝。 最佳組裝順序:手工組裝時應由最低矮的元件焊到最高的元件,讓零件在焊接過程中能穩定貼合電路板。 4 步驟測試:依序進行目視檢查、短路檢測、限流上電以及功能測試。 超越麵包板:客製化 PCB 套件可提供完整接地平面,並避免麵包板常見的雜訊與寄生效應。 善用 SMT 預組裝:間距小於 0.65 mm 的細間距元件可先由工廠完成組裝,再由使用者手工焊接通孔元件。 一套 PCB 電路板套件送到您的工作台時,通常包含一片裸板、一包元件以及一份組裝說明。這三個部分組合起來,應該能完成一個可以正常運作的電路。這類套件常見於課堂教學、焊接練習板,也可作為工程團隊提供給客戶的展示硬體。 只有當電路板、物料清單(BOM)、組裝資訊以及測試程序彼此一致時,套件才真正具有實用價值。Footprint 或極性不匹配,都可能讓原本可以避免的問題變成組裝故障。本指南將介紹一套實用 PCB 套件應包含的內容、製造與組裝流程,以及客製化套件正式推出之前需要完成的檢查。 什麼是 PCB 電路板套件?為什麼工程師會......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 導熱墊片指南:種類、散熱原理與選擇技巧
前言 在不同電子系統中維持理想溫度,導熱墊片(Thermal Pad)扮演著關鍵角色,也是電子設備有效散熱的重要組成。作為熱介面材料(Thermal Interface Material,TIM),導熱墊片能確保電子元件與散熱器或其他冷卻系統之間有效傳遞熱量。隨著現代電子產品的功率密度不斷提高、設計持續小型化,導熱墊片對維持裝置可靠度與性能的重要性更是不容忽視。本文將介紹導熱墊片的價值、不同類型、應用,以及安裝與選擇時的最佳實務。 什麼是導熱墊片? 導熱墊片是一種柔軟且具有服貼性的聚合物材料,設計用來填補電子元件與散熱器或金屬外殼等散熱元件之間的間隙。它能確保 CPU、GPU 與功率電晶體等元件產生的熱量有效傳遞至冷卻系統,進而避免過熱。與導熱膏不同,導熱墊片屬於固態材料,因此更容易操作與安裝。其接觸面具有均勻的導熱性能,尤其適合需要填補較大或不規則間隙的應用。 導熱墊片的類型 矽膠基導熱墊片 矽膠基導熱墊片是最常使用的類型,其特色包括良好的柔軟性、容易安裝以及不錯的導熱性能。由於兼具成本效益與性能,因此在消費性電子產品中相當普遍。 石墨導熱墊片 石墨導熱墊片具有優異的導熱性能,非常適合用於需要高......
Sep 01, 2026
PCB 結構與基礎
高功率電子熱管理指南:散熱、熱阻與 PCB 熱設計
熱管理在確保高功率電子產品的可靠度與性能方面扮演著關鍵角色。過多熱量可能對電子元件造成不利影響,導致效率下降、使用壽命縮短,甚至發生潛在故障。接下來就一起了解熱管理的基本概念,以及電子系統中用來有效控制熱量的各種策略與技術! 熱量如何影響電子元件: 熱量一直是電子產品長期面對的敵人,主要會造成以下影響: 1. 半導體行為:溫度升高可能導致半導體工作狀態不穩定,造成不可預期的性能表現以及潛在故障。 2. 材料疲勞:持續的溫度變化可能造成材料疲勞,加速元件隨時間產生磨損與劣化。 3. 電遷移:極端溫度可能導致電遷移現象,也就是金屬導電路徑中的原子因熱應力而發生移動,進而可能影響電路的結構完整性。 高功率應用中的熱管理挑戰: 高功率電子產品需要消散大量熱通量,有時甚至會超過 100 W/cm2。隨著功率提高,散熱難度也會持續增加。高功率應用中的熱管理挑戰主要來自以下幾個因素: 1. 低導熱係數:電子元件中使用的許多材料,例如模封材料與印刷電路板(PCB),其導熱係數相對較低。這可能阻礙熱量有效地從關鍵元件傳出,並在散熱路徑中形成瓶頸。 2. 功率密度:高功率密度會形成局部熱點,使大量熱量集中在狹小區域。......
Aug 28, 2026
PCB 結構與基礎
為高效能 PCB 最佳化走線間距
重點摘要 走線間距與安全間距:走線間距是指同一層上銅導體之間的邊緣到邊緣距離;而安全間距則涵蓋更廣泛的安全範圍,包括走線與板邊、安裝孔等非走線特徵之間的距離。 3W 規則:對高速訊號而言,中心線之間至少應保持 3 倍走線寬度,也就是邊緣到邊緣至少 2W 的距離,以將串擾最多降低約 70%。 IPC-2221 標準:業界標準的安全間距數值取決於電壓等級、海拔高度,以及導體位於內層、未塗覆外層,或有防焊層覆蓋的外層。 製造限制很重要:過窄的走線間距會增加化學蝕刻過程中產生銅橋與銅屑的風險,直接影響生產良率與可靠性。 JLCPCB 製造能力:JLCPCB 支援多層板設計中最小線寬與線距低至 3.5 mil(0.09 mm),並建議以 4 mil 作為量產基準,以取得最佳良率與成本。 在現代硬體工程中,產品不斷朝更小外形尺寸與更高資料速率發展,已經從根本上改變印刷電路板的工程設計方式。當訊號頻率逐漸進入 GHz 範圍、功率密度持續上升時,過去被視為可忽略寄生異常的電氣特性,如今已成為關鍵效能瓶頸。 這場典範轉移的核心,正是 PCB 走線間距。你如何安排電路板上的銅箔路徑間距,會決定電子系統能否完美運作,或......
Aug 19, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 板框設計:關鍵技巧與實用指南
重點摘要 板框定義:繪製於機械層 1 的封閉多邊形輪廓,用來定義 PCB 的最終實體邊界,包括內部挖空、槽孔及安裝孔。 重要性:板框會直接影響機殼配合度、機械穩定性、組裝效率及生產良率;完善的設計可降低成本並縮短交期。 關鍵參數:板邊間距至少應為 0.2 mm,圓角半徑至少為 0.5~1.0 mm,並依外型加工方式選擇適當公差(精密加工 ±0.1 mm,一般加工 ±0.2 mm)。 拼板方式:矩形陣列適合採用 V-CUT,成本較低且速度較快;複雜或不規則外形則適合採用連接橋銑削,彈性較高但成本也較高。 DFM 不可或缺:正式生產前務必執行設計規則檢查,並使用 JLCPCB 線上 DFM 檢查工具找出板框問題。 什麼是 PCB 板框?為什麼如此重要? 板框的明確定義與核心元素 板框定義成品印刷電路板的實際形狀、尺寸及周邊特徵。它相當於機構藍圖,會引導後續每一道製造步驟,包括拼板、外型銑削及最終成型。經過周詳設計的板框,可確保電路板正確裝入機殼、維持機械穩定性、提高組裝效率並獲得最佳生產良率。 經驗豐富的工程師都知道,板框絕不只是一個簡單的矩形,它會直接影響成本、交期、可靠度及產品整合。精密板框加工是......
Aug 17, 2026
PCB 結構與基礎
了解導熱墊在電子設備散熱中的作用
介紹 在各種電子系統中維持理想溫度,關鍵取決於導熱墊,它們也是有效冷卻電子設備的基本組成部分。 作為一種導熱介面材料 (TIM),這些導熱墊能確保熱量在散熱器或其他冷卻系統與電子元件之間有效傳遞。鑑於當代電子產品日益增長的功率密度和精巧設計,導熱墊在維持設備可靠性和效能方面的重要性,再怎麼強調也不為過。本文將探討導熱墊的價值、其種類、用途以及放置和選擇的最佳實務。 什麼是導熱墊? 導熱墊 導熱墊是一種柔軟、可順應的聚合物,旨在填補電子元件與散熱元件(如散熱器或金屬外殼)之間的空隙。它們能確保 CPU、GPU 和功率電晶體產生的熱量有效傳輸至冷卻系統,從而防止過熱。與導熱膏不同,導熱墊是固態的,這使得處理和應用更加簡便。它們在整個接觸面上提供均勻的導熱性,因此在需要填補較大或不規則間隙的情況下特別有用。 導熱墊的種類 市面上有幾種導熱墊,每種都因其材料構成和預期用途而具有特定的優點: 矽膠基導熱墊: 最常使用的導熱墊類型,矽膠基導熱墊的特點是其靈活性、易於應用和良好的導熱性。它們在效能和成本效益之間取得平衡,因此在消費性電子產品中相當受歡迎。 石墨導熱墊: 石墨導熱墊具有優異的導熱性,非常適合高效熱......
Jun 02, 2026
PCB 結構與基礎
什麼是 PCB 導孔?您應該選擇哪種類型?
印刷電路板(PCB)設計是電子產品開發中的關鍵環節。PCB 為電子元件提供了井然有序且緊湊的佈局,實現高效的信號傳輸,並將電氣干擾的風險降至最低。PCB 設計中的一個基本要素是導孔(via),它是在電路板上鑽出的小孔,用於實現電路板不同層之間的電氣連接。 在本文中,我們將全面概述 PCB 導孔,包括其類型、設計考量與應用。我們還將討論為 PCB 設計選擇正確導孔類型的重要性,以及它如何影響產品的效能和可靠性。 什麼是導孔? 導孔是在 PCB 上鑽出的小孔,用於連接電路板的不同層。導孔內壁襯有導電材料(如銅),允許電流通過孔洞,從而在各層之間建立連接。導孔在多層 PCB 設計中至關重要,因為它們為電路板不同層之間的電氣和熱連接提供了途徑。 導孔可以貫穿電路板的整個厚度,連接所有層,也可以僅部分鑽穿電路板,只連接其中幾層。導孔的尺寸和形狀取決於具體的應用和設計要求。導孔可以是圓形或非圓形,其直徑可以從幾密耳到幾百密耳不等。 導孔的放置位置在PCB 設計中也很關鍵。導孔通常放置在沒有關鍵元件或走線的區域,因為它們可能會干擾信號或產生電氣雜訊。此外,導孔的位置會影響電路板的散熱效能,因此在放置導孔時,考慮......
Jun 01, 2026
PCB 結構與基礎
電路板維修入門指南
電路板是現代電子產品的骨幹,懂得如何維修它們是一項寶貴的技能。在這份初學者指南中,我們將提供詳細的說明,協助您成功維修電路板。無論您是需要對故障裝置進行疑難排解,還是想挽救一塊貴重的電路板,本指南都將賦予您能力。從了解電路板元件到掌握焊接技術,您將獲得自信地處理電路板維修所需的知識。 了解電路板元件 要有效維修電路板,了解不同的元件至關重要。電阻、電容、電晶體和積體電路是電路板上常見的一些元件。每個元件都有特定的功能,當其發生故障時,都可能導致電路失效。 範例: 在檢查電路板時,您可能會遇到一個鼓包的電容器。這表示該電容器已失效,需要更換。了解電容器的角色有助於您識別此問題並採取適當的措施。 識別常見的電路板問題 診斷常見問題是電路板維修的關鍵步驟。一些常見問題包括短路、損壞的走線或焊盤、故障元件以及電源相關問題。透過使用萬用表和示波器等各種測試方法和工具,您可以準確地識別這些問題。 範例:假設您正在對一塊沒有產生任何聲音的電路板進行疑難排解。透過使用示波器,您可以測量音訊電路中不同點的輸出訊號,以精確定位訊號在哪裡丟失或失真。 電路板維修的工具與設備 擁有正確的工具和設備對於成功的電路板維修至關......
Jun 01, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 板類型:規格與應用場景終極指南
印刷電路板(PCB)由絕緣層與導電層壓合而成,用於連接多個電子元件。可以把 PCB 想像成玻璃纖維與環氧樹脂疊成的複合板材,上面蝕刻出銅線路,作為訊號與電源的導電路徑。PCB 可以是單層、雙層(兩層導電層)或多層(三層以上導電層),在極小空間內容納大量電路。根據 IPC 的定義,PCB 是由導電與非導電材料經壓合後,形成電氣組件所需的電路。 官方 IPC 定義與層次結構 實務上,PCB 是由交替的介電層與銅箔層構成。銅層上佈有線路、平面、焊墊與通孔,用於連接元件。典型的 4 層 PCB 疊構可能如下: 銅層 – 預浸料或芯材 – 銅層 – 芯材 – 銅層 所有層次都經壓合固定。樹脂/玻璃基材提供機械強度與絕緣。IPC-2221 與 IPC-4101 標準規範了疊構幾何與材料特性。簡單來說,PCB 就是一塊多層三明治板,銅片(線路)負責導電,而非起司。 12 種核心 PCB 類型(2025 版) 工程師通常依結構與用途分類 PCB。以下為 2025 年最常見的 12 種基礎 PCB 類型: 單面 / 雙面 / 多層 單面板:僅有一層銅線路,成本最低,用於基本消費電子,如玩具、簡單電源電路。 雙面板:......
Mar 27, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 層數解析:透過智慧疊構、標準與設計實踐打造更優質的電路板
PCB 是由銅箔與絕緣層層疊而成的「三明治」,用來形成電路板。每一層都有特定功能:有些負責承載訊號(連接元件的走線),有些則作為完整的電源或接地平面。可以把 PCB 層想像成大樓的樓層,每層扮演不同角色,例如一層是辦公室(訊號),另一層是倉庫(接地/電源)。層數依設計複雜度而定,從單層到十幾層的高階電子產品都有。本文將說明如何有效安排這些層,降低 EMI 並提升訊號完整性,關鍵就在於佈線與配置的規劃。 單層與多層 PCB 的定義 最基礎的是單層 PCB,只有一面銅箔,製造成本低,適合 LED 驅動等低成本電路。 業界主流是雙層 PCB,上下兩面都有銅箔,走線選擇翻倍,兩層間透過稱為「過孔」的小孔互連訊號。 多層 PCB則使用三層以上銅箔,內部通常夾有電源與接地平面,並位於訊號層之間。手機、筆電、醫療設備等高密度產品都採用多層板,以滿足嚴格的雜訊管理需求。 從簡單到複雜的層配置演進 早期電子產品單雙層板即可應付,但隨著功能複雜與速度提升,設計者必須增加層數。每多一層就多出佈線空間,避免交叉。實際應用上,低階產品為成本考量維持 2–4 層;中階設計常見 6 層;高速高階系統則普遍 8 層以上。8 層板......
Mar 27, 2026
PCB 結構與基礎
在 PCB 中整合間隔柱:機械可靠性與效能的關鍵考量
Standoff 間隔柱本質上是小型支柱,用於支撐電路板。它們遠不止是 PCB 組裝中的小零件。這些元件透過將 PCB 稍微抬高,讓空氣得以流通,從而提供更好的絕緣與機械支撐。Standoff 能固定電路板,防止其與其他零件接觸。選擇合適的 standoff 確實能帶來改變;它確保設備正常運作,而非故障或鬆脫。如此一來,它們能在零件下方創造空氣循環空間,這是合理的設計選擇。在密集排列中保持適當間距對於散熱與安全都極為重要。 確保穩固安裝與抗振能力 金屬 standoff 能在工業控制器與伺服器機殼之間穩定並支撐電路板,防止因移動而彎曲或斷裂。金屬 standoff 透過為電路板提供金屬支撐,防止大型電路板因過度移動而彎曲。緊固件(主要是螺絲)通常會搭配墊圈,為緊固接頭提供額外保護,防止過度鎖緊。為了妥善固定電路板,必須以能讓電路板承受多次負載與跌落等衝擊而不受損的方式放置緊固件與 standoff。Standoff 可視為避震器,為電路板提供安全的固定點。若電路板未使用 standoff,PCB 將因裂縫與短路而受損。 在密集布局中支援散熱與 EMI 屏蔽 透過將 PCB 抬離安裝表面,stand......
Feb 24, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 的生產與製造流程是什麼?
PCB 的創造者是一位名叫 Paul Eisler 的奧地利人。1936 年,他首次在收音機中使用印刷電路板。1948 年,美國正式認可這項發明並投入商業應用。自 1950 年代中期起,印刷電路板被廣泛採用。幾乎每台電子設備都包含 PCB。如果設備中有電子元件,它們都安裝在各種尺寸的 PCB 上。PCB 的主要功能是將各種電子元件連接起來,形成預定的電路,充當電信號傳輸的中繼站,常被稱為「電子產品之母」。 談到 PCB 的生產與製造,需要經過一系列步驟,以確保最終產品的品質與可靠性。以下是更多步驟與細節,幫助你更深入理解 PCB 的生產製造流程: 準備工作: 在開始生產前,需要準備 PCB 圖紙與相關資料。這些圖紙包含 PCB 尺寸、電路走線、元件佈局等資訊。主要設計與選擇的方面包括 PCB 基材 的類型、焊盤、導電走線等。 確定 板厚:根據圖紙要求,選擇合適的板厚(以毫米為單位)。 確定表面處理:決定板材的表面處理方式,如鍍金、鍍銀或熱風整平(HASL)。 指定元件類型與規格:確定所需的元件類型與規格,包括電阻、電容、二極體等。 準備工具與設備:收集製造過程中所需的工具與設備,如鑽孔機、成型機與......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 基礎:6:新興趨勢與技術
談到學習 PCB 及相關電子的實用知識,不得不提新興趨勢與技術,才能掌握最新進展。PCB 無所不在! 今天,我們將深入探討從軟性 PCB、軟硬結合板到高密度互連(HDI)等技術的變革潛力,並討論物聯網(IoT)與穿戴式裝置對 PCB 設計的影響。 與我們一起踏上創新之旅,突破 PCB 技術的疆界! PCB 技術的突破: 讓我們探索幾項顛覆 PCB 設計的重大進展: A) 軟性 PCB: 軟性 PCB(flex PCBs)是卓越的進步,相較於傳統硬板更具彈性與耐用性。其採用聚醯亞胺或聚酯等柔性材料,可彎曲並貼合複雜形狀,特別適用於空間受限或需動態運動的場景,如醫療設備、汽車電子與消費性電子。 B) 軟硬結合板: 軟硬結合板整合硬板區與軟板區,兼具兩者優勢,可設計出複雜的三維電路。其高可靠度、小型化與優異訊號完整性,廣泛應用於航太、工業電子與穿戴裝置。 C) 高密度互連(HDI): HDI 是 PCB 技術的關鍵進展,能在更小尺寸內實現更高功能。透過微盲埋孔與先進製程,達到更高電路密度並縮短訊號傳遞延遲,支援多層板與更細線寬,實現小型化與高效能,常見於智慧型手機、平板等高效能電子產品。 IoT 與穿戴......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電路板設計的演進
歡迎來到 JLCPCB 的部落格,在這裡我們將深入探討 PCB 設計、製造與組裝的精彩世界。電路板經歷了非凡的演進,從簡單的單層設計轉變為複雜且多功能的 multi-layer 板。今天,我們將深入回顧電路板設計的演進歷程,追溯其從簡單單層板到複雜多層板的轉變。與我們一起探索推動電路板設計演進的歷史、優勢與進步。 從卑微的起點: 自誕生以來,電路板已經走過了漫長的道路。早期,單層板是常態。這些板子由單層導電材料(通常是銅)層壓在絕緣基板上。元件焊接在板子的一側,而另一側的走線提供必要的互連。雖然對基本電子設備有效,但單層板有其局限性。 單層板適用於元件較少、要求不高的簡單電子設備。然而,隨著技術的進步和對更複雜電子系統需求的增長,對更高連接性和功能性的需求導致了多層板的發展。 多層板的出現: 多層板徹底改變了 PCB 設計領域。它們由多層導電材料組成,這些導電層由絕緣層隔開,並透過 vias 互連。這些 vias 允許訊號在層間傳遞,實現更高的元件密度和更複雜的設計。 優勢與進步: 從單層板轉向多層板帶來了許多優勢。首先,多層板提供了更多的佈線選項,實現更高效的訊號路徑並減少電磁干擾。這提高了電子......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
前 10 大常用電子元件指南
電子元件是電子科技的基礎單元,是電子電路不可或缺的建構基石。隨著技術與應用快速演進,設計流程中使用的元件數量與日俱增。電子工程師或愛好者務必掌握常用電子元件的特性與應用。本文介紹工程師最常用的十大電子元件,並提供選型指引。 電阻器 它是電路中最常用的元件,屬於限流元件。電阻對電流具有阻礙作用,透過改變電阻值,即可控制流經該分支的電流,使電子設備中的各種元件在額定電流下穩定運作。常見電阻包括熱敏電阻、壓敏電阻、分壓電阻、色環電阻、功率電阻與光敏電阻。電阻在電路圖中通常以符號(鋸齒線)表示,或以字母 R 標註,阻值單位為歐姆(Ω)。 電容器 在電子學中,電容器能在特定電壓下儲存電荷,此儲存能力稱為電容,以 C 表示,單位為法拉(F)。電容值決定其可儲存的電荷量。在電路圖中,電容器通常以字母 C 開頭編號,如 C01、C02、C03、C100 等。 二極體 二極體又稱晶體二極體,簡稱二極體,具有兩個電極(接腳)。它具有單向導電特性,電流只能沿單一方向流動,可用於整流、保護、開關與檢波等應用。 齊納二極體 齊納二極體是專為反向崩潰區操作而設計的特殊二極體。與一般二極體不同,當反向電壓超過其崩潰電壓時,它會......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
6 層 PCB 的優勢:效能、可靠性與設計彈性
在電子領域中,印刷電路板(PCB)的選擇對於設備的效能、可靠性和設計靈活性起著關鍵作用。特別是六層 PCB,相較於單層和雙層板,提供了顯著的優勢,在複雜度與成本效益之間取得了平衡。本文探討六層 PCB 的主要優點,著重於提升的效能、可靠性與設計靈活性,並包含實際案例,展示其成功應用的成果。 提升的效能 訊號完整性與降低電磁干擾(EMI) 六層 PCB 的主要優勢之一是能夠維持高訊號完整性。多層結構提供了充足的空間來分離高速訊號走線,將串擾與電磁干擾(EMI)降至最低。透過將特定層專用於訊號走線,其他層作為接地平面,六層 PCB 確保訊號能夠乾淨且無衰減地傳輸。 圖 1:訊號層與接地層的分離 改善的電源分配 六層 PCB 通常包含專用的電源平面,有助於在整個電路板上高效分配電力。此專用平面可降低電壓降,確保所有元件獲得穩定且一致的電源供應,這對於維持高速與高功率電路的效能至關重要。 可靠性與耐用性 增強的結構完整性 六層 PCB 的額外層數提升了整體結構完整性。電路板變得更加堅固,能夠抵抗物理應力,這對於涉及嚴苛環境條件或機械振動的應用尤為重要。 改善的散熱能力 多層 PCB(包括六層設計)具備更佳......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
比較 6 層 PCB 與其他多層 PCB:成本、複雜度與最佳化
隨著對精密電子設備的需求持續增長,印刷電路板(PCB)的選擇變得愈發關鍵。在各種多層 PCB 選項中,6 層 PCB 因其在成本、複雜度與性能之間的平衡而常被考慮。本文探討 6 層 PCB 與其他多層選項的比較、優化其設計的策略、預測 PCB 技術的未來趨勢,並考量其對環境的影響。 成本 vs. 複雜度 成本影響 PCB 的製造成本通常隨層數增加而上升,因為需要更多材料、加工步驟與品質管制措施。比較如下: - 4 層 PCB:比 6 層 PCB 更便宜且製造更簡單,適用於中等複雜度的設計,但可能無法滿足更高端應用的性能需求。 - 6 層 PCB:在成本與能力之間提供良好平衡,具備足夠層數進行複雜佈線、提升訊號完整性並改善電源分配,且無需承擔極高層數所帶來的更高成本。 - 8 層及以上 PCB:因複雜度與額外材料增加而成本更高,用於高度複雜與高密度的設計,如尖端運算與通訊設備。 製造複雜度 - 4 層 PCB:生產更容易且更快,製程步驟較少,適用於先進性能非關鍵的簡單設計。 - 6 層 PCB:製造複雜度中等,需精準對位與額外品質管制以確保額外層的完整性,但製程已成熟且具成本效益。 - 8 層及以上......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
6層PCB簡介:結構、設計與應用
印刷電路板(PCB)是現代電子設備的骨幹,提供電子元件安裝與互連所需的實體與電氣架構。隨著技術進步,電子電路的複雜度與效能需求促使多層 PCB 問世,其中 6 層 PCB 在複雜度與成本之間取得平衡。本文探討 6 層 PCB 的結構、設計與應用,凸顯其在當代電子領域的重要性。 PCB 層數概覽 什麼是 PCB? PCB 是以非導電材料製成的平板,表面蝕刻出導電路徑,用來連接安裝於板上的各種電子元件,在有限的空間內實現複雜電路。依層數可分三大類: - 單層 PCB:僅一層導電材料,用於簡單電子裝置。 - 雙層 PCB:具兩層導電材料,可實現比單層板更複雜的電路。 - 多層 PCB:三層以上導電材料,可設計極複雜且高效能的電路。6 層 PCB 是常見的多層板,在能力與製造成本之間取得最佳平衡。 結構與組成 6 層 PCB 的具體結構 典型的 6 層 PCB 包含: 1. 頂層(訊號層):最外層,用於放置與焊接元件。 2. 內層 1(接地層):連續銅面,作為電路參考點並降低雜訊。 3. 內層 2(訊號層):另一路由層,常用於關鍵高速訊號。 4. 內層 3(電源層):為板上各元件分配電源。 5. 內層 4......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
瞭解電子裝置與電路的基礎知識
在現代科技領域中,電子裝置與電路扮演著驅動一切——從日常小型裝置到複雜機械——的關鍵角色。掌握這些元件的基礎知識,能讓我們深入了解各種電子系統如何運作與互動。本文將探討電子裝置與電路的基礎、類型、功能,以及其設計在當今科技版圖中的重要性。電子學研究的是電氣迴路中電子的流動。「Electronics」一詞源自希臘文「elektron」(意指琥珀)與後綴「-ics」,意指學習電子在不同外部場條件下的行為方式。 什麼是電子裝置? 電子裝置是利用電子電路執行特定功能的儀器,範圍從電阻、電容等簡單元件,到智慧型手機與電腦等複雜系統。它們依據電子學原理運作,即電流流經不同材料與元件。 電子裝置的類型與關鍵元件: 每種裝置都具備幾項基本特性,元件會依據這些特性表現。開發者根據目標,選用合適元件來建構所需電路。下圖展示了一些常見於不同電子電路中的元件範例。大致可區分為主動元件或被動元件。 1. 被動元件:包含電阻、電容與電感。它們不需外部電源即可運作,用於管理電路中的電能流動。電子元件可再細分,以下列舉關鍵範例及其功能。 電阻:電阻可限制電流流動,對於控制電流大小與電壓分壓不可或缺。電阻依據歐姆定律運作:「電阻兩......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 解析:印刷電路板簡易指南
印刷電路板(PCB)是幾乎所有現代電子設備背後的關鍵基礎。PCB 的重要性在於它們提供電子元件之間的電氣互連、提供固定元件的剛性支撐,並以緊湊的封裝形式整合到最終產品中。它們是電子設備中負責外形與功能的主要元件,讓先進的半導體能夠以極高的資料速率彼此通訊。 從智慧型手機、電腦到家用電器與工業設備,PCB 讓這些裝置能夠可靠地執行各種功能。在這份簡易指南中,我們將說明 PCB 是什麼、它們如何運作,以及為何在當今科技驅動的世界中如此關鍵。 什麼是 PCB? 印刷電路板(PCB)是一種扁平且薄的板子,由絕緣材料(如玻璃纖維)製成,表面蝕刻有導電路徑。這些路徑也稱為走線,可讓電流在板上的不同元件之間流動,將所有元件連接成為一個功能性電路。電阻、電容、電晶體與積體電路(IC)等元件會被安裝在板上,並透過這些路徑互相連接。PCB 也為電子元件提供機械支撐,使設備能夠安裝在外殼內。 PCB 可以是單面(僅一層導電材料)、雙面或多層,取決於設計的複雜度與所需的連接數量。在製造過程中,內層銅箔會被蝕刻,只留下預定的銅走線來連接電路板上的元件。多個蝕刻層會依序壓合,直到完成整個印刷電路板的疊構。這就是 PCB 製造......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
雙層 PCB 板在現代電子產品中的角色
簡介 在不斷演變的電子世界中,雙層 PCB 已成為從消費性裝置到工業機械等眾多產品的基礎。雙層 PCB 又稱雙面 PCB,能讓電路設計師利用板子的正反兩面,在有限空間內容納更多功能。這項設計改進對於實現高效能電路同時保持成本效益至關重要。本文將介紹什麼是雙層 PCB、其優點、常見應用,以及設計與製造的最佳實踐。 什麼是雙層 PCB? 雙面 PCB 或稱雙層 PCB,由兩層導電銅層組成:一層在頂部,一層在底部。相較於單層 PCB,雙面可放置元件與佈線,使複雜電路設計成為可能。這種板子非常適合需要中等複雜度、但又不想承擔多層板高成本與高複雜度的應用,並可透過導通孔讓訊號在兩層間傳遞。 雙層 PCB 的結構 雙層 PCB 由多層結構堆疊而成,每層皆有特定用途: 基材(基礎材料): 通常由玻璃纖維(FR4)構成,提供機械支撐與絕緣功能。 銅層 經蝕刻形成電路路徑,讓電流與訊號得以傳輸。 防焊層 覆蓋銅線路,防止短路並提供環境保護。 絲印層 最上層印刷元件標籤、符號與其他識別資訊,便於組裝與維修。 使用雙層 PCB 的優點 雙層 PCB 因其多重優勢,成為各種應用的常見選擇: 設計彈性更高 利用正反兩面可實......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
認識小型電路板:現代電子的核心
一塊小小的電路板,構築了我們日常生活中所有小巧而實用的裝置。儘管尺寸迷你,電路板上卻布滿了彼此協作的元件,讓手機、個人電腦、醫療設備與汽車系統等裝置得以運作。本文將探討更小的電路板、其應用,以及設計與組裝時的關鍵考量。 什麼是小型電路板? 小型電路板(PCB)是一種印刷電路板,體積小到足以置入有限的空間,同時仍能執行其既定功能。其上安裝的元件包括積體電路、電阻、電容及其他電子零件。現代電子產品高度依賴小型電路板,因為它能在不犧牲效能的前提下,讓設計更加微型化。這些板子可為單層、雙層或多層,依任務複雜度而定。 小型電路板的種類 小型電路板有多種類型,各自最適合特定用途: ⦁ 單層小型電路板: 此類型僅有一層導電層,適合製作簡單的電子產品。成本低且易於生產,但功能有限。 ⦁ 雙層小型電路板: 具有兩層導電層,提供更多佈線選擇,並能容納更多元件。廣泛應用於智慧型手機等消費性產品。 ⦁ 多層小型電路板: 多層小型電路板在導電層之間設有絕緣層,用於需在極小空間內實現大量功能的複雜場合,如醫療設備與汽車系統。 小型電路板在現代電子產品中的重要性 小型電路板是現代電子發展的關鍵角色,其易於微型化的特性使製造商得......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
了解工業級 PCB 生產
幾乎所有電子設備都建立在印刷電路板(PCB)之上,PCB 也如同骨架般支撐並連接各種元件。隨著各產業持續演進,對可靠且高效的大量生產 PCB 需求大幅增長。工業級 PCB 生產即大規模製造用於汽車、航太、消費電子與電信等領域的電路板。本文將從材料、製程到最佳化設計與效率的最佳實務,全面涵蓋工業級 PCB 製造的重要面向。 什麼是工業級 PCB 生產? 工業級 PCB 生產是指大規模製造用於各種應用的 PCB。這些電路板需針對不同產業的特定需求量身打造,以確保在各種環境下皆能可靠運作。生產流程包含設計、佈線、材料選擇與 PCB 製造等多個階段;在工業環境中,可靠性與效能至關重要,因此每一階段都對板子的品質、性能與壽命扮演關鍵角色。 工業級 PCB 生產的重要性 高品質 PCB 的製造對於各產業電子系統的可靠性與效能極為重要,以下為工業級 PCB 生產不可或缺的幾項主要原因: 確保可靠性與耐用度 工業級 PCB 常處於嚴苛環境,如極端溫度、震動與濕氣。優質的 PCB 製造可確保電路板在這些條件下不會失效,進而維持所支援電子系統的可靠性與使用壽命。 實現微型化與高密度設計 隨著電子裝置功能增加且體積縮小......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
印刷電路板的起源:回顧歷史
印刷電路板(PCB)如同許多突破性發明一樣,建立在歷史進步的基礎之上。早在 140 多年前,約 1880 至 1900 年間,電力的普及改變了日常生活,取代傳統燃料並為家庭供電。這段時期電磁學與馬達相關的關鍵創新,為 PCB 及其在電子製造中的角色奠定了基礎。想進一步了解 PCB 製造,請參閱我們最新的 PCB 製程文章。當時著名的發明包括: 湯瑪斯‧愛迪生:電燈泡(1879) 尼古拉‧特斯拉:馬達(1888)與交流電源(1895) 亞歷山大‧格拉漢姆‧貝爾:電話(1876) 柯達:第一台相機(1884) 赫爾曼‧霍勒里斯:製表機(1890),促成 IBM 成立 雖然 PCB 較晚才出現,其發展卻深受這段變革時期的技術躍進影響。現代形式的 PCB 自 1960 年代問世,最初用於計算機、收銀機及其他簡單電子裝置。 早期雛形:PCB 出現前的年代 在 PCB 出現之前,電子電路靠點對點接線組裝。元件焊接在端子條或板上,導致設計笨重、脆弱且不可靠。20 世紀初電路日益複雜,亟需更堅固高效的解決方案。 過去 80 年的發展: 印刷電路板(PCB)是無數電子裝置與電腦系統的關鍵元件 1950–1960 年......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
印刷線路板(PWB)在現代電子產品中的重要性
印刷線路板(PWB)對現代電子產品極為關鍵,幾乎所有電子設備都建立在這些元件之上。PWB 是組裝與連接電子零件的核心,提供零件正常運作所需的機械與電氣連結。從重型工具到智慧型手機,所有現代科技都以 PWB 為中心。 本文將探討印刷線路板(PWB)在電子領域的重要性,並說明其結構、類型、功能,以及設計與實作的最佳做法。 1. 什麼是印刷線路板(PWB)? 印刷線路板(PWB)是一塊平坦的板材,其非導電基板上蝕刻或印刷出電氣線路圖案。這些路徑又稱為走線,可讓電流在零件之間流動。PWB 與印刷電路板(PCB)的差異僅在於是否已焊接主動與被動元件。 印刷線路板(PWB)可讓您排列並連接電阻、電容、電晶體等多種零件,確保裝置依需求運作。 2. 印刷線路板(PWB)的類型: 依電子裝置的需求與複雜度,PWBs 有多種類型,常見如下: ⦁ 單面 PWB: 此類板僅在單面佈線,用於零件較少的簡單裝置,如基礎電子產品或家用物品。 ⦁ 雙面 PWB: 雙面皆有導電走線,可形成更複雜的線路圖案;兩面皆可安裝元件,並以貫穿孔導通。 ⦁ 多層 PWB: 由多層導電走線與絕緣材料交疊而成,透過導通孔連接各層,適用於高密度零件......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電子學中串聯與並聯電路的實用指南
串聯與並聯電路 是理解電子學與設計高效電氣系統的基礎。這些組態決定了電阻、電容與二極體等元件在電路中的連接方式,進而影響整體系統的行為。通常電路圖中會包含大量彼此嵌合的串並聯組合,以執行特定功能。只含一顆電池與一個負載電阻的電路分析起來很簡單,但在實際應用中並不常見;我們通常遇到的是多個元件互相連接的電路。這兩種基本連接方式可以結合,形成更複雜的串並聯電路。 想像你正在除錯一塊剛組裝好、用來控制 LED 陣列的電路板,你的萬用電錶顯示的電壓卻與計算值不符。這不一定是萬用電錶故障,而可能揭示了串並聯電路在裝置中的關鍵特性。身為工程師,你明白電氣電路是驅動與控制電子設備的根本。 本指南將深入探討串聯與並聯電路,說明組態如何影響元件上的電壓與電流。掌握這些原理對設計與維修電路至關重要,也能讓你在解決問題時,不會懷疑工具或電學基本定律。想了解更多 PCB 設計,請參閱我們的最新文章。 認識串聯電路 在串聯電路中,元件首尾相連形成單一路徑。這表示所有元件流過相同電流,但電壓依各別電阻分配。串聯電路就是元件排成一列、只有一條電流路徑的電路。電流 (I) 順時針流動,從電池正極出發繞一圈回到負極,再經過電池內部......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
基本橋式電路
橋式電路將輸入電壓分成兩條路徑,比較不同分支上的電壓,並提供輸出。這些電路因其在比較、平衡或測量電氣特性時的準確性與多功能性而廣受重視,廣泛應用於感測、校準甚至濾波。它們由四個電阻、電容或電感元件組成,依測量應用排列成四邊形(橋狀)結構。橋式電路在示意圖中可繪製成 H 形或菱形,後者較為常見。 為橋式電路供電的電壓源稱為激勵源,依應用需求可為直流或交流。橋式電路最早由 Samuel Hunter Christie 於 19 世紀初發明,從測量未知電阻到實現現代先進感測器,一直是技術進步的關鍵。無論在實驗室或工業現場,橋式電路都見證了電機工程的基本原理。讓我們深入了解橋式電路,看看它們如何與其他元件一起實現於電路圖中。 基本橋式電路類型: 橋式電路數十年來始終居於電氣量測技術前沿,其中五種橋式電路因其精度與通用性舉世公認。以下深入介紹各類型。十大常見橋式電路概覽如下: 1. 惠斯登電橋: 由四顆電阻構成菱形,用於量測未知電阻。平衡時,兩相鄰電阻比值等於另兩電阻比值,即可求得未知電阻;若已知三個電阻值,即可算出第四個。廣泛應用於實驗室精密電阻量測,以及工業上利用感測器電阻隨物理量變化的場合。 應用實例......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
理解 PCB 工程:完整指南
印刷電路板(PCB)是現代電子產品中最關鍵的元件,因為它們連接並支援其他電子零件。PCB 工程對於規劃、開發和製造步驟至關重要,以創造功能完善且高效能的電路板。在現今追求效能最佳化與微型化的時代,從消費性電子到工業系統,PCB 設計都是電子產業的重要環節。 本文將涵蓋 PCB 工程最重要的幾個面向,包括其重要性、設計概念、製造技術與最佳實踐,協助您打造足以滿足現代電子需求的強大 PCB。 什麼是 PCB 工程? PCB 工程是設計與製造印刷電路板的過程,這些電路板連接積體電路、電阻、電容等電子元件。板上的銅線、焊墊與導孔可讓元件彼此連接並組裝。PCB 工程不只是畫板子,更著重於讓佈局在速度、可靠性與生產便利性上達到最佳化。 由於現代 PCB 可能具備多層與複雜設計,以支援高速電路、電源傳輸與訊號完整性,因此 PCB 工程是推動電子技術進步的重要環節。 2. PCB 的類型 PCB 有多種類型,每種都最適合特定應用。最常見的有: ⦁ 單面 PCB: 這是最簡單的 PCB 類型,只有一層導電材料,常用於低成本消費性產品。 ⦁ 雙面 PCB: 雙面 PCB 在兩面都有導電層,適合更複雜的應用。 ⦁ 多層......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
交流電路板在電子系統中的重要性
交流電路板是現代電氣系統的重要組成部分,負責在多種電腦設備中控制與分配交流電(AC)。這些電路板旨在以高效率與節能的方式處理高壓作業。本文將說明交流電路板的重要性、組成元件、應用場合,以及設計時的關鍵考量,並進一步探討正確的佈局與元件選擇如何提升電子設備的效能與安全性。 什麼是交流電路板? 交流電路板(AC circuit board)是一種印刷電路板(PCB),用於傳輸具有正弦波形的交流電。交流電路板必須能夠處理電流方向的週期性反轉,而直流電(DC)電路板僅能處理單向電流。為了應對電壓變化並維持系統完整性,這需要特殊的設計考量。這類電路板在需要變壓與配電的場合至關重要,例如電源、馬達控制器與照明系統。 交流電路板能確保電力高效分配,同時抑制雜訊干擾與熱損耗。透過精心安排元件與走線,可避免交流系統中常見的訊號失真與電磁干擾(EMI)問題。 2. 交流電路板的組成元件: 交流電路板包含多種協同工作的元件,以下為常見的重要元件: 變壓器:透過變壓器將高壓交流降為較低電壓,是確保交流電安全且適用於電腦設備的必要步驟,同時保護敏感元件免受高壓損壞。 電容器:電容器可儲存與釋放電能,有助於維持交流系統的功率......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
交流電與直流電之戰
19 世紀末見證了歷史上最重要的技術競爭之一:交流電(AC)與直流電(DC)之間的戰爭。這場被稱為「電流大戰」的對決,主要發生在兩位傳奇發明家之間——湯瑪斯·愛迪生支持直流電,而尼古拉·特斯拉則在實業家喬治·西屋的支持下推廣交流電。 湯瑪斯·愛迪生是電氣技術的先驅,發明了第一個實用的電燈泡,並創立了愛迪生電燈公司。他主張建立以直流電為基礎的電網,認為這樣更安全且可靠。然而,隨著城市擴張,直流電的缺點——尤其是無法高效地進行長距離輸電——變得日益明顯。 尼古拉·特斯拉這位才華橫溢的塞爾維亞裔美國發明家,提出了一種以交流電為基礎的替代系統。特斯拉的交流電技術在西屋的支持下,能夠以高電壓發電,並以極低的損耗進行長距離輸電,然後再轉換為較低且更安全的電壓供消費者使用。這場衝突的結果對電力分配的未來以及我們今日為世界供電的方式產生了深遠影響。若想了解更多關於電子與印刷電路板技術,請參閱我們的詳細文章:JLCPCB 如何製造 PCB。 交流電與直流電的差異: 在深入了解這場戰爭的細節之前,必須先了解交流電與直流電的核心差異: 1. 直流電(DC):在直流系統中,電荷以單一方向流動。這是電池與愛迪生早期設計的電......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
數位電子電路:綜合指南
數位電子電路是現代科技的基礎,為從智慧型手機、電腦到智慧家庭裝置等一切設備提供動力。 這些電路使用離散訊號運作,通常以二進位值(0 和 1)表示,使其成為數位世界的骨幹。 在本文中,我們將拆解什麼是數位電子電路、它們如何運作、其組成部分以及它們在日常生活中的應用。 1. 什麼是數位電子電路? 從本質上講,它們是處理數位訊號的電子電路。類比電路使用連續訊號運作,而數位電路則使用離散訊號。這些訊號本質上是二進位,可以是開(1)或關(0)。這種二進位邏輯使數位電路非常可靠,且較不易因雜訊而故障,這是現代電子產品的一大優勢。 最精確且準確的設備都使用數位電路。例如微處理器、通訊系統和記憶體裝置。 2. 數位電子電路的組成部分 數位電路中的每個重要部分都負責整個系統的不同功能。以下是常見組件清單: ⦁ 邏輯閘:邏輯閘是數位裝置的重要組成部分。它們執行簡單的數學運算,如 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR 和 XNOR。根據其邏輯,這些閘接受一個或多個二進位輸入,並產生單一二進位輸出。 AND 閘只有在所有輸入都是 1 時才會輸出 1。 ⦁ 正反器:正反器是可以儲存一個位元資訊的記憶元件。它們用於......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電子放大器電路:初學者全方位指南
電子放大器電路是現代電子產品中最關鍵的元件之一。不論你在聽音樂、使用智慧型手機,還是操作工業設備,放大器都扮演著將微弱訊號提升到可用水準的重要角色。 但放大器電路到底是什麼?它是如何運作的?又為何如此重要?讓我們用簡單的方式來拆解。 1. 什麼是電子放大器電路? 電子放大器電路是一種裝置或一組零件,能讓輸入訊號變得更強。這個訊號可能是音訊、射頻,或任何其他需要放大才能處理或傳輸的微弱電氣訊號。 把放大器想成小號:用輸入訊號這把「小聲音」,吹出讓大家都能聽見的「大聲音」。 2. 放大器電路的主要元件 了解基本元件,就能掌握放大器的運作原理。 ⦁ 電晶體:放大器的靈魂,透過自身特性把輸入訊號變強。 ⦁ 電阻:控制電流大小,決定放大器的增益。 ⦁ 電容:用來濾波或耦合訊號,確保運作順暢。 ⦁ 電源:提供訊號所需的額外能量。 3. 放大器電路如何運作? 核心概念是「控制電流」與「改變訊號」。簡單流程如下: 例如麥克風的微弱聲音訊號進入放大器電路。 ⦁ 輸入訊號:電源供應能量給電晶體,電晶體像守門員,把經過的訊號變強。 ⦁ 電晶體動作:放大後的輸出訊號離開電路,可驅動喇叭或電話系統。 ⦁ 輸出訊號:例如音訊......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電子裝置與電路
在現代科技領域中,電子裝置與電路扮演著驅動一切——從日常小工具到複雜機械——的關鍵角色。掌握這些元件的基礎知識,能讓我們深入理解各種電子系統如何運作與互動。本文將探討電子裝置與電路的基本概念、類型、功能,以及其設計在當今科技版圖中的重要性。電子學研究的是電子於電路中的流動,「Electronics」一詞源自「electron mechanics」,意即探究電子在外加場域下的行為。 電子裝置的類型: 每種元件都具備基本特性,並據此行為;開發者依據設計目標選用,以建構所需電路。下圖列舉了常用於各類電子電路的元件範例。簡單來說,元件可分為主動元件與被動元件。 1. 被動元件:包含電阻、電容與電感。它們不需外部電源即可運作,用於管理電路中的電能流動。 例如: 電阻:限制電流並分壓 電容:儲存與釋放電能 電感:以磁場形式儲能 2. 主動元件:需外部電源,並可控制電流方向。例如電晶體、二極體與積體電路(IC)。 例如: 電晶體:用於放大與開關 二極體:僅允許單向電流 積體電路(IC):將多種元件整合於單一晶片 3. 半導體元件:屬於主動元件的子類,如二極體與電晶體,仰賴矽等半導體材料運作。 例如: 二極體 電......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
串聯與並聯電路:主要差異、優點與應用
串聯與並聯電路是理解電子學與設計高效電氣系統的基礎。這些組態決定了電阻、電容與二極體等元件在電路中的連接方式,進而影響整個系統的行為。通常電路圖中會包含大量彼此嵌套的串並聯混合元件,以實現特定功能。僅由一顆電池與一個負載電阻構成的電路分析起來非常簡單,但在實際應用中並不常見;我們通常遇到的是兩個以上元件連接在一起的電路。這兩種基本連接方式可以組合,形成更複雜的串並聯電路。 想像你正在除錯一塊剛組裝好的電路板,這塊板子用來控制 LED 陣列。你的數位三用電錶顯示的電壓與計算值不符。這不一定是電錶故障,而可能與串並聯電路在裝置中的運作方式有關。身為工程師,你明白電氣電路是驅動與控制電子設備的根本。 在本指南中,我們將深入探討串聯與並聯電路,了解這些組態如何影響元件上的電壓與電流。掌握這些原理對設計與維修電路至關重要,讓你在解決問題時,不必懷疑工具或電學基本定律。 1. 理解串聯電路: 在串聯電路中,元件首尾相接形成單一路徑。這表示所有元件流過相同電流,但電壓依各元件電阻分配。串聯電路就是元件排成一列、首尾相連的電路,電流只有一條路徑可走。電流 (I) 順時針流動,從電池正極出發,經完整迴路回到負極,再......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
什麼是空白電路板(裸 PCB)以及它的用途
沒有任何電子零件的印刷電路板(PCB)稱為空白 PCB 或裸板 PCB。相對地,PCBA 則是已裝上所有所需電子零件的 PCB。由於電路板表面覆蓋一層銅,空白 PCB 有時也被稱為「覆銅」電路板。空白 PCB 由多層環氧玻璃纖維、銅箔與 PCB 油墨構成。在銅箔之前,空白印刷電路板上有非導電的預浸層,並包含一張基材板。銅填充的導通孔連接多層銅走線。 裸板 PCB 可分為單面、雙面與多層等類型,可依複雜度與用途選擇疊構。製作時使用 FR-4(玻璃纖維環氧樹脂)、聚醯亞胺(用於軟板)或金屬核心材料等基材,以因應高功率應用。下文將進一步說明。本文介紹空白 PCB 的定義、用途與製程,並示範如何利用 JLCPCB 的製板服務製作空白 PCB。 1. 零 PCB 與空白 PCB 的差異: 零 PCB(亦稱萬用板或洞洞板)是預製的板子,帶有孔陣列與銅焊盤,用於手動電路原型製作。零件插入孔中,再以導線或焊錫橋接。零 PCB 適合快速小規模實驗,但無法支援複雜或高密度電路。 空白 PCB 則是依特定電路設計客製生產的板子,無預鑽孔或銅走線,可依需求製成任意形狀、尺寸或層數,用於專業 原型與量產。 2. 裸板 PC......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
什麼是電荷?定義、類型與範例
電荷是電子學中最基本且最根本的物理量。電荷是物質的基本性質,由某些基本粒子攜帶,決定了這些粒子在電場或磁場中受到的影響。而電荷在電路中流動,將能量從電池(或電源)傳遞出去,這種流動稱為電流。電流只有在從電池經導線流經元件再回到電池形成完整迴路時才能流動。在米–公斤–秒制及國際單位制中,電荷的單位是庫侖,定義為當電流為一安培時,每秒流過導體橫截面的電荷量。 我們說電流從電池的正極(+)流向負極(−)。可以想像帶正電的粒子沿此方向在電路中流動。這種電流稱為傳統電流方向,也是電子學中通用的方向。然而這並非全貌,因為實際上移動的粒子帶負電,它們流動的方向正好相反!讓我們在本文中更深入探討電與電荷。 1. 1 庫侖的定義 1 庫侖可定義為:當導線中的電流為 1 安培時,1 秒內流過的電荷量。1 庫侖包含 6.24 × 1018 個基本電荷單位,例如單一電子或質子。根據安培的定義,電子本身帶有 −1.602176634 × 10−19 庫侖的負電荷。電化學中常用的電荷單位是法拉第,常用於描述電解反應,如金屬電鍍。1 法拉第等於 96485.332123 庫侖,即 1 莫耳電子(也就是亞佛加厥常數 6.0221......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
數位邏輯設計基礎:數位邏輯設計的基本建構模組
數位電路設計 圍繞著客製化積體電路(IC)與微控制器。雖然許多工程師專注於類比系統,但目前市場上大約 70% 的需求是針對數位設計工程師。但數位設計究竟包含什麼?微控制器或 IC 由哪些基本建構模組組成? 類比與數位電路的核心都是電晶體。類比設計通常只使用少數電晶體,但數位設計的規模則完全不同。舉例來說,Apple 的 M4 晶片包含 280 億個電晶體,每個僅 3 奈米——幾乎超乎想像。 為什麼數位設計需要如此龐大的電晶體數量?答案在於數位系統使用二進位邏輯——0 與 1——來運作。本文將探討基本的數位建構模組,包括邏輯閘、記憶元件與功能單元,並揭示它們如何共同驅動現代電子產品。 邏輯閘:數位電路的基礎 邏輯閘是所有數位電路的基本建構模組。它們執行基本的邏輯運算,如 AND、OR 與 NOT,每個閘通常由大約 10 個電晶體構成。 其中,AND、OR 與 NOT 被視為基本閘,而 NAND 與 NOR 則被稱為通用閘,因為它們可以組合出任何數位邏輯功能。其他特殊閘,如 XOR(互斥或)與 XNOR,在算術運算、錯誤偵測與資料完整性檢查中扮演關鍵角色。 邏輯閘本身不儲存資料,因此僅由它們構成的電路......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 夾具必備:焊接與電路板穩定性的頂尖類型與技巧
電路板夾具,又稱 PCB 夾具,是一種機械固定裝置,用於將 PCB 牢牢夾住。它能固定電路板,使其在焊接、拆焊或測試等精細操作時不會移動。這種免手持的支撐不僅方便,還能提升處理精密電子元件時的安全性與準確度。優質的 PCB 夾具可確保穩定性,讓電路板保持固定,同時在組裝過程中協助更精準地對位零件。簡言之,一個合適的夾具就像你的「第三隻手」,能防止意外與焊點不穩。 日常使用中,優質 PCB 夾具的必備條件 每日使用需要堅固且易於調整的夾具。關鍵特性包括: 採用耐高溫材質:由耐高溫塑膠製成的夾具不會因烙鐵的高溫而變形,因此夾具特別採用耐熱材料打造。 安全可調的夾爪:夾爪必須足夠穩固,能始終以邊緣夾住 PCB 而不造成彎曲,且夾持範圍需足夠大,以適應各種尺寸的 PCB。多數夾具在夾爪上附有橡膠或矽膠墊,使用時可避免刮傷 PCB。 穩固底座:夾具底座可採用橡膠腳墊、磁吸或加重設計,防止焊接時滑動。重型底座搭配吸盤或加重的底部,可穩定大型 PCB,避免工作時移位。 ESD/絕緣夾具:許多優質夾具透過塗層、夾爪或其他方式提供 ESD 防護,避免靜電損壞元件。絕緣產品可防止靜電放電造成元件損壞。 優質夾具能緊密......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
為您的電子設計選擇合適的電子元件:技巧與最佳實踐
一塊裝有各種電子元件的印刷電路板(PCB) 選擇合適的電子元件對任何電子設計的成功至關重要。不論你是在為業餘專案設計簡單電路,還是為商業應用打造複雜系統,正確的元件選擇都能帶來決定性的差異。面對種類繁多的電子元件,往往不知從何下手。 本文將提供挑選合適電子元件的訣竅與最佳實踐,討論選型時的關鍵因素,包括性能需求、成本、供貨與可靠性,並指出常見錯誤,提供實用建議,確保你的電子設計成功。 什麼是電子元件? 電子元件是電子技術的基礎建構單元,用於電路中控制與調節電流。本文將概述最常見的電子元件類型、功能、特性與應用。 電路中的基本電子元件 電子元件種類繁多,各具獨特性質與功能,以下為最常見的幾類: 電阻器 電阻器為被動元件,用於限流、設定偏壓與分壓,遵循歐姆定律,關鍵參數為阻值、誤差、溫度係數(TCR)與功率額定。 常見電阻類型 碳膜電阻 – 成本低,適用於一般用途的中低功率場合。 金屬膜電阻 – 精度高、雜訊低、溫度穩定性佳,常用於精密類比電路。 線繞電阻 – 可承受高功率且熱穩定性優異,常見於電源、馬達驅動與大電流應用。 典型應用 限流 上拉/下拉網路 分壓器 放大器級偏壓 電容器 電容器以電場形式......
Jan 06, 2026
PCB 結構與基礎
理解數位電路時序:Setup、Hold、污染延遲與時脈偏移
這是關於數位電路傳播延遲系列的第二篇文章。設計數位電路時,我們必須確保兩件事:第一是功能性,第二是時序。我們已在另一篇文章中介紹過基本模組。在電子領域,時間就是時脈的滴答聲,所有動作都基於這些時脈週期,它決定了電子電路的運作頻率、速度等。我們先前看過的電路只有在與時脈同步時才會運作,稱為時序電路。使用微控制器、FPGA 或 ASIC 時,必須符合時序限制,才能確保電路正確運作。今天我們將探討有哪些時序限制需要注意。本指南涵蓋基礎:setup 時間、hold 時間、污染(最小)延遲與時脈偏移,並說明它們如何在時序公式與實際設計中互動。 數位設計中的時序參數: 組合邏輯區塊有兩個重要的延遲指標: Tpd(傳播延遲,最大值):由組合邏輯元件所造成的最長可能延遲,用於 setup 檢查。 Tcd(污染延遲,最小值):最短可能延遲,用於 hold 檢查。 時脈週期(Tclk):用於某路徑之連續時脈邊緣之間的時間。 傳播延遲 vs 污染延遲: 傳播延遲(Tpd,最大值):閘極/邏輯區塊的最壞情況(最長)延遲,用於 setup 檢查,以確保最晚資料仍能滿足 setup。 污染/最小延遲(Tcd,最小值):閘極/......
Jan 03, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 基板材料之熱阻與效能比較
印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的一部分,作為從智慧型手機到醫療設備等多種裝置的骨幹。在 PCB 設計中,基板材料的選擇是一項關鍵因素,特別是在涉及 PCB 阻抗、熱阻以及整體效能時。在本文中,我們將比較三種常見 PCB 基板材料的熱阻與效能:FR-4、鋁基板與陶瓷基板,並為尋求優化 PCB 熱效能的設計師提供建議。我們還將探討其他基板材料,並提供這些材料常見應用的額外範例。 三種常見的 PCB 基板材料 FR-4 基板材料 (圖片來源:Jichangsheng Technology) FR-4 是 PCB 製造中廣泛使用的基板材料。它是一種以環氧樹脂為基礎的層壓材料,由玻璃纖維布和阻燃樹脂組成。FR-4 具有良好的機械強度和優異的電絕緣特性,使其成為許多應用的熱門選擇。然而,它的導熱率相對較低,這會限制其散熱能力。 改善 FR-4 熱效能的一種方法是使用較厚的銅層和較寬的走線,以增加散熱表面積。另一種選擇是使用散熱孔(Thermal Vias),為熱量從元件傳遞到電路板另一側提供路徑。此外,設計師可以使用散熱片來改善熱管理,儘管這可能會增加電路板的成本。 鋁基板材料 鋁是一種金屬基底材......
Dec 25, 2025
PCB 結構與基礎
FR-4 與 Rogers:您應該選擇哪種 PCB 材料?
傳統上,製造商一直使用具備耐熱特性且生產成本較低的材料來製造 PCB。隨著電子產業在高頻應用方面的需求日益增長,僅靠 FR-4 已不足以應付。某些設備雖然不一定會處於極端溫度下,但可能必須在射頻下運作。根據射頻所要求的極端效能條件,必須使用如 羅傑斯等專門材料,才能發揮 PCB 的最佳功能。請參閱我們近期關於 PCB 設計中不同類型導通孔的文章。Rogers 廣泛的 PCB 材料組合使其能夠應用於多種領域,包括: • 5G NR 毫米波天線 • 衛星通訊 • 雷達系統 • 車用感測器 • 航太航空電子設備 • 高速資料通訊 • 測試儀器 讓我們來探討為何 Rogers PCB 材料是這些尖端電子領域的優質解決方案。 什麼是 FR-4: FR-4 是一種熱固性玻璃纖維強化環氧樹脂複合材料。它是大多數 PCB 的傳統基礎材料,也是『等級 4 阻燃』(Flame Retardant Level 4)的縮寫。作為一種由環氧樹脂和玻璃纖維製成的複合材料,製造商將其加工成片狀,並在其中一側或兩側壓合銅箔。 FR-4 的關鍵特性與特徵: 低成本:FR-4 是最經濟的 PCB 基板材料之一。 適中的介電常數:1 ......
Dec 25, 2025
PCB 結構與基礎
十大常用電子元件指南
電子元件是電子技術的基本要素,也是電子電路不可或缺的構建模組。隨著電子技術及其應用領域的快速發展,設計過程中使用的元件數量日益增加。對於電子工程師或愛好者而言,掌握常用電子元件的特性與應用至關重要。本文介紹工程師最常用的十大電子元件,並提供選擇合適元件的指導。 電阻器 它是電路中最常用的元件,是一種限流元件。電阻器對電流具有阻礙作用。透過改變電阻器的電阻值,可以控制所連接支路的電流,從而確保電子設備中的各種元件在其額定電流下穩定工作。常見的電阻器包括熱敏電阻、壓敏電阻、分壓電阻、色環電阻、功率電阻和光敏電阻。這些電阻器可以用符號 Ω 或字母 R 表示。 電容器 在電路科學中,電容器具有在特定電壓下儲存電荷的能力。這種能力稱為電容,以 C 表示。電容的單位是法拉,標記為 F。電容器的電容值決定了其儲存電荷的能力。在電路圖中,電容器通常以字母 C 開頭標識,例如 C01、C02、C03、C100 等。 二極體 二極體,也稱為晶體二極體或簡稱二極體,由兩個電極(端子)組成。它具有單向導電特性,只允許電流朝一個方向流動。它可用於整流、保護、開關和檢波等應用。 齊納二極體 齊納二極體是一種具有單向導電特性的......
Oct 23, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6