PCB 佈局指南、佈線策略與技巧
掌握 PCB 佈局佈線要領:包含佈線技巧、疊層規劃、設計規則,以及打造兼具可製造性與高效能的電路板之實務佈局方法。
最新貼文
高速佈局
HDMI PCB 佈局指南:阻抗控制與等長匹配
重點整理 四組 TMDS 差分對應以 100 Ω 差分阻抗佈線,並確保經過導通孔、焊盤及連接器時仍維持此阻抗。 先匹配每組差分對中的 P、N 走線長度,再依照晶片供應商的限制,匹配各組差分對之間的長度。 整條訊號路徑下方都應保持完整的參考平面,切勿跨越平面分割區。 盡可能將 ESD 靜電放電保護元件放在連接器旁,讓突波電流能及早導流。 先確認訊號傳輸類型。TMDS 的匹配規則不適用於 HDMI 2.1 FRL。 前言 電路板在低解析度下可以正常顯示畫面,但切換至 1080p 或 4K 時,卻可能出現影像中斷或眼圖測試失敗。原理圖符合參考設計,元件也沒有選錯,最常見的原因其實是佈線:HDMI 走線被當作一般訊號處理,沒有遵循晶片供應商提供的 HDMI PCB 佈局指南。 本文聚焦於 HDMI 佈線,而非引腳配置。本文假設原理圖及引腳分配已經完成,因此不會提供引腳對照表。 以下章節將介紹訊號優先順序、阻抗、偏斜與等長匹配、疊層結構、ESD 元件配置,以及 HDMI 2.1 的設計差異。所有數值均來自 Texas Instruments(TI)、Analog Devices(ADI)或 STMicroe......
Nov 06, 2026
佈線技巧
破解 PCB 走線長度匹配與頻率的關係:終極指南
重點摘要 真正決定走線長度匹配容差的是訊號上升時間,而不是時鐘頻率。 具有 100 ps 上升時間的 10 MHz 時鐘,其行為就像 GHz 訊號一樣,需要嚴格的長度匹配。 介電分散會令相速度在不同頻譜範圍內發生變化,使單一頻率匹配假設失效。 設計師應以皮秒為單位,根據時域延遲進行匹配,而不是只根據 mil 為單位的實體長度匹配。 蛇形佈線適合單端走線,而鋸齒形調整可以在差分對中維持耦合。 簡介 多年來,PCB 設計師一直依靠 PCB 長度匹配。通常的想法是,只要將走線設計成相同長度,訊號就會同時到達。然而,這種想法建立在錯誤前提上,可能讓工程師花費數小時除錯,甚至需要重新製作整塊電路板。長度匹配的目的是讓平行路徑上的傳播延遲一致,避免產生偏斜。在源同步匯流排中,數據線必須在時鐘週期的一小部分時間內到達。在差分對中,兩條走線也必須同時到達,否則訊號會退化成共模噪聲。PCB 走線長度匹配與頻率之間的關係,以及頻率是否真正決定設計限制,是常見的混淆主題。 PCB 走線長度匹配與頻率的關係 本指南要回答的問題很直接:頻率是否真的決定匹配規則? 第一個誤解:長度相等就代表同時到達 相同的實體長度並不能保證......
Oct 22, 2026
電源與接地佈局
PCB 地彈指南:成因、影響及預防
重點摘要 地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。 多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。 地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。 可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。 良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。 引言 電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。 元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。 地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。 簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。 本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。 地彈的成因 地彈始於 IC 封裝內部......
Oct 20, 2026
高速佈局
PCB 設計中的串擾:成因、類型及降低方法
重點摘要 串擾由邊沿開始:變化中的干擾源電壓及電流會產生電場和磁場,將能量耦合到鄰近的受擾線。 邊沿速率比單獨的時鐘頻率更重要。即使是速率一般的匯流排,只要 I/O 邊沿足夠快,也可能產生嚴重耦合問題。 增加間距,以及縮小訊號至參考平面的距離,通常可帶來最乾淨的佈局改善,但最終結果取決於完整的 PCB 橫截面。 NEXT 與 FEXT 的變化方式並不相同。經過足夠的耦合延遲後,NEXT 會達到由幾何形狀決定的平台;FEXT 除了取決於耦合長度,還取決於模態速度不匹配。 請將 3W、5W、3H 及按波長設定的過孔間距視為起始經驗法則。關鍵網絡應使用場求解器、耦合傳輸線模型或實際測量進行驗證。 引言 記憶體介面可能通過短時間的工作台測試,卻在滿載流量、溫度或電壓極限下間歇性失效。邏輯本身正確,但某條數據線從鄰近線路接收到足以侵蝕接收器裕量的噪聲。這就是 PCB 設計中的典型串擾問題:電路板幾何形狀已經成為電路的一部分。 密集數碼電路板很容易出現串擾,因為相鄰導體共用電場和磁場。更快的 I/O 邊沿會增加耦合瞬態,即使時鐘或數據重複率看似不高。走線間距、平行長度、驅動器阻抗、端接、參考平面及層疊結構,都......
Oct 20, 2026
高速佈局
PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
重點摘要 過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。 在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。 沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。 保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。 縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。 引言 原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。 縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置......
Oct 16, 2026
高速佈局
DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
重點摘要 DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。 DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。 DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。 引言 DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。 這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更......
Oct 16, 2026
高速佈局
解讀 SFP 針腳配置:PCB 佈局與設計指南
重點摘要 SFP 針腳排列採用標準 20 針邊緣連接器,設有電源、接地、差分資料對及 I2C 控制訊號專用針腳。 Tx 與 Rx 差分對承載高速光訊號或銅纜訊號,整段佈線都需要保持 100 Ω 差分阻抗。 低速控制針腳(TX_FAULT、TX_DISABLE、MOD_ABS、LOS、Rate Select/RS1)採用標準單端佈線,無需阻抗匹配。 將 SFP 籠架靠近電路板邊緣、把高速差分對佈置在內層,並保持連續參考平面,是核心佈局規則。 SFP+ 與 SFP28 和 SFP 共用相同的 20 針機械焊盤尺寸,但資料速率更高,因此佈局容差更嚴格。 引言 選錯 SFP 模組焊盤尺寸,或在原理圖中接錯 SFP 針腳,是光纖鏈路無法正常工作的常見原因。有時收發器完全不會初始化;有時在工作台上可以正常建立鏈路,但流量一增加便出現位元錯誤,最後往往可追溯到差分對走線錯誤,或控制針腳缺少上拉電阻。 了解 SFP 針腳排列非常重要,因為 SFP 連接器將電源、接地、高速資料及低速控制訊號集中在單一 20 針邊緣介面中。PCB 佈局工程師必須知道哪些針腳承載每秒數十億位元的資料,哪些針腳只是切換狀態旗標,因為兩者......
Oct 16, 2026
電源與接地佈局
電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
重點摘要 電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。 佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。 線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。 輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。 使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。 開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。 簡介 原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。 良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地......
Sep 29, 2026
電源與接地佈局
電路板接地平面與電源平面指南 2026
重點摘要 優先保持銅箔連續:完整的 PCB Ground Plane(接地平面)可以建立 Low-Impedance Return Path、降低 Noise,而且即使在 Mixed-Signal PCB 中,通常也比任意分割 Ground Plane 更安全。 從 Current Loop 思考:每一條 Signal 都需要完整的 Return Path。High-Speed Trace 不應跨越 Plane Gap、Slot 或 Cutout。 提早規劃 Stack-Up:在 Routing Critical Signal 之前先決定 Layer Arrangement,並盡量讓 Power Plane 與 Ground Plane 靠近,以降低 Power Distribution Path 的 Inductance。 Placement 比事後補 Filter 更重要:縮短 Decoupling Loop、合理配置 Stitching Via,以及妥善進行 Component Grouping,可以從 Layout 階段降低大量 EMI 與 Ground Loop 問題。 製造前再次驗證:......
Sep 08, 2026
電源與接地佈局
LDO vs 切換式穩壓器:效率、雜訊、散熱與 PCB Layout
重點摘要 先計算 LDO 功率耗散:在比較封裝或價格之前,務必先以最大輸入電壓與最大負載計算 LDO 的功率耗散。 規格會隨工作條件改變:壓差電壓、PSRR、雜訊、紋波、效率與暫態響應都應視為與工作條件相關的參數,而不是固定不變的數值。 兩者都高度依賴 PCB 佈局:降壓轉換器的高 di/dt 輸入迴路與高 dv/dt 開關節點會產生不同的耦合機制,因此都需要仔細規劃 PCB 元件配置與走線。 輸出電容選擇:考慮容差、溫度、老化與 DC Bias 效應後,輸出電容仍必須滿足所選 LDO 對電容量與 ESR 的要求。 混合式穩壓:先使用 Buck 再串接 LDO 可以為敏感電源軌供電,但必須先確認壓差裕量、不同頻率下的抑制能力、熱耗散、啟動時序以及反向電流行為。 前言 假設需要將 12 V 輸入轉換成 3.3 V、1 A 輸出。在評估 LDO 與切換式穩壓器時,第一個真正有用的問題並不是哪一顆 IC 封裝更小,而是穩壓器必須消耗多少功率。LDO 的功率耗散約為 (12−3.3)×1=8.7 W。忽略靜態電流時,其效率約為 3.3/12=27.5%。如果降壓轉換器在此工作點假設具有 90% 效率,那麼......
Sep 02, 2026
電源與接地佈局
LVDS PCB佈局指南:設計技巧與實作範例
重點摘要 100 Ω差分阻抗:LVDS PCB佈局從一個數值開始:100 Ω差分阻抗。走線寬度、間距與電路板厚度都會決定這個數值。 差分對同步佈線:將同一差分對的兩條走線並排佈線,並將兩者的長度差控制在5至10 mil以內。 完整接地平面:切勿讓LVDS差分對跨越接地平面的缺口,否則會中斷回流路徑並損害訊號。 至少使用4層板:具有完整接地平面的4層板足以應付大多數設計。對於尺寸較大、佈線較密集的電路板,則可使用6層板。 佈線前先驗證:開始佈線之前先檢查阻抗數值。電路板製作完成後才修正,成本會高得多。 簡介 工程師在處理器與螢幕之間接好LVDS鏈路。電路板通電後,螢幕卻閃爍或出現雜訊。 元件沒有選錯,電路圖也沒有問題,真正的問題出在銅箔走線上。這就是為什麼LVDS PCB佈局指南與電路本身同樣重要。 LVDS代表低電壓差分訊號傳輸。它使用兩條匹配的導線傳送資料,而不是使用一條訊號線及接地。這使其兼具高速與低雜訊特性。 LVDS常見於螢幕、相機及車用電子設備。如果您曾經詢問LVDS的用途,簡短答案就是:任何需要在短距離內快速傳輸資料,同時又不希望產生雜訊的地方。 LVDS本身很容易使用,但要把電路板佈......
Aug 27, 2026
高速佈局
高速乙太網路PHY層PCB佈局實務:RMII/RGMII時序、差分走線與變壓器隔離設計
乙太網路在嵌入式設備、工業IoT和伺服器平台上幾乎是標配介面。從10/100Mbps到Gigabit,速率提升的同時,實體層的設計約束也跟著變嚴。實際除錯中最頭疼的一類問題是:常溫短線纜下一切正常,到了高溫機房、長距離佈線或者電磁環境複雜的現場,就開始隨機掉包、鏈路反覆up/down,甚至完全連不上。這類問題多數不是協定堆疊或驅動的鍋,而是PCB實體層佈局留下的隱患。 以下從MAC-PHY數位介面時序、MDI差分走線、網路變壓器與RJ45隔離佈局三個層面,整理Gigabit乙太網路PHY電路的佈局要點。 一、MAC與PHY之間的數位介面:RMII與RGMII的時序約束 MAC和PHY之間的數位介面,隨速率不同分為RMII(100Mbps)和RGMII(1Gbps)。速率越高,對走線等長和時序裕度的要求越苛刻。 RMII介面佈局要點 RMII把傳統MII的信號線數精簡,用50MHz參考時脈實現100Mbps雙向傳輸。50MHz的Ref_Clk是整個介面的時序基準,這條走線要當高頻信號對待:儘量短、少打過孔,下方保持完整地平面,不能跨電源分割縫。Ref_Clk如果走線過長或跨越平面縫隙,時脈邊沿會劣化......
Aug 26, 2026
高速佈局
CAN-FD實體層PCB佈局設計要點:從差分走線到防護電路的工程細節
車載電控、工業自動化設備逐漸把CAN-FD列為主幹通信標準。相較於傳統CAN最高1Mbps的仲裁段速率,CAN-FD資料段可達5Mbps甚至8Mbps,單幀負載也從8位元組擴充到64位元組,大資料量突發傳輸的場景確實受益明顯。 但速率上去之後,訊號上升沿被壓到幾奈秒等級,PCB走線上任何一處寄生電感、阻抗不連續,或是外部電磁干擾耦合,都會直接反映在匯流排波形上。實際除錯過程中最常遇到的狀況是:協定堆疊設定、鮑率計算都確認過,板子回來之後卻隨機出現錯誤幀,個別節點不定時進入Bus-Off狀態。多數情況下問題不在軟體,而是PCB實體層佈局留下的隱患。以下從硬體設計角度,整理CAN-FD佈局需要把關的幾個關鍵環節。 一、CANH/CANL差分走線的阻抗與耦合控制 車端或設備外部走的是雙絞線,特性阻抗120Ω。訊號進入PCB板內之後,CANH與CANL的走線品質決定了板內段的共模抑制能力,也影響整個鏈路的訊號完整性。 差分阻抗必須對齊120Ω 板內CANH、CANL走線同樣要按差分120Ω設計。如果板內段阻抗和電纜段不匹配,連接器介面處就會形成阻抗斷點,高速訊號在該位置產生反射,示波器上可以看到明顯的振鈴......
Aug 26, 2026
高速佈局
DDR5佈線實務:疊層、等長與訊號完整性
從DDR4 3200MT/s一路漲到現在的4800MT/s,高階平台直接衝8400MT/s以上,這早就不是拉線、做等長就可以實現的數位電路,完全需要依照高頻微波的邏輯。 DDR5架構改動非常明確:工作電壓到1.1V,PMIC從主板挪到DIMM條,原單通道64-bit拆成兩個獨立32-bit子通道,且全數加On-Die ECC。但速率提高之後,訊號眼圖的高、寬都被嚴重限制,容易導致眼圖關閉、無法開機。要穩定較高的速率,只能從疊層開始完善打磨,結合電磁模擬把每段佈線的影響降到最低。 一、疊層與阻抗:基礎打不好後面全白搭 高頻訊號的品質,核心看迴流路徑完不完整。規劃疊層的時候,第一件事就是確保DQ、DQS、CK、CA這些高速線,全程都有連續的參考平面。 1疊層佈局的兩個硬原則 1)優先走內層帶狀線:關鍵的數據、選通訊號儘量塞內層,上下都夾地平面。無論是EMI控制還是抗外界干擾,都比外層強一個檔次,速率越高差距越明顯。 2)堅決不跨平面分割:電源層的分割縫,一根高速線都禁止跨過。假若必須換層,訊號過孔旁25mil以內一定要補地縫合過孔,不然阻抗直接跳變,反射嚴重。 2阻抗公差必須收緊 DDR5驅動強度比前......
Aug 26, 2026
佈局指南
PCB 佈局設計服務如何提升電路板效能?
有一個常見迷思會讓硬體團隊付出成本:只要原理圖正確,電路板就一定能正常工作。事實上,原理圖只能帶你走到一半。真正讓產品穩定運作的,是實際的 PCB 佈局。 PCB 佈局會將電路圖轉化為可製造、可交付的實體產品。它同時控制訊號完整性、熱行為、EMI 以及組裝良率。隨著設計速度與密度不斷提升,PCB 佈局本身已成為一門獨立的專業。 但並非每個工程團隊都能承擔這些工作。隨著設計越來越複雜,團隊往往難以同時滿足時程與技術要求。這也是 PCB layout design services 成為工程團隊常用資源的原因。 JLCPCB 出色的 PCB 佈局服務 正是為此而生。我們多年累積的經驗與成熟的設計軟體,正是品質的有力證明。 為什麼良好的電路板佈局很重要? PCB 佈局是電路設計的實體實現,包括元件放置、走線路由與層疊結構設計。雖然原理圖定義了邏輯關係,但佈局決定了訊號與電源在板上的實際路徑,也決定了整體電路板功能是否可靠。 它是理論設計與高性能、可製造產品之間不可或缺的橋樑。 不良佈局實際上會是什麼樣子? 不良設計很少會以非常明顯的方式立即失效。更常見的是,它會隨機失效:電路板在工作台測試時正常,但在初......
Aug 20, 2026
佈局指南
PCB 設計規則與指南:完整的最佳實務指南
優秀的線路圖只是個想法。要將其轉化為真正可運作的產品,您需要遵循一套健全的印刷電路板設計規則。忽略這些規則會導致昂貴的重製、訊號完整性 (SI) 失效,以及實際上無法製造的電路板。 本指南是整個設計流程的技術資源。我們將涵蓋每位工程師與愛好者成功設計所必須了解的線路圖、佈局與製造基本規則。 什麼是 PCB 設計規則 PCB 設計規則是您電路板的「物理定律」。它們是一組約束,定義了從走線寬度到元件間距的所有內容。 這些強制性規則正是您的製板廠(例如 JLCPCB)用於製造與組裝您電路板的依據。忽略它們是專案延遲與製造停線的首要原因。 這些規則分為三大類: 1. 線路圖規則:確保您的設計在佈局之前邏輯與電性正確。 2. 佈局規則:將線路圖轉譯為實體佈局並正確運作。 3. 製造規則 (DFM/DFA):確保您設計的電路板實際上可製造。 完美交接的線路圖設計規則 如果沒有乾淨的線路圖/佈局,就不可能產生高品質的佈局。它本質上是您的藍圖,這裡的錯誤將在後續放大。 關鍵線路圖實務:清晰與驗證 ● 依功能分組電路:使用階層式圖紙(例如電源供應器、MCU 核心、RF 區)。這將使佈局過程變得極為容易。 ● 維持清......
Aug 13, 2026
佈局指南
PCB 佈局降低雜訊與 EMI 完整指南
重點摘要 EMI 來源:EMI 源自結構與佈局缺陷。回流路徑不良、參考平面中斷及迴路面積過大,都會形成天線結構並輻射不必要的能量。 迴路面積至關重要:在訊號層旁配置完整接地平面,以縮小電流迴路面積,是降低 EMI 最有效的單一方法。 元件配置決定雜訊:元件配置會在走線前先決定電流迴路。應依電源、類比、數位及射頻功能分區,隔離類比與數位電路,並讓雜訊源遠離敏感電路。 接地與電源完整性:連續接地平面、電源與接地層間距緊密且經過最佳化的電源配送網路(PDN),以及位置正確的去耦電容,是低雜訊設計的基礎。 進階抑制方法:對要求嚴格的應用,可使用屏蔽(λ/20 開孔規則)、濾波器(鐵氧體磁珠、共模扼流圈),以及搭配 RC 緩衝電路的閘極驅動控制,進一步抑制 EMI。 電子設計經常是一場對抗無形力量的戰鬥。即使電路圖完美無缺,電路板的實體實作仍可能引入複雜的電磁干擾(EMI)。 在專業製造領域中,EMI 是原因,雜訊則是結果。EMI 是不必要能量的傳播,雜訊則是這些能量造成的訊號失真或時序抖動。多數系統雜訊都源自設計初期的不當佈局決策,因此 PCB 佈局是抵禦 EMI 的第一道防線。 這也說明了瞭解如何透過 ......
Jul 17, 2026
高速佈局
RF PCB 佈局:常見設計錯誤與實用準則
重點摘要 阻抗控制不可妥協:所有轉接結構,包括導通孔、連接器轉接及走線彎角,都必須維持一致的 50 Ω 阻抗,以避免反射及訊號損耗。 迴流路徑完整性決定 RF 設計成敗:RF 走線絕不可跨越接地平面的分割或槽孔。每次換層時,都應以接地縫合導通孔提供連續迴流路徑。 功能分區可避免干擾:將 RF 前端電路與數位邏輯及電源管理區實體分隔,避免諧波與切換雜訊進入接收頻帶。 高頻下的導通孔設計非常重要:使用背鑽或微孔消除導通孔殘段,訊號導通孔旁也應搭配接地縫合導通孔,在換層期間維持 50 Ω 阻抗。 材料選擇會限制效能:頻率高於 2 GHz 時,FR-4 的介電損耗會降低訊號品質。若要實現控制阻抗及低損耗,應使用 Rogers RO4350B 或 Megtron 6 等 RF 級板材。 射頻印刷電路板設計是一門由物理定律決定規則的專業。在 RF PCB 佈局中,每一個銅箔特徵都是傳輸線,不只負責傳遞訊號,也會依本身的實體幾何形狀改變訊號。 頻率達到 GHz 等級時,訊號遵循的是波傳播定律,而不只是克希荷夫定律。多年數位設計所建立的某些「最佳實務」,反而可能在不易察覺的情況下破壞 RF 系統效能。 5G NR......
Jul 16, 2026
佈局指南
多層 PCB 疊構與佈局設計最佳實務
重點摘要 疊構是設計基礎:各層排列方式會決定訊號完整性、阻抗控制及 EMI 表現,因此必須在繪製第一條走線前完成規劃。 對稱且具有充足參考平面的設計可避免失效:採用平衡疊構,讓每個訊號層都鄰接接地平面,可避免板彎翹、確保回流路徑連續並降低串音。 DFM 規則可確保可製造性:孔深寬比、孔環、材料選擇及對稱鋪銅,都是大量生產可靠電路板的關鍵。 現代電子產品要求高度功能密度及極高資料傳輸速率。這項發展已讓印刷電路板從被動載體轉變為複雜系統中的重要元件。 在高效能環境中,電磁物理會決定各方面的表現。對於採用快速切換邏輯或 RF 元件的系統,多層 PCB 設計已不再是選擇,而是必要條件。 設計能否成功,取決於銅層與介電層的實體排列,也就是會控制訊號完整性及電源穩定性的疊構。 多層 PCB 設計的常見挑戰:複雜設計為什麼會失效? 多層 PCB 設計架構會引入簡單電路板不會遇到的失效模式。這些失效很少單獨發生,通常是多個相互關聯的設計問題共同造成。 訊號完整性與串音問題 頻率達到 GHz 等級時,走線會表現為傳輸線。相鄰走線之間發生電磁耦合時便會產生串音,受干擾走線會從鄰近的干擾源走線感應到電壓或電流。 繞線密......
Jul 16, 2026
佈局指南
PCB 設計與佈局有何不同?
PCB 設計與佈局的核心流程 將一個概念轉化為可製造的電路板,是一個細緻且嚴謹的流程。本節將拆解其中的基礎階段,說明如何銜接邏輯設計與實體實作之間的落差。 原理圖繪製與電路設計流程 整個生命週期從原理圖繪製開始,由電機工程師使用標準化符號定義電路邏輯。此階段的目標是確保電氣連接正確:包含定義網路名稱、指定元件數值,讓裝置能實現預期功能。 元件選型與資料庫準備 開發成功的關鍵,在於選擇合適的元件並建立正確的元件資料庫。這不僅包括確認電氣規格,也包括確保每個元件都有經過驗證的原理圖符號,以及與實體封裝相符的準確 PCB 封裝。 PCB 佈局規劃與電路板疊構設計 在開始走線之前,必須先透過疊構設計定義電路板的實體架構。這包括選擇層數與要使用的介電材料,以提供所需的訊號隔離與電源分配能力。 元件擺放最佳化策略 擺放階段可能是整個佈局流程中最具影響力的一步。工程師會仔細擺放元件,以縮短訊號路徑、降低熱點,並隔離敏感類比訊號與雜訊較高的數位邏輯。 走線與訊號完整性考量 走線是根據 netlist,使用銅箔走線連接元件焊墊的過程。對於高速訊號而言,這需要深入理解訊號完整性,包括等長匹配、走線規劃、差動對走線,以......
Jun 03, 2026
電源與接地佈局
拒絕炸板:PCB 銅厚、線寬與載流能力實務指南
一、銅厚(Copper Weight):那個被「秤重」的厚度 大家常說的 1oz、2oz 銅厚 PCB,這單位其實挺反直覺的。它不是長度單位,而是重量單位:指將一盎司(28.35克)的純銅均勻鋪在一平方英尺(約 929 平方公分)的面積上,所形成的物理厚度。 1oz = 約 35μm (1.4 mil) 2oz = 約 70μm (2.8 mil) 為什麼我們不能只靠加寬走線? 在設計馬達驅動器或高速伺服器電源時,PCB 上的空間通常被擠壓得非常厲害。如果你只有 100 mil 的寬度,卻要跑 20A 的電流,1oz 的銅基本上就是在「玩火」。這時候,把 PCB 銅厚提升到 2oz 甚至 3oz,就成了在有限空間內降低阻值、減少發熱的唯一解藥。 電阻與厚度的物理關係非常直接: 公式裡的 T(厚度)與 W(線寬)是相乘關係,銅厚翻倍,效果等同於線寬翻倍。但在 Layout 佈局上,增加厚度往往比增加線寬容易得多。 二、線寬計算機沒告訴你的「環境潛規則」 基於IPC-2221或IPC-2152標準開發的各類PCB走線寬度計算器,其計算結果均建立在理想散熱環境的假設之上。然而實際工程中,PCB多采用封閉......
May 07, 2026
佈局指南
EMI 與 EMC:完整詳細比較指南
在現代電子技術中,每一條電路都可同時視為發射器與接收器。從高效能伺服器到簡單的 IoT 感測器,所有裝置都共存於看不見的電磁輻射海洋中。若對這股能量管理不當,所產生的雜訊將導致效能異常、資料遺失,甚至系統完全停機。這場拉鋸戰正是電磁干擾(EMI)與電磁相容性(EMC)的領域。 對工程師或設計者而言,混淆這兩個術語不只是語義錯誤,更是根本誤解,可能導致產品失敗、不必要的重設成本,並錯失上市時機。本文並非表面概述,而是提供工程師的詳細技術指南:先簡單定義EMI 與 EMC 是什麼,再深入探討關鍵的EMI vs. EMC關係及其對專業 PCB 佈局的巨大影響。 什麼是 EMI?「雜訊」問題 電磁干擾(EMI)依定義是一種效應或現象:它是導致電子設備效能降低的不受歡迎電磁能量,也就是問題本身。這種「雜訊」可能干擾、降低或徹底損壞電子元件或系統,從翻轉記憶體位元到造成全系統停機。 從法規角度,EMI 定義為任何中斷、阻礙或降低電子設備有效效能的電磁擾動。它是電磁能量從干擾源傳遞到受害者的可量化、可測量結果,受馬克士威方程式支配。此「雜訊」並非抽象,而以特定單位量化:電場用伏特/米(V/m)、磁場用安培/米(......
Mar 30, 2026
佈局指南
PCB 佈線的原則與技巧是什麼?
印刷電路板(PCB)是電子設備中不可或缺的一部分,其性能與可靠度直接影響整個系統的運作。PCB 是 Printed Circuit Board 的縮寫,也稱為印刷線路板,是一種關鍵的電子元件,既是電子元件的支撐體,也是它們之間電氣連接的媒介。之所以稱為「印刷」電路板,是因為它採用電子印刷技術製作而成。 佈線是 PCB 設計中的關鍵步驟,決定了電路板的性能與穩定性。本文將探討 PCB 佈線的原理與實用技巧,幫助工程師在設計中獲得更好的成果。 PCB 佈線原理: 遵循電路圖: 佈線時應嚴格依照電路圖,確保連接正確,避免短路或斷路。電路中的每個元件在佈線時都應標註清楚,以便日後維護與除錯。 考量訊號流向: 佈線時需考慮訊號路徑,盡量縮短訊號走線,以減少訊號衰減與雜訊。對於高頻訊號,應注意阻抗匹配,避免訊號反射與失真。 分層佈線: 在多層 PCB 中,應依據電路功能分層佈線。例如,電源層與接地層應分開佈線以降低雜訊,不同訊號層也應隔離,防止互相干擾。 避免 90 度轉角:訊號走線在傳輸過程中應避免尖銳的 90 度轉角,因為這會增加訊號反射與雜訊,降低訊號品質。必要時可使用 45 度轉角或弧形走線過渡。 接......
Mar 27, 2026
佈局指南
駕馭高速訊號的維度:2026 多層印刷電路板疊層設計與阻抗控制深度指南
當硬體工程師在EDA軟體中選擇「新增層」操作時,實際上已進入一場複雜的策略權衡過程。這個過程的核心不再只是拓展佈線空間,而是精準控制電磁能量的分佈與傳導。在目前高頻電路設計領域,多層PCB設計的底層概念已經發生了根本性的改變。設計者面臨的挑戰不再僅限於在電路板表面鋪設走線,而是在介質材料內部精確引導電磁波的傳播路徑。 訊號完整性(SI)與電源完整性(PI)的最終表現,在很大程度上取決於多層PCB堆疊結構設計的確定時刻。對於追求極致穩健性的工程師而言,深入理解多層PCB結構設計的規律與細節,成為其不可或缺的指導工具。這種指導不僅提升了設計的準確性,也將研發過程從初級的原型驗證推向工業級產品的高品質實現階段。 一、物理層的博弈:PCB 疊層隱藏的設計哲學 在雙面板時代,我們習慣用「點對點」的方式思考電路連接,但到了多層PCB設計,關鍵變成了「參考平面」的設定。 電磁波在傳輸線中傳輸時,需要一個緊靠的回流路徑。如果這個路徑斷開,或者因為PCB層排列不合理而偏移,訊號就像失去河道的水一樣,會四處尋找迴路,結果可能造成嚴重的串擾和輻射問題。 在設計高效率的PCB疊層結構時,我們必須遵守「磁通抵消」的原則。透......
Mar 19, 2026
佈局指南
高壓 PCB 佈局技巧:從材料選擇到安全設計實務
我們已經見過 高速與高功率 PCB,以及用於散熱管理的MCPCB;現在輪到認識 HV PCB 了。它們並非什麼特殊板子,而是把普通線路板馴化後用來承受高電壓。在這些高壓下,電流只有 mA 等級,因此功率不是問題;然而高壓走線並不好對付,因為在高壓下,電子會跳躍間隙、沿面閃絡,造成災難性失效。 正因如此,高壓 PCB 布局不只是把走線加寬;而是得運用嚴謹的設計規則、正確的材質選擇與布局策略,讓電力乖乖待在該待的地方。一旦搞砸,你面對的不只是設計錯誤,而是冒煙、火花,甚至整張實驗桌報銷。當 HV 與 LV 走線共存於同一塊板子時,難度更高。舉例來說,若 MCU 工作電壓為 3.3 V,卻意外耦合到 1 kV 突波,所有東西都會被摧毀。讓我們在本文中深入探討高壓設計。 什麼是高壓 PCB? 高壓 PCB(HV PCB)泛指任何設計用於超過標準電壓限值的印刷電路板。在此電壓等級下,絕緣、沿面距離與間隙都成為關鍵因素。一般定義如下: >30 VAC >60 VDC 依 IPC 標準即屬高壓設計考量範圍。 應用領域包括: 電源與逆變器。 電動車(EV 電力電子)。 醫療設備(X 光、MRI)。 高壓 PCB ......
Mar 04, 2026
佈局指南
PCB 佈局中電感的阻抗:完整指南
在每個 PCB 設計中,你都會遇到阻抗問題。因此,了解電感在不同頻率下的運作方式非常重要。此外,阻抗不匹配有時也會導致訊號反射、功率損耗和電磁干擾,進而影響整個系統的效能。 本指南提供 PCB 佈局中電感阻抗的最佳實踐。你將學習計算方法、實際實施策略以及重要的設計技巧。最終,你將獲得優化佈局以提升訊號完整性與效能的知識。 JLCPCB 的專業佈局服務 提供優化設計與適當的阻抗匹配,起價僅 $20,每引腳最低 $0.45。 延伸閱讀: PCB 佈局設計指南 什麼是電感的阻抗? 阻抗指的是元件對交流電流的總阻力。對於電感來說,這種阻力會隨著頻率的增加而上升。 當電流通過電感時,它會在磁場中儲存能量。這種儲能機制使電感能夠抵抗電流的變化。在直流情況下,理想電感表現為短路,阻抗為零。然而,隨著頻率上升,電感的阻抗會成正比增加。 在理想條件下,電感的阻抗為電抗性,這表示它儲存並釋放能量,而非以熱的形式耗散。在複數阻抗平面上,電感阻抗為正虛數,通常表示為 jωL。其中 j 為虛數單位,ω 為角頻率,L 為電感值。 如何計算電感的阻抗? 電感阻抗的基本公式非常簡單: Z_L = jωL = j(2πfL) 其中......
Mar 04, 2026
佈局指南
PCB 佈局設計成功的最佳訣竅:準則與實務
印刷電路板(PCB)佈局是電子電路設計與開發中的關鍵步驟。良好的 PCB 佈局能確保電子裝置發揮最佳性能與功能。PCB 佈局涉及在電路板上放置元件以及它們之間的電氣連線佈線。設計人員在建立 PCB 佈局時,必須考慮訊號完整性、熱管理與電磁干擾(EMI)等多項因素。 本文將概述 PCB 佈局設計,包含準則與最佳實務,並探討 PCB 佈局設計的重要性及其對電子裝置整體性能的影響。此外,我們也會介紹免費 PCB 佈局軟體的使用、建立 PCB 佈局的步驟,以及外包 PCB 佈局服務的優點。 遵循 PCB 佈局準則與最佳實務,設計人員可確保其 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面均達到最佳化。 PCB 佈局準則 PCB 佈局準則是一套規則與最佳實務,設計人員據此確保 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面均達最佳化。這些準則有助於避免常見錯誤,並確保佈局符合所需規格。本節將說明若干最重要的 PCB 佈局準則。 元件擺放 元件擺放是 PCB 佈局設計 中最關鍵的環節之一。正確擺放元件可降低雜訊、改善訊號完整性並最佳化熱管理。元件擺放準則包括: 依功能與重要性擺放元件 將相關元件群組在一起 高速元件彼此靠......
Jan 06, 2026
佈局指南
USB Type-C 的 PCB 佈局指南
USB Type-C 簡介 USB Type-C(USB-C)是一種通用的連接標準,用於裝置連接與充電。作為 USB 介面的最新演進,USB-C 具備多項優勢,包括可正反插的接頭、更高的資料傳輸速率與供電能力。此外,USB Type-C 還能傳輸音訊與視訊訊號,並相容於各種配件,如顯示器、外接儲存裝置與充電器。 USB Type-C 的特色 可正反插:與傳統 USB 介面不同,USB Type-C 可任意方向插入,無需擔心方向問題。 高速資料傳輸:USB Type-C 支援更高的資料傳輸速率,可達 USB 3.1 與 Thunderbolt 3 的速度,實現快速檔案傳輸與影片播放。 供電能力:USB Type-C 支援更高的功率輸出,可為筆電、平板與其他高功耗裝置充電。 多功能性:USB Type-C 可傳輸音訊與視訊訊號,並支援顯示器、外接儲存裝置與充電器等多種配件。 訊號圖示 USB Type-C 連接器共有 24 支接腳。以下兩張圖分別顯示 USB Type-C 插座與插頭的接腳。 圖片來源:Microship USB Type-C 介面的 PCB 設計需求 USB Type-C 佈局設計:......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 設計中的元件佈局
元件佈局是印刷電路板(PCB)設計的重要組成部分,對電子設備的性能、可靠性和製造能力有重大影響。在 PCB 上正確佈局元件可確保最佳運作,並有助於減少雜訊、干擾和熱傳導問題。本文將探討元件佈局的主要概念與技巧,以及它們在打造可靠且高效 PCB 中所扮演的角色。 什麼是元件佈局? 元件佈局是指在 PCB 上擺放電子元件的過程。這種配置對電路板的物理穩定性與電氣性能至關重要。適當的元件佈局透過策略性安排,可確保高效的熱管理、降低電磁干擾(EMI),並最大化訊號完整性。 元件佈局的關鍵面向 · 靠近電源接腳: 元件佈局的基本原則之一,是將電容、電阻及其他關鍵元件盡量靠近積體電路(IC)的電源接腳擺放。如此可減少雜訊與電壓波動,對穩定電路運作至關重要。將這些元件置於電源接腳旁,可縮短導電路徑長度,降低阻抗並提升整體電路性能。 · 元件分組: 將同類元件分組是良好元件佈局的另一要素。依功能將電阻、電容與電感分類擺放,可簡化 PCB 設計並提升訊號完整性。此方法能降低訊號干擾風險,並簡化電氣連接路徑。此外,良好的分組也有助於採用高效的製造技術與電路板佈局。 · 熱管理: 熱控制對於讓電子元件在最佳溫度範圍內運......
Jan 06, 2026
佈局指南
了解 PCB 佈局工程師在電子設計中的角色
印刷電路板(PCB)幾乎是所有電子設備的基礎,從工業設備到智慧型手機,無一例外。電子產品的可靠度、效能與功能,取決於這些電路板的設計與佈局方式。因此,PCB 佈局工程師的專業知識至關重要。他們負責將電路圖轉化為可製造、可運作的實體設計,並考量訊號完整性、元件擺放與散熱管理等問題。本文將介紹 PCB 佈局設計師的職責、所需知識與技能、面臨的挑戰,以及 PCB 設計的最佳實踐。 什麼是 PCB 佈局 工程師? PCB 佈局工程師專精於印刷電路板的實體佈局設計,將電子電路圖轉換成符合效能、製造便利性與可靠度要求的電路板設計。他們的主要任務是在兼顧訊號完整性、電磁干擾(EMI)與散熱的前提下,最佳化疊層、走線與元件擺放。隨著電子設備日益複雜,PCB 佈局專家必須確保設計小巧、高效且符合產業標準。 PCB 佈局工程師的核心職責 PCB 佈局專家在產品開發流程中扮演關鍵角色,其核心職責包括: · 元件擺放與方向: 正確的元件擺放與方向可最佳化空間、降低訊號干擾並簡化走線,涵蓋電阻、電容與 IC 的配置,兼顧效能與成本。 · 訊號走線與疊層管理: 良好的走線與疊層管理是維持訊號完整性、降低 EMI 的關鍵。工程......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 佈局設計終極指南
印刷電路板(PCB)佈局設計是任何電子設備的基礎,從簡單的小工具到高度複雜的系統皆然。PCB 佈局設計是將電子元件排列並在電路板上佈線,以建立功能完善且高效率電路的過程。其目標是在維持訊號完整性並確保熱與電氣性能的同時,實現最小的佔板面積。 從基本的印刷電路到複雜的軟性 PCB,任何工程化的電路板設計都包含大量工作。任何新的電子設備都會從方塊圖和/或一組電子線路圖開始。一旦完成並驗證了線路圖,您就可以依照以下步驟建立現代化的 PCB 設計與佈局。設計良好的 PCB 可確保最佳性能、可靠性與可製造性。本指南將探討 PCB 佈局設計的關鍵面向,包括最佳實務、重要考量,以及建立高效率 PCB 佈局的步驟。 PCB 佈局設計的步驟 步驟 1:繪製線路圖 步驟 2:定義 PCB 尺寸 步驟 3:將線路圖同步至 PCB 板設計 步驟 4:設計 PCB 疊構 步驟 5:定義 PCB 板設計規則與 DFM 需求 步驟 6:擺放元件 步驟 7:佈線 步驟 8:加入標籤與識別碼 步驟 9:產生設計輸出檔案 步驟 1:繪製線路圖 第一步是建立線路圖,這是一份定義元件如何互連的藍圖。放置每個元件符號並繪製彼此間的連線。線......
Jan 06, 2026
佈局指南
元件佈局與 PCB 佈線以實現最佳電路效能
電氣系統的效能、可靠度與可製造性,取決於導線與元件在印刷電路板(PCB)上的佈局方式。若能正確安排元件並妥善走線,就能快速傳遞訊號、降低雜訊,並實現兼具成本效益與功能性的設計。在今日高度微型化的電子設計中,對這兩部分的縝密規劃與執行愈發關鍵。 本文將透過不同設計類型的範例,深入探討元件擺放與 PCB 走線的基礎知識,幫助您了解這些方法對於打造各領域可靠且高效電子產品的重要性。 PCB 設計中的元件擺放是什麼? 元件擺放是指在印刷電路板(PCB)上規劃電子零件位置的過程。擺放方式會影響電氣訊號在零件間的流動效率,並直接關係到電路效能、散熱能力與製造難易度。將每個零件放置在能將干擾降至最低並提升效能的位置,需要技術知識與創意。 優秀的 PCB 設計始於正確的元件擺放,使組裝與後續維護更輕鬆。設計者需考量零件與電源、訊號線及散熱路徑的相對距離。 什麼是 PCB 走線? PCB 走線是利用銅線在板子上建立零件間電氣連接的過程。為降低雜訊、控制阻抗並確保最終產品符合訊號完整性標準,必須採用良好的走線技巧。 PCB 走線主要分為兩大類: · 單層走線: 僅使用單層銅箔完成連線,通常適用於簡單且成本導向的設計。......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 設計中接腳佈局的重要性
引腳佈局是印刷電路板(PCB)設計的重要環節,直接影響電子設備的效能與穩定性。正確的引腳佈局可確保電路中所有元件彼此順利通訊,減少錯誤並提升整體效能。本文將探討引腳佈局的定義、常見類型、最佳實務,以及在不同領域的應用。 什麼是引腳佈局? 引腳佈局是指積體電路(IC)或其他電子元件上,用於與印刷電路板(PCB)連接的引腳排列與配置方式。這些引腳負責元件與 PCB 之間的電氣連接,使資料得以傳輸。引腳佈局會影響訊號完整性與整體效能,因此理解並妥善設計引腳佈局,是打造可靠且高效電路的關鍵。 常見的引腳佈局類型 在 PCB 設計中,常見的引腳佈局有多種,每種都有其優勢,可依實際需求選用: · 雙列直插封裝(DIP) DIP 是最常見的封裝形式之一,具有兩排平行且間距固定的引腳,適合低密度設計與原型開發,易於手工焊接與更換。 · 表面黏著元件(SMD) SMD 引腳佈局體積小,可容納更多引腳,並直接焊接於 PCB 表面,有助於縮小設備尺寸並提升電氣效能。 · 四方扁平封裝(QFP) QFP 在元件四邊均設有引腳,適合需要大量 I/O 的複雜積體電路,兼具高密度與良好散熱特性。 · 球柵陣列(BGA) BGA......
Jan 06, 2026
佈局指南
GPIO 腳位選擇在嵌入式系統中的關鍵作用
通用型輸入與輸出(GPIO)在許多嵌入式系統中至關重要,從微控制器到像 Raspberry Pi 這類單板電腦皆然。從簡單的 DIY 電子專案到工業自動化,GPIO 腳位配置對各種專案都不可或缺,因為它們讓你能連接並與感測器、LED、馬達及其他外部元件互動。 本文將探討 GPIO 腳位配置是什麼、它們如何運作、有哪些類型,以及在設計中使用的最佳方法。不論你是經驗豐富還是剛入門,若想打造高效運作的電子系統,就必須了解 GPIO 腳位配置。 1. 什麼是 GPIO 腳位配置? GPIO 腳位配置顯示了當你想對微控制器或單板電腦進行資料收發時,各腳位應如何設定。與電源、接地及通訊協定等具有固定功能的專用腳位不同,GPIO 腳位用途多元,可依需求設定。 這些腳位是控制器內部數位碼與真實世界之間的橋樑。GPIO 腳位配置對於管理並與外部硬體通訊至關重要,例如讀取感測器資料或開關 LED。 2. GPIO 腳位的類型 不同類型的 GPIO 腳位對應不同用途,最常見的類型如下: 輸入腳位: 輸入腳位可讀取來自外部裝置(如感測器或開關)的資料。依感測器類型與裝置能力而定,這些訊號可能是數位(開/關)或類比。舉例來......
Jan 06, 2026
佈局指南
原型製作的最佳 PCB 佈局設計指南
印刷電路板(PCB)佈局是電子電路設計與開發中的關鍵步驟。良好的 PCB 佈局可確保電子裝置達到最佳性能與功能。PCB 佈局涉及在電路板上放置元件並在它們之間佈線。設計人員在建立 PCB 佈局時,必須考慮訊號完整性、熱管理與電磁干擾(EMI)等多項因素。 本文將概述 PCB 佈局設計,包含指引與最佳實務。我們也會討論 PCB 佈局設計的重要性,以及其對電子裝置整體性能的影響。此外,我們將探討免費 PCB 佈局軟體的使用、建立 PCB 佈局的步驟,以及外包 PCB 佈局服務的優點。 PCB 佈局指引: PCB 佈局指引是一套規則與最佳實務,設計人員遵循這些規則以確保 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面達到最佳化。PCB 佈局指引可協助設計人員避免常見錯誤,並確保佈局符合所需規格。最重要的 PCB 佈局指引包括: 1) 從清晰的電路圖開始: 確保電路圖完整且正確,因為它是 PCB 佈局的基礎。再次檢查連接、元件值與訊號流向以避免錯誤。保持電路圖流向由上至下、由左至右。例如:輸入埠可置於左上角,輸出則置於右下方。依據電路中的應用,為不同元件建立適當的區塊。下方參考設計即為最佳電路圖實務之一。 2)......
Jan 06, 2026
佈局指南
如何使用 RP2350 設計佈局
早年身為電子工程師,我設計過不少 2–4 層的開發板,有些是複製品,有些則強化了功能。開發板的設計能徹底釋放 PCB 設計師的潛力,同時讓我們在硬體研究過程中學到許多新的佈線技巧。自己動手做開發板的核心在於「客製化」,只需花一點心思,就能依照需求調整 PCB。有時為了降低整體系統成本,也會把微控制器的最小系統做成擴充板來使用。 Minimal 板概覽: 原始的 Minimal 板旨在提供一個簡單的參考設計,僅用運行 RP2350 所需的最少外部元件,同時保留所有 I/O 並保持易於接觸。它包含: 電源(5 V 轉 3.3 V 線性穩壓器) 石英晶體振盪器 快閃記憶體 I/O 連接(micro-USB 插座與 GPIO 排針) 新的 RP235x 系列 Minimal 板保留了大部分相同設計,但針對新硬體做了必要修改。此外,儘管採取極簡風格,仍加入了 BOOTSEL 與 RUN 按鍵,以及獨立的 SWD 排針,以提升除錯體驗。若成本或空間是首要考量,也可省略這些按鍵,因為它們的訊號仍在排針上留有空接點。現在輪到我們自己用 RP2350 打造一塊客製化 PCB 了。 RP2040 vs RP235x ......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 設計指南 101:佈局與走線
歡迎來到我們 PCB 設計指南系列的第二篇文章。在本文中,我們將探討實現最佳 PCB 設計性能與功能所需的關鍵設計準則。無論您是電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生或業界專業人士,理解這些準則都能協助您打造高品質的 PCB 設計。本文將深入探討印刷電路板(PCB)設計的基礎原理與最佳實踐,這些指南有助於確保 PCB 正常運作、可製造,並符合所需的性能標準。讓我們與 JLCPCB 一同深入細節! 1. 元件擺放: 在 PCB 設計中劃分區域: PCB 上的數位與類比區域會被分開,以避免訊號互相干擾。將相關元件群組化不僅簡化走線,也能透過降低無關電路之間的串擾風險來提升訊號完整性。例如在類比放大器設計中,電源區域會遠離主要放大 IC,以避免訊號雜訊。 耐熱設計: 會產生熱量的元件(如電源穩壓器或大電流裝置)應擺放在通風良好或靠近 PCB 邊緣的位置,以利有效散熱。元件之間保持適當間距,對於組裝與維護的便利性,以及確保自動化焊接製程不會造成橋接或其他缺陷,都至關重要。 高速設計考量: 高速元件(如處理器與記憶體模組)應盡量靠近對應連接器擺放,以縮短走線長度,進而降低訊號延遲與潛在干擾。整體而言,深思熟慮的......
Jan 06, 2026
佈局指南
如何設計完整的 PCB 佈局?PCB 佈局工程師必須知道!
每一款革命性的電子產品並非從烙鐵火花開始,而是始於一個簡單的概念——也許是餐巾紙上的草圖,或是軟體模擬的設計。將這個概念轉化為實際可運作的硬體極為複雜,而連接兩者的關鍵橋樑就是印刷電路板(PCB)。在這片板子上安排元件與走線的設計與佈局,即所謂的 PCB Layout,是每位電子工程師都必須掌握的基本技能。 本文將帶你從 電路圖(schematic diagram) 一路走到 量產製造 階段,讓你的電子創意真正成為現實。 PCB Layout 工程師在設計前應該知道的事 在拉第一條線之前,必須先完成大量前置作業。良好的 PCB Layout 始於規劃階段:建立邏輯電路、定義物理限制。草率跳過這一步,最常導致改版、成本暴增與時程延誤。 從邏輯到藝術:電路圖繪製與 PCB Layout 第一步是「電路圖繪製」(schematic capture)。在 EDA 軟體中建立電路的邏輯表達,也就是顯示所有 元件 及其透過 網路(nets) 電氣連接的 電路圖。這份圖是專案的絕對真理,並產生關鍵的網路表(netlist),數位化定義每一條連線,供 PCB 佈局軟體遵循。 常見 誤解 是「電路圖只是草圖」。事實......
Jan 06, 2026
可製造性佈局
PCB 佈局中設計規則檢查 (DRC) 的重要性
設計規則檢查(DRC)是在印刷電路板(PCB)領域中打造功能正常且可靠產品的基本程序之一,其設計取決於每一部分都符合特定的設計與製造標準。DRC 是一種驗證流程,用於確認 PCB 佈局是否遵循製造商與設計師所制定的設計規範。這些規範涵蓋間距、走線寬度、間隙以及其他影響 PCB 性能與製造的關鍵要素。本文將介紹常見的設計規範、DRC 在 PCB 設計中的重要性,以及實施高效 DRC 流程的最佳實踐。 什麼是設計規則檢查(DRC)? 設計規則檢查(DRC)是自動審查 PCB 佈局 的過程,以確保其符合一組規範與限制。這些標準有助於定義產業規範、製造能力與特定設計的所有需求。DRC 會檢查諸如走線間的最小間隙、走線寬度、導孔直徑與元件間距等項目。DRC 能在早期發現潛在問題,幫助設計師降低生產過程中出現昂貴錯誤的風險。 DRC 中的常見設計規則 · 最小間隙: 最小間隙是指兩個導電元件(走線、焊盤或導孔)之間可接受的最小距離。足夠的間隙對於防止短路並確保電路板性能至關重要,尤其是在元件密集的高密度設計中。 · 走線寬度: 在 PCB 上,走線的直徑決定了其安全承載電流的能力。DRC 會確認走線寬度是否符......
Jan 05, 2026
可製造性佈局
如何使用 IPC 標準來最佳化您的 PCB 佈局
設計 PCB 不只是把零件連接起來——而是要打造一個強固、可靠且可製造的設計,並符合產業標準。這正是 IPC 標準的價值所在。IPC 標準是 PCB 設計與製造領域最廣受認可且最重要的標準之一。無論你從事電子設計或製造,IPC 標準都會影響設計師如何繪製電路板,以及如何為不同產業準備量產。這些標準旨在確保性能與可靠度,並已被眾多產業採納。 IPC 標準的目標是確保電子產品可靠、安全且可製造。無論你身處哪個產業或市場區塊,IPC 都可能定義了適用於你產品的重要需求。本文將探討: 為何 PCB 佈線設計必須符合 IPC 標準。 找出與 PCB 佈線設計相關的 IPC 標準。 了解 PCB 軟體選擇如何影響 IPC 標準的實踐。 什麼是 IPC 標準? The Institute for Printed Circuits (IPC) 發布全球通用的 PCB 設計、製造與組裝標準。這些標準成為設計師、製造商與測試人員之間的共同語言,確保電子業的一致性、品質與可靠度。以下為 PCB 設計最相關的 IPC 標準: IPC-2221: 印刷板通用設計標準。 IPC-2222: 硬式印刷板分段設計標準。 IPC-......
Jan 05, 2026
可製造性佈局
現代電子設計中的 PCB 電路板佈局
印刷電路板(PCB)佈局是打造現代電子設計的關鍵。在影響電路可靠性、效率與性能的多項因素中,佈局是其中一環。除了連接各電子元件,良好的佈局還能提升訊號完整性、降低雜訊並控制溫度。本文將探討 PCB 板佈局的價值、最佳設計實務,以及建構 PCB 佈局時最重要的考量。 在確保符合業界標準的同時,我們也會討論 PCB 設計的各個面向,包括元件擺放、走線方式與散熱管理。 1. 什麼是 PCB 板佈局? PCB 板佈局是指在印刷電路板上擺放元件並繪製電氣連接路徑(走線)的過程。在佈局階段,需將電容、電阻、微控制器與連接器等元件以有計畫的方式擺放,以最佳化空間利用並確保電路正常運作。 周詳的規劃可防止訊號衰減、降低干擾,並避免運作時熱量累積,對最終產品的效能與可靠性至關重要。 2. PCB 佈局在電子設計中的角色 PCB 佈局是所有電腦化設計的基礎,它定義了元件間的資料流向與板上的電源分配。正確的 PCB 結構可維持訊號純淨,防止雜訊與失真,避免系統失效或故障。 簡言之,從智慧型手機到工業控制系統,任何正常運作的電子設備都少不了良好的佈局。 3. PCB 板佈局的關鍵考量 a. 元件擺放 正確擺放元件是 PC......
Jan 05, 2026
高速佈局
微帶線與帶狀線:佈局差異與使用時機
RF(射頻)PCB 設計是工程與藝術的交會點。在 RF 設計師的工具箱中,微帶線與帶狀線傳輸線是無名英雄,它們確保訊號在 PCB 上無縫傳輸,不受干擾、損耗或阻抗不匹配影響。但這兩種傳輸線究竟是什麼?又該如何選擇?讓我們深入探討,若想進一步了解 PCB,請參閱我們詳細的 PCB 製造部落格。 什麼是微帶線與帶狀線傳輸線? 微帶線傳輸線: 微帶線是位於 PCB 表面的導電走線,下方有接地層,中間夾著介電材料(PCB 基板)。走線頂部暴露在空氣中,其電磁場行為如下: 場域部分在基板中傳播,部分在空氣中傳播。 這形成混合介電介質,賦予微帶線獨特特性。 帶狀線傳輸線: 相較之下,帶狀線是埋藏在 PCB 內兩個接地層之間的導體,完全被介電材料包圍。其電磁場行為如下: 場域完全侷限在介電材料內。 這種遮蔽使其對外部雜訊更具免疫力。 為何這些傳輸線在 RF 設計中如此重要? 在 RF 設計中,每一毫米都至關重要。微帶線與帶狀線等傳輸線可確保: 1. 訊號完整性:防止長走線上的訊號失真。 2. 阻抗匹配:維持一致阻抗(如 50 Ω 或 75 Ω)以達到最大功率傳輸。 3. 雜訊抑制: 控制輻射與對外部 EMI 的......
Jan 05, 2026
高速佈局
PCB 佈局中的訊號完整性基礎
在PCB 設計的世界裡,訊號完整性對於確保電子訊號可靠且準確地傳輸扮演著關鍵角色。對於投身 PCB 設計的電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生與專業人士而言,掌握訊號完整性的基礎知識至關重要。本文將深入探討訊號完整性的核心概念,並說明它們如何影響 PCB 佈局。遵循最佳實務,您就能最佳化訊號完整性,並提升整體電子系統的效能。 什麼是訊號完整性? 訊號完整性指的是在整個傳輸路徑中維持訊號品質與完整性的能力,包含阻抗匹配、降低雜訊,以及最小化反射與串擾等訊號失真。透過維持訊號完整性,我們能實現可靠的資料傳輸、減少錯誤,並最大化系統效能。 阻抗匹配: 阻抗匹配在訊號完整性中扮演關鍵角色,可確保傳輸線的阻抗與驅動器及接收器電路的阻抗相符。正確的阻抗匹配能最小化訊號反射並最大化功率傳輸,進而達到最佳訊號完整性;其做法係依據 PCB 的基材與疊構來設定走線寬度與間距。採用受控阻抗走線與慎選元件等技術,皆有助於成功實現阻抗匹配。 傳輸線考量: 在高速設計中,訊號通常被視為傳輸線而非單純的電氣連接。傳輸線需要仔細考量走線寬度、間距與介電材料等特性。遵循特定準則,例如維持受控阻抗、最小化線長差異,以及正確地終端傳輸線......
Jan 05, 2026
電源與接地佈局
走線寬度 vs 電流承載能力:電源走線的 PCB 佈局技巧
在精密的PCB 設計藝術中,電源走線是默默承載電流的無名英雄,為電路注入生命。訊號走線因阻抗匹配與雜訊控制而備受關注,電源走線則默默肩負供電重任,避免自身或所連元件燒毀。但這些走線該多寬?這正是線寬與載流能力之間的關係所在。若你認為 0.1 mm 的走線足以承受 10 A,那只不過是在設計一塊「PCB 形狀的保險絲」。想更深入了解 PCB,請參閱我們的 PCB 製造終極指南。 為何線寬在電源走線中至關重要 電源走線的核心在於高效供電,同時管理熱量、壓降與訊號完整性。線寬一旦出錯,等同於邀請熱累積、電壓跌落,甚至走線熔斷。沒錯,熔化的走線在科幻電影裡或許很酷,但在現實中只是設計災難。 IPC 已制定標準,提供測試與計算 PCB 走線溫升的方法,對應特定輸入電流。這些標準為 IPC-2221 與 IPC-2152,內含大量相關資訊。顯然,這些標準相當龐雜,多數設計師無暇逐一解析資料,只為整理出線寬對電流表。 什麼是電路板走線電阻? 自然界所有物質對電流都有一定阻力,導體與絕緣體皆會不同程度地阻礙電流。PCB 走線常以銅為導體,但銅本身成分與特性仍會產生電阻,此即 PCB 走線電阻。 電阻以歐姆為單位,......
Jan 05, 2026
佈線技巧
掌握 PCB 佈線技巧,實現最佳電路設計與效能
掌握 PCB 佈線技巧,實現最佳電路設計與效能 簡介 PCB 佈線 是電路設計中基礎且精細的一環,對電子設備的效能、可靠性與功能有深遠影響。有效的 PCB 佈線技巧能優化電氣走線、維持訊號完整性,並確保整體佈局效率。本指南將全面探討各種 PCB 佈線技巧,從走線最佳化與訊號路徑管理,到高速 PCB 佈線與佈局設計的最佳實踐。掌握這些技巧後,您將更能應對佈線挑戰,實現符合需求的高品質 PCB 設計。 PCB 佈線技巧 電路設計與佈局 PCB 佈線始於縝密的電路設計與佈局。完善的電路設計是高效佈線的基礎,可確保所有元件策略性擺放,以縮短走線長度並降低干擾。佈局設計則精準定位元件,使佈線順暢並形成最佳訊號路徑。良好的佈局實踐——如將相關元件群聚、最佳化擺放並遵守間距規範——對高效可靠的 PCB 佈線至關重要。 除了元件擺放,熱管理 與機構限制也必須納入佈局考量。有效的熱管理可確保熱量順利散逸,避免元件過熱影響效能與可靠度;機構限制如板尺寸與固定需求,也須納入,使佈局能容納所有元件與連接。 走線最佳化 走線最佳化 是 PCB 佈線的核心技巧,旨在設計電氣走線以最小化電阻與電容,維持訊號完整性。適當的線寬與......
Jan 05, 2026
可製造性佈局
如何選擇最佳印刷電路板佈線服務
高品質的電路圖只是電子設計挑戰的一部分。完成電路圖設計後,還需要將其轉換為可運作的印刷電路板(PCB)。若 PCB 佈線錯誤,可能會降低設計性能,導致電磁干擾(EMI)、基板(或訊號)完整性(SI)問題、過熱,甚至最終做出無法製造的可用 PCB。 那麼工程師、Maker 或專案經理該如何在市場上評估並選擇 最佳印刷電路板佈線服務? 這並非單純的成本決策,而是對潛在供應商的知識、設計流程以及對製造限制理解程度的技術分析。本文將作為技術指南,協助您做出選擇。我們將說明何謂佈線、如何從電路圖開始評估交付品質,以及整合製造商佈線的功能優勢。 什麼是 PCB 佈線 在選擇服務之前,先了解您要外包的技術問題至關重要。電路圖描述邏輯連接(哪些元件相連),而 PCB 佈線 則描述實體實現(如何以及在何處連接)。 此步驟稱為佈線,由佈線工程師使用電子設計自動化(EDA)軟體完成。流程包括: ● 元件封裝 - 建立並擺放每個元件焊接所需的實體焊墊圖案(封裝圖)。 ● 元件擺放 - 將所有元件擺到板上的關鍵藝術。此步驟對所設計電路板的電氣與熱性能影響極大。 ● 佈線 - 依電路圖的邏輯連接(「網表」)繪製銅「走線」(「......
Jan 02, 2026
高速佈局
IC 電路板設計:PCB 佈局技術指南
為什麼 PCB 佈線 對 IC 板設計如此重要?PCB 佈線是將理論優雅的 線路圖 轉化為可 可靠運作且可製造的硬體 的關鍵時刻。對於任何搭載複雜 積體電路(IC) 的複雜電路板,例如 微控制器、像 FPGA 這樣的加速器,或敏感的 RF 收發器,我們不僅僅是將一個點連接到另一個點。PCB 佈線是一項工程專業,對 PCB 和積體電路系統的效能、訊號完整性和整體熱穩定性有巨大影響。這是學習任何 IC 板設計成功的基本 PCB 佈線指南和 PCB 設計最佳實踐的終極指南。 IC 板的演進 IC 板的歷史是一段持續微型化的故事。早期的 PCB 是簡單的 單層 設計,用於容納間距寬鬆的大型通孔元件。佈線是一個相對簡單的二維拼圖。然而,隨著 IC 從簡單的邏輯閘演變為具有數百個引腳的球柵陣列(BGA)封裝的 系統單晶片(SoC),設計 PCB 的複雜性呈爆炸性增長。這種轉變將佈線設計師的角色從製圖員轉變為必須掌握高頻電子物理學的多學科工程師。 現代電路板設計工作 在當今的環境中,最重要的 電路板設計工作 需要強健的多專業技能組合。負責 複雜 IC 板 的佈線工程師將是以下領域的專家: ● 訊號完整性(SI)......
Jan 02, 2026
電源與接地佈局
PCB 佈局中去耦電容的完整指南
無論是資深工程師還是熱情的業餘玩家,每位印刷電路板(PCB)設計者都曾遇過:電路出現不可預測的行為。微控制器隨機重啟、類比數位轉換器(ADC)讀值越來越離譜,或高速通訊匯流排總是錯誤連連。大多數情況下,問題並非元件故障或邏輯錯誤,而是更細微且隱晦的——雜訊電源分配網路(PDN)。高頻雜訊與不穩定的電源軌會對敏感電子設備造成嚴重破壞。第一道也是最重要的防線,就是那顆不起眼的旁路電容。 本文將作為一份全面的技術指南,帶您深入了解旁路電容的正確佈局與使用方式。我們會超越常見的「把它靠近接腳放」的建議,探討電容擺放的底層物理原理、進階佈線/實務指南、電源/接地匹配平面,以及診斷並修正常見佈局問題(寄生電感、電磁干擾 EMI 等)。最終,您將能把所學概念應用在下一個 PCB 設計中,大幅提升對電源完整性問題的抵禦能力。 電源完整性在現代 PCB 設計 中的關鍵角色 為何大家如此重視乾淨的電源?隨著電子元件速度更快、功能更複雜,其功耗需求也更加動態。現代微處理器能在短短奈秒內從低功耗跳到汲取數安培電流。如此劇烈的電流變化(di/dt)會與 PCB 走線和平面本身的電感交互作用,產生壓降與高頻雜訊——這種現象常......
Jan 02, 2026
佈線技巧
你一定要了解的 PCB 淚滴設計
在 PCB 的設計與製造中,淚滴設計扮演著至關重要的角色。它不僅是電子零件與電路板之間的連接點,更能增強焊接強度並提升穩定性。本文將深入探討什麼是 PCB 淚滴、它的作用為何,以及如何設定 PCB 淚滴,幫助您更好地理解並應用這項關鍵技術。 什麼是 PCB 淚滴? PCB 淚滴是在電路板上的電氣連接點周圍形成的微小銅箔補強結構。它通常呈橢圓形或圓形,位於焊墊與走線的交界處。它的作用在於強化連接、增強焊接強度並減少應力集中。淚滴的形成是為了在佈線進入焊墊或導通孔時,提供一個平滑的過渡區。這種設計可以防止走線在受到機械應力或熱應力時從焊墊上斷裂。 PCB 淚滴的類型 雖然常見的淚滴形狀是平滑錐出的直線型,但它們也可以是凹陷型。這類淚滴也被稱為圓形或直線型淚滴。為了創造出所謂雪人型的淚滴形狀,需要在走線與主焊墊重疊的連接處增加一個較小的次要焊墊。 PCB 淚滴在製造與焊接製程中扮演的重要角色: 增強焊接強度:淚滴能為焊接提供額外的支撐與連接,提高焊點的穩定性與可靠性。這能有效防止焊點斷裂或鬆脫。它不僅能保護焊墊,防止在多次焊接過程中脫落,還能避免在生產過程中因導通孔偏離而導致的蝕刻不均或裂縫問題。 減少......
Jan 02, 2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5