為什麼導孔縱橫比對可靠的 PCB 製造至關重要
1 分鐘
- PCB 通孔 (Via) 長寬比基礎
- 通孔長寬比定義與計算
- 長寬比對電鍍品質的影響
- 標準指南與限制
- 影響可接受長寬比的因素
- 設計策略
- 製造挑戰與專業解決方案
- JLCPCB 管理通孔長寬比的能力
- FAQ
PCB 通孔 (Via) 長寬比基礎
你是否曾收到 PCB 批次,回流或熱循環後出現間歇性斷路?問題通常出在一個不受重視的參數:通孔長寬比 (Aspect Ratio)。它是板厚與鑽孔直徑的比值,直接決定電鍍通孔的可靠性。比例過高時,電鍍化學無法在孔深處沉積足夠銅,造成薄層、氣孔,甚至裂紋。

通孔長寬比定義與計算
通孔長寬比 = 板厚 / 鑽孔直徑(機械鑽孔直徑)。單位通常為毫米 (mm)。電鍍後孔徑會減少約 2 倍銅厚。
範例:
- 標準 2 層板:1.6 mm 厚板,0.3 mm 鑽孔 → 1.6 / 0.3 = 5.3:1
- 4 層板小孔:1.6 mm 板,0.2 mm 鑽孔 → 1.6 / 0.2 = 8:1
- 厚多層板:2.4 mm 板,0.2 mm 鑽孔 → 2.4 / 0.2 = 12:1,超過標準製程能力
長寬比對電鍍品質的影響
長寬比過高會造成:
- 孔壁中心銅層過薄 → 電氣弱點
- 氣孔與夾雜物 → 導電降低,熱循環時應力集中
- 孔壁裂紋 → 回流或熱循環時 Z 軸膨脹導致裂紋

標準指南與限制
| 通孔類型 | 典型長寬比範圍 | 板材背景 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 標準通孔 | 6:1 – 8:1 | 2-6 層 FR4,1.6 mm | 大部分製造商可穩定生產 |
| 延伸通孔 | 8:1 – 10:1 | 4-8 層,1.6-2.0 mm | 需要製程驗證 |
| 高長寬比通孔 | 10:1 – 15:1 | 8 層以上,>2.0 mm | 需高階電鍍控制 |
| 盲孔 (Mechanical Drill) | 1:1 – 2:1 | HDI,部分厚度 | 淺孔便於電鍍 |
| 雷射微孔 | 0.5:1 – 1:1 | HDI,通常單層跨度 | IPC-2226 建議 ≤0.75:1 |
影響可接受長寬比的因素
- 材料系統:高 Tg FR4、聚酰亞胺、Rogers 材料影響鑽孔磨耗及去膠/蝕刻要求。
- 板厚:板越厚,長寬比越高。
- 鑽孔方法:機械鑽孔 0.15 mm 以上,雷射鑽孔 0.075-0.15 mm。
設計策略
- 從製造商推薦孔徑開始 → 小孔 (<0.3 mm) 需更嚴格控制
- 盡早挑戰板厚 → 減少長寬比,提高製程穩定性
- 選擇允許的最大孔徑 → 0.3 mm 或以上易於電鍍,節省成本
使用盲孔/埋孔降低長寬比挑戰
盲孔/埋孔只穿越部分層數,降低有效孔深,適合 BGA 扇出與熱墊設計,但增加 HDI 成本與製程複雜度。
製造挑戰與專業解決方案
- 鑽孔精度:偏心、孔徑誤差或粗糙孔壁會影響電鍍均勻性
- 去膠/蝕刻:去除鑽孔殘膠,確保銅表面可電鍍
- 電鍍控制:決定最終銅厚分佈,預防薄層、中孔氣孔、裂紋、突起及層間裂紋

高長寬比通孔先進技術
- 高投射電解液配方 → 提高銅沉積均勻性
- 控制攪拌與溶液流動 → 促進化學液體進入孔中心
JLCPCB 管理通孔長寬比的能力
- 最小機械鑽孔直徑:0.15 mm
- 最小通孔焊盤直徑:0.25 mm (多層板)
- 板厚範圍:0.4 mm – 2.0 mm,支援 1-20 層
- 電鍍長寬比 ≤ 10:1
- 提供 Via-in-Pad (POFV) 服務,適用 BGA 扇出及熱墊設計
FAQ
Q: 如何計算通孔長寬比?
長寬比 = 板厚 ÷ 機械鑽孔直徑。例如 1.6 mm 板,0.25 mm 鑽孔 → 6.4:1。使用鑽前尺寸,非電鍍後孔徑。
Q: 標準通孔最大長寬比是多少?
標準製程可靠通孔長寬比為 ≤8:1,8:1-10:1 需製程驗證,>10:1 需先確認高階電鍍能力。
Q: 微孔長寬比有何不同?
微孔僅穿越 1-2 層,深度約 0.05-0.15 mm,IPC-2226 建議 ≤0.75:1,電鍍挑戰較低。
Q: 長寬比過高有哪些警告訊號?
回流後間歇性斷路、熱循環中電阻上升、孔壁裂紋等,DFM 評審時孔徑低於推薦最小值也是警告。
Q: 什麼時候應使用盲孔/埋孔?
當通孔長寬比 >10:1,或 BGA 扇出、板厚/孔密度要求小孔時,應在堆疊設計階段就考慮。
持續學習
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......
轉接板在電子領域中的重要性
前言 什麼是轉接板(Breakout Board)? 您是否曾想過,如何簡化電子專案中的複雜電路?轉接板或許就是解決方案。轉接板是一種重要的工具,能將多接腳元件的各個接腳引出至一組連接端子,讓元件更容易使用。透過這種方式,您可以更輕鬆地將感測器、晶片及其他元件連接至麵包板或開發板,方便進行原型製作與實驗。 轉接板如何運作? 轉接板如何讓複雜電路變得容易使用?它的運作方式,是將元件的每個接腳轉換為更方便連接的形式。通常會把各個接腳引出至標準 0.1 吋間距的排針,讓您能使用跳線,輕鬆連接至麵包板或微控制器。其目的在於讓您方便使用每個接腳的功能,而無須進行繁複的焊接或配線。 不同類型的轉接板 您知道轉接板有多種類型,分別針對不同元件或功能設計嗎?以下是幾種常見類型: 感測器轉接板:專為加速度計、陀螺儀及溫度感測器等元件設計。 通訊轉接板:支援 I2C、SPI 與 UART 等通訊協定。 電源轉接板:提供穩壓電源,通常包含穩壓器與轉換器。 微控制器轉接板:讓您輕鬆連接微控制器的所有接腳,簡化開發工作。 轉接板在電子專案中的重要性 為什麼轉接板在電子專案中如此重要?它能簡化將複雜元件整合至電路的過程,讓您......
運算放大器如何運作:四種基本運算放大器電路詳解
如本系列第一篇文章所述,運算放大器(op-amp)不只是用來放大訊號;它們之所以稱為「運算放大器」,是有原因的。在類比電腦發展初期,運算放大器確實被用來執行加法、減法、積分及微分等數學運算。時至今日,我們已不再用運算放大器解微積分習題(幸好如此),但相同原理仍然支援音訊混音器、濾波器及訊號處理電路。數碼電路在工作頻率等方面存在一些限制,而類比系統具備即時及高速的優勢;如今數碼電子技術已接近極限,人們也開始重新關注類比運算。在本文中,我們將探討四種經典的運算放大器應用: ● 加法器(求和放大器) ● 減法器(差動放大器) ● 積分器 ● 微分器 1. 為甚麼運算放大器擅長數學運算? 關鍵在於負回授。運算放大器配合電阻(有時也配合電容)使用時,可將輸入訊號轉換成可預測的輸出表示式。由於我們能完全控制各個變數,因此也能完全控制輸出。 ● 加法器/減法器:利用加權電阻網絡,便可將兩個訊號相加或相減。 ● 積分器:在回授路徑中加入電容,可使輸出與輸入的積分值成正比。 ● 微分器:在輸入端加入電容,可使輸出與輸入的微分值成正比。 然而,在數碼世界中,相關任務會因涉及大量位元而變得複雜,而且需要使用 ADC 及......