6 個關鍵 PCB 設計錯誤,導致您的客製化 PCBA 延遲或失敗
1 分鐘
- #1 錯誤的元件封裝與焊盤圖案
- #2 間距不足與違反 DFM 規則
- #3 不良的熱管理
- #4 去耦電容擺放不當
- #5 模糊或不準確的物料清單(BOM)
- #6 無用的絲印
- 結論
- 常見問題
6 個關鍵 PCB 設計錯誤,導致您的客製化 PCBA 延遲或失敗
雖然訂製 PCBA 比以往更容易,但一個小小的設計疏忽就可能導致昂貴的生產延遲、令人沮喪的電路板失效,最糟的情況下甚至需要完全重新設計。從原理圖到實體組裝板的轉換過程中,潛藏著許多連經驗豐富的工程師都可能踩到的陷阱。
本文將詳細說明工程師在準備訂製 PCB 組裝專案時最常見且影響最大的六個設計錯誤。
只要了解這些問題並學會預防,就能確保設計順利從螢幕走向功能完整的原型。善用 PCB 組裝廠的自動化可製造性設計(DFM)檢查,例如JLCPCB 提供的免費 DFM 工具,就是抵禦這些可預防錯誤的第一道防線。
#1 錯誤的元件封裝與焊盤圖案
這可說是 PCB 組裝失敗最常見的單一原因。問題出在 PCB 上的銅焊盤圖案與元件接腳或焊墊的實際尺寸不符。這種關鍵錯誤通常來自使用網路上下載且未經驗證的元件庫,或未將封裝與官方元件規格書交叉比對。
封裝錯誤的後果立即且嚴重。最輕微的情況可能導致「立碑效應」,即小型兩端元件在回流焊時一端翹起,像墓碑一樣。
最嚴重則可能造成零件偏移、焊點斷斷續續甚至完全無法焊接,或高速拾放機根本無法將元件放到板上,導致整條 PCB 組裝線為你的訂製專案停擺。
解決方法:
● 永遠以製造商規格書為封裝依據。規格書是元件實體尺寸的首要真理,特別注意推薦的焊盤圖示。
● 自行設計封裝時,使用 IPC-7351 標準計算焊盤圖案,以確保良好焊點。
● 善用 EDA 工具的 3D 檢視器。在封裝上放置元件 3D 模型,通常能立即發現不匹配。
正確與錯誤的元件封裝對比,凸顯元件與焊盤圖案不符的問題。
#2 間距不足與違反 DFM 規則
可靠的訂製 PCBA 取決於不同電氣元素之間保持最小指定距離。走線、焊盤或導孔彼此過近,或過於靠近板邊,都是直接違反可製造性設計(DFM)規則。每家製造商都有其設備精度決定的最小間距能力。
不遵守這些規則可能導致各種問題。走線過近可能造成焊錫橋接,在訂製 PCB 組裝時發生意外短路。導孔太靠近板邊可能在分板時破裂或造成分層。間距不足會在蝕刻時形成「酸液陷阱」。當蝕刻化學液被困在間隙中,可能過度腐蝕銅箔,導致開路。
解決方法:
● 開始佈線前,先取得 PCB 組裝廠的能力文件。像JLCPCB 等信譽良好的製造商會在線上公布其 PCB 能力。
● 在 EDA 軟體中設定這些特定間距規則。所有專業 PCB 設計工具都允許定義設計規則(如最小走線間距、走線到焊盤等),讓軟體即時標示違規。
● 匯出 Gerber 檔前,務必執行 EDA 的設計規則檢查(DRC)。
顯微鏡下的 PCB 焊錫橋接與酸液陷阱缺陷
#3 不良的熱管理
新一代電子產品在更小封裝內提供更高功率。若設計未為高功耗元件(如微處理器、穩壓器或功率 MOSFET)提供足夠的散熱路徑,就會導致失效。熱量是任何電子元件的敵人,若無處可散,熱量會迅速累積。
不良的 PCB 熱管理會讓訂製 PCB 組裝即使在正常條件下也不可靠,在極端溫度下更會完全失效。過熱元件可能性能退化或災難性損壞,進而波及鄰近電路,降低整體板級可靠性。
解決方法:
● 使用大面積銅箔區(polygon)直接連接至元件的散熱焊墊,將部分 PCB 變成功能性散熱片。
● 在元件正下方實作散熱導孔陣列。導孔像管道一樣,將熱量從頂層傳導至其他層更大的接地或電源平面,有效散熱。
●高電流路徑使用更寬的走線;過窄的走線在大電流下會像保險絲一樣自發熱。
PCB 熱管理對比,展示有無適當散熱導孔與銅箔散熱區的差異。
#4 去耦電容擺放不當
在數位電路中,去耦(或旁路)電容往往是無名英雄,在快速切換時為積體電路(IC)提供瞬時電流,並隔離電源雜訊。
但去耦電容只有在位置正確時才能發揮作用。最常見的陷阱之一,就是讓它們離所服務 IC 的電源接腳太遠。
每增加一毫米(或英寸)的走線長度,都會串聯寄生電感。這種寄生電感阻礙電流變化速度,大幅降低去耦電容濾除高頻電源雜訊的能力,導致 IC 不穩定、無法解釋的邏輯瞬變,以及增加電磁干擾(EMI),可能讓你無法通過輻射測試。
解決方法:
● 將去耦電容盡可能靠近 IC 的 VCC 與 GND 接腳擺放,這是黃金法則。
● 使用短而寬的走線連接電容焊墊至 IC 接腳與接地導孔。
● 將接地平面導孔緊鄰電容接地焊墊放置,最小化電流迴路面積,對高頻性能至關重要。
展示最佳與不良的去耦電容擺放,強調短走線長度對降低電感的重要性。
#5 模糊或不準確的物料清單(BOM)
Gerber 檔定義了實體電路板,而物料清單(BOM)則告訴組裝廠該放哪些元件。模糊或不準確的 BOM 保證會讓任何一站式訂製 PCBA 服務延遲。
常見錯誤包括使用內部公司料號、提供不完整製造商料號(MPN)、數量錯誤,或參考位號與絲印不符。
這些錯誤會讓報價與採購流程停擺。組裝廠的採購團隊無法猜測你想用的元件,來回郵件澄清將浪費寶貴時間。
解決方法:
● 首要之務,永遠使用完整且正確的製造商料號(MPN),這是 BOM 中最關鍵的資料。
● 其次,再次確認電阻、電容等元件的數量是否與訂購板數相符。
● 最後,將所选零件與製造商的現貨資料庫(如龐大的JLCPCB 零件庫)核對,確認庫存充足,避免零件延遲出貨造成延誤。
#6 無用的絲印
絲印雖不影響訂製 PCB 組裝的電氣功能,但在測試、除錯與手動檢查時的重要性不容小覷。常見錯誤是事後才想到絲印,導致文字無用甚至有害。問題包括將參考位號放在導孔或焊墊上、字體過小無法辨認,或忘記標示極性。
絲印若印在焊墊上可能干擾焊接;若難以辨認或缺失,將使手動檢板或用電錶除錯變得令人抓狂。清晰的標記對於極性元件(如二極體、電解電容與積體電路)的方向至關重要。
解決方法:
● 多數 EDA 工具可設定自動避開焊墊的「裁切」功能,請務必啟用。
● 使用明確的極性標記:電容用「+」、二極體用二極體符號、IC 用圓點或數字「1」標示第 1 腳。
● 將參考位號(R1、C1、U1)以邏輯方向擺放在對應元件旁,方便辨識。
PCB 絲印錯誤範例:文字重疊焊墊 vs. 正確擺放。
結論
訂製 PCBA 的成敗在於細節,設計階段的小錯誤可能在生產時造成巨大影響。只要避免這六個常見問題——錯誤封裝、間距不足、熱管理不當、電容擺放錯誤、BOM 不準確與無用的絲印——就能顯著提高首次通過率。
多花時間檢查封裝、執行 DRC、整理文件,可節省數週延遲與昂貴重工。最佳做法是把這些步驟納入設計流程,讓每個送製專案都穩固、可靠且可立即組裝。
準備好確認設計是否可製造了嗎?將檔案上傳至JLCPCB 即時報價頁面,使用免費 DFM 自動分析,在下訂訂製 PCBA 前先抓出關鍵設計錯誤!
常見問題
Q:如何確認元件庫封裝是否正確?
下載的封裝在驗證前請勿輕信。最佳方式是直接與元件規格書建議的焊盤尺寸比對。此外,許多 EDA 工具提供依 IPC 標準產生封裝的精靈,可根據你從規格書輸入的封裝尺寸自動建立。
Q:JLCPCB 的 DFM 能抓到所有設計錯誤嗎?
JLCPCB 的自動 DFM 檢查擅長找出間距不足、絲印蓋焊墊等物理規則違反,但無法驗證邏輯設計錯誤。例如,它不會知道你用了錯誤封裝,或去耦電容離 IC 太遠。JLCPCB 的 DFM 是可靠的安全網,但不能取代良好的設計習慣。
Q:何時該開始考慮訂製 PCBA 的熱管理?
任何會耗散顯著功率的元件都應納入熱管理。務必查看元件規格書的「熱阻」(θJA),以估算溫升。經驗法則是:對線性穩壓器、切換轉換器、高效能處理器或大電流 MOSFET,一律透過銅箔與導孔評估熱設計。
Q:提交訂製 PCBA 訂單後還能修改 BOM 嗎?
若訂單尚未進入元件採購階段,可聯繫客服提交新 BOM,但會延遲交期。若已開始採購,通常無法更改。因此最保險的做法是在提交訂製 PCBA 訂單前,再三檢查 BOM 正確性。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......