如何閱讀與設計有效的電路示意圖
1 分鐘
現在手繪電路圖已經有點過時了;大家都在用 EDA 軟體。如今工具很多,但 EasyEDA 是其中較簡單、易上手的一款。掌握電路圖繪製能讓電路工作更簡單、安全,也能把複雜設計轉換成易懂的圖面。這裡我們以 Arduino 電路與電源調節電路為例,逐步完成並閱讀其電路圖。只要看圖就能解開電路 的潛力。不論是從零設計還是維修現有產品,能夠閱讀並繪製精確的電路圖都是關鍵技能。
理解電路圖
電路圖用來呈現電子元件之間的邏輯連接,而非實際位置。它透過標準化符號表示電容、電阻、電池等元件,並用「網路(nets)」或線條表示電氣連接。
每個元件都有唯一參考編號,如 R1 代表電阻、SW1 代表開關、LED1 代表 LED、B1 代表電池,方便查找與對照。聚焦於邏輯連接,使電路圖成為設計、除錯與溝通電子電路的高效工具。圖中還可加入電壓值、訊號名稱或區塊標籤,進一步說明電路功能。
分區規劃電路圖
把電路圖拆成獨立功能區塊,是讓電路易懂、易維修、易除錯的有效方法。工程師與技術人員能快速掌握整體運作,因為每個區塊都有明確任務。
首先是電源區:由小型電池提供輸入電壓,經 LM317 可調穩壓器確保輸出穩定可靠。穩壓器上的電阻決定輸出電壓,電容則濾除雜訊與漣波,為後級提供乾淨電源。
接著是輸入區:由一顆開關擔任使用者控制元件。按下時提供訊號驅動後級。訊號進入 MOSFET 切換區,主要控制元件為 IRLZ44N,其閘極與源極電阻可穩定切換動作,防止誤觸發,確保運作順暢。MOSFET 就像電子閘門,決定電流是否流向輸出級。
最後是輸出區:以一顆串聯限流電阻的紅色 LED 為負載。MOSFET 導通後,電流流過 LED 使其發光,明確指示電路正常。此架構也能延伸驅動繼電器、馬達或感測器等負載。
把電路圖依電源、輸入、控制、輸出等邏輯區塊劃分,可大幅提升可讀性,對學習者友善,也利於後續除錯與修改,是電路圖設計的實用技巧。
電路圖設計最佳實踐
繪製電路圖時,可讀性永遠擺第一。訊號應依邏輯由左至右、由上而下排列。複雜電路可用階層式圖紙,每個功能區塊獨立一頁。電源軌或通訊線等關鍵訊號,應用網路標籤取代長走線。重要節點記得加上測試點,方便原型除錯。
設計完畢後,執行 ERC(電氣規則檢查)與 DRC(設計規則檢查),提前找出錯誤或衝突。標題欄應完整填寫專案名稱、版本紀錄與設計者資訊,讓電路圖成為專業且可追溯的文件。
下單生產前,JLCPCB 會執行自動化設計檢查,確保您的 Gerber 檔案符合製程要求,降低錯誤成本並加快交貨。
閱讀電路圖的技巧
閱讀電路圖時,先拆成輸入與輸出區塊,再循序追蹤訊號路徑。以下範例供參考:
輸入區
電路從一顆 4.7 kΩ 可變電阻開始,接在 5V 與 GND 之間,中間抽頭連至 Arduino Nano 的類比輸入 A0。旋轉旋鈕時,該點電壓在 0–5V 間變化,由 Arduino 內建 ADC 轉換為 0–1023 的數值,作為控制訊號。
輸出區
處理後的訊號送至輸出級:紅色 LED 串聯限流電阻接至 D13。由該腳支援 PWM,Arduino 依可變電阻值輸出對應 PWM,電阻限制 LED 電流,PWM 占空比決定亮度。轉動旋鈕即可平滑調光。
結語
在電子工程領域,設計與閱讀電路圖是基本能力。結構良好的電路圖能加速理解、製作與除錯,並為生產提供精確藍圖。
優秀的電路圖會把電路分成電源、控制、輸出等邏輯區塊,訊號標示清楚,附註完整,並經過設計檢查。遵循最佳實踐,工程師就能清晰傳達設計、減少錯誤。最終,整潔有序的電路圖將成為開發過程中的可靠指南,把複雜的電子概念高效且自信地轉化為可運作的產品。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......