先進印刷電路板技術、材料與性能
學習進階PCB技術,包括HDI、RF、熱管理,以及用於滿足複雜工程需求的次世代材料。
精選貼文
先進封裝與整合
何謂 PCB 設計中的 Chip-on-Board (COB)?優勢與製造流程全方位指南
在本教學中,我們將詳細介紹「板上晶片封裝」(Chip On Board,簡稱 COB)的概念。如果你曾思考過廉價、耐用且緊湊的電子設備是如何製造的,答案就是 COB 技術。從晶片製造到原型開發及開發板製作,COB 都是一套完整的解決方案。 今天我們將深入探討 COB,並為電子產品小型化的未來提供具商業價值的見解。完成後的半導體晶圓會被切割成裸晶(Die),每個裸晶接著被物理性鍵合至 PCB 上。目前共有三種不同的方法可用於連接積體電路(或其他半導體元件)的接墊與 PCB 的導電佈線。隨著電子產業的成長,封裝技術也在進化。我們將學習這種創新的封裝技術如何徹底改變電子零件的整合方式。讓我們開始深入研究 COB 技術的細節! 1. 什麼是 Chip on Board (COB) PCB? 板上晶片封裝(COB)是一種用於 PCB 組裝電子零件的封裝方法。在這種方法中,電路板上配置的不是獨立的封裝元件,而是將裸露的積體電路(裸晶)直接連接在電路板表面。使用此技術可減少傳統陶瓷或塑料封裝的使用,進而縮小電子裝置的尺寸與重量。簡單來說,COB 是一種將積體電路直接附著(打線鍵合)於 PCB 並用環氧樹脂膠塊覆......
Jan 02, 2026
最新貼文
軟性印刷電路板
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
Nov 17, 2026
軟性印刷電路板
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
Nov 12, 2026
軟性印刷電路板
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
Nov 11, 2026
軟性印刷電路板
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
Nov 11, 2026
軟性印刷電路板
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
Nov 07, 2026
軟性印刷電路板
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
Oct 21, 2026
軟性印刷電路板
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......
Oct 21, 2026
軟性印刷電路板
FPC 電子技術:什麼是 FPC、工作原理、應用及優勢
FPC 電子技術讓手機相機在數百次開合後仍能正常運作。拆開幾乎任何現代電子設備,都會看到一條薄薄的琥珀色排線,繞過硬質電路板無法通過的角落。 本指南將介紹: FPC 代表甚麼,以及 FFC 與 FPC 的差異 柔性電路如何在彎曲時傳輸訊號 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板材料 FPC 製造流程,從蝕刻到電氣測試 柔性板相對硬質板及線束的優勢 甚麼是 FPC 電子技術 FPC(柔性印刷電路) FPC(柔性印刷電路)是在薄型聚合物薄膜上蝕刻銅導體的印刷電路,而不是使用玻璃纖維環氧樹脂板。因此,完成的電路可以彎曲、摺疊,並繞過產品內部空間。單層 FPC 通常厚度約為 0.07 mm(2.8 mil),接近打印紙厚度。其銅箔、焊盤及網表與普通 PCB 相同,只有承載基材不同。 FPC 在電子產品中代表甚麼? FPC 至少有三種常見含義,需要按上下文判斷: FPC,也稱為柔性 PCB 或柔性電路:按照設計圖形,在聚酰亞胺薄膜上蝕刻出的客製化銅電路。 FFC,即扁平柔性電纜:按照間距及導體數量購買的標準平行導線排線,不是客製化設計零件。 FPC 連接器:硬質電路板上的零插入力插座,柔性尾端會插入其中。 硬柔結合......
Oct 21, 2026
軟性印刷電路板
FPC 厚度指南:如何選擇柔性 PCB 厚度
柔性 PCB 可以彎曲,但彎曲程度可以有多大?這正是厚度成為柔性 PCB 設計關鍵因素的原因。如果厚度選擇錯誤,電路板可能太薄,在 ZIF 連接器內晃動;也可能太厚,使外層銅箔疲勞,並在數千次彎折後產生裂紋。 本指南將介紹: FPC 厚度包含哪些部分 可選擇及訂購的厚度範圍 層疊如何逐層增加厚度 如何按彎曲半徑、電流及連接器配合選擇厚度 什麼是 FPC 厚度? FPC 厚度的定義 FPC 厚度是指柔性印刷電路完成後,從整個層疊結構頂部量到最底部的高度,包括上覆蓋膜、上層銅箔、聚酰亞胺芯板、下層銅箔及下覆蓋膜。它通常以毫米或微米表示,除非連接器或元件需要額外支撐,否則不包括局部補強板。 報價中的 0.12 mm 雙層柔性板,只代表可彎曲區域;如果連接器尾端下方黏貼補強板,該區域便會擁有自己的厚度及公差。 注意:柔性板不使用液態阻焊層,而是使用由聚酰亞胺及黏合劑組成的層壓覆蓋膜。在薄型結構中,覆蓋膜可能佔整個層疊厚度的一半以上。 為什麼 FPC 厚度對柔性電路設計很重要? 將一張紙摺疊一次,它可以輕易形成摺痕;但將十張紙以相同半徑摺疊,外層會撕裂,而內層會屈曲。厚度決定柔性板需要同時彎曲多少層材料。 ......
Oct 21, 2026
軟性印刷電路板
醫療柔性電路:製造、應用、材料及設計指南
醫療柔性電路可以安裝在 1.0 mm 的一次性內窺鏡內,繞過助聽器外殼,或貼在患者手臂上連續工作 10 天。當它失效時,結果不是一般保固退貨,而是設備歷史檔案及監管溝通。 本指南將介紹: 醫療柔性電路與消費電子柔性電路的差異 醫療柔性電路如何製造、測試及放行 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板的選擇 細線、彎曲半徑及層數限制 選擇醫療 FPC 供應商前需要檢查的項目 什麼是醫療柔性電路? 醫療柔性電路的定義 醫療柔性電路是以聚酰亞胺薄膜為基材,按照醫療級驗收要求製造及記錄,用於醫療設備的柔性印刷電路。從電氣角度看,它是普通 FPC;但令它成為醫療產品的,是驗收等級、材料可追溯性及隨產品交付的認證證據。 IPC 發布了專用文件 IPC-6013EM,即 IPC-6013E的醫療應用附錄。相較於消費電子 Class 2 製造,它增加了更嚴格的鍍層標準、批次追溯、層壓材料更換前的變更通知、生物相容性證據及滅菌認證要求。 為什麼醫療設備使用柔性電路? 在內窺鏡軸內,線路必須在軸彎曲的位置同步彎曲,並在軸固定的位置保持固定,而且不能發生卡滯。在 3 mm 管道內,圓形導線束無法同時滿足這三項要求,而扁平聚酰亞胺......
Oct 21, 2026
先進封裝與整合
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
Oct 14, 2026
先進封裝與整合
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
Oct 13, 2026
先進封裝與整合
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
Oct 09, 2026
軟性印刷電路板
FPC 設計規則:13 個不容忽視的安全距離
在 FPC(柔性印刷電路板)設計中,忽略安全距離可能會導致焊盤脫落或電路短路等問題。例如,阻焊橋距離不足(小於 0.5 mm)會導致焊盤斷裂;焊盤距離邊緣過近(小於 0.2 mm)會導致碳化和短路;過孔放置不當會導致斷裂。精確控制這些細節是確保設計可靠性的關鍵。 有些人認為 FPC 設計中的安全距離無需嚴格遵循,大致測量即可。另一些人則認為,只要電路能夠正常運作,設計就沒問題。但您知道嗎?在 FPC 設計中,許多看似無關緊要的安全距離,如果被忽視,可能會導致嚴重的問題!今天,我們來仔細看看 FPC 設計中那些容易被忽略的安全距離——您知道多少? 1. 阻焊層設計 阻焊橋距離不足 阻焊橋是指兩個焊盤之間的阻焊膜。焊盤之間的距離至少應為 0.5 mm,以確保阻焊橋不會斷裂。如果距離太小,阻焊橋容易斷裂。 之前 之後 阻焊窗口到銅的距離 阻焊窗口與銅箔之間的距離應大於 0.15 mm。如果距離太小,阻焊層可能會偏移,導致銅箔暴露,從而增加短路的風險。 錯誤 阻焊視窗長度 阻焊層窗口長度一般不宜超過 20 mm,且應避免大面積窗口。如果視窗過大,阻焊層在應用過程中可能會變形,導致貼合不良或錯位。 錯誤 摘......
Sep 25, 2026
軟性印刷電路板
軟性 PCB 材料選擇指南:聚醯亞胺、PET 與可靠性考量
重點摘要 選擇正確的軟性 PCB 材料,會直接影響彎折性能、熱可靠性與產品壽命。本指南說明聚醯亞胺(PI)與 PET 材料的差異、各自應用,以及選擇軟性 PCB 材料時需要考量的關鍵因素。透過適當的材料選擇與製造管控,工程師可以為消費性電子、工業設備與高性能應用打造可靠的軟性電路,並搭配 JLCPCB 實現穩定製造。 您是否曾經好奇筆電轉軸後方的排線、看過健身追蹤器內部,或打開過可摺疊手機?這些產品都使用軟性電路,而您手中產品的品質,正是從正確的軟性 PCB 材料開始。基材不只是被動承載體——它會決定電路板能承受多少次彎折、如何耐受熱量,以及是否會在放入口袋六個月後出現裂紋。即使軟性 PCB 在工作台上看起來完全正常,也可能只因為選錯軟性 PCB 基膜,而在實際使用環境中失效。 材料選擇其實是機械工程、熱管理與成本控制的綜合考量。選對材料,產品就能多年穩定彎折。本指南將介紹最常用的軟性電路材料,正面比較聚醯亞胺與 PET,並探討可靠性因素。讀完後,您將能更有把握地選擇軟性 PCB 材料。 了解軟性 PCB 材料 軟性印刷電路是由一系列薄膜與黏著材料構成,而不是採用標準電路板中剛性的玻纖補強層壓板。......
Aug 18, 2026
軟性印刷電路板
Flex PCB Stackup Design Guide: Layers, Materials & Reliability
重點摘要 可靠的軟性 PCB,始於正確的疊層設計。層結構、材料選擇與銅箔配置,會直接影響可撓性、彎折壽命、電氣性能與製造可靠性。本指南說明單面、雙面與多層軟性 PCB 疊層,包括聚醯亞胺材料、覆蓋膜、銅箔類型,以及透過 JLCPCB 打造耐用軟性電路時需要考量的關鍵設計因素。 您是否曾想過,為什麼可摺疊手機能承受 200,000 次彎折循環,而走線仍不會裂開?這不是魔法,而是良好設計的軟性 PCB 疊層。聚醯亞胺、銅箔與覆蓋膜的層疊方式,會決定您的電路板能否順利彎折,或根本無法可靠彎折。如今,軟性電路已廣泛應用於穿戴式裝置、相機模組、車用感測器、醫療探針等眾多領域。然而,不同於剛性板,軟性 PCB 疊層必須同時滿足兩個有些衝突的需求:電氣性能與機械耐久性。 層結構非常重要,因為若設計不正確,銅箔疲勞、分層或阻抗漂移,往往會在產品壽命結束之前就先出現。本文將討論從單面到多層的軟性 PCB 層結構,以及支撐這些結構的核心材料。讀完後,您將能清楚知道如何建立一個能彎折、但不會斷裂的疊層。 了解軟性 PCB 疊層結構 構成軟性 PCB 的所有導電層與介電層的垂直結構,稱為軟性 PCB 疊層。其基材幾乎一定......
Aug 18, 2026
軟性印刷電路板
軟性 PCB 原型設計指南:材料與設計技巧
重點摘要 可靠的軟性 PCB 原型,不只是電路能正常運作而已。材料選擇、彎折半徑控制、銅箔設計、拼板方式與補強板選擇,都會直接影響可撓性、耐用性與製造成功率。透過遵循正確的軟性 PCB 原型設計實務,工程師可以降低設計風險,並透過 JLCPCB 順利從原型過渡到量產。 您是否曾想過,智慧手錶、可摺疊手機或相機模組中的電路,為什麼能配合產品外形而彎曲?關鍵就在底下的軟性印刷電路(FPC)。製作一片能正常運作的軟性 PCB 樣品,正是打樣階段的核心目標。軟性電路與剛性 FR4 電路板非常不同。它們會彎曲、扭轉,並包覆在狹小空間中,因此在材料、走線方式,甚至拼板設計上,都需要新的思維。 如果在原型階段沒有納入這些細節,最終可能會以走線斷裂與組裝失敗作為代價。本文將說明軟性 PCB 原型設計中的實務重點。您將了解如何選擇正確基材、控制彎折半徑與應力,並透過 PCB 拼板提高良率,讓單片原型能更順利地過渡到量產。 了解軟性 PCB 原型設計 不同於剛性層壓板,軟性 PCB 是製作在具可撓性的薄膜基材上。該薄膜會與銅箔結合,銅箔再被蝕刻成導體圖案,最後整體覆上保護性覆蓋膜。這種結構正是電路板能夠彎折、捲曲並傳......
Aug 18, 2026
軟性印刷電路板
軟性 PCB 設計指南:預防機械失效
重點摘要 可靠的軟性 PCB 設計,不僅需要良好的電氣性能,更需要完善的機械設計。適當的彎折半徑控制、走線方式、導孔配置、補強板設計以及 DFM 檢查,是避免銅箔裂紋、分層等機械失效的關鍵。遵循成熟的軟性 PCB 設計原則,可大幅提升產品耐用性,並透過 JLCPCB 實現穩定可靠的量產。 您是否曾經好奇,可摺疊手機、智慧手環或相機模組中的軟性電路,為什麼歷經數千次彎折仍能保持完好無損?答案就在於優秀的軟性 PCB 設計。它不只是電氣佈線,更是一門機械工程。軟性電路不像剛性 PCB,它長期承受反覆的彎曲、拉伸與壓縮。實際上,大部分軟性電路的失效都不是電氣問題,而是機械問題,例如彎折區設計、導孔位置及材料選擇不當所造成,而這些幾乎都可以透過設計避免。 經過數千次彎折循環後,銅箔可能產生裂紋、導孔孔壁疲勞,甚至層壓結構發生分層。本篇文章將帶您了解軟性 PCB 中的機械應力來源、彎折區域的導孔與走線設計,以及彎折半徑、補強板與 DFM 檢查的重要性,協助您打造真正耐用、可靠的軟性 PCB。 了解軟性 PCB 的機械應力 每一次彎折都會使軟性 PCB 外側受到拉伸、內側受到壓縮。由於銅箔的延展性遠低於聚醯亞......
Aug 18, 2026
軟性印刷電路板
軟性 PCB 彎折半徑:設計指南與規則
重點摘要 掌握彎折半徑是設計可靠軟性 PCB 的關鍵。依照 IPC-2223 指引,固定彎折的最小半徑應維持在軟板總厚度的 6 倍以上,動態彎折應達 100 倍以上;同時可採用較薄的壓延退火(RA)銅箔、無膠聚醯亞胺基材、交錯走線,以及在彎折區使用網格銅。正確選擇材料、最佳化疊構,並與補強板保持足夠間距,可大幅延長彎折壽命,避免走線提早斷裂或材料分層。 您是否曾將一張紙反覆對摺,直到它沿摺線破裂?當軟性 PCB 的彎折半徑過小時,也會發生類似情況:銅走線斷裂、聚醯亞胺基材劣化,原本可靠的電路因而成為可能隨時在實際使用中失效的隱患。如今,軟性印刷電路隨處可見,從智慧型手機的摺疊螢幕、筆記型電腦的排線,到穿戴式健康監測裝置的感測器陣列都會使用。對這些產品而言,彎折半徑是決定設計能否長期使用,或僅經數百次彎折便失效的關鍵參數。設計不當可能造成走線斷裂、覆蓋膜剝離及昂貴的產品退貨。本文將詳細說明如何選擇、計算及測試軟性 PCB 的正確彎折半徑,包括 IPC 標準、材料選擇、設計方法、應避免的錯誤,以及現代製造商如何在生產過程中確保彎折半徑符合要求。 瞭解軟性 PCB 設計中的彎折半徑 什麼是彎折半徑?為何......
Aug 17, 2026
軟性印刷電路板
柔性印刷電路板在汽車電子中的角色
柔性印刷電路板(Flex PCBs)已徹底改變了醫療、汽車與航空等多個產業,成為現代電子設備不可或缺的一部分。 這類 PCB 由聚醯亞胺或聚酯等柔性材料製成,可耐高溫,適用於嚴苛環境;其可撓性使其能裝入狹小空間,成為小型電子裝置的理想選擇。 自動化設備需要能在惡劣環境與高溫下運作的先進電子元件,隨著電子產業自動化程度提升,Flex PCBs 的使用也日益增加。 認識 Flex PCBs 獨特特性與優勢 Flex PCBs(可撓性印刷電路板)是一種可彎曲或扭轉以配合狹小空間或特殊形狀的電路板,通常以柔性塑膠基材與柔性銅導體構成,用於傳輸電訊號,相較於剛性 PCB 具有多項獨特優勢。 Flex PCBs 的主要優點之一是可彎曲與撓曲,使其非常適合空間受限或需配合特定形狀的應用,例如智慧手錶、健身追蹤器與醫療設備等可穿戴技術,這些應用對體積與可撓性要求極高。 Flex PCBs 亦具備輕量化與高耐用度,在重量與耐用性為關鍵因素的應用中表現優異,可承受高溫、震動與其他環境因素,適用於嚴苛條件。 汽車電子中的 Flex PCB 類型 由於能裝入狹小空間與特殊形狀,Flex PCBs 在汽車產業日益普及,常見......
Aug 13, 2026
先進封裝與整合
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
Aug 13, 2026
軟性印刷電路板
硬質 PCB 與柔性 PCB:做出正確選擇
在當今現代科技的世界裡,印刷電路板(PCB)扮演著關鍵角色,是連接並促成各種電子元件運作的核心骨幹。PCB 種類繁多,但最常見的兩大類是硬質 PCB 與柔性 PCB。在為特定應用選擇最合適的 PCB 時,了解這兩種類型的差異至關重要。本文將帶您深入 PCB 的世界,探討硬質與柔性 PCB 各自的獨特特性、選擇時的關鍵考量、重要的設計要點,以及實際應用範例。 認識柔性 PCB 與硬質 PCB: 首先,讓我們定義柔性 PCB 與硬質 PCB,並檢視其結構與特性。 硬質 PCB,顧名思義,是以玻璃纖維強化環氧樹脂等固態基材製成、不可彎折的電路板。其結構堅硬,能為元件提供優異的機械支撐。硬質 PCB 通常用於對可靠性與耐用度要求高的場合,例如電腦主機板、工業設備與汽車電子。其剛性讓元件易於安裝,提供穩定的焊接與互連平台。 另一方面,柔性 PCB(亦稱 flex PCB 或軟板)的最大優勢在於可彎折。它們以聚醯亞胺或聚酯等可撓塑膠材料製成,使電路板能夠彎曲、扭轉,貼合不規則外形並塞入狹小空間,特別適合空間受限的應用。航太、醫療設備與穿戴式科技等產業皆大量採用柔性 PCB,因為這些領域必須具備彎曲與扭轉能力。......
Aug 13, 2026
軟性印刷電路板
FPC軟板彎折設計:應力、彎曲半徑與疲勞壽命
習慣設計 FR-4 硬質電路板的工程師,初次接觸軟性電路板(FPC)時,很容易沿用剛性板設計思路,忽略軟板獨特的力學特性。傳統硬板的銅箔主要負責傳導訊號,設計重點多集中在線寬、阻抗與載流能力;但 FPC 會反覆彎曲、拉扯,銅箔同時承擔導電與機械應力,長時間往復彎折後容易出現銅箔疲勞斷裂與線路失效。 折疊手機螢幕排線、無人機雲台傳輸軟帶等產品都會長期重複彎曲。這類軟板常見故障往往不是初始電氣異常,而是金屬銅箔在組裝階段或使用數月後產生微細裂紋,進而引發斷訊、設備無法開機等問題。若要降低彎折損傷,必須從銅箔材質、彎曲幾何規格、佈線禁忌與剛柔交界結構四個層面完整規劃。 一、銅箔材質選擇:電解銅與壓延銅的彎折壽命差異 確定軟板線路走向前,銅箔材質會直接影響整塊軟板可承受的彎折次數。與板廠確認軟性 PCB 材料時,應先區分電解銅(ED Copper)與壓延銅(RA Copper)。 1. 電解銅(ED Copper) 電解銅是剛性 PCB 常見銅箔,透過電解沉積方式製作,晶粒結構通常較偏柱狀。當材料反覆彎折或受到水平方向拉伸時,晶粒邊界較容易形成微裂紋。因此,電解銅較適合組裝時一次性彎折、後續不再變形的靜態......
Jul 17, 2026
軟性印刷電路板
Flex Coverlay 如何保護並提升軟性電路板的耐用性
柔性 PCB 蓋膜(Flex Coverlay)指南 當你將柔性 PCB 來回折疊時,你是否曾想過為什麼上面的銅走線不會斷裂、氧化或短路?答案在於一層薄而堅硬的覆膜,稱為 Flex Coverlay。它是柔性電路的焊錫阻焊層對應物,但設計用於承受數萬次折彎而不斷裂或剝離。柔性 PCB 用於手機顯示器連接器、可穿戴健康感測器以及汽車排線等,Coverlay 可保護銅走線免受潮濕、磨損和化學腐蝕。 柔性 PCB 中 Flex Coverlay 的核心作用 Coverlay 是柔性電路堆疊中最重要的層之一,直接影響 PCB 在折彎、環境暴露和長期使用下的可靠性。它是一層層壓的材料,覆蓋在柔性 PCB 的外層銅走線上,由兩部分組成:表面的聚醯亞胺(Polyimide, PI)薄膜,以及下面的熱固性膠層,將薄膜與銅表面結合。 聚醯亞胺薄膜厚度通常為 12.5–50 微米,最常見的是 25 微米(1 mil)。膠層厚度約 15–25 微米,合計 Coverlay 厚度約 27.5–75 微米。 與剛性 PCB 的液態光敏焊錫阻焊層相比,Coverlay 是固態膜。液態阻焊固化後易脆,在多次折彎後會破裂,而聚醯......
Jun 08, 2026
HDI板
堆疊式導孔如何提升 HDI PCB 的密度與效能
重點整理 堆疊導通孔是 HDI PCB 中提升走線密度與性能的關鍵技術。透過將微導通孔垂直對齊成單一直欄,並常與焊墊內導通孔設計搭配使用,相較於傳統交錯導通孔,可大幅減少扇出面積、縮短訊號路徑、降低寄生電感,並提升熱傳導效率。雖然它需要精準的順序壓合、導通孔填孔,以及嚴格的設計規則,但堆疊導通孔可協助設計者降低層數、提升訊號完整性,並實現現代電子產品所需的小型化。 你是否曾拆開目前的智慧型手機或小型穿戴式裝置,並好奇工程師是如何把這麼多功能塞進如此小的空間裡?答案有很大一部分來自堆疊導通孔,這是一項重要的互連技術,可實現高密度 PCB 設計。它們非常關鍵;若沒有這項技術,我們目前在消費性電子、醫療設備與航太系統中看到的小型化趨勢將難以持續。當元件 pitch 小於 0.4 mm,且需要超過 10 層或 12 層時,傳統通孔導通孔已經無法跟上需求。它們會占用過多板面空間、迫使走線繞路,並讓訊號路徑變得過長。 堆疊導通孔透過在多個層間將導通孔一個接一個垂直堆疊,形成體積小、電氣效率高且熱性能更好的垂直互連柱,來解決這些問題。今天,我們將完整介紹 HDI PCB 中堆疊導通孔的所有重點,包括它們是什麼、......
Jun 04, 2026
先進封裝與整合
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
May 29, 2026
軟性印刷電路板
透明電路板的創新應用
透明 PCB 板在現代電子設備中具有廣泛的應用。由於其獨特的外觀,透明印刷電路板在消費電子產品中越來越受歡迎。應用範圍包括:智慧型手機、穿戴式裝置與高階家電。透明印刷電路板不僅提升產品美感,還能讓內部電路一覽無遺,使檢查與維護流程更加簡便。 此外,透明印刷電路板 在光電應用中也扮演重要角色,例如透明顯示器與光學感測器。透明材料的高透光率與低反射率可提升這些應用的效能。 1. 擴增實境(AR)裝置與智慧眼鏡 在 AR 眼鏡與抬頭顯示器(HUD)中,傳統電路會阻擋使用者視野,透明 PCB 則能發揮關鍵作用。將電路嵌入透明鏡片後,製造商可整合: 手勢感測器 眼球追蹤系統 抬頭導航覆蓋層 透明顯示器 此應用正推動無縫、透視運算介面的未來,讓使用者直接在視線範圍內與數位內容互動。 2. 透明智慧型手機與穿戴式裝置 雖然仍屬小眾,透明智慧型手機與智慧手錶原型因其未來感設計而備受關注。透明 PCB 讓整個邏輯板可嵌入透明外殼或顯示器後方,提供: 全透明或部分透明螢幕 極簡產品設計 內部元件可見,吸引愛好者 健身手環與智慧珠寶等穿戴式裝置,則受益於薄型、柔性且透明的 電子元件,可與時尚設計完美融合。 3. 透明 ......
May 20, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 在可穿戴技術與物聯網裝置中的角色
穿戴式科技與 IoT 裝置正日復一日地改變我們的生活。你會看到智慧手錶、健身追蹤器,甚至智慧家庭裝置都因技術進步而成為日常的一部分。這些創新的核心,正是能讓裝置既小巧又舒適的柔性印刷電路板。 傳統的硬板無法提供同樣的自由度;柔性 PCB 讓設計師能將電路彎曲成節省空間的形狀,滿足穿戴式與智慧裝置的獨特需求。這種彈性不僅提升產品效能,也讓裝置更耐用,更容易整合進今日我們使用的狹小、非傳統空間。 本文將探討在這些應用中使用柔性 PCB 的諸多優點,說明它們的各種應用方式,觸及工程師面臨的設計挑戰,並展望此領域的未來趨勢。 柔性 PCB 的獨特之處 柔性 PCB 採用薄且可彎曲的材料製成,能夠環繞形狀或擠進狹窄空間。這種彈性讓設計師能在不犧牲效能的前提下,打造更小、更輕的裝置。以下是其重要性: · 輕量舒適:幾乎不增加重量,讓穿戴式裝置彷彿不存在。 · 形狀多變:可貼合曲線,不論是環繞手腕或藏於微型感測器內。 · 耐用性:比硬板更能承受日常磨損,硬板在壓力下可能龜裂。 對穿戴式科技的影響 柔性 PCB 確實改變了穿戴式科技的遊戲規則。其可彎曲設計讓裝置能輕鬆貼合身體曲線,整天佩戴依然舒適。想想智慧手錶或......
May 15, 2026
軟性印刷電路板
如何設計柔性 PCB:最佳實踐與常見錯誤避免
現今電子產品日新月異,面對琳瑯滿目的新裝置,傳統的硬質電路板早已不敷使用。越來越多裝置需要可撓特性,例如穿戴式裝置或必須貼合曲線的智慧醫療器材。軟性 PCB 因此成為熱門選擇,它能在傳統電路板會斷裂的地方彎曲、扭轉。 這種轉變不只是為了節省空間,更是為了讓設計更符合日常使用的需求。在 JLCPCB,我們親眼見證軟性 PCB 如何實現更具創意的設計,完美融入現代產品緊湊且特殊形狀的空間。 本文將探討為何軟性 PCB 在今日複雜電子產品中越發重要,分享設計訣竅,並指出常見錯誤與避免方法。目標是讓你的下一個專案不僅更小、更輕,也更聰明、更可靠。 設計考量 設計軟性 PCB 時,必須掌握幾項關鍵,才能兼顧功能與耐用度。 · 材料選擇:需要能彎折不斷裂的材質,聚醯亞胺(polyimide)因兼具彈性與強度而備受青睞;就像為外套挑選布料,得選折幾次也不會磨損的材質。 · 疊構規劃:正確的疊構能讓各層協同工作,避免干擾等問題;如同完美堆疊三明治,每一口都要均衡。順序一出錯,板子性能就可能大打折扣。 · 彎曲半徑:白話說就是板子能彎到多緊而不龜裂。千萬別過度擠壓,否則細微電路可能斷裂或剝離。 · 熱管理:軟性 P......
May 15, 2026
軟性印刷電路板
什麼是柔性 PCB?可彎曲電路板的簡易指南
如果你曾經好奇智慧型手機如何摺疊、智慧手錶如何貼合手腕,或醫療裝置如何舒適地置於人體內,答案往往藏在一位微小且可彎曲的英雄身上——「柔性印刷電路板」,簡稱「柔性 PCB」。 與你印象中傳統電子產品裡扁平、堅硬的電路板不同,柔性 PCB 可以扭轉、摺疊,並擠進傳統板子無法進入的空間。讓我們拆解這些板子的特別之處、製造方式,以及它們如何悄悄革新我們身邊的科技。 柔性 PCB 入門:不需要工程學位 想像一塊像瑜伽墊的電路板——堅固卻又足夠柔韌,可彎成各種形狀而不斷裂——這就是柔性 PCB。這些板子使用薄而柔軟的材料,而非硬質玻璃纖維,讓它們能放入彎曲或狹窄的空間。把它們當成電子界的摺紙大師:可摺、可扭、可適應任何裝置所需的形狀。 甚至還有混合版「剛撓結合板」,同時具備柔性與剛性區域。想像一塊部分柔軟(可纏繞電池)又部分堅硬(可承載重型元件)的電路板。這種組合兼具兩者優點,常見於航太或先進醫療工具等對空間與耐用度同樣重視的領域。 柔性 PCB 並非一直如此普及。當電腦還佔滿整個房間、手機還像磚頭的年代,剛性板稱霸天下,因為沒人需要電路會彎曲。但隨著裝置縮小,設計師打造出更纖薄的穿戴式、可摺疊手機與植入式健......
May 15, 2026
軟性印刷電路板
FPC 焊接方法:技術與應用的完整指南
柔性印刷電路板(FPC)因其柔軟、輕薄與高密度特性,被廣泛應用於各類電子裝置。FPC 焊接是將元件與電路板連接的關鍵製程,焊接方式的選擇直接影響電路板的性能與可靠度。本文將探討四種常見的 FPC 焊接技術——熱壓焊接、回流焊接、波峰焊接與手工焊接——並說明其特點與最佳應用情境。 1. 熱壓焊接 熱壓焊接利用熱與壓力將柔性印刷電路板(FPC)與焊點結合,常見於對可靠度與精準控制要求極高的應用。 製程:在 FPC 與焊點之間放置導電膠或焊料,再以熱壓機加熱至特定溫度並加壓,冷卻後即可形成穩定的電氣連接。 優點:適合微小焊點與細間距元件,可靠度高、電性穩定,利於大量生產。 應用:液晶顯示器(LCD)模組、觸控螢幕元件、醫療設備連接。 2. 回流焊接 回流焊接將焊膏加熱至熔融狀態以形成焊點,廣泛用於表面黏著技術(SMT)。 製程:先在 FPC 焊墊上塗佈焊膏,再將元件置於焊膏上,接著送入回流焊爐加熱,使焊膏熔化並在冷卻後固化形成焊點。 優點:大量生產效率高,焊接品質穩定,適合細間距元件與複雜設計。 應用:智慧型手機、平板電腦等消費性電子產品,以及汽車電子與通訊設備。 3. 波峰焊接 波峰焊接將 FPC 浸......
May 15, 2026
軟性印刷電路板
如何選擇合適的 FPC 補強
FPC(柔性印刷電路)補強對於提升 FPC 的機械強度與穩定性至關重要,特別是在連接器區域或其他需要額外支撐的部位。選擇合適的補強材料是確保 FPC 在各種應用中性能、耐用度與可靠性的關鍵。 為何 FPC 補強材料如此重要? FPC 因其柔性與輕量化特性,廣泛應用於電子、汽車、醫療與航太等產業。然而,FPC 的某些區域(如連接器或承受機械應力的部位)需要補強,以防止損壞並確保長期可靠。補強材料可提供: 增強的機械強度 更高的穩定性與耐用度 更佳的抗彎折、抗撕裂與抗環境因素能力 常見 FPC 補強材料 以下是最常用的 FPC 補強材料: PI 補強(聚醯亞胺) 耐高溫:PI 材料具優異耐高溫性,適合高溫焊接環境。 良好柔性:與 FPC 基材(通常亦為 PI)相容,並保持一定柔性。 耐化學性:可抵抗化學劑與環境腐蝕,適用於惡劣環境。 應用:常用於需高溫焊接或高可靠度之電子設備,如汽車電子、航太與工業控制設備。 FR-4 補強(玻璃纖維環氧樹脂) 高機械強度:FR-4 提供優異機械強度與剛性,支撐力強。 剛性強:相較柔性材料,FR-4 更堅硬,適合需機械支撐的區域 。 耐高溫:FR-4 具一定耐高溫能力......
May 15, 2026
軟性印刷電路板
FPC PCB 製造:如何選擇合適的 FPC 參數以達到最佳效能
什麼是 FPC 參數? FPC 柔性印刷電路板參數指的是在設計與材料選擇上,用以定義柔性電路性能與功能的各項規格。這些參數包含材料選擇、厚度、層數、彎曲半徑等。正確選擇這些參數,可確保 FPC 符合其預期應用的需求。 選擇 FPC 參數時的關鍵考量 板子數量 / 板子尺寸 板子尺寸指的是電路板的長寬。JLC FPC 板的最大尺寸為 234×490 mm(極限 250×500 mm),最小尺寸則無限制;若單板小於 20×20 mm,建議進行拼板。 層數 層數通常在設計階段就已決定,可直接依設計規格選擇所需層數。 FPC 可分為單面板、雙面板與多層板。 單面板結構最簡單,常見於工業控制與電子儀器。 雙面板透過導通孔連接兩層銅箔,形成電氣通路,常見於手機、汽車儀表等產品。 多層板由多片單或雙面板壓合而成,經鑽孔與電鍍形成層間導通,常見於智慧型手機等高端消費電子。 常見製程 防焊顏色 FPC 防焊有黃、黑、白三色,建議選用黃色。 黃色覆蓋膜適用於大多數產品,如各類軟性排線。 黑色覆蓋膜常用於高端或需吸光的應用,如汽車、手機、LED 顯示屏。 白色覆蓋膜多一層白漆,常見於照明、LED 顯示屏、醫美設備等需反......
May 15, 2026
軟性印刷電路板
如何輕鬆區分含膠與無膠 FPC 基材
FPC 基材對於軟性電路板的性能至關重要!它直接影響產品的可靠性與使用壽命。 目前市場上最常用的 FPC 基材(也稱為 FCCL)是聚醯亞胺(PI),具有優異的耐熱性、化學穩定性與機械性能,能在高溫環境下保持穩定的絕緣性能。 然而請注意,PI 基材分為有膠與無膠兩種類型,兩者在材料組成、性能與應用上存在顯著差異。 目前 JLCPCB 的所有 FPC 均採用無膠基材,透明 PET 材料除外。以下說明兩者的差異以及如何辨識 FPC 基材。 1. 有膠與無膠基材的結構 有膠基材:主要由 PI 膜/膠黏劑(AD)/銅箔三層結構組成,透過塗佈、壓合與烘烤製成,膠黏劑通常為環氧樹脂或壓克力膠。 無膠基材:由 PI 膜與銅箔組成,生產方式有兩種: 一種是將 PI 膜與銅箔透過熱壓貼合,此類 PI 需特殊處理,亦稱 TPI,屬商業機密,JLCPCB FPC 基材即採用此技術。 另一種是將液態 PI 塗佈於銅箔上。 2. 有膠與無膠基材的差異 由於無膠基材不需膠黏劑作為接合層,其性能優於有膠基材。目前市場上 90% 的產品皆要求使用無膠基材,具體差異如下: 3. 如何辨識有膠與無膠基材 雖然市場上大多數產品要求無膠......
May 15, 2026
HDI板
理解現代電子中的多層 PCB 設計
簡介 隨著電子技術快速演進,人們對體積更小、效能更高的裝置需求日益增長,進而推動了更先進的印刷電路板(PCB)設計發展。多層 PCB 因其在更小封裝內提供更高密度與更佳功能,成為滿足這些需求的關鍵。這類複雜的 PCB 廣泛應用於智慧型手機、通訊設備、醫療裝置與工業機械等高效能設備。本文聚焦其結構、優勢、挑戰與最佳實踐,以實現最佳效能,並涵蓋多層 PCB 設計的核心要點。 什麼是多層 PCB? 多層 PCB 是指具有三層或以上導電層相互堆疊的印刷電路板。這些層之間以絕緣材料隔開,並透過導通孔連接。此設計可在更小空間內容納更多電路,特別適合需要高速與多功能的應用。大多數多層 PCB 將訊號層、電源層與接地層整合於精巧的封裝中。 多層 PCB 的結構與組成 多層 PCB 的結構比單層或雙層 PCB 更為複雜,以下為其主要組成: ⦁ 導電層: 這些層由銅線路構成,負責傳輸電氣訊號。層數越多,可在更小空間內實現更多訊號路徑與連接。 ⦁ 預浸層(Prepreg): 這些為絕緣材料,用於黏合導電層並防止層間電流干擾。 ⦁ 核心材料: 核心是位於 PCB 中央的厚絕緣層,用於支撐整體結構。 ⦁ 導通孔(Vias)......
May 11, 2026
HDI板
盲孔與埋孔:PCB 設計全方位指南
印刷電路板(PCB)由多層銅箔電路堆疊而成,不同電路層之間的連接依賴於導通孔。如果鑽孔機或雷射鑽出的孔不做處理,將無法導電,因為原始鑽孔表面僅為樹脂,不具導電性。因此,必須在鑽孔表面電鍍一層導電材料(通常為銅),電流才能在不同銅箔層之間傳播。讓我們看看 PCB 上常見的幾種導通孔類型。 基本的貫穿孔導通孔貫穿整塊板子,而更先進的盲孔與埋孔僅在相鄰層之間連接,不會穿透整板。本文深入介紹盲孔與埋孔,探討其製造技術、設計考量、可靠度因素與應用。 什麼是盲孔: 盲孔是將板子的最外層與一或多個內層連接的孔,但不貫穿整塊板厚。它用於多層 PCB,當需要將外層與內層連接卻不想貫穿整板時就會採用。盲孔可節省空間,常見於高密度設計,因僅能從單面看到,故稱「盲」孔。 然而,鑽孔深度(Z 軸)需特別留意,常導致孔內電鍍困難,因此製造商幾乎不再使用。以買樓為例,一棟六層樓房,僅有樓梯連接一樓與二樓,或五樓與六樓,即為盲孔。盲孔優點包括節省板面空間、實現更緊湊設計,並透過縮短信號路徑提升信號完整性。 盲孔關鍵特性: ● 盲孔用於連接一個外層與至少一個內層。 ● 每層連接的鑽孔須定義為獨立鑽孔檔。 ● 鑽孔直徑與孔深比(縱橫......
May 07, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 技術的未來趨勢與創新
軟性印刷電路板(flex PCB)的世界正快速演進,背後推手是技術進步與對創新電子方案日益增長的需求。本文將深入探討 flex PCB 產業的前沿技術與創新,分析市場趨勢與未來成長領域,討論即將面臨的潛在挑戰,並提供專家對 flex PCB 未來的見解。 新興技術 可伸縮電子 可伸縮電子是 flex PCB 技術的一大躍進。這類電路能像人體皮膚般多向拉伸與彎曲,應用範圍極廣,從貼合身體動作的穿戴式健康監測器,到機器人用的電子皮膚皆涵蓋其中。 圖 1:Flex PCB 技術中的可伸縮電子 軟硬結合板 軟硬結合 PCB 集兩者優勢於一身,將軟性與硬性區段整合進單一板材。此設計可實現更複雜且緊湊的電子組裝,在維持彈性的同時提升效能,特別適合同時需要硬質固定區與軟性互連的應用,如航太與醫療裝置。 圖 2:軟硬結合 PCB 設計 先進材料 石墨烯及其他導電聚合物等新材料的開發,正突破 flex PCB 的能力極限。這些材料具備優異的電氣特性、彈性與耐用度,使更高效且可靠的軟性電路得以實現。 市場趨勢 穿戴式科技崛起 穿戴式技術市場蓬勃發展,智慧手錶、健身追蹤器與健康監測器等裝置日益普及。Flex PCB 是......
Apr 27, 2026
HDI板
HDI PCB 全面指南:設計、優勢與應用
高密度互連(HDI)印刷電路板(PCB)是相較於傳統 PCB 在單位面積內擁有更高佈線密度的電路板。HDI PCB 具有更密集的互連與元件、更細的線寬與間距,以及更高的連接墊密度。它們還擁有更小的導通孔與走線,以及更高的層數。單一 HDI 板即可容納過去設備中多塊電路板的功能。HDI PCB 是高層數與高價層壓板的理想選擇。HDI PCB 的製造與組裝流程與典型電路板不同,這類電路板具有更高的製造成本、更具挑戰性的設計、更複雜的維修與重工,以及可製造性問題。 HDI PCB 設計技巧: 1. 選擇導通孔類型以降低製程複雜度 選擇合適的導通孔類型至關重要,因為它決定了所需的設備、製造步驟、加工時間與額外成本。採用微導通孔、盲孔或埋孔可減少層數與材料費用。然而,選擇通孔、狗骨孔或焊盤內孔將影響整體製程複雜度。 2. 為 HDI 應用選擇最少數量的元件 元件選擇一向重要,但對 HDI 板尤為關鍵。HDI 設計所選用的元件決定了走線寬度、擺放位置、鑽孔類型與尺寸,以及整體疊構。雖然性能仍是首要考量,但封裝、可追溯性與供貨情況也必須納入考量。更換元件或重新設計佈局將大幅增加製造時間與材料成本。 3. 擺放元......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
微型化的力量:表面黏著技術如何改變現代電子產業
什麼是表面黏著技術(SMT)? 表面黏著技術(SMT)是現代電子製造中最廣泛使用的 PCB 組裝製程,可將元件高速、高精度地直接放置在印刷電路板上。相較於傳統的穿孔組裝,SMT 具有更高的效率、更高的元件密度與更低的生產成本,無論是原型製作還是大量生產都非常適合。 透過先進的自動化 SMT 產線,製造商可實現一致的焊接品質、更緊湊的產品設計與更快的交期。在許多應用中,SMT 會與選擇性穿孔組裝結合,以滿足特定的機構與功率需求,確保最佳效能與可靠度。 SMT 與穿孔技術:PCB 組裝的關鍵差異 表面黏著技術(SMT)與穿孔技術(THT)是將元件安裝到印刷電路板(PCB)上的兩種主要方法。 SMT 將元件直接放置在 PCB 表面,可實現高密度布局與緊湊設計,通常使用自動取放機與迴焊爐進行組裝,非常適合現代大量電子製造。 穿孔技術則是將元件引腳插入電鍍孔並在板子背面焊接,這種方法在振動或機械應力下通常能提供更好的機械穩定性,適用於連接器、功率元件與航太應用。 雖然 SMT 在大多數消費與工業電子產品中占主導地位,但 THT 在需要更高機械強度或更易於手動維修的應用中仍然重要。 表面黏著元件(SMD)無法......
Apr 27, 2026
軟性印刷電路板
您對柔性電路板採用哪一種 IPC 等級標準?
軟性電路板的 IPC 等級標準是什麼? IPC(Institute for Printed Circuits)是一個全球性組織,負責制定電子設備(包括印刷電路板 PCB 與軟性印刷電路板 FPC)的設計、製造與品質保證產業標準。這些標準對於維持電子製造業的一致性、可靠性與性能至關重要。 IPC 標準對軟性 PCB 的重要性 IPC 標準涵蓋材料選擇、設計準則、組裝流程與檢驗規範等多個面向,協助製造商滿足電子產品嚴格的性能與耐用度要求,確保系統高品質且可靠。最常見的 IPC 標準包括: IPC-6012:適用於剛性 PCB。 IPC-6013:適用於軟性 PCB。 IPC-A-610:適用於焊接電子組裝。 FPC 的 IPC 等級:如何影響您的產品 IPC 等級 1 產品:一般電子產品如手電筒、玩具、遙控器等,通常對電路板品質要求不高,使用壽命相對較短。 IPC 等級 2 產品:專用服務電子產品,包括通訊設備、複雜的工商業設備,以及高效能、長壽命的測量儀器。這些產品在正常使用條件下不應失效。 IPC 等級 3 產品:高效能電子產品,包括軍用、民用與航太設備,設計用於連續運作、高可靠性與長壽命。這些產......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
DIY IoT Arduino PCB:為智慧專案打造客製化平台
踏上客製化 Arduino PCB 設計的驚險旅程,將為你開啟無限可能的大門,讓愛好者能夠打造獨一無二的解決方案,並將充滿創意的專案化為現實。這趟冒險包含深入探索 Arduino 電路圖設計、嚴謹的元件選擇、策略性的 PCB 佈局,以及擴充板相容性與電源設計等關鍵考量。在這趟令人振奮的旅程中,我們將特別深入探討如何將 Arduino Uno 與 ESP8266 模組整合,並使用廣受好評的設計工具 EasyEDA。 Arduino 電路圖設計 我們的旅程從深入 Arduino 電路圖設計開始,這裡提供逐步指南,教你如何將專案概念轉化為詳細的電路圖。本節將探討在電路圖上選擇與放置元件的細節,強調清晰且全面的設計是整個專案基礎藍圖的重要性。 圖 1: 客製化 Arduino 板元件選擇 選對元件就像為客製化 Arduino 專案挑選心臟與靈魂。讓我們拆解讓板子運作的關鍵角色: 1. ESP8266: - 這傢伙賦予我們的板子 Wi-Fi 超能力,讓 Arduino 能連上網路,並無線收發資料,做出酷炫應用。 2. ATMega328P SMD: - 認識我們的大腦。這顆微控制器就像指揮中心,執行任務並確......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
在 PCB 設計中為高效能電子產品優化 BGA 扇出
在高性能電子領域,球柵陣列(BGA)封裝因其高接腳密度與精巧尺寸而廣泛流行。然而,將 BGA 的訊號有效引出至 PCB 其他區域,特別是面對數百甚至上千接腳的元件時,仍充滿挑戰。本文將深入探討 PCB 設計中的 BGA 扇出(fanout)技巧,並介紹如何最佳化訊號走線、確保訊號完整性,同時維持穩定的製造流程。 1. 認識 BGA 扇出 BGA 扇出是將 BGA 封裝的焊球連接至 PCB 其他部分的佈線流程。此步驟攸關 BGA IC 與板上其他元件間的通訊效率。良好的扇出策略可最大化走線效率、降低訊號衰減,並滿足現代電子系統的性能需求。 2. BGA 扇出的挑戰 從 BGA 引出訊號面臨多項難題,包括: ● 高接腳密度:BGA 在極小面積內可容納數百甚至上千接腳,要在避免串音與阻抗不匹配的情況下完成走線極具難度。 ● 逃脫走線有限:可用來將訊號引出 BGA 區域的逃脫路徑數量有限,在多層板中易造成走線擁塞並提高設計複雜度。 訊號完整性顧慮:維持訊號完整性至關重要,特別是高速介面與敏感類比訊號。訊號殘段長度、阻抗匹配與導孔位置都會顯著影響訊號品質。 3. 最佳化 BGA 扇出的策略 為克服上述挑戰並......
Apr 27, 2026
HDI板
提升 PCB 可靠性:深入探討 VIA-in-PAD 設計
印刷電路板(PCB)設計是電子產品開發的關鍵環節,工程師們不斷尋求創新方案以提升效能、可靠性並實現微型化。其中,VIA-in-PAD(VIP)技術正日益受到重視。本文將深入探討 VIA-in-PAD 在 PCB 設計中的重要性、優勢、挑戰與最佳實踐。 什麼是 VIA-in-PAD? VIA-in-PAD 指的是將導通孔直接置於 PCB 上的表面貼裝元件(SMD)焊盤內的設計做法。傳統上,導通孔會設置在遠離焊盤的其他位置;然而,隨著電子設備日趨緊湊,設計者愈來愈傾向於將導通孔整合進元件焊盤,以最大化空間利用率。 VIA-in-PAD 設計的優勢: A- 提升熱管理效能: 將導通孔置於元件焊盤內,可藉由提供直接的散熱路徑來強化熱傳導,對於功率放大器與微處理器等高發熱元件尤為關鍵。 B- 增強訊號完整性: VIA-in-PAD 設計可減少訊號失真與電磁干擾(EMI),元件間更短的互連路徑有助於提升訊號完整性與高速效能。 C- 節省空間: 採用 VIA-in-PAD 可節省寶貴的 PCB 面積,將導通孔整合進焊盤後,整體板面積得以縮小,實現更緊湊、輕薄的電子設備。 D- 降低電感: 在高頻應用中,最小化迴......
Apr 27, 2026
軟性印刷電路板
45 個不可錯過的軟性 PCB 設計必備技巧!
在產品設計中追求完美,需要在設計需求與製造標準之間取得精準平衡。然而,談到軟性印刷電路板(FPC)設計時,許多工程師往往不知從何下手。 在這份深入指南中,我們將探討 45 條 FPC 設計要點。讀完後,您將具備駕馭軟板設計複雜性的知識與信心。 外形與鑽孔 1. 通孔邊緣距板框至少 0.5 mm;若不足 0.5 mm,請改為 U 形槽(開槽朝向板框)。 2. 確保導通孔距離防焊開窗至少 0.2 mm,避免孔邊露銅。 3. FPC 請避免將導通孔設計在焊墊上;軟板無法像硬板做樹脂塞孔,易造成焊料流失。 銅面與焊墊設計 4. 大銅面氧化:大面積銅箔在貼合覆蓋膜時易殘留氣泡,高溫高壓後易氧化,影響外觀但無礙功能。可改用網格銅,或在大銅面開防焊窗。 5. 避免獨立焊墊:獨立焊墊(尤其雙面重疊)易剝離,因 FPC 基材僅 25 µm。建議在焊墊周圍加銅補強,並將雙面焊墊錯開,提升附著力。 6. 焊墊剝離:連接器焊墊易剝落,請設計防焊定義焊墊(SMD Pad),利用防焊覆蓋邊緣提供機械強度。 7. 避免大面積裸露銅:易造成皺褶。 8. 覆蓋膜需求:軟板以覆蓋膜取代防焊,須預先開窗。焊墊與相鄰線路需留 0.2 m......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
打造夢想中客製化鍵盤 PCB 的設計考量
打造夢想中的客製化鍵盤時,PCB 設計對整體體驗至關重要。只要全面考量各項設計細節並做出明智選擇,就能確保你的客製化鍵盤 PCB 符合獨特需求並發揮最佳效能。本文將帶你深入了解關鍵設計要點,協助你完成專屬的夢幻鍵盤 PCB。 優異鍵盤 PCB 設計的優勢 在鍵盤 PCB 設計領域,有效遠距工作能帶來諸多好處。首先,它讓專業人士自由掌控與個人化工作環境,進而提升生產力;其次,省去通勤時間,促進更健康的工作與生活平衡。透過聰明策略,即使遠端作業也能維持頂尖表現。 如何打造夢想中的客製化鍵盤 PCB 釐清你的鍵盤需求 決定適合你的鍵盤尺寸與配置(如全尺寸、無數字區、緊湊配置)。選擇能提供理想手感與聲音的軸體類型(機械軸、薄膜軸、混合軸)。考量額外功能,例如背光、可程式化或巨集支援。 鍵盤設計基礎 了解按鍵掃描的電氣矩陣排列方式,以及其對 PCB 設計的影響。 加入背光所需元件,如 LED 與對應驅動器。透過控制器晶片或韌體實現可程式化或巨集功能。 選擇合適元件 選擇符合設計且連接可靠的連接器。 挑選支援所需功能並與軸體相容的控制器晶片。 使用二極體防止鬼鍵或按鍵衝突,確保輸入準確。 鍵盤 PCB 的類型......
Apr 27, 2026
軟性印刷電路板
靈活性與可靠性:探索柔性 PCB 的世界
軟性 PCB,又稱柔性 PCB,憑藉其卓越的彈性與多功能性,徹底改變了電子產業。它由聚酯或聚醯亞胺材料製成,提供獨特優勢以滿足特定應用需求。憑藉其柔性基板、導電線路、絕緣層與保護性表面處理,軟性 PCB 能在彎曲與移動中高效傳輸電子訊號,廣泛應用於消費性電子、醫療設備與工業設備等領域,推動創新並形塑未來電子裝置的發展。 軟性 PCB 的結構與組成 軟性 PCB 的結構由幾個關鍵元件組成。 基板由聚酯或聚醯亞胺製成,構成 PCB 的基礎並提供所需的柔韌性。導電線路通常為銅,透過印刷或蝕刻附著於基板上,以實現電子訊號傳輸。覆蓋膜(coverlay)是一層薄薄的柔性聚合物,作為絕緣層並保護導電線路。此外,防焊層可保護 PCB 免受外部因素影響並防止意外短路。諸如連接器與積體電路等元件,可透過適當技術安裝於 PCB 上。 軟性 PCB 使用的材料 導體:軟性 PCB 的導體通常採用銅。銅因其優異的電氣特性(高導電性與低電阻)而被選用,可實現 PCB 上電子訊號的高效傳輸。 膠黏劑:軟性 PCB 使用膠黏劑將表面黏著元件牢固固定於板材上。可採用環氧樹脂、壓克力或壓敏膠等不同類型,依應用需求選擇。這些膠黏劑提......
Apr 27, 2026
軟性印刷電路板
使用透明 FPC 的優勢
隨著電子產品朝向更小型化與可撓性發展,透明柔性電路板(FPC)已成為顛覆性的創新。在生產透明印刷電路板時,需要採用專門的製造流程。傳統 PCB 的製程如鑽孔、電鍍 與 蝕刻,都必須針對透明材料的特性進行調整。 透明材料對高溫製程可能更為敏感,焊接時需要更精細的溫控。此外,為了保持線路的透明度,會採用透明導電聚合物。例如:以氧化銦錫(ITO)薄膜取代傳統銅導體。 什麼是透明 FPC? 透明 FPC 是一種使用透明基材與透明導電材料的特殊柔性電路,可讓光線與影像穿透。不同於常見的聚醯亞胺 FPC(通常為琥珀色或黑色)。 透明 FPC 的核心基材包括: ● 透明聚醯亞胺:具備更高耐熱性與透明度 ● PET(聚對苯二甲酸乙二酯):常見於柔性透明 PCB ● 玻璃基材:用於刚性透明 PCB,在光學應用中提供高效能 透明 FPC 使用的導電材料: ● 氧化銦錫(ITO) ● 銀奈米線 ● 石墨烯 ● 導電聚合物 設計與製造難題: 在設計與生產透明 PCB 時,工程師會遇到多項技術挑戰。首先是材料選擇:透明材料 的電性與機械性能可能不如傳統材料,需在性能與透明度之間取得平衡。此外,透明材料成本通常較高,推升整體......
Mar 31, 2026
軟性印刷電路板
電子產品中的透明 PCB:主要應用、優點與挑戰
透明 PCB 板在現代電子設備中具有廣泛的應用。由於其獨特的外觀,透明印刷電路板在消費性電子產品中越來越受歡迎。應用範圍包括:智慧型手機、穿戴式裝置與高階家電。透明印刷電路板不僅提升產品美感,還能讓內部電路可見,使檢查與維護流程更加容易。早期原型曾探索壓克力與玻璃等材料,研究人員也開始嘗試使用透明導電塗層來取代 銅 導線。儘管初期原型展現潛力,但仍面臨實現高導電性與成本效益的挑戰。 此外,透明印刷電路板在光電應用中也扮演重要角色,例如透明顯示器與光學感測器。透明材料的高透光率與低反射率提升了這些應用的效能。在本部落格中,我們將追溯 透明 PCB 從大膽構想到實際電子產品的演進歷程。 多功能性:結合透明度與感測器及無線模組 設計自由度:在彎曲與不規則表面上實現無縫介面 與 AI 及 IoT 整合:將隱形網路融入日常物品。 1. 推動透明 PCB 採用的應用 透明 PCB 已走出實驗室,現正為多個領域的創新提供動力: 1. 消費性電子產品 透明智慧型手機與智慧手錶 邊緣發光透明鍵盤 內部電路可見的智慧顯示器 2. AR/VR 裝置 鏡片中的透明電路整合 視覺干擾最小的抬頭顯示器 3. 穿戴式裝置與智慧......
Mar 31, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 在汽車電子中的關鍵應用
在當今快速演進的汽車產業中,電子元件已成為車輛創新的骨幹。從先進駕駛輔助系統(ADAS)到現代汽車的電動車(EV)電源管理,軟性印刷電路板(flex PCBs)在設計自由度上扮演關鍵角色。 汽車電子現已佔整車製造成本約 40%,預計到 2030 年將升至 50%。本文探討軟性 PCB 在現代汽車電子中的核心作用。 1. 什麼是軟性 PCB? 軟性 PCB 是以聚醯亞胺或聚酯薄膜等可撓基材製成的電路板。與硬式 PCB類似,FPC 可彎曲、扭轉、折疊,以適應更小的形狀;可為單面、雙面或多層,下文將詳述。它們還能與硬板結合,形成軟硬複合板,帶來更高通用性。 2. 汽車應用中的 PCB 類型 汽車應用需要能在極端溫度與震動等條件下運作的高性能 PCB。汽車系統主要使用的 PCB 類型包括: 3. 汽車 PCB 技術創新 FPC 推動了尖端汽車技術的發展。現今車內已有有機發光二極體(OLED)顯示器、軟性觸控螢幕與軟性感測器等技術。PCB 現更整合人工智慧(AI)與物聯網(IoT),實現更智慧、更互聯的車輛。不僅如此,先進攝影系統、ADAS、輪胎泵浦控制、抬頭顯示器等也日益普及。這些進步強化了預測性維護與即......
Mar 31, 2026
軟性印刷電路板
透明柔性 PCB:材料、設計技巧與應用
透明 FPC 是一種特殊的軟性電路,採用透明基材與透明導電材料,可讓光線與影像穿透。不同於常見的聚醯亞胺 FPC(通常為琥珀色或黑色)。某些 透明軟性 PCB 僅基材透明,導線與焊墊仍清晰可見且不透明;也有透明軟性 PCB 連導電線路都完全透明,採用創新製程將電路夾在兩層透明材料之間,由外部幾乎看不見。 1. FPC 如何達成透明: 透明軟性 PCB 採用 PET 薄膜作為 FPC 基材。PET 可呈透明、白色、淡藍、淡綠等色。透明 FPC 與一般軟板差異僅在於使用透明 PET 材料。 玻璃 PCB 的優點: 高熱導率 防水、防潮、防塵 於嚴苛環境中具最佳耐腐蝕性 平整度佳、膨脹係數低且反射率高 可與金屬、高頻材料、PI、PET 進行混壓 透明玻璃電路板應用: 太陽能設備 玻璃 LED 顯示屏 新能源電氣應用 飛機、飛彈等紅外線窗口 2. 透明 FPC 關鍵材料: 電路的透明度與性能高度依賴所用材料: 1. 基材 透明 FPC 需具柔軟、透明且熱穩定的基材: PET(聚對苯二甲酸乙二酯):成本低,廣泛用於消費電子。 透明聚醯亞胺:熱穩定性與機械強度更高。 玻璃:偶爾用於混合軟硬板,光學清晰度極高。......
Mar 31, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 終極指南:類型、設計與應用
軟性印刷電路板(FPC 或 flex PCB)是一種設計成可彎曲、折疊或扭轉的 PCB。這種 FPC 結合了多條印刷電路與安裝在軟性基板上的元件,通常採用聚醯亞胺薄膜材料,確保高柔韌性與熱穩定性。憑藉其微型化設計,推動了消費性電子、汽車、醫療設備、穿戴裝置、電信與航太等主要電子領域的創新與應用。 軟性電路板佔用空間更少且更可靠,可彎曲達 360 度,大多數設計可承受 5 億次彎曲循環。自 1950 年代起,這項技術便以某種形式用於電子設備互連,現已成為製造當今最先進電子產品最重要的互連技術之一。 軟性電路板類型: 1) 單面軟性 PCB: 單面軟性電路板是最基本的軟性 PCB 類型,由基板層、導電銅層、覆蓋層與絲印組成。 它僅有一層軟性聚醯亞胺或聚合物薄膜,導電銅層僅位於 PCB 的一側,因此另一側可放置各種電子元件。其簡單設計使其適用於多種應用且成本較低,也因此成為最廣泛使用的軟性電路。 2) 雙面軟性 PCB: 與單面軟性電路不同,雙面軟性電路板可在頂部與底部銅層上製作走線圖案,並可透過鍍通孔在任意位置連接兩側,也允許層間電氣連接。 雙面軟性電路板的優勢之一,是可用於更複雜的電子產品以實現更多......
Mar 30, 2026
HDI板
HDI PCB 的崛起:革新先進電子產品
引言 在瞬息萬變的電子世界中,高密度互連(HDI)PCB 已成為一項卓越創新。這些先進的 PCB 技術正徹底改變 PCB 設計與製造的格局,催生更小、更強大且更高效的裝置。本文深入探討 HDI PCB 的時代,剖析其技術、優勢以及對各產業的影響。我們將涵蓋微型化、微盲孔、盲埋孔、訊號完整性,以及 HDI PCB 所帶來的整體電氣性能提升等關鍵面向。 認識 HDI PCB 技術 HDI PCB 在 PCB 設計與製造領域代表著重大躍進。與傳統 PCB 不同,HDI PCB 以單位面積內更高的佈線密度為特色。這是透過微盲孔、盲孔與埋孔等先進技術實現的。這些導孔的使用讓 PCB 內部多層得以互連,促進複雜走線並提升整體性能。 微型化是 HDI PCB 的核心優勢之一。透過在更小面積上放置更多元件,HDI PCB 助力開發精巧的電子裝置。這種微型化對現代消費性電子產品至關重要,因為空間效率是首要考量。智慧型手機、平板與穿戴式技術皆受益於 HDI PCB 的精巧特性。 微盲孔在 HDI PCB 的功能中扮演關鍵角色。這些常以雷射鑽孔的小型導孔,可在多層 PCB 中提供層間電氣連接。微盲孔的使用可縮短訊號路徑......
Mar 30, 2026
軟性印刷電路板
FPC 設計規則:13 個不可忽視的安全間距
在 FPC(柔性印刷電路板)設計中,忽略安全間距可能導致焊盤剝離或短路等問題。例如,防焊橋距離不足(小於 0.5 mm)會使其斷裂;焊盤距板邊過近(小於 0.2 mm)可能碳化短路;導孔擺放不當則易斷裂。精準控制這些細節,是確保設計可靠性的關鍵。 有人認為 FPC 設計的安全間距不必嚴格遵守,目測大概即可;也有人覺得只要電路能通就沒問題。但你知道嗎?許多看起來無關緊要的安全間距,一旦忽略就會釀成大禍!今天就帶你盤點那些容易被忽視的 FPC 安全間距——你認識幾個? 1. 防焊設計 防焊橋距離不足 防焊橋指兩焊盤間的防焊膜,兩焊盤間距至少需 0.5 mm,才能避免防焊橋斷裂;距離過小,防焊橋易斷。 改善前 改善後 防焊開窗到銅箔距離 防焊開窗與銅箔距離須大於 0.15 mm,距離過小會因防焊偏移而露銅,增加短路風險。 錯誤 正確 防焊開窗長度 防焊開窗長度一般不宜超過 20 mm,應避免大面積開窗;開窗過大,防焊塗佈時易變形,造成貼合不良或偏移。 錯誤 正確 板邊設計 焊盤到板邊距離 焊盤須距板邊至少 0.2 mm,否則雷射切割時焊盤可能碳化,導致短路。 導孔設計 1. 導孔到板邊距離 導孔邊到成型......
Mar 30, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 設計實用技巧 - JLCPCB
柔性印刷電路板,或稱 Flex PCB,是一種薄而輕的印刷電路板,可彎曲、折疊和扭曲成任何形狀或尺寸,而不會損壞板上的電氣連接。Flex PCB 在航太、汽車、醫療設備和消費電子等多個產業中越來越受歡迎。在本文中,我們將討論在進行有效產品開發時,設計柔性 PCB需要考慮的事項。 目前,JLCPCB 提供柔性 PCB 製造特價優惠,每 5 片僅需 $2。新用戶還可獲得高達 $60 的註冊優惠券。只需上傳您的 Gerber 檔案並一鍵下單,即可等待您的柔性 PCB 設計實體化。 設計 Flex PCB 的注意事項 設計 Flex PCB 需要仔細考慮多個因素,例如材料選擇、電路佈局和元件擺放。 製造 Flex PCB 的第一步是設計電路。設計人員使用電腦輔助設計(CAD)軟體建立佈局,指定板上元件、走線、導通孔及其他特徵的位置,包括必須根據製造商要求仔細設定的 PCB 層疊結構。以下是設計 Flex PCB 時的一些建議: 確定柔性 PCB 的類型:柔性 PCB 有多種類型,包括單面、雙面和多層柔性 PCB。應根據複雜度、空間限制和柔性需求等因素,選擇適合應用的類型。 最小化層數:柔性 PCB 通常比......
Mar 27, 2026
軟性印刷電路板
汽車柔性 PCB 的考量因素
軟性印刷電路板(Flex PCBs)因其能夠貼合汽車零件的獨特形狀與輪廓,在汽車產業中廣受歡迎。這類 PCB 專為耐高溫設計,適用於嚴苛環境。 隨著汽車電子對先進技術需求日益增長,軟性 PCB 的使用預計將持續成長。 汽車軟性 PCB 的設計考量 軟性 PCB 易於貼合汽車零件的獨特形狀與輪廓,因此在汽車電子領域日益普及。無論如何,在將軟性 PCB 整合至汽車電子時,仍需留意幾項關鍵設計考量。 關鍵設計考量 以下為在汽車電子中使用軟性 PCB 時的主要設計考量: 彎曲半徑:軟性 PCB 可彎曲或摺疊,但有其最小彎曲半徑限制。若彎曲半徑過小,可能導致銅箔斷裂,進而造成電氣失效。因此,務必確認彎曲半徑符合應用需求。 厚度:軟性 PCB 通常比剛性 PCB 更薄,在空間有限的汽車電子中具有優勢。然而,其厚度仍需適合應用,以確保能承受反覆彎折的應力。 疊構:軟性 PCB 的疊構對其性能至關重要。層數與類型、介電層厚度,以及層間接合膠材,都會影響軟性 PCB 的表現。 元件擺放:元件在軟性 PCB 上的擺放位置對性能影響重大。元件應置於不會妨礙 PCB 彎曲的位置,且需能承受反覆彎折的應力。 連接器類型:用......
Mar 26, 2026
先進封裝與整合
BGA 與 LGA:了解差異並選擇合適的封裝
在電子元件的世界裡,封裝型式的選擇對於印刷電路板(PCB)的整體效能、可靠度與可製造性扮演著關鍵角色。在現代 PCB 設計中,BGA(球柵陣列)與 LGA(平面柵陣列)是兩種廣受歡迎的封裝型式。了解這兩種封裝的差異,對電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生以及電子與 PCB 設計領域的專業人士而言極具啟發性。本文旨在全面介紹 BGA 與 LGA 封裝,說明其特性、優勢,以及在選擇適合您 PCB 設計需求的封裝時應考量的要點。 BGA(球柵陣列)封裝: BGA 封裝是一種表面黏著技術,其底部具備陣列排列的焊球。這些焊球同時作為封裝與 PCB 之間的電氣與機械連接。BGA 封裝具備多項優點: a. 高密度與 I/O 能力:BGA 封裝相較於其他封裝型式,可提供更高的接腳數與 I/O 能力,適合用於複雜且高效能的應用。 b. 優異的熱效能:BGA 封裝的焊球具備良好的熱導性,能將積體電路(IC)的熱量有效散發至 PCB。 c. 提升的電氣效能:BGA 封裝提供更短的電氣路徑,降低電感與電容,進而改善訊號完整性並支援更高速的電氣效能。 LGA(平面柵陣列)封裝: LGA 封裝同樣屬於表面黏著技術,但底部並非焊......
Mar 26, 2026
先進封裝與整合
技術指導:BGA 設計規則
隨著電子產業的進步,晶片整合度持續提升,I/O 接腳數量迅速增加,功耗也隨之上升,使得積體電路封裝面臨更嚴苛的要求。為了滿足這一發展需求,球柵陣列(BGA)封裝技術應運而生。此技術在封裝基板底部製作陣列式焊球,作為電路的 I/O 介面,並將其連接至印刷電路板(PCB)。採用此技術封裝的元件屬於表面貼裝元件的一種。 BGA 封裝的應用: 然而,也出現了一些問題。讓我們看看下面的示意圖: 1. 為了間隙而修剪的 BGA 焊墊 2. 帶有開孔導通孔的 BGA 焊墊 使用傳統塞孔導通孔時的 BGA 能力: 使用高階普通/銅漿填孔式焊墊內導通孔的 BGA 能力: 環氧樹脂填孔或銅漿填孔技術的應用,使焊墊內導通孔成為 BGA 走線的最佳選擇。同時,多層板製造設備的進步,使得更精密的 BGA 焊墊得以實現。 提示: 焊墊內的導通孔無法塞孔,但可使用環氧樹脂或銅漿(銅漿具有更佳的導熱與導電性),然後在填孔後進行電鍍。 若採用上述填孔製程,建議導通孔(內徑)設計為 0.2 mm 或以上,焊墊(外徑)設計為 0.35 mm 或以上。詳情請點擊PCB 製造與組裝能力。 在多層板中,少量走線可窄至 0.076 mm(3 ......
Mar 26, 2026
軟性印刷電路板
空間維度的自由:深度解構 Flex PCB 與 Rigid-Flex 軟硬結合板的工程實務
在設計穿戴式設備、高端醫療儀器及現代摺疊手機時,傳統剛性基板往往成為限制空間利用效率的關鍵瓶頸。硬體開發正逐步從平面佈線轉向三維立體互連,促使柔性印刷電路板(Flex PCB)從輔助角色晉升為高密度封裝架構中的核心組件。 優秀的柔性印刷電路板設計實質上是一項兼顧電氣性能與機械應力管理的挑戰。這不僅是更換一種電路板材料的問題,更要求工程師深入理解材料疲勞行為、彎曲半徑限制以及三維空間內的佈線策略。作為全球領先的電子製造商,JLCPCB 在柔性電路板及軟硬結合板領域積累了豐富的製程經驗,能夠支持複雜定制電路板項目,促進從設計構想到高可靠性實體產品的順利轉化。 一、 柔性電路板的材料力學:為什麼 Polyimide 是黃金標準? 相較於常見的 FR4 基板,柔性電路板(FPC Board)主要依賴其基材的物理韌性。眾多印刷電路板材料中,聚酰亞胺(Polyimide, PI)因其優異的熱穩定性與機械強度,已廣泛應用於工業領域,成為主流材料之一。 1. PI 材料的物理特性 聚酰亞胺薄膜的厚度通常介於12.5微米至50微米之間,且具備較高的玻璃化轉變溫度(Tg)。此特性使其在表面貼裝技術(SMT)過程中所經......
Mar 19, 2026
HDI板
進階 HDI PCB 設計:微孔與製造工藝指南
高密度連接技術的演進與現狀(The Evolution Toward High-Density Interconnects) 電子產業小型化趨勢的顯著發展可能表明,傳統PCB製造流程已達到其物理極限。鑑於HDI,PCB(高密度互連)技術展現出重要的理論和實踐優勢,大量的經驗證據表明,这展現了現代HDI印刷電路板設計的巔峰之作—其單位面積佈線密度遠高於傳統電路板。在 HDI PCB 製造中,小於75 μm的精細線寬間距與微孔技術是實現高密度佈線的關鍵。這項技術優勢確保了其能穩定支援 5G、物聯網及現代 SoC 設備中高難度 BGA 封裝的生產需求。 JLCPCB其顯著的整合方案表明,先進的雷射直接成像 (LDI) 和真空電鍍生產線能夠提供業界領先的電路板生產能力。其高速訊號的完整性和熱可靠性能夠支援您的設計從原型階段過渡到大量生產,同時確保品質和成本效益不受影響。 技術分類:IPC-2226 標準 根據IPC-2226 標準,專業HDI電路板根據PCB架構的複雜程度分為六種「類型」。這將有助於理解分類,從而優化製造中的良率和電氣性能: I 型 (1+N+1):這是最基本的 HDI 結構,在傳統芯材的......
Mar 11, 2026
軟性印刷電路板
在柔性 PCB 設計中避免走線斷裂
柔性電路板(Flexible PCBs,簡稱 Flex PCB)因其卓越的柔韌性與多功能性,在電子領域廣受歡迎。這類板材能在彎曲與運動中高效傳輸電信號,提供獨特優勢。然而,設計柔性電路板時,工程師與設計者必須特別注意避免走線斷裂;一旦發生,可能導致訊號損失、連接時斷時續,最終使整塊 PCB 失效。現在就與 JLCPCB 一起學習如何在柔性 PCB 設計中防止走線斷裂! 認識柔性 PCB 設計的挑戰 柔性電路板必須能彎曲並貼合各種形狀與應用場景,這種柔韌性帶來了剛性板所沒有的挑戰;若處理不當,便可能導致走線斷裂。不同於走線通常筆直穩定的剛性 PCB,柔性 PCB 常需要弧形或折疊走線,使其更易受應力與拉伸影響。此外,材料特性也與剛性板不同,長時間使用下更容易疲勞與機械失效。 要點 1:合適的走線寬度與間距 設計柔性 PCB 時,決定適當的走線寬度與間距是防止斷裂的關鍵。過細的走線在板子彎曲時更容易斷裂;設計者應依據電流承載能力與機械需求,選擇最佳寬度,使走線在不至於過熱的情況下傳輸所需電流,從而降低斷裂風險。 除了走線寬度,保持足夠間距同樣重要。適當間距可減少相鄰走線間的電氣干擾與串音,並提供絕緣,......
Mar 10, 2026
軟性印刷電路板
探索柔性 PCB:應用與設計考量
柔性印刷電路板(PCB)憑藉其在電子領域的卓越進步,近期引發了廣泛的討論與爭議。接下來的章節中,我們將深入探討這些創新 PCB 的多樣化應用與關鍵設計考量。透過探索柔性 PCB 的迷人世界,我們期望能為其於現代電子系統中的潛力與重要性提供寶貴見解,並一窺其如何徹底改變電子設計方法。 柔性 PCB,亦稱為軟性電路,由可撓基材製成,使其能夠彎曲、扭曲並貼合各種形狀與輪廓。這種靈活性為將電子元件整合至非傳統外形開啟了無限可能,而傳統剛性 PCB 則受限於此。讓我們仔細看看柔性 PCB 產生重大影響的一些著名應用: 穿戴式電子產品: 柔性 PCB 透過實現創新且使用者友善的裝置,徹底改變了穿戴式電子產業。其中一個著名例子是 Fitbit 健身追蹤器,它利用柔性 PCB 將感測器、顯示元件與無線連接整合於纖薄舒適的手環中。PCB 的柔性使裝置能貼合使用者手腕,提供無縫且符合人體工學的配戴體驗。此外,柔性 PCB 亦對智慧服飾的發展至關重要,例如智慧襯衫與運動內衣,這些服飾在體能活動期間可透過感測器追蹤生物識別數據。 汽車產業: 柔性 PCB 透過提升車輛功能性與美觀,徹底改變了汽車產業。以 Tesla Mo......
Mar 10, 2026
先進封裝與整合
IC 封裝完整指南:類型、特性、PCB 設計規則與選型技巧
什麼是 IC 封裝? IC 封裝是將電子元件(如晶片、電晶體、電容、電阻等)封裝成特定形狀與尺寸的過程,使其能夠輕鬆安裝在 PCB 上並與電路連接。封裝不僅提供機械保護,還具備電氣連接與熱管理功能。 IC 封裝類型與尺寸 IC 封裝的類型與尺寸會依元件種類、功能與應用而異。以下為常見 IC 封裝類型及其大致尺寸: 表面貼裝封裝(SMT) QFP(四方扁平封裝) QFP(Quad Flat Package)在 PCB 上佔用較大面積,常用於 IC 與積體電路。常見尺寸有 7×7 mm、10×10 mm、14×14 mm 等,引腳數從數十到數百不等。 BGA(球柵陣列封裝) BGA 封裝通常具有球形焊墊,封裝間距一般介於 0.75 mm 至 1.0 mm,引腳數可從數十到數百。 特點:BGA 封裝適用於高效能晶片與大規模積體電路,具備良好的散熱與電氣性能。 SOIC(小外形積體電路) SOIC(Small Outline Integrated Circuit) 是一種常見的積體電路封裝,外形緊湊、引腳間距小,適用於中型積體電路。尺寸通常為 3×3 mm、5×5 mm、7×7 mm 等,引腳數一般為 8......
Mar 06, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 的應用、材料與未來發展方向
柔性 PCB 如今廣泛應用於各類消費性產品。全球正朝小型化邁進,我們都需要可彎曲、可折疊的電子產品來打造更緊湊的裝置。柔性 PCB 因能在 3D 空間中彎曲,被大量用於小型化產品。此外,這些 PCB 的性能與剛性板相當,可承載相同的電流與訊號。它們本質上仍是電路,只是原本平坦的線路現在能輕鬆彎曲;更輕、更靈活,也能順利整合進產品中。柔性電路的主要應用包括折疊手機與穿戴式健康監測器。今天,本文將介紹: ⦁ 什麼是可折疊與柔性印刷電路板 ⦁ 柔性電路的類型 ⦁ 製造所用材料 ⦁ 在各產業的應用 ⦁ 挑戰與未來方向 1. 什麼是可折疊與柔性電子? 柔性電子是由可彎曲材料製成的電路,在組裝過程中能彎曲或扭轉而不會斷裂。可折疊電子則是專為反覆折疊而設計的特殊類型,非常適合經常開合的裝置。可彎折次數取決於多種因素,例如材料類型與 PCB 的彎曲半徑。PCB 的柔性透過以下方式實現: ⦁ 使用薄且可彎曲的基材,取代剛性 PCB。 ⦁ 設計無應力走線與元件,以承受物理應力。 ⦁ 採用可拉伸聚合物與彈性金屬連接等新穎材料。 2. 柔性電路的類型: 柔性電路有多種形式,各具獨特優勢與用途: 1) 單面柔性電路:銅導線......
Mar 06, 2026
HDI板
焊盤內導通孔 (VIP) 技術:推動先進 HDI PCB 製造中的密度與可靠性
Via in pad 正如其名:將導通孔直接放置在元件的焊盤內,而不是透過短走線將其引至側邊。雖然這個概念看似簡單,但它代表了 PCB 設計理念的重大演進,已成為現代高密度互連(HDI)板不可或缺的技術。 在傳統的PCB 設計中,導通孔總是放置在元件焊盤區域之外,並透過短扇出走線連接。這種方法在空間充裕時運作良好。但隨著元件封裝尺寸縮小,例如 BGA 間距從 1.27 mm 縮小至 0.4 mm 甚至更小,焊盤之間已沒有足夠空間將走線拉出至外部導通孔。PCB 焊盤內導通孔技術透過完全消除扇出,將導通孔直接置於焊盤內,從而回收寶貴的佈線空間。 焊盤內導通孔技術的演進與 HDI 製造能力的進步密切相關。早期僅限於在焊盤內使用簡單的通孔導通孔(經常造成焊料虹吸問題),而現代的焊盤內導通孔解決方案則採用填充並封蓋的微導通孔,為上方元件提供完全平整、可焊接的表面。 節省空間與提升訊號性能的核心優勢 焊盤內導通孔的好處遠不止節省空間,但僅此一點就足以證明其受歡迎程度。 1)佈線密度顯著提升。將導通孔直接置於 BGA 焊球下方,可在不佔用寶貴表面佈線通道的情況下,將內列訊號拉出。傳統扇出可能需要四層或更多佈線層......
Mar 04, 2026
軟性印刷電路板
掌握 PCB 加強板:柔性電路類型、應用與設計最佳實踐全攻略
軟性與軟硬結合板在現代電子設計中日益普及,但其柔軟特性帶來機械可靠度挑戰,特別是在連接器、元件安裝與動態彎折區域。PCB 加強板作為局部補強材料,能有效解決這些問題;在指定區域增加剛性以提供機械支撐,同時保持軟性區的可彎性。工程師廣泛應用於消費電子、醫療設備、汽車電子與穿戴式裝置,確保在反覆插拔、振動或高溫環境下的穩定性。 簡介:什麼是 PCB 加強板及其重要性 軟性與軟硬結合板中加強板的作用 PCB 加強板通常為非導電材料(如 FR4、聚醯亞胺或金屬),利用壓敏膠(PSA)或熱壓黏合於軟性基材的特定位置。它們不參與電路功能,主要用於提升局部剛性,防止焊墊剝離、元件位移或過度彎折導致的失效。在軟硬結合板中,加強板常用於過渡區,使剛性到軟性的結構變化平順,避免應力集中。實際設計中,加強板可單面或雙面貼附,厚度可精確控制以配合連接器插深或組裝需求。 演進與現代電子日益增長的需求 隨著元件腳距縮小至 0.4 mm 以下且產品體積縮減,軟性 PCB 使用量激增。產業數據顯示,在高可靠度軟板中加裝加強板,可將機械失效風險降低 40–60%,特別是在振動或熱循環環境中。這使得加強板從可選變為必要,尤其在智慧型......
Feb 13, 2026
軟性印刷電路板
靈活與耐用的結合:深入了解剛柔結合 PCB 技術
在快速演進的電子領域中,對更小、更可靠且更多功能的裝置需求持續增長。為了滿足這些需求,工程師與設計師越來越常採用剛撓結合板(Rigid-Flex PCB)。這類電路板將剛性與撓性基材結合成單一互連結構,使複雜設計得以在特定區域彎曲或撓曲,同時在其他區域保持剛性。為了製造剛撓結合板,IPC 提供了建議與最佳實務。從技術層面來說,剛撓設計會將兩層或更多導電層與撓性或剛性絕緣層交替結合。 剛性區域通常用於安裝元件並提供結構支撐,而撓性區域則允許彎折,使設計更緊湊、更精細。大多數剛撓板由多層撓性電路基材組成,依應用設計需求,在外部或內部與一或多片剛性板結合。在本完整指南中,我們將探討剛撓結合板的基礎、優點、設計考量與典型應用。 剛撓設計: 剛撓結合板的設計較為複雜,因為這些板子以 3D 方式設計,可折疊或扭轉成產品所需的形狀。這種 3D 撓性提升了空間效率,使其成為醫療設備等對體積與重量敏感的應用理想選擇。 剛撓結合板通常比其他板子更薄,是任何需要輕薄封裝產品的絕佳選擇。憑藉薄銅層與無膠基材,它為您的電路設計需求提供了最小、最薄、最輕的解決方案。 剛撓結合板技術的演進: PCB 技術已大幅演進,持續的進步......
Jan 06, 2026
軟性印刷電路板
PCB 加強板:柔性電路的必要需求
印刷電路板加強板在為 PCB 提供機械支撐方面扮演重要角色。它們對柔性電路板特別有幫助,顧名思義,柔性板具有可撓性,需要在某些區域增加剛性。當元件放置在可撓區域且這些元件的重量對柔性材料造成壓力時,就特別需要使用加強板。這些加強板為柔性部分與剛性板之間提供了堅固的連接,這種剛性使焊接互連或元件變得更容易,並完成通過柔性部分的電路走線。 它們也可用於需要創建剛性印刷電路板表面以放置 SMT 焊盤元件的情況。此外,需要多次插拔的連接器也需要加強板,以減少焊盤的應力。讓我們更詳細地了解加強板的用途。柔性 PCB 在以下情況需要加強板: 柔性部分需要連接到另一塊板或電源。 需要將元件安裝到 PCB 的柔性材料上。 安裝的元件會對柔性 PCB 造成過大重量。 需要多次插拔的連接器可能會對連接焊盤造成應力。 柔性 PCB 設計中加強板的作用 柔性印刷電路(FPC)中的加強板是一種剛性層,通常由聚醯亞胺或 FR4 等材料製成,添加到柔性 PCB 的特定區域。它提供機械支撐和加固,防止連接器區域或安裝點等敏感區域彎曲或變形。加強板可提高耐用性,增強高應力區的可靠性,並有助於在關鍵部分保持 FPC 的整體外形。 P......
Jan 06, 2026
軟性印刷電路板
柔性 PCB 製造流程與優勢
在當今步調快速且技術先進的世界裡,印刷電路板(PCB)已成為許多電子裝置不可或缺的一部分。然而,隨著對更小、更靈活的電子裝置需求日益增加,傳統的硬質 PCB 已顯得效率不足。此時,柔性印刷電路板(Flex PCB)應運而生,在維持與硬質 PCB 相同功能等級的同時,提供了所需的彈性。 對於新用戶,JLCPCB 還準備了最高 $70 的註冊優惠券,絕不讓高昂的開發成本限制您的創意。 本文將深入探討 Flex PCB 的製造流程,從設計到量產,並介紹用於生產這些創新電路板的各種技術。 延伸閱讀: Flex PCB 組裝指南:流程、挑戰與解決方案 在包含 JLCPCB Flex PCB 製程在內的幾種 PCB 製造中,下列步驟是達成成功 Flex PCB 的基礎: 柔性電路設計: 第一步是使用電腦輔助設計(CAD)軟體設計柔性 PCB。設計內容包含電路佈局、元件擺位,以及任何針對 PCB 彎折或撓曲的特殊需求。 材料選擇: 下一步是為柔性 PCB 選擇合適的基材。最常見的材料是聚醯亞胺(PI)與聚酯(PET)薄膜,這些材料具備良好的電氣絕緣性、耐高溫性與柔韌性。 導電材料:用於在 Flex PCB 上建......
Jan 06, 2026
軟性印刷電路板
JLCPCB 柔性 PCB 面板設計指南
JLCPCB 柔性 PCB 面板設計指南 在 JLCPCB 下單軟性 PCB 時,有幾點需要特別注意。FPC 拼板的設計方式與剛性 PCB 拼板不同,後者使用 mouse bites 或 V-cut。 JLCPCB 軟板拼板要求: 板間間距 2 mm,若使用金屬加強板建議 3 mm 四邊各留 5 mm 板邊,整圈需鋪銅,僅在基準點周圍留 1 mm 淨空、定位孔周圍留 0.5 mm 淨空 SMT 基準點直徑 1 mm,定位孔直徑 2 mm;基準點中心距板邊 3.85 mm。每個角落各放一組基準點與定位孔,並將其中一角的基準點與定位孔偏移至少 5 mm 以標示方向 連接橋寬度 0.7–1.0 mm 整體拼板尺寸需介於 234 × 490 mm 與 70 × 70 mm 之間 若拼板需進行 SMT 貼裝,請在每片 FPC 單元旁再加一個基準點;板廠會將不良單元的基準點塗黑,以便貼裝時跳過 含金屬加強板之 FPC:雷射切割需預留 0.8 mm 槽寬;板間距至少 3 mm。 為了讓您的 軟性 PCB 設計發揮最佳效能,選用優質材料至關重要。JLCPCB 與全球頂尖原料供應商合作,提供高品質、正廠 A 級板材......
Jan 06, 2026
HDI板
如何優化 HDI PCB 板的層疊結構
隨著 HDI 疊構 這項多層 PCB 設計尖端技術的推出,PCB 設計師在未來幾年將能夠打造更複雜、更小巧的電路板。設計 PCB 疊構的第一步,就是精準確立專案需求。首先要決定所需的層數,這取決於電路的複雜度、訊號密度、電源分配需求,以及設計是否包含 RF 或高速訊號。 HDI PCB 製造始於 1980 年代末期。1984 年 PCB 的連續堆疊製程標誌著首批 HDI 生產的開始。此後,製造商與設計師不斷尋求在更小的空間內容納更多元件的方法。HDI 板依據 IPC-2315 與 IPC-2226 標準進行設計與生產。本文將涵蓋:何謂 PCB 疊構、其重要性、如何選擇疊構、常見疊構配置,以及 HDI PCB 的阻抗控制考量。 1. 什麼是 PCB 疊構? 疊構指的是 PCB 上銅層與絕緣層的排列方式,決定了電源層與訊號走線在各層間的分布,直接影響散熱與電氣性能。為達成高互連密度,HDI 設計的疊構常採用多層精確配置。然而,某些問題仍待解答:如何挑選層數?有無公式?該用四層還是六層?讀完本文,這些疑問將迎刃而解。雖無固定公式,但需遵循基本設計原則,否則可能出現: ⦁ 阻抗不匹配 ⦁ 熱滯後與 EMI......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
設計鍵盤 PCB 的關鍵考量
什麼是鍵盤 PCB? 鍵盤 PCB 是一種承載鍵盤運作所需電子元件的電路板。它作為連接開關、微控制器及其他元件的基礎,讓使用者能夠輸入指令。鍵盤 PCB 的設計對其性能、可靠性與整體功能有著重大影響。 鍵盤電路板廣泛應用於日常生活中,如遙控器、車窗按鈕及電梯按鈕等產品。它們生產成本低,具備優異的導電性與耐磨性。按鍵表面覆有導電金油或碳油,可防止銅面在空氣中氧化。組裝時,會在按鍵區上方放置一顆金屬彈片(metal dome)。金屬彈片是一種用於觸覺開關的金屬凸起薄片,負責導通或斷開電路。當彈片被壓下時,會連接交叉的鍵盤線路;鬆開時,彈片回彈斷開連接,從而實現訊號傳輸或產品功能執行。 現在我們了解鍵盤的運作方式,接下來討論設計鍵盤時應注意的關鍵要點: 1. 按鍵尺寸與位置 按鍵的尺寸與位置應合理設計,以配合金屬彈片,並考量人體工學與使用便利性。間距過小或過大都會影響使用者體驗與操作準確度。 2. 避免短路 避免在按鍵區附近佈線裸露的銅線,以防金屬彈片受壓時造成短路。 3. 確保良好通風 確保按鍵區周圍有適當的氣流。若無通風,金屬彈片可能無法回彈,類似吸盤效應。 4. 保持按鍵區平整 按鍵區應保持平整。......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
電池 PCB 板:你需要知道的事
在電子世界中,電池 PCB 電路板肩負著重要任務。舉凡智慧型手機、筆記型電腦到電動車等眾多裝置都能見到它的身影。這塊電路板專門用來管理電力、保護電池,並確保裝置正常運作。讓我們深入了解電池 PCB 電路板是什麼,以及它為何如此重要。 1. 什麼是電池用的 PCB 電路板? 電池 PCB 電路板是一種特殊的電路板,用來連接裝置的電池與其他元件。它的主要功能是確保電池將電力正確送達各處,同時防止過充或過熱。若缺少這塊電路板,裝置與電池將無法正常運作。 筆電、手機與電動車等使用可充電電池的裝置,內部都裝有電池 PCB。這塊電路板能讓電池安全且正常地運作,避免裝置出現問題。 2. 電池 PCB 電路板的關鍵功能 電池 PCB 電路板具備多項重要功能,主要如下: ⦁ 分配電力:將電池的電力傳輸至裝置各部位,缺少此功能裝置將無法供電。 ⦁ 保護電池:防止過充與過放,延長電池壽命並確保使用安全。 ⦁ 監控電壓:持續檢測電池電壓,若電壓過高或過低,電路板會立即採取保護措施。 ⦁ 管理熱能:電池使用時會產生熱量,PCB 協助控溫,避免過熱造成損壞或危險。 ⦁ 平衡電芯:多電芯電池組中,PCB 確保各電芯均衡充電,延......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
QFN 封裝終極指南
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊點,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊墊而非傳統引腳,並配有散熱焊墊,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業。在眾多關鍵選擇中,QFN 始終是熱門方案。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。參閱我們最新的 PCB 製造流程指南。 什麼是 QFN 封裝? QFN 為 Quad Flat No-lead 的縮寫,意即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術,將矽晶片(ASIC)連接至印刷電路板(PCB)。顧名思義,這種封裝沒有傳統的引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊墊。此結構可提升電氣與熱效能,因而廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成: QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝的支撐結構。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路基板。 焊線:通常由銅或金製成,用於連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕功......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
什麼是板上晶片(COB)技術:完整指南
在本教學中,我們將深入了解「板上晶片」(Chip On Board,簡稱 COB)的詳細概念。如果你曾想過更便宜、更耐用且更小巧的電子裝置是如何製造的,答案就是板上晶片技術。板上晶片是一種從晶片製造到原型製作與開發板的解決方案。 今天我們將深入探討 COB,並提供對電子微型化未來的有益見解。完成的半導體晶圓會被切割成晶粒,每顆晶粒再被實體黏合到 PCB 上。我們使用三種不同的方法來連接積體電路(或其他半導體裝置)的端點焊墊與印刷電路板的導電走線。隨著電子技術的發展,封裝技術也不斷演進。我們將了解這項創新的封裝技術如何革新電子元件的整合方式。現在就讓我們開始,回顧板上晶片技術的細節吧! 什麼是板上晶片 PCB? 板上晶片(COB)印刷電路板是一種將電子元件組裝於 PCB 板上的封裝方法。在這種方法中,板上不會配置個別元件,而是將裸晶積體電路直接連接到板子表面。這項技術減少了舊式封裝技術(如陶瓷或塑膠封裝)的使用,使電子裝置與專案體積更小、重量更輕。板上晶片(COB)是一種電路板製造方法,積體電路直接(以打線方式)黏著在印刷電路板上,並以一團環氧樹脂覆蓋。 COB 省去了個別半導體裝置的封裝,將兩層電......
Jan 05, 2026
HDI板
高密度互連(HDI):革新現代電子產品的 PCB 設計
在先進電子領域,高密度互連(HDI)技術已成為改變遊戲規則的關鍵。隨著裝置變得更小、更快、更複雜,傳統印刷電路板(PCB)往往難以應對這些需求。這正是 HDI PCB 的用武之地。本文將介紹 HDI 是什麼、為何它至關重要,以及它如何塑造現代電子的未來。 1. 什麼是 High-Density Interconnect(HDI)? 「HDI」印刷電路板(PCB)是一種單位面積線路密度高於普通 PCB 的類型。HDI 板透過更小的導孔、更細的線路和更小的元件實現這一目標。由於這些板專為複雜且小巧的電子產品設計,因此成為智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置等現代設備的最佳選擇。 HDI PCB 最重要的特點包括: ⦁ 微導孔:微導孔是 PCB 上極小的孔,用於連接各層。 ⦁ 雷射鑽孔:雷射鑽孔可實現精確且微小的連接。 ⦁ 更薄的層:可在更小的空間內容納更多層次。 ⦁ 高密度元件布局:最大化利用空間擺放元件。 2. 為何 HDI 對現代電子如此重要? 如今電子產品必須在更小的體積內實現更快、功能更豐富,同時保持可靠與高效。HDI 技術透過以下方式解決這些挑戰: ⦁ 緊湊設計:HDI PCB 讓製造商能在更小......
Jan 05, 2026
HDI板
高效 HDI PCB 設計的疊構策略
無論你認為摩爾定律已死還是仍然有效,將更強大的處理能力塞進更小的封裝所帶來的強烈經濟誘因,短期內都不會減弱。HDI 疊構技術的出現——這項多層 PCB 設計的前沿技術,承諾在未來多年內協助 PCB 設計師做出更小巧、更複雜的電路板。在印刷電路板(PCB)設計中,疊構是影響電路板性能、可製造性與可靠性的關鍵要素。對於高密度互連(HDI)PCB 而言,由於其緊湊的設計與複雜的層次結構,疊構策略顯得尤為重要。 HDI PCB 的製造始於 1980 年代末期,首批 HDI 量產於 1984 年,採用循序增層技術。此後,設計師與製造商持續尋求在更小面積內塞進更多元件的方法。HDI 板依照 IPC-2315 與 IPC-2226 標準設計與製造。本文將探討 PCB 疊構是什麼、為何重要、如何選擇疊構、常見的疊構配置,以及在 HDI PCB 中進行阻抗控制的考量。想進一步了解 PCB 設計,請參閱我們關於 PCB 中 Via 的最新文章。 什麼是 PCB 疊構? PCB 疊構指的是銅層與絕緣層在 PCB 中的排列方式,它決定了訊號走線與電源層如何分布於各層,進而影響電氣性能與熱管理。對 HDI 設計而言,疊構通......
Jan 05, 2026
HDI板
使用微盲孔的設計:疊構、可靠性與填孔
你是否曾經好奇,設計師是如何在如此狹小的空間內塞進這麼多功能?這都要歸功於 HDI 設計技術與印刷電路設計中的微孔。高密度互連(HDI)PCB 技術位居現代電子領域的前沿,讓裝置既小巧又強大。這些結構已存在多年,如今在各種需要在單一電路板上實現多種功能的系統中變得越來越普遍。 如果你做過尺寸研究,並確定需要 6 mil 或更細的走線才能把所有元件裝進印刷電路板,本文將探討微孔是什麼、它在 HDI 設計中的重要性,以及它為先進 PCB 製造帶來的優勢。 什麼是微孔? 微孔是在導體-絕緣體-導體多層結構中鑽出的盲孔,用於在電子電路中提供穿過絕緣層的電氣連接。孔徑與深度的最大縱橫比為 1:1,總深度不超過 0.25 mm(從表面量測至目標焊墊或平面)。NCAB 通常將表面與參考焊墊之間的介電厚度定為 60–80 µm。微孔直徑範圍為 80–100 µm,典型縱橫比介於 0.6:1 至 1:1。 與傳統導通孔穿越 PCB 多層不同,微孔採用雷射鑽孔,通常僅連接兩個相鄰層。直徑小於 150 μm 的微孔雷射鑽孔已取代機械鑽孔,約占市場 94%。它們可分為三類: 盲孔(Blind Vias) 埋孔(Burie......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
何謂 PCB 設計中的 Chip-on-Board (COB)?優勢與製造流程全方位指南
在本教學中,我們將詳細介紹「板上晶片封裝」(Chip On Board,簡稱 COB)的概念。如果你曾思考過廉價、耐用且緊湊的電子設備是如何製造的,答案就是 COB 技術。從晶片製造到原型開發及開發板製作,COB 都是一套完整的解決方案。 今天我們將深入探討 COB,並為電子產品小型化的未來提供具商業價值的見解。完成後的半導體晶圓會被切割成裸晶(Die),每個裸晶接著被物理性鍵合至 PCB 上。目前共有三種不同的方法可用於連接積體電路(或其他半導體元件)的接墊與 PCB 的導電佈線。隨著電子產業的成長,封裝技術也在進化。我們將學習這種創新的封裝技術如何徹底改變電子零件的整合方式。讓我們開始深入研究 COB 技術的細節! 1. 什麼是 Chip on Board (COB) PCB? 板上晶片封裝(COB)是一種用於 PCB 組裝電子零件的封裝方法。在這種方法中,電路板上配置的不是獨立的封裝元件,而是將裸露的積體電路(裸晶)直接連接在電路板表面。使用此技術可減少傳統陶瓷或塑料封裝的使用,進而縮小電子裝置的尺寸與重量。簡單來說,COB 是一種將積體電路直接附著(打線鍵合)於 PCB 並用環氧樹脂膠塊覆......
Jan 02, 2026
HDI板
HDI PCB 與標準 PCB:關鍵差異與效益
印刷電路板(PCB)是任何電子系統的核心,為其他電子零件提供機械支撐與電氣連接。從我們駕駛的汽車、使用的電子裝置外殼,到內部的電路系統,甚至是在飛機與火箭中,都能看見日益精進的航太領域 PCB 解決方案。不可否認地,傳統 PCB 電路板數十年來一直是產業標準;然而,市場對產品「輕薄短小」及更高運算速度的需求,促成了高密度互連(HDI)技術的興起。雖然兩者執行的基本功能相同,但在複雜度、製造方法、結構、成本及應用領域上皆有顯著差異。本文將探討它們的差異、潛在優勢、限制及應用場景。 1. 什麼是標準 PCB? 標準 PCB,也稱為傳統 PCB,是電子產品中電路板的首選。它們的設計相對簡單,通常包括層壓在 FR-4 基板上的銅佈線。層數依需求而異,大多數電路板通常在 1 到 8 層之間,單面和多層配置都非常常見。在特定情況下,層數甚至可達 12 層。 這些電路板使用「通孔」(Through-hole vias)來連接不同層,且與複雜的 HDI 設計相比,具有較寬的線寬與間距。由於設計簡單,它們非常適合零件較少且訊號密度較低的電路。 標準 PCB 的主要優點在於生產成本低、交期快,且因製程技術成熟而具有極......
Jan 02, 2026
軟性印刷電路板
揭秘電子產品使用軟板的 5 大優勢
軟板確實正在改變現代電子產品的遊戲規則。它們更輕、更具彈性,並能讓您實現以前根本不可能達到的設計。隨著裝置趨向小型化且功能日益強大的趨勢,軟板提供了一種傳統硬板根本無法企及的獨特解決方案。 在本文中,我將分享在您的下一個電子專案中使用軟板的 5 大關鍵優勢。這不僅僅是關於擁有一個可以彎曲的電路板,更在於這種靈活性如何帶來更高效、更可靠且更具創意的設計。無論您是在重新思考現有產品,還是從零開始一個新專案,了解這些優勢都能讓您在當今競爭激烈的市場中獲得真正的領先地位。 讓我們來探討為什麼軟板正成為任何希望在現代電子世界中保持領先地位的人之必備選擇。 1. 卓越的物理特性 靈活性 軟性電路板的核心優勢在於其優異的彈性與彎曲能力。這項特性使其能夠適應各種複雜的安裝環境,例如邊緣、折疊和褶皺處。與傳統硬板相比,軟板在振動環境中展現出更高的可靠度與耐用性,降低了因振動引起的故障風險。此外,軟板的佈線設計更加精簡,最大限度地減少了對介面連接(如焊點、壓接點和連接器)的需求,進而增強了整個系統的穩定性。 輕薄設計 軟板不僅提供更大的設計自由度,在空間利用和重量控制方面也表現出色。其輕薄設計使裝置能夠實現更高的空間......
Dec 25, 2025
軟性印刷電路板
什麼是軟性印刷電路板?您的可彎曲電路板入門指南
如果您曾好奇您的智慧型手機是如何折疊的、您的智慧型手錶是如何貼合手腕曲線的,或者是醫療設備如何緊密地置入人體內,答案通常就在於一個微小且可彎曲的英雄——「軟性印刷電路板」(Flexible Printed Circuit Board),簡稱「軟板」(Flex PCB)。 不同於您在舊式電子產品中看到的「硬板」表親(那種扁平且堅硬的電路板),軟板可以扭轉、折疊並擠進傳統電路板無法進入的空間。讓我們來解析是什麼讓這些電路板如此特別、它們是如何製造的,以及為什麼它們正在悄悄地徹底改變我們周遭的科技。 軟板 101:無需工程學位也能懂 想像一個像瑜珈墊一樣的電路板,既堅固又具備足夠的靈活性,可以彎曲成各種形狀而不會斷裂。這基本上就是軟板。這些電路板使用薄且易彎曲的材料代替堅硬的玻璃纖維,使它們能夠塞進曲線或狹小的空間。把它們想像成電子界的摺紙大師:它們可以折疊、扭轉並適應任何裝置所需的形狀。 甚至還有一種混合版本稱為「軟硬結合板」(Rigid-Flex),它結合了軟性與硬質的部分。想像一個電路板,一部分是可彎曲的(用於包裹電池),另一部分是固定的(用於承載沉重的元件)。這種組合兼具兩者的優點,您可以在空間......
Dec 25, 2025
軟性印刷電路板
什麼是軟性印刷電路板?材料與製程入門指南
FPCB(軟性印刷電路板) 軟性電路的演進始於 20 世紀初,隨著在聚醯亞胺薄膜(Kapton Polyimide Films, KPI)上使用黃光微影(Photolithography)等技術開發出可彎曲電子產品而展開。幾十年來,這些早期創新為現代軟性印刷電路板(FPCB)時代鋪平了道路,其卓越的靈活性和多功能性徹底改變了電子設計。 定義與結構組成 軟性印刷電路板(FPCB)在電子設計中脫穎而出,原因在於其能夠彎曲並適應各種形狀,與傳統硬質 PCB 相比具有顯著優勢。FPCB 通常由聚醯亞胺或聚酯薄膜等輕質材料組成,能夠實現現代電子產品中不可或缺的複雜設計和緊湊佈局。FPCB 的結構組成涉及多層軟性基板材料,並使用黏合劑壓合在一起。基礎層通常為聚醯亞胺(PI),提供優異的熱穩定性和機械韌性,這對於承受多種環境條件至關重要。導電銅佈線被精確地蝕刻在基板上,形成訊號傳輸所需的電氣路徑。防焊漆或防潮絕緣塗層等保護性覆蓋層被應用於保護這些脆弱的元件免受環境因素和機械應力的影響,確保提供堅固且具備柔性的電子解決方案。 FPCB 的製造製程 FPCB 的製造過程涉及多個步驟,首先是準備軟性基板材料。該材料在......
Dec 25, 2025
軟性印刷電路板
柔性印刷電路板終極指南:類型、設計與應用
軟性印刷電路板(FPC 或 Flex PCB)是一種被設計成具有可撓性的電路板,允許其彎曲、摺疊或扭轉。FPC 的特點是將多個印刷電路以及元件組合在一個可撓性基板上。它們通常由聚醯亞胺薄膜材料製成,這保證了高靈活性和熱穩定性。得益於其小型化設計,推動了主要電子領域的創新與應用,例如消費性電子、汽車、醫療設備、穿戴式裝置、通訊和航太領域。 軟性電路板所需空間更少且更可靠。您可以將其彎曲高達 360 度,大多數設計可承受 5 億次彎曲循環。自 1950 年代以來,該技術已以各種形式用於互連電子設備。它現在是許多當今最先進電子產品製造中最重要的互連技術之一。 軟性電路板的類型: 1) 單面軟性電路板: 單面軟性電路板是軟性電路板類型中最基本的一種。它由基材層、導電銅層、覆蓋層和絲印層組成。 它只有單層可撓性聚醯亞胺或聚合物薄膜,並且導電銅層僅在 PCB 的一側可接觸。因此,另一側可用於放置各種電子元件。其簡單的設計使其適用於各種應用且更實惠。因此,這也是它成為使用最廣泛的軟性電路的主要原因。 2) 雙面軟性電路板: 與單面軟性電路不同,雙面軟性電路板允許在頂部和底部銅層上創建走線圖案。您可以透過銅電鍍導......
Oct 23, 2025
軟性印刷電路板
柔性PCB製造流程:從原型設計到大量生產
柔性印刷電路板(Flexible Printed Circuit Board,俗稱柔性PCB)是現代電子技術的革命性進步,它提供緊湊、輕巧、動態和精確的設計。柔性PCB可以彎曲、扭轉和折疊,而剛性PCB則無法做到這一點。這些特性使其在穿戴式科技、消費性電子、航太和醫療科技等產業中廣泛應用。 隨著對小型化和人體工學產品設計的需求日益增長,了解柔性PCB從原型設計階段到量產的整個流程已變得至關重要。本文將介紹柔性PCB從原型設計到量產的整個流程。 柔性PCB的應用: 柔性 PCB 的興起源自於其多功能性。它們主要用於: ●醫療設備:心臟節律器、人工耳蝸和穿戴式診斷設備。 ●消費性電子產品:智慧型手機、可折疊螢幕和健身帶等。 ●汽車系統:汽車氣囊控制器、儀表板介面和感知器。 ●航空航天:衛星、航空電子設備和高可靠性通訊系統。 柔性PCB的製造步驟: 柔性 PCB 的製造過程與傳統 PCB 的製造過程幾乎相似,但需要使用專門的材料和工藝來確保靈活性、耐用性和品質控制。以下是正確操作的步驟: 1. 材料選擇: 最適合的基材是聚醯亞胺。之所以選擇它,是因為其卓越的熱穩定性和出色的柔韌性。它實際上是單面或雙面覆......
Oct 21, 2025
軟性印刷電路板
柔性PCB的基本設計指南
柔性印刷電路板 (Flex PCB) 在現代電子產品中發揮著至關重要的作用,它能夠實現緊湊輕巧的設計。柔性 PCB 在市場上並不新鮮,幾乎是所有電子產品的組成部分,包括小尺寸和小配件。因為對於剛性 PCB 來說,彎曲電線、安裝元件以及在小型手持設備中啟用電源並非易事。它們經過專門設計,用於佈線和顯示線路。儘管由於一些設計和可靠性問題,CPU 和 GPU 等重型電子設備仍然放置在剛性 PCB 上。設計和製造過程要求工程師遵循專門的設計原則。根據 JLCPCB 的深入建議,以下10 個關鍵指南可確保可靠、可製造且高效能的柔性 PCB 設計。 1.確保足夠的孔洞和通孔間隙 通孔與電路板輪廓的距離:根據 DRC,通孔與電路板之間必須至少保持 0.5 毫米的間隙。更實用的方法是使用通往框架的 U 形槽,以防止結構故障。 過孔與阻焊層之間的距離:過孔與阻焊層開口之間的距離至少應為 0.2 毫米,以避免銅暴露。銅暴露可能會導致短路和腐蝕。 2.避免焊盤內通孔設計 JLCPCB在剛性和柔性電路板上均採用焊盤內過孔技術。由於可靠性問題,在剛性結構中可以使用焊盤內過孔。剛性電路板也包含 BGA 封裝,這增加了焊盤內過......
Jul 09, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9