SMT 鋼網知識、設計規範與印刷技巧
探討鋼網製作、材質、開孔規則、厚度選擇與印刷實務,以提升錫膏轉印效果與組裝良率。
精選貼文
鋼網技術
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......
Jan 06, 2026
最新貼文
手工焊接技術
如何將音訊插座焊接到 PCB
重點摘要 先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。 控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。 完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。 學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。 外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。 本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 T......
Oct 27, 2026
用於鋼網印刷的焊膏
焊膏儲存與保存期限:如何正確儲存並延長使用壽命
重點摘要 將焊膏視為易變質材料:將焊膏密封存放在約 2–10 °C(36–50 °F)的專用雪櫃中,絕不要冷凍。罐裝焊膏應直立放置,針筒或料筒則尖端向下,並使用有日期標籤的先進先出(FIFO)管理,優先使用較早庫存。 注意三個時間週期:密封保存期限通常為生產日起約 6 個月,開封後壽命只有數天,而鋼網上的工作壽命則以小時計算。為避免冷凝,使用前應將密封容器在室溫下放置數小時。 每次印刷前檢查:分層、結皮、變稠,或氣味和顏色出現變化,都表示焊膏不應再用於生產電路板,因為儲存不良最終會表現為錫球、空洞、橋接和潤濕不良。 焊膏是一種易變質材料,而不是可以長期放置的普通耗材。錯誤的焊膏儲存會逐漸降低助焊劑和金屬粉末的性能。即使鋼網完美無誤,損傷也可能在之後表現為錫球、空洞、鋼網脫模不良和焊點強度不足。 本指南將解釋焊膏為什麼會老化、應如何儲存,以及焊膏在不同狀態下可以保存多久。內容也包括許多人會忽略的回溫步驟,以及如何判斷一罐焊膏是否應該丟棄。不同品牌的規格各異,因此本文數字只應視為典型範圍,最終應以焊膏技術資料表(TDS)為準。 快速解答:焊膏應如何儲存? 將密封焊膏存放在專用雪櫃中,通常保持約 2–1......
Oct 27, 2026
SMT 鋼網應用與印刷
焊膏類型、黏度與網目尺寸:印刷性能指南
重點摘要 類型和網目描述粉末,黏度描述流動:較高的 IPC 類型數字代表更細的粉末,適合較小的鋼網開口;黏度則決定焊膏如何滾動、填充和脫模。因此,兩者都必須與開口、鋼箔厚度和印刷方式匹配。 使用五球規則和面積比進行篩選:最小開口寬度應約為最大粉末直徑的 5 倍,而約 0.66 或更高的面積比有助於焊膏乾淨脫模。因此,應選擇能可靠印刷最小開口的最粗粉末。 越細不一定越好:較小顆粒會增加表面積、氧化敏感度、成本和製程要求,而且只有在相同測試條件下,黏度數值才具可比性。因此,每項選擇都應以焊膏資料表為準。 焊膏看起來可能只是一種灰色材料,但其印刷性能會因粉末尺寸和黏度而顯著變化。焊膏類型、網目尺寸和黏度等術語經常被混用,雖然它們回答的是不同問題。正確組合決定焊膏能否填入鋼網開口、乾淨脫模,以及能否保持在印刷位置。 本指南專注於 IPC 粉末粒徑意義上的焊膏類型,以及焊膏網目尺寸和黏度。本文不會替你選擇合金或助焊劑化學配方,因為這些是不同決策,會影響熔化行為、可靠性、清潔方式和殘留物。 如需了解更廣泛的材料背景,請參閱什麼是焊膏及其用途。如需選擇合金,請參閱獨立的無鉛焊錫與含鉛焊錫指南,不要將粉末類型誤當......
Oct 27, 2026
手工焊接技術
DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
重點摘要 焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。 為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。 建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。 DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。 因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。 本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插......
Oct 27, 2026
手工焊接技術
如何為焊鐵上錫:首次使用與重新上錫
重點摘要 第一次加熱就要上錫:將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮的松香芯焊錫熔化到所有工作面,直到表面覆蓋一層薄而鏡面光亮的焊錫膜,然後擦去多餘焊錫,再加上一層輕薄塗層。 根據狀態重新上錫,而不是按時間表:焊咀應始終保持焊錫薄膜;當潤濕變得不均勻時立即重新上錫,並在關閉焊鐵前塗上一層較厚焊錫,避免焊鐵閒置期間開始氧化。 絕不要磨損鍍層焊咀:銼削或打磨會破壞鐵鍍層,使銅芯外露,並讓銅溶入熔融焊錫。因此,應使用溫和的助焊劑循環和少量焊咀上錫劑來恢復暗淡焊咀;當鍍層損壞時,應直接更換焊咀。 正確上錫的焊咀可以快速熔化焊錫、有效傳熱,並延長使用壽命。乾燥且已氧化的焊咀即使已經很熱,也可能難以在接觸焊點的位置熔化焊錫。 上錫是指在焊咀工作面上保持一層薄而連續的焊錫膜。本指南將介紹如何為焊鐵焊咀第一次上錫、工作期間如何重新上錫、實際應使用的溫度、如何恢復已經失效的焊咀,以及如何儲存焊鐵,讓明天的第一個焊點和今天最後一個焊點一樣乾淨。 快速解答:如何為焊鐵焊咀上錫 將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮松......
Oct 27, 2026
鋼網技術
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
Oct 22, 2026
手工焊接技術
如何焊接 QFN 元件:逐步指南
重點摘要 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。 QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。 本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。 快速解答:如何焊接 QFN 元件 要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具......
Oct 22, 2026
手工焊接技術
如何焊接排針:逐步指南
重點摘要 麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。 先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。 縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。 切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。 SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。 拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。 簡介 你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。 如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。 快速解答:如何焊接排針 要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。 排......
Oct 22, 2026
SMT 鋼網應用與印刷
混合技術 PCB 組裝:在同一塊電路板上結合 SMT 與 THT
隨著科技變得越來越複雜,市場對高階印刷電路板的需求持續增加。在電子產業中,最常見的兩種 PCB 組裝技術是 SMT 和 THT,兩者主要差異在於元件的安裝方式。SMT 將元件安裝在電路板表面,而 THT 則利用鑽孔將元件插入並焊接。 雖然這兩種技術各自適用於特定應用,但電子產業的發展已經讓混合 PCB 組裝成為可能。混合 PCB 組裝的核心,是在同一塊電路板上結合 SMT 和通孔技術,充分發揮兩種技術的優勢。 混合組裝看似簡單,實際上卻是一套需要精準度和準確性的分階段製造流程。與一般初步理解不同,混合 PCB 組裝並不是在 SMT 電路板上簡單增加幾個通孔元件。組裝順序中的錯誤可能大幅降低製造良率。 重點摘要 整合 SMT + THT:混合 PCB 組裝可在同一塊電路板上無縫整合表面貼裝技術(SMT)和通孔技術(THT)。 為什麼採用混合組裝:混合技術 PCB 組裝非常適合需要 SMT 高密度和 THT 高機械強度的應用。 標準順序:標準混合 PCB 組裝通常包括 SMT 面回流焊、THT 元件插入,以及最後使用波峰焊或選擇性焊接完成通孔焊點。 Pin-in-Paste 選項:另一種混合技術 PC......
Oct 22, 2026
SMT 鋼網應用與印刷
濕氣敏感等級(MSL):烘烤指南
重點摘要 濕氣敏感等級(MSL)是 IPC/JEDEC J-STD-020 規定的 1–6 級分類,用於表示非氣密表面貼裝封裝吸收足夠水分後,在回流焊過程中變得容易受損的速度。 MSL 1 在參考條件下具有無限車間壽命,而 MSL 6 則要求使用前先進行烘烤,並在警示標籤列明的時間內完成回流焊。 車間壽命計時會在防潮袋打開、元件開始接觸工廠空氣時開始。 按照 IPC/JEDEC J-STD-033 進行烘烤可以去除元件吸收的水分;符合要求的乾燥儲存則有助於避免額外吸濕。 無鉛製程讓濕氣控制更加重要,因為元件分類測試溫度可能達到 245–260 °C。 你打開一卷 MSL 3 微控制器,只使用其中一部分,然後將其餘元件留在生產車間。兩週後,這些元件經過回流焊,完成的電路板也通過檢查。問題可能不會立即出現,而是在數月後,隱藏的封裝損傷轉變成間歇性現場故障。 本指南將介紹濕氣敏感等級(MSL)、車間壽命、何時需要在回流焊前烘烤元件,以及如何在不損壞封裝的情況下乾燥濕氣敏感元件。內容重點放在焊接前的濕氣控制。至於溫度曲線本身,請參閱回流焊指南,不要將 MSL 管理視為已驗證回流焊曲線的替代方案。 快速解答......
Oct 22, 2026
手工焊接技術
如何焊接電位器(PCB、面板及結他電位器)
重點摘要 識別滑動端:大多數電位器的中間引腳都是滑動端。焊接前,務必使用萬用錶確認。 預先上錫:連接前先為端子及導線上錫,以確保焊點牢固、整潔。 小心控制熱量:使用溫度可調焊鐵,並縮短接觸時間(數秒內低於 260°C),避免損壞內部電阻軌。 焊接後測試:測量輸出電阻時檢查導通性並轉動軸桿,確認電位器運作正常。 電位器是電子產品中最常見的元件之一,適用於需要旋鈕或旋轉開關來調節音量、音調、亮度及校準等參數的設備。它們也廣泛用於結他及效果器製作,讓使用者可以精細調整多項直接影響輸出質量的參數。電位器的核心結構是連接至機械刷的滑動端,機械刷會沿電阻軌內部滑動,從而改變輸出。 要有效焊接電位器,需要合適的工具,以及對不同電位器端子和類型的基本認識。初學者在焊接電位器時最常犯兩個錯誤:錯誤識別滑動端,以及令元件過熱,尤其是在結他電位器的金屬外殼上進行接地時。 本文將介紹如何有效焊接 PCB 電位器、帶焊片的面板電位器,以及結他/音訊電位器。本文亦會在結他電位器部分介紹推拉式電位器的焊接方法。 快速解答:如何焊接電位器 焊接電位器前,首先要正確識別三個端子。在大多數具有三個端子的電位器中,滑動端通常位於中間端......
Oct 20, 2026
SMT 鋼網應用與印刷
低溫焊膏:實用 Sn-Bi 指南
重點摘要 Sn42Bi58 是主流低溫合金,熔點為 138°C。 典型回流峰值為 165 至 180°C,比熔點高約 25 至 30°C。 它可保護對熱敏感的元件,並減少大型薄板的翹曲。 它支援分步焊接,因為 165 至 180°C 不會讓 SAC305 焊點重新熔化。 鉍焊點比 SAC305 更脆,因此應避免用於對跌落十分敏感的產品。 絕不可將 Sn-Bi 與含鉛(Sn-Pb)焊料混用。鉍、錫和鉛會形成約在 95°C 熔化的三元共晶。 有些零件和電路板根本無法承受標準無鉛回流焊。SAC305 的峰值約為 230 至 250°C,足以使對熱敏感的 LED 過熱損壞、塑膠連接器熔化、感測器漂移,或令大型薄板翹曲至板角翹起。 低溫錫膏正是為這些情況而設。這是一種無鉛錫膏,通常採用錫鉍合金,在 138°C 熔化,並以約 165 至 180°C 的峰值回流,比 SAC305 曲線低約 70 至 80°C。 本指南涵蓋合金的實際成分、真實溫度範圍、何時適合或不適合使用低溫錫膏、如何設定回流曲線,以及如何進行印刷。 如要查看完整的焊料合金和熔點範圍,請參閱我們的焊料合金指南。本文集中介紹 Sn-Bi。 快速解......
Oct 16, 2026
用於鋼網印刷的焊膏
焊膏與焊錫線:有何不同?何時使用各自方案?
重點摘要 焊錫線 是固體、含助焊劑芯的焊錫線,以焊鐵送入加熱接點,適合通孔作業、維修、返工及一次性項目。 焊膏 由合金粉末與助焊劑組成,經印刷或點膠至 PCB 焊盤後回流焊,更適合 SMT、細間距元件及表面貼裝組裝。 成本及設備: 焊錫線較便宜且適合初學者;焊膏需要更多設備(鋼網、回流焊),但可節省焊點較多的電路板組裝時間。 焊膏和焊錫線都能製作連接元件與 PCB 的電氣及機械接點,但兩者並非可以直接互換的焊料形式。在選擇焊膏或焊錫線時,關鍵差異在於施加及加熱方式。 焊錫線通常以焊鐵手動送入加熱中的接點,因此很適合通孔組裝、維修、返工及一次性項目。焊膏則在放置元件前塗佈於 PCB 焊盤上,再透過回流焊加熱,特別適合 SMT 組裝、細間距元件及重複生產。 本指南會並列比較焊膏與焊錫線、說明各自的運作方式,並協助你為應用選擇合適方案。 快速答案:焊膏與焊錫線 焊錫線是固體、通常含助焊劑芯的焊料,以焊鐵送入加熱接點,適合通孔作業、維修及手工焊接。焊膏由合金粉末與助焊劑組成,經印刷或點膠後回流焊,因此更適合 SMT、細間距元件及表面貼裝組裝。 甚麼是焊錫線? 焊錫線是製成線狀的焊料合金。電子級產品通常含助......
Oct 16, 2026
用於鋼網印刷的焊膏
焊膏助焊劑類型:免清洗、水溶性及松香
重點摘要 免清洗焊膏會留下低活性殘留物,設計上可留在電路板上——大多數組裝不需要清洗步驟。 水溶性焊膏的潤濕作用更強,但會留下具腐蝕性及吸濕性的殘留物,回流焊後必須盡快以去離子水清洗。 松香基焊膏(R、RMA、RA)提供傳統的折衷方案,仍應用於國防、航空航天及返工工序。 資料表上的IPC J-STD-004 助焊劑代碼是識別助焊劑類型最可靠的方法,而不是產品的市場名稱。 焊膏不只是合金和粉末。焊膏內的助焊劑系統決定回流焊期間如何控制氧化物、焊膏如何潤濕表面,以及焊點形成後留下甚麼殘留物。因此,選擇焊膏助焊劑類型是工藝決策,而不只是化學標籤。 本文介紹回流焊組裝中焊膏內的助焊劑:每種類型會留下甚麼殘留物,以及是否需要清洗電路板。若要了解一般助焊劑化學、而非焊膏及回流焊情境,請先閱讀這篇文章。 快速答案:免清洗與水溶性焊膏 免清洗焊膏會留下設計上可留在電路板上的低活性殘留物——大多數組裝不需要清洗。水溶性焊膏的潤濕作用更強,但會留下具腐蝕性及吸濕性的殘留物,回流焊後必須盡快以去離子水清洗。選擇時應考慮能否清洗電路板,以及所需的可靠性等級。 焊膏內「助焊劑類型」的含義 焊膏內的助焊劑載體是配方混合物,通......
Oct 16, 2026
SMT 鋼網清潔與維護
SMT 鋼網存放與壽命:如何存放鋼網並延長其使用壽命
重點摘要 保持清潔乾燥: 鋼網放回貨架前,先清除所有錫膏和助焊劑,再將兩面及開口徹底乾燥。 妥善支撐,切勿鬆散堆疊: 將鋼網平放並全面支撐,或直立放在架上;存放區應清潔、乾燥、溫度穩定,並遠離灰塵和陽光。 鋼網不像錫膏般有保質期: 鋼網壽命取決於清潔度、操作方式、濕氣、材料、塗層,以及框架或網紗狀況,而不是某個保存期限。 幾何形狀改變時應更換: 清潔可改善殘留物造成的缺陷,但箔片翹曲、開口變大或網紗張力喪失,都表示鋼網已磨損。 錫膏鋼網是精密工具。其開口按微米級公差切割,每次印刷都依賴這些幾何尺寸保持雷射切割完成時的狀態。然而,許多鋼網提早報廢,原因與正常磨損關係不大。SMT 鋼網存放不當,可能令箔片翹曲、令濕氣積聚在鋼材表面,並讓錫膏在開口內硬化。換言之,鋼網壽命可能在貨架上流失,而不是在印刷機上耗盡。 本指南說明正確存放鋼網的方法,以及真正決定其可用壽命的因素;亦會介紹如何判斷清潔已無法解決問題、必須更換鋼網的時機。 圖 1:每張鋼網都應單獨承托;鬆散堆疊會令每張箔片永久變形。 快速答案:SMT 鋼網應如何存放? 清除鋼網上的所有錫膏和助焊劑,再將兩面及開口徹底乾燥。將鋼網平放並全面支撐,或直......
Oct 16, 2026
鋼網製造
錫膏印刷機指南:選型、參數設定與鋼網優化
重點摘要 錫膏印刷機會將錫膏透過鋼網開口壓印到 PCB 焊盤上,決定後續每個工序所依賴的錫膏體積及對位精度。 大部分 SMT 缺陷都始於印刷階段;業界研究通常認為,超過一半的組裝缺陷源自錫膏印刷。 手動印刷機適合原型及小批量生產,半自動機適合中等批量 EMS 工作,全自動在線系統則用於連續高產量生產。 典型工業設定包括約 0.18–0.23 kg/cm 的刮刀壓力、20–100 mm/s 的印刷速度,以及 1–3 mm/s 的分離速度。 自動平台可達到約 ±5 µm 的印刷重複精度,單次循環少於 10 秒。 決定錫膏釋放能力及細間距重複性的上限是鋼網,而不是機器本身。 JLCPCB 使用 304 HTA 不鏽鋼製作雷射切割鋼網,精度可達 ±0.003 mm,最快 12 小時交付。 每條 SMT 生產線的成敗都取決於印刷階段。在放置任何元件之前,錫膏印刷機已經決定每個焊盤上的錫膏量、位置是否準確,以及不同拼板之間能否穩定重複。貼片精度及回流焊調校都無法挽救不良印刷,因此印刷機是生產線上最值得投資的設備之一。本指南說明如何選擇機器、哪些設定真正影響良率、鋼網如何決定印刷品質上限,以及如何透過保養維持穩......
Oct 05, 2026
手工焊接技術
SMD 組裝 vs THT 組裝:實用指南
每一個 PCB 設計最終都會面臨同樣的分岔點:這個零件應該使用 SMD 還是 THT?而這個選擇對製造產線實際代表什麼? SMD 與 THT 組裝的差異,遠不只是元件選型而已。它們需要兩套完全不同的製造工具鏈,也會引入截然不同的缺陷模式。 對混合技術佈局而言,一個關鍵的中間步驟是底面點膠製程。這個階段會點塗精準的熱固性環氧樹脂膠點,將表面黏著元件固定在基板上,確保電路板進入波峰焊前元件保持穩固。若沒有這一步,劇烈流動的熔融焊錫波會把元件沖掉。 本指南將說明每種組裝流程實際如何運作、鋼網在 SMD 良率中扮演什麼角色、混合技術板暗中依賴哪些關鍵步驟,以及該如何在兩者之間做出選擇。 SMD vs THT 組裝快速總覽 SMD 組裝使用表面黏著技術,透過錫膏、精密鋼網與回焊,將元件安裝到表面焊盤上。 THT 組裝會將有引腳元件插入電鍍孔中,再透過波峰焊、選擇性焊接或手工焊接形成接點——不需要錫膏鋼網。 現代電路板幾乎都是混合技術:SMD 用於高密度設計,THT 則用於連接器、變壓器與較重的零件。 混合板底面的 SMD 元件需要使用 SMD 點膠鋼網,在波峰焊前固定元件——這是多數文章會略過的步驟。 60......
Aug 17, 2026
手工焊接技術
手動取放:具成本效益的 SMT 替代方案
手動取放重點摘要 手動取放使用手持式真空吸筆與定位平台,透過人工方式放置 SMD 元件,可在原型組裝中取代鑷子。 它最適合 1 到 50 片電路板的生產批次;在這種數量下,自動 SMT 貼片機超過 $10,000 的設定成本通常不具經濟效益。 完整的手動工作站成本約為 $300 至 $500,相較於入門級自動貼片機超過 $10,000 的成本更低。 SMT 鋼網品質是影響手動放置精度的最大因素:均勻的錫膏沉積可穩定元件,並防止回焊期間位移。 最常見的四類缺陷——吸嘴釋放問題、錫膏拖 smear、放置疲勞與墓碑效應——都可追溯到真空調整或錫膏沉積控制。 具備電拋光開孔與奈米塗層的精密雷射切割鋼網,可讓手動流程在 0603 與 0402 元件上接近工業級重複性。 原型組裝常會暴露 SMT 流程中的效率不足問題。使用鑷子時,對位與放置流程容易產生多種誤差。而工業用貼片機的投資與安裝成本又相當高。 如果您正在製作小批量產品,可能需要使用手動取放。取放方式——也就是輔助放置工具——可提高精度與重複性。如果您不需要進階自動化,結構化的手動配置也能達到良好結果。 放置品質取決於最佳化的人體工學,以及高精度 SM......
Aug 17, 2026
鋼網製造
SMT 鋼網基準點:類型、設計規則與放置方式
重點摘要 對位精度至關重要:即使鋼網精度達 ±0.003 mm,只要與 PCB 偏移 50 微米,仍會產生不良板——基準點是避免這種問題的唯一方式。 半蝕刻(盲式)基準點是專業標準:它們可提供最高光學對比,同時避免錫膏污染風險,非常適合 0.5 mm 以下 pitch 的設計。 三點三角定位對細間距至關重要:兩個基準點可修正 X、Y 與旋轉,但只有第三個基準點能進行縮放補償,以捕捉 FR4 伸縮。 304 HTA 不鏽鋼可防止翹曲:張力退火鋼可消除殘留應力,避免鋼片在基準點之間翹起,確保超過 10,000 次印刷循環後,基準點間距仍保持一致。 錫膏沉積造成了所有表面黏著技術(SMT)組裝缺陷中的 60% 至 70%。雖然工程師會花大量時間規劃走線佈局或回焊曲線,卻常常忽略一個關鍵因素:確保鋼網與 PCB 使用完全相同的光學座標系統。 僅靠精密製造無法拯救對位錯誤的生產批次。即使鋼網切割精度嚴格達到 ±0.003 mm,只要相對 PCB 偏移 50 微米,也會導致電路板不良。 在 0.4 mm pitch BGA 上,微小的 50 微米偏移就會立刻造成焊錫橋接。鋼網基準點可消除此風險。它們提供穩定且......
Aug 17, 2026
手工焊接技術
錫膏印刷缺陷:精密鋼網如何避免組裝失效
重點摘要 70% 規則:約 70% 的 SMT 缺陷源自錫膏印刷階段,因此這是最需要最佳化的關鍵製程。 根本原因:橋接、錫膏不足、對位偏移與塌陷等缺陷,通常來自鋼網張力、製程參數(壓力、速度),以及錫膏化學特性/環境條件。 面積比很重要:依 IPC-7525,維持開孔面積比(AR)高於 0.66,是確保錫膏轉移效率、避免長期錫量不足的必要條件。 SPI 是關鍵:自動錫膏檢查會量測高度、覆蓋率與體積,在回焊前捕捉缺陷,實現以數據驅動的製程控制。 鋼網品質:具備電拋光、奈米塗層與 304 HTA 不鏽鋼的高品質鋼網,是提升一次通過率(First Pass Yield)的最具成本效益方案。 70% 規則已在產業實務中得到驗證:約 70% 的 SMT 缺陷來自印刷機。如果錫膏沉積本身不良,即使後續貼裝與回焊選項正確,也無法修正問題。元件越小,容錯空間就越低。越早掌握印刷製程,就越能提高良率並降低重工成本。 本指南將討論會影響焊料行為的機械與環境因素,例如鋼網張力與環境濕度。您將理解精密治具背後的概念,以及它如何將印刷製程從變動因素轉化為可重複流程。 常見錫膏印刷缺陷及其影響 良好的錫膏沉積,可用來預測焊點......
Aug 17, 2026
鋼網技術
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
Jul 27, 2026
鋼網製造
如何選擇錫膏鋼板(厚度、階梯式鋼板與設計指南)
在 SMT 組裝中,鋼網往往悄悄決定一條生產線是成功還是失敗。像是橋接、墓碑效應與潤濕不足等問題,常常不是來自 PCB 設計錯誤,而是鋼網選擇不當,或錫膏量控制不佳。 快速答案:如何選擇錫膏鋼網 如果你需要立即定義鋼網參數,可以依照以下快速判斷指南: 依元件間距選擇厚度:以元件密度作為主要判斷基準。 使用 0.10 mm 厚度:適合細間距元件(≤0.5 mm pitch)。 採用階梯式鋼網:若版面同時包含大型功率元件與細間距 IC,通常需要使用階梯式鋼網。 升級表面處理:若是大批量生產,可選擇電解拋光或 奈米塗層鋼網,以改善錫膏脫模效果。 使用有框鋼網:對於需要穩定張力的自動化生產線而言,有框鋼網是必要選項。 如何判斷最佳 SMT 鋼網厚度 SMT 鋼網厚度是 PCB 組裝中最關鍵的參數之一,因為它會直接決定每個焊墊上所印刷的錫膏 Z 軸體積。簡單來說,它控制了迴焊前最終會留在 PCB 上的錫量。 這也使鋼網厚度成為製程穩定性的關鍵因素。即使是微小差異,也可能明顯影響焊錫行為,尤其是在細間距設計中,錫膏過多會導致橋接,錫膏不足則會造成焊點強度不足或開路。 為支援各類設計需求,JLCPCB 提供以下......
Jun 04, 2026
手工焊接技術
焊珠預防:PCB 鋼板設計與製程控制如何實現零缺陷迴焊
在現代 SMT 組裝中,焊點品質早在迴焊爐啟動之前,就已經由錫膏印刷階段決定。當這一步沒有被妥善控制時,迴焊後就會出現後果:在元件焊墊周圍散落著細小球狀焊錫顆粒,也就是錫珠。 對於處理高密度組裝的工程師來說,這類缺陷既熟悉又令人挫折,因為只要某個製程變數偏離最佳範圍,它們就會再次出現。本指南將以工程角度切入錫珠預防,聚焦於根本原因、高精度鋼網設計原則與製程最佳化。 快速解答:如何預防錫珠 如果你正在尋找能立即降低 SMT 組裝中錫珠的方法,請優先關注以下關鍵製程控制: 最佳化鋼網開孔:將開孔尺寸縮小至焊墊面積的 80–90%,尤其是晶片型元件。 升級鋼網表面處理:使用電解拋光或奈米塗層,以確保錫膏乾淨釋放。 控制環境:將車間濕度維持在 60% 以下,以避免助焊劑吸收水分。 管理錫膏曲線:確保迴焊升溫速率低於 3 °C/s,以避免溶劑飛濺。 選擇合適錫膏:Type 4 或 Type 5 錫膏可改善細間距組裝的印刷解析度,間接減少過量錫膏擴散與錫珠形成。 實施這些預防措施的第一個關鍵步驟,就是使用高品質 PCB 鋼網。JLCPCB 提供以高精度雷射切割製造的客製化鋼網,這對控制錫膏量至關重要。 什麼是......
Jun 03, 2026
手工焊接技術
如何使用 BGA 鋼板進行 SMT 組裝與錫球重置(設計與製程指南)
只要在實驗室待過一段時間的人,都知道那種感覺。你把一顆 BGA 晶片翻過來,看著它的底部。平的。沒有明顯特徵。沒有腳。沒有引腳。只有一整排細小的銀色凸點。 第一個念頭通常是:我到底要怎麼焊這東西? Ball Grid Array(BGA,球柵陣列)封裝本質上是一種取捨。你可以在極小的封裝面積中獲得驚人的 I/O 密度。但每一個連接點都被藏在下面。你看不到它們,也無法用烙鐵去碰它們。老實說,在我掀掉過比自己願意承認還多的焊墊之後,我學到一件事:學會處理 BGA 元件,重點不是擁有外科醫師般穩定的雙手,而是控制錫膏體積。 唯一能提供這種體積控制的工具,就是精密的 BGA 鋼網。一旦你有了正確的鋼網,無論是用於初次電路板組裝,還是晶片重植球,BGA 作業就不再像賭博,而會變成可重複的製程。 快速解答:BGA 鋼網設計與選擇指南 若要避免 BGA 元件下方發生橋接短路與空洞,請確保你的鋼網符合以下基礎參數: 鋼網厚度:標準 BGA pitch(0.5 mm - 0.8 mm)建議使用 0.10 mm 至 0.12 mm。超細間距(0.4 mm)則建議使用 0.08 mm。 開孔尺寸: 開孔可設計為與 PC......
Jun 03, 2026
鋼網技術
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
Jun 03, 2026
手工焊接技術
熱風表面貼裝焊接:逐步指南
重點整理 熱控制就是關鍵:熱風 SMD 焊接可同時將均勻熱量傳遞到所有焊墊,避免使用烙鐵焊接細間距元件時常見的焊墊掀起與冷焊問題。 氣流會吹飛小零件:針對 0402/0201 被動元件,請將氣流設定在 10–20%,以避免白努力效應讓微小電阻變成「飛射物」。 鋼網精度可防止墓碑效應:精密切割的 SMT 鋼網可在兩側焊墊上沉積等量錫膏,平衡迴焊時的表面張力扭矩,避免單側翹起。 銀色閃光就是你的訊號:觀察錫膏由暗灰色轉為亮銀色的瞬間,這代表已達到峰值液相狀態。之後 30 秒內不要移動板子。 預熱可保護板子:60–120 秒的均熱階段可活化助焊劑、平衡熱質量,並防止 FR4 基材出現爆米花效應。 任何曾經嘗試用烙鐵焊接 0402 電阻或細間距 QFN 的人,都懂那種痛苦:焊墊被掀起、冷焊,以及一開始焊接前根本不存在的橋接。 熱風表面黏著焊接能消除這些問題,因為它會將受控且一致的熱量傳遞到元件的整個表面接觸區,而不是像烙鐵式 SMD 焊接那樣只加熱單一接觸點。 就操作門檻而言,它介於烙鐵與工業迴焊爐之間;不像烙鐵那麼容易上手,但在重複性方面遠比單純使用熱風槍更接近工業迴焊結果。不過,要達到工廠級品質,關鍵......
May 29, 2026
鋼網技術
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
May 29, 2026
鋼網製造
PCB 組裝線上奈米塗層鋼網的投資報酬率
奈米塗層具有多項優勢。它們具備疏水性,能排斥水基化學品或助焊劑,某些塗層還具備疏油性,可排斥油基化學品或助焊劑。當塗層施加於鋼網底部或板面側時,可防止印刷過程中鋼網與 PCB 之間擠出的焊膏在鋼網與板分離時黏附於鋼網底部。 因此,下一次印刷將與首次印刷同樣良好,且橋接現象減少,因為鋼網底部沒有殘留焊膏會在下次印刷時轉移到 PCB 上。此外,底部清潔頻率也可降低,因為需要從鋼網上清除的焊膏大幅減少。在某些案例中,我見過客戶將清潔頻率從每印一次改為每印 20 次。本文探討何謂奈米塗層、有哪些類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠性與投資報酬率方面的比較。免費領取奈米塗層優惠券 傳統鋼網製程的問題: 焊膏必須以可接受的量黏附於鋼網頂面,但不應黏附於鋼網底面與開孔壁。黏附於孔壁會導致焊膏缺失或不足;黏附於鋼網底面則會造成焊膏暈染。 面對這種無法解決的生產障礙,導致頻繁的底部清潔——對於高階板子甚至每印一次就得清!這種摸索無法從根本解決問題,反而增加清潔材料成本,更可能拖慢整條 SMD 產線。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網頂面保持無塗層,底面與開孔壁則永久塗覆抗黏附效果的奈米層。此奈米塗層僅數奈米......
May 20, 2026
鋼網技術
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
Apr 20, 2026
鋼網技術
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......
Mar 27, 2026
鋼網技術
初學者指南:階梯式鋼板(Step-Up 與 Step-Down)
眾所周知,企業正朝 2nm 邁進,電子產業正處於巔峰。十年間,PCB 元件尺寸也急遽縮小,從 1206 到 0402、0201,甚至更小。由於元件尺寸微小且要求高產能,焊接過程中可能出現墓碑效應、橋接或連接不良等缺陷。為了克服這些挑戰,業界廣泛採用階梯鋼網(step-up 與 step-down)等特殊技術, JLCPCB 亦提供階梯鋼網服務,為混合密度 PCB 設計提供可靠的焊膏沉積。 0.4 mm 細間距元件旁常需更高焊膏厚度,這類需求佔 SMT 總產量相當比例。能在同一印刷行程中,同時為 0.5 mm 間距元件與 01005 或 CSP 等 0.3 mm 間距微小元件提供不同焊膏高度的能力,已成為電子製造的新關鍵。階梯鋼網可在單一鋼網內實現多種焊膏高度。本教學將說明其原理、使用時機,以及對組裝品質的影響。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一片薄鋼板,上面精準切割出與 PCB 焊盤對應的開孔。為了在 PCB 上組裝 SMT 元件,必須將焊膏塗佈於焊盤,而鋼網是最有效且精準的方法。我們近期也討論過鋼網與奈米塗層的相關文章。 在高產能生產線上,操作員將鋼網置於 PCB 上,擠壓焊膏通過開孔並......
Mar 26, 2026
鋼網技術
PCB 組裝用雷射切割模板:材料、設備與主要優勢
現代表面貼裝組裝依賴於在密集 PCB 焊盤陣列上精確轉移焊膏。焊膏體積不一致會在回流過程中產生開路、焊橋和不穩定的焊點。PCB 鋼網透過與銅焊盤圖案匹配的開孔控制焊膏沉積,確保精確且可重複的印刷。 雷射切割鋼網可實現高尺寸精度,並具有均勻的開孔壁,可改善細間距元件的焊膏釋放。這些鋼網在原型和生產組裝中都能保持印刷品質。JLCPCB 鋼網服務提供雷射切割鋼網產品,可與自動化 SMT 印刷機無縫整合,在複雜的 PCB 佈局上實現一致的焊膏沉積。 什麼是 PCB 組裝中的雷射切割鋼網? 雷射切割鋼網的定義 雷射切割鋼網是一種薄金屬片,通常為不鏽鋼,上面精確開有與 PCB 焊墊對齊的開孔。這些開孔在表面貼裝技術組裝過程中調節焊膏的沉積,控制每個焊墊上施加的精確體積。雷射切割鋼網與化學蝕刻或機械沖壓鋼網不同,因為它們提供一致的開孔壁、均勻的厚度和銳利的轉角。 雷射切割的鋼網材料通常為不鏽鋼或鎳合金,在印刷機壓力下仍能保持平整且不易彎曲。JLCPCB 鋼網服務製造的雷射切割鋼網具有微米級精度,可在多次 PCB 生產中重複使用而不會退化。 PCB 組裝中的典型應用 雷射切割鋼網在 PCB 組裝中扮演決定性角色,......
Feb 20, 2026
鋼網製造
模板切割機指南:為 PCB 模板製造選擇最佳解決方案
在使用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝過程中,精度對於決定最終產品能否達到市場要求扮演關鍵角色。SMT 中最關鍵的步驟之一是焊膏印刷,這是 SMT 產線的第一道工序。在此階段,鋼網作為將焊膏分配到每個元件焊盤的媒介,而鋼網切割機則是決定整個組裝成敗的重要設備。 (表面貼裝技術(SMT)組裝中使用 PCB 鋼網進行焊膏塗佈) SMT 鋼網切割機能夠依照 PCB 設計,精準切割出尺寸、形狀與位置都正確的開孔。精確的鋼網切割可減少回流焊過程中的橋錫、焊料不足或元件偏移等缺陷。無論是專業工程師、產業從業人員還是業餘愛好者,都能透過選擇合適的鋼網切割方案受益,不論是使用家用鋼網切割機,或是依賴專業鋼網切割服務。 對於需要高精度且可直接投入生產的 PCB 鋼網,JLCPCB 的 SMT 鋼網服務提供高品質切割、多種厚度選擇,並完全相容於高密度 PCB 設計,協助從打樣到量產都能維持穩定的焊接品質。此外,JLCPCB 亦提供完整的 PCB 組裝服務,涵蓋從設計到製造的全流程。 本文將深入探討鋼網切割機的類型、特性,以及在自行購置設備與使用專業服務之間如何做出最佳選擇。 認識鋼網切割機 什麼是鋼網切割機? ......
Feb 20, 2026
鋼網製造
了解 SMT 鋼網印刷機,實現精準的 PCB 焊膏印刷
鋼網印刷是 SMT(表面黏著技術)組裝中的關鍵製程,對 PCB 上焊點的品質與可靠度影響重大。實現這一步的核心設備就是 SMT 鋼網印刷機,它會在元件貼裝前,將適量焊膏精準塗佈到 PCB 的每一個焊墊上。 如果你想了解鋼網印刷機是什麼、為何在製造中如此重要,那就來對地方了。它是現代更小、更密、更複雜 PCB 組裝成功的基礎。鋼網對位與焊膏沉積的精度至關重要,稍有偏差(對位不準或缺膏)就可能造成橋接、立碑或焊點強度不足,對 QFN、BGA 等細間距與高密度板更是如此。 本指南專為電子愛好者、工程系學生與在職工程師編寫,逐步揭示 SMT 鋼網印刷機在高品質 PCB 組裝中的功能與要點。 什麼是 SMT 鋼網印刷機? SMT 鋼網印刷機的定義與工作原理 SMT 鋼網印刷機利用一張金屬鋼網(開孔與焊墊位置對應)將焊膏沉積到 PCB 上。印刷時,刮刀將焊膏沿鋼網表面刮動,膏體被擠壓穿過開孔並落在焊墊上。 此技術仰賴 PCB 與鋼網的精準對位、刮刀壓力與速度的一致性,以及印刷間隙的控制。只要這些因素穩定,印刷機就能在各焊墊上提供適當膏量,確保回流後形成可靠焊點。 SMT 鋼網 vs. SMT 鋼網印刷機 「S......
Feb 20, 2026
鋼網技術
PCB 鋼網指南:PCB 鋼網設計、製造與 JLCPCB 解決方案全解析
圖 1 使用不鏽鋼鋼板進行焊膏印刷,達到高精度效果。 在採用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝中,精度是決定電子產品最終品質的關鍵因素。其中,對焊接精度影響極大的關鍵元件就是鋼板。鋼板作為實體模板,在元件放置前控制焊膏在 PCB 焊墊上的分佈。 精準的焊膏印刷能形成可靠的焊點,減少焊橋或焊料不足等缺陷,並提升整體 SMT 製程的可靠性。不論是打樣或量產階段,正確的鋼板設計與製作方法對於維持一致的組裝結果都至關重要。 本文探討鋼板在 PCB 組裝中的角色,涵蓋其應用、設計與製作原理,以及從 DIY 方法到 JLCPCB 鋼板 服務的實用方案。 認識 PCB 中的鋼板 圖 2 示意鋼板如何將焊膏侷限在 PCB 焊墊區域。 什麼是 PCB 鋼板? 在 PCBA 製程中,鋼板是一種薄片—通常由不鏽鋼製成—上面具有與 PCB 焊墊布局對應的開孔。焊膏印刷時,鋼板對準 PCB,使焊膏僅沉積在指定的焊墊區域。 在 SMT 產線中,鋼板通常用於製程前端。因此,鋼板品質對後續元件貼裝(Pick and Place)與迴焊等步驟影響重大。鋼板設計或製作不良,將導致整個組裝流程反覆出現缺陷。 主要功能與優點 PCB......
Feb 20, 2026
鋼網製造
客製化鋼網製作工具:客製化 SMT 鋼網如何設計、製造與使用
客製化鋼網與焊膏印刷是表面黏著技術(SMT)組裝中最關鍵的兩道製程,直接影響電子產品的品質、可靠度與性能。在元件貼裝之前,SMT 鋼網負責控制焊膏在 PCB 焊墊上的用量與位置。設計良好的鋼網可減少焊點幾何與尺寸的變異,並提升生產良率。 為了達到這種精度,許多工程師會尋求專業的客製化鋼網製造商。這些專家會依據您的 PCB 量身打造鋼網,使其與元件封裝完全吻合,避免最常見的組裝問題(如焊橋、焊料過多或過少、墓碑效應)。透過高品質的客製化鋼網,製造商可針對高密度、細間距或高可靠度 PCB 最佳化 SMT 組裝流程。 如今大多數工程師轉向整合 PCB 製造與鋼網生產的一站式解決方案。 JLCPCB 提供完整的客製化 SMT 鋼網服務,其高精度客製鋼網包含電鑄與雷射切割不鏽鋼無框選項,亦有現成或快速客製的有框鋼網,最低價格僅需 3 美元。 客製化鋼網製造商在 PCB 組裝中的角色 客製化鋼網製造商的定義 客製化鋼網製造商是一家表面黏著技術(SMT)工廠,接收客戶的 PCB 設計檔案後,依需求製作金屬鋼網。與通用鋼網不同,這些鋼網專為特定 PCB 量身打造,確保焊膏能精準塗佈於 SMD 焊墊。 專業客製鋼網......
Feb 13, 2026
鋼網製造
PCB 組裝專用客製化鋼網:如何切割、使用與選擇合適的 PCB 鋼網
客製化鋼網與焊膏印刷是表面貼裝技術(SMT) PCB 組裝中最關鍵的兩道製程,直接影響焊點品質、電氣性能與產品長期可靠度。SMT 鋼網用於將精確量的焊膏沉積在 PCB 焊墊上,或以柱狀形式沉積並壓合黏著膏於連接器、插座等元件。 隨著 PCB 設計趨向更高密度、更細腳距與更小封裝,對鋼網精度的要求也同步提升。大多數通用開孔鋼網難以達到現今佈局所需的嚴格公差,因此業界普遍依賴客製化切割鋼網,以實現均勻且無缺陷的焊膏印刷。 專業服務如JLCPCB 鋼網 透過客製化切割精密加工,完全貼合 PCB 設計,協助工程師、學生與製造商提升組裝品質、實現生產意圖、減少重工,並直接用於量產。 什麼是 PCB 組裝中的客製化切割鋼網 客製化切割鋼網是依據 PCB 設計量身打造的 PCB 貼裝鋼網,可精準對位每一個焊墊的開孔。這類鋼網以精密雷射切割機製作,達到精確的深度控制與光滑、清晰的開孔壁面。 相較於通用鋼網,客製化切割鋼網針對焊墊幾何、元件類型、焊膏特性與生產量進行最佳化。在今日容錯更小、公差更嚴的 PCBA 製程中,這種客製化更顯關鍵。 為何需要客製化切割 現今 PCB 滿載細腳距 IC、BGA、QFN、CSP,......
Feb 13, 2026
鋼網技術
PCB 組裝專用客製化鋼網:設計、訂購與使用指南
您是否曾經因為焊錫橋接或焊錫不足,導致整批生產報廢?很多時候,問題不在貼片機,而是製程的第一步:焊錫膏印刷。客製化鋼網正是決定產品可靠與否的關鍵。相較於僵化的標準鋼網,客製化 SMT 鋼網讓工程師完全掌控焊錫膏量,可針對日益密集且具挑戰性的 PCB 佈局進行精準調整。 本文將說明什麼是客製化 SMT 鋼網、哪些部分可以客製化,以及如何有效製作或訂購客製化鋼網。 什麼是客製化 SMT 鋼網? 基本定義與用途 客製化 SMT 鋼網是一種精密金屬片——通常為不鏽鋼——專為特定 PCB 的獨特焊墊佈局而設計,而非使用固定尺寸或通用設計的標準鋼網。鋼網開孔緊密對應 PCB 焊墊設計,同時厚度與材質等其他參數也能依組裝需求調整。 使用客製化鋼網的主要目的,是精準控制焊錫膏沉積量,確保整個 SMT 組裝流程中焊點一致且可靠。 為何客製化對 PCB 組裝至關重要 當 PCB 使用細間距 IC、QFN 封裝、BGA 或混合不同尺寸元件時,客製化尤其關鍵。此時標準鋼網可能導致焊錫膏過多或過少,造成焊錫橋接、立碑或焊點不足等缺陷。 透過客製化鋼網,工程師可針對每種焊墊最佳化焊錫膏量,提升製程穩定性並增強產品長期可靠度。......
Feb 13, 2026
鋼網技術
訂製 PCB 組裝用鋼網:如何製作、購買與選擇合適的供應商
表面貼裝技術(SMT)鋼網是現代 PCB 組裝中不可或缺的工具。它們是由金屬製成的薄片,通常為不鏽鋼,上面精確切割出開口,使焊膏能準確地塗佈在 PCB 焊墊上。鋼網的品質直接影響焊膏的沉積,進而影響最終組裝 PCB 的可靠性。 工程師通常需要訂製鋼網,而非依賴通用選項。每個 PCB 設計都有獨特的焊墊佈局、元件密度與焊接需求,因此「一體適用」的鋼網無法確保焊膏的精確塗佈。客製化鋼網能確保焊膏準確沉積在所需位置,將缺陷降至最低並提高生產良率。像 JLCPCB 這樣的領先製造商提供高品質的客製化鋼網,並與其 PCB 生產服務無縫整合,讓工程師能輕鬆獲得可靠的成果。 為 PCB 組裝訂製鋼網的意義 客製化 SMT 鋼網的定義 客製化 SMT 鋼網是專為匹配特定 PCB 佈局而設計的鋼網。與標準或通用鋼網不同,它們依據 PCB 元件的精確焊墊尺寸、間距與幾何形狀量身打造。這能確保每個焊墊都能獲得適量的焊膏,對焊點品質與減少橋接或焊料不足等缺陷至關重要。 工程師為何訂製鋼網 工程師通常基於以下原因訂製鋼網: 高元件密度與細間距設計需要精確的焊膏沉積。 獨特的 PCB 佈局或特殊元件無法透過通用鋼網可靠組裝。......
Feb 13, 2026
鋼網製造
為 PCB 組裝選擇合適的鋼板製造商
表面貼裝技術組裝仰賴在密集 PCB 焊墊佈局上精準控制焊膏沉積。SMT 鋼網製造商透過與銅箔焊墊圖案匹配的開孔來調節膏量。鋼網機影響焊點幾何形狀、電氣連續性與回流一致性。 雷射切割鋼網系統可實現開孔精度與鋼網平整度,滿足自動化印刷需求。鋼網製造商既可作為「我附近的本地鋼網服務」,也可擴展為線上鋼網平台。本文探討 SMT 鋼網機的類型、選擇標準、應用與操作實務。 認識 SMT 鋼網製造商 什麼是 SMT 鋼網製造商? SMT 鋼網製造商是一種用於表面貼裝組裝、生產金屬鋼網以沉積焊膏的系統。鋼網機根據 PCB 焊墊圖案製作對齊的開孔,控制膏量、對位與焊點一致性。 雷射切割鋼網最為常見,利用聚焦雷射在不鏽鋼或鎳合金片上切割開孔。這些系統適用於手動與自動印刷機,在原型與量產板上保持開孔幾何、光滑孔壁與平整度。 SMT 鋼網製造商的類型 SMT 鋼網機依切割方式與生產規模分為數種技術類別。每種鋼網製造系統服務於特定 PCB 密度、公差與產量需求。選擇正確的鋼網機取決於開孔精度、材料控制與產能。 1. 雷射切割鋼網機:採用光纖或 CO₂ 雷射源成型開孔,可達垂直孔壁、銳角與尺寸控制,適用於細間距元件、密集焊墊......
Feb 13, 2026
鋼網技術
表面貼裝鋼網:SMT 印刷與焊膏應用的實用指南
一切從一片纖薄的金屬開始,在組裝初期就悄悄插入。在任何零件定位之前、在熱量尚未觸及電路板之前,這一層便決定了錫膏的流向。錫膏能擴散到哪裡,全看它的設計;厚度多少、如何切割——這些細節決定了什麼會留下、什麼會被洗掉。對於尋求可靠鋼網的工程師,JLCPCB 提供高精度 SMT 鋼網,可無縫整合至 PCB 生產流程。 接著塗抹焊錫膏,讓它穿過薄鋼片的細縫,精準落在下方的電路板焊盤上。一旦開孔歪斜或邊緣粗糙,多餘的膏體就會溜進錯誤區域。哪怕只偏差一根頭髮的距離,麻煩就會迅速出現——導線跨接、焊點不牢、印刷後出現斷路。 在組裝電路板時,鋼網必須分毫不差。若無雷射切割,要擠出微量焊錫膏幾乎不可行——尤其當零件越做越小、排列越來越密時更是如此。 SMT 組裝中的表面貼裝鋼網是什麼 定義與基本功能 塗抹焊錫膏時,一片薄金屬平貼在電路板上——通常由不鏽鋼製成。鋼片上每一處開孔,都對應下方板上的接觸點。 刮刀滑過板面,將焊錫膏壓穿開孔,落在等待的焊盤上。當金屬片抬起時,膏體牢牢留在該在的位置。每個沉積點在零件放置上方時保持固定,隨後加熱固化,位置毫不偏移。 雷射表面貼裝鋼網 如今大多數鋼網都由雷射切割完成。當開孔縮小......
Feb 13, 2026
鋼網技術
SAM 與陶瓷:為您的 PCB 鋼網選擇合適的奈米塗層
隨著 SMT 設計不斷演進,電子產品開始採用更緊密的間距與更小的元件。傳統鋼網服務可用於較大的 SMD 焊盤,但隨著技術創新,奈米塗層鋼網也進入市場。奈米塗層具有疏水與疏油性,可排斥水、油及焊膏助焊劑。使用這些塗層的優點包括提升轉移效率、減少底部清潔需求(或頻率),並降低印刷後的橋接問題。 目前 SMT 鋼網使用的奈米塗層有兩種。第一種是自組裝單分子層(SAM)塗層。SAM 塗層需手動塗抹於鋼網底部(即與印刷電路板接觸的一側)。這類塗層厚度通常僅 2–4 奈米,肉眼不可見。SAM 塗層會隨時間磨損,但可重新塗抹。其主要優點是減少底部清潔與橋接。詳細訂購流程請見 奈米塗層鋼網 頁面。 另一種為陶瓷基底塗層,以下將詳細討論兩者。 什麼是 SAM 與陶瓷奈米塗層? PCB 產業主要使用兩種奈米塗層: 1. 自組裝單分子層(SAM)塗層: 自組裝單分子層(SAM)是由膦酸分子與鋼網表面鍵結而成的分子塗層。這些分子會自行排列成單分子厚度的薄膜,並與不鏽鋼及鎳等金屬產生化學鍵結。 施工方式: 擦拭式,操作簡便 厚度: 約 2–4 nm 可視性: 肉眼不可見,需用表面能量墨水檢測 耐用度: 會因時間或摩擦而磨損......
Jan 06, 2026
鋼網技術
使用奈米塗層鋼板減少焊錫橋接與清潔成本
電子裝置持續微型化的趨勢,確保了表面貼裝製程將不斷帶來新的挑戰。元件與鋼板開孔越來越小、間距越來越緊。對焊膏印刷製程的要求,促使技術必須不斷改進。奈米塗層應用於鋼板已有多年的歷史。 塗層通常以兩種形式提供。最常見的是多步驟液態塗層,透過擦拭方式塗佈在鋼板上,並在常溫下乾燥。這類塗層可由鋼板製造商或使用者自行施作。另一種較少見的形式,則由鋼板製造商以噴塗方式完成。奈米塗層供應商對其產品提出多項聲明,請參考訂購奈米塗層鋼板的流程。 常見聲明如下: 減少底部清潔需求 降低橋接缺陷 改善焊膏脫模 提升良率 塗層流程包含鋼板清潔、噴塗塗層,再進行固化。厚度僅 1–100 奈米的奈米塗層,是極薄的層次或化學結構,可透過多種方法附著於各種基材,並與無孔表面形成化學鍵結。作為對照,汽車產業常用的油漆厚度約為 125 微米,即 125,000 奈米。本文將探討這些塗層如何顯著降低橋接與清潔成本。 傳統焊膏鋼板的問題: 1) 焊橋問題 橋接發生於過多焊膏連接相鄰焊墊,造成短路。以下情況特別常見: 細間距元件(如 QFN、BGA) 表面積比低(SAR < 0.66)的鋼板 焊膏黏附於鋼板底部 脫模不一致 鋼板與 PCB......
Jan 06, 2026
鋼網技術
PCB 製造中的奈米塗層:如何超越傳統鋼板
奈米塗層是一種薄薄的疏水(防水)與疏油(防油)處理,用於焊膏鋼網的底部與邊緣。經過處理後,表面變得不易沾黏,可減少焊膏印刷所需的清潔次數。塗層厚度小於 5 奈米,在微觀層面與鋼網箔材結合,不改變鋼網的尺寸與形狀。 奈米塗層是業界已驗證的製程,從第一次印刷即可看到立即且可量化的改善。目前有許多關於可與鋼網搭配之奈米材料的研究。奈米塗層透過降低鋼網材料的表面能,防止焊膏沾附於非預期區域。因此,印刷出的焊膏沉積更乾淨、更均勻且更具再現性。本文探討奈米塗層的定義、可用類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠度與投資報酬率方面的比較。 奈米塗層的優點: 1) 疏水特性:奈米塗層可排斥水性化學物質(助焊劑),在潮濕環境中維持鋼網效能。 2) 疏油特性:透過排斥油性化學物質(助焊劑),保持清潔並減少焊膏塗佈時的污染。 3) 提升轉移效率:確保精準沉積並減少缺陷,尤其適用於細間距元件。 4) 減少底部清潔頻率:陶瓷與自組裝單層(SAM)塗層的結合,可降低清潔次數,節省時間與維護成本。 何時使用奈米塗層鋼網: 奈米塗層鋼網適用於: 高密度 PCB 設計,含 01005、0201 及細間距 BGA 或 QFN ......
Jan 06, 2026
鋼網技術
PCB 組裝中 SMT 鋼網的必備指南
簡介 在快速變化的電子製造領域,表面貼裝技術(SMT) 對於實現印刷電路板(PCB)組裝的效率與精度至關重要。SMT 製程的核心是 SMT 鋼網,這是準確塗佈焊膏不可或缺的工具,可確保元件與 PCB 之間形成可靠的電氣連接。本指南深入探討 SMT 鋼網的類型、材料、製造方法、優勢、挑戰與未來趨勢。 SMT 鋼網的類型:- SMT 鋼網有多種形式,以滿足不同的生產需求: 無框 SMT 鋼網: 這類鋼網彈性高且具成本效益,適合原型與小量生產。採用不鏽鋼或鎳合金製成,易於操作與存放,能靈活應對不斷變化的 PCB 設計。無框 SMT 鋼網特別適合需要快速變更與調整的環境,讓製造商能在不同 PCB 設計之間快速切換,大幅減少停機時間。 有框 SMT 鋼網: 有框鋼網以耐用著稱,適合大量製造。剛性框架在焊膏印刷時提供穩定性,確保多片 PCB 結果一致。在需要精度與重複性的大量生產線上,它們是首選。有框 SMT 鋼網提供穩固與可靠,對於長時間生產中維持品質至關重要,任何偏差都可能造成重大損失。 原型 SMT 鋼網: 快速原型製作受益於這類鋼網,讓工程師能快速測試新的 PCB 佈局。它們支援產品開發的靈活性,可根......
Jan 06, 2026
鋼網技術
如何選擇 SMT 鋼板
什麼是 SMT 鋼網? SMT 鋼網是一種用於焊接製程的薄金屬板,專為 SMT(表面貼裝技術)而設計,在 SMT 焊接過程中扮演關鍵角色。SMT 鋼網能將焊膏直接精準地塗佈於 PCB 的 SMD 焊墊上,有效避免回流焊時出現錯誤與缺陷,完工後可獲得精確的錫覆蓋量。 SMT 鋼網的種類 依焊膏塗佈方式不同,常見有三種鋼網類型。 框架式 SMT 鋼網 框架式 PCB 鋼網多半開箱即用,由一般雷射切割的鋼片固定於金屬框架而成。因框架提供更佳穩定性與重複使用性,特別適合大量 SMT 組裝。 框架亦能加快 PCB 與鋼網的對位流程。然而框架成本較高、佔空間且管理較複雜,也讓鋼網更重、運費增加。 無框架鋼網 無框架鋼網少了外框,成本比框架式更低,可直接放置於 PCB 上使用,適合業餘或一次性用途。重量輕,運送方便。 無需額外框架,適合小批量印刷並可自訂尺寸;同樣能依特定 PCB 設計與零件布局進行客製。 階梯鋼網: PCB 上各元件對焊膏量需求不同,一般雷射鋼網只能改開孔大小,整片厚度相同。 為達更高焊接品質,工程師常需在同一鋼網上做出多種厚度,以精準控制焊膏量,因而誕生階梯鋼網。它能在同一鋼網上印出不同厚度......
Jan 06, 2026
鋼網製造
PCB 鋼網製造中高精準度的重要性
PCB 鋼網在製造過程中扮演關鍵角色,尤其是在處理小間距元件時。鋼網製造的高精度能確保焊膏沉積準確,這對於可靠且高效能的電子組件至關重要。本文將以 JLCPCB 的範例,強調高精度鋼網製造的重要性,並使用數位顯微鏡相機拍攝的測量結果,展示實際製造尺寸與期望尺寸之間的差異。 了解 PCB 鋼網 PCB 鋼網是由金屬(通常為不鏽鋼)或聚合物製成的薄片,上面切割出與 PCB 焊盤對應的開孔。將鋼網置於 PCB 上方,透過開孔塗抹焊膏,使焊盤上留下精確的焊膏量。此流程對表面貼裝元件的放置與焊接極為關鍵。 高精度的必要性 鋼網製造的高精度至關重要,原因如下: 1. 準確的焊膏沉積:精確的開孔可確保沉積正確的焊膏量,對形成可靠的焊點極為重要。 2. 最小化焊橋:準確的開孔可降低焊盤間焊橋的風險,避免短路。 3. 一致的品質:高精度鋼網有助於多塊板子間維持一致品質,減少缺陷與重工。 範例:JLCPCB 小間距元件鋼網 為說明高精度鋼網製造的重要性,我們向 JLCPCB 訂購了一塊用於小間距元件電路板的 PCB 鋼網。我們將使用數位顯微鏡相機,比較鋼網開孔的期望尺寸與實際製造尺寸。 JLCPCB 小間距元件鋼網 ......
Jan 05, 2026
鋼網製造
揭開奈米塗層鋼網製造的祕密
奈米塗層鋼網製造流程 奈米塗層鋼網的製造包含一系列精密工程步驟:設計製圖、雷射切割、拋光、奈米塗層沉積與品質檢驗。以下為各製程階段的詳細說明: 1. 設計與製圖 (1) 資料擷取: 從客戶提供的設計檔案(如 Gerber 檔、PCB 佈局)或實體樣品中取得精確資料,包含鋼網尺寸、焊墊佈局、開孔形狀與尺寸,以及特定應用需求。 (2) CAD 製圖: 使用專業 CAD 軟體(如 Auto CAD)將所得資料轉換為精確的 2D 或 3D 工程圖,定義鋼網的整體尺寸、開孔位置、形狀與大小,作為後續加工之數位藍圖。 2. 雷射切割 (1) 材料準備: 選用高級不鏽鋼板,通常為 SUS 304,作為基材。材料須符合嚴格的厚度公差、平整度與機械完整性要求。 (2) 機台設定: 依據鋼網設計校正雷射切割機,關鍵參數包含雷射功率、切割速度與脈衝頻率。將不鏽鋼板牢固夾持於工作台上,確保切割精度與材料穩定性。 (3) 精密切割: 雷射系統發射高能量光束,局部熔化或汽化鋼材,沿預設開孔路徑移動。此製程可達到高精度開孔成型,通常尺寸公差在 ±0.05 mm 以內。 3. 拋光 (1) 機械拋光: 使用旋轉拋光輪或研磨劑去除......
Jan 05, 2026
鋼網製造
業界標準焊膏鋼網的設計準則
焊膏印刷是 PCB 組裝中最關鍵的製程之一,而鋼網的設計直接影響焊膏的塗佈品質。在先前的文章中,我們已詳細介紹了鋼網及其種類。JLCPCB 提供的進階鋼網選項,包括階梯式(step-up/step-down)與奈米塗層鋼網,能協助工程師達到更高的印刷精度與組裝可靠性。在電子硬體設計中,遵循正確的設計規則與擁有合適的工具同樣重要。本文將探討當今在製作實用且可量產的內容時,必須掌握的關鍵設計原則。 什麼是業界標準的焊膏鋼網? 焊膏鋼網採用業界標準鋼網製作,常見為雷射切割的不鏽鋼箔片,上面精準開孔並與 PCB 焊盤對位。這些箔片厚度通常為 100 µm 至 120 µm,一般用於 SMT 產線,可與貼片機及自動鋼網印刷機無縫整合。 其設計符合常見 SMT 需求,無需厚度階梯等特殊功能,並遵循 IPC、SMTA 與 IEC 等組織制定的標準。點此查看完整的IPC PCB 鋼網指南。 焊膏鋼網設計考量: 高效焊膏鋼網的關鍵設計要素如下: 鋼網厚度 開孔設計 鋼網材料與固定方式 鋼網對位 針對 PCB 設計的特化需求 標準 SMT 鋼網的 7 大設計準則: 1. 鋼網厚度選擇 圖案厚度決定了焊膏量,請優先考慮......
Jan 05, 2026
鋼網製造
什麼是雷射切割模板?PCB 組裝指南
傳統的 PCB 組裝流程在焊接前需要手動放置電子元件。然而,隨著電子印刷電路板日益複雜,加上微型化的需求,必須透過機械組裝並使用 SMT 鋼網塗抹焊膏。在一塊小電路板上放置並焊接大量小型元件已不再實際。鋼網取代了表面黏著元件的手工焊接,也避免了手工焊接造成的不一致性。作為 表面黏著元件(SMD)的專屬工具,雷射鋼網能將焊膏精準塗抹到指定位置。 PCB 鋼網通常以不鏽鋼箔金屬板製成,板上留有表面黏著元件的開口。雷射機會將鋼網切割成與元件安裝位置相符的電路圖案。 JLCPCB 提供高品質雷射切割鋼網,開孔精準,確保焊膏塗抹準確、組裝可靠。鋼網放置於電路板上,並透過稱為基準點(fiducial marks)的對位點完美對齊。對齊後,使用金屬刮刀塗抹焊膏。使用合適的 PCB 鋼網可加快 PCB 組裝流程,更輕鬆也更精確。目前最普遍用於將元件焊接到 PCB 的技術是 SMT。 1. 什麼是雷射鋼網? 雷射鋼網是用於 PCB 製造 中組裝元件的一種鋼網。依製程不同,鋼網分為三類:雷射切割、化學蝕刻與電鑄。雷射鋼網通常由不鏽鋼薄板製成,精度高於其他兩種。標準雷射切割常能產生更精細的結果,有助於達到更高精度;與化......
Jan 05, 2026
鋼網技術
奈米塗層如何影響 SMT 印刷中的鋼網性能
焊膏鋼網的底部與邊緣會覆上一層超薄奈米塗層,具備疏油(抗油)與疏水(防水)特性,使表面不易沾黏,從而減少印刷過程所需的清潔次數。這層厚度不到 5 nm 的塗層不會改變鋼網原有尺寸或形狀,僅與鋼片形成極薄鍵結。JLCPCB 提供奈米塗層鋼網,利用此技術提升印刷效率與可靠度。 由於鋼網底部不殘留焊膏,下一次印刷時就不會把殘錫轉印到 PCB,降低橋接風險,後續印刷品質與首次相同;同時減少底部殘錫,進一步降低底部清潔頻率。我曾見過某些客戶從每印 1 片就清潔,改為每印 20 片才清潔一次。本文將探討奈米塗層的定義、種類,以及與傳統 SMT 鋼網在印刷品質、可靠度與投資報酬率上的差異。立即造訪此頁面,免額外費用即可向 JLCPCB 訂購奈米塗層鋼網。 傳統鋼網製程的問題: 印刷時焊膏必須附著於鋼網上方,卻不該殘留在底部;一旦黏在孔壁或底面,就會造成焊膏抹污、缺錫等問題。 為了克服這項難解的製程限制,高階板子往往每印一次就得清一次底面!此舉不僅拖慢整條 SMD 產線,也無法根治問題,反而讓清潔耗材成本持續攀升。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網底部與孔壁被永久賦予抗黏效果,頂面則維持未處理狀態。奈米塗層僅數奈米......
Jan 05, 2026
鋼網技術
鋼網清潔方法:手動與自動
為了在表面黏著技術(SMT)印刷電路板組裝中,將焊錫膏精準且可靠地塗佈於 PCB 焊墊上,必須使用鋼網(stencil)。為維持印刷品質並避免錯誤,必須經常清潔開孔。雖然量產時普遍採用自動鋼網清洗機,但在製作原型板或小批量組裝時,仍建議手動清潔。鋼網清洗攸關製程良率與投資報酬率,是極其關鍵的步驟。本文比較各種清潔技術,並詳細說明手動與自動鋼網清洗的完整流程。若您需要依特定板框設計的客製化鋼網,JLCPCB 提供彈性選項。立即造訪 JLCPCB 訂購您的客製鋼網。 鋼網清洗的必要性 許多 PCBA 組裝廠經常遇到同一個問題:鋼網髒了!該如何清洗?看似簡單,卻帶來諸多頭痛與後續困擾,如人力、清洗一致性與品質等。 定期清洗鋼網的關鍵原因: 鋼網開孔殘留焊錫膏會導致焊錫沉積不準確。 殘留焊錫膏亦會造成焊球及中間焊珠。 鋼網上的灰塵、助焊劑與其他雜質會降低印刷品質。 乾涸焊錫膏堵塞開孔會影響鋼網壽命與印刷清晰度。 清潔不足會導致更多印刷錯誤板。 如何清洗 SMT 鋼網? 業界普遍認為 70% 的貼裝缺陷源自焊錫膏印刷,因此清洗 SMT 鋼網對提升印刷品質至關重要。若開孔被髒污或異物堵塞,可能導致焊錫量過多或......
Jan 05, 2026
鋼網技術
何時選擇電鑄模板
高品質的 PCB 鋼網對於精準的焊膏塗抹至關重要。不論是小量生產還是原型製作,透過 JLCPCB 訂購 PCB 鋼網都非常簡單。電鑄成形是一種將金屬原子逐層沉積,以製造金屬、鋼網或零件的方法。這種方法能將芯軸或母版表面複製成極為精確的副本。 電鑄成形的另一個顯著特點是其可重複性。電鑄鋼網可在 2 至 7 mil 之間以 0.01 mil 的增量製作任意厚度。選擇合適的鋼網技術至關重要,因為它能確保焊膏被精確塗抹。透過電鑄成形製作的電鑄鋼網具有獨特優勢,使其在特定應用中不可或缺。 什麼是 SMT 鋼網? 根據製程不同,鋼網分為三種:化學蝕刻、雷射切割與電鑄成形。相較於其他兩種,雷射鋼網精度更高,通常由薄不鏽鋼片製成。標準雷射切割的輸出通常更精細,從而提高精度。與化學蝕刻法相比,它也能提供更一致的結果。JLCPCB 提供高精度不鏽鋼雷射切割鋼網,可選階梯設計、電解拋光與奈米塗層,以提升焊膏脫模與印刷精度。由於製程不受化學環境影響,因此無需防潮層。 下單時,您可以選擇無框或有框鋼網。自動與半自動鋼網印刷機使用有框鋼網,其尺寸符合多種標準。手工焊接通常使用無框鋼網,您可依需求自訂鋼網尺寸。我們最近撰寫了一......
Jan 05, 2026
鋼網製造
電拋光在 PCB 鋼網中如何運作
為了確保最佳的焊膏釋放效果,PCB 鋼網製造商必須提供優異的表面處理。其中一種提升鋼網功能的方法是電解拋光。什麼是電解拋光?它如何改善 PCB 鋼網? 在 PCB 鋼網製作過程中,持續的雷射照射會使開口孔壁變得粗糙,因為雷射光束熔化金屬板材,導致表面出現不規則。為了解決這個問題,採用電解拋光來平滑孔壁。本文將介紹電解拋光在 SMT 組裝中的優勢、其在 PCB 鋼網製造中的作用及其工作原理。 JLCPCB 在服務項目中提供電解拋光鋼網,確保孔壁更平滑,改善焊膏釋放並提升組裝品質。 什麼是電解拋光? 電解拋光是一種電化學表面精加工技術,可移除極薄的金屬層,使導電工件更光滑、無毛邊並消除表面缺陷。電解拋光又被稱為「電鍍的反向」,在微觀層面溶解金屬。 電解拋光基本原理: 陽極處理: 在電解液槽中,鋼網被接為陽極(+)。 陰極(-): 通常由鉛或不鏽鋼製成。 電解液: 酸性液體,常為硫酸與磷酸混合物。 施加電壓: 直流電使金屬離子優先從表面尖峰溶解。 最終獲得更光滑、均勻且微觀缺陷被撫平的表面。 為何需要電解拋光: 這是設計高品質鋼網的最新技術之一。傳統方法使用雷射,透過高強度聚焦在不鏽鋼上使其熔化,以切割......
Jan 05, 2026
鋼網製造
改善焊膏沉積的 SMT 鋼網設計技巧
透過鋼網進行焊膏沉積是一種大量生產的方法。即使使用先進的貼片機與回焊曲線,橋接、立碑與焊點不足等缺陷仍常可追溯到不良的鋼網設計。正確的鋼網設計有助於實現一致且高品質的焊點。隨著元件尺寸持續縮小、電路密度增加, JLCPCB 提供高精度鋼網,可選階梯設計、電拋光與奈米塗層,確保可靠的焊膏沉積並降低組裝缺陷。 有效的 SMT 鋼網能確保焊膏印刷一致、可重複且精準。本文將探討實用且經驗證的 SMT 鋼網設計技巧,協助您最佳化焊膏沉積並減少 PCB 組裝缺陷。文章分為兩部分:設計指南與製造觀點。 標準 SMT 鋼網的 5 項關鍵設計準則: 1. 開孔設計準則 為避免橋接與焊珠等缺陷,這點至關重要。為了精準沉積,開孔會做得比焊墊略小。然而某些元件需在內緣減少焊膏,以防止「晶片中央」焊球形成。以下是幾個範例: 2. 開孔縮減(焊墊與開孔比例) 為避免橋接與焊料過多,開孔通常略小於實際焊墊。選用建議如下: 建議厚度規則: 大多數元件的典型縮減量為 5–7%。 IPC-7525 建議鋼網與焊墊面積比 >0.66,以確保可靠印刷。 公式: 面積比 =(開孔面積)/(開孔壁高 × 開孔周長) 保持此比例高於 0.66......
Jan 05, 2026
鋼網製造
樣品試產與量產階段之 SMD 鋼板比較
SMD 鋼網以其支援大規模生產與易於錫膏分配的特性而聞名。它們在工業界被廣泛應用,特別是在單位產量極大的情況下,鋼網的作用至關重要。今天我們不深入探討物理學或製造工藝,而是聚焦於不同應用場景下的需求。然而,打樣(原型開發)階段對鋼網的要求與量產階段大相徑庭。在量產中,我們追求的是良率——良率越高,生產效率就越高。針對這些需求,JLCPCB 提供了可客製化的 SMD 鋼網。接下來,我們將討論這些特定類型的鋼網規格。 什麼是 SMD 鋼網? 簡單來說,它們是作為錫膏遮罩的金屬片。透過鋼網,我們可以將錫膏精確塗佈在 PCB 上,隨後直接安裝零件。它能確保錫膏量均勻,進而提高焊點的可靠性。鋼網能加速 SMT 組裝,特別是在自動化製程中。使用方式如下:在塗佈錫膏期間,將 SMD 鋼網安裝在 PCB 上或與其對齊,接著使用刮刀將錫膏刷過鋼網表面。在打樣階段,使用鋼網的主要目的是: ● 驗證設計功能。 ● 快速迭代並測試新版本。 ● 避免高昂的模具成本。 ● 支援手動或半自動組裝。 打樣階段的鋼網選擇 由於打樣預算有限,較少使用成本較高的局部減薄(Step-down)開孔。另一方面,針對極低預算的專案,可能會使......
Jan 02, 2026
鋼網技術
錫膏鋼網類型:雷射切割、電鑄與蝕刻
我過去曾多次介紹過鋼網(Stencil),對於電子設計師來說,它們是極其出色的工具。到目前為止,大家都知道鋼網只是一片簡單的薄鋼片,其作用是作為塗佈錫膏的遮罩。塗佈完成後,我們就能放置元件並進行加熱,PCB 就準備好了!聽起來很簡單,但其實仍有一些細節需要注意,例如錫膏的回流焊溫度曲線(Thermal Profile)與 PCB 的加熱程序。如果加熱方式錯誤,零件可能會損壞。今天我們不討論設計流程,而是要探討鋼網的「製造」。目前有許多製造公司生產不同類型的鋼網,其中最常見的三種類型包括: 1. 雷射切割鋼網 (Laser-Cut Stencils) 2. 電鑄鋼網 (Electroformed Stencils) 3. 化學蝕刻鋼網 (Chemically Etched Stencils) 根據它們之間的差異,我們將能判斷哪一種最適合特定的用途。 1. 雷射切割鋼網 雷射切割鋼網是利用高精密雷射(通常是 Nd:YAG 或光纖雷射)在不鏽鋼箔上切割出開孔。雖然雷射光束受到嚴格控制,但在微觀層面上仍會產生微米級的表面不平整。這種工法會產生肉眼難以察覺的粗糙切割面,且孔壁的錐度(Tapering)有限。......
Jan 02, 2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6