跨產業的印刷電路板(PCB)組裝應用
了解印刷電路板(PCB)組裝如何應用於消費性電子、汽車、物聯網、醫療、工業、電信、航太與能源等領域,以及各產業特定要求如何形塑組裝製程。
精選貼文
產業應用
穿戴式裝置的 PCB 組裝:技巧、材料與更多資訊
穿戴式電子產品——包括健康監測器、智慧手錶、AR/VR 頭戴裝置與生物感測器——是消費與醫療科技中最具變革性的創新之一。這些精巧的系統必須同時實現高效能、佩戴舒適與長效運作。這樣的組合對其核心印刷電路板組裝(PCBA)提出了獨特要求。 與傳統硬板不同,穿戴式裝置使用的 PCB 必須極薄、極輕且可撓。它們得承受持續彎曲、體溫與濕氣。 為滿足這些需求,工程師採用柔性印刷電路板(FPCB)或稱柔性印刷電路(FPC),以高效能聚醯亞胺(PI)薄膜製成,使電路在彎曲扭轉時仍保持電氣完整性與可靠度。 穿戴式電子裝置 JLCPCB 專精於製造單雙層柔性 PCB,並提供高精度的SMT 組裝服務,以迎接現代穿戴裝置的挑戰。 本文概述穿戴裝置 PCB 組裝的工程流程——從材料選擇到可靠度測試。 穿戴式 PCB 組裝的關鍵設計挑戰 為穿戴式裝置設計 PCB 是多面向的工程挑戰。空間、功耗與機械應力彼此競爭,從一開始就需要專門的設計對策。 穿戴式 PCB 必須同時具備機械適應性與電氣可靠度,因此設計優化從初始就至關重要。 設計挑戰 說明 工程對策 微型化 IC、感測器與射頻模組可用面積有限。 高密度互連(HDI)設計、微......
Jan 05, 2026
最新貼文
產業應用
3D 列印 PCB 解析:技術、材料、優缺點與應用
3D 列印 PCB 正在重新定義電子電路的設計、原型製作與整合方式。與傳統 FR-4 板不同,這種積層製造方法無需模具或化學蝕刻,即可實現共形幾何、結構電子與快速迭代。 本文說明什麼是 3D 列印 PCB、其工作原理、主要優缺點,以及與傳統 PCB 的比較,協助工程師與產品設計師了解何時該採用此技術,何時仍應選擇傳統 PCB 製程。 什麼是 3D 列印 PCB? 3D 列印 PCB 是利用積層製造技術而非傳統減材法(如從平面基板蝕刻銅箔)製作的電路板。它逐層建構 PCB,直接成型絕緣基材與導電線路。 與傳統平面 PCB 不同,3D 列印板可呈非平面、曲面或客製外形,使電子產品能與外殼、穿戴裝置或結構件無縫整合;數位設計也能在數小時內轉為功能板,無需漫長的傳統製程前置時間。 目前全 3D 列印 PCB 多用於研究與原型;實際應用多採混合方案:傳統 PCB 負責可靠電性,3D 列印件提供機構、軟性基材或客製外殼。 已貼裝 SMD 元件的 3D 列印 PCB 3D 列印 PCB 與傳統 PCB 的差異 傳統 PCB(含剛性、軟硬結合與多層板)採用減材製程,如銅箔蝕刻與 FR-4 層壓。 此方式對平面二維......
Sep 25, 2026
產業應用
LED PCB:點亮照明技術的創新之光
什麼是 LED PCB,它如何徹底改變照明產業?準備好踏上一段充滿啟發的旅程,我們將深入探討 LED PCB 的創新力量。在這份全面指南中,我們將探索其定義、優勢、設計考量、多元應用、故障排除技巧以及未來趨勢。準備好見證 LED PCB 的變革性影響,以及它們如何推動 LED 照明世界的變革力量。 一、什麼是 LED PCB? LED PCB,即發光二極體印刷電路板,是 LED 照明的核心。它們是將 LED 焊接在印刷電路板上,這些電路板包含能產生光的晶片。為了解決 LED 產生的大量熱能,金屬核心 PCB,特別是那些由鋁製成的,因其優異的散熱能力而被廣泛使用。這些鋁基 PCB 包含一層薄薄的導熱介電材料,確保有效的熱傳遞和成功的散熱。 二、LED PCB 的優勢 LED PCB 提供了一系列引人注目的優勢,加速了它們的廣泛採用。讓我們來探索這些好處: 能源效率: 與傳統照明方案相比,LED PCB 消耗的能源顯著減少。與白熾燈泡相比,潛在節能效果高達 80%,有助於降低電力成本和減少環境影響。 更長的使用壽命: LED PCB 具有令人印象深刻的使用壽命,通常可連續運作超過 50,000 小時。......
Jun 02, 2026
產業應用
將 Raspberry Pi 與 PCB 設計整合,打造尖端專案
簡介 Raspberry Pi 憑藉其經濟實惠與多功能性,徹底改變了電子領域。當它與 PCB(印刷電路板)設計結合時,為業餘愛好者和工程師帶來了各種令人興奮的可能性。本文深入探討 Raspberry Pi 在 PCB 設計中如何改變電子產業的樣貌。從將 Raspberry Pi 整合到客製化 PCB,到探索進階專案,我們將帶你了解 Raspberry Pi 整合的實用技巧與見解,以及它對現代電子的影響。 你使用 Raspberry Pi RP2350 創新,JLCPCB 負責組裝立即啟動你的專案 作為 RP2350 硬體開發的授權 PCBA 合作夥伴,JLCPCB 與 Raspberry Pi 緊密合作,簡化你的設計與製造流程 https://jlcpcb.com/raspberry-pi-rp2350 Raspberry Pi 在 PCB 設計中的應用 將 Raspberry Pi 整合進 PCB 設計,為電子專案帶來全新的靈活性與功能性。Raspberry Pi 以其小巧體積與強大效能著稱,可無縫嵌入客製化設計的 PCB 中。Raspberry Pi 整合讓開發者能利用其 GPIO(通用輸入/......
May 07, 2026
產業應用
Arduino 與 PCB 全面整合指南
簡介 在電子領域中,Arduino PCB 是業餘愛好者與專業人士都不可或缺的關鍵元件。Arduino 微控制器平台徹底改變了 Arduino 的 PCB 設計方式,讓獨特且可自訂的 Arduino 電路設計成為可能。將 Arduino 與 PCB 結合,能為打造專門化的電子裝置開啟無限可能。本文深入探討 Arduino 與 PCB 的整合,聚焦於 Arduino 電路設計、客製化 Arduino PCB 的製作,以及 Arduino PCB 設計的進階技巧。無論您正在進行 DIY Arduino PCB 專案還是專業設計,掌握這些概念都是成功的重要關鍵。 1. Arduino 整合的威力 將 Arduino 與 PCB 整合,可大幅提升許多專案的效能。把 Arduino 微控制器嵌入 PCB,就能打造體積小巧、效率極高且符合特定專案需求的電路板。這種做法不僅能最佳化設計,還能提高最終產品的可靠性與耐用度。Arduino PCB 設計的關鍵要素包含佈局規劃、元件擺放與走線佈線。 從 Arduino 板佈局開始,您需要設計線路圖。這包括繪製 Arduino 與其他元件之間的連接。Arduino 線路......
May 07, 2026
產業應用
探索 ESP32 微控制器專案的強大威力
ESP32 微控制器因其強大的功能與多樣性,深受科技愛好者喜愛。它具備雙核心處理器、Wi-Fi 與藍牙,非常適合各種 DIY 與專業專案。本文將介紹一些精彩的 ESP32 專案,從智慧家庭到環境監測,讓你充分發揮這款微控制器的潛力。 使用 ESP32 實現智慧家庭 智慧家庭是 ESP32 最受歡迎的應用之一。內建的 Wi-Fi 與藍牙讓你能遠端控制裝置或自動執行家中任務。以下是用 ESP32 開始智慧家庭專案的方法: 選擇裝置:決定要自動化的家電,常見選擇包括燈光、恆溫器與監視器。 設定 ESP32:為 ESP32 燒錄 Tasmota 或 ESPHome 等韌體,這些與 Home Assistant 等平台相容。 連接裝置:使用繼電器與感測器將家電連接至 ESP32,複雜度依裝置而異。 編寫自動化程式:撰寫程式控制裝置,例如使用 MQTT 依時間或感測器資料開關燈。 整合語音助理:連接 Amazon Alexa 或 Google Assistant,實現免手動控制。 ESP32 精選 IoT 專案 物聯網(IoT)是 ESP32 專案大放異彩的領域,以下是可嘗試的精選 IoT 專案: 智慧恆溫器......
Apr 27, 2026
產業應用
精通 PCB 鍵盤:設計、客製化與效能的深入指南
簡介: 機械式鍵盤憑藉其精密的設計與高度客製化潛力,吸引著無數愛好者與工程師。PCB 佈局、軸體安裝方式與按鍵矩陣配置等因素,都深刻影響機械式鍵盤的性能與魅力。本文將深入探討 PCB 佈局最佳化、軸體種類與客製化技巧等關鍵面向,提供全面指南,協助你了解並提升機械式鍵盤的使用體驗。 PCB 佈局與設計 PCB 佈局對機械式鍵盤的性能至關重要。優秀的 PCB 佈局需要精準放置軸體,並有效率地佈線與設計焊盤。設計人員會使用 PCB 設計軟體繪製詳細佈局,確保軸體正確安裝並透過按鍵矩陣連接。最佳化 PCB 佈局與設計,可將電氣干擾降至最低,並最大化鍵盤功能。 在機械式鍵盤中,PCB 如同骨架。佈局必須仔細規劃,考量二極體、電阻及其他元件的位置。透過最佳化 PCB 設計,製造商能提升電氣性能,確保每次按鍵都能即時觸發。PCB 佈局也影響鍵盤外觀,整齊乾淨的走線能帶來賞心悅目的視覺效果。 軸體安裝與按鍵矩陣 軸體安裝是機械式鍵盤 PCB 設計 的基礎。機械軸需精準銲接於 PCB,以確保穩固的電氣連接。PCB 上的按鍵矩陣負責準確記錄按鍵觸發,避免鬼鍵與鍵位衝突。有效的電路設計與佈局最佳化,對打造靈敏且耐用的機......
Mar 30, 2026
產業應用
ESP32 微控制器全面指南:驅動物聯網創新
簡介 ESP32 微控制器迅速成為物聯網(IoT)領域的基石,為開發者與業餘愛好者提供多功能、強大且具成本效益的平台。本文深入探討 ESP32 的定義、其在各種應用中的使用方式,並提供範例以突顯其能力。憑藉其強大的功能組合,ESP32 不僅僅是另一款微控制器,更是 IoT 領域的遊戲規則改變者。 ESP32 定義: ESP32 是一款低成本、低功耗的微控制器,具備整合式 Wi-Fi 與雙模藍牙功能。由樂鑫科技(Espressif Systems)開發,ESP32 是其前身 ESP8266 的進化版,在處理能力、連線能力與多功能性方面均有顯著提升。它採用雙核心處理器,擁有豐富的周邊設備,並設計用於在各種 IoT 應用中高效運行。 ESP32 的廣泛應用: ⦁ 雙核心處理器: ESP32 擁有兩顆 Tensilica Xtensa LX6 微處理器,能夠處理複雜任務。 ⦁ Wi-Fi 與藍牙整合: 內建 Wi-Fi 與雙模藍牙(傳統藍牙與 BLE),使 ESP32 成為無線通訊的理想選擇。 ⦁ GPIO 與周邊設備: 該微控制器提供大量 GPIO(通用輸入輸出)腳位,並支援 SPI、I2C 與 UAR......
Mar 30, 2026
產業應用
穿戴式裝置的 PCB 組裝:技巧、材料與更多資訊
穿戴式電子產品——包括健康監測器、智慧手錶、AR/VR 頭戴裝置與生物感測器——是消費與醫療科技中最具變革性的創新之一。這些精巧的系統必須同時實現高效能、佩戴舒適與長效運作。這樣的組合對其核心印刷電路板組裝(PCBA)提出了獨特要求。 與傳統硬板不同,穿戴式裝置使用的 PCB 必須極薄、極輕且可撓。它們得承受持續彎曲、體溫與濕氣。 為滿足這些需求,工程師採用柔性印刷電路板(FPCB)或稱柔性印刷電路(FPC),以高效能聚醯亞胺(PI)薄膜製成,使電路在彎曲扭轉時仍保持電氣完整性與可靠度。 穿戴式電子裝置 JLCPCB 專精於製造單雙層柔性 PCB,並提供高精度的SMT 組裝服務,以迎接現代穿戴裝置的挑戰。 本文概述穿戴裝置 PCB 組裝的工程流程——從材料選擇到可靠度測試。 穿戴式 PCB 組裝的關鍵設計挑戰 為穿戴式裝置設計 PCB 是多面向的工程挑戰。空間、功耗與機械應力彼此競爭,從一開始就需要專門的設計對策。 穿戴式 PCB 必須同時具備機械適應性與電氣可靠度,因此設計優化從初始就至關重要。 設計挑戰 說明 工程對策 微型化 IC、感測器與射頻模組可用面積有限。 高密度互連(HDI)設計、微......
Mar 27, 2026
產業應用
分析 RAMPS:RepRap Arduino Mega Pololu Shield
RepRap Arduino Mega Pololu Shield(RAMPS)是一塊開源硬體擴充板,專為控制 3D 印表機而設計。它作為 Arduino Mega 2560 微控制器與 3D 印表機各種元件(包括步進馬達、加熱元件、冷卻風扇與感測器)之間的介面。其模組化設計將可插拔的步進驅動器與擠出機控制電路整合在一塊 Arduino MEGA 擴充板上,便於維護、零件更換、升級與擴充。 此外,只要將主 RAMPS 板維持在堆疊最上層,就能再添加多塊 Arduino 擴充板。RAMPS 為 RepRap(Replicating Rapid Prototyper)專案而開發,提供高效且經濟的 DIY 3D 印表機建造與控制方案。1.4 版是最新發布也最流行的版本,採用表面黏著電容與電阻,進一步涵蓋邊緣案例。本文將介紹這塊擴充板、其架構、基本電路、功能與介面單元。想更深入了解 PCB,請參觀 JLCPCB 工廠的製造流程。 特色: 具備笛卡爾機器人與擠出機介面 可擴充控制其他周邊 3 組 MOSFET 供加熱器/風扇輸出,3 組熱敏電阻電路 加熱床控制,附額外 11 A 保險絲 可安裝 5 塊 Po......
Jan 05, 2026
產業應用
醫療電子技術在醫療保健中的應用
為了提升人類的生活品質,醫療設備在進行侵入性手術時扮演關鍵角色。如今,每一項醫療設備至少都會使用一個感測器來進行健康監測。為了符合醫療電子嚴格的要求,各種感測器已被整合進來,用於診斷與治療突發疾病及生理障礙。醫療電子的演進速度不像其他消費性電子那麼快,因為我們不容許任何錯誤,寧可犧牲速度也要追求結果的準確性。因此,醫療電子不需要超高效能的處理器或顯示晶片。本文將探討一些醫療產業中使用的健康感測器及其應用。 1. 什麼是醫療電子? 根據定義,「醫療電子」是研究用於診斷與治療健康的電子儀器與設備的學科。它是應用於醫學與生物學的嵌入式系統設計。感測器在將醫療應用帶入現實世界中扮演主導角色。氣流、溫度、濕度、壓力轉換器、熱敏電阻等感測元件已被證明是執行醫療解決方案的必要項目。以下是電子在醫療領域的應用清單。 2. 穿戴式裝置在醫療電子中的角色: 現代最廣為人知的創新之一,就是電子在穿戴式裝置中扮演基礎角色。這包括眼鏡、智慧手錶、戒指,甚至衣物,都具備病患監測的潛力。穿戴式裝置的開發重點在於新型生物感測器,用於測量心率、體溫與睡眠習慣等。除了基本功能外,製造商在為穿戴式裝置選擇電子元件時,還需考量許多其他因......
Jan 05, 2026
產業應用
PCB 如何驅動消費性電子產品:應用與創新
快速變化的消費電子世界不斷演進與改良,使得上市時程總是充滿挑戰。除此之外,電子裝置持續微型化也加劇了這項挑戰,這代表必須不斷引進新技術,才能滿足日益增長的系統需求。創新產品激勵開發者推出體積更小、功能更強大的裝置,以因應未來先進應用的需求;他們深知,無論現在或未來,我們都能全面滿足其需求。 無線耳機、智慧手錶、智慧眼鏡、運動相機、擴增實境眼鏡、無人機等先進應用,如今已成為我們連網世界的首要產品,這一切都要歸功於先進的印刷電路板。憑藉這些技術,消費電子產業的 OEM 得以在產品中實現前所未有的速度、效率,當然還有微型化。 1. 消費電子用 PCB: 過去數十年間,我們日常使用的產品中包含 PCB 的數量急遽增加,且絲毫沒有放緩的跡象。消費電子讓生活更便利,我們也因此比以往更加緊密連結。這些裝置涵蓋通訊、簡化生活瑣事以及娛樂用途。想想你每天使用的產品,就會驚訝地發現其中有多少使用了 PCB。 2. 可攜式電子用 PCB: 可攜式電子產品形塑了我們的生活。從手機到車用 GPS,電子裝置在日常運作中占據穩固地位。我們期望它們在各種條件下都能正常運作,同時維持可接受的電池續航力與相當快的速度;而這一切都要歸......
Jan 05, 2026
產業應用
何謂物聯網裝置(IoT 裝置)?運作原理、類型與關鍵挑戰
物聯網 (Internet of Things, IoT) 透過讓日常物品能夠在網路上連接、溝通並分享數據,徹底改變了現代科技。「物聯網」一詞是指由連網裝置所組成的集體網路,以及促進裝置與雲端之間、或是裝置彼此之間溝通的技術。物聯網將日常「物品」與網際網路整合在一起。事實上,電腦工程師從 90 年代開始就一直在為日常物品添加感測器和處理器。 物聯網不只是透過無線連接開啟或關閉風扇開關或電燈。這些裝置已經改變了各個領域,包括醫療保健、農業、工業自動化和智慧家庭。 1. 什麼是物聯網裝置? 物聯網裝置是嵌入了感測器、軟體和網路連線能力的物理對象,使它們能夠收集和交換數據。這些裝置的範圍從簡單的智慧家庭用品(如恆溫器和照明系統),到複雜的工業機械和醫療設備。物聯網裝置是硬體設備,如感測器、小工具、家電和其他在網際網路上收集和交換數據的機器。它們針對特定應用進行編程,並可以嵌入到其他物聯網裝置中。物聯網不單僅限於家庭自動化。 例如,您汽車中的物聯網裝置可以識別前方交通狀況,並自動發送訊息給您即將見面的人,告知您的延誤情況。 2. 物聯網裝置如何運作? 不同的物聯網裝置可能有不同的功能,但它們在運作方式上都......
Jan 02, 2026
- 1
- 2