理解示意圖:設計逐步解說
1 分鐘
- 什麼是電路圖?
- 理解電路圖:
- 如何解讀電路圖
- 電路圖設計最佳實踐
- 從電路圖到 PCB 設計
- 結論
每個電子設計都基於一份電路圖。這份電路圖 是藍圖,顯示電子元件如何連接以形成電路。電路圖如同路線圖,指出電流與訊號將如何從輸入級流向輸出級。在實際製作 PCB(印刷電路板)之前,我們通常先設計電路圖。當需要修改電路時,主要工作先在電路圖層級完成,之後再依規格調整 PCB。此外,在電路運作與除錯時,電路圖與線路圖也扮演重要角色。
本文將檢視一份可實際運作的電路圖,其中結合了:電源、輸入處理、數位訊號處理器(DSP)、輸出級、LCD 顯示器,以及透過微控制器進行控制。這是一塊已完全測試並製作完成的 PCB,可供教學使用。理解電路圖的每個部分,也能讓你深入了解這份電路圖如何為PCB 設計提供指引。
什麼是電路圖?
電路圖是電子電路的符號化表示。它並非顯示實體外形或走線方式,而是使用符號代表電阻、電容、IC 與連接器等元件。電路圖用於佈線與印刷電路板(PCB)設計。線條表示電氣連接,對標示訊號、電壓與接地參考非常重要。在 PCB 設計流程中,電路圖階段(第一步)將設計的邏輯與功能定義到佈局或走線上。
理解電路圖:
這份電路圖 展示了一個音訊訊號處理系統,類比立體聲輸入經過調整後,由 DSP 處理。此外,使用 Arduino Nano 作為控制器,數值會顯示在 LCD 上,並輸出立體聲音訊供放大使用。為了完全理解,我們可依序檢視每個部分。讓我們逐一討論電路圖的各區塊:
1. 電源區塊
電源區塊為所有其他區塊提供乾淨且穩定的供電電壓。其中有一個 DC 插座,為電路提供穩定的 +12V 電源。一顆二極體用於反接保護,由於電流需求不大,我們使用 Arduino 的板載穩壓器。整個組件透過滑動開關控制 ON/OFF。
2. 輸入區塊
輸入區塊中的電阻(R1、R2)與電容(C10、C11)處理輸入的左右音訊通道(LIN、RIN)。LIN 與 RIN 是網路標籤,這些網路連接到數位訊號處理器的第 11 腳與第 15 腳。輸入端的電容用於去除直流偏移,電阻則用於平衡訊號位準與阻抗,為 DSP 階段的乾淨處理做好準備。
3. DSP(數位訊號處理器)
PT2313 IC 是一顆 28 腳的數位訊號處理器,用於處理音量、音調與聲道控制。
- 透過 I2C 線(SCL、SDA)與微控制器通訊。
- 接收音訊輸入(LIN、RIN)並產生處理後的音訊輸出(LOUT、ROUT)。
- 電容(C8、C9、C2)負責濾波與穩定。
這是設計的核心,負責數位化地操控聲音。
4. 輸出區塊
此處的電容(C1、C3、C5、C8)將處理後的音訊傳遞給外部放大器或喇叭,它們阻擋直流偏移並平滑訊號,以獲得清晰的聲音重現。在 PCB 佈線時,應妥善規劃走線,將通道間的雜訊耦合降至最低。
5. MCU 與控制區塊
Arduino Nano(U1)負責系統控制與通訊,透過 I²C 線(SCL、SDA)與 DSP 介接。它讀取按鍵或編碼器的輸入,並使用下拉電阻(R5、R6)確保邏輯穩定。此區塊確保使用者互動即時且可靠。
6. LCD 區塊
LCD 顯示系統參數、音量與輸入來源,透過 I²C 與 MCU 連接,簡化接線。SCL 與 SDA 為網路標籤,可在區塊間連接而無需實體走線。進行 PCB 設計時,LCD 連接器應靠近板邊擺放,以便觀看與操作。
如何解讀電路圖
電路圖分析電流與訊號如何從電源到輸入、處理,最終到輸出的流動路徑。電路圖可能包含多個電路區塊,通常由左至右或由上至下閱讀。電路常有重複模式。快速閱讀方法如下:
- 電源區塊:
從這裡開始。找出電壓源(VCC、+12V)與接地(GND)。檢查二極體與電容是否用於保護與濾波。 - 輸入區塊:
尋找標示 IN、LIN 或 RIN 的連接器。此處的電阻與電容用於濾波並為下一級準備訊號。 - 處理區塊(IC 或 MCU):
這是主要邏輯或訊號控制區塊,如 DSP 或微控制器。跟隨進入 IC 的輸入線,並注意 SDA 與 SCL 通訊線。 - 控制區塊:
包含連接到 MCU 的按鍵、編碼器或開關,供使用者控制(例如音量或輸入切換)。 - 輸出區塊:
處理後的訊號經由電容輸出至喇叭或外部連接器(標示 OUT、LOUT、ROUT)。
檢查流程:依此順序追蹤訊號:電源 → 輸入 → 處理 → 輸出。使用網路標籤與參考名稱(R1、C3、U2)來跟隨連接。
電路圖設計最佳實踐
- 透過將相關元件分組成功能區塊,保持清晰的階層結構。
- 務必為網路與元件命名,避免混淆並提升電路圖可讀性。
- 在每顆 IC 的 VCC 腳附近加上去耦電容。
- 確保電源與接地於整張電路圖保持一致。
- 適當標註元件值、料號與參考編號,維持設計清晰度。
從電路圖到 PCB 設計
電路圖開發與驗證完成後,便會轉入 PCB 佈局。使用方式如下:
- 產生網表:電路圖產生網表,傳遞所有電氣連接。。
- 元件擺放:依照邏輯流程在板上擺放元件。。
- 佈線: 繪製走線實際連接網路。
- 驗證: 電氣規則檢查(ERC)與設計規則檢查(DRC)進行驗證。
乾淨的電路圖將有助於 PCB 設計與文件化作業快速且可靠。
結論
電路圖不僅是一張圖,更是 PCB 背後的依據與智慧。徹底理解電路圖與工作原理後,你就能做出更好的電路板。本文範例使用 DSP,僅為設計導覽之用。尚有許多議題,如 SI/PI 分析與高速設計考量,都可透過電路圖與選用元件加以釐清。我們無需從頭設計整個電路,每顆 IC 都附有資料手冊與參考文件可解決問題。但將所有區塊以獨特且易理解的方式整合,才是挑戰所在。在此,我們嘗試從設計師角度將電路圖標準化。未來將帶來更多 PCB 與電路的設計導覽。
無論你是第一次畫電路圖,還是正在優化專業級 DSP 板,將想法變成高品質硬體從未如此簡單。透過 JLCPCB 一站式 PCB 製造與組裝服務,你能輕鬆將電路圖轉化為成品電路板,立即進行測試與部署。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......