先進印刷電路板封裝與整合
探索用於高密度封裝、微型化,以及多功能PCB整合的尖端技術。
精選貼文
先進封裝與整合
何謂 PCB 設計中的 Chip-on-Board (COB)?優勢與製造流程全方位指南
在本教學中,我們將詳細介紹「板上晶片封裝」(Chip On Board,簡稱 COB)的概念。如果你曾思考過廉價、耐用且緊湊的電子設備是如何製造的,答案就是 COB 技術。從晶片製造到原型開發及開發板製作,COB 都是一套完整的解決方案。 今天我們將深入探討 COB,並為電子產品小型化的未來提供具商業價值的見解。完成後的半導體晶圓會被切割成裸晶(Die),每個裸晶接著被物理性鍵合至 PCB 上。目前共有三種不同的方法可用於連接積體電路(或其他半導體元件)的接墊與 PCB 的導電佈線。隨著電子產業的成長,封裝技術也在進化。我們將學習這種創新的封裝技術如何徹底改變電子零件的整合方式。讓我們開始深入研究 COB 技術的細節! 1. 什麼是 Chip on Board (COB) PCB? 板上晶片封裝(COB)是一種用於 PCB 組裝電子零件的封裝方法。在這種方法中,電路板上配置的不是獨立的封裝元件,而是將裸露的積體電路(裸晶)直接連接在電路板表面。使用此技術可減少傳統陶瓷或塑料封裝的使用,進而縮小電子裝置的尺寸與重量。簡單來說,COB 是一種將積體電路直接附著(打線鍵合)於 PCB 並用環氧樹脂膠塊覆......
Jan 02, 2026
最新貼文
先進封裝與整合
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
Oct 14, 2026
先進封裝與整合
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
Oct 13, 2026
先進封裝與整合
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
Oct 09, 2026
先進封裝與整合
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
Aug 13, 2026
先進封裝與整合
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
May 29, 2026
先進封裝與整合
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
微型化的力量:表面黏著技術如何改變現代電子產業
什麼是表面黏著技術(SMT)? 表面黏著技術(SMT)是現代電子製造中最廣泛使用的 PCB 組裝製程,可將元件高速、高精度地直接放置在印刷電路板上。相較於傳統的穿孔組裝,SMT 具有更高的效率、更高的元件密度與更低的生產成本,無論是原型製作還是大量生產都非常適合。 透過先進的自動化 SMT 產線,製造商可實現一致的焊接品質、更緊湊的產品設計與更快的交期。在許多應用中,SMT 會與選擇性穿孔組裝結合,以滿足特定的機構與功率需求,確保最佳效能與可靠度。 SMT 與穿孔技術:PCB 組裝的關鍵差異 表面黏著技術(SMT)與穿孔技術(THT)是將元件安裝到印刷電路板(PCB)上的兩種主要方法。 SMT 將元件直接放置在 PCB 表面,可實現高密度布局與緊湊設計,通常使用自動取放機與迴焊爐進行組裝,非常適合現代大量電子製造。 穿孔技術則是將元件引腳插入電鍍孔並在板子背面焊接,這種方法在振動或機械應力下通常能提供更好的機械穩定性,適用於連接器、功率元件與航太應用。 雖然 SMT 在大多數消費與工業電子產品中占主導地位,但 THT 在需要更高機械強度或更易於手動維修的應用中仍然重要。 表面黏著元件(SMD)無法......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
DIY IoT Arduino PCB:為智慧專案打造客製化平台
踏上客製化 Arduino PCB 設計的驚險旅程,將為你開啟無限可能的大門,讓愛好者能夠打造獨一無二的解決方案,並將充滿創意的專案化為現實。這趟冒險包含深入探索 Arduino 電路圖設計、嚴謹的元件選擇、策略性的 PCB 佈局,以及擴充板相容性與電源設計等關鍵考量。在這趟令人振奮的旅程中,我們將特別深入探討如何將 Arduino Uno 與 ESP8266 模組整合,並使用廣受好評的設計工具 EasyEDA。 Arduino 電路圖設計 我們的旅程從深入 Arduino 電路圖設計開始,這裡提供逐步指南,教你如何將專案概念轉化為詳細的電路圖。本節將探討在電路圖上選擇與放置元件的細節,強調清晰且全面的設計是整個專案基礎藍圖的重要性。 圖 1: 客製化 Arduino 板元件選擇 選對元件就像為客製化 Arduino 專案挑選心臟與靈魂。讓我們拆解讓板子運作的關鍵角色: 1. ESP8266: - 這傢伙賦予我們的板子 Wi-Fi 超能力,讓 Arduino 能連上網路,並無線收發資料,做出酷炫應用。 2. ATMega328P SMD: - 認識我們的大腦。這顆微控制器就像指揮中心,執行任務並確......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
在 PCB 設計中為高效能電子產品優化 BGA 扇出
在高性能電子領域,球柵陣列(BGA)封裝因其高接腳密度與精巧尺寸而廣泛流行。然而,將 BGA 的訊號有效引出至 PCB 其他區域,特別是面對數百甚至上千接腳的元件時,仍充滿挑戰。本文將深入探討 PCB 設計中的 BGA 扇出(fanout)技巧,並介紹如何最佳化訊號走線、確保訊號完整性,同時維持穩定的製造流程。 1. 認識 BGA 扇出 BGA 扇出是將 BGA 封裝的焊球連接至 PCB 其他部分的佈線流程。此步驟攸關 BGA IC 與板上其他元件間的通訊效率。良好的扇出策略可最大化走線效率、降低訊號衰減,並滿足現代電子系統的性能需求。 2. BGA 扇出的挑戰 從 BGA 引出訊號面臨多項難題,包括: ● 高接腳密度:BGA 在極小面積內可容納數百甚至上千接腳,要在避免串音與阻抗不匹配的情況下完成走線極具難度。 ● 逃脫走線有限:可用來將訊號引出 BGA 區域的逃脫路徑數量有限,在多層板中易造成走線擁塞並提高設計複雜度。 訊號完整性顧慮:維持訊號完整性至關重要,特別是高速介面與敏感類比訊號。訊號殘段長度、阻抗匹配與導孔位置都會顯著影響訊號品質。 3. 最佳化 BGA 扇出的策略 為克服上述挑戰並......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
打造夢想中客製化鍵盤 PCB 的設計考量
打造夢想中的客製化鍵盤時,PCB 設計對整體體驗至關重要。只要全面考量各項設計細節並做出明智選擇,就能確保你的客製化鍵盤 PCB 符合獨特需求並發揮最佳效能。本文將帶你深入了解關鍵設計要點,協助你完成專屬的夢幻鍵盤 PCB。 優異鍵盤 PCB 設計的優勢 在鍵盤 PCB 設計領域,有效遠距工作能帶來諸多好處。首先,它讓專業人士自由掌控與個人化工作環境,進而提升生產力;其次,省去通勤時間,促進更健康的工作與生活平衡。透過聰明策略,即使遠端作業也能維持頂尖表現。 如何打造夢想中的客製化鍵盤 PCB 釐清你的鍵盤需求 決定適合你的鍵盤尺寸與配置(如全尺寸、無數字區、緊湊配置)。選擇能提供理想手感與聲音的軸體類型(機械軸、薄膜軸、混合軸)。考量額外功能,例如背光、可程式化或巨集支援。 鍵盤設計基礎 了解按鍵掃描的電氣矩陣排列方式,以及其對 PCB 設計的影響。 加入背光所需元件,如 LED 與對應驅動器。透過控制器晶片或韌體實現可程式化或巨集功能。 選擇合適元件 選擇符合設計且連接可靠的連接器。 挑選支援所需功能並與軸體相容的控制器晶片。 使用二極體防止鬼鍵或按鍵衝突,確保輸入準確。 鍵盤 PCB 的類型......
Apr 27, 2026
先進封裝與整合
BGA 與 LGA:了解差異並選擇合適的封裝
在電子元件的世界裡,封裝型式的選擇對於印刷電路板(PCB)的整體效能、可靠度與可製造性扮演著關鍵角色。在現代 PCB 設計中,BGA(球柵陣列)與 LGA(平面柵陣列)是兩種廣受歡迎的封裝型式。了解這兩種封裝的差異,對電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生以及電子與 PCB 設計領域的專業人士而言極具啟發性。本文旨在全面介紹 BGA 與 LGA 封裝,說明其特性、優勢,以及在選擇適合您 PCB 設計需求的封裝時應考量的要點。 BGA(球柵陣列)封裝: BGA 封裝是一種表面黏著技術,其底部具備陣列排列的焊球。這些焊球同時作為封裝與 PCB 之間的電氣與機械連接。BGA 封裝具備多項優點: a. 高密度與 I/O 能力:BGA 封裝相較於其他封裝型式,可提供更高的接腳數與 I/O 能力,適合用於複雜且高效能的應用。 b. 優異的熱效能:BGA 封裝的焊球具備良好的熱導性,能將積體電路(IC)的熱量有效散發至 PCB。 c. 提升的電氣效能:BGA 封裝提供更短的電氣路徑,降低電感與電容,進而改善訊號完整性並支援更高速的電氣效能。 LGA(平面柵陣列)封裝: LGA 封裝同樣屬於表面黏著技術,但底部並非焊......
Mar 26, 2026
先進封裝與整合
技術指導:BGA 設計規則
隨著電子產業的進步,晶片整合度持續提升,I/O 接腳數量迅速增加,功耗也隨之上升,使得積體電路封裝面臨更嚴苛的要求。為了滿足這一發展需求,球柵陣列(BGA)封裝技術應運而生。此技術在封裝基板底部製作陣列式焊球,作為電路的 I/O 介面,並將其連接至印刷電路板(PCB)。採用此技術封裝的元件屬於表面貼裝元件的一種。 BGA 封裝的應用: 然而,也出現了一些問題。讓我們看看下面的示意圖: 1. 為了間隙而修剪的 BGA 焊墊 2. 帶有開孔導通孔的 BGA 焊墊 使用傳統塞孔導通孔時的 BGA 能力: 使用高階普通/銅漿填孔式焊墊內導通孔的 BGA 能力: 環氧樹脂填孔或銅漿填孔技術的應用,使焊墊內導通孔成為 BGA 走線的最佳選擇。同時,多層板製造設備的進步,使得更精密的 BGA 焊墊得以實現。 提示: 焊墊內的導通孔無法塞孔,但可使用環氧樹脂或銅漿(銅漿具有更佳的導熱與導電性),然後在填孔後進行電鍍。 若採用上述填孔製程,建議導通孔(內徑)設計為 0.2 mm 或以上,焊墊(外徑)設計為 0.35 mm 或以上。詳情請點擊PCB 製造與組裝能力。 在多層板中,少量走線可窄至 0.076 mm(3 ......
Mar 26, 2026
先進封裝與整合
IC 封裝完整指南:類型、特性、PCB 設計規則與選型技巧
什麼是 IC 封裝? IC 封裝是將電子元件(如晶片、電晶體、電容、電阻等)封裝成特定形狀與尺寸的過程,使其能夠輕鬆安裝在 PCB 上並與電路連接。封裝不僅提供機械保護,還具備電氣連接與熱管理功能。 IC 封裝類型與尺寸 IC 封裝的類型與尺寸會依元件種類、功能與應用而異。以下為常見 IC 封裝類型及其大致尺寸: 表面貼裝封裝(SMT) QFP(四方扁平封裝) QFP(Quad Flat Package)在 PCB 上佔用較大面積,常用於 IC 與積體電路。常見尺寸有 7×7 mm、10×10 mm、14×14 mm 等,引腳數從數十到數百不等。 BGA(球柵陣列封裝) BGA 封裝通常具有球形焊墊,封裝間距一般介於 0.75 mm 至 1.0 mm,引腳數可從數十到數百。 特點:BGA 封裝適用於高效能晶片與大規模積體電路,具備良好的散熱與電氣性能。 SOIC(小外形積體電路) SOIC(Small Outline Integrated Circuit) 是一種常見的積體電路封裝,外形緊湊、引腳間距小,適用於中型積體電路。尺寸通常為 3×3 mm、5×5 mm、7×7 mm 等,引腳數一般為 8......
Mar 06, 2026
先進封裝與整合
設計鍵盤 PCB 的關鍵考量
什麼是鍵盤 PCB? 鍵盤 PCB 是一種承載鍵盤運作所需電子元件的電路板。它作為連接開關、微控制器及其他元件的基礎,讓使用者能夠輸入指令。鍵盤 PCB 的設計對其性能、可靠性與整體功能有著重大影響。 鍵盤電路板廣泛應用於日常生活中,如遙控器、車窗按鈕及電梯按鈕等產品。它們生產成本低,具備優異的導電性與耐磨性。按鍵表面覆有導電金油或碳油,可防止銅面在空氣中氧化。組裝時,會在按鍵區上方放置一顆金屬彈片(metal dome)。金屬彈片是一種用於觸覺開關的金屬凸起薄片,負責導通或斷開電路。當彈片被壓下時,會連接交叉的鍵盤線路;鬆開時,彈片回彈斷開連接,從而實現訊號傳輸或產品功能執行。 現在我們了解鍵盤的運作方式,接下來討論設計鍵盤時應注意的關鍵要點: 1. 按鍵尺寸與位置 按鍵的尺寸與位置應合理設計,以配合金屬彈片,並考量人體工學與使用便利性。間距過小或過大都會影響使用者體驗與操作準確度。 2. 避免短路 避免在按鍵區附近佈線裸露的銅線,以防金屬彈片受壓時造成短路。 3. 確保良好通風 確保按鍵區周圍有適當的氣流。若無通風,金屬彈片可能無法回彈,類似吸盤效應。 4. 保持按鍵區平整 按鍵區應保持平整。......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
電池 PCB 板:你需要知道的事
在電子世界中,電池 PCB 電路板肩負著重要任務。舉凡智慧型手機、筆記型電腦到電動車等眾多裝置都能見到它的身影。這塊電路板專門用來管理電力、保護電池,並確保裝置正常運作。讓我們深入了解電池 PCB 電路板是什麼,以及它為何如此重要。 1. 什麼是電池用的 PCB 電路板? 電池 PCB 電路板是一種特殊的電路板,用來連接裝置的電池與其他元件。它的主要功能是確保電池將電力正確送達各處,同時防止過充或過熱。若缺少這塊電路板,裝置與電池將無法正常運作。 筆電、手機與電動車等使用可充電電池的裝置,內部都裝有電池 PCB。這塊電路板能讓電池安全且正常地運作,避免裝置出現問題。 2. 電池 PCB 電路板的關鍵功能 電池 PCB 電路板具備多項重要功能,主要如下: ⦁ 分配電力:將電池的電力傳輸至裝置各部位,缺少此功能裝置將無法供電。 ⦁ 保護電池:防止過充與過放,延長電池壽命並確保使用安全。 ⦁ 監控電壓:持續檢測電池電壓,若電壓過高或過低,電路板會立即採取保護措施。 ⦁ 管理熱能:電池使用時會產生熱量,PCB 協助控溫,避免過熱造成損壞或危險。 ⦁ 平衡電芯:多電芯電池組中,PCB 確保各電芯均衡充電,延......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
QFN 封裝終極指南
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊點,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊墊而非傳統引腳,並配有散熱焊墊,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業。在眾多關鍵選擇中,QFN 始終是熱門方案。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。參閱我們最新的 PCB 製造流程指南。 什麼是 QFN 封裝? QFN 為 Quad Flat No-lead 的縮寫,意即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術,將矽晶片(ASIC)連接至印刷電路板(PCB)。顧名思義,這種封裝沒有傳統的引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊墊。此結構可提升電氣與熱效能,因而廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成: QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝的支撐結構。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路基板。 焊線:通常由銅或金製成,用於連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕功......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
什麼是板上晶片(COB)技術:完整指南
在本教學中,我們將深入了解「板上晶片」(Chip On Board,簡稱 COB)的詳細概念。如果你曾想過更便宜、更耐用且更小巧的電子裝置是如何製造的,答案就是板上晶片技術。板上晶片是一種從晶片製造到原型製作與開發板的解決方案。 今天我們將深入探討 COB,並提供對電子微型化未來的有益見解。完成的半導體晶圓會被切割成晶粒,每顆晶粒再被實體黏合到 PCB 上。我們使用三種不同的方法來連接積體電路(或其他半導體裝置)的端點焊墊與印刷電路板的導電走線。隨著電子技術的發展,封裝技術也不斷演進。我們將了解這項創新的封裝技術如何革新電子元件的整合方式。現在就讓我們開始,回顧板上晶片技術的細節吧! 什麼是板上晶片 PCB? 板上晶片(COB)印刷電路板是一種將電子元件組裝於 PCB 板上的封裝方法。在這種方法中,板上不會配置個別元件,而是將裸晶積體電路直接連接到板子表面。這項技術減少了舊式封裝技術(如陶瓷或塑膠封裝)的使用,使電子裝置與專案體積更小、重量更輕。板上晶片(COB)是一種電路板製造方法,積體電路直接(以打線方式)黏著在印刷電路板上,並以一團環氧樹脂覆蓋。 COB 省去了個別半導體裝置的封裝,將兩層電......
Jan 05, 2026
先進封裝與整合
何謂 PCB 設計中的 Chip-on-Board (COB)?優勢與製造流程全方位指南
在本教學中,我們將詳細介紹「板上晶片封裝」(Chip On Board,簡稱 COB)的概念。如果你曾思考過廉價、耐用且緊湊的電子設備是如何製造的,答案就是 COB 技術。從晶片製造到原型開發及開發板製作,COB 都是一套完整的解決方案。 今天我們將深入探討 COB,並為電子產品小型化的未來提供具商業價值的見解。完成後的半導體晶圓會被切割成裸晶(Die),每個裸晶接著被物理性鍵合至 PCB 上。目前共有三種不同的方法可用於連接積體電路(或其他半導體元件)的接墊與 PCB 的導電佈線。隨著電子產業的成長,封裝技術也在進化。我們將學習這種創新的封裝技術如何徹底改變電子零件的整合方式。讓我們開始深入研究 COB 技術的細節! 1. 什麼是 Chip on Board (COB) PCB? 板上晶片封裝(COB)是一種用於 PCB 組裝電子零件的封裝方法。在這種方法中,電路板上配置的不是獨立的封裝元件,而是將裸露的積體電路(裸晶)直接連接在電路板表面。使用此技術可減少傳統陶瓷或塑料封裝的使用,進而縮小電子裝置的尺寸與重量。簡單來說,COB 是一種將積體電路直接附著(打線鍵合)於 PCB 並用環氧樹脂膠塊覆......
Jan 02, 2026
- 1
- 2