什麼是防焊層,它如何影響您的 PCB 設計?
1 分鐘
- 防焊油墨的用途是什麼?
- 防焊油墨的種類
- 防焊油墨的應用流程
- 選擇防焊油墨的考量因素
- 常見防焊油墨缺陷與對策
- 防焊油墨與 PCB 設計
- 結論
防焊油墨(solder mask)在 PCB 製造中或許不是最刺激的話題,但絕對是最關鍵的一環。若沒有適當的防焊層,您的印刷電路板(PCB)可能出現短路、橋接、腐蝕等昂貴又耗時的問題。因此,若想確保電子產品的品質、可靠性與壽命,您必須徹底了解防焊油墨——從其用途、種類到應用與設計實踐。在本終極指南中,我們將用清晰的說明、視覺輔助與實際案例,帶您掌握所有必備知識。無論您是經驗豐富的工程師還是好奇的業餘玩家,都能獲得寶貴見解與實用技巧,提升對防焊油墨的理解並取得更好的成果。現在,就讓我們一起潛入防焊油墨的迷人世界,揭開它的秘密!
防焊油墨的用途是什麼?
在深入細節之前,先釐清防焊油墨的目的與優點。簡單來說,防焊油墨是一層薄薄的聚合物材料,用來覆蓋並保護 PCB 上的銅箔線路,免受灰塵、濕氣與高溫等外部因素侵害。防焊層也提供絲印與元件之間的視覺對比,方便檢修。此外,它能提升可焊性,阻止焊錫流到非預期區域,避免橋接與短路。
防焊油墨的主要功能之一是保護銅箔線路免受外部因素影響,並確保 PCB 的可焊性。例如,灰塵與髒汙會累積在銅箔上,降低導電性,導致訊號損失或雜訊;濕氣則可能腐蝕銅箔,使其斷裂或弱化,造成間歇性或永久性失效。在銅箔上覆蓋防焊層,就能阻擋這些外部因素,同時維持導電性與完整性。
防焊油墨的另一項功能是防止相鄰銅箔線路或焊墊之間的橋接與短路。當焊錫塗抹在焊墊上時,會流向濃度最高或熱阻最低的地方,可能因此在 PCB 不同區域間形成不必要的連接。利用防焊油墨定義焊錫該流與不該流的區域,就能避免這些意外連接,確保 PCB 的可焊性。
防焊油墨也提供絲印與元件之間的視覺對比,有助於檢修。選用對比鮮明的防焊顏色(最常見為綠色或紅色),可更容易辨識 PCB 上的不同元件與部位,尤其當它們重疊或交叉時,能節省故障排除或維修的時間與精力。
最後,防焊油墨能提升 PCB 的可焊性,阻止焊錫流到非預期區域,避免橋接與短路。若沒有防焊層,銅箔線路與焊墊將完全裸露,焊錫可能隨意流動並在 PCB 上形成橋接與短路。覆蓋防焊層後,可形成均勻表面,促進焊接流程,減少不同區域間的橋接與短路。
防焊油墨的種類
了解用途與優點後,我們來看看有哪些不同類型的防焊油墨。主要有三種:
- 液態感光防焊油墨(LPSM)
- 乾膜防焊油墨(DFSM)
- 熱固化防焊油墨(TCSM)
液態感光防焊油墨(LPSM)因多功能、易操作與低成本而成為最常用類型。LPSM 通常以液態塗佈於 PCB,再透過光罩進行 UV 曝光,定義固化與非固化區域。曝光後,以顯影液去除未曝光區域的殘留液體,留下固化防焊層。LPSM 適用於單面與雙面板,可用 UV 或熱固化。
乾膜防焊油墨(DFSM)以乾膜形式透過熱壓貼合於板面。DFSM 多用於高密度、細間距圖案的板子,因為 LPSM 可能無法提供足夠的解析度或精度。DFSM 也可用於多層板,在鑽孔前先完成防焊。然而,DFSM 成本與工時高於 LPSM,且需專用設備與技術。
熱固化防焊油墨(TCSM)以液態塗佈後,透過加熱加壓固化。TCSM 常用於高溫應用,LPSM 或 DFSM 可能無法承受熱應力或化學影響。TCSM 的耐化學性也優於其他類型,適合嚴苛環境或腐蝕性物質。然而,TCSM 成本更高,且需更多時間與資源進行塗佈與固化。
防焊油墨的應用流程
認識種類後,我們來看如何將防焊油墨應用到 PCB。流程通常分三大階段:表面處理、印刷、固化。
表面處理是第一步,需清潔並準備板面,確保防焊油墨附著與固化良好。視防焊與板材類型與狀況,可能包含除油、刷磨、蝕刻與水洗。
印刷是第二步,透過鋼板或網版將防焊油墨均勻塗佈於板面。液態防焊會被均勻刮印;若是 DFSM,則以乾膜形式熱壓貼合。
固化是最終階段,透過 UV 光、熱源或兩者結合,啟動固化反應;某些情況還需加壓。固化參數依防焊類型與廠商而異,溫度、時間與壓力需求也不同。
選擇防焊油墨的考量因素
了解種類與流程後,我們來看如何挑選合適的防焊油墨。選擇標準依專案需求與限制而異,常見考量包括:
與 PCB 材料的相容性:防焊油墨須與板材及用途相容,才能確保附著、固化與性能。
顏色選擇:需提供足夠顏色與對比,方便檢修,同時符合專案美觀需求。
耐熱性:須能承受專案的溫度範圍與循環,不熔化、龜裂或分層。
耐化學性:須能抵抗化學暴露與腐蝕,不降解或影響 PCB 性能。
常見防焊油墨缺陷與對策
儘管防焊油墨極為重要,仍可能出現影響品質與可靠性的缺陷。常見問題包括針孔、分層、過度固化與固化不足。
針孔是固化後表面的微小孔洞,可能使底層銅箔裸露。原因包括表面處理不當、固化參數錯誤或污染。預防方法:確實清潔表面、均勻塗佈防焊,並依建議溫度與時間固化。
分層指防焊與焊墊/線路從板面剝離,可能導致裸露或斷路、短路。原因包括附著不良、固化不當或熱/機械應力。預防方法:確實表面處理、選用附著力佳且相容的防焊,並避免劇烈溫壓變化。
過度固化指防焊過硬,導致脆化、龜裂或收縮。原因包括過高溫度、過長 UV 曝光或參數設定錯誤。預防方法:遵循建議的溫度、時間與壓力,避免過度能量暴露。
固化不足指防焊未完全硬化,表面仍黏膩或柔軟。原因包括熱量不足、UV 曝光不足或參數不當。預防方法:確保固化條件正確,並在進入下一生產階段前檢查防焊品質與附著力。
防焊油墨與 PCB 設計
防焊油墨會影響 PCB 設計的各個面向,如佈線、走線與元件擺放。
佈線:防焊會限制銅箔線路與焊墊的間距與寬度。設計時需考量防焊的最小/最大間隙與寬度,確保銅箔被適當覆蓋。避免將元件或導孔放得太靠近彼此或板邊,以免影響防焊塗佈與附著。
走線:防焊開窗位置與尺寸會定義銅箔可連接與不可連接的區域。走線時應確保開窗正確,使銅箔連接無誤,避免橋接或短路。亦避免走線或焊墊太靠近板邊,以免干擾防焊塗佈與附著。
元件擺放:防焊開窗大小與形狀會限制封裝的空間與方向。擺放時需確認開窗能讓元件正確焊接,且無干涉或對位問題。避免元件過於靠近板邊或彼此,以免影響防焊塗佈與附著。
結論
防焊油墨在電子製造中或許不是最熱門的話題,卻極為關鍵。缺乏適當防焊,您的印刷電路板可能遭遇短路、橋接、腐蝕等昂貴又耗時的問題。在本終極指南中,我們從用途、種類到應用與設計影響,全面解析防焊油墨。希望這些見解與技巧能幫助您提升技能,在 PCB 設計中獲得更好成果。請記住,防焊油墨不只是裝飾或事後補救,而是高品質、可靠 PCB 的關鍵組成。投入時間與心力學習並精通它,您將在未來多年受益無窮。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......