PCB 絲印:您需要知道的一切
1 分鐘
絲印是 PCB 的最上層,在 PCB 製造流程中,加上絲印是最後一道步驟。此層透過油墨標記來識別 PCB 元件、測試點、符號、商標及其他重要資訊。絲印在協助製造商與設計者透過 PCB 上的註解輕鬆辨識元件方面,扮演關鍵角色。
絲印油墨是一種特殊配方的非導電環氧樹脂,有多種顏色,業界最常見為黑色與白色。PCB 設計軟體通常對絲印層採用標準字體,但設計者亦可依需求選用其他字體。本文將探討絲印的重要性、設計準則、實用技巧,以及如何將自訂字體加入絲印層。查看 JLCPCB 工廠完整 PCB 製造指南。
什麼是 PCB 絲印?
想像道路與街道缺乏方向/距離文字與地標,是否毫無意義?PCB 絲印就如同地標與文字,提供各電路節點、零件及其他電路的文字資訊。絲印主要用於標記測試點與註解元件前綴名稱,可在製程中透過類似防焊層的 UV 液態感光成像製程完成;若需極細線寬,製造商可能改用「直接圖例印刷」替代方案。
PCB 絲印應包含哪些內容?
以下資訊應納入 PCB 絲印:
- 列印公司商標、設計者/製造商名稱
- 警示符號,例如高壓
- 版本號碼,如 Ver1.0、V2.0、V3.0、V4.0 等
- 測試點
- 元件編號與方向
- 連接器腳位定義,特別是排針
在高密度電路板上,上述資訊可能非常擁擠;本文後段將介紹整理絲印標記的方法。上圖為包含部分上述資訊的 PCB 組裝板範例。
業界標準產品絲印標記:
法規標記表示 PCB 設計符合特定規範或已通過檢驗。常見標記包括 RoHS、FCC、CE 與電子廢棄物回收符號,通常見於符合標準的消費與商用產品。另一重要標記為 UL 符號,代表設計由通過 UL 認證的設施製造與組裝,符合 UL 796 與 UL 94 安全標準。這些標記確保產品符合產業與安全要求。
如何整理絲印:
在高密度設計中,參考位號與其他絲印標記可能重疊。面對微型化與緊湊板需求,幾乎不可能納入所有資訊,因此需清理並重新排列部分位號,避免重疊、易於閱讀並清楚指示元件位置。可將部分位號置於離元件較遠處,避免絲印覆蓋焊墊、貫孔與裸露線路。
請依下列優先順序安排標記:
- 先處理法規需求:RoHS、無鉛、安全等級及其他 IPC 標準。
- 考慮製造商識別:PCB 序號、標籤與商標。
- 優先組裝輔助:極性與放置指示。
- 考慮元件位號與名稱。
- 考慮測試點與跳線指示。
依上述指南優先排序,即使在小板上也能最大化 PCB 識別與標記效果。
PCB 絲印製作的不同方法:
PCB 絲印印刷有幾種方法,包括:
網版印刷: 最常見的 PCB 絲印製作方法,使用細網目將圖案轉印至 PCB。
噴墨印刷: 使用噴墨印表機直接將絲印噴印於 PCB,印表機配備特殊噴頭可在 PCB 表面列印。
雷射印刷: 使用雷射將絲印蝕刻至 PCB,雷射依電腦設計燒除 PCB 表面形成絲印。
網版印刷為最普遍且被大量製造商採用的方法,完整絲印流程如下。
PCB 網版印刷流程:
PCB 網版印刷係將非導電油墨(通常為白、黑或黃色)塗佈於板面,用以標示元件、測試點及其他重要標記。從設計到成品的所有步驟如下:
1. 設計準備: 在 PCB 設計軟體建立絲印層並轉出 Gerber 檔,該檔案包含所有 PCB 相關資訊。
2. 網版準備: 將步驟一的設計列印於透明紙,再依實際 PCB 所需外觀將其置於乾燥絲網上。
3. 印刷: 將絲網置於板面並用透明膠帶固定設計,再以刮刀將油墨透過網版刮印至 PCB。
4. 固化: 將板面設計送入 UV 機,另一側以不透明材料遮蓋,透過 UV 光或加熱固化油墨。
5. 品質檢驗: 檢查板面標記是否清晰準確。
此流程可快速識別元件並協助組裝與除錯。了解更多 PCB 設計,請參閱我們的 PCB 製造終極指南。
PCB 絲印類型:
PCB 製造主要使用兩種絲印製程:
- 手動網版印刷
- 液態感光成像 (LPI)
- 直接圖例印刷 (DLP)
各方法特性、優缺點不同,應用取決於 PCB 設計的具體需求。
1. 手動網版印刷: 使用模板手動塗佈油墨,簡單設計成本低,但複雜 PCB 精度較差。流程包括:
- 在網版塗佈感光乳劑
- 透過設計正片曝光
- 洗去未曝光乳劑形成模板
- 透過模板將油墨刮印至板面
2. 液態感光成像 (LPI): 將感光液態環氧樹脂塗佈於 PCB,再透過載有圖例的底片以紫外光曝光,形成精細標記,適合高密度板。然而製程較耗時且成本高,需 UV 曝光與顯影,增加製造時間與材料費用。
3. 直接圖例印刷 (DLP): 使用噴墨技術直接將油墨噴印於 PCB,速度快、精度高,無需模板,為現代 PCB 生產首選。因無需底片與 UV 曝光,可大幅縮短製造時間,但解析度不及 LPI,且絲印耐久性較低,不適合高耐久需求。
各方法在成本、精度與複雜度上各有優勢。
JLCPCB 絲印印刷製造備註:
線寬與間距:
為使絲印清晰,文字線寬與字母間距不得小於 0.15 mm,高度不得小於 1 mm,建議寬高比 1:6。
重疊與優先順序:
當絲印與開窗重疊時,將優先保留開窗,即忽略絲印僅製作開窗。若需保留開窗上的絲印,請於備註欄註明,以便工程師與工廠特別處理。
鋁基板絲印:
目前鋁基板支援白與黑兩色絲印:綠色與黑色防焊油墨使用白色絲印,白色防焊油墨使用黑色絲印。注意:裸鋁表面不建議印絲印,因附著力低易脫落。了解更多 PCB 下單與檔案格式,請參閱檔案格式說明。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......