了解電子設計中創建電路圖的流程
1 分鐘
- 電子學中的電路圖是什麼?
- 電路圖中的關鍵元件
- 繪製電路圖的工具
- 精確電路圖設計對 PCB 佈局的重要性
- 繪製電路圖的步驟
- 電路圖設計最佳實踐
- 電路圖設計的應用
- 選擇合適的電路圖設計工具
- 電路圖設計的挑戰
電子設計高度依賴繪製電路圖,因為電路圖顯示了如何組裝電路與系統。電路圖透過電氣連線描繪電子系統中各元件之間的連接關係,協助工程師在整體設計流程中進行構思與規劃。不論是簡單電路或複雜電子系統,繪製電路圖都能確保一切正確,便於除錯,並促進製造商與工程師之間的溝通。
本文將說明為何需要繪製電路圖、應採取的關鍵步驟、可使用的工具,以及確保設計成功的最佳做法。
電子學中的電路圖是什麼?
電路圖以圖形方式呈現電子電路,內容包含電阻、電容、二極體與電晶體及其電氣連接。與實際的接線圖不同,電路圖並不顯示零件的實體位置,而是揭示它們在電路中的邏輯連接與互連關係。
透過標準符號,電路圖能簡化最複雜的系統,方便工程師與設計師交流想法。在電子設計中,電路圖也極為重要,因為它能在組裝前就發現問題。
電路圖中的關鍵元件
要繪製結構良好的電路圖,必須正確呈現各種元件。以下是電路圖中常見的關鍵元件:
· 電阻:
電阻在電路中以鋸齒線或矩形表示,用來限制電流流動。
· 電容:
電容以兩條平行線表示,可在電路中儲存與釋放電能,對濾波、穩壓與電壓平滑化至關重要。
· 電感:
電感為線圈狀導線,可儲存磁場能量,常用於濾波器、變壓器及其他儲能裝置。
· 二極體:
二極體以三角形指向一條線表示,顯示電流方向,僅允許電流單向流動並阻止反向電流。
· 電晶體:
電晶體依 NPN 或 PNP 類型有不同的圖示,是切換與放大訊號的關鍵元件。
繪製電路圖的工具
在現代電子設計中,專業軟體可簡化電路圖繪製流程。以下是常用的電路圖繪製工具:
· Eagle PCB:
Eagle PCB 以易用著稱,其直覺的介面與元件庫讓繪製與修改電路圖變得簡單,廣泛應用於業餘與專業電子設計。
· KiCad:
KiCad 為開源工具,適合初學者與資深工程師,提供 3D 檢視、PCB 佈線與電路圖文件化所需的所有功能。
· Altium Designer:
Altium Designer 為高階工具,深受專業工程師喜愛,在同一平台整合模擬、PCB 規劃與電路圖設計,因其進階功能,特別適合高效能與複雜電路。
· OrCAD:
OrCAD 為另一強大的電路圖設計工具,支援模擬、分析與詳細設計,廣泛用於需要精確與複雜電子設計的產業。
精確電路圖設計對 PCB 佈局的重要性
電路圖是印刷電路板(PCB)設計的關鍵環節,直接影響最終 PCB 的效能與可靠性。
工程師可透過繪製精確且詳細的電路圖達成以下目標:
· 減少設計錯誤:
良好的電路圖可減少 PCB 佈局錯誤,零件擺放或連接錯誤可能導致昂貴的設計失誤。
· 改善溝通:
電路圖讓製造商、設計師與工程師之間能夠有效溝通,確保所有人對電路有清晰理解。
· 簡化除錯:
測試出現問題時,電路圖可作為參考,簡化除錯流程,快速定位並修正問題。
繪製電路圖的步驟
以下為繪製電腦設計電路圖的步驟:
· 定義需求:
開始繪圖前,先列出電路所需的所有零件、電源需求與輸入/輸出連接。
· 收集元件:
從所選電路圖設計工具的元件庫中取得所需零件,確保所選零件可採購且符合設計需求。
· 連接元件:
將所有零件放置於電路圖編輯器後,使用連線工具依邏輯連接。遵循接地與訊號走線等標準設計慣例,並確保所有連接正確。
· 驗證連接:
完成設計後,執行電氣規則檢查(ERC)以確保無錯誤,例如未連接的接腳或錯誤連接。許多設計工具內建測試功能以驗證電路圖功能。
· 標註電路圖:
為電路圖中的每個零件加上清晰的名稱、註解與參考編號,有助於 PCB 佈線階段及與製造商溝通時保持清晰。
· 完成並匯出:
確認無誤後,將電路圖儲存為 PCB 設計工具可讀取的格式,通常包括產生網表(netlist),作為 PCB 規劃的輸入。
電路圖設計最佳實踐
遵循以下最佳實踐,確保電路圖設計品質:
· 使用標準符號:
始終使用標準元件符號,讓他人易於理解您的設計。
· 邏輯排列元件:
依功能邏輯排列元件,將相似元件集中,提升可讀性與效率。
· 減少交叉線:
使用標籤或謹慎擺放元件以減少交叉線,使圖面更清晰。
· 加入清晰標籤:
清楚標示所有網路、電源連接與元件數值,確保 PCB 佈線與製造過程清晰。
電路圖設計的應用
電路圖設計在許多產業中都是關鍵環節,以下是一些實際應用案例:
· 航太系統:
工程師使用電路圖設計航太系統的電源管理、通訊與導航電路。航太電路極為複雜且需高度精確,電路圖確保所有元件在危險環境中完美協作,保障安全與效能。
· 電信:
電信公司利用電路圖設計訊號處理、資料傳輸與網路建構電路。即使在行動網路與衛星系統等高頻環境中,設計良好的電路圖仍是可靠通訊路徑的基礎。
· 再生能源系統:
太陽能逆變器與風機控制器等綠能解決方案需詳細電路圖以確保能源轉換與儲存效率。精確的電路圖設計是這些永續系統最佳化與最小能量損耗的關鍵。
· 消費型機器人:
在消費型機器人中,電子系統負責運動、感測與 AI 整合,電路圖設計至關重要。工程師透過詳細電路圖設計可靠處理資料與執行指令的電路,提升現代機器人的實用性。
選擇合適的電路圖設計工具
選擇電路圖設計工具時,應考量您的經驗、預算與專案複雜度。以下為參考要點:
· 易用性:
Eagle PCB 與 KiCad 等工具介面友善,功能實用,適合業餘者與小型專案。
· 進階功能:
Altium Designer 或 OrCAD 提供進階模擬、分析與佈線功能,適合商業與工業級複雜設計。
· 成本考量:
KiCad 等開源工具成本較低且功能齊全;Altium Designer 等高階工具價格較高,但功能更豐富。
電路圖設計的挑戰
電路圖設計可能面臨以下挑戰:
· 元件取得:
部分元件可能難以取得或交期長,影響設計進度。
· 複雜電路設計:
電路日益複雜,維護電路圖變得困難,容易出錯。
· 電源與接地層管理:
高速電路中,電源與接地走線必須正確佈局,否則可能導致效能問題。
繪製電路圖是電子設計的核心技能,能視覺化、規劃並實現電路。透過遵循最佳實踐與使用合適工具,工程師可繪製出精確且實用的電路圖,進而實現成功的 PCB 設計與可靠的電子系統。無論是航太、電信、綠能或消費型機器人,細緻的電路圖設計都是實現高效能創新的關鍵。隨著科技進步,電路圖繪製仍將是電子專業人員必備的核心能力。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......