印刷電路板組裝(PCBA)品質管制與測試
探討印刷電路板組裝(PCBA)的品質管制與測試實務,涵蓋檢查方法、電性測試、缺陷偵測與可靠度驗證。
精選貼文
品質管制與測試
PCB 失效分析:了解原因與解決方案
印刷電路板(PCB)失效分析對於找出並解決導致電子設備停止運作的問題至關重要。PCB 極為複雜,具有多層相互作用的電路,因此很難理解故障原因。一個受損的元件可能導致整個系統癱瘓。透過進行失效分析,製造商可以提高 PCB 設計的可靠性,並防止問題再次發生。 本文深入探討 PCB 失效分析的重要性,介紹常見的失效原因、失效類型,以及進行分析的最佳方法,以確保電子產品的安全性。 1. 什麼是 PCB 失效分析? PCB 失效分析是研究印刷電路板無法正常運作的原因。這項研究對於提高產品可靠性並降低昂貴召回或現場故障的風險非常重要。PCB 對電子設備的性能至關重要,因此了解其失效方式有助於設計師在未來開發出更好的產品。 一次完整的失效分析包括多個步驟,如實體檢查、使用診斷工具,以及在實驗室進行詳細測試。透過這類研究,工程師可以修改設計或製程,以防止再次發生失效。 2. PCB 失效的常見原因 印刷電路板可能因多種原因失效,包括材料問題與環境壓力。最常見的原因如下: 材料缺陷:使用低品質材料製造 PCB 可能導致銅箔損壞或分層等問題。使用不符合標準的基材或銅層會增加長期可靠性的風險。 焊接問題:不正確的焊接可......
Jan 05, 2026
最新貼文
品質管制與測試
離子污染管控:ROSE與SIR PCB潔淨度檢測
車規電控、醫療植入周邊設備、海上風電與儲能系統,服役環境濕熱且壽命以十年計,PCB表面輕微的離子殘留就會在濕氣加持下誘發漏電、電化學遷移與枝晶生長,客訴表現是間歇性死機、絕緣電阻緩慢崩塌,排查起來毫無頭緒。近年主機廠審核供應商時,PCB cleanliness testing從加分項變成了準入證。 業內評估PCB ionic contamination主要兩條路:ROSE測試(溶劑萃取電阻率法)給出污染的總量指標,SIR測試(surface insulation resistance test)模擬濕熱偏壓下的實際漏電後果。前者快而粗,後者慢而真,只做ROSE越來越難通過車規客戶的審核。 一、兩種檢測的物理原理差異 ROSE測試執行IPC-TM-650 2.3.25:把樣板浸入75%異丙醇與25%去離子水的混合液,恆速攪拌萃取表面可溶離子,連續監測萃取液電阻率變化,換算成氯化鈉當量濃度,單位μg/cm²。傳統判據是1.56μg/cm²(約等於每平方英寸10μg),來自上世紀八十年代軍工清洗規範。 SIR測試執行IPC-TM-650 2.6.3.7及IPC-9202/9203:在標準梳型測試板(叉指......
Sep 22, 2026
品質管制與測試
使用萬用電表辨識電晶體腳位:完整逐步指南
正確辨識電晶體腳位,是每位工程師、電子愛好者與電機電子相關學生在將雙極性接面電晶體(BJT)放入電路前,最先需要檢查的事項之一。若基極、集極或射極判斷錯誤,可能會在第一次上電時損壞元件,或讓原型板在沒有明顯跡象的情況下完全無法運作。 本指南說明在沒有資料表可用時,如何使用萬用電表辨識電晶體腳位。這個方法之所以有效,是因為 BJT 內部由兩個共用同一個基極的 PN 接面構成,結構與二極體中的接面相同。也正因如此,萬用電表的二極體測試模式才是適合用來判斷腳位的工具。 讀完本文後,您將能夠: 找出未標示電晶體上的基極腳位 判斷電晶體是 NPN 還是 PNP 辨識集極與射極 了解 SOT-23 與其他 SMD 封裝所帶來的額外風險 圖:NPN 與 PNP 電晶體符號,顯示基極、集極與射極端子。 測試前先了解電晶體腳位 什麼是基極、集極與射極? BJT 有三個端子: 基極(B):控制端子。此處的小電流會使電晶體導通,並允許更大的電流在集極與射極之間流動。 集極(C):依電晶體類型不同,負責讓較大的電流流入或流出電晶體。 射極(E):電流在回到電源供應端的過程中,會從此端子流出(NPN)或流入(PNP)。 在......
Aug 19, 2026
品質管制與測試
IPC-A-600、IPC-A-610與J-STD-001權責邊界與實務應用
重點摘要 IPC-A-600:適用於未組裝PCB裸板,重點檢查外觀、基材內部完整性及金相切片等可接受性條件。 IPC-A-610:適用於完成組裝的PCBA,作為焊點形貌、元器件貼裝與典型組裝缺陷的外觀驗收依據。 J-STD-001:管控焊接材料、熱工藝參數、人員資格與生產環境,補足IPC-A-610未涵蓋的製程要求。 權責邊界:裸板缺陷通常追溯板廠,組裝外觀缺陷追溯EMS製程,焊接材料與製程違規則依J-STD-001判定。 實務應用:採購文件與生產圖紙應明確標註標準版本及Class等級,並事先約定驗收依據與文件優先順序。 電子製造供應鏈體系中,PCBA測試失效引發的權責歸屬爭議極為常見:裸板製造商主張出廠板材符合驗收規範,EMS組裝廠強調焊接製程參數全程受控,品牌端品管則依據顯微觀測到的細微瑕疵提出拒收訴求。終止此類無休止技術爭議的核心路徑,是回歸業界公認的檢驗與製程標準。在IPC(國際電子工業聯接協會)的龐大標準體系內,三項核心文件構成了硬體製造的品質法理基礎。釐清三者的適用層級與權責邊界,是硬體研發與品質工程師的必備專業能力。 一、IPC-A-600:裸板可接受性的檢驗基準 在任何元器件貼裝工......
Aug 19, 2026
品質管制與測試
細間距封裝下的測試難題:JTAG邊界掃描的實務細節
重點摘要 測試方式轉變:JTAG 邊界掃描捨棄外部物理探針,利用晶片內建的邊界掃描單元完成高密度 PCBA 的板級互連檢測。 IEEE 1149.1:透過 TCK、TMS、TDI、TDO 四線 TAP 存取端口,把測試向量送入晶片內部的邊界掃描單元,定位開路、短路及引腳電平卡死等缺陷。 BSDL 文件:BSDL 記錄晶片的 TAP 引腳、指令寄存器與邊界寄存器資訊,是 ATPG 自動產生板級互連測試程式的重要基礎。 DFT 設計:掃描鏈拓撲、TCK 訊號完整性、TAP 上下拉及測試模式進入條件,都應在 PCB 設計階段預先規劃。 擴大覆蓋:透過叢集測試,JTAG 還能利用支援邊界掃描的主晶片,對 DDR、SPI Flash、I2C 感測器等外圍器件進行檢測。 舊產線慣用的飛針測試、ICT 針床測試,本質都依賴物理探針接觸測試點來完成量測。面對如今的高密度設計,探針根本找不到下針的位置,幾千個 BGA 錫球的焊接是否虛焊、短路,傳統方法幾乎查不了。為了應對這個難題,業界逐步推廣開了 JTAG 邊界掃描技術——簡單說就是捨棄外部物理探針,改用晶片內建的數位電路來完成板級互連檢測。 這項技術改變的不只是......
Aug 18, 2026
品質管制與測試
PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
重點摘要 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。 ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。 SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。 隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。 為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留......
Aug 18, 2026
品質管制與測試
攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析
在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新 自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。 1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進 早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。 2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢 在電路板......
Aug 13, 2026
品質管制與測試
3D錫膏檢測(SPI)技術應用與製程管控規範
一、從2D到3D SPI:檢測技術迭代 PCB錫膏印刷檢測(SPI)為SMT製程前置品質管控環節,直接影響後續焊點良率與產品可靠性。早期產業採用2D影像檢測,以頂置光源灰階對比成像為基礎僅能識別錫膏覆蓋面積、平面偏移量,無法量測垂直高度、立體體積、表面形貌等三維參數。 2D SPI不具備隱性缺陷識別能力,錫膏薄化、邊緣微塌陷、局部拉尖、微量缺錫等問題易流入回流工序,引發虛焊、冷焊、元件偏移等不良,增加返工成本與物料損耗。 隨電子產品小型化、高密度化,3D SPI已成高精密SMT產線標準配置。3D SPI採用相位測量輪廓術(PMP),設備輸出條紋結構光投射至錫膏表面,成像單元捕獲光柵變形資訊,經演算法重建三維輪廓,完成三項核心參數量化: 錫膏高度:量測堆疊垂直高度,驗證刮刀刮除、鋼網脫模不均異常,確保符合規格。 錫膏體積:計算微米級堆疊體積,為焊點潤濕性、機械強度的直接評估指標。 表面形貌:識別邊緣塌陷、尖角凸起、局部缺料、表面孔洞等異常。 二、SPI前置管控:錫膏印刷缺陷識別與根因 SMT製程數據顯示,超70%焊點不良源自錫膏印刷。SPI於回流前實施全板檢測,識別分類缺陷、攔截不良PCB,避免後續......
Jun 02, 2026
品質管制與測試
PCB 組裝常見焊點缺陷及改善對策
一、常見焊點缺陷(Solder Joint Defects)分析 1. 冷焊(Cold Solder Joint) 冷焊點為外觀檢測中易誤判的隱蔽缺陷。其特徵為焊點表面呈黯淡粗糙顆粒狀,金屬間化合物(IMC)層生長不充分。 成因:焊接過程局部峰值溫度未達錫膏完全共晶溫度;或大熱容量元件(大型電感、散熱塊)過度吸熱,導致錫膏熔融潤濕不充分。 風險:冷焊點機械強度不足,產品承受振動或熱循環(Thermal Cycling)時,焊點易萌生微裂紋,引發電路間歇性開路故障。 2. 焊錫橋接(Solder Bridging) 相鄰或多個焊點在非導通區域發生連接,即形成焊錫橋接(短路)缺陷。 成因:高發於細間距元件(如0.4mm pitch QFN、BGA),誘因包含鋼網開孔尺寸偏大、錫膏印刷對位偏移、回流焊升溫速率過快導致錫膏塌陷。 防範:製程端優化鋼網寬厚比;設計端增設阻焊橋(Solder Mask Dam),為阻斷錫膏延展的核心物理防護措施。 圖1.常見焊點缺陷圖 二、立碑效應(Tombstoning PCB):表面張力失衡缺陷 立碑效應為微型晶片元件(電容、電阻)典型SMT缺陷,表現為元件一端焊合、另一......
Jun 02, 2026
品質管制與測試
焊膏檢測(SPI):SMT 組裝中製程控制的完整指南
在當今的表面貼裝技術(SMT)製造領域,焊膏沉積的一致性決定了組裝印刷電路板的電氣性能、機械剪切強度與長期可靠度。 焊膏是將元件端子與 PCB 銅墊結合的介質,因此不論體積、厚度或位置出現任何變異,都會嚴重影響最終產品的焊點品質。 什麼是焊膏檢測(SPI)? 焊膏檢測(SPI)是一種先進的品質管制流程,在鋼板印刷後、元件貼裝前立即執行。檢測項目包含 PCB 上所有焊墊的焊膏高度、面積、體積與位置精度,確保每筆沉積都在允差範圍內,並在缺陷顯現前提早揭示製程錯誤——遠在它變得昂貴之前。 良好的焊點始於正確的焊膏印刷;僅需極小的印刷偏差(如輕微偏移或體積不足),就會在回流後造成立碑、橋接、潤濕不良或開路等缺陷。主動排除印刷錯誤不僅能提高產品良率,也能避免日後的現場失效與保固成本。 現今最先進的 SPI 設備具備次微米精度的 3D 光學掃描能力,同時提供即時回饋與數據,協助工程師持續改善製程。工程師可近乎即時地調整刮刀壓力、速度與對位等多項參數,在生產過程中快速達成穩定與適應。 為何焊膏檢測(SPI)在 SMT 組裝中至關重要 在 SMT 組裝中,焊膏印刷是影響最終 PCB 可靠度的關鍵步驟之一。研究指出......
Mar 27, 2026
品質管制與測試
什麼是 PCBA 測試?檢測方法、流程與品質管制完整指南
在現代電子產品中,成品的性能與長期可靠性直接取決於其印刷電路板組裝(PCBA)的品質控管。即使只是板階微小的缺陷——如肉眼難見的焊點裂紋、元件偏移或被動元件數值錯誤——都可能演變成昂貴的現場失效、產品召回,並對品牌聲譽造成長遠損害。 高品質的 PCBA 並非僅靠最終檢驗就能達成;而是從第一盤元件上料前開始,到每片組裝板驗證功能完整為止,持續重複且系統化的測試流程所累積的結果。 對於複雜且高密度的設計,與導入先進檢測與測試方法的製造商合作至關重要。在 JLCPCB,我們在整個組裝流程中整合嚴謹且科技導向的 PCBA 檢驗,確保每片電路板都能達到最高性能與可靠性標準。 本指南概述 PCBA 測試流程中的最佳實踐與先進技術——從元件驗證到最終功能測試。 PCBA 測試:組裝前驗證 防止缺陷最有效的方法,就是確保只有完美的元件與 PCB 進入組裝線。這個基礎階段稱為進料品質控管(IQC),是關鍵的第一道防線。 #1 元件進料品質控管(IQC) 每一片印刷電路板組裝(PCBA)都始於物料清單(BOM),最終產品的完整性取決於所用元件的絕對正確性。元件的進料品質控管(IQC)是一套全面的驗證流程,可在組裝的任......
Mar 04, 2026
品質管制與測試
PCB X 光檢測詳解:用於 PCB 組裝品質控制的非破壞性測試
在微型化時代,現代印刷電路板(PCB)面臨一項看不見的挑戰:驗證藏在元件下方的焊點品質。球柵陣列(BGA)封裝的間距已縮小到 0.3 mm,而無引腳扁平封裝(QFN)元件又將關鍵的熱連接隱藏起來,傳統光學方法對這些最關鍵的失效點根本「視而不見」。 PCB X 光檢測應運而生,成為最終解決方案。本指南深入探討 X 光檢測的技術基礎、應用與驗收標準,讓工程師能確保製造可靠性。 PCB X 光檢測可揭示 BGA 元件下方隱藏的焊點與氣孔。 什麼是 PCB X 光檢測? PCB X 光檢測,亦稱自動 X 光檢測(AXI),是一種用於 PCB 組裝的非破壞性檢測(NDT)技術,可評估光學檢測無法看見的內部特徵。 AXI 利用 X 光穿透 PCB 材料與電子元件,產生透射影像,揭示 BGA、QFN 或 LGA 封裝下方隱藏的焊點、電鍍通孔內的焊料填充品質,以及內部打線等結構。 不同於自動光學檢測(AOI)僅利用反射光檢查可見表面,X 光檢測能發現次表面缺陷,包括氣孔、焊料不足、橋接與偏移。 因此,PCB X 光檢測在確保焊點可靠性方面扮演關鍵角色,尤其對高密度、細間距與先進封裝技術。 為何現代 PCB 不可或......
Feb 13, 2026
品質管制與測試
了解 PCB 墓碑效應:成因與解決方案
在不斷演進的 PCB(印刷電路板)與 PCBA(印刷電路板組裝)領域中,製造商面臨從複雜設計到精密組裝流程的諸多挑戰。在這些挑戰中,PCB 立碑(tombstoning)特別令人頭痛。 立碑發生在回流焊過程中,表面貼裝元件的一端翹離焊墊,形似墓碑。這看似微小的缺陷可能帶來重大後果,危及電子產品的功能與可靠度。因此,深入探討 PCB 立碑的各種細節——從定義到影響——對確保高品質的 PCB 組裝至關重要。 一、什麼是 PCB 立碑? PCB 立碑,又稱「垂直晶片偏移」,在組裝過程中呈現出明顯的缺陷畫面。試想一顆被動晶片元件(如電阻或電容)一端豎起、脫離 PCB 焊墊。此現象肇因於焊膏塗佈不均或回流焊時加熱與冷卻速率不一致,最終形成開路,使電子裝置失效。理解此現象是找出根本原因並實施有效對策的基礎。 二、PCB 立碑的成因 以科學視角探究 PCB 立碑,可發現更多促成此棘手現象的因素: 1. 焊膏量不均: 在鋼板印刷過程中,焊膏沉積的差異會導致各焊墊的焊料體積不一致。此失衡在回流時產生不對稱的力量,使元件傾斜並最終立碑。 2. 元件貼裝挑戰: 元件放置的精準度至關重要。即使與指定位置僅有微小偏差,也會......
Jan 06, 2026
品質管制與測試
自動光學檢測(AOI):原理、缺陷與 PCB 應用
自動光學檢測(AOI):原理、缺陷與 PCB 應用 什麼是自動光學檢測(AOI)? 自動光學檢測(AOI)是一種以機器為基礎的檢測方法,利用高解析度相機、受控光源與影像處理軟體,自動檢測印刷電路板(PCB)上的外觀缺陷。它廣泛應用於 PCB 製造與組裝,可在不接觸的情況下檢查元件、焊點與導線圖案。 透過將擷取的影像與設計資料或參考模型比對,AOI 系統能快速找出表面缺陷,如開路、焊錫橋接、焊錫過多或不足、缺件、偏移等。隨著 PCB 設計日益精密,AOI 提供快速、可重複且客觀的檢測方案,取代現代電子製造中的手動目檢。 為何自動光學檢測(AOI)如此重要? AOI 能在早期持續且可擴充地偵測缺陷,是現代電子製造的關鍵。當 PCB 設計愈來愈小、愈複雜,手動目檢因速度、重複性與客觀性不足而難以勝任。 在製造或組裝後立即找出視覺與幾何缺陷,可防止不良板流入後段如功能測試或最終組裝,避免更高的返工與報廢成本。這種早期檢測直接提升生產良率並降低整體製造成本。 此外,AOI 提供標準化的檢測標準與可追溯的數據,支援製程管制、持續改善與品質稽核。雖然 AOI 無法取代電性測試或 X 光檢測,卻是確保僅有外觀合格......
Jan 05, 2026
品質管制與測試
PCB 失效分析:了解原因與解決方案
印刷電路板(PCB)失效分析對於找出並解決導致電子設備停止運作的問題至關重要。PCB 極為複雜,具有多層相互作用的電路,因此很難理解故障原因。一個受損的元件可能導致整個系統癱瘓。透過進行失效分析,製造商可以提高 PCB 設計的可靠性,並防止問題再次發生。 本文深入探討 PCB 失效分析的重要性,介紹常見的失效原因、失效類型,以及進行分析的最佳方法,以確保電子產品的安全性。 1. 什麼是 PCB 失效分析? PCB 失效分析是研究印刷電路板無法正常運作的原因。這項研究對於提高產品可靠性並降低昂貴召回或現場故障的風險非常重要。PCB 對電子設備的性能至關重要,因此了解其失效方式有助於設計師在未來開發出更好的產品。 一次完整的失效分析包括多個步驟,如實體檢查、使用診斷工具,以及在實驗室進行詳細測試。透過這類研究,工程師可以修改設計或製程,以防止再次發生失效。 2. PCB 失效的常見原因 印刷電路板可能因多種原因失效,包括材料問題與環境壓力。最常見的原因如下: 材料缺陷:使用低品質材料製造 PCB 可能導致銅箔損壞或分層等問題。使用不符合標準的基材或銅層會增加長期可靠性的風險。 焊接問題:不正確的焊接可......
Jan 05, 2026
品質管制與測試
靜電放電(ESD):電子產品的隱形威脅
您的下一個電子設備可能會被部署在暴露於高電壓或靜電的環境中。在這些情況下,應透過測試與模擬來判定系統對 ESD 的脆弱程度。靜電放電(ESD)是靜電從一物體突然轉移到另一物體的現象,當兩表面之間存在電位差時,能量會瞬間釋放。電荷可能在物體上寄生累積,當其轉移或透過接地形成迴路時,會在另一物體上產生高電壓、低電流的脈衝,讓人感覺像被輕微電擊。 此外,可能還需要一些元件來保護系統免受 ESD 影響,並確保系統能承受高電壓脈衝。ESD 會對敏感電子元件造成重大損害,導致產品失效、壽命縮短及製造成本增加。想更深入了解電子與 PCB 設計,請參閱我們最近關於 PCB 阻抗控制的文章。 帶電物體與電子設備直接接觸,導致電荷立即轉移。 透過電離空氣轉移電荷,常伴隨可見火花。 靜電場在未直接接觸的情況下,於鄰近電路感應出不必要的電流。 塑膠、布料或玻璃等材料摩擦時產生。 靜電放電(ESD)背後的物理原理? 當兩個帶有不同電荷的物體足夠靠近,或電荷累積到足以擊穿(電離)其間的介電質時,就會發生靜電放電(ESD)。對消費性產品而言,空氣中的 ESD 與介電擊穿通常發生在兩點間電場強度超過 40 kV/cm 時。氣壓、......
Jan 05, 2026
品質管制與測試
PCB 組裝中 SMT 測試有哪些不同類型
完整的電子解決方案為了縮小體積與節省空間,皆採用表面黏著元件。雖然 SMT 元件的功能與插件式(TH)元件相似,但因其體積小且可雙面組裝,通常成為首選。在開發大量生產時,成本更是首要考量——SMT 元件價格低廉,使我們能大量採用。然而,體積縮小也讓檢測與維修變得更加困難。產品上市前需經過多項測試,這些測試都與 PCB 及其元件息息相關。 組裝流程一開始,點膠機會先把電子元件擺放到 PCB 上。為了建立正確連接,元件必須精準定位。接著 PCB 進入回流銲接,利用高溫熔化銲膏,使元件與 PCB 形成牢固接合。完成後,PCB 會接受 SMT 測試,以找出任何組裝缺陷。測試可確保每顆元件都正確就位。今天我們將介紹 PCB 組裝中常見的各種 SMT 測試類型,以及它們在維護產品品質中所扮演的角色。 為何 SMT 測試如此重要? 若在製程早期發現問題,就能透過重工或停產來降低維修成本。為了確保最終產品達到高品質標準、提高可靠度並減少退貨,持續測試不可或缺。完善的 SMT 板階測試能確保組裝後的 PCB 如預期運作並符合設計規範。 PCB 組裝中的 7 大 SMT 測試類型: 1. 自動光學檢測(AOI): 回......
Jan 05, 2026
品質管制與測試
什麼是釘床測試治具
在電子產品製造中,測試至關重要。它是決定產品工作狀態最關鍵的一環。產品需要經歷多種測試程序。與組裝公司合作時,測試可能耗費大量時間,為了減少人力與時間,應制定一套操作指引。為此,設計了「釘床測試」(BED OF NAILS),讓我們可以製作一種治具,直接透過連接板上的測試點來測試原型。整個程序由自動化測試控制,操作簡單、快速且高效。這種專業測試工具在大量生產中扮演關鍵角色。我們必須建立一個講求速度、精度與可重複性的環境。本文將介紹什麼是釘床治具,以及如何透過 JIG 進行測試。 什麼是釘床測試治具? 釘床只是一個機械平台,上面裝有彈簧式頂針,系統中稱為「釘子」。這些頂針作為探針,接觸 PCB 上的各種測試點。當電路板放入治具並閉合時,頂針會精準對準 PCB 上的測試點。接著可依產品規格施加或觀察特定訊號,若一切正常,產品即通過測試。 它也是一種歷史悠久、廣泛用於印刷電路板(PCB)線上測試(ICT)的電子測試治具。固定待測物(DUT)所需的力量可手動施加,或透過真空系統將板子向下吸附,確保均勻且穩定的接觸。 釘床治具的關鍵元件 1. 測試探針(Pogo Pins):彈簧式金屬探針,可與 PCB 上......
Jan 05, 2026
品質管制與測試
瞭解 PCBA 製造標準與認證
在電子製造領域,確保印刷電路板組裝(PCBA)的品質與可靠性是重中之重。為了符合產業標準並提供高品質產品,PCBA 製造商必須遵循特定的製造標準與認證。在本文中,我們將深入探討 PCBA 製造標準與認證的領域,闡明其重要性以及它們如何對整體品質保證流程做出貢獻。 製造標準與認證的重要性 製造標準與認證提供了一套準則、要求和品質管理系統,製造商依此遵循以確保 PCBA 具備一致的品質、可靠性與效能。這些標準涵蓋了製造過程的各個面向,包括材料、設計、組裝、測試、環境考量及安全性。遵循這些標準與認證有助於製造商滿足客戶期待、符合法規要求、實踐產業最佳做法,並展現其對品質與可靠性的承諾。 IPC 標準:產業基準 國際電子工業聯接協會(IPC,前身為電子電路互連與封裝協會)是全球公認的協會,負責制定並發佈 PCB 設計、製造和組裝的產業標準。IPC 標準涵蓋廣泛的主題,例如設計指南、材料與製程、焊接、清潔度及測試。遵循 IPC 標準可確保製造商遵循既有的最佳做法,生產出符合產業要求與客戶期待的高品質 PCBA。 ISO 認證:展現品質管理 ISO(國際標準化組織)認證為實施有效的品質管理系統提供了框架。IS......
Dec 30, 2025
品質管制與測試
AOI 檢測運作原理
#1. 什麼是 AOI 檢測? 自動光學檢測(Automated Optical Inspection,AOI)是一種運用光學原理與影像處理技術,對 PCBA(印刷電路板組裝)上的元件焊點/焊錫接點進行檢查的技術。 它能快速辨識焊點中的細微缺陷,有效彌補人工目視檢查的限制。 (圖片來源:網路) #2. AOI 檢測運作原理 AOI 檢測設備主要利用光線反射原理,對 PCBA 電路板上的元件焊點進行辨識與檢查。 檢測過程取得的影像資訊會被轉換為資料,並與 AOI 資料庫中的合格參數進行比對,以判定受測焊點是否存在缺陷。 (圖片來源:網路) 依據 AOI 檢測流程,可分為以下四個階段: 影像擷取階段 負責掃描受測物並蒐集影像。 AOI 光源通常由高角度與低角度的 RGB 環形光(紅、綠、藍)組合而成,透過不同角度與顏色照射不同層級的焊點,並將焊點反射光蒐集至電腦。 (圖片來源:網路) 相機垂直架設於 PCBA 電路板上方以拍攝元件焊點影像;依「入射角等於反射角」的原理,焊點於不同角度與不同層級的反射光會以不同顏色被相機擷取。 (AOI 影像擷取原理) (2) 資料處理階段 負責對蒐集到的影像資料進行分......
Dec 30, 2025
- 1
- 2