什麼是斷路器:類型與應用
1 分鐘
- 什麼是斷路器?
- 如何選擇斷路器:
- 斷路器設計:
- 斷路器類型:
- 斷路器運作原理:
- 斷路器跳脫原理:
- 微型斷路器(MCB):
- 斷路器的優缺點:
- 結論:
電路可能受損,導致其可靠性下降。因此,需要使用電路保護裝置來保護電氣電路。通常,保險絲、扼流圈、去耦電容器、齊納二極體和保護二極體就足以防止電子設備發生意外。在電氣系統中,也會使用斷路器來達到相同目的。斷路器可被定義為一種開關裝置,透過充當開關並中斷電流來防止電氣系統受損。本文將深入探討斷路器及其各種類型,研究其優缺點、運作原理等。透過我們有趣的部落格文章,了解更多關於電子與 PCB 的知識。
什麼是斷路器?
斷路器是一種可手動或自動操作的開關機構,當偵測到電氣電路中出現異常電流或故障時,會切斷電流,從而減少過載和短路的情況。
斷路器的功能與保險絲相同,但與保險絲不同的是,它們在啟動或觸發時不會被損壞或燒毀。與保險絲不同,我們不需要更換它們,只需在確認故障後重新設定即可。當發生過載時,斷路器會開啟電路以防止任何損害。它們內含一個開關,可在跳脫後恢復到閉合位置。斷路器常用於家庭、工業和商業電氣裝置中,以保護設備免受損壞。
如何選擇斷路器:
選擇斷路器時,您需要了解其規格。主要考慮因素包括:
電壓額定值: 電壓額定值是指可施加於斷路器兩端的最高電壓。了解您的應用需要多少電壓,並選擇能夠承受該電壓的斷路器非常重要。
連續電流額定值: 要了解連續電流額定值,需確認安培數。安培額定值表示斷路器在過熱前可承受的連續電流量。
頻率: 要確定斷路器可處理的頻率,需考慮安培數。例如,600 安培的斷路器可處理 50 至 120 赫茲的頻率。選擇錯誤可能導致能量損失和熱量增加,降低效率並可能損壞元件。
最大遮斷容量: 斷路器的最大遮斷容量必須始終高於或等於觸發斷路器開啟的故障電流。否則,斷路器可能會受損。
斷路器設計:
現在,為了了解斷路器如何運作,我們先來看看其橫截面,該圖顯示了斷路器的基本零件與設計。基本斷路器包含:
1) 一個端子
2) 一個固定接點
3) 一個卡榫
4) 一個簡單開關
5) 一個電磁鐵(銅線圈)
6) 一個雙金屬片
7) 另一個端子
斷路器類型:
斷路器主要有四種類型:
- 空氣斷路器
- 真空斷路器
- 油式斷路器
- SF6 斷路器
斷路器運作原理:
斷路器主要有兩個接點:
1. 一個活動接點
2. 一個固定接點
正常情況下,接點是閉合的,允許電流流經整個電路。當發生過載或短路時,釋放累積位能的機構會將接點分開。該機構可能是磁性、氣動、液壓或彈簧操作的。
當接點分離時,會形成一個強烈電離且具導電性的電漿電弧。如果電弧未能迅速熄滅,可能會損壞接點及周圍設備。因此,斷路器會採用冷卻、壓縮或用新鮮氣體取代電離介質等方法來熄滅電弧。所使用的電弧熄滅介質取決於斷路器的電壓等級與電流額定值。
廣義而言,斷路器主要透過快速開啟電路來中斷電流,以偵測缺陷並監控電路中的電流。結合熱與磁原理,可對不同類型的故障做出可靠反應,防止短路與過電流。
斷路器跳脫原理:
此斷路器包含兩種不同的跳脫原理來保護電路:
- 熱保護設計,在過熱時導致電路中斷
- 透過電磁原理的保護設計,因應短路情況。
1) 熱保護
在此熱磁式斷路器中,熱保護與電磁保護同時運作,採用類似原理來移動開關連桿。如果電路中的電流超過某個水準,金屬片會彎曲,移動開關連桿,進而移動活動接點,使其與固定接點斷開,導致電路斷開。
2) 短路保護
同時,電磁保護來自銅線圈。當電流通過端子時,電磁鐵會被磁化。電流越大,電磁力越強。當電流通過此線圈達到不安全水準時,電磁鐵會變得足夠強大,移動其內部的一個小線軸,進而移動開關連桿與活動接點,因此斷開電路。
微型斷路器(MCB):
這些是家庭中最常見的類型。它們可保護您的電氣電路免受過載與短路影響。MCB 配備兩種跳脫機構:延遲熱跳脫機構用於過載保護,磁跳脫機構用於短路保護。
斷路器的優缺點:
以下列出斷路器的一些優缺點:
結論:
斷路器是關鍵的安全裝置,可在過載或故障時中斷/停止電流流動。它們的創新徹底改變了電氣系統,提供保護以防止損壞與火災危險,甚至提升效率。隨著技術演進,斷路器持續適應,始終是保護我們現代電氣基礎設施不可或缺的一環。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......