理解阻抗及其在 PCB 設計中的角色
1 分鐘
- 什麼是阻抗?
- 集膚效應
- 阻抗匹配
- 阻抗的重要性
- 電容與電感
- 電阻
- 利用計算器分析阻抗
- 阻抗於 PCB 設計中的角色
- 結論
阻抗是電機工程與電路設計中的基本概念。今天我們將概述阻抗,說明阻抗公式,介紹阻抗計算器等工具,並解釋阻抗如何影響 PCB 設計中的焊劑與元件選擇等因素。
什麼是阻抗?
阻抗(Z)代表交流電路中對電流流動的總阻礙,由電阻(R)與電抗(X)組成。電阻直接阻礙電流,電抗則儲存與釋放能量,兩者共同於交流系統中阻礙電流。
阻抗公式為:
Z = R + jX
其中:
R 為電阻分量
X 為電抗分量
j 為虛數單位
電阻為固定值,電抗則隨電容與電感的頻率而變,因此交流電路中的阻抗與頻率相關。阻抗計算器可根據給定頻率下的 R 與 X 值計算阻抗。
阻抗公式顯示阻抗具有大小與相位兩部分。大小(|Z|)計算如下:
|Z| = √(R² + X²)
相位角(θ)為:
θ = arctan(X/R)
此電壓與電流間的相位關係在交流供電系統中十分重要,變壓器與馬達等元件需正確的相位角,相位亦會影響功率因數,因此大小與相位皆為阻抗的關鍵考量。
集膚效應
在高頻下,交流電傾向於主要沿導體外表面流動,這一現象稱為集膚效應,使電子宛如在表面附近起舞,導致有效電阻增加,因電流被限制在靠近表面的較小截面積內。
集膚效應源於導線電感產生電抗,阻礙電流向中心流動。Litz 線股可減輕如射頻變壓器等電路中的集膚效應問題。
阻抗匹配
為最大化功率傳輸,採用共軛匹配,使負載阻抗等於源阻抗的複共軛。例如,若源阻抗為 50 + j25 Ω,則負載應為 50 - j25 Ω。
被動匹配網路可利用電容與電感設計以轉換阻抗,確保射頻與通信系統中因不匹配造成的反射最小。
理解阻抗概念對於在各種應用與頻率下有效優化電子系統設計至關重要。
阻抗的重要性
交流電路必須考量阻抗才能正常運作。若電路以錯誤的阻抗位準驅動,可能發生以下問題:
- 功率傳輸效率低:當源與負載阻抗相等時功率傳輸最大,否則會產生反射。
- 不穩定:回授電路若匹配不當可能變得不穩定,導致非預期振盪。
- 損壞:以高阻抗源驅動低阻抗負載可能因過大電流而損壞元件。
- 系統中全程正確的阻抗匹配至關重要,理解個別元件角色有助於優化阻抗。
電容與電感
阻抗中的電抗(X)部分來自電容與電感。電容電抗(XC)阻礙電壓變化,電感電抗(XL)阻礙電流變化。
XC 與 XL 計算如下:
XC = 1/(2πfC)
XL = 2πfL
其中 f 為頻率,C 為電容,L 為電感。
公式顯示 XC 隨 f 增加而減小,XL 則隨 f 增加而增大。此頻率響應使電容與電感可濾除不同交流頻率,但也意味阻抗隨頻率變化——電路設計者必須考量此因素。
電阻
電阻提供阻抗中固定的電阻(R)部分。電阻元件包括:
- 功率電阻:提供固定電阻以控制電壓/電流位準、限流與分配功率,常見於電源供應器。
- 分流電阻:用於電流監測應用,與負載串聯以量測電流。
- 終端電阻:用於匹配阻抗並吸收反射波,常用於傳輸線末端。
- 分壓器:利用串聯電阻網路分壓,可從較高供應電壓取得較低電壓。
- 上拉/下拉電阻:用於邏輯電路中,當輸入浮接時建立預設高/低電壓。
電阻是管理電子系統與 PCB 阻抗位準的基礎。
利用計算器分析阻抗
為正確設計與排除交流電路故障,工程師常需分析阻抗。這可透過應用阻抗公式的計算器完成。這些工具可輸入給定頻率下的電阻、感抗與容抗值,再計算總阻抗。
應用包括:
- 設計放大器與通信系統的阻抗匹配網路。
- 分析濾波器阻抗特性以選擇適當元件。
- 選擇纜線時決定傳輸線特性阻抗。
- 藉由評估驅動器與負載阻抗交互作用來建模喇叭分頻器。
- 排除因阻抗不匹配造成的失真問題。
線上計算器可快速進行阻抗分析。試算表工具亦可用於更複雜網路的進階建模。正確應用阻抗分析可確保電路性能最佳。
阻抗於 PCB 設計中的角色
回顧阻抗基礎後,我們來探討其如何影響 PCB 設計。兩大因素為元件選擇與焊點連接。
元件選擇
系統阻抗受個別元件選擇影響。電阻應具備緊密容差以確保阻抗網路可靠。電容與電感須具備濾波應用所需的正確電抗特性。
元件封裝亦影響 PCB 阻抗。穿孔元件引腳電感較高,常使設計者選用表面黏著元件。但SMD電感與電容在高頻下固有電感較低,提供的電抗較少。
亦必須使用額定操作電壓足夠的元件。過高電壓會改變電阻與電抗值。元件選擇是建立具備正確阻抗特性系統的權衡藝術。
阻抗橋接
阻抗橋接是量測未知阻抗的有用技術。將未知阻抗與已知複數阻抗並聯,透過精準量測已知負載兩端電壓,即可有效計算未知阻抗特性,同時得知其電阻與電抗分量。
阻抗頻譜
此技術量測阻抗於頻率範圍內的變化,可用於分析材料特性。透過掃描不同頻率並量測阻抗大小與相位,可決定待測材料特性。
應用包括腐蝕檢測、塗層分析、半導體、電池研究及生物細胞研究。頻率相依響應提供簡單直流電阻量測無法獲得的資訊。
傳輸線阻抗
傳輸線阻抗決定訊號如何沿線傳播,其計算基於單位長度電阻(R)、單位長度電感(L)與單位長度電容(C)。特性阻抗公式為:
Z₀ = √(R + jωL) / (G + jωC)
其中 ω 為角頻率,G 為單位長度電導。
受控阻抗傳輸線有助於最小化高頻應用中的反射與訊號衰減。正確的 PCB 佈線是達成所需傳輸線阻抗的關鍵。
焊點
不良焊點會增加連接電阻,進而增加阻抗。適當的焊劑可確保良好潤濕與低電阻焊點。焊劑可化學清除表面氧化物以使焊料合金結合。
冷焊、裂縫或孔洞等焊接問題會增加阻抗並可能導致:
- 因電阻增加而導致功耗與發熱增加
- 因時變或機械應力造成電路不穩定
- 難以隔離的間歇性故障
一致的焊接品質需仔細的元件準備、使用正確焊料,並於組裝期間遵循熱與處理最佳實務。自動化焊接與檢測有助於消除焊點問題造成的阻抗變異。
結論
總結而言,本文全面概述了阻抗及其對電機工程師的關鍵考量。我們深入探討了阻抗公式、電抗、電阻、分析工具,並探討了元件與焊點等因素如何影響整體系統阻抗。扎實掌握阻抗對於確保印刷電路板(PCB)於各種應用中的可靠性能無疑至關重要。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......