工程案例研究與實務解析
閱讀工程實務案例,深入解析 PCB 設計決策、製造挑戰、除錯流程以及成功的專案成果。
精選貼文
PCB 製造製程
從零打造「智慧喝水管家」:ESP32-C3 硬體設計、3D 列印與全韌體開發實錄
前言: 當我想把一個在麵包板上用杜邦線插得像蜘蛛網一樣的原型,變成一個能實用半年的智慧健康穿戴裝置時,會遇到多少坑?感謝全球領先的 PCB 製造與 PCBA 代工廠 JLCPCB 的贊助邀請,讓我有機會記錄下這個專案從初期的靈感發想、電路原理圖繪製、PCB 佈局優化、JLCPCB 工廠打樣/SMT 貼片,到 3D 機構外殼與 ESP32-C3 低功耗韌體的全流程開發記錄。 歡迎透過以下連結註冊 JLCPCB 繁體中文站並進行下單! https://jlcpcb.com/hk?from=Stonez56 一、 專案發想與健康科學背景 1.1 為什麼需要一個「智慧喝水管家」? 許多人日常工作中常遇到的問題是:工作一忙起來就忘記喝水,或者直到劇烈口渴才一次暴飲暴食般地灌水。在預防醫學與生理學中,大腦脫水 就會引發專注力下滑與認知下降,而人體腎臟每小時處理水分也有其上限。為了實現「少量多次」的科學補水,我需要一個能夠非侵入式感測喝水動作、定時溫和提醒、且具備超長續航力的智慧貼合裝置。 1.2 產品原型與形態演進 • 原型階段 (Breadboard Prototype): 使用 ESP32-C3 Supe......
Aug 18, 2026
最新貼文
PCB 製造製程
讓 AI Agent 參與 PCB 設計:MAX-M10S GNSS 四層板從 KiCad 到 JLCPCB SMT 的實作紀錄
專案資訊 作者:John 專案:MAX-M10S GNSS 驗證板 工作流程與範例檔:GitHub 公開專案 本次 PCB 製造與 SMT 組裝由 JLCPCB 合作支持;文中的 JLCPCB 連結為作者的合作推廣連結。 圖 1:MAX-M10S GNSS 驗證板 Rev C 成品。頂面 17 顆元件由 JLCPCB SMT 貼裝;兩側的 2.54 mm 排針孔留給使用者自行焊接。 這篇文章記錄一塊小板子的完整過程:用 Claude Code 和 Codex 兩個 AI Agent 協助 KiCad 設計,經過 ERC/DRC 與交叉審查,送到 JLCPCB 做四層板和 SMT 組裝,到貨後實際上電、收衛星、定位。 做完的感想是:Agent 幫得上的地方比我預期多,查原廠資料、寫驗證腳本、輸出製造檔都省了不少時間;但它也算錯過阻抗、寫錯過設計規則,還對證據不足的問題下過結論。後來的做法是每一步都要留下能重跑的證據,付款、送單和功能取捨則一律由我決定。 一、為什麼要做這塊板 我之後的幾個專案都會用到 GNSS 定位。與其直接把 GNSS 塞進一塊功能更多的板子,我想先用一塊獨立的小板確認幾件事: u......
Nov 03, 2026
PCB 製造製程
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄|ESP32-S3、RGB、快捷鍵與網頁設定
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄 哈嘍各位,這次分享的是 KeyNest,一個四鍵的小鍵盤。四顆鍵可以各自設定快捷鍵,也有 RGB 燈和按鍵音。設定從網頁透過 USB 傳進板子,存好之後就可以關掉網頁繼續使用。 目前最直接的用法,就是把常用操作放到這四顆鍵上。像是把一顆設成複製,按下去就送出 Ctrl+C。也可以把 Ctrl 和 A 分在兩顆鍵,按住 Ctrl 再按 A。換一組快捷鍵,在網頁改好再存進去就可以,不用重燒程式。 圖 1:左為外殼 3D 模型,右為實機操作畫面。 四顆鍵排在前面 外殼前面是一整排按鍵,下方各有一個燈光視窗。喇叭的長條開孔放在上蓋後方,USB 從後側接進來。手放在前排操作時,線就留在後面。 這個專案是我先講想要什麼,再和 Codex 來回修改程式、網頁和功能整合。我負責看哪裡不對,再拿到實機上試。原本講出來的功能,慢慢變成桌上能按的東西,這個過程蠻有趣的。 外殼跟著 PCB 配 把模型拆開來看,依序是鍵帽、上蓋、PCB 和底座。四顆開關直接排在 PCB 上,上蓋留出整排按鍵的空間,前面的四個視窗再對到 RGB。底座則用固定柱支撐板子。 圖 2:機構展開的 3D 模型,非......
Oct 30, 2026
PCB 製造製程
自製 USB 2.0 HUB:三個 USB-A、雙 Type-C 與 3D 外殼設計紀錄
自己做一個 USB 2.0 HUB 哈嘍各位,這次分享我做的 USB 2.0 HUB。 圖 1:實機照片。 做這個 HUB,我想把接口和外觀一起整理好。三個 USB-A 放在同一側,兩端再各留一個 Type-C,外殼的開口也跟著這個配置走。希望接起來能靈活、實用,線材和外觀也保持整潔、輕巧。這一版用的是 SL2.1A,外殼則交給 JLC 的 3D 代工製作。 這一版已做過基本連線和檔案傳輸測試。目前還是第一版原型,電源和 Type-C 的設計也有要注意的地方,後面會一起說明。 三個 USB A 放一起 兩端留 Type C 板上看得到五個插座,不過規劃上是一個上游、四個下游。標示 USB C IN 的 Type-C 接主機,另外三個 USB-A 和標示 USB C OUT 的 Type-C 則是下游接口。 當初也想把下游的 Type-C 接到下一個 HUB,讓線可以沿著兩端接下去。這是接口安排時的想法,串接的供電和相容性還沒有完整驗證。 圖 2:PCB 佈局。三個 USB-A 排在同一側,兩端各留一個 Type-C。 HUB 的電路 圖 3:依原理圖整理的資料通道關係。箭頭表示雙向資料傳輸,不是供......
Oct 30, 2026
PCB 製造製程
從零打造「智慧喝水管家」:ESP32-C3 硬體設計、3D 列印與全韌體開發實錄
前言: 當我想把一個在麵包板上用杜邦線插得像蜘蛛網一樣的原型,變成一個能實用半年的智慧健康穿戴裝置時,會遇到多少坑?感謝全球領先的 PCB 製造與 PCBA 代工廠 JLCPCB 的贊助邀請,讓我有機會記錄下這個專案從初期的靈感發想、電路原理圖繪製、PCB 佈局優化、JLCPCB 工廠打樣/SMT 貼片,到 3D 機構外殼與 ESP32-C3 低功耗韌體的全流程開發記錄。 歡迎透過以下連結註冊 JLCPCB 繁體中文站並進行下單! https://jlcpcb.com/hk?from=Stonez56 一、 專案發想與健康科學背景 1.1 為什麼需要一個「智慧喝水管家」? 許多人日常工作中常遇到的問題是:工作一忙起來就忘記喝水,或者直到劇烈口渴才一次暴飲暴食般地灌水。在預防醫學與生理學中,大腦脫水 就會引發專注力下滑與認知下降,而人體腎臟每小時處理水分也有其上限。為了實現「少量多次」的科學補水,我需要一個能夠非侵入式感測喝水動作、定時溫和提醒、且具備超長續航力的智慧貼合裝置。 1.2 產品原型與形態演進 • 原型階段 (Breadboard Prototype): 使用 ESP32-C3 Supe......
Oct 23, 2026
PCB 製造製程
設計精密 72 顆 LED 可穿戴手錶:使用 JLCPCB SMT 組裝製作 40 mm 圓形 PCB
重點摘要 本案例研究介紹一款採用精密 40 mm 圓形 PCB 製作的 72 顆 LED 可穿戴手錶。你將了解 JLCPCB SMT 組裝如何省去 70 多顆 0603 LED 的手工焊接、ENIG 表面處理如何確保可穿戴應用的可靠性,以及透過鼠咬孔分離耳實現圓形電路板自動組裝的巧妙拼板策略。整個專案涵蓋從 EasyEDA 原理圖繪製、韌體優化,到商用級不鏽鋼外殼整合的完整流程。 簡介與設計動機 製作客製可穿戴硬件,是現代電子領域中最具成就感、同時也最具挑戰性的工作之一。市面上的智能手錶通常依賴複雜 OLED 顯示器和耗電量較高的處理器,而開源專案創作者 Taifur 則希望製作一款極簡、具工業級質感的時計:LED 圓形手錶。 核心構想簡單,但在技術上要求很高:使用由 72 顆獨立 SMD LED 組成的環形顯示器,以 ATmega328P 微控制器和高精度 DS3231 實時時鐘(RTC)驅動。 然而,要將 72 顆 LED 的放射狀電路轉化為可穿戴產品,會遇到多項重大工程挑戰: 機械限制:PCB 直徑不能超過 40 mm,才能放入市售手錶外殼。 組裝複雜度:在 40 mm 電路板上,手工焊接 ......
Oct 22, 2026
PCB 製造製程
Athena:打造高效能 6 層火箭航電 PCB
重點摘要 Athena 是一款開源飛行電腦,採用三 MCU 架構、冗餘感測器及多個通訊介面,整合於緊湊的 6 層 PCB 上。 這塊 80 × 140 mm 的電路板整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡及電源管理功能。 6 層 PCB 為這項複雜設計提供充足的佈線容量、有組織的電源分配、清晰的訊號規劃及緊湊的功能整合。 這個專案展示開源硬件如何透過專業 PCB 製造及組裝服務,由設計落地為實體硬件。 先進火箭技術需要飛行電腦在緊湊而可靠的硬件平台上整合運算、感測、通訊、電源管理及控制功能。NotARoomba 的開源飛行電腦專案 Athena 透過三 MCU 架構、冗餘感測、多個通訊介面、專用控制通道及 6 層 PCB,滿足這些要求。 Athena 電路板尺寸為 80 × 140 mm,整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡介面及多項電源管理功能。專案使用 EasyEDA 設計,並由 JLCPCB 負責 PCB 製造及......
Oct 20, 2026
PCB 製造製程
ESP32 S3 無損音樂播放器製作記錄
作者:輕鬆易學嵌入式 YouTube 影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=axT8qfYF0Kk 專案原始碼與 PCB 設計檔案:GitHub 專案倉庫 ESP32 S3 無損音樂播放器製作記錄 從洞洞板到四層 PCB 的設計 焊接與音訊測試 手機已經可以完成絕大多數聽音樂的需求,為什麼還要自己做一臺播放器? 對我來說,吸引人的地方是能夠親手掌握整個過程:音樂檔案怎麼從 SD 卡讀出來,解碼後的資料怎麼送到 DAC,螢幕重新整理會不會影響播放,換一種輸出方式又會發生什麼。遇到問題,可以改硬體、查日誌,也可以透過錄音和盲聽來驗證自己的判斷。 於是,我用 ESP32-S3 搭配 SD 卡、顯示螢幕和外接 DAC,做了這臺音樂播放器。它最早只是洞洞板上的一堆模組和飛線,後來逐步變成自己設計、自己焊接的四層 PCB。 這篇文章就把這次升級的過程整理出來:從確定硬體架構、使用 EasyEDA 設計 PCB,到打樣、手工焊接、韌體除錯,最後再用幾種不同的音訊輸出方案做一次盲聽對比。 圖 1 播放器成品與手機網頁控制 來源 影片 6:52 一 先在洞洞板上 把音樂播放出來 ......
Sep 14, 2026
PCB 製造製程
把 ESP32-C3 做成智慧居家燈控
作者: 泰瑞電電 Github: terry-eric 项目連結: https://github.com/terry-eric/home_WS2812_control_online/tree/main 社群平台: Instagram @terry_ee_lab、 Threads @terry_ee_lab 把 ESP32-C3 做成智慧居家燈控 從 home_WS2812_control_online 到 TerryESP-Matter-Controller 💡 我下這片 PCB,是想把 ESP32-C3、USB 供電和 WS2812 的控制收進一塊小板,做成可以放在家裡用的智慧燈。 我原本就比較熟 ESP32,所以這次直接用 ESP32-C3FH4。板子是雙層板,尺寸約 16.764 x 30.121 mm。上面有 USB Type-C、穩壓器、晶振、天線區、BOOT 按鍵和燈條接頭。我只拉一個 GPIO 出來控 WS2812,因為 WS2812 本身就能一顆接一顆串下去,線路不用拉得很複雜。 我一開始的想法很單純:先把控制板做出來,接上燈條,讓它可以從網路控制。後來同一塊板子先跑 MQTT,......
Aug 24, 2026
PCB 製造製程
PiBrick Pocket-CM5:使用 JLCPCB 打造的緊湊型 Raspberry Pi CM5 掌上型電腦
重點摘要 piBrick Pocket-CM5 是一款功能完整、智慧型手機大小的 Raspberry Pi CM5 掌上型電腦,配備實體 QWERTY 鍵盤、AMOLED 顯示器與 M.2 NVMe SSD 此專案採用 JLCPCB 的 4 層 PCB 製造與阻抗控制,包含 USB 的 90 歐姆阻抗,以及 PCIe/MIPI DSI 的 100 歐姆阻抗,以維持訊號完整性 該專案使用 EasyEDA 設計並由 JLCPCB 製造,並提交至 EasyEDA Spark 計畫,成功取得零件與材料贊助以支援開發 JLCPCB 的自動化 SMT 組裝服務,可處理具挑戰性的 0.4mm 間距板對板連接器,流程包含雷射切割鋼網、視覺導引取放與 AOI 品質檢查 JLCPCB 的軟性印刷電路板可在緊湊外殼內實現複雜內部走線,同時透過聚醯亞胺補強片維持連接器穩定性 整體元件採購透過 LCSC Parts Library 串接完成,減少採購延誤與組裝成本 開源硬體社群近年明顯轉向高度整合、可攜式運算裝置。在這個領域中,piBrick Pocket-CM5 是一個突出的專案,由硬體開發者 Ahmad Amarull......
Aug 20, 2026
PCB 製造製程
再進化!輝光管時鐘第二代|硬體設計、KiCad Layout 與 JLCPCB 打樣實錄
作者: Habonroof 原始網站: Habonroof Playground 原文連結: https://www.habonroof-playground.com/2026/08/nixie-clock-design-and-debug.html 延續上一篇文章 再進化!輝光管時鐘第二代 | 設計動機與前言 我延續模組化設計把整個作品分成顯示板與控制板,並讓顯示板可以依照個人喜好選用IN-4或者IN-14的輝光管。 本文將介紹第一版樣品的各項功能、實際測試結果,以及評估後決定保留或移除的設計。同時也會說明如何使用 KiCad 完成 PCB Layout,並透過 JLCPCB 製作電路板及進行 SMT 組裝。 目錄 1. 第二代輝光管時鐘架構 2. 顯示板 3. 控制板 4. KiCad PCB Layout 5. 製造檔案輸出 6. JLCPCB 下單與 SMT 組裝 7. 結論 8. 參考資料 第二代輝光管時鐘架構 在第二代輝光管時鐘的設計,我延續模組化堆疊的方式,利用低價穩固的板載連接器將顯示板與控制板結合在一起。 顯示板 整個專案分成上下兩塊板子,上層為顯示板,可依照個人喜好搭配 IN-......
Aug 19, 2026
PCB 製造製程
遙控模型用 ESP32 智慧控制板|JLCPCB
重點摘要 本專案展示如何透過 JLCPCB 製造及組裝設計完善的客製化 PCB,讓更多模型玩家也能使用進階電子技術。主要經驗包括: 在遵循可製造性設計(DFM)規則的前提下,優先採用精巧的高密度佈局。 複雜電路板應善用專業 SMT 組裝服務。 透過清楚標示及模組化設計提升使用便利性。 選擇製造能力符合專案需求的合作夥伴,以獲得穩定一致的成果。 專案概述:將專業自動化技術帶入業餘遙控模型 在充滿活力的遙控模型世界中,玩家不斷尋找方法,希望將簡單的玩具級載具升級為更具沉浸感及真實感的體驗。熱門 YouTube 頻道 Arduino Para Modelismo 的創作者 Aldeir Moreira 開發了 ESP32 智慧控制板。這款超精巧且功能豐富的控制方案,可為遙控卡車、汽車、船舶及工程機具提供精準動作控制、動態燈光效果,以及同步的擬真音效。 在充滿活力的遙控模型世界中,玩家不斷尋找方法,希望將簡單的玩具級載具升級為更具沉浸感及真實感的體驗。熱門 YouTube 頻道 Arduino Para Modelismo 的創作者 Aldeir Moreira 開發了 ESP32 智慧控制板。這款超精巧......
Jul 17, 2026
PCB 製造製程
使用 JLCPCB 打造專業 8x8 RGB LED 矩陣
在 DIY 電子領域,想做出一塊乾淨可靠的 8×8 RGB LED 矩陣,過去得花上好幾個小時辛苦手焊——64 顆 WS2812B LED 加上 64 顆去耦電容。這一切因為創客 Lucas Fernando 從零設計了一塊全客製 PCB,並在第一次嘗試就交由 JLCPCB 專業代工,而徹底改觀。 結果?五塊完美完工、可直接使用的 8×8 可定址 LED 矩陣,看起來就像市售商品。更棒的是,整個專案 100% 開源。你可以從 GitHub 下載 Gerber 檔、BOM、CPL、電路圖與測試程式,幾分鐘內就能在 JLCPCB 下單。專案檔案(可直接上傳 JLCPCB): GitHub 儲存庫 – Gerber 壓縮檔、BOM.csv、CPL.csv、電路圖 PDF 與程式碼 專案概覽 這款模組化 8×8 RGB LED 矩陣使用 64 顆可獨立定址的 WS2812B LED,排列成完美網格。每顆 LED 旁都搭配一顆 100nF 陶瓷電容確保電源穩定,板子還附帶方便的 4 針直角連接器(5V / GND / DIN / DOUT),讓多片級聯變得毫不費力。 「今天我想分享一個讓我由衷自豪的專案:一......
Mar 03, 2026
PCB 製造製程
PIC16F877A 主控學習板:由 JLCPCB 支援的全方位學習工具
在嵌入式系統培訓與快速原型開發領域,一塊紮實的訓練板是掌握微控制器技能與硬體整合的關鍵。本文聚焦於「PIC16F877A 大師訓練板專案」的誕生——一塊以 Microchip 經典 8 位元微控制器為核心的多功能板卡。PIC16F877A 隸屬 Microchip 中階系列,自 1990 年代末問世以來一直是電子教育的常客,在效能、成本與易用性之間取得平衡,無論初學者或專業人士都能快速上手。藉由 JLCPCB 先進的 PCB 生產與組裝能力,本專案在短週期內即交付高品質成果,讓教育與 Maker 應用得以無縫迭代與部署。 設計簡介 PIC16F877A 大師訓練板是一套完整的開發環境,核心採用 PIC16F877A 微控制器,具備 RISC 架構、8 KB 快閃程式記憶體、368 B RAM 與 256 B 內建 EEPROM。周邊包含 10 位元 8 通道 ADC、多組計時器、擷取/比較/PWM 模組,以及 USART、SSP(I²C/SPI)與並列從埠等通訊介面,應用範圍從 LED 閃爍到複雜感測器資料擷取皆能勝任。 板載多元周邊,方便實務教學與測試: 核心晶片:PIC16F877A 採 40......
Feb 20, 2026
PCB 製造製程
JLCPCB 的柔性 PCB 如何實現更智慧的 GPS 追蹤裝置
智慧追蹤技術需要可靠且高效能的硬體才能有效運作。物聯網公司 QIYUE TECH 採用 JLCPCB 的柔性 PCB,提升其智慧追蹤裝置(如 TR-DOG® 系列與防拆 GPS 智慧手錶)的效能與緊湊設計。這些柔性 PCB 提供在動態實際環境中持續運作所需的耐用性與適應性。 產品介紹 認識 TR‑DOG 系列 TR‑DOG® 系統結合手持顯示器、智慧項圈與行動應用程式,提供全方位的犬隻追蹤解決方案。 ● 可同時追蹤多達 20 隻狗。 ● 採用雙模通訊(RF 與 4G),追蹤範圍達 15 公里,4G 則無距離限制。 ● 提供精準即時定位,每 2.5 秒快速更新。 ● 功能:項圈共享、防遺失警示,以及震動與微電脈衝等訓練刺激 ● 專為戶外可靠性設計:IPX7 防水等級,適用於戶外訓練與野外搜救等嚴苛環境。 TR‑DOG ® 系列 內部結構採用兩片由 JLCPCB 製造的柔性 PCB。 探索防拆定位智慧手錶 這款 GPS 智慧手錶堅固耐用,可全天候佩戴,提供安全追蹤、健康監測與即時警報。 ● 採用 GPS、北斗衛星導航系統、Wi-Fi 與 LBS 多系統定位,提供準確的即時位置。 ● 具備 IPX8 防......
Jan 06, 2026
PCB 製造製程
使用 JLCPCB 的全套服務打造客製化筆記型電腦
想像從零開始設計一台筆電——不只是組裝零件,而是親手打造它的電路、機殼與散熱系統。 「這是一個完全客製化的筆電專案,我設計並製造了許多關鍵元件,並借助 JLCPCB 出色的服務完成。雖然我沒有設計主機板本身,但我自行開發並整合了周邊子系統與機構元件。」 這個專案展示了一位創客如何運用 JLCPCB 的全方位製造服務——包含 PCB、FPC、CNC 與 3D 列印——將一台高度整合的客製筆電化為現實。主機板雖為外購,其餘所有子系統與機構件皆從零開始打造。好奇它是如何完成的?讓我們深入探索這台令人驚豔的作品,以及 JLCPCB 如何讓它成真。 JLCPCB 如何促成這台客製筆電 JLCPCB 在這個雄心勃勃的 DIY 筆電中扮演核心角色,一站式提供多種製造服務: 高品質六層 PCB 生產,為電源供應、USB4、音訊與電池管理提供可靠基礎。 客製 FPC(軟性印刷電路)在緊湊空間內實現高速 USB4 傳輸。 CNC 加工機殼,確保筆電主體的精密公差與專業級內部契合。 3D 列印服務打造精確的揚聲器腔體,實現原創多單體音響系統。 客製 CPU 散熱均熱片,帶來最佳熱效能。 價格實惠且交期快速,使快速原型與......
Jan 06, 2026
PCB 製造製程
用 JLCPCB 透明 FPC 打造的成長 LED 蝴蝶
如果蝴蝶能用光飛舞呢?沒有線材、重量與複雜控制,只有動作與光芒。這正是這款發光 FPC 創作所實現的!採用 JLCPCB 的 2 層透明 FPC,這只優雅的 LED 蝴蝶輕巧、低功耗且視覺吸睛,展示了先進電子如何無縫融入創意美學。 讓我們一起深入了解這個點子如何起飛,以及 JLCPCB 的服務如何讓一切成真。 專案介紹 這款藝術電子裝飾將電路工程與視覺設計結合。蝴蝶翅膀採用 2 層透明 FPC,搭載超低功耗 LED 電路,使用自激振盪設計,無需微控制器或程式。 為了營造宛如蝴蝶拍翅的節奏燈效,兩個對稱電路區塊交替觸發左右 LED 群組閃爍。每個區塊包含電阻 R1、電阻 R2、電容 C、電晶體(BC547 或 S8050)以及 LED。 電容 (C) 透過 R1 緩慢充電。當電容電壓超過電晶體導通門檻(約 Vbe + Vf)時,電晶體導通,電容快速放電。此放電電流驅動 LED 發光。放電後電容電壓急降,電晶體截止,LED 熄滅。同時電路另一側開始充電,循環重複,產生交替閃爍效果。 專案 BOM 元件 規格 數量 LED 冰藍 0603 / 橘色 0603 20+ 電容 10μF SMD 2 電阻 R......
Jan 02, 2026
PCB 製造製程
JLCPCB 如何幫助無口語女孩表達需求
無口語孩子如何向照護者表達需求?這是每位父母都不願面對的問題。美國一個專注於開源輔助技術的開發團隊,為一名 3 歲特殊需求女孩打造了可客製化的溝通裝置。在 JLCPCB 的支持下,團隊以低成本、可升級的工具,讓她透過簡單按鍵表達需求。 需求溝通系統 專案概述: 專案始於泰國,當時開發團隊創辦人遇見這名特殊需求兒童。返回美國後,他帶領團隊更新原有設計,持續為未被滿足需求的人群打造開源工具。在 JLCPCB 的協助下,團隊製作出個人化裝置,讓孩子按下按鍵即可觸發預錄語音,表達飢餓或不舒服等需求。 使用的主要元件: 多層 PCB、rp2350 處理器、ESD 保護、I2S 音訊放大器、顯示器、旋轉編碼器、微動開關。 主要特色: 1. 多感官回饋:按鍵震動、燈光多色閃爍,並以使用者母語發聲。 2. 觸控螢幕介面:彩色 LCD 螢幕提供視覺提示。 3. 模組化設計:電子部分依功能分離,結合 3D 列印塑膠件,並以 Python 實現,使專案易於依需求變化及其他特殊需求者進行修改。 裝置內部為 JLCPCB 製造並驗證的客製化 PCBA(印刷電路板組件)。 JLCPCB 如何讓專案成真: 裝置設計簡潔,易於遠......
Jan 02, 2026
PCB 製造製程
JLCPCB 助您模擬火箭,實現精準飛行控制!
Beepy 是一款專為模型火箭設計的飛行電腦。模型火箭體積非常小,但實現其飛行所需的計算量卻相當可觀。Beepy 與傳統飛行電腦不同,採用多片圓形 PCB 堆疊連接的設計,並以排線連結各模組,大幅縮小飛行電腦所佔空間,在維持強大功能的同時保持精巧體積。透過如此細膩且獨特的設計,並選用可靠的 PCB 製造商 JLCPCB,Beepy 成功達成目標,確保模型火箭的精準飛行控制。 飛行電腦的 PCB 設計圖 應用功能 Beepy 由 4 片半徑 25 mm 的圓形 4 層 PCB 組成,透過 mousebite 連接,整體尺寸 100×100 mm,並以 3D 列印結構固定。主要功能是引導模型火箭飛行,並在飛行中提供主動穩定。同時整合馬達驅動器,可透過飛輪控制火箭滾轉。多功能設計使其不僅是飛行電腦,還可連接筆電作為地面站,或作為發射台控制電腦。 設計挑戰 設計過程中,連接多片 PCB 並有效實作 RF 模組是一大挑戰。RF 模組設計需要大量專業知識,技術難度高,Beepy 團隊透過精準設計與最佳化克服困難,成功整合 RF 模組。最後利用 JLCPCB 線上 Gerber 檔驗證功能,確保飛行電腦的穩定性......
Jan 02, 2026
PCB 製造製程
JLCPCB 賦能創新:自主探測車之旅
Nomad 專案是一台模組化自主探測車,專為應對複雜地形並執行科學任務而設計。在這項創新專案中,JLCPCB 提供了從快速 PCB 製造與高效組裝服務到精準 PCBA 製造的全方位支援,協助專案團隊在維持高品質的同時,最佳化成本效益並確保準時交付。憑藉 JLCPCB 的 24 小時快速交貨與全球配送服務,Nomad 專案得以迅速達成全球交付目標與專案里程碑。JLCPCB 的高可靠性與精密製造,確保車輛在複雜環境中的穩定性,同時保證每次設計都符合嚴格品質標準。 模組化自主探測車:Nomad Nomad 的創新與挑戰 Nomad 探測車搭載 AI 加速器與 ROS2 系統,能即時決策並根據環境變化動態調整動作,確保高效任務執行。核心創新包括六自由度 (6 DoF) 機械手臂、獨特擺線齒輪箱以及四組獨立驅動模組,每組皆配備 BLDC 馬達與行星齒輪箱,提供強大驅動力與穩定性。此外,Nomad 的模組化設計讓整體系統更具彈性,最多可支援六片單板電腦 (SBC) 以滿足各種任務的運算需求。JLCPCB 的經濟解決方案讓 Nomad 能在預算內達到世界級品質。透過 JLCPCB 的透明報價與即時追蹤服務,專案......
Jan 02, 2026
PCB 製造製程
使用 JLCPCB 製造高品質小批量吉他效果器 PCB
Fuzz Fields 是一款創新的吉他效果器踏板,結合了三種調變音效,提供動態控制的 Fuzz 破音效果。與傳統的靜態踏板不同,Fuzz Fields 能根據演奏者的動態輸入即時調整音色,實現如「尖叫」、「膨脹」、「飽和」及「顫動」等各種音效。其核心特色是內建一個可透過外部控制進行調變的振盪器,非常適合音色探索、合成器音樂以及現場表演等場景。 內置 JLCPCB 高品質 4 層 PCB 的 Fuzz Fields 設計挑戰 為了在有限的空間內實現最高品質的音效功能,Fuzz Fields 的設計面臨以下挑戰: 1. 緊湊的 PCB 設計:所有電子元件都需要整合在有限的空間內,以確保電路板尺寸符合標準效果器外殼。 2. 高密度組裝:由於功能複雜,PCB 上需要排列多個元件,這需要高密度的焊接和精確的元件定位。 3. 多層電路板:為了實現複雜的電路功能,採用四層 PCB 設計,以確保訊號完整性和電源供應的穩定性。 核心 PCB 拋光光滑,電子元件排列整齊 JLCPCB 的支持 在 Fuzz Fields 專案中,JLCPCB 提供了全面的 PCB 製造和組裝服務。具體支持包括: 1. 快速 PCB ......
Dec 30, 2025
- 1
- 2