PCB 設計與開發中的焊墊是什麼
1 分鐘
焊墊是電子元件引腳或接腳的落腳點,可將這些元件牢固地焊接在 PCB 上。它們是小型、裸露的銅質導電區域,可在元件與電路板之間建立電氣與機械連接。走線可從焊墊延伸到 PCB 各處,同時也能透過焊接固定元件接腳。焊墊至關重要,因為它們:
- 確保元件與 PCB 走線之間的電氣連接牢固。
- 提供機械支撐,將元件固定到位。
- 在製造過程中使組裝與焊接更容易。
在本文中,我們將探討 PCB 設計中使用的不同類型焊墊、它們對電路板整體功能的重要性,以及在 PCB 中設計與放置焊墊的最佳實踐。
PCB 設計中的焊墊類型
PCB 焊墊是銅質區域,形狀有矩形、圓形、方形等。PCB 設計中常用的焊墊主要有兩大類:
通孔焊墊(THT):
用於傳統通孔技術,元件引腳穿過 PCB 上鑽出的孔,並在另一側焊接。這類焊墊在板的兩側孔周圍都有銅。通孔焊墊分兩種,如下:
電鍍通孔焊墊:PTH 焊墊的孔壁在 PCB 製造過程中會被導電材料(通常是銅)覆蓋。孔內的銅鍍層形成貫穿板子的導電路徑,可連接頂層、底層或內層。這些焊墊可用於安裝帶引腳元件,也可作為連接不同層的導通孔。檢視孔洞時,通常能看到孔壁的銅層。
非電鍍通孔:NPTH 焊墊的孔內沒有任何導電鍍層,僅在板子上鑽出孔洞,孔壁無導電材料。它們用於螺絲、固定件或定位銷,不具導電功能。
表面貼裝焊墊(SMD):
表面貼裝技術(SMT)焊墊用於直接貼裝在 PCB 表面的元件,無需鑽孔。SMT 焊墊通常更小,可實現更緊湊的設計,對現代電子產品至關重要。SMD 焊墊主要有兩種:
SMD BGA 焊墊:BGA 焊墊上的防焊開口定義了 SMD 焊墊。這些 BGA 焊墊的防焊開口小於所覆蓋的焊墊直徑,目的是縮小銅質 PCB 焊墊尺寸。
NSMD 焊墊:防焊層設計使防焊與焊墊邊緣之間留有間隙。
手動與自動 PCB 焊墊設計:
手動 PCB 焊墊設計是借助 PCB 設計軟體工具,根據通用焊墊尺寸與形狀的公式與資料表,繪製所需焊墊形狀。
手動流程容易出錯,因為設計師需依照製造商規格與公式,不像自動系統那樣精確,導致焊墊尺寸與形狀不理想,可能出現:
- 通孔斷裂
- 焊點不足
- 元件浮起
- 立碑效應
因此,大多數設計軟體使用自動設計精靈來建立焊墊與元件封裝。
PCB 焊墊設計與開發方法?
PCB 設計與開發包括建立板面佈局、選擇合適元件並設計其互連。不同元件具有不同接腳配置、數量與封裝類型。電路板上裸露的金屬區域,用於焊接元件引腳,即為 PCB 焊墊。將這些焊墊對齊排列,即形成元件的封裝模型。焊墊設計包含兩大要素:
- 符號設計
- 封裝設計
我們使用 EasyEDA 進行設計,因其具備開源資料庫與線上環境。
符號設計:
啟動 EasyEDA 並進入原理圖編輯器。在頂部選單開啟符號編輯器,點擊 Libraries > Create Symbol。
- 使用左側工具列的矩形、線條與接腳工具繪製元件外觀。
- 選擇「接腳」工具放置接腳,並依元件資料表編號。
- 為接腳加上編號與名稱,符合元件規格。
- 右鍵點擊符號選擇 Properties,輸入名稱、描述及參考代號(如 R 表示電阻、C 表示電容)。
- 完成後點擊 Save 並命名,符號將存入個人資料庫。
封裝設計:
點擊 Libraries > Create Footprint 開啟封裝編輯器。
- 依元件設定合適格點。SMD 元件在頂層繪製,THT 元件可在頂層或底層。
- 使用 Pad Tool 繪製通孔焊墊,或使用 Surface Mount Pad Tool 繪製 SMD 焊墊,此精靈可自動產生焊墊。
- 依資料表接腳排列放置焊墊,確保尺寸、形狀與孔徑(THT)符合製造商規格。
- 使用 Line Tool 與 Text Tool 加入絲印外框與參考代號。
- 確認外框與實際元件尺寸一致,完成後點擊 Save 存入個人資料庫。
建立符號與封裝後,可開啟符號並在 Properties 中選擇對應封裝進行連結。想了解更多封裝資訊,請參閱詳細文章。
焊墊內導通孔設計?
在 HDI 設計中空間有限時,需將導通孔直接放在焊墊上。傳統導通孔會將訊號與走線從焊墊拉遠,而焊墊內導通孔可減少走線空間,縮小 PCB 焊墊尺寸。這類焊墊用於間距小於 0.5 mm 的 BGA 元件。JLCPCB 近期推出此新設計方法,可直接下單試產。
什麼是導通孔塞孔?
導通孔塞孔是以樹脂填充導通孔或以防焊層覆蓋的方法。與導通孔遮蓋不同,樹脂或防焊層會完全填滿孔洞,而非僅覆蓋表面。此技術可防止焊接過程中焊料流入導通孔,避免形成不必要的焊點。
哪些因素決定焊墊尺寸?
焊墊尺寸由元件形狀與尺寸、板材類型與品質、組裝設備能力、製程類型與能力,以及所需品質水準與標準共同決定。元件資料表末尾通常會提供間距與公差資訊。
設計焊墊尺寸時,需考慮元件間距與公差、焊點尺寸需求、板子精度、穩定性與可製程性(如貼片與定位精度),以及基材尺寸。
PCB 焊墊設計要點:
設計焊墊時需考慮以下因素:
- 尺寸與形狀:焊墊需足夠大以支撐元件引腳並確保焊接效果,但不宜過大以免浪費板面空間。
- 間距:適當的焊墊間距可避免焊橋短路。
- 材料:焊墊通常為銅質,並鍍金或鍍銀以提高可焊性與耐腐蝕性。
結語:
焊墊是 PCB 設計與開發過程中不可或缺的一環。這些小型導電區域負責將元件連接至電路其餘部分,並在它們之間傳輸訊號與電源。焊墊對電路板的功能與可靠性至關重要。無論使用通孔元件或表面貼裝元件,精心設計焊墊都是成功 PCB 佈局的關鍵。焊墊設計不當可能導致焊接問題與連接失效,進而造成電子產品故障。因此,掌握焊墊設計是打造高效且耐用印刷電路板的重要一步。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......