如何閱讀和創建 PCB 原理圖
1 分鐘
- 什麼是 PCB 原理圖?
- 原理圖設計中的常見組件:
- 如何閱讀和解釋示意圖
- 在 EasyEDA 中建立 PCB 原理圖的步驟
- 高效率原理圖設計的技巧
- 使用原理圖進行故障排除
- 結論
印刷電路板 (PCB) 設計是現代電子產品的支柱,而原理圖也是 PCB 設計的核心。電子設計很大程度上依賴原理圖的繪製,因為原理圖展示如何組裝電路和系統。原理圖透過電纜展示了電子系統中各個組件之間的連接。這有助於工程師對整個設計流程進行規劃和展望。無論您是在設計基本電路還是複雜的電氣系統,繪製原理圖都可以確保一切正確無誤,有助於故障排除,並促進製造商和工程師之間的溝通。
當我們必須簡化設計時,我們唯一能想到的就是 EasyEDA,這是一款功能強大且用戶友好的線上 PCB 設計工具。它簡化了閱讀和創建原理圖的過程。在本指南中,我們將逐步指導您在 EasyEDA 中理解和建立 PCB 原理圖。本文將介紹建立原理圖的必要性、需要執行的關鍵操作、可以使用的工具以及確保設計正常運作的最佳方法。
什麼是 PCB 原理圖?
PCB原理圖是電子電路的圖形表示。它使用標準化符號來表示電阻器、電容器和積體電路等元件,並顯示這些元件如何透過導線或網路互連。原理圖可作為實體 PCB 佈局的藍圖。
與真正的接線圖不同,原理圖並非物理地描繪元件的位置,而是揭示它們在電路內部的邏輯連接和互連方式。
標準符號使原理圖能夠簡化最複雜的系統,從而方便工程師和設計師交流想法。在電子設計中,原理圖也至關重要,因為它們能夠在問題在組裝過程中顯現之前識別出來。
原理圖設計中的常見組件:
1. 原理圖符號
在深入研究原理圖之前,請先熟悉常用符號:
●電阻:鋸齒線或矩形。
●電容器:兩條平行線(極化電容器包括正極和負極標記)。
●二極體:指向線的三角形,標示極性。
●積體電路 (IC):具有標記引腳的矩形。
●接地和電源符號: “GND” 表示接地,“Vcc” 表示電源。
2. 追蹤網路(連接/電線)
網路是連接元件的線路。每個網路可能有一個標籤,例如“Vcc”或“GND”,以標識其功能。使用這些標籤可以了解電源和訊號在電路中的流動方式。
3. 元件值和標號
每個元件都有一個代號(例如,R1 代表電阻,C1 代表電容)和一個值(例如,10kΩ 代表電阻,100µF 代表電容)。這些細節對於識別元件及其在電路中的作用至關重要。
如何閱讀和解釋示意圖
原理圖可能包含多個電路塊,閱讀時應從左到右或從上到下。電路通常具有重複的模式。一旦您了解基本符號及其功能,就可以識別這些模式,從而簡化複雜原理圖的解讀。
它分為4個部分,每個部分都根據其用途進行了適當的標記。此電路用於為3.7吋鋰離子電池充電,最大額定電流為1.5安培。
第 1 部分:輸入
一個 2 PIN 連接器連接到兩個不同的電容器,該連接器用於將電池充電連接到外部電源。 VIN 網路標籤用於連接一個模組和另一個模組,無需接線。這樣可以設計出清晰的原理圖,易於閱讀和修改,並節省整體時間。
第 2 部分:主 IC
這是一款 17 針 IC,所有連接均可按照 IC 數據手冊進行,其中 2 個 LED 用於充電指示。接地、網路標籤和線路清晰可見。在設計大型電路時,建議將整個電路劃分成此類小塊,並使用網路標籤進行連接。
第 3 部分:電荷控制
充電控制電路用於控制IC,其設計遵循IC資料表中給出的參數和連接方式。此處的電感、電容和二極體起到降壓轉換的作用。其他電容用於保持輸出電壓穩定,R10_CC_CTRL電阻用於將最大電流設定為1.5安培。
第 4 部分:輸出
這裡用到兩個接口,一個用來輸出,連接電池充電。另一個用於選擇兩節電池(1S/2S),單節還是雙節。
由於電源雜訊問題,有時會使用多個不同值的輸入和輸出電容。這些電容可以將任何雜訊繞過接地,使電路免受EMI(電磁雜訊)的影響。
在 EasyEDA 中建立 PCB 原理圖的步驟
步驟 1:註冊並開始新項目
● 前往EasyEDA網站註冊帳號。
● 點選“New Project”以建立一個空白的原理圖設計工作區。
步驟2:放置組件
● 開啟“Library” 面板,搜尋您需要的元件。 EasyEDA 擁有豐富的常用元件符號庫。
● 將元件拖曳到原理圖工作區中。
步驟3:連接組件
● 使用“Wire”工具在組件引腳之間繪製連接(網路)。
● 確保標記電源和地等關鍵網絡,以便清晰起見。
步驟 4:註釋原理圖
● 使用“Annotation” 工具自動為所有元件指派唯一的識別碼(例如,R1,C2)。
● 如有必要,請添加文字註釋或評論來解釋電路的複雜部分。
步驟5:執行電氣規則檢查(ERC)
● 執行 ERC 來偵測未連接的接腳或短路等問題。
● 修正該工具所反白的任何錯誤。
步驟 6:儲存並分享
● 將您的原理圖儲存到雲端或將其匯出為 PDF 或影像。
● 與合作者分享專案或將其匯出以進行 PCB 佈局。
高效率原理圖設計的技巧
導線是原理圖的主角,因為導線是用來連接元件。清晰且標記正確的電路的可讀性和可重複性遠勝於隨意繪製的電路。原理圖中導線和連接的一些關鍵方面:
組織:合理組織電線並適當標記以指示其功能,確保電流遵循預定的路徑。
顏色:在某些電子原理圖中,電線可能具有代表特定屬性的顏色代碼。例如電源、接地線或訊號連接,有助於快速識別。
端接:電線和元件之間的連接,通常以點或接頭表示,是電路中電流匯合或分流的重要點。
網路標籤佈線:它識別並命名特定的電氣連接或節點,透過減少繪製的線路數量來簡化電路圖。它有助於清晰地指示哪些點是電氣連接的,而不會在視覺上使原理圖變得混亂。
使用網格捕捉:啟用網格捕捉,以便精確對齊組件和連接。
使用原理圖進行故障排除
隔離部分:故障排除時,使用原理圖隔離電路的特定部分。這有助於縮小潛在問題的範圍,並更有效地找到故障組件。
檢查連接:檢查組件之間的連接。尋找電路斷路、連接鬆脫或可能故障的組件。
電壓和電流測量:使用原理圖來了解電路中不同點的預期電壓和電流值。這些資訊在診斷問題時非常有用。
結論
精心設計的原理圖是成功PCB設計的基礎,可作為電路功能、故障排除和製造的藍圖。原理圖清楚地展示組件連接、電源分配和訊號流,從而簡化開發流程、減少錯誤並增強工程師之間的協作。
透過 EasyEDA 等工具,創建和管理原理圖變得更加直觀,無論是初學者還是專業人士都能設計出高效無誤的電路。結構合理的原理圖,包括標籤的網路、模組化的設計模組和清晰的註釋,確保了可讀性和易於修改。此外,在進行 PCB 佈局之前進行電氣規則檢查 (ERC) 有助於及早發現並糾正潛在問題。
最終,掌握原理圖設計對於開發高品質的電子系統至關重要。無論是處理簡單的電路還是複雜的多層PCB,結構清晰的原理圖都能確保從設計到生產的準確性、效率和無縫銜接。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......