高頻設計中的 S 參數是什麼?
1 分鐘
- 1. 為什麼我們需要 S 參數?
- 2. S 參數的物理意義
- 3. 理解 S11 到 S22(及更多)
- 4. S 參數設計方法
- 結論
S 參數是高頻設計中用於評估電路的主要工具之一。在射頻(RF)與微波領域,訊號頻率變得極高,以至於傳統銅線無法有效傳輸訊號,且資訊丟失的可能性大幅增加。在此情況下,我們無法單純透過電壓或電流來量測訊號,但藉由特定的參數,我們可以記錄系統行為,進而應用「散射參數」(Scattering Parameter)或稱為 S 參數的計算。S 參數看起來可能像是令人生畏的複數,但它們僅僅是描述射頻訊號在網路埠(Port)表現的一種方式。它基於雙埠網路,判定有多少功率被反射、傳輸或吸收。
1. 為什麼我們需要 S 參數?
在低頻時,由於電壓與電流定義明確,我們可以輕鬆使用歐姆定律與克希荷夫定律。為了定義系統屬性,我們會使用 Z、Y、H 和 G 參數。但在高頻(幾百 MHz 以上)時:
電線表現得如同具有分佈電感與電容的傳輸線。電壓與電流會沿著該傳輸線變化。寄生效應與輻射效應會大幅增加,且變得至關重要。在不干擾電路的情況下直接量測電流非常困難。因此,S 參數不使用電壓與電流,而是使用行進波(入射波與反射波)來描述網路的行為。
2. S 參數的物理意義
想像你有一個具有輸入與輸出埠的元件(例如:放大器、濾波器或天線)。為了檢查其行為,我們會施加一些輸入激勵並記錄回應。在 S 參數中,我們特別關注訊號的反射:
透過這種方式,我們可以記錄訊號如何因阻抗失配(Impedance mismatch)而反射回來?訊號的哪一部分傳輸到了其他埠?以及哪一部分訊號因輻射或發熱而損失?S 參數簡單來說就是這些入射波與反射波的比率:
其中:
• i = 輸出埠編號
• j = 輸入埠編號
由於有兩個埠與 4 個端子,總共有 4 種組合。我們將在下一節中詳述。$S_{ij}$ 參數包含振幅(Magnitude)與相位(Phase)資訊,用於預測波的行為:
• 振幅 (|S_ij|):告訴您有多少訊號被傳輸或反射。
• 相位 (∠Sij):告訴您輸入與輸出之間的相位差。
3. 理解 S11 到 S22(及更多)
對於射頻中常見的雙埠網路,我們有四個 S 參數:
S11(輸入匹配):
埠 1 的輸入反射係數,它描述有多少訊號從埠 1 反射回來。這與輸入回波損耗(Return Loss)和電壓駐波比(VSWR)相關。如果 S11 = 0,表示完美匹配,無反射;如果 $|S11|$ 較大,則表示匹配不良,反射較高。回波損耗以分貝(dB)表示為:
S21(正向增益或損耗):
從埠 1 到埠 2 的正向傳輸,描述有多少訊號從輸入端通過到輸出端。這與增益(或損耗)有關。正分貝值表示放大,負分貝值表示衰減。
S12(反向隔離度):
從埠 2 到埠 1 的反向傳輸,量測反向隔離度。在放大器設計中,我們希望 S12 越低越好,以避免回授(Feedback)與振盪。
S22(輸出匹配):
埠 2 的輸出反射係數,描述有多少訊號從埠 2 反射回來。這與輸出回波損耗與負載匹配相關。它與 S11 非常相似,但作用於輸出端。用於量測傳輸到負載的最大功率。
4. S 參數設計方法
首先,我們必須量測或模擬裝置的 S 參數。量測是透過向量網路分析儀(VNA)完成的。接著,我們使用 S11 與 S22 來設計阻抗匹配網路。在這一點上,我們必須最小化反射並最大化功率傳輸。
我們必須確定最大可用增益(MAG)或最大穩定增益(MSG)。在級聯裝置時,為了量測,我們必須將 S 參數轉換為其他網路參數(ABCD, Y, Z)。透過調整元件數值來滿足目標 S21(增益)、S11/S22(匹配)以及 S12(隔離度)規範。
結論
S 參數是高頻設計的語言。這四個參數的一個範例為:
• S11 = -15 dB → 良好的輸入匹配(VSWR ≈ 1.43)
• S21 = 10 dB → 放大器提供約 10 倍電壓增益
• S12 = -40 dB → 極佳的反向隔離度
• S22 = -12 dB → 尚可的輸出匹配
如果您從事射頻/微波設計,量測並使用 S 參數進行設計是必不可少的。從天線到濾波器,再到高速數位互連,它們是理論與現實性能之間的橋樑。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......