電路圖符號:快速參考指南
1 分鐘
- 什麼是電路圖符號?
- 這些符號的重要性為何?
- 常用電路符號速查表
- 範例電路圖解讀
- 如何閱讀電路圖
- 電路符號的意義
- 電路圖的未來
- 結論
電路圖符號是電子與電機工程中的電路語言,它們提供快速的視覺捷徑,讓工程師最快了解電路的建構方式。不僅能顯示電流流向與元件上的電壓降,在閱讀、設計與嵌入電子系統時,理解這些符號至關重要。電路圖無所不在,圖形資訊讓系統運作與行為的說明變得簡單。
電路圖 符號乍看複雜,但電氣人員可透過練習有效辨識。
什麼是電路圖符號?
電路圖中的標準化圖形符號代表電路設計所用的電氣元件,這些符號以功能與系統連接取代實際物理尺寸。
例如:
● 鋸齒線代表電阻。
● 兩條平行線代表電容。
● 螺旋線代表電感。
下圖中,這些符號組合成可運作的電路,展示抽象符號如何轉化為實用設計。符號是電路圖最重要的元素,少了它們,電路圖就無法完整。符號讓工程師、電技人員得以溝通。
就像字母組成單字、單字組成句子,符號也層層建構出電路圖。
這些符號的重要性為何?
認識這些符號能讓你更有效率地閱讀與設計電路。學會辨識符號後,你可以:
● 立即判斷任何電路的功能。
● 與其他工程師或技術員溝通想法。
● 無需猜測即可定位並排除問題。
● 在設計、測試與 PCB 佈線時節省時間。
簡言之,電路符號將複雜的電子概念轉化為可視化、可構思的形式。
常用電路符號速查表
準備好迎接大量元件符號了嗎?以下為各類元件的標準基本電路符號。
| 類別 | 符號名稱 | 說明 | 符號圖示 |
| 電源與接地 | DC 電源 | 直流供電端 | |
| AC 電源 | 交流供電端,具定義電壓/頻率。 | ||
| 電池 | 多個電池組合,為電路提供直流電壓。 | ||
| 大地接地 | 安全或訊號參考的接地連接。 | ||
| 機殼接地 | 連接至設備機殼的接地。 | ||
| 連接與導線 | 直導線 | 連接電路節點的導體。 | |
| 接點 | 兩條以上導線交會的節點(以實心點表示)。 | ||
| 無連接 | 導線交叉但無電氣連接。 | ||
| 開關與保護 | SPST 開關 | 單刀單擲開關;基本通斷控制。 | |
| 按鈕(常開) | 按壓時短暫導通的常開開關。 | ||
| 保險絲 | 故障時熔斷,保護電路免受過電流。 | ||
| 斷路器 | 過載時自動斷電,可復位。 | ||
| 量測儀器 | 電流表 | 測量電路中的電流。 | |
| 電壓表 | 測量兩點間的電位差。 | ||
| 被動元件 | 電阻 | 限制電流,可用鋸齒線(IEC)或矩形(ANSI)表示。 | |
| 可變電阻(電位器) | 可手動調整電阻值。 | ||
| 極性電容 | 具正負極的電解電容。 | ||
| 非極性電容 | 儲存電荷,可用於濾波或定時。 | ||
| 電感 | 儲存磁場能量,用於濾波或扼流。 | ||
| 半導體 | 二極體 | 允許單向電流,阻擋反向。 | |
| 齊納二極體 | 反向崩潰後維持穩定電壓。 | ||
| LED | 順向導通時發光,用於指示。 | ||
| NPN 電晶體 | 放大電流,常用於開關電路。 | ||
| PNP 電晶體 | 極性與偏壓與 NPN 相反。 | ||
| MOSFET(N 通道) | N 型通道,電壓控制開關。 | ||
| MOSFET(P 通道) | P 型通道,電壓控制開關。 | ||
| 輸出與顯示裝置 | 燈泡 | 發光指示或照明。 | |
| 蜂鳴器 | 發出聲音警示。 | ||
| 喇叭 | 將電訊號轉為聲音。 | ||
| 七段顯示器 | 數位裝置中顯示數字。 | ||
| LCD 顯示器 | 液晶技術的視覺顯示模組。 |
電氣與電子符號在現代工程中無所不在,讓設計師能以標準化圖形取代冗長文字,使圖面簡潔、易讀且實用。
範例電路圖解讀
本電路使用 LM317 穩壓器與 IRLZ44N MOSFET,展示如何以電路符號表示相互連接的元件。圖中每個符號都說明元件功能與連接方式,如同語言中的字母組成單字與句子。
1. 電源與接地符號
長線與短線代表電池 B1,即電源;向下三角形為接地 GND,是電壓的共通參考點。這些符號僅表示電氣功能,而非實體結構。
2. 穩壓器(LM317)
標示 U1 的方塊為穩壓器符號,具三腳:輸入 VIN、輸出 VOUT 與調整 ADJ。輸出電壓由電阻 R4(280 Ω)與 R5(470 Ω)設定,電容 C1(0.1 µF)提供濾波。
相關符號:
● 電阻符號(鋸齒線)— 控制或分壓。
● 電容符號(兩平行線)— 平滑電壓漣波。
● 接地符號— 將電流導回電源。
3. 指示區(LED 與電阻)
LED1 以二極體符號表示,箭頭說明其為發光二極體,通電即亮。R3(1 kΩ)限流,防止 LED 燒毀。
相關符號:
● LED 符號— 電路活動指示燈。
● 電阻符號— 限流保護。
4. MOSFET 作為開關
Q1 IRLZ44N 符號為 N 通道 MOSFET,作為電子開關,三端(閘極、汲極、源極)控制電流。閘極連接開關符號 KEY1,代表手動或脈衝觸發;當開關或脈衝訊號施加,MOSFET 導通,使電流流至接地。
相關符號:
● 電晶體(MOSFET)符號— 電子開關。
● 開關符號— 按鈕或外部控制訊號。
電路運作機制
LM317 穩壓器以電池提供穩定電源,輸出電壓經 R3 與 LED 指示電源存在。MOSFET(Q1)作為電子開關,當 KEY1 施加訊號或脈衝即導通,使電流從 LED 端流向接地,達成開關動作。電阻 R1、R2 設定閘極電壓與靈敏度。
如何閱讀電路圖
認出元件符號後,只需理解它們如何連接。
網路、節點與標籤
電路圖中的網路(nets)表示元件間的連線,通常以線段呈現。有時會用特定顏色(如綠線)區分:
接點與節點
導線可連接兩端,也能連接數十端。當導線分叉,即形成接點,以節點(小圓點)標示。
節點表示導線相連;若兩線交錯卻無節點,則無電氣連接。設計時應減少無連接的線段重疊。
網路名稱
為避免整張圖拉滿線段,可為網路命名;同名網路視為相連。標籤置於線段上方或延伸標記。
同名即相連,命名讓圖面簡潔。電源網路常標為「VCC」或「5V」,串列通訊則用「RX」「TX」。
電路符號的意義
圖中除 LED 外,皆以電路符號呈現,讓你無需實體硬體即可理解電路運作。
符號讓溝通無國界,不論教室或設計實驗室,懂符號者皆可讀懂電路。
電路圖的未來
AI 輔助 CAD 與模擬軟體帶來數位進展,智慧編輯器可自動連線、檢錯並即時模擬。然而,符號核心理解仍不可或缺——任何工具都無法取代工程師的邏輯閱讀能力。
結論
電路符號是電氣溝通的基礎,將電路轉為可視化系統,從 LED 閃爍器到高階微處理器網路皆然。掌握符號,既能閱讀電路,也能設計並創新於現代科技系統。
當你準備將電路圖實現,JLCPCB 提供一站式 PCB 製造與組裝服務,助你將設計從符號圖轉化為高品質實體板。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......