理解 PCB 設計中的訊號反射與阻抗控制:關鍵技術與工具
1 分鐘
- 為何反射雜訊是個問題?
- 數位訊號的雜訊分析:
- 電路的阻抗:
- PCB 設計中的阻抗控制是什麼?
- PCB 設計中阻抗的計算方法:
- 決定傳輸線阻抗的因素:
- 如何降低反射雜訊:
- 抑制既有反射雜訊:
- 設計中反射規則的計算:
- JLCPCB 阻抗計算器工具:
每當訊號以數位方式從一點傳送到另一點時,都會改變訊號線的狀態。訊號狀態的變化在電路中傳播時可被視為電磁波。當電磁波遇到從一種介質到另一種介質的邊界時,就會發生訊號反射。波遇到邊界時,部分能量會以訊號形式繼續傳遞 ,另一部分則被反射。此過程將無限持續,直到能量被電路吸收或消散至環境中。
對電機工程師而言,發生邊界的介質通常以其電阻抗來描述;也就是說,邊界即為阻抗發生變化之處。
在 PCB 設計中,當電氣訊號沿著走線傳播並遇到阻抗不匹配時,就會產生反射。這種不匹配會使部分訊號反射回源端。反射可能導致訊號完整性問題,例如失真、雜訊與資料錯誤,在高速數位或射頻電路中尤其明顯。
為何反射雜訊是個問題?
由於訊號線上的反射,額外能量會累積在路徑中,導致訊號出現雜訊問題。反射雜訊會將訊號推向不可預測的值,並將原本確定性的訊號形狀變成隨機訊號。工程師的任務就是透過阻抗匹配,將反射訊號量降到最低,並最大化傳輸訊號量,使額外能量在累積並淹沒訊號前就被消散。
若反射脈衝的能量在下一個脈衝產生前尚未消散,能量將累積並疊加,此現象稱為疊加。反射後,若波的相位與振幅與原始訊號對齊,就會形成駐波。若傳輸線上形成駐波,將在訊號路徑中引入巨大雜訊。幸運的是,訊號通過電阻元件時會衰減,因此簡單的串聯電阻有助於降低此寄生效應。本文後續將介紹更多降噪方法。
數位訊號的雜訊分析:
傅立葉定理指出,數位波可分解為一系列諧波相關的正弦波與/或餘弦波。若上升/下降時間足夠短,單一脈衝可包含數十個小 振幅波。
下圖顯示一個未阻尼的數位訊號從低電位切換到高電位。對於實際感興趣的訊號,我們可將波形分解為一系列正弦波。如上圖所示,真實的數位訊號具有大頻寬,其中任何部分能量都可能在你電路中產生諧振。這與頻寬極窄且諧振易於計算的射頻訊號形成對比。
電路的阻抗:
在包含電阻、電感與電容的電路中,阻礙電流流動的總等效電阻稱為阻抗。阻抗由電阻性與電抗性元件組成。電阻會將電路能量以熱形式耗散。電路中可恢復的能量則存在於滲透並環繞導體、電感與電容的電磁場中。
阻抗通常以符號「Z」表示,為一複數,實部為電阻,虛部為電抗。電容電抗為電容對交流電的阻抗,電感電抗則為電感對交流電的阻抗。兩者共同構成對交流電的總阻抗,單位為歐姆。
PCB 設計中的阻抗控制是什麼?
高速電路工作頻率可達數 GHz,因此更容易受到雜訊影響,需要特殊設計流程。電路板本身的製程參數可能變化,導致阻抗改變並造成訊號失真。因此,高速電路板上的導體阻抗值需控制在特定範圍內,此做法稱為「阻抗控制」。PCB 設計師通常需對用於高速數位應用、高速訊號處理與高品質類比影像(如 DDR、USB、SSD、Gigabit Ethernet)的電路板進行阻抗控制。
高頻時,電路行為會因邊緣電容與電感等寄生效應而改變。PCB 訊號走線也會表現如傳輸線,走線上每一點都有阻抗。結果,原始訊號失真,發送端打算傳送的內容在到達接收端時可能已改變。因此,為實現無失真訊號傳輸,PCB 訊號走線必須維持一致阻抗,這是改善 PCB 走線訊號完整性的第一步。
PCB 設計中阻抗的計算方法:
傳輸線阻抗在建立設計的疊構時即已決定。透過調整以下板層屬性,可在走線時控制阻抗、損耗與傳播延遲。設計 PCB 疊構時,設計師需設定層排列與層厚度,並選擇板材。決定後,再計算所需走線寬度以達到目標傳輸線阻抗。
網路上有大量 PCB 傳輸線計算器,可計算無損阻抗、無損傳播延遲或直流電阻等。這些數值雖有用,但無法呈現設計全貌。線上計算器在阻抗計算時也常給出錯誤結果,因無法考慮色散與銅箔粗糙度等根本現象。
線上計算器通常使用 Wadell 方程式數值求解傳輸線阻抗,更簡易的則使用準確度較低的 IPC-2141 方程式。線上或設計軟體內的 PCB 傳輸線計算器因未納入損耗角正切或色散,無法提供精確阻抗值,因此需要更精確的工具。
決定傳輸線阻抗的因素:
影響阻抗的因素如下:
● 介電常數實部: 介電厚度與阻抗成正比,越厚阻抗越高。
● 損耗角正切與色散:損耗角正切衡量訊號通過介電材料時以熱形式損失的能量,影響高頻訊號完整性並造成衰減。高速與 RF 設計偏好低損耗角正切材料以減少訊號劣化。
● 走線與參考平面的距離:兩走線間距與阻抗成反比,適當間距對維持受控阻抗與高速/RF 電路的訊號完整性至關重要。
● 銅厚與粗糙度:銅箔厚度與阻抗成反比,越厚阻抗越低。可透過圖形電鍍或選用適當厚度的基材銅箔來控制。
● 走線寬度: 走線寬度與阻抗成反比,越細阻抗越高,越寬阻抗越低。為更好控制阻抗,需將走線寬度公差維持在 ±10% 以內。並依蝕刻側蝕、曝光與圖形轉移誤差對光罩進行工程補償,以確保寬度精度。
如何降低反射雜訊:
以下概述幾種可在設計中管理反射雜訊的技術。
1) 計算走線阻抗
當走線穿越元件、過孔或焊墊後,需維持恒定阻抗。為此,你得先能計算走線阻抗。你的 PCB 軟體應具備此功能,也有線上工具可用。一旦決定走線與間隙寬度,就在整段走線中保持不變。
2) 走線一致性
為維持差分對或單端走線的恒定阻抗,必須保持走線寬度、間距及與其他導體的距離恒定。若隨意用另一條走線跨越受控阻抗對,就會改變阻抗並產生反射點。
3) 減少反射點
也可思考如何從源頭減少反射點的發生。
4) 留意板邊過孔
過孔對高速設計師可能是個問題。若過孔延伸超出訊號走線至未使用層,電路阻抗會突然改變。在板邊過渡處,走線離開過孔(約 50–150 Ω)進入空氣(約 377 Ω)時會發生阻抗不匹配,形成可能嚴重劣化訊號的反射點。
5) 背鑽過孔
解決方法是請 PCB 製造商「背鑽」過孔,將未使用外層的過孔移除。背鑽過孔可顯著改善邏輯轉換。
抑制既有反射雜訊:
另一重要技術是在所有具快速上升/下降時間的驅動源附近串聯阻尼電阻,有時稱為緩衝電阻。任何反射訊號每次通過該電阻都會快速衰減。通常使用 <100 Ω 電阻,靠近驅動源(如時脈源、GPIO 等)。基本概念是形成阻尼電路——訊號僅一次上升到適當邏輯電位,無過度過衝與振鈴。
設計中反射規則的計算:
主要用於描述阻抗與反射的參數有三:
1) 電壓反射係數 (VRC)
2) 電壓駐波比 (VSWR)
3) 回波損耗 (RL)
電壓反射係數 (Γ) 計算器:
反射係數為反射波振幅與入射波振幅之比,以 gamma 符號表示。其大小僅取決於負載阻抗與傳輸線阻抗,與線路長度無關。
線上計算器可輸入特性阻抗 Zo(歐姆)與負載阻抗 ZL(歐姆)來計算反射係數 (Γ)。其值範圍從 -1(短路負載)到 +1(開路負載) ,匹配負載時為 0。
其中,
V- = 反射波振幅(V)
V+ = 入射波振幅(V)
此效應與三因素相關:阻抗變化大小、訊號上升時間,以及訊號在細線上的延遲。
VSWR 計算器:
VSWR(電壓駐波比)衡量射頻功率傳輸至負載的效率,反映多少訊號被反射 回系統,為傳輸波與反射波之比。高 VSWR 表示傳輸線效率差、反射能量高,其值範圍從 1 到正無限。
回波損耗 (RL) 計算器:
回波損耗為負載處損失且未以反射形式返回系統的功率量,以 dB 表示——高回波損耗表示負載損失更多功率。此損耗值為反射係數絕對值的 dB 值,100% 反射時為 0,理想連接時為無限大。
使用 VSWR 的回波損耗計算器:
使用 VRC 的回波損耗計算器:
JLCPCB 阻抗計算器工具:
PCB 設計中的傳輸線公式可能各異,僅靠軟體不易得到精確的阻抗匹配值。最佳做法是聯繫製造商,使用其校準過的阻抗計算器工具計算。
JLCPCB 阻抗計算器是 JLCPCB 提供的線上資源,可協助設計師計算 PCB 走線阻抗,對於需要受控阻抗以維持訊號完整性的高頻電路設計至關重要。
主要功能:
1. 走線類型選擇: 可選擇微帶線、帶狀線或差分對。
2. 輸入參數: 輸入走線寬度、厚度、介電常數及走線與參考平面的距離。
3. 即時計算: 工具根據輸入參數即時計算特性阻抗。
4. 材料特性: 可選擇不同 PCB 材料,影響介電常數與阻抗。
選擇傳輸線類型(如微帶線或帶狀線),輸入板材介電常數,再輸入走線寬度、厚度及與參考平面距離,工具將計算並顯示阻抗值。此工具廣泛用於 PCB 設計,確保阻抗符合規格,特別是高速或 RF 電路。你可透過網站使用 JLCPCB 阻抗計算器。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......