PCB 設計中的絲網印刷
1 分鐘
- 簡介:
- 結論:
簡介:
絲網印刷(Silkscreen)在印刷電路板(PCB)設計中極為重要,它不僅是裝飾功能,更是 PCB 組裝與功能運作不可或缺的環節。通常為白色,絲網層會在板面印上測試點、極性標示與元件標籤等關鍵資訊。本文將說明絲網在 PCB 設計中的價值、種類、用途與最佳實務,協助您兼顧效率與清晰度,最大化 PCB 設計效益。
什麼是 PCB 設計中的絲網?
在 PCB 上,絲網是指印有文字與符號的圖層,用來識別元件並理解板面布局。它於防焊層完成後印製於板面,為後續組裝與除錯提供指引。此圖層大幅提升板面可讀性,使工程師與操作人員更易於作業。
⦁ 絲網印刷方法種類:
將絲網施加於 PCB 有多種方式,各自具備不同優勢:
⦁ 手動網版印刷:
手動網版印刷是傳統工法,利用網版模具以手工方式塗佈油墨。小量生產時成本低廉,但精度不足,較不適合複雜的高密度 PCB。
⦁ 液態感光成像(LPI):
LPI 透過感光油墨與 UV 曝光菲林,形成精確的絲網層。現代 PCB 製造普遍採用此法,因其精度高,適合複雜設計。
⦁ 直接圖例印刷(DLP):
DLP 使用噴墨印表機直接將絲網噴印於 PCB,精度極高,適合高密度與複雜設計,可呈現細節並具備印刷彈性。
絲網於 PCB 設計的重要性:
絲網在多個層面具備關鍵作用:
⦁ 元件識別:
絲網標記便於快速找到元件、參考位號與極性指示,對組裝與除錯的準確度至關重要。
⦁ 組裝指引:
清晰的絲網指示讓組裝人員能快速且正確地擺放元件,降低錯誤並簡化流程。
⦁ 安全資訊:
絲網可直接在板面呈現警告、標籤與操作說明,提升 PCB 使用與維護時的安全性。
⦁ 絲網擺放與考量
正確擺放絲網圖層可確保可讀性並避免重疊:
⦁ 元件鄰近度:
絲網標記應靠近對應元件,但不可覆蓋焊墊或導通孔。良好位置可避免組裝問題並確保功能。
⦁ 圖層選擇:
通常使用頂層絲網,但某些設計亦會採用底層。須注意絲網不可干擾其他 PCB 結構。
⦁ 字型與字級:
選用易讀字型與適當字級,一般建議字高 0.8 mm 以上,確保所有資訊清晰可見。
⦁ 高密度 PCB 的絲網
在高密度 PCB 設計中,挑戰在於不犧牲可讀性的前提下容納所有資訊:
⦁ 精簡文字:
以符號與縮寫取代冗長文字,可在空間受限的高密度板中維持必要資訊與可讀性。
⦁ 雙面絲網:
利用 PCB 雙面印刷絲網,可突破單面空間限制,提供更完整資訊而不擁擠。
⦁ 優先順序:
優先標示極性指示與元件參考位號等關鍵記號,確保最重要資訊清晰易見。
絲網於各產業的應用:
絲網在不同產業扮演的角色各異:
⦁ 消費性電子:
筆電、手機等消費性電子產品的 PCB 透過絲網確保元件正確擺放,降低組裝錯誤,並提供維修所需的除錯指引。
⦁ 汽車電子:
汽車系統 PCB 上的絲網標記對於精準識別元件與組裝至關重要,能在嚴苛環境下確保可靠 性能,提升車輛安全與表現。
⦁ 醫療設備:
醫療設備 PCB 的清晰元件標籤,可確保每個零件精準定位,使設備正常運作。此精度對關鍵醫療程序所用工具的可靠性與安全性至為重要。
⦁ 工業設備:
工業機械 PCB 的絲網有助於複雜控制系統的正確維護與除錯。清晰標籤讓元件易於識別,確保設備可靠且高效運行。
絲網應用最佳實務:
遵循以下最佳實務,可確保絲網效果:
⦁ 對比與顏色:
選擇與防焊層對比明顯的絲網顏色,使文字與符號易讀。白色最為常見,但亦可依設計需求選用黃、黑或其他顏色。
⦁ 對位與套準:
絲網須與板面布局精準對位,避免印刷偏移。準確套準可維持板子功能並防止組裝錯誤。
⦁ 品質管制:
定期檢查絲網層,及早發現字跡不清、污漬或印錯。落實品管可降低錯誤率,節省製造時間與成本。
結論:
絲網不僅是 PCB 上的文字與符號,更是確保電子產品功能、可靠度與組裝便利性的關鍵層。充分了解各種絲網印刷技術、其重要性與差異,並遵循最佳實務,可顯著提升 PCB 設計品質。依設計需求選用合適絲網技術與布局,將使電子產品達到最高的可靠性與品質標準。
隨著 PCB 設計 日益複雜與微型化,絲網在電子領域的角色將更形重要。選對絲網技術並妥善布局,即可打造更可靠、更高效的電子產品。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......