PCB 電路圖:您電路設計的基礎
1 分鐘
- 什麼是 PCB 線路圖?
- 為何 PCB 線路圖如此關鍵?
- 為何選擇 JLCPCB 製造?
- 結語
你是否曾經好奇電子設備是如何活起來的?一切都從一份名為 PCB 線路圖的計畫開始。這份計畫就像地圖,用簡單的符號顯示電阻、電容、微控制器等零件如何連接,讓電路運作。
不論你只是好奇或已經踏入電子領域,理解 PCB 線路圖都是任何專案的重要一步。別擔心,它沒有聽起來那麼複雜,讓我們用簡單的方式拆解。
什麼是 PCB 線路圖?
想像沒有說明書就拼裝家具,很崩潰吧?PCB 線路圖就像電路的地圖,用簡單符號標示零件(如電阻、電容、導線)及其連接方式。這些連接稱為「網路(nets)」,顯示電流路徑,讓一切順利運作。
把它當作電路的步驟手冊。少了它,製作實際印刷電路板(PCB)時只能靠猜,結果往往不如預期。
為何 PCB 線路圖如此關鍵?
工程師畫線路圖不只是因為「必須」,它真的超級重要。
原因如下:
⦁ 避免錯誤: 線路圖讓你在動手前就能檢查一切,紙上看起來不對就能及早修正。
⦁ 指引製作: 就像食譜,告訴你什麼東西該放哪裡。
⦁ 促進團隊合作: 多人協作時,大家都能看懂同一份計畫。
從一份好線路圖開始,後續流程會更順利,電路也能如預期運作。
原因如下:
⦁ 預防錯誤: 可在實際製板前驗證與模擬電路,及早發現問題。
⦁ 團隊溝通: 作為工程師與製造商之間的共同語言,確保大家達成共識。
⦁ 故障排除: 日後出問題時,線路圖就是快速抓錯的指南。
如何建立 PCB 線路圖
準備好畫你的第一張線路圖了嗎?步驟如下:
1. 定義電路目的
先問基本問題:這個電路要做什麼?不論是閃爍 LED 還是複雜的微控制器專案,列出所需零件並了解它們的角色。
2. 選擇線路圖設計工具
你需要軟體來繪圖,常見選擇有:
⦁ KiCad: 免費且新手友善。
⦁ Eagle: 介面直覺,零件庫豐富。
⦁ Altium Designer: 高階專案適用的付費工具。
3. 放置零件
在軟體零件庫中找到所需元件(電阻、電容、IC 等),拖放到工作區。邏輯排列:輸入放一側,輸出放另一側,讓設計易讀。
4. 用網路連接零件
使用連線工具拉線,這些線代表電氣連接。為電源(VCC)與接地(GND)等關鍵網路加上標籤以便辨識。
5. 指定元件序號
R1 是第一顆電阻,C1 是第一顆電容,每個零件都有唯一編號,方便製造與維護。
6. 執行電氣規則檢查(ERC)
多數工具提供 ERC,可找出未連接腳位或網路名稱衝突等錯誤,依提示修正。
7. 儲存並匯出
確認無誤後存檔並匯出,該檔案將用於後續 PCB 佈線。
優質線路圖秘訣
⦁ 保持整潔: 少雜亂、多標籤,避免不必要的線交叉。
⦁ 邏輯流向: 由左至右或由上至下安排,使訊號流向直覺。
⦁ 再次確認連線: 漏接一條線可能讓整個設計失敗。
⦁ 使用參考序號: 清楚標示每顆零件,方便組裝與除錯。
常見陷阱避開
⦁ 網路未標示: 電源與接地等關鍵連接一定要命名。
⦁ 線重疊: 會讓圖面難讀,用接點符號澄清連接。
⦁ 跳過 ERC: 現階段抓錯遠比製造後再改容易。
從線路圖到 PCB 佈線
線路圖完成後,下一步是轉成 PCB 佈線,決定零件實際擺放與走線。線路圖重功能,佈線則重製造性與效能。
| 面向 | PCB 線路圖 | PCB 佈線 |
|---|---|---|
| 目的 | 邏輯連接 | 實體擺放與走線 |
| 重點 | 設計正確性 | 可製造性與效率 |
| 使用工具 | 線路圖編輯器 | PCB 佈線編輯器 |
為何選擇 JLCPCB 製造?
線路圖與佈線完成後,就該讓設計成真。JLCPCB 提供:
⦁ 卓越製造: 精準可靠,支援各類 PCB。
⦁ 價格實惠: 適合專業人士、愛好者與學生。
⦁ 快速交貨: 最快時間生產並出貨。
不論你是新手或老鳥,JLCPCB 都在每個階段提供支援。
結語
畫 PCB 線路圖乍看困難,卻是值得一學的技能。多練習,你也能成為電路設計高手。記住,線路圖是專案的核心,確保一切如預期運作。慢慢來、反覆檢查,不怕犯錯,從錯誤中學習即可。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......