理解電氣示意圖:全面指南
1 分鐘
- 什麼是電氣原理圖?
- 理解電路基礎
- 電路的圖形表示方式
- 如何閱讀簡單電路
- 如何設計專業級原理圖
- 利用原理圖排除故障
電氣原理圖對於理解與排除電氣系統故障至關重要。無論你是電工還是工程科系學生,學會閱讀原理圖都是一項寶貴的技能。
什麼是電氣原理圖?
電氣原理圖是以標準化符號來描繪元件及其連接關係的電路圖形表示法。原理圖傳達電路的設計與功能,使其運作方式更易於理解。
符號是電路圖的基礎,讓工程師、電工與技術人員無需額外文件就能理解電路功能。這些符號在國際上已標準化,使原理圖能跨越語言與地區被解讀。
電氣原理圖中常見的關鍵元素包括
1. 符號:使用標準化符號表示電阻、電容、二極體、電晶體、電源等元件。此處附上一篇詳細介紹各種符號及其設計原理的文章。
[連結:電路符號:理解電氣與電子圖表的關鍵,發表於 JLCPCB]
2. 線條:線條代表元件之間的電氣連接或導線,顯示電路中各元件的電氣連接方式。
3. 節點:是兩個或多個元件或導線的連接點,通常以圓點或接點表示,如上圖所示。
4. 標籤與註解:提供額外資訊,例如元件數值(如電阻的歐姆值、電容的法拉值)、零件編號或電路運作的特定說明。
5. 電源與接地:通常會包含指示電源與接地連接點的符號,顯示電路與其電源的連接位置。
電氣原理圖是工程師、技術人員與愛好者的重要工具,提供清晰簡潔的方式來理解與分析電路的運作,可用於設計、建構與排除電氣系統的故障。
理解電路基礎
閱讀電路原理圖需要對各種概念與元件有扎實的理解。以下是所需的綜合指南。
基本電氣概念:歐姆定律指出,導體兩點間的電流(I:電荷流動)與兩點間的電壓(V:兩點間的電位差)成正比,與電阻(R:對電流的阻力)成反比,公式為 V = IR。
元件工作原理:電路圖中使用各種符號代表實際裝置或導線,準確解讀這些電氣圖至關重要,誤解可能導致錯誤。例如,電阻值由電流刻度上的數值決定;電容可用於去耦、旁路與阻擋直流。
串聯與並聯電路:理解元件在串聯與並聯配置中的行為。
閱讀電路流向:識別訊號進出電路的位置,並理解電流如何流經電路,有助於判斷電路的運作方式。
熟悉 SI 單位:每門科學學科都依賴公認的 SI 單位標準表,但許多電工常忽略這些單位的重要性。每位電氣技術人員都應能解讀此表,以便理解各種電氣量的測量單位。電阻的 SI 單位是歐姆,電容是法拉,電感是亨利。
極性:某些電路具有極性,分正負電荷。理解極性很重要,需遵循「同極相斥、異極相吸」的原則,即負接正、正接負。多數元件具極性,例如二極體、雙極性電晶體、電容與 LED。
實際應用:使用元件規格書取得詳細參數,並利用示波器、萬用表等工具驗證電路行為,有助於設計與除錯。
掌握這些概念後,你就能有效閱讀並理解電路原理圖,進而建立、排除故障並設計電子電路。
電路的圖形表示方式
電路有兩種表示方法:方塊圖與原理圖,各有優缺點。原理圖清楚顯示所有元件、連接與排列;方塊圖則無法看到內部電路,僅以概括方式説明電路功能。
方塊圖:
工程師與技術人員在各種應用中使用方塊圖,通常用來說明大型設備內小電路之間的連接,或複雜系統中不同設備之間的關係。方塊圖又稱功能圖,因為它展示電子電路的基本運作,為後續更詳細的原理圖提供基礎。
原理圖:
打開上述方塊圖中的音訊放大器區塊,看看內部結構。依標準繪圖慣例,每個元件都應有唯一的字母數字標籤。元件僅透過其符號與數值或業界標準零件名稱來識別。
由圖可知電晶體為 2N2222 型,電阻值分別為 470、33k、330k 與 680 Ω。輸入電容 0.01 µF,輸出電容 0.1 µF,跨接在 470 Ω 電阻上的射極電容為 4.7 µF。這只是上述方塊圖中的一個區塊,方塊圖通常較抽象,用於簡化實際電路連接。
如何閱讀簡單電路
簡單說明上方電路用途:這是一個採用分壓式共射極組態的放大電路,其放大倍率由內部電阻決定,可透過書本或規格書提供的設計公式計算。
由左至右閱讀:輸入訊號進入 C2,C2 作為去耦電容,僅允許交流訊號通過以進行放大。R3 與 R2 設定電晶體的偏壓點,使其工作在主動放大區。R1 與 C1 為回授電阻與旁路電容,提供電路穩定性。電晶體集極為輸出端,以一定增益放大訊號。R4 為負載電阻,C3 則用於輸出交流放大訊號。
如何閱讀與解讀原理圖
原理圖可能包含多個電路區塊,可由左至右或由上至下閱讀。電路常有重複模式,一旦理解基本符號與功能,就能辨識這些模式,簡化複雜原理圖的解讀。
電路分為 4 個區段,每段依其用途正確標記。此電路用於為最大電流 1.5 A 的 3.7 V 鋰離子電池充電。
第 1 區:輸入
2P 連接器接至兩顆不同電容,用來將充電器連接至外部電源。VIN 網路標籤可在無實線連接下串接區塊,使原理圖整潔、易讀、易改,並節省時間。
第 2 區:主 IC
這是一顆 17 腳 IC,所有接線依規格書建議連接,2 顆 LED 用於充電指示。接地、網路標籤與導線清晰可見。設計大型電路時,建議分割為此類小區塊並使用網路標籤連接。
第 3 區:充電控制
充電控制電路依 IC 規格書給定的數值與連接設計,電感、電容與二極體在此構成降壓轉換。其餘電容用於穩定輸出電壓,R10_CC_CTRL 電阻將最大電流設定為 1.5 A。
第 4 區:輸出
使用兩個連接器,一個輸出連接電池進行充電,另一個用於在單節(1S)與雙節(2S)電池間切換。
有時會使用多顆不同數值的輸入與輸出電容,以處理電源雜訊問題。這些電容將雜訊旁路至地,使電路不受電磁干擾(EMI)。
如何設計專業級原理圖
導線是原理圖的主角,用於連接各元件。整潔且標示清楚的電路可讀性與可重製性遠高於雜亂的電路。導線與連接的關鍵要點:
組織:邏輯性地排列導線並適當標示功能,確保電流沿預定路徑流動。
顏色:某些電子原理圖中,導線可能用色碼表示特定屬性,如電源、接地或訊號連接,便於快速識別。
端點:導線與元件的連接處常以圓點或接點表示,是電流匯合或分流的重要節點。
網路標籤走線:用於識別並命名特定電氣連接或節點,透過減少繪製的導線數量簡化圖面,清晰指示哪些點為電氣連接,避免視覺雜亂。
利用原理圖排除故障
隔離區段:排除故障時,利用原理圖隔離特定區段,有助於縮小問題範圍並更快找到故障元件。
檢查連接:檢視元件間的連接,尋找斷路、鬆脫接點或可能失效的元件。
電壓與電流:利用原理圖了解電路各點的預期電壓與電流值,對診斷問題非常寶貴。
練習與資源
透過實作簡單電路來練習閱讀電氣原理圖,並嘗試為基本電路繪製自己的原理圖以加深理解。探索線上資源、教學與互動工具,取得更多指導。網站如 JLCPCB 提供部落格文章,深入解釋原理圖、符號與 PCB 設計概念。
結論
閱讀電氣原理圖是任何從事電子或電氣系統工作者必備的基本技能。透過熟悉符號、理解電路流向並練習實際案例,你將能自信地解讀這些重要藍圖。無論你追求電子相關職涯,或僅想提升 DIY 技能,掌握閱讀電氣原理圖都能開啟理解與操作電氣系統的無限可能。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......