階層式設計:讓複雜 PCB 專案更易於管理
1 分鐘
- 了解 PCB 專案中的階層式設計
- 採用階層式設計的主要優點
- 階層式設計的核心原則與最佳實務
- 從原理圖到製造導入階層式設計
- JLCPCB 在階層式設計專案上的專業能力
- 階層式設計常見問題
- 結論
重點摘要
階層式設計能將複雜 PCB 專案,從難以管理的單頁原理圖噩夢,轉化為組織清楚、模組化且易於管理的系統。透過將大型原理圖拆分為具備清楚介面的功能區塊,工程師可以大幅改善組織性、減少錯誤、提升重用性,並讓團隊協作更加順暢。這種方法不僅能簡化除錯與佈局,也能帶來更好的 DFM 結果與更快上市時程,因此已成為現代複雜 PCB 設計的首選方法。
您是否曾經拿到一份把 300 個 元件 塞在同一頁上的原理圖,並忍不住想說:「這也太糟了吧」?網路線到處亂跑、標籤幾乎難以辨識,電源區塊還被高速訊號包圍。如果這聽起來很熟悉,那麼階層式設計正是您一直在找的方法。隨著電路板變得越來越複雜,把所有內容畫在一張巨大圖頁上的做法已經不再可行。現代產品會在同一片 PCB 上整合處理器、電源管理、RF 前端,以及數十種介面。
如果試圖用單一平面視圖處理所有內容,就等於是在要求錯誤、遺失連線,以及非常漫長的除錯流程發生。本文將拆解階層式設計的概念與特性、它的優點,以及必須遵守的核心規則。我們也會說明如何將階層式專案從原理圖推進到製造,以及 JLCPCB 這類製造商在其中扮演的角色。
了解 PCB 專案中的階層式設計
什麼是階層式設計?它如何運作?
階層式設計是一種將原理圖組織為「巢狀」模組區塊的方法,而不是只用單一原理圖繪製整個電路。頂層圖頁會包含多個區塊符號,每個區塊都是一個功能子電路,例如電源供應、MCU 核心或感測器介面。每個區塊都會連接到自己的子圖頁,子圖頁中包含該功能的詳細電路。這些層級可以像一本編排良好的書籍章節一樣上下瀏覽,也可以被視為一組模組。您不需要手動複製網路;EDA 軟體會負責處理層級之間的連接。

建立這種結構常見有兩種方式:
- 由上而下:先在頂層圖頁設計區塊符號與其連接埠,再向下補齊各區塊內部電路。
- 由下而上:先設計各個獨立子電路,再根據它們建立區塊符號,並將區塊加入頂層圖頁。
平面式設計 vs 階層式設計:關鍵差異

在平面式設計中,整個電路會放在一張圖頁上,或放在幾張彼此鬆散連接的圖頁中,缺乏真正的父/子關係。對 20 或 30 顆元件的小型電路板來說,這樣做還可以接受。問題會在設計規模擴大後開始出現。平面式原理圖經常需要工程師大量手動複製與重新命名。只要網路名稱出現一個拼字錯誤,就可能得到重複網路或意外短路。軟體不會強制維護圖頁之間的連結,而工程變更也需要手動逐頁清查。以下表格整理了實務上的差異。
| 面向 | 平面式設計 | 階層式設計 |
|---|---|---|
| 結構 | 單一圖頁或線性圖頁 | 具子圖頁的巢狀區塊 |
| 可擴展性 | 有限,規模一大很快變混亂 | 可處理大型且複雜的專案 |
| 重用性 | 手動複製貼上 | 可重用的區塊模組 |
| 錯誤風險 | 較高(需手動匹配網路) | 較低(由軟體管理連結) |
| 最適合用途 | 小型、單一設計者電路板 | 大型、多工程師協作專案 |
採用階層式設計的主要優點
更好的組織性、重用性與團隊協作
您最先感受到的優點就是組織性。您不需要在一團網路中翻找,而是可以從整潔的頂層圖頁看出每個區塊代表系統中的哪個部分。這種鳥瞰視角讓設計審查更快,也讓新工程師更容易上手。重用性則是下一個巨大優點!當您已經建好並驗證過一個電源供應區塊,或一個已測試的 USB 介面時,可以在下一個專案中直接放入同一個模組,而不需要重新繪製電路。這種方法讓您可以「重用電路,而不需要重新建立」,節省數小時時間,同時保留已驗證的設計。階層式設計也能建立真正的團隊協作:
- 多位工程師可以同時負責不同區塊。
- 每個區塊的介面都清楚定義,整合結果更可預測。
- 模組一旦驗證完成,就會成為整個團隊可信任的建構區塊。
- 設計審查可以一次聚焦於單一功能區域。
降低錯誤並讓除錯更容易
手動重複是錯誤的敵人,而平面式原理圖正充滿這類問題。每個被複製的電路、每個重新輸入的網路標籤,都可能造成短路或斷線。階層式設計可降低這種風險,因為軟體會處理標準區塊之間的連接。除錯也會變得更簡單。如果某條電源軌表現異常,您只需打開電源區塊,檢查一個受控且明確定義的電路,而不必在整張平面式圖頁上追蹤網路。故障會被限制在模組內,您花更少時間尋找問題,更多時間修復問題。在標準層面上也有品質好處。更乾淨、模組化的原理圖,讓導體間距與尺寸更容易依 IPC-2221 或其他指南進行檢查,因為每個功能區塊都能在整合前先對照規範檢查。
階層式設計的核心原則與最佳實務
建立有效模組與合適階層層級
良好模組化的第一步,是以功能來思考。每個區塊都應該是一個完整功能,具備明確目的,並且與其他區塊的互動越少越好。請追求區塊內部高內聚,並盡量減少跨越區塊邊界的訊號數量。以下是定義模組與層級的一些實用指南:

- 依功能拆分,而不是依頁數拆分:不要把原本應該在一起的電路切開,例如只切出穩壓器級的一半。
- 保持介面精簡:區塊暴露的連接埠越少,就越容易重用與驗證。
- 限制階層深度:通常兩到三層就足夠;再更深可能會讓操作變得繁瑣。
- 讓區塊自成一體:區塊本身應該有明確意義,最好也能獨立模擬。
- 標準化重複結構:如果使用 4 個相同通道,請建立一個區塊並複製多次。
維持連接性、命名規則與版本控制
階層式設計的成敗取決於連接性。請注意,網路在區塊內是區域性的;因此,所有對外連接都必須透過正確命名的連接埠,且名稱要與父圖頁腳位完全一致。最常見的階層式錯誤,就是使用了不同的連接埠名稱。命名規則必須有真正的紀律:
- 以一致且具描述性的方式命名連接埠,例如 VBUS、SDA_MCU 或 CLK_50M。
- 只將全域標籤用於真正全域的網路,例如電源與接地。
- 不要使用 NET1 這類沒有意圖說明、也容易造成錯誤的泛用名稱。
從原理圖到製造導入階層式設計
順利轉換到 PCB 佈局與佈線
您的原理圖可以協助規劃實體佈局。許多 EDA(電子設計自動化)程式提供 room 或基於區塊的放置功能,可讓同一原理圖區塊中的所有元件集中放置在電路板上的同一區域。這種模組化放置方式有多項優點:

- 功能區段保持實體上緊湊,縮短關鍵走線。
- 會產生雜訊的開關區塊可與敏感類比或 RF 區塊分離。
- 相關訊號與其參考平面保持接近,可確保回流路徑乾淨。
- 一次可佈線一個模組,更容易完成高速長度匹配與阻抗控制。
階層式設計如何支援更好的 DFM 結果
模組化且文件清楚的設計,會讓可製造性設計(DFM)容易許多。每個已驗證的區塊都有已知的封裝、間距與元件選擇,可將製造商端出現意外規則違反的風險降至最低。由於模組可重用且已測試,常見 DFM 問題,例如酸陷阱、不足的 孔環,或過窄的防焊橋,通常只會被抓到一次,並在來源區塊中永久修正。該修正接著會被複製到所有使用該區塊的實例中。更乾淨且一致的 Gerber 與 pick and place 輸出,也能帶來更快週轉,並在提交製造時減少來回詢問。
JLCPCB 在階層式設計專案上的專業能力
強力支援複雜多層級原理圖
透過 EasyEDA 的無縫整合,JLCPCB 為設計想法到生產製造提供友善流程,尤其適合使用階層式設計的使用者。您可以建立多圖頁原理圖、將其拆分為多個區塊,並取得即時報價以推進製造。結構良好的原理圖到下單流程非常重要,尤其是在大型專案中,從結構清楚的設計匯出乾淨的 Gerber 與 BOM,可節省大量時間。這套工作流程會維持整個過程,從最初符號到最終訂單,都適用於以可重用元件建立的模組化電路板。

為複雜 PCB 系統提供可靠生產
階層式設計最常用於那些需要穩定且可重複製造的高階電路板。透過 JLCPCB 的自動化產線,以及 AOI 和電測等檢查流程,每當您重用一個模組時,都可以確信它會以相同標準製造。再加上包含元件採購的SMT 組裝,您就能從乾淨的原理圖推進到已組裝且經測試的多區塊設計。對處理大型專案的團隊而言,這種端到端可靠性,正是讓良好階層式設計轉化為可靠硬體的關鍵。
階層式設計常見問題
Q:PCB 原理圖中的階層式設計是什麼?
階層式設計會將原理圖組織成巢狀、模組化區塊,而不是一張大型平面圖頁。頂層圖頁放置區塊符號,每個區塊連結到包含詳細電路的子圖頁,並由 EDA 軟體管理層級之間的連接。
Q:什麼時候應使用階層式設計,而不是平面式設計?
對只有幾十個元件的小型、單一設計者電路板,可使用平面式設計。當專案變大、涉及多位工程師,或需要在多個設計中重用已驗證子電路時,就應改用階層式設計。
Q:階層式區塊之間如何連接?
區塊內的網路是區域性的,只能透過與父圖頁腳位名稱完全一致的具名連接埠向外連接。VCC 與 GND 等全域訊號是例外,會在整個設計中自動連接。
Q:階層式設計有助於 PCB 佈局與製造嗎?
有。基於區塊的結構可實現模組化放置與更乾淨的佈線,讓功能區域保持緊湊。它也能改善 DFM 結果,因為已驗證、可重用的模組會保留經過驗證的封裝與間距,降低重複錯誤的風險。
結論
階層式設計已成為處理今日日益複雜 PCB 專案的必要方法。它能將龐大混亂的平面式原理圖,轉化為乾淨、模組化且可重用的功能區塊,帶來更優秀的組織性,大幅減少錯誤,並加速開發與製造流程。無論您是個人設計者,還是大型工程團隊的一員,採用階層式原則都能幫助您以更高信心與效率打造更可靠的電路板。隨著 PCB 系統密度與功能持續提升,導入階層式設計已不再是選項,而是最聰明的前進方式。從下一個專案開始套用這些實務做法,並透過 JLCPCB 無縫的設計到生產流程,體驗清晰度、速度與品質上的差異。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......