PCB 尋源與採購要點
掌握採購要素、計價考量、交期掌握,以及如何評選值得信賴的 PCB 代工夥伴。
精選貼文
PCB 尋源與採購
快速打樣PCB:如何快速獲得高品質原型
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的重要組成部分,對更快、更高效開發的需求使得快速打樣PCB服務變得極其重要。本文將討論什麼是快速打樣PCB、其重要性、JLCPCB快速打樣PCB的生產周期、快速打樣PCB如何幫助企業,以及如何選擇一家優秀的快速打樣PCB製造商。 什麼是快速打樣PCB? 快速打樣PCB指的是在短時間內製造和交付PCB的過程。標準的PCB製造周期約為2-3週,而快速打樣PCB服務可以在幾天內完成生產和交付。對於需要快速將原型投入測試的公司來說,快速打樣PCB服務至關重要。 快速打樣PCB的重要性: 快速打樣PCB服務有助於縮短產品上市時間、提升原型製作能力,並允許公司快速修改設計。這在汽車、航空航天和醫療設備等行業尤其重要,因為這些行業的產品上市時間非常關鍵。對於需要在大規模生產前測試新設計、原型或小批量PCB的公司來說,快速打樣PCB服務也非常有用。 JLCPCB的快速打樣PCB通常生產周期是多久? JLCPCB是領先的快速打樣PCB供應商,提供高品質PCB和快速的交貨時間。通常,JLCPCB的快速打樣PCB服務生產周期僅為24小時,遠快於標準的PCB製造周期。 與市場上其他快速打......
Oct 23, 2025
最新貼文
PCB 尋源與採購
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
Nov 11, 2026
PCB 尋源與採購
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
Aug 28, 2026
PCB 尋源與採購
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
May 29, 2026
PCB 尋源與採購
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
May 20, 2026
PCB 尋源與採購
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
May 11, 2026
PCB 尋源與採購
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......
May 07, 2026
PCB 尋源與採購
為什麼特定檔案格式對於訂購 PCB 至關重要
訂購印刷電路板(PCB)時,必須提供精準且詳細的設計與規格資訊。若缺少正確的檔案格式,再出色的 PCB 設計也可能導致製造延遲、成本高昂的錯誤,甚至整批生產失敗。因此,特定的 PCB 檔案格式不可或缺。唯有具備完整的生產檔案組(包含線路圖、物料清單(BOM)、PCB 佈線與疊構資訊),製造才能順利進行。 PCB 檔案格式的重要性 為了讓 Allegro、Altium Designer、KiCAD、Eagle 等各種電子設計軟體能互通,業界發展出一套統一的檔案集合,稱為 Gerber。Gerber 檔案能在不依賴特定設計軟體的前提下,讓製造商讀懂 PCB 設計,因此學習並理解 Gerber 格式已成為今日極為重要的課題。主要原因有三: 標準化:PCB 檔案格式將設計資料的傳達方式標準化,確保製造商能以一致且全球通用的方式取得所需資訊,避免不同設計師使用不同軟體所帶來的混淆。實務上,標準化可將電子製造業的解讀錯誤降低逾 80%。 詳盡資訊: PCB 檔案內含電路板佈局的完整細節,包括元件擺放、電氣連線走線、疊構、鑽孔、防焊開窗、絲印圖例,甚至基準點。這些細節至關重要,因為銅線或鑽孔位置只要偏移 0.1......
Apr 27, 2026
PCB 尋源與採購
客製化 PCB:設計與訂購專屬 PCB 的終極指南
客製化 PCB(印刷電路板)是為了滿足特定需求或應用而設計的客製化電路板,這些需求是標準現成 PCB 無法滿足的。它們被廣泛應用於各種電子設備與系統中,作為安裝與連接電阻、電容、積體電路與連接器等電子元件的基板。客製化 PCB 有助於打造專業且創新的電子設備,並具備適應特定功能與性能需求的靈活性。 客製化 PCB 能透過快速且穩定的方式將新產品即時推向市場,從而釋放創新潛力。若需專業的客製化印刷電路板製造,您需要一家擁有尖端技術與專業知識的供應商,以提供可靠且高品質的客製化 PCB。這包括合適的設計與佈局工具、可自選的材料、從單層到多層的 PCB 製造能力、全自動化生產線、快速交貨與配送服務。JLCPCB 提供上述所有設施,並以全自動化生產線協助降低成本。 客製化 PCB 的類型 印刷電路板包含多種電路,設計用於執行單一或多重功能。每個產業都有獨特的需求,並伴隨著在生產過程中必須遵循的特定要求與規範。PCB 的主要類型包括單面、雙面、多層與柔性 PCB。PCB 製造商會使用不同類型的 PCB 來匹配各種產品。印刷電路板的類型包括: 單面 PCB 在單面 PCB 中,僅有一層板面具有導電材料,可在其......
Apr 27, 2026
PCB 尋源與採購
DFM 在 PCB 製造中的關鍵角色
DFM 在 PCB 設計中代表「可製造性設計」。在當今高度數位化的電子時代,印刷電路板(PCB)是連接與支撐電子元件的骨幹。PCB 製造的品質與效率在很大程度上取決於「可製造性設計(DFM)」——即從設計初期就將製造需求納入考量。DFM 對於提升製造效率、降低成本,並確保最終產品的品質與可靠性,扮演著關鍵角色。 DFM 在 PCB 生產中的應用 1. 材料選擇 DFM 協助設計師選擇與 PCB 生產相容的材料。選對材料對於板材的穩定性、耐用性,以及符合製程需求至關重要。例如 JLCPCB 提供標準 FR-4 材料,常見厚度為 0.6 mm 至 2.0 mm,銅厚為 1 oz 或 2 oz。遵循這些標準規格可避免額外費用並確保高良率,同時滿足壓合與蝕刻時的熱與機械需求。 2. 設計優化 DFM 技術讓設計師優化 PCB 佈局與元件擺放,縮短走線長度並降低複雜度,以提升電路性能與可靠度。優化後的設計也能降低功耗與 熱問題。 根據 JLCPCB 的製程能力,雙面板(1 oz 銅)的標準最小線寬與線距為 5 mil(0.127 mm)。遵守此規則而不低於下限,可避免額外製造費用,並顯著提高一次通過率。 3......
Apr 27, 2026
PCB 尋源與採購
選擇 PCB 製造商的注意事項
選擇合適的印刷電路板 (PCB) 製造商 是電子工程師、設計師與製造商必須面對的關鍵決策。面對眾多選擇,要決定將 PCB 組裝需求託付給哪家廠商往往令人卻步。您所使用的 PCB 品質,將顯著影響電子產品的性能、可靠性與安全性。因此,務必選擇能夠滿足您特定需求,同時提供最高品質標準的製造商。 本文將提供一份全面指南,協助您根據自身需求挑選合適的 PCB 製造商。我們會討論評估廠商時應考量的因素、不同類型的製造商,以及在做出最終決定前應詢問的問題。無論您是經驗豐富的電子專業人士,還是剛踏入產業的新手,這篇文章都能幫助您在選擇 PCB 製造商時做出明智決策。 選擇 PCB 製造商時的關鍵考量因素 挑選合適的 PCB 製造商可能令人望而卻步,但考量以下因素可幫助您做出明智決定: 品質標準與認證 選擇 PCB 製造商時,最關鍵的因素之一是其品質標準與認證。可靠的製造商應具備 ISO 9001、UL 等認證,確保符合最高品質標準。這些認證彰顯了製造商對品質、安全與可靠性的承諾。 製造能力與技術 另一項關鍵考量是廠商的製造能力與技術。您應選擇擁有合適設備與技術、能滿足您特定需求的製造商。例如,若您需要高密度互連......
Jan 06, 2026
PCB 尋源與採購
客製化 PCB 的真實成本:了解影響最終價格的因素
印刷電路板(PCB)是現代科技不可或缺的一部分,從智慧型手機到飛機系統皆可見其身影。PCB 提供電子元件所需的機械支撐與電氣連接,使其正常運作。然而,PCB 的設計與製造過程複雜且成本高昂,需審慎考量多項因素。 設計 PCB 時,了解影響成本與最終利潤的關鍵因素至關重要。電路複雜度、所需層數、PCB 尺寸與形狀、選用材料、元件選擇與採購,以及設計規格與需求,皆會決定客製化 PCB 的最終成本。 除了上述因素,設計與生產 PCB 還存在隱藏成本,包括原型製作與測試、模具與製造、組裝與測試、品質管制與認證,以及運輸與物流。 為了降低客製化 PCB 的成本,設計與生產時必須全面考量所有因素。透過簡化電路設計、減少層數、使用標準元件、最佳化 PCB 尺寸與形狀,並應用可製造性設計(DFM)原則,即可在不犧牲品質或可靠性的前提下降低成本。 本文將探討影響 PCB 製造成本的各項因素,以及設計與生產過程中的隱藏成本。我們亦將討論如何在維持品質與可靠性的同時降低 PCB 成本。無論您是工程師、設計師還是製造商,了解客製化 PCB 的真實成本對於做出明智決策並確保專案成功至關重要。 哪些因素會影響印刷電路板的成本......
Jan 06, 2026
PCB 尋源與採購
拆解 PCB 報價:成本是如何決定的
PCB 報價封裝包含收集與整理所有必要細節,以估算製造 PCB 的成本。此流程不僅涵蓋設計規格,還包括材料選擇、製造方法與工程考量,超越單純的財務估算,提供徹底的工程分析,確保報價準確、可行並已針對生產最佳化。 任何影響生產的面向——如材料類型、尺寸、複雜度與生產量——都必須納入報價。目標是提供清晰詳細的估算,協助客戶了解他們為何付費、付費項目為何。本文詳細說明影響 PCB 工程費用的關鍵因素。 為何在 PCB 報價封裝中工程如此重要? 工程在 PCB 報價流程中至關重要,因為它不僅僅是成本估算,更是徹底理解技術需求並確保設計與生產的所有面向都被考量。工程師審查設計、材料與製造方法,確保報價能準確反映實際生產成本。 缺乏工程專業可能導致報價不準確,進而造成成本超支或生產延遲。工程師確保層數、線寬、元件擺放等關鍵技術細節被妥善評估並納入最終估算。進一步了解 PCB 生產,請參閱我們的最新文章。 PCB 製造方法如何影響報價? 製造方法會大幅影響最終成本,常見方法包括: 穿孔技術 (THT): 用於需要更強機械結合力的元件,較耗人力,因此成本較高。 表面貼裝技術 (SMT): 現代 PCB 組裝最常見......
Jan 03, 2026
PCB 尋源與採購
了解 PCB 印表機 vs PCB 製造商:哪個選項適合您的需求?
PCB 印表機因能快速在現場製作原型與小量生產而日益普及,尤其在藝術家與新創公司之間。傳統上,公司會委託專業 PCB 製造商為其大量生產電路板。本文將探討 PCB 印表機與依賴製造商的差異,涵蓋各自的優缺點,以及在做出選擇時應考慮的因素。 1. 什麼是 PCB 印表機? PCB 印表機是一種特殊機器,可從數位檔案製作電路板。它能使用增材或減材製造方式,製作出電氣電路所需的導電跡線、焊盤與其他元件。快速原型製作與小批量生產是 PCB 印表機的常見用途,讓工程師與設計師無需等待客製化製造即可測試想法。 這些設備可與不同類型的 PCB 材料配合使用,如 FR4、陶瓷與軟性基材。現代印表機具備自動對位與多層列印等功能,使其成為快速製作複雜 PCB 設計的理想選擇。 2. PCB 製造商提供什麼? PCB 製造商是擁有高科技設備與專業知識以大量生產 PCB 的專門企業。他們提供從設計審查到多層 PCB 組裝與品質控制測試的全方位服務。 對於需要大量高精度生產的公司而言,將製造外包給製造商是最佳選擇。多數製造商還提供額外服務,如元件採購、焊接與功能測試,確保電路板功能完整且可立即使用。由於其先進設備,他們能實......
Jan 03, 2026
PCB 尋源與採購
選擇合適軟性 PCB 供應商的 7 個必知技巧
軟性 PCB 因其多用途而為設計與工程帶來巨大優勢。但要發揮其最大價值,擁有合適的製造夥伴至關重要。明智選擇,您就能充分利用軟性 PCB 技術為應用帶來的好處。本文提供逐步指南,根據能力、品質控制、材料、價格、產能等評估並選擇最佳軟性 PCB 製造商。 透過系統化方式選擇軟性 PCB 夥伴,可為特定產品需求找到理想匹配。了解在啟動新的 軟性 PCB 專案 時該尋找什麼以及如何做出正確選擇。排除這一關鍵決策中的臆測。並非所有人都能製造高品質軟性 PCB,因為需要特殊技術與設備。優秀 PCB 製造商的關鍵優勢: 1. 尖端的軟性 PCB 技術與專業知識 嚴格的品質控制標準 原型的快速交貨 高混合生產產能 全程專屬客戶支援 具競爭力的高價值價格 2. 軟性 PCB 製造商 軟性 PCB 從穿戴裝置到醫療器材再到車用電子,推動各產業創新。隨著市場與應用成長,軟性 PCB 製造商的角色變得至關重要。選對軟性 PCB 夥伴能確保您獲得符合規格、時程與預算的高品質產品,充分實現軟性 PCB 技術效益。然而,製程複雜使供應商選擇過程充滿挑戰。 我們整理了六步驟流程協助您做出正確選擇。遵循這些 指南 可避免陷阱,為......
Jan 03, 2026
PCB 尋源與採購
了解 PCB 報價與封裝工程
在電子產品微型化的時代,每個人都需要更小的尺寸、更低的功耗和更高的效能。隨之縮小的還有「封裝」這個領域。早期電子產品裝在大箱子裡,元件不那麼脆弱,因此不需要高階包裝。但現在的小型元件需要優質的包裝,於是封裝也成了一門工程,確保包裝內的物品完好無損。兩個常被忽略但對產品成功上市至關重要的因素,就是 PCB 報價與封裝工程。本文將拆解 PCB 報價包含的內容、封裝工程的意義,以及兩者如何影響成本、可製造性與供應鏈效率。 什麼是 PCB 報價? PCB 報價是由製造商根據電路板設計規格提供的詳細成本估算。它幫助工程師在量產前評估價格、交期與技術可行性。現在已有線上工具能自動計算。是的!以下是 影響 PCB 報價的關鍵參數: 報價類型: 裸板製造報價:僅針對 PCB 製造。 組裝報價:包含元件採購、貼裝與焊接。 一站式報價:從 PCB 製造、元件採購、組裝到測試的完整解決方案。 什麼是電子領域的封裝工程? 封裝工程是設計與優化物理結構的過程,為組裝後的 PCB 提供保護,確保在運輸、儲存與運作期間不受損。涵蓋元件級封裝(如 IC 封裝)與系統級封裝(如產品外殼與運輸箱)。在 PCB 與系統交付情境下,封裝......
Jan 03, 2026
PCB 尋源與採購
快速打樣PCB:如何快速獲得高品質原型
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的重要組成部分,對更快、更高效開發的需求使得快速打樣PCB服務變得極其重要。本文將討論什麼是快速打樣PCB、其重要性、JLCPCB快速打樣PCB的生產周期、快速打樣PCB如何幫助企業,以及如何選擇一家優秀的快速打樣PCB製造商。 什麼是快速打樣PCB? 快速打樣PCB指的是在短時間內製造和交付PCB的過程。標準的PCB製造周期約為2-3週,而快速打樣PCB服務可以在幾天內完成生產和交付。對於需要快速將原型投入測試的公司來說,快速打樣PCB服務至關重要。 快速打樣PCB的重要性: 快速打樣PCB服務有助於縮短產品上市時間、提升原型製作能力,並允許公司快速修改設計。這在汽車、航空航天和醫療設備等行業尤其重要,因為這些行業的產品上市時間非常關鍵。對於需要在大規模生產前測試新設計、原型或小批量PCB的公司來說,快速打樣PCB服務也非常有用。 JLCPCB的快速打樣PCB通常生產周期是多久? JLCPCB是領先的快速打樣PCB供應商,提供高品質PCB和快速的交貨時間。通常,JLCPCB的快速打樣PCB服務生產周期僅為24小時,遠快於標準的PCB製造周期。 與市場上其他快速打......
Oct 23, 2025
- 1
- 2