光電二極體與光電晶體的差異
1 分鐘
- 什麼是光電二極體?
- 什麼是光電晶體管?
- 光電二極體與光電晶體管之間的主要差異
- 何時在光電二極體和光電晶體管之間做選擇
- 結論
- 常見問題
兩個世紀以來,光敏元件已被廣泛應用,主要用於無線應用。從自動路燈到您的電視遙控器。光電二極體和光電晶體管是實現此功能的兩種最受歡迎的元件。這裡的主要原理是將光能轉換為電信號,然後處理這些電信號以採取進一步行動。然而,光電二極體和光電晶體管的操作過程、信號類型和應用有顯著差異。了解這些差異可以幫助您為您的電子設計選擇合適的元件。
什麼是光電二極體?
光電二極體是一種半導體電子元件,當光線照射到預先封裝的矽、砷化鎵、砷化銦鎵、碳化矽或其他半導體晶圓的背面或正面時,會產生電荷(基於電子和電洞對)。光電二極體本質上是一個 PN 接面二極體,但以逆向偏壓操作。當施加逆向偏壓時,會形成一個空乏區。當光線照射到接面時,所產生的電子和電洞對被稱為光電流。
光電二極體的電路符號
(指向二極體的箭頭表示入射光。)
結構
光電二極體是一個單一的 PN 接面。它由半導體材料組成,例如用於可見光和近紅外應用的矽 (Si),或用於紅外應用的砷化鎵 (GaAs)。
工作原理:
光電二極體主要在逆向偏壓下工作。在逆向偏壓下,空乏區擴大,更多由光感應產生的載流子有機會支持電流。操作有兩種模式:
光伏模式(無外部電源)
- 當光電二極體被照亮時會產生電壓。
- 用於太陽能電池、能量收集器和低功耗感測器。
光導模式(逆向偏壓)
- 在逆向偏壓下,尺寸和速度得到改善。
- 能夠快速響應變化的光強度。
輸出電流與入射光強度成正比。這使得光電二極體對於精確線性測量光線水平極為有用。
其應用場合
光電二極體非常適合需要高速、高精度和線性響應的應用,例如:
- 光纖通訊接收器
- 條碼掃描器
- 醫療儀器(脈搏血氧儀、光譜儀)
- 測光錶和科學測量設備
- 煙霧和火焰偵測系統
JLCPCB 用於客製化感測器 PCB 的超精密 PCB 製造封裝了光電二極體,保證了低雜訊佈線和信號完整性(信號品質對於敏感類比光測量電路至關重要)。
什麼是光電晶體管?
光電晶體管是一種對光有反應的電晶體。可以將其視為整合了光電二極體的 BJT。此處的基極接受光作為激發,但由於其作為 BJT 的操作,整體信號被放大。產生光感應基極電流;此電流可通過電晶體的電流增益進行放大。這導致輸出電流比從光電二極體獲得的電流大得多。
光電晶體管的電路符號
(箭頭表示入射光照射在電晶體結構上。)
結構:
光電晶體管以標準 BJT 的形式製成,具有三個半導體層,包括集極、基極和射極。它可以是 NPN 或 PNP 配置。有些光電晶體管只有兩個引腳(集極和射極),並使用連接到外殼的基極引腳。
工作原理:
光電晶體管是一個順向主動元件,因此光操作其基極電流。光線照射到基極區域,然後產生一個作為光函數的相應電流。電晶體通過其電流增益 (β) 放大此電流,並在輸出端獲得大得多的集極電流。這種內部放大使得光電晶體管即使對微弱的光線水平也很敏感。然而,由於內部電容和載流子儲存效應,其響應速度比光電二極體慢。
其應用場合:
光電晶體管適用於高靈敏度和開關應用,例如:
- 紅外線接收和遙控系統
- 光啟動開關和警報器
- 用於隔離的光耦合器
- 安全和物體偵測系統
- 自動亮度控制和光觸發繼電器
在構建基於光電晶體管的感測電路時,JLCPCB 的 PCB 組裝 (PCBA) 服務可以精確地自動放置這些精密零件,以實現可靠的感測器性能。
光電二極體與光電晶體管之間的主要差異
| 差異基礎 | 光電二極體 | 光電晶體管 |
| 定義 | 光電二極體是一種包含 PN 接面的半導體元件,可將入射光轉換為電信號。 | 光電晶體管是一種光敏電晶體,在暴露於光線時會產生並放大電流。 |
| 電路符號 | ||
| 端子 | 它有兩個觸點,稱為陽極和陰極。 | 它有兩個或有時三個端子——射極、集極,可能還有基極。 |
| 半導體區域 | 由一個 P 型區域和一個 N 型區域組成。 | 它同樣包含一個集極、一個基極和一個射極。 |
| PN 接面數量 | 包含單一 PN 接面。 | 包含兩個 PN 接面。 |
| 類型 | 光電二極體通常具有單一基本結構,沒有分類。 | 光電晶體管分類為 NPN 或 PNP 類型。 |
| 偏壓 | 以逆向偏壓操作以有效偵測光線。 | 以順向偏壓工作以允許電流流動和放大。 |
| 主要功能 | 它是一種光啟動元件,直接將太陽能轉換為電能。 | 將光能轉換為電能,並進一步放大產生的信號。 |
| 靈敏度 | 由於缺乏內部放大,靈敏度較低。 | 將光轉換為電並放大產生的信號。 |
| 響應時間 | 對光線變化響應非常快,提供快速切換。 | 由於其內部放大過程,響應相對較慢。 |
| 外部電源需求 | 它可以在沒有外部電源的情況下運作。 | 需要外部電源才能正常操作。 |
| 成本 | 設計簡單,使其價格低廉。 | 設計更複雜,使其成本較高。 |
| 輸出類型 | 根據配置,可產生電壓和電流輸出。 | 主要產生電流輸出。 |
| 應用 | 用於太陽能電池、光通訊、煙霧偵測器、物體計數器和安全系統。 | 廣泛用於光感測器、紅外線接收、遙控和安全設備。 |
何時在光電二極體和光電晶體管之間做選擇
在以下情況使用光電二極體:
- 您需要快速響應和精確度。
- 系統涉及光測量或數據通訊。
- 準確性和線性度比信號強度更重要。
在以下情況使用光電晶體管:
- 您需要一個簡單、靈敏的光感測器。
- 您希望無需額外放大器即可獲得強輸出。
- 響應速度不是首要任務。
在實際設計中,通常會結合光電二極體的速度與其靈敏度,透過添加放大器來放大來自光感測器的信號。相比之下,光電晶體管通常無需其他元件即可驅動,從而簡化了電路。但作為一名 PCB 工程師,為什麼不直接對兩者進行原型設計,看看哪一個在實際應用中表現更好呢?JLCPCB 經濟實惠的 PCB 原型設計使這個過程變得簡單且預算友好。
結論
在本文中,首先介紹了這些元件,並根據靈敏度將其分類為二極體或電晶體。光電二極體和光電晶體管在現代電子學中都很重要。由於結構和操作上的差異,它們的應用有所不同。光電二極體具有快速響應時間、出色的線性度和高精度。這些元件廣泛用於瞬態變化更頻繁的場合。另一方面,光電晶體管提供更高的光靈敏度,非常適合需要開關或精確工作週期的應用。這些差異有助於工程師和設計師做出良好選擇,這對於在光學感測系統中實現最佳性能非常有幫助。了解這些差異意味著您將為您的電路選擇正確的元件。而現在JLCPCB 正透過高品質 PCB 將您的感測器想法變為現實,讓創新、測試或最終產品變得更加容易。
常見問題
問:光電二極體可以在沒有外部電源的情況下工作嗎?
可以。在光伏模式下,它直接從光產生電壓,無需外部電源。
問:為什麼光電晶體管更靈敏?
它具有內部電流放大(β 增益),可從相同的光照水平產生大得多的輸出。
問:哪種元件更適合高速應用?
光電二極體。它提供更快的響應時間,而沒有光電晶體管的載流子儲存延遲。
問:光電晶體管適合精確的光測量嗎?
不適合。它們更適合開關或偵測;光電二極體提供更優越的線性度和準確性。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......