去耦電容 vs 旁路電容:有什麼差別
1 分鐘
- 什麼是旁路電容?
- 什麼是去耦合電容?
- 旁路電容的選擇(含計算)
- 依功能選擇電容值
- 旁路與去耦合電容的差異
- 使用情境?
- PCB 設計最佳實踐
- 結論
在現代電子電路中,電容器的兩大核心用途是儲存能量與調節訊號。在直流或低頻環境下,電容器形同開路,主要負責去耦合——穩定電源並濾除電壓變動;在高頻(交流)環境下,其阻抗降低,可充當旁路電容,將雜訊與不需要的訊號導向接地。
簡言之,電容器不是用於去耦合就是旁路——兩者聽來相近,實則角色截然不同。本文將拆解旁路與去耦合電容的差異,並說明兩者在電子設計中的關鍵性。
什麼是旁路電容?
旁路電容可將高頻雜訊從電路的特定位置導走,通常用於把電源線上的輸入雜訊接地,藉此「避開」雜訊,保護敏感元件。實務上我們會並聯兩顆不同值的電容來旁路,原因在於:旁路電容需盡量靠近 IC 的電源與接地腳,提供一條低阻抗路徑給交流雜訊。不同容值對應不同頻率的電抗:小容量對高頻更敏感,能更輕鬆地讓高頻通過。主要功能包括:
- 將高頻交流雜訊短路到地。
- 在接腳層級保持電源「乾淨」。
最常見的例子是晶體放大器中的射極旁路電容:把不需要的交流電流導離射極電阻,提升交流增益。
什麼是去耦合電容?
去耦合電容則用於隔離電路的不同級,兼具儲能功能。當電路在快速切換瞬間需要大電流時,它能就近提供能量,避免電壓跌落,穩定供電軌,降低電源漣波。常見於PMIC外圍。主要功能包括:
- 在暫態電流需求時提供臨時能量緩衝。
- 降低電源軌上的電壓波動。
- 利用低 ESL 元件抑制高頻雜訊。
旁路電容的選擇(含計算)
要濾除直流線或偏壓點上的交流干擾,旁路電容的電抗 Xc 一般取為被旁路電阻的十分之一,確保交流訊號優先走電容這條低阻抗路徑。可用標準電抗公式求出所需容值:
其中:
- C:電容值,單位法拉(F)
- f:訊號頻率,單位赫茲(Hz)
- Xc:目標電容電抗,單位歐姆(Ω)
套用此式即可選出有效濾波的旁路電容,並挑選最接近的標準值,同時符合電壓額定與誤差需求。
依功能選擇電容值
旁路與去耦合電容的差異
兩者外觀相似、位置可能重疊,差異在於設計目的:
使用情境?
從定義可知該如何選用。實際上,一顆電容常同時扮演兩種角色:例如 0.1μF 陶瓷電容緊靠微控制器電源腳,便同時進行旁路與去耦合。
然而在高速或敏感線路中,可並聯多種容值(如 0.01μF、0.1μF、10μF)以涵蓋更寬的雜訊頻段與電流需求。務必將去耦合電容盡量靠近 IC 電源腳,並以短走線或直接過孔連接電源/地平面。下一節提供 PCB 設計的最佳實踐。
PCB 設計最佳實踐
整體而言,擺放與走線至關重要,請參考我們的簡易指南:高速設計的走線與佈局技巧:
- 電容盡量靠近 IC 接腳,從源頭濾波,降低系統干擾。
- 選用低 ESR 陶瓷電容,提升高頻表現。
- 並聯不同容值:大容量(10–100µF)負責低頻,中容量(1µF)、小容量(0.01–0.1µF)負責高頻,以公式 C = 1/(2πf·Xc) 計算旁路尺寸。
- 確保良好的地回歸路徑,減少電感迴路。
- 使用寬走線與多過孔,降低路徑電感。
結論
旁路與去耦合電容雖常並用,核心任務卻不同:
- 去耦合電容作為能量庫,確保負載變動時電壓穩定。
- 旁路電容專精於把高頻雜訊導向地,阻擋交流成分進入用電設備。
理解兩者差異後,透過正確的容值選擇、擺放與元件挑選,即可有效抑制雜訊並提升電路可靠度。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......