電路設計中的電氣原理圖符號
1 分鐘
- 什麼是電氣原理圖符號?
- 常見電氣原理圖符號
- 電氣原理圖符號在電路設計中的重要性
- 電氣原理圖符號的類型
- 圖面符號 vs. 實體元件
- 閱讀電路圖的最佳實務
- 電氣原理圖符號的獨特應用
- 為設計選擇合適的原理圖符號
電氣原理圖符號是電氣設計的基礎,在電路設計中極為重要。這些統一的符號代表不同的電氣元件,如電阻、電容、電晶體與開關,能簡明地說明複雜電氣系統的運作方式。
無論是繪製簡單電路的愛好者,還是設計複雜系統的工程師,都必須正確理解並使用電氣原理圖符號。本文將介紹常見的原理圖符號、其應用,以及正確判讀與使用這些符號的重要技巧,並探討這些符號對於打造可靠電路的關鍵作用。
什麼是電氣原理圖符號?
電氣原理圖符號是在電路圖中用來表示電氣元件的標準圖形,用以說明電路的結構與元件連接方式。這些符號能簡化複雜電氣系統的理解,使設計師與工程師能繪製出人人皆可讀懂的準確圖面。
使用電氣原理圖符號可視化電路的運作,簡化設計與維護流程。由於這些符號全球通用,工程師與技術人員無論身處何地都能順利溝通。
常見電氣原理圖符號
電路圖使用多種符號來表示不同元件,以下為電路設計中最常見的符號:
· 電阻:
電阻在圖中以鋸齒線表示,用來限制電路中的電流。
· 電容:
由兩條平行線構成,可儲存能量並阻擋直流、讓交流通過。
· 電感:
電感以螺旋線表示,通電時可將能量儲存在磁場中。
· 二極體:
三角形指向一條線,表示電流只能單向流動。
· 電晶體:
電晶體可放大電流或切換電信號,分 NPN 與 PNP 兩型,均以三端符號表示。
· 開關:
線路中斷處即為開關,可開啟或切斷電路。
· 接地:
由三條向下延伸的線構成,用於完成電路並穩定電壓位準。
電氣原理圖符號在電路設計中的重要性
電氣原理圖符號之所以重要,原因如下:
· 簡潔與清晰:
使用標準符號可簡化電路圖,即使面對複雜設計也能一目了然。
· 通用語言:
這些符號構成所有電氣工程師與技術人員都能理解的通用語言,無需冗長說明,減少錯誤。
· 高效除錯:
正確的符號能幫助技術人員在大型或複雜電路中快速定位並排除故障。
· 設計準確性:
正確使用符號可確保電路設計準確無誤,並能順利製作與組裝。
電氣原理圖符號的類型
依所代表的電氣元件性質,電氣原理圖符號可分成以下幾大類:
a. 電源:
· 電池:
長短線組合表示電池,為電路提供電源。
· 交流電源:
正弦波形代表交流電源。
b. 控制裝置:
· 開關:
線路中斷處加上斜線,表示可切換導通或斷開的開關。
· 繼電器:
繼電器以矩形加上切換線表示,用來控制電路中的能量流動。
c. 輸出裝置:
· 燈泡:
圓內交叉符號代表燈泡,常用作電路指示。
· 馬達:
圓內字母「M」表示馬達,可將電能轉換為機械動作。
d. 被動元件:
· 電阻與電容:
電阻用來限制電流,電容則用來儲存電能,如前所述。
圖面符號 vs. 實體元件
在設計或閱讀電路圖時,須記住原理圖符號與實體元件並非完全一致。符號是元件的簡化圖示,實際元件在尺寸、外形與複雜度上可能差異很大。
例如圖中的電容僅以兩條平行線表示,實物卻可能因材料(陶瓷、電解等)不同而在尺寸與外觀上差異甚大;然而符號保持一致,使電路設計維持統一。
閱讀電路圖的最佳實務
要正確閱讀並理解電路圖,請遵循以下最佳實務:
· 先找電源:
首先找出電池或交流電源,以掌握電流在電路中的流向。
· 追蹤訊號流向:
沿電流方向依序檢視開關、電阻、電容等元件,以理解電路功能。
· 確認接地連接:
接地符號對電路穩定性至關重要,須確認圖中連接正確。
· 查看標註:
圖面常標示元件數值,如電阻(歐姆)、電容(法拉)等,有助於了解電路特性。
電氣原理圖符號的獨特應用
電氣原理圖符號應用廣泛,在各行各業皆有特定用途:
· 通訊系統:
設計訊號路由電路時,原理圖符號可確保資料傳輸高效可靠。
· 航太系統:
航太業對可靠度要求極高,精確的電路圖對操作與監控航電系統不可或缺。
· 智慧家庭:
設計智慧家電、燈光與安防電路時,原理圖符號讓整合控制更為便利。
· 再生能源系統:
太陽能板與風力發電的電路設計高度依賴符號,以實現高效的能量轉換與儲存。
為設計選擇合適的原理圖符號
挑選合適的原理圖符號時,請考量以下要點:
· 元件功能:
確保電阻、電容、電晶體等符號與其功能相符。
· 標準化:
採用符合 IEC 或 IEEE 規範的標準符號,保持設計一致性與清晰度。
· 電路複雜度:
對於含大量 IC 或控制系統的複雜電路,應使用詳盡符號精確表示每個元件。
掌握電氣原理圖符號是設計與理解電氣系統的關鍵。這些符號為工程師與技術人員提供清晰一致的方式來表示電氣元件,使溝通與除錯更加順利。
熟悉各類原理圖符號、判讀方法與最佳呈現方式,將提升電路設計的準確度與效率。隨著科技持續進步,精通電氣原理圖符號在電機與電子工程領域的重要性將與日俱增。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......