PCB 設計中開關類型的綜合指南
1 分鐘
開關是 PCB 設計中不可或缺的元件,負責控制電路內電流的流動。它們作為機械或電子裝置,可開啟或關閉電路,啟用或停用特定功能。無論您設計的是消費性電子裝置、工業機器還是醫療儀器,選擇合適的開關類型對於產品的功能、可靠性與使用者體驗都至關重要。本指南將探討 PCB 設計中常用的各種開關類型,以及它們與 PCB 開關的差異。
什麼是 PCB 開關?
這些獨特的開關利用印刷電路板作為使其運作的特殊電路。取得 PCB 開關最簡單的例子就是電視遙控器。當我們談論 PCB 開關時,指的是控制電流通路的零件,透過連接或斷開該通路來運作。就像一座橋樑——當開關開啟時,它連接橋樑通路讓電流流動;關閉時則抬起橋樑斷開通路,電流便無法流動。
PCB 開關採用特殊機制,切換電路直接印刷在 PCB 上,按下開關時即連接橋樑讓電流通過。PCB 開關能在裝置中實現簡單的功能與啟動。這些多功能元件與按鈕開關、撥動開關等其他類型結合,可提升可用性與功能性。憑藉其耐用性與可靠性,PCB 開關亦能在各產業的裝置中提供順暢操作並改善使用者體驗。
PCB 開關的運作原理:
雖然市面上還有其他類型的電子開關,但在某些設計中 PCB 開關
塗層指的是銅質 PCB 上的黑色部分,負責確保開關的良好連接。這是一種低電阻碳材料,用於橋接 PCB 之間的間隙。按壓機構也使用相同碳材,當兩者接觸時橋樑連接,電流便開始流動。
這些連接可由銅等高導電材料製成,以提供較低的電阻。但在按壓機構中則需使用導電層。例如您可以選擇鍍金 PCB 開關,其表面鍍有一層金。
如何設計 PCB 開關?
製作 PCB 開關需要一台電腦與設計軟體(如 Eagle、Altium 或 EasyEDA)、PCB 製造服務,以及電阻、電容與電池等必要電子元件。以下為製作專屬 PCB 開關的步驟:
步驟 1:定義需求
首先說明 PCB 開關的用途。確定應用的電壓與電流需求,確保開關能夠承受電氣負載。
步驟 2:設計封裝與符號
符號:符號應代表開關的電氣功能。通常包含連接至 PCB 的接腳,以及開關行為的表示(例如常開或常閉)。清楚標示每個接腳,並確保與封裝的接腳配置相符。
封裝:通常我們先查閱製造商的資料表確認開關尺寸。在此根據步驟 1 定義的尺寸需求規劃封裝。確保開關周圍與走線之間有足夠間隙。
步驟 3:規劃 PCB 佈局與走線
建立可容納開關與相關元件的 PCB 佈局。使用 PCB 設計軟體繪製電路走線、元件擺放與連接點。確保開關周圍有足夠空間以便操作。測量所選開關的長、寬、高尺寸,這些測量值對於製作正確的 PCB 開口與設計開關的外殼或護蓋至關重要。注意走線寬度與間距,確保適當的電流承載能力並避免訊號干擾。盡量讓走線保持最短且最直接。
步驟 4:建立開口與安裝孔
在 PCB 設計中加入開關開口與安裝孔。這些功能可讓開關穩固安裝於 PCB 上。再次確認尺寸以確保正確配合。
步驟 5:加入支援元件
在開關周圍整合任何必要元件,例如電阻、電容或 LED。確保這些元件能輔助開關功能並符合設計規格。
步驟 6:驗證連接與電路
繼續進行前,使用 PCB 設計軟體驗證電路連接並檢查佈局是否有錯誤。此步驟有助於避免製造或測試時可能發生的問題。
步驟 7:完成設計與生產
根據測試結果進行任何變更並微調 PCB 開關設計。對原型滿意後,完成設計並準備生產檔案。選擇可靠的 PCB 製造服務並提交設計檔案進行生產。
電路設計中其他主要開關類型
1. 觸感開關
觸感開關常用於消費性電子產品,特別是智慧型手機、遙控器與鍵盤等手持裝置。這些開關按下時會有明顯的「咔嗒」觸感,向使用者提供開關已啟動的回饋。觸感開關體積小、可靠且成本低廉,非常適合大量生產與精簡設計,應用於穿戴式裝置與遙控設備。
主要特點:
- 低高度
- 觸感回饋
- 精巧尺寸
2. 按鈕開關
按鈕開關是最常見的開關類型之一,從計算機到機械控制面板都可見其蹤影。這些開關可為瞬時型或閂鎖型:瞬時型按下後會恢復原狀,閂鎖型則維持新狀態直到再次按下。常用作裝置的電源按鈕與控制面板。
主要特點:
- 機構簡單
- 可選瞬時或閂鎖
- 易於整合
3. 滑動開關
滑動開關透過來回移動接點來開啟或關閉電路。這些開關經久耐用,可用於需要簡單手動操作來切換狀態的各種裝置,主要應用於音訊設備與裝置的模式選擇。
主要特點:
- 可靠的機械操作
- 多段位置(如開/關/自動)
- 耐用且易用
4. DIP 開關
雙列直插封裝(DIP)開關是由多個小型開關組成的系列,用於設定裝置的組態或選項。無需重新編程或修改 PCB,DIP 開關即可手動變更組態。這些開關常見於較舊的電子產品以及需要快速重新組態的現代裝置,應用於數位裝置組態與網路設備位址設定。
主要特點:
- 可組態
- 無需軟體或重新編程
- 簡單變更設定
5. 旋轉開關
旋轉開關讓使用者透過旋轉旋鈕選擇不同位置,每個位置連接不同的電路路徑,使其成為需要多種模式或輸出應用的多功能選擇。常見於多模式裝置與音訊設備。
主要特點:
- 多段可選位置
- 精確控制
- 堅固耐用
6. 撥動開關
撥動開關因其可靠性與簡單性而被廣泛使用。它們具有可於兩個或多個位置之間翻轉的槓桿,以開啟或關閉電路。常用於需要簡單手動控制功能的應用,在汽車系統與消費性家電中需求極大。
主要特點:
- 操作簡便
- 多段位置
- 高耐用性
7. 旋轉編碼器
雖然技術上不算開關,旋轉編碼器仍用於許多電子產品的精確控制。它們將轉軸的角位置轉換為數位或類比訊號,非常適合需要精細調整的裝置,主要應用於音訊/視訊控制系統與使用者介面設計。
主要特點:
- 精確旋轉偵測
- 無限旋轉能力
- 數位與類比輸出選項
結論
開關在決定 PCB 設計的功能性與可用性方面扮演關鍵角色。印刷電路板開關在電路板的設計與操作中日益重要。因此,身為電路板設計者,務必考量本文所探討的 PCB 開關面向。您可依專案需求選擇合適的開關,確保設計高效、可靠且友善易用。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......