訊號與電源完整性基礎
深入瞭解阻抗、回流路徑、去耦及電源穩定性如何影響系統效能,並降低雜訊與訊號失真。
精選貼文
訊號與電源完整性
深入了解高速 PCB 設計中的阻抗匹配
隨著科技進步與積體電路應用日益廣泛,電子訊號傳輸的頻率與速度不斷提升,這使得 PCB 導體提供高性能傳輸線變得至關重要。這些傳輸線負責將訊號從源端準確且完整地傳遞到接收端。這項要求強調了阻抗匹配的需求。 電抗,通常表示為 Z並以歐姆 (Ω)為單位,是指交流電路中電阻、電感和電容的綜合效應。特定電路的阻抗並非恆定值;其數值由交流頻率、電阻 (R)、電感 (L) 和電容 (C) 共同決定,因此會隨頻率變化。 什麼是阻抗匹配? 阻抗匹配是確保訊號源或傳輸線與其負載之間相容性的一種方式。它可以分為低頻匹配與高頻匹配。在低頻電路中,波長相對於傳輸線較長,反射可以忽略不計。然而,在高頻電路中,由於波長較短且與傳輸線長度相當,疊加在原始訊號上的反射訊號會改變其形狀並影響訊號品質。 如上圖所示,訊號從源端 A 發出,經過中間傳輸線,進入接收端 B。在傳輸過程中,電路中的寄生電阻、電容和電感會阻礙高速訊號傳輸。當訊號在這些元件之間傳播並遇到不一致的阻抗時,可能會導致訊號反射,進而產生訊號失真。 阻抗匹配能有效減少或消除高頻訊號反射。常見的阻抗線可分為四種類型(如微帶線、帶狀線等)。 阻抗設計考量因素 (1) 阻抗控......
Dec 25, 2025
最新貼文
訊號與電源完整性
3.3V I2C 上拉電阻選型與匯流排電容:PCB 佈線與波形驗證
板上跑一條 3.3 V、400 kHz 的 I²C,控制器加兩顆感測器,外接模組自己還帶了上拉。電阻要挑幾歐姆,不能只看習慣值,應先替 SDA、SCL 各列一張電容清單,把上拉的可選範圍算出來,再用示波器驗證。清單裡要有晶片腳位、走線、接頭、模組與電平轉換器,少一項,後面的預算就可能失真。 I²C 設計檢查重點 先求上拉電阻的上限與下限,再確認匯流排電容、PCB 走線、外接模組與探棒負載。兩條線要各自驗證,不能只測 SDA 或只測 SCL。 一、先求上拉電阻的上限與下限 I²C 是開漏訊號。晶片只負責把線拉低,放開之後靠上拉電阻供電,並替匯流排等效電容充電,這就是上升沿呈現圓弧的原因。資料在 SCL 低電位時變更,接收端在 SCL 高電位時讀取;START 和 STOP 則是在 SCL 高電位時讓 SDA 下降或上升。 上升時間量測通常取 30% 到 70% 的電壓區間,單極點 RC 模型可用下式估算: 上升時間 tr ≈ 0.8473 × Rp × Cb Rp 是等效上拉電阻,Cb 是單一訊號線的總匯流排電容。 上拉上限 Fast-mode 的上升時間上限為 300 ns。單線掛 120 pF ......
Nov 18, 2026
訊號與電源完整性
Modbus RTU RS-485 主幹佈線與終端配置:終端電阻、偏壓與波形排查
控制櫃裡兩台設備用短線對傳,Modbus RTU 怎麼輪詢都正常。線纜一換成現場長度,中間又插進幾個節點,回覆就開始偶爾冒出 CRC 錯誤。這種情況別急著換收發器,先在同一筆交易的兩端各掛一次差動探棒,順便把方向控制訊號一起抓下來。要看的核心是線路有沒有反射、驅動器什麼時候切換,以及通訊參數是否設定正確。 RS-485 排查順序 先確認主幹與終端,再檢查支線、阻抗、偏壓與接頭旁的保護元件,最後把 DE、UART TX 與總線波形疊在一起。分開觀察三類訊號,才能定位 CRC 錯誤與逾時的真正原因。 一、先查終端裝在哪裡 半雙工的兩線式網路,佈線上只有一條主幹,設備一律從主幹就近拉短支線出來。終端電阻不是收在機櫃裡,而是跨在主幹的兩個物理端點上。雙絞線特性阻抗為 120 Ω 時,兩端就各放一顆 120 Ω 終端電阻。 每台設備都可能裝在任意位置的案子,建議用跳線或撥碼開關讓現場啟用終端,並在外殼標示出廠預設為關閉。中間節點若誤啟終端,等於多掛一個負載,阻抗也會在主幹中間被截斷。偏壓與終端的配置仍要回頭核對採用的 Modbus 安裝規範和設備手冊。 圖 1. RS-485 兩端 120 Ω 終端與分裂式......
Nov 18, 2026
訊號與電源完整性
在 PCB 設計中建立有效的 ESD 防護
重點摘要 佈局規則:ESD 電壓尖峰會在奈秒內急速上升;相較於元件規格,佈線佈局更為重要。 優先箝位:將 TVS 二極體緊貼連接器放置,並採用直接貫通式走線。 低電感接地:使用短而寬的走線,並在旁邊立即配置接地導通孔,以避免電壓偏移。 電容限制:在 USB 3.x 等高速線路上使用低電容箝位元件(低於 0.5 pF)。 符合 DFM 要求:將標準導通孔及走線公差納入考量,確保電路板製造可靠。 PCB 的 ESD 防護效果,與其說取決於保護元件,不如說更取決於周圍的銅箔佈局。根據 IEC 61000-4-2,8 kV 接觸放電在不到 1 奈秒內便可達到約 30 A。由於電流上升速度極快,放電路徑上每增加一小部分奈亨的電感,都可能使晶片承受額外數伏特的電壓。 圖 1:USB 連接器遭受 ESD 放電時,電流經由 TVS 陣列導向接地。 二極體的作用是防止靜電放電損壞受保護電路。放電電流會同時沿著所有可用路徑進入電路板,並依照各路徑的阻抗分流。這表示晶片接腳與二極體會競相承受放電電流。若二極體距離連接器過遠,或是透過一條又長又窄、通往晶片的走線接地,保護效果便會大打折扣。本指南將說明箝位電路的運作方式、......
Nov 17, 2026
訊號與電源完整性
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
Nov 07, 2026
訊號與電源完整性
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
Nov 05, 2026
訊號與電源完整性
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
Oct 30, 2026
訊號與電源完整性
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
Oct 30, 2026
訊號與電源完整性
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
Oct 27, 2026
訊號與電源完整性
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......
Oct 27, 2026
訊號與電源完整性
PCB 設計中如何選擇與配置去耦電容
幾乎每一塊 Digital PCB 都需要 Decoupling Capacitor(去耦電容),但許多電路板仍然會因為一個看似簡單的問題——去耦電容選型或 Placement 不正確——而出現 Voltage Dip、Glitch 與 Electromagnetic Interference(EMI)等問題。 本文將完整介紹 Decoupling Capacitor 的作用、如何選擇合適的 Capacitance、應該放在 PCB 的什麼位置,以及 Layout 時需要避免哪些常見錯誤,協助您的下一塊 PCB 從第一次上電開始就能維持更加乾淨、穩定的 Power Rail。 重點整理 在每個 IC Power Pin 附近配置適當的 Local Decoupling Capacitor。 100 nF X7R Multi-Layer Ceramic Capacitor(MLCC)是許多 Digital Circuit 常見的起始選擇。 Local Decoupling 應搭配位於 Power Supply/Regulator 附近的 Bulk Capacitor。 盡可能縮短 Current L......
Sep 08, 2026
訊號與電源完整性
高速 PCB 訊號轉換指南:Via、Backdrilling、回流路徑與阻抗控制
重點摘要 高速訊號換層容易產生問題:訊號透過 Via 在 PCB 層之間轉換時,常會造成反射、Via Stub 與 Return Path 不連續等問題。 Backdrilling 可有效移除 Via Stub:對約 5–10 Gbps 以上的高速訊號,Backdrilling 是降低 Stub Resonance 的常見方法。 每次換層都要維持 Return Path:可以依 Reference Plane 狀況使用 Stitching Via 或 Stitching Capacitor,為 Return Current 提供低電感路徑。 利用 Antipad 與 3D Simulation 調整 Via Impedance:Via 不只是孔,而是一個具有寄生電容與電感的高速結構。 減少關鍵 Net 的 Layer Change:高速訊號應盡可能降低換層次數,並利用 3D EM Tool、S-Parameter、TDR 與 Eye Diagram 驗證設計。 您是否曾經在 PCB Top Layer 上完成一條漂亮、長度完全匹配的高速走線,結果訊號一透過 Via 轉到 Inner Layer,原......
Sep 04, 2026
訊號與電源完整性
PCB 電源平面設計指南:Power Plane、分割平面與電源完整性
重點摘要 電源平面可在現代 PCB 中提供低阻抗 DC 電源分配,以及訊號回流路徑。 分割電源平面設計需要謹慎管理邊界,避免產生 EMI 與訊號失真。 去耦電容的配置位置與縮小迴路面積,是維持電源完整性的關鍵。 正確選擇銅厚並做好熱管理,可確保高電流傳輸的可靠性。 JLCPCB 提供適用於複雜電源平面設計的進階 PCB 製造能力。 設計良好的電源平面(Power Plane)可以作為印刷電路板中的低阻抗骨幹,將穩定的直流(DC)電壓分配到各個主動元件,同時為高速數位訊號提供低電感回流路徑。當 PCB 設計人員正確規劃 Copper Pour、Stackup 層間電容、分割電源平面以及 Via 配置時,即使負載電流快速瞬態變化,電源分配網路(Power Distribution Network,PDN)仍能維持穩定的供電電壓。 電源平面在現代 PCB Layout 中的重要作用 主要功能:DC 電源分配與訊號回流路徑 專用電源平面使用連續的大面積銅層取代狹窄的銅走線,可以更加有效地分配 DC 電源,同時也能作為相鄰訊號走線的高頻參考平面。將完整的 Ground Plane 直接配置在 Power P......
Sep 03, 2026
訊號與電源完整性
PCB 散熱設計完整指南:導熱過孔、厚銅、MCPCB 與接面溫度
重點摘要 銅箔擴散熱量:銅的導熱能力比標準 FR-4 材料高出 1,000 倍以上。 導熱過孔陣列:將 16 至 25 個導熱過孔並聯配置,可以大幅降低熱阻。 高熱負載使用 MCPCB:金屬基板相較於 FR-4 能提供更低的熱阻。 智慧元件配置:將高熱元件遠離 PCB 邊角,並把溫度敏感元件配置在氣流上游。 計算接面溫度:在設計初期估算完整熱阻,可以降低元件因過熱而失效的風險。 PCB 散熱設計可能就是一片電源板能穩定運作十年,還是八個月後就從客戶現場退回來的差別。穩壓器、LED 或馬達驅動器所消耗的每一瓦功率,最終都必須透過銅箔、PCB 基材與空氣真正排出系統。 如果熱傳導路徑設計錯誤,一開始往往不會立即出現明顯問題。電解電容會逐漸乾涸、焊點產生裂紋,最後 PCB 可能以間歇性故障的形式退回,而且在工作台上很難重現。本指南將介紹導熱過孔尺寸與數量、銅箔與基材選擇、完整的接面溫度計算範例、散熱器整合,以及導熱介面材料的選擇方式。 了解熱應力:為什麼高溫會破壞現代 PCB 的可靠度? 把一個熱鍋放在木製砧板上,整片砧板並不會很快變熱;但如果放在鋼製工作檯上,只需要幾秒鐘,熱量就會快速擴散到整片金屬。......
Sep 02, 2026
訊號與電源完整性
實現穩定供電:掌握高效能 PCB 中的 PDN 阻抗
重點摘要 PDN 阻抗會直接決定負載下的電壓穩定性。應保持低且平坦。 計算你的目標值:Z_target = (V_dd × Ripple%) / I_transient——通常是個位數毫歐等級。 優先考量緊密相鄰的電源/接地平面、短 via 連接,以及策略性的去耦電容擺放。 避免反諧振峰值;平滑曲線比單純堆高電容值更重要。 精密製造,例如銅厚與介電層控制,對於讓實際結果符合模擬非常重要。 如果無法用 GHz 等級的電源穩定供電,那使用 GHz 等級處理器也沒有意義。你可以把高速訊號走得完美無缺,將差分對匹配到皮秒等級,卻仍然看到電路板在負載下出現異常。在多數情況下,問題出在 PDN,更精確地說,是你的 IC 在供電不足時實際看到的 PDN 阻抗。我曾在一個專案中吃過苦頭:FPGA 在密集運算突發期間開始掉位元。原理圖沒問題,訊號完整性也沒問題。但當元件突然吸收大量電流時,核心電源軌下陷了。 那個電壓下陷,其實只是瞬態電流流經某個頻率下過高的阻抗所造成。在本指南中,我想用當初希望有人能教我的方式,帶你理解 PDN 阻抗。我們會討論它是什麼、如何設定合理的目標阻抗、哪些設計與製造因素會影響它,以及如何......
Aug 20, 2026
訊號與電源完整性
高速 PCB 設計中的相位匹配:透過精密製造實現訊號完整性
重點摘要 相位匹配會控制高速 PCB 中走線的電氣長度,以維持精確的訊號時序與相位關係。 在 10 Gbps 下,即使只有 10–15 ps 的偏斜,約等於 1–2 mm 的長度差,也可能使眼圖閉合、提高位元錯誤率,並造成系統失效。 動態相位匹配會在整個訊號路徑中維持對齊,並將彎折、導孔與換層納入考量。 USB 3.x SuperSpeed 介面通常會將差動對內偏斜目標控制在 5 mil(0.13 mm)以下,以維持可靠連線。 材料選擇、阻抗控制與製造精度必須相互配合,才能獲得一致的相位性能。 JLCPCB 透過公開材料特性、免費阻抗計算器、DFM 審查與 TDR 驗證,支援相位匹配設計。 相位匹配是今日高速 PCB 設計中的核心要求之一。隨著資料速率提升至多 Gb 與毫米波範圍,即使是很小的傳播延遲差異,也就是常說的偏斜,都可能導致眼圖閉合、位元錯誤率上升,甚至觸發完整系統失效。 相位匹配可確保訊號,特別是差動對訊號,能以預期的時序與相位關係抵達目的端。要達成這點,需要在電氣設計、模擬、材料選擇與製造精度之間密切協調。JLCPCB 這類製造商可透過公開材料特性、進階壓合製程、嚴格製程控制,以及 ......
Aug 19, 2026
訊號與電源完整性
透過電源完整性分析為高性能 PCB 建立穩定電源供應
重點摘要 電源完整性分析對建立高性能 PCB 的穩定電源供應至關重要。透過維持低 PDN 阻抗、最佳化去耦電容,並設計具備最小電壓下陷與低電感的穩健電源/接地平面,工程師可以避免電壓下陷、接地彈跳與電源誘發抖動等常見失效。結合完整 PI 模擬、聰明的佈局實務與專業製造,可確保從原型到量產都具備可靠性能。 PCB 上所有訊號的乾淨程度,都取決於供應它們的電源軌有多乾淨。您可以把阻抗匹配做得很正確,把差動對調整得剛剛好,卻仍可能因為電源供應雜訊大且不穩定,導致高速設計在驗證階段失敗。這就是電源完整性分析發揮作用的地方,而忽略它,可能是工程師會犯下的最高成本錯誤之一。 想想看,現代 FPGA 或處理器的供應電壓可能低至 0.8 V,核心電流卻超過 50 A。即使只有 30 mV 的電壓下陷,也可能讓元件超出工作窗口,導致邏輯錯誤、時脈抖動,甚至重置。電源完整性分析提供工具與方法,讓您在提交設計製造之前就避免這些失效。接下來,我們將深入探討 PCB 設計中電源完整性分析的完整世界。 為什麼電源完整性分析對現代 PCB 設計至關重要 什麼是電源完整性分析,以及它在高速系統中的作用 那麼,什麼是電源完整性分析......
Aug 13, 2026
訊號與電源完整性
掌握分割平面,實現更乾淨的電源傳輸與更佳訊號完整性
重點摘要 在需要多個電壓域或類比/數位隔離時,可分割電源平面;但絕不要分割接地平面——務必保持接地連續,以提供乾淨的回流路徑。 避免讓高速訊號跨越分割區;若無法避免,請使用縫合電容(0.1 µF),並確保差動對一起跨越。 將分割電源平面放在實心接地層旁邊,維持約 10 mil 的隔離槽寬度,並在 IC 腳位附近正確配置去耦電容。 良好的分割平面設計可大幅降低雜訊與 EMI,但不良實作可能讓訊號完整性變得更差。 您是否曾遇過新電路板已經能開機運作,但類比感測器數值一直抖動,或音訊輸出明明不該有雜音,卻聽起來帶有嗡嗡聲?十之八九,問題出在您的電源分配上。此外,最常被誤解的解決工具之一,就是分割平面。顧名思義,分割平面是 PCB 上被細分成不同區域的銅平面。若正確實作,它可以將有雜訊的數位電路與對雜訊敏感的類比電路隔離,並讓多組電壓軌的配置更有條理。 如果使用不當,它會破壞您的 回流路徑,並把電路板變成 EMI 天線。分割平面的取捨,本質上是電源完整性與訊號完整性之間的設計遊戲。本指南將說明什麼是分割平面、何時它真正有幫助,以及您必須採取或避免的注意事項,幫助您分辨乾淨佈局與雜訊混亂佈局之間的差別。 分......
Aug 13, 2026
訊號與電源完整性
5V輸入電源防護設計:防反接、突波抑制與PCB佈局
做硬體開發時,5V 輸入電路是幾乎每個研發人員都會接觸的模組,卻也是最容易因為輕忽細節留下故障隱患的環節。不論消費電子、工業控制模組或物聯網設備,5V 都是常見供電規格;而電源輸入介面作為設備與外部環境銜接的第一處節點,需要承受各類異常工況:使用者插錯高壓電源、正負極接反、反覆熱插拔,以及人體觸碰帶來的靜電衝擊等,各類干擾與異常電壓都可能從這裡進入板卡內部。 一、輸入第一道防護:防反接與突波電壓抑制 外部電源透過 DC 圓頭插座或端子台接入電路時,最常見的故障來源之一就是電源極性接反。若使用者使用非標配電源,或接線時操作失誤,反向電壓可能在極短時間內損毀板上精密晶片,因此防反接電路是輸入端的基礎設計。 1. 三種實用防反接電路方案對比 肖特基二極體防護:這是成本最低、線路最簡單的傳統方案,在輸入正極串接一顆低順向壓降肖特基二極體。但即便選用優質型號,2A 負載下仍可能產生約 0.3~0.4V 電壓損耗,後端實際供電僅剩約 4.6V,同時二極體持續產生約 0.8W 熱量,不適合低功耗、大電流設備。 PMOS 電晶體主動防反接:現階段高穩定性產品多採用這套架構,以降低二極體帶來的功耗損失。PMOS 串......
Jul 17, 2026
訊號與電源完整性
數模混合 PCB 接地設計:回流路徑、地彈與隔離策略
硬體設計人員常存在一個思維誤區,認為接地層 GND 能夠無限制吸收各類電磁雜訊,只要 EDA 軟體中連上接地 GND 符號,該位置就能維持零電位。但實際電路環境不存在絕對零電位,所有接地銅箔都會形成由電阻、寄生電感、雜散電容組成的複合阻抗網路。高速數位訊號邊沿變化快,會在銅箔上產生瞬態電壓波動;而微弱類比訊號需要捕捉微伏特等級的微小電壓變化,兩者共用同一層接地平面時,雜訊會互相干擾,大幅降低採樣精度。 妥善規劃數模混合接地,核心是管控高、低頻訊號的電流回流路徑。若迴路設計不當,數位高頻雜訊會透過共阻抗耦合干擾類比電路,直接壓低系統訊雜比(SNR)。 一、高低頻電流回流的行為差異 設計接地銅箔時,要拋開低頻電路「電流走最短直線」的固有觀念。銅箔上回流電流的分布模式,完全取決於訊號工作頻率。 1. 低頻訊號(頻率低於 10 kHz) 電流會優先選擇電阻最低的路徑流動。銅箔本身電阻分布均勻,低頻回流電流會呈扇形散開,沿幾何直線回到供電源頭。 2. 高頻訊號(頻率高於 100 kHz) 電流會優先選擇電感最小的路徑。高頻電磁場被限制在訊號走線與接地平面之間,為降低磁通量、減少能量損耗,回流電流會集中在訊號......
Jul 16, 2026
訊號與電源完整性
PCB 阻抗控制入門指南
當數位訊號從一點傳輸到另一點時,會導致訊號線的狀態發生變化。這種變化可以理解為電磁波在電路中移動。當此波遇到不同介質之間的邊界時,就會發生反射。在這個邊界上,部分波的能量會繼續作為訊號傳輸,而其餘部分則會被反射。此過程會不斷重複,直到能量被電路吸收或消散到環境中為止。 對於電氣工程師而言,此邊界通常由電氣阻抗的變化來定義。在 PCB 設計中,當訊號沿著走線遇到阻抗不匹配時,就會發生反射。這種不匹配會導致部分訊號反射回其源頭,從而引發訊號完整性問題,例如失真、雜訊和資料錯誤,尤其是在高速數位或射頻電路中。 電路的阻抗: 在包含電阻器、電感器和電容器的電路中,阻礙電路中電流流動的總等效電阻稱為阻抗。阻抗由電阻性和電抗性元件組成。電阻器以熱能的形式耗散電路的能量。電路中可回收的能量存在於滲透並圍繞導體、電感器和電容器的電磁場中。 阻抗通常以符號「Z」表示,測量單位為歐姆 (Ω),它是一個複數,實部稱為電阻,虛部稱為電抗。阻抗是交流電路中電阻、電感和電容的綜合效應。特定電路的阻抗並非恆定不變;其值由交流電頻率、電阻 (R)、電感 (L) 和電容 (C) 共同決定,因此會隨著頻率的變化而改變。 什麼是阻抗匹......
Jun 08, 2026
訊號與電源完整性
阻抗控制佈線如何實現可靠的高速 PCB 效能
重點整理 阻抗控制佈線對 1 Gbps 以上的高速 PCB 可靠性能至關重要。它能透過場求解器計算、具連續參考平面的對稱疊構、穩定低損耗介電材料,以及嚴格的單端/差分佈線規則,精準鎖定各介面的目標阻抗(USB 90 Ω、PCIe 85 Ω、DDR4 40/80 Ω、HDMI 100 Ω),進而消除反射、振鈴與位元錯誤。製造端則需透過精準蝕刻、銅箔輪廓與壓合控制,並以 TDR 測試驗證 ±10% 公差,確保 JLCPCB 從原型到量產皆能提供一致結果。 你是否曾經設計出一片 PCB,所有設計規則檢查都順利通過,但板子製作回來後,卻發現高速訊號充滿反射、振鈴與難以解釋的資料錯誤?如果有,那很可能就是阻抗未受控制所造成的結果。阻抗控制佈線,正是讓「模擬中可行的原理圖模型」轉化為「實體上能正常工作的電路板」的關鍵。沒有它,板上的每一條高速走線都像是在賭運氣。當資料速率上升到 1 Gbps 以上,且訊號邊緣速率低於 1 奈秒時,PCB 上的銅箔走線就不再只是普通導線,而會開始像傳輸線一樣運作。在這個階段,單條走線的特性阻抗,會和確保網表連接正確一樣重要。 即使走線阻抗與驅動端或接收端阻抗之間只有 10–15......
Jun 04, 2026
訊號與電源完整性
高速PCB阻抗控制:從設計到量產的關鍵細節
做高速PCB設計這麼久,最深刻的體會就是:阻抗控制不是加分項,是高速電路能不能正常跑起來的門檻,沒做好阻抗,後面調訊號、修bug都是白費力氣。 一、為什麼高速電路一定要控阻抗? 低頻電路設計中,僅需考量導線的電阻參數,信號傳輸速率較低,傳輸過程通常具備較高穩定性。進入高速電路設計範疇後,信號波長與走線長度處於相近量級,傳輸線上的電磁波對路徑中的任何不連續結構均會產生顯著響應。 阻抗不匹配所引發的信號反射,其物理機制與光線在空氣與水兩種介質交界面處的折射、反射現象一致。高速信號經過過孔、地平面分割、線寬突變等阻抗不連續節點時,會產生能量反射,反射波與原始信號疊加後,將直接造成邏輯判決錯誤、信號邊沿抖動等失效現象,即便完成電路板焊接裝配,也無法實現正常功能。 PCB阻抗控制的核心要義,是保障信號從發射端到接收端的整個傳輸通路上,特徵阻抗始終保持連續一致,避免傳輸路徑中出現阻抗突變。 圖1.PCB 受控阻抗傳輸線模型剖析圖 (Microstrip vs. Stripline) 二、業界默認標準:50Ω單端與100Ω差分 高速 PCB 設計規範中,單端傳輸線 50Ω、差分傳輸線 90Ω/100Ω 的阻抗取......
May 20, 2026
訊號與電源完整性
高速剛性 PCB 設計中的訊號完整性實用指南
我們經常提到訊號完整性這個詞,它到底是什麼?是與訊號參數有關,還是與系統參數有關?簡單來說,當訊號沿著導線或傳輸線傳送時,某些參數會在發送端與接收端之間發生變化。對於高速訊號,訊號損耗會更嚴重,導致資料遺失與訊號損壞的問題。那麼,哪種訊號會受到干擾,又是如何被改變的呢?我們已經討論了訊號在傳輸過程中改變特性的四個主要原因。 接著回答第二個問題,是哪種訊號:基本上,在高頻情況下,應該是高速切換的 0 與 1。如果任何 0 變成 1,或 1 變成 0,就會發生資料遺失。是的,也有一些錯誤修正碼技術,但那是另一個主題了。為了解決這個問題,我們必須考慮疊構設計與阻抗控制等因素。設計團隊可以透過追求更小的外型尺寸來提升完整性,這也能減少訊號中的寄生效應。在本文中,我們將探討訊號完整性的基礎、佈線策略,以及如何徹底解決或消除這些問題。 訊號完整性基礎: 走線在低頻時只是簡單的連線,但在高頻時,這些相同的走線會變成傳輸線,導致振鈴、反射、串音等不良後果。要在高速 IC 之間實現可靠的通訊,就必須維持適當的訊號完整性。 電路板上的訊號品質可能因多種因素而劣化,這些因素可歸納為幾大類。上述所有條件在其他文章中也有詳......
May 20, 2026
訊號與電源完整性
PCB 設計中的阻抗控制初學者指南
當數位訊號從一處傳輸到另一處時,會導致訊號線的狀態發生變化。這種變化可被理解為電磁波在電路中傳播。反射發生在這個波遇到不同介質邊界時。在此邊界,部分波的能量會繼續作為訊號前進,其餘則被反射。此過程會重複,直到能量被電路吸收或散逸至環境中。 對電機工程師而言,此邊界通常由電阻抗的變化所定義。在 PCB 設計中,當訊號沿走線遇到阻抗不匹配時就會產生反射。這種不匹配會使部分訊號反射回源端,導致訊號完整性問題,如失真、雜訊與資料錯誤,尤其常見於高速數位或射頻電路。 1. 電路的阻抗: 在包含電阻、電感與電容的電路中,阻礙電流流動的總等效電阻稱為阻抗。阻抗由電阻性與電抗性元件組成。電阻會將電路能量以熱的形式耗散;可恢復的能量則存在於導體、電感與電容周圍及內部的電磁場中。 阻抗通常以符號「Z」表示,單位為歐姆 (Ω),是一個複數,實部為電阻,虛部為電抗。阻抗是交流電路中電阻、電感與電容共同作用的結果。特定電路的阻抗並非固定,其值由交流頻率、電阻 (R)、電感 (L) 與電容 (C) 共同決定,因此會隨頻率變化而改變。 2. 何謂阻抗匹配? 阻抗匹配是一種確保訊號源或傳輸線與其負載相容的方法,可分為低頻與高頻匹......
May 20, 2026
訊號與電源完整性
用於阻抗匹配的反射規則計算器
每當訊號以數位方式從一點傳送到另一點時,都會改變訊號線的狀態。訊號狀態的變化在電路中傳播時可被視為電磁波。當電磁波遇到從一種介質到下一種介質的邊界時,就會發生訊號反射。波遇到邊界時,部分能量會以訊號形式傳輸,部分則被反射。此過程將無限持續,直到能量被電路吸收或散逸到環境中。 對電機工程師而言,發生此邊界的介質通常以其電阻抗來描述;也就是說,邊界即為阻抗改變之處。 在 PCB 設計中,當電氣訊號沿著走線傳播並遇到阻抗不匹配時,就會發生反射。此不匹配會導致部分訊號反射回源端。反射可能導致訊號完整性問題,例如失真、雜訊與資料錯誤,特別是在高速數位或射頻電路中。 反射雜訊為何成為問題? 由於訊號線上的反射,路徑中會累積額外能量,導致訊號雜訊問題。反射雜訊會將訊號推向不可預測的值,並將原本確定性訊號的整體形狀變為隨機訊號。工程師的任務是透過阻抗匹配將反射訊號量降至最低,並最大化傳輸訊號量。如此一來,額外能量便會在累積並淹沒訊號之前被耗散。 若反射脈衝的能量在下一個脈衝產生前未耗散,能量將累積並相加,形成稱為疊加的現象。反射後,若波的相位與振幅與原始訊號對齊,就會形成駐波。若傳輸線上形成駐波,將在訊號路徑中引......
May 20, 2026
訊號與電源完整性
PCB電源與地平面設計實戰筆記
製造四層及以上PCB時,我們總會預留整層銅箔專門做電源和地,不少人覺得這樣太浪費,其實從電磁場原理來看,電源層和地層緊挨著,本質就是一個超大平板電容。這個容值不算大,但寄生電感特別低,對付高頻開關噪聲至關重要。按照電容計算公式,平面間距越小,層間耦合電容就越大,能有效壓低電源配電網絡的高頻阻抗,這也是電源層和地層必須盡量貼近的核心原因。 一、回流路徑:高速PCB信号完整性的核心 高速設計里有個關鍵常识:信号不是只在導線里傳輸,而是在導線和参考平面之間的介質中傳播。頻率超過100kHz後,回流電流不會走最短直線,而是貼著信号線下方的地平面形成鏡像電流,所以地平面必須保持完整。 注意事項:最忌諱地平面跨分割,比如為了區分模擬地和數字地,直接把地平面切開。一旦信号線跨過這個缺口,回流電流只能繞遠路返回,不僅會形成環路天線引發嚴重EMI干擾,還會因為阻抗不連續導致信号反射、波形畸變。 二、 接地實操:別糾結點接地,優先用面接地 接地不用在“點”和“面”里反複糾結,直接按場景選就行: 低頻、精密模擬電路,用星形接地,避免大電流回路干擾小信号; 高速數字電路,必須用平面接地,大面积地平面能把電感壓到極低。 實......
May 15, 2026
訊號與電源完整性
駕馭阻抗版圖:為 USB、乙太網路、HDMI 與 SD 卡介面選擇合適阻抗
1- 簡介: 在高速數位通訊領域,選擇正確的阻抗是 PCB 設計成功的關鍵。阻抗匹配可確保訊號完整性、將反射降至最低,並提升 USB、乙太網路、HDMI 與 SD 卡等介面的整體效能。本文將探討阻抗的重要性、影響阻抗選擇的因素,以及確保這些常用介面可靠資料傳輸的最佳實務。 2- 認識數位介面中的阻抗: 阻抗以歐姆為單位,是衡量電路對交流電(AC)阻礙程度的關鍵參數。在高速數位介面中,維持正確的阻抗對於防止訊號反射、降低串擾並確保傳輸資料的完整性至關重要。 3- USB(通用序列匯流排): A- USB 2.0: 標準阻抗: 90 歐姆 最佳實務: 為 USB 2.0 資料線使用受控阻抗走線,以防止訊號失真並確保可靠通訊。 B- USB 3.x: 差動阻抗: 90 歐姆 單端阻抗: 45 歐姆 最佳實務: 在整個 USB 3.x 訊號路徑(包括連接器與纜線)上維持一致的阻抗特性,以支援高速資料傳輸。 4- 乙太網路: 10/100/1000BASE-T(乙太網路): 差動阻抗: 100 歐姆 最佳實務: 確保整條傳輸線的阻抗一致,避免訊號劣化並維持訊號完整性。 5- HDMI(高畫質多媒體介面): ......
Apr 27, 2026
訊號與電源完整性
理解 PCB 設計中的類比接地與數位接地
在進行印刷電路板(PCB)設計時,良好的接地對於確保訊號完整性、降低雜訊並維持可靠效能至關重要。PCB 佈局中常用的兩種接地平面為類比地與數位地。本文將探討類比地與數位地的差異、其在 PCB 設計中的重要性,以及實作時的最佳做法。 1. 類比地與數位地 類比地與數位地在 PCB 設計中各自扮演不同角色,通常會予以隔離,以避免類比與數位訊號互相干擾。 類比地:類比地專供處理連續、變化且低速訊號的類比元件與電路使用。類比地對於維持訊號忠實度、降低雜訊並保持類比量測的準確性不可或缺。通常會將類比地與數位地隔離,防止數位(高速)雜訊污染並影響類比訊號。 數位地:數位地專供處理二進位開關訊號的數位元件與電路使用。數位地對於提供數位訊號的參考點、管理切換雜訊並防止數位電路中的接地迴路至關重要。與類比地類似,數位地通常也會與類比地隔離,以最小化兩者間的干擾。 2. 接地平面佈局 在 PCB 設計中,類比與數位接地平面通常以 PCB 基板上的銅平面實作。 這些接地平面為回流電流提供低阻抗路徑,並作為訊號傳播的參考平面。 ● 隔離:類比與數位接地平面應在 PCB 佈局中物理分隔,以最小化類比與數位訊號間的耦合。可透......
Apr 27, 2026
訊號與電源完整性
在混合訊號 PCB 設計中實現和諧
在電子世界中,由於技術演進,現今已普遍在同一塊電路板上混合類比與數位元件。混合訊號 PCB 設計象徵類比與數位領域的和諧結合,為精密電子裝置開啟無限可能。本文將探討混合訊號 PCB 設計,涵蓋其挑戰、最佳實踐,以及達成最佳效能的重要考量。 混合訊號設計的本質 混合訊號設計指的是在同一塊印刷電路板(PCB)上同時整合類比與數位電路。類比元件處理連續訊號,例如音訊或感測器輸入。數位元件則處理離散訊號,常見於微控制器或數位訊號處理器。這些不同元素的融合創造出混合訊號環境,使複雜且多功能的電子系統得以實現。 混合訊號 PCB 設計的挑戰: A- 訊號完整性: 平衡類比與數位訊號的需求是一項精細的任務。高速數位訊號可能引入雜訊與干擾,影響類比元件的準確度。謹慎的走線、接地平面設計與訊號隔離對維持訊號完整性至關重要。 B- 串擾: 當類比與數位訊號過於接近時,可能產生串擾,進而干擾不同區域的訊號。適當的佈局與遮罩技術對於降低串擾並防止不必要的交互作用不可或缺。 C- 電源分配: 混合訊號設計通常需特別關注電源分配。數位元件可能產生快速的電源瞬變,進而影響類比元件。劃分電源域、使用專用電源平面,並採用適當的去耦......
Apr 27, 2026
訊號與電源完整性
現代電子設計的動力心臟:2026 電源模組選型與高效 PCB 電源佈局實務
硬體開發目前面臨著前所未有的挑戰:在不斷縮小的PCB板空間內,必須確保可滿足運算效能激增帶來的巨大電流需求。穩定且高效的電源管理方案,已成為目前工業級設備製造的關鍵。對於工程師而言,電源模組的應用不只是為了節省空間,更是在複雜的電磁環境中,確保電子板具備極致的供電品質。 在實現高密度功率設計的過程中,精密的製造工藝是成功的前提。作為全球領先的電子製造商,JLCPCB 擁有先進的PCB製造設備與技術支持。無論您是採購高品質的電子元件,還是尋求一站式的SMT組裝,JLCPCB都能全力提供最具競爭力的PCB報價,協助您的設計在穩定性與成本效益間達成完美平衡。 電源模組在高密度設計中的戰略地位 與傳統由分立電子零件搭建的直流轉換電路(如 Buck/Boost Converter)相比,現代集成式電源模組展現了顯著的工業優勢。 1. 瞬態響應與控制迴路優化 集成模組將控制器、驅動迴路和功率MOSFET共封裝在一起,極大地縮短了內部反饋路徑的物理距離。物理距離的縮短能增大整個系統瞬間負載變化的響應速度,對現今高工作頻率的處理器意義重大。 2. 熱設計功耗 (TDP) 的優化分配 高品質的電源塊一般都是選高導熱......
Apr 21, 2026
訊號與電源完整性
什麼是衰減:訊號如何隨距離減弱
當訊號從源頭經由 PCB 導體傳送到負載時,會因走線電阻與介電損耗而衰減,導致能量損失。訊號衰減是高速訊號在電路板上傳輸時最常見的術語。 它是造成訊號劣化的主要原因之一,進而引發訊號完整性問題。通常頻率越高衰減越明顯,這與集膚效應等現象有關。 衰減係數決定了訊號在仍能提供足夠資料位元或資訊的前提下可傳輸多遠。它量化了不同傳輸介質如何隨頻率降低傳輸訊號的振幅,公式如下: AF = P 輸出 / P 輸入 訊號衰減係數取決於: 傳輸介質長度 傳輸介質材料 物理條件 什麼是衰減?意義與定義 衰減是訊號在介質中傳播時振幅減小的現象,可能由傳輸損耗、反射或吸收造成。在電氣系統中,衰減指的是電壓沿導線或其他傳輸線流動時的下降。衰減的系統也可稱為劣化系統。 衰減以分貝(dB)表示,代表輸出與輸入功率或強度的比值。衰減值可從無阻礙或完美傳輸的 0 dB,到極大的負數。一個完美的衰減器若為 0 dB,表示在傳輸線上有無限多個抽頭。 不同類型的可變衰減器: 訊號或纜線衰減的原因 談到訊號或纜線衰減,我們指的是發射端與接收端之間的訊號劣化。訊號損失可能由影響纜線品質的多種變數引起,例如: 光纖製造不良(連接器不良與熔接......
Mar 30, 2026
訊號與電源完整性
阻抗方程式在高速設計中的角色
阻抗是控制訊號在系統中行為最重要的概念之一。訊號完整性 問題源於阻抗不匹配所造成的訊號反射。為了確保沒有訊號損失、反射或失真,工程師必須仔細控制阻抗。電路對交流電流施加的阻力稱為阻抗。它是電路中高頻電感與電容共同作用的結果。與電阻一樣,阻抗的單位也是歐姆。不同的阻抗會導致衰減與反射,進而削弱訊號。本文將介紹阻抗的定義、與電阻、電感及電容等其他電路參數的差異,以及其方程式在高速 PCB 設計中的重要性。 阻抗 vs 電阻、電感與電容 阻抗是包含電阻、電感與電容的電路中,阻止電流流動的總等效電阻。它由電阻性與電抗性兩部分組成。電阻會將電路中的能量以熱的形式釋放;而電感與電容則將能量儲存在環繞並穿透導體的電磁場中,這些能量可被回收。 根據電路結構與頻率,阻抗整合了上述所有特性。電感與電容只在交流電路中發揮作用,而電阻則同時影響直流與交流電路。以下章節提供方程式與圖示說明。 什麼是阻抗? 符號 Z 代表阻抗,它是交流電路對電流流動所呈現的總阻力,包含電阻性(實部)與電抗性(虛部)兩部分。由於電感與電容的關係,阻抗會隨頻率變化;而電阻則穩定地抵抗電流。與電阻相同,阻抗的單位也是歐姆(Ω),但還包含相位偏移與......
Mar 30, 2026
訊號與電源完整性
高速剛性 PCB 設計中的訊號完整性
我們經常提到「訊號完整性」,它到底是什麼?是與訊號參數有關,還是與系統參數有關?簡單來說,當訊號經過一段導線或傳輸線時,從發送端到接收端,某些參數會發生變化。對於高速訊號而言,這種損失會更嚴重,導致資料遺失和訊號損壞。那麼,是哪一類訊號受到干擾?又是如何被改變的?我們已經討論了訊號在傳輸過程中改變特性的四個主要現象。 接著回答第二個問題:是哪一類訊號?基本上,如果是高頻訊號,就會是以更高速度切換的 0 與 1。一旦 0 變成 1 或 1 變成 0,就會發生資料遺失。沒錯,確實存在一些編碼修正技術,但那是另一個主題。為了解決這個問題,我們必須把疊構設計與阻抗控制等因素納入考量。設計團隊可透過追求更小的外型尺寸來提升完整性,這也能降低訊號中的寄生效應。本文將介紹訊號完整性的基礎、佈線策略,以及徹底解決或消除問題的方法。 1. 訊號完整性基礎: 在低頻時,走線只是單純的連線;然而在高頻時,同樣的走線會變成傳輸線,導致振鈴、反射、串音等不良效應。要在高速 IC 之間實現可靠通訊,就必須維持良好的訊號完整性。 電路板上的訊號品質可能因多種因素而劣化,這些因素可歸納為幾大類。上述所有因素在其他文章中亦有詳述,......
Mar 30, 2026
訊號與電源完整性
深入了解高速 PCB 設計中的阻抗匹配
隨著科技進步與積體電路應用日益廣泛,電子訊號傳輸的頻率與速度不斷提升,這使得 PCB 導體提供高性能傳輸線變得至關重要。這些傳輸線負責將訊號從源端準確且完整地傳遞到接收端。這項要求強調了阻抗匹配的需求。 電抗,通常表示為 Z並以歐姆 (Ω)為單位,是指交流電路中電阻、電感和電容的綜合效應。特定電路的阻抗並非恆定值;其數值由交流頻率、電阻 (R)、電感 (L) 和電容 (C) 共同決定,因此會隨頻率變化。 什麼是阻抗匹配? 阻抗匹配是確保訊號源或傳輸線與其負載之間相容性的一種方式。它可以分為低頻匹配與高頻匹配。在低頻電路中,波長相對於傳輸線較長,反射可以忽略不計。然而,在高頻電路中,由於波長較短且與傳輸線長度相當,疊加在原始訊號上的反射訊號會改變其形狀並影響訊號品質。 如上圖所示,訊號從源端 A 發出,經過中間傳輸線,進入接收端 B。在傳輸過程中,電路中的寄生電阻、電容和電感會阻礙高速訊號傳輸。當訊號在這些元件之間傳播並遇到不一致的阻抗時,可能會導致訊號反射,進而產生訊號失真。 阻抗匹配能有效減少或消除高頻訊號反射。常見的阻抗線可分為四種類型(如微帶線、帶狀線等)。 阻抗設計考量因素 (1) 阻抗控......
Mar 27, 2026
訊號與電源完整性
讓您的 PCB 保持涼爽:提升散熱效能的實用散熱片策略
現今的 PCB 已經變得極為瘋狂,因此 PCB 的冷卻絕對必要。大型功率元件如 CPU、GPU、SOC、電壓調節器與 LED 驅動器在運作時都會產生熱量。舉例來說,常見的做法是為 CPU、GPU 或 SOC 配備獨立散熱器;若電路板密度極高,或包含馬達、功率電晶體、放大器、調節器等功率元件,就可能出現熱點。當小 PCB 的走線流過大電流時也會發熱。 若不把熱帶走,可靠度與壽命都會下降。業界通則是:溫度每升高 10 °C,故障率約翻倍。妥善的熱管理可預防超過一半的電子系統失效。換句話說,讓板子過熱會變成「烤電腦」:效能下降、零件降頻或離線,焊點因熱循環而失效;最糟情況是熱失控:熱產生速度超過散熱速度,電路開始連鎖故障。 熱產生與熱控制: PCB 上常見的「發熱源」包括高功率 IC(CPU、GPU、MCU)、電源轉換器與調節器、RF 放大器、LED 陣列,甚至窄而密的電源走線。任何流過大電流或耗散數瓦的元件都會產生廢熱;把更多晶片塞進小面積,會讓熱量在局部累積,因此設計師必須留意元件密度。即使多數 PCB 使用耐燃 FR-4,其熱導率僅 0.25 W/m·K,熱不易從基材本身散出。 若熱管理不當,故障......
Mar 27, 2026
訊號與電源完整性
必備的 PCB 連接器:從選型到無縫整合
PCB 連接器是電子設計中無名英雄,幾乎每個設計都會用到。一顆合適的連接器往往能在關鍵時刻拯救整個裝置。當我設計第一塊 PCB 時,因為電池接錯導致電路過熱,差點燒毀,原因就是我直接用鑽孔而非連接器來接電池。 然而,一顆完美的連接器──特別是 2-pin JST──解決了我的極性問題。在許多設計中,連接器不僅能避免極性錯誤,也讓兩片不同 PCB 之間的拆裝與除錯變得方便。從筆電到電動車,從 IoT 感測器到工業機台,連接器默默地把一切牢牢結合。本文將用工程觀點與實際案例,帶你解碼連接器宇宙。 解碼 PCB 連接器基礎: 常見的 PCB 連接器類型包括板對板、線對板、金手指、FPC、同軸與電源連接器,每種都針對特定挑戰設計。有的專攻緊湊堆疊,有的負責 高速傳輸,也有只負責供電而不過熱的型號。讓我們先回到基本面。 引腳配置與間距要點 在電路板上,引腳用來連接其他硬體元件,通常使用排針;但在特定配置下,必須選用與排針完全契合的連接器。 引腳配置決定了: 電路數量 每腳承載電流 對位與插拔相容性 訊號分組(電源、資料、接地) 間距決定相鄰引腳距離,影響板面空間。常見間距有: 2.54 mm(經典) 1.2......
Mar 04, 2026
訊號與電源完整性
解鎖 LED PCB 設計:打造明亮可靠產品的關鍵要素
如果你曾經設計過 LED PCB,你一定熟悉那種情緒起伏。我們一開始充滿興奮與信心,但隨後慢慢轉為輕微恐慌與除錯。對 LED PCB 來說,我們只想要明亮的光,但背後從 PCB 設計到熱優化,其實有大量工程工作。 LED 板看起來很簡單,但時間一久,它們突然變黃、開始閃爍、行為異常。我們將看到精準的設計策略、材料選擇與熱規劃。LED PCB 可以是做起來最有成就感的板子之一。本指南從基礎一路講到進階設計考量,語氣輕鬆,讓你的 LED 保持明亮。 LED PCB 基礎知識: LED 如何與電路板整合 LED(發光二極體)可能很小,卻是熱敏感的小公主。它們發出耀眼光線的同時,也產生必須有效散除的熱量。PCB 扮演 LED 的電氣與熱骨架。LED 通常置於: FR-4 用於低功率或指示燈板 金屬核心 PCB(MCPCB) 用於高功率 LED(1 W/3 W/COB 模組) PCB 提供機械支撐,銅箔走線承載電流。我們需要整合熱通道(導熱孔、金屬核心、散熱片)並確保穩定的電氣性能,以維持最佳運作。PCB 讓 LED 活得夠久,持續發光。 LED 陣列的基本電氣規格 要正確設計 LED 陣列,你必須了解: ......
Mar 04, 2026
訊號與電源完整性
PCB 的 EMI 屏蔽:專業製造中實現卓越電磁相容性的先進技術與材料
簡單來說,EMI 屏蔽就是將任何導電或磁性材料包圍起來,確保電場與磁場不會在 PCB 的特定區域進出。想像你在脆弱電路外蓋了一個法拉第籠,只是你要保護的不是自己,而是隔壁電路,避免你那吵雜的切換穩壓器干擾它(反之亦然)。現代電子產品已成為 EMI 的夢魘:GHz 等級的時脈、MHz 的切換穩壓器,以及無線電遍布整片 PCB,導致板內與周圍的電磁共振極度混亂。 若未做好 EMI 屏蔽,產品可能無法通過法規測試(FCC、CE、CISPR)、產生自干擾,甚至影響周邊設備。風險極高:缺少 EMC 測試可能讓上市延遲數週或數月,你只能手忙腳亂地加蓋屏蔽罩與濾波器,作為最後一刻的急救,代價永遠比一開始就做對更高、更費工。 PCB 上常見的電磁干擾源 首先,得先找出 EMI 的真正源頭才能馴服它。高速時脈及其諧波、切換電源內的電感與變壓器(同時傳導與輻射雜訊)、USB 3.0、PCIe、HDMI 等資料鏈路發出的寬頻雜訊、刻意發射的射頻天線與振盪器,以及任何快速上升緣的元件,都會在鄰近走線與纜線上激發小電磁場,這些都是 PCB 上的慣犯。 有時問題零件本身就很吵,但即使最普通的元件,只要佈局鬆散也會變成 EMI......
Mar 04, 2026
訊號與電源完整性
為什麼堅固的 PCB 接地層是實現無雜訊設計的關鍵:從基礎到最佳化與修復
每位 PCB 設計師最終都會領悟到,接地平面就像電路板上無聲的英雄。它們默默地為所有訊號提供參考點,並為電流提供返回路徑。簡言之,接地平面是一大片連續的銅箔,連接到電源的 0 V 地線。它覆蓋了大部分內層(或整層),因此幾乎每個需要接地的元件引腳或走線都可以透過短小的導孔或焊盤與之相連。這為訊號創造了穩固、低阻抗的返回路徑,有助於透過為電流脈衝提供更寬的路徑來降低雜訊和電磁干擾。在本文中,我們將了解如何有效設計電路板。只要為元件提供更好的接地,就能降低整體 EMI 並提升電路板的整體電源完整性。 接地平面究竟是什麼及其主要作用 可以把接地平面想像成一片銅「海」,將所有接地網路連接在一起。與細小的接地走線不同,平面的大面積可容納大量電子,使接地電位在各地幾乎保持一致。這個共同的參考平面意味著切換電流(例如來自數位 IC 的電流)不必沿著細長的走線傳輸;它們可以直接流向平面的最近部分。 接地平面為訊號創造了穩固、低阻抗的返回路徑。這可降低 EMI 並最小化接地迴路與雜訊。接地平面還充當某種屏蔽,吸收雜散干擾並將其鉗制到地。接地平面還具有實際功能,例如熱管理與機械穩定性。同一片承載返回電流的銅箔也能將熱......
Feb 20, 2026
訊號與電源完整性
PCB 上的差分對:佈線、阻抗控制與訊號完整性的最佳實務
高速數位設計越來越依賴差動對,以數 Gbps 到數十 Gbps 的速率可靠地傳輸資料。這些成對的走線攜帶大小相等但極性相反的信號,使接收器能夠抑制共模雜訊,同時保留差動信號。工程師在 USB、HDMI、PCIe 和乙太網路等介面中使用差動對,因為與單端走線相比,它們提供卓越的雜訊抗擾度並降低 EMI。 簡介:差動對在高速 PCB 中的重要性 差動信號的基本原理 差動對由兩條互補的走線(正極和負極)組成,它們以相反的極性傳播信號。接收器從正極減去負極以恢復原始資料。這種減法消除了兩條走線上同等拾取的雜訊,例如來自電源供應器波動或外部干擾的雜訊。在 PCB 術語中,關鍵參數是差動阻抗——通常為 90–100 歐姆,具體取決於標準——在整個路徑中必須保持一致以避免反射。 為何差動對在今日不可或缺 現代裝置中的資料速率急劇上升,從 USB 2.0 的 480 Mbps 到 PCIe 5.0 每通道 20 Gbps。在這些速度下,單端信號難以應對雜訊和偏移,導致位元錯誤。差動對能夠容忍更長的走線長度和更惡劣的環境,同時發射更少的 EMI。它們已成為消費性電子產品、汽車資訊娛樂系統和資料中心的標準,在這些領域......
Feb 13, 2026
訊號與電源完整性
關於如何確定電路阻抗公式的 8 個驚人事實
在分析電路行為與最佳化其效能時,判定電路的阻抗至關重要。阻抗常與電阻混淆,但在許多電子應用中—尤其是印刷電路板(PCB)設計—扮演重要角色。本文將探討八個關於判定電路阻抗及其在 PCB 設計中重要性的驚人事實。我們將先檢視阻抗與電阻的差異,再探討 PCB 中阻抗匹配的重要性,最後說明在 PCBA 製作過程中如何最佳地運用阻抗公式。 阻抗與電阻有何不同? 在電路中區分阻抗與電阻極為關鍵。電阻是材料特性對電流所產生的阻礙;而阻抗則是電阻與電抗的綜合體。電抗反映了電容或電感對電流流動所造成的阻礙。工程師若能理解此差異,便能更準確地分析電路行為並最佳化設計。 為何 PCB 須重視阻抗匹配? 阻抗匹配是 PCB 設計的關鍵環節。阻抗不匹配會導致訊號反射,造成效能低落與訊號完整性下降。阻抗匹配可確保最大功率傳輸、減少訊號衰減,並提升整體電路效率。PCB 設計師經常使用阻抗計算器與公式,計算出最合適的元件數值,以達成阻抗匹配。 阻抗公式:電路分析的重要工具 阻抗公式是分析交流電路極為實用的工具,可讓工程師計算系統對交流電流的總阻抗。公式為 Z = R + jX,其中 Z 為阻抗,R 為電阻,X 為電抗。工程師利......
Jan 06, 2026
訊號與電源完整性
擴大機 PCB 設計:打造無雜訊 Hi-Fi 電路板
設計高傳真音訊擴大機 PCB 需要兼顧物理原理與現代技術。我們必須維持訊號純淨,同時確保電路板可製造。音訊擴大機電路應從純淨的電源與適當濾波開始。使用低雜訊輸入級,搭配正確偏壓與輸入耦合電容。我們將看到如何加入旁路與去耦電容的設計技巧。確保良好接地以降低哼聲。加入穩定網路,例如輸出端的 Zobel 網路。並保持訊號路徑短且與電源走線分離以降低雜訊。來看看核心挑戰。 雜訊、熱、接地——三大殺手 雜訊:假設你正在處理 GHz 等級的數位訊號,由於訊號本質會產生諧波。若任何走線的電長度恰好等於該頻率,就會形成共振。於是你無意間在 PCB 上製造了一根天線,既不需要也不想要,因而產生雜訊。同樣情況也發生在兩條數位走線平行、各自攜帶不同資訊,或把數位走線走在類比區時。 熱:功率電晶體與 AB 類輸出級會產生熱。熱管理不是開玩笑;必須遵循導熱孔、大銅箔與適當散熱片等準則。忽視熱,電路板就會教你漂移與偏壓偏移。 接地:接地就像 PCB 佈局的 Excel 表,看起來無聊,一出錯就慘了。接地不良會導致大量訊號與電源完整性問題。訊號回流路徑需要訊號地,電源 PDN 需要電源參考。能量在 PCB 介電層間以波導形式流......
Jan 03, 2026
訊號與電源完整性
理解 PCB 設計中的 DC 5V 輸入:關鍵考量因素
DC 5V 輸入是 PCB 設計的關鍵面向,能確保電子專案的電壓調節與相容性。本文將探討 DC 5V 輸入的重要性、影響其需求的因素、具備 DC 5V 輸入相容性的 PCB 設計最佳實務、測試與驗證技術、實際應用,甚至如何在 PCB 上製作 5V 電源供應器。透過理解 DC 5V 輸入的重要性,工程師能夠建立穩固可靠的 PCB 設計。 I. 什麼是 DC 5V 輸入? DC 5V 輸入指的是 5 伏特的直流電源供應電壓,廣泛應用於電子專案和裝置中,例如基於微控制器的系統(如 Arduino 和 Raspberry Pi)、感測器應用(例如溫度偵測器、運動偵測器)以及 LED 照明應用。 這些專案和裝置依賴穩定且經過調節的 5V 輸入來為其元件供電,並確保最佳效能和可靠性。適當的電壓調節對於維持這些電子系統的功能性和準確運作至關重要。 II. 影響 DC 5V 輸入需求的因素 元件的電壓規格: 電子專案中的各種元件,例如微控制器、感測器和積體電路,都有特定的電壓要求。在設計 PCB 時,設計人員必須將這些規格納入考量,以保證最佳功能。 轉換與調節技術: 不同的元件可能需要不同的電壓水平,因此需要使用......
Oct 30, 2025
訊號與電源完整性
理解PCB設計中的類比與數位接地
在進行印刷電路板(PCB)設計時,正確的接地對於確保訊號完整性、降低雜訊和維持可靠性能至關重要。PCB佈局中常用的兩種接地層是類比接地和數位接地。本文將探討類比接地和數位接地的區別、它們在PCB設計中的重要性以及實施的最佳實踐。 1. 類比接地 vs. 數位接地 類比接地和數位接地在PCB設計中具有不同的用途,通常會分開以防止類比和數位訊號之間的干擾。 類比接地:類比接地專用於處理連續、變化且低速訊號的類比元件和電路。類比接地對於維持訊號保真度、降低雜訊和保持類比量測的準確性至關重要。類比接地通常與數位接地分開,以防止數位(高速)雜訊污染和影響類比訊號。 數位接地:數位接地專用於處理二進位、開關訊號的數位元件和電路。數位接地對於為數位訊號提供參考點、管理開關雜訊以及防止數位電路中的接地迴路至關重要。與類比接地類似,數位接地通常與類比接地分開,以最大限度地減少類比和數位訊號之間的干擾。 2. 接地層佈局 在PCB設計中,類比和數位接地層通常以銅箔層的形式實現在PCB基板上。 這些接地層為回流電流提供低阻抗路徑,並作為訊號傳播的參考平面。 ● 分離:類比和數位接地層應在PCB佈局上實體分離,以最大限度......
Oct 23, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5