使用 FR-4 基材的 PCB 設計指引
1 分鐘
- 何謂 FR4?
- FR4 的分類與特性:
- 使用 FR4 進行 PCB 設計的 7 條準則
- 結論
在設計電路板(PCB)時,基板材質的考量至關重要。這是因為如果沒有合適的 PCB 材料,就無法製造出印刷電路板。在開發和生產電路板時,基板材料必須與銅層、文字面(絲印)和表面處理一樣被賦予高度重視。一般而言,PCB 基板必須使用非導電材料,如陶瓷、Marlon、FR4 等。材料的選擇取決於其預期用途,如果某些核心參數或材料相關參數選擇錯誤,電路可能會出現異常行為。今天我們將在本文中瞭解 FR4 適用於哪些應用,並為您提供相關的 FR4 PCB 設計建議。
何謂 FR4?
FR4 代表「阻燃 4 級」(Flame Retardant 4),是 PCB 製造中所使用的一種材料等級名稱。它主要由編織的玻璃纖維與環氧樹脂密封組成,具有優異的電絕緣性和機械強度。FR4 中的「4」使其與早期的阻燃材料有所區別,由於其性能優越,現已成為應用最廣泛的材料。FR4 誕生於 20 世紀中葉,當時纖維強化材料和合成樹脂正處於生產發展期。
如前所述,「FR」標誌表示該材料具有阻燃性,因此適用於許多嚴苛的用途。該材料的介電常數(Dk)在 4.2 到 4.8 之間(視頻率而定),在 1 MHz 下的損耗因數(Df)約為 0.02,這使其非常適合一般用途的電子設計。
FR4 的分類與特性:
在 PCB 產業中,FR4 板材按厚度、材料來源、電氣性質和熱特性進行分類。FR4 的標準厚度為 1.6 mm,但也有 0.5 mm 和 2.36 mm 等變體。根據設計規範,銅箔厚度的正常範圍為 18 µm 至 140 µm。
玻璃轉化溫度(Tg)是 FR4 分類中最重要的熱特性之一,它決定了材料在受熱下的行為。FR4 分為三種不同的溫度範圍:
• 低 Tg (130–140°C)
• 標準 Tg (150–160°C)
• 高 Tg (>170°C)
由於高 Tg 材料具有更好的耐熱性和防潮性,因此更受推薦。FR4 在超過 180°C 的溫度下會開始分解。此外,FR4 具有低熱膨脹係數(CTE),這使其成為散熱考量環境下的理想選擇。
使用 FR4 進行 PCB 設計的 7 條準則
1) 疊層設計與層次規劃
良好的疊層結構可增強信號完整性與熱管理。PCB 疊層錯誤常會導致信號反射問題。為了獲得更好的信號完整性和更低的電磁干擾(EMI),請參考我們關於 HDI 疊層的文章。常見的疊層包括:
• 用於簡單設計的 2 層板。
• 用於複雜、高密度電路的 4 到 8 層疊層。
2) 線寬與阻抗控制
對於受控阻抗設計,請根據 FR4 的介電特性計算線寬。通常我們必須使走線阻抗與輸入/輸出埠匹配,否則會產生信號反射並導致 EMI 問題。標準的線上計算機或 PCB 設計軟體可以協助判斷,我們也提供 JLCPCB 阻抗計算機供您使用。若要進一步瞭解 PCB 阻抗控制,請參閱我們近期相關主題的文章。例如:應根據疊層仔細設計微帶線(Microstrip)和帶狀線(Stripline)配置,以保持一致的信號品質。
3) 散熱考量
雖然 FR4 本身不具備良好的熱導性,但可以採用一些策略使其更具導熱能力。例如,我們可以使用散熱孔(Thermal Vias)、鋪銅和散熱片來移除局部熱量。對於發熱量大的零組件,可以考慮使用金屬基板(MCPCB)。FR4 非常適合電源電子電路,如果您使用板載散熱片散熱,也可以實施上述其他方法來降低熱效應。良好的 PCB 熱管理可確保其使用壽命與耐用性。
4) 導通孔設計與長寬比
為了確保電鍍可靠性,導通孔的長寬比(板厚與鑽孔直徑之比)應保持在 8:1 到 10:1 之間。在耗電元件下方使用縫合孔(Via Stitching)連接地平面和散熱孔,以改善散熱。在高速設計中,必要時可使用背鑽(Backdrilling)來避免不必要的導通孔殘樁(Via Stubs)。我們近期發表過關於散熱孔配置和 PCB 設計中導通孔類型的文章,歡迎參閱。
5) 間距與淨空
在設計高速或高頻應用時,間距非常重要。這基本上是電磁數據流動的空間,任何對電磁波流動的阻礙都會直接導致串擾(Crosstalk)等問題。請遵循 IPC-2221 標準進行間距規劃:
• 線對線:標準製程 ≥ 0.15 mm (6 mil)。
• 焊墊對焊墊:根據零件封裝和組裝工藝確定。
• 板邊間距:在 PCB 邊緣附近的佈線請預留大於 0.3 mm 的空間。
對於高壓電路,可以根據適用的安全標準進一步增加間距。
6) 佈局與佈線
我們可以對零組件進行邏輯分組,以縮短走線長度並避免交叉。例如:類比和數位訊號應保持至少 4-5 mm 的距離。其他方法包括將去耦電容靠近 IC 的電源引腳放置,並保持差動對(Differential Pairs)緊密耦合,同時匹配差動對的走線長度。此外,為高速數位電路使用地平面鋪銅和保護走線,以提供雜訊耦合防護。
7) 信號完整性考量
雖然 FR4 支援一定程度的高速數位設計,但超過該限制後,由於其損耗角正切(Loss Tangent),信號衰減會隨著頻率進入數 GHz 而增加。儘管如此,我們仍可遵循一些規則:對於關鍵信號路徑,保持走線簡短並使用阻抗匹配。對於 3-4 GHz 以上的頻率,建議切換到其他低損耗材料,如 Rogers 或 PTFE(鐵氟龍)。
結論
使用 FR4 基板設計 PCB 提供了性能與成本之間的平衡。總結 FR4 的特性如下:
• 介電常數 (Dk):約 4.2 到 4.8(隨頻率變化)。
• 損耗因數 (Df):處於中等水平,取決於頻率,1 MHz 時約為 0.02。
• 熱傳導率:約 0.3 W/mK(散熱能力較弱)。
FR4 材料在 PCB 製造和組裝中非常受歡迎。它具備多樣化的屬性,涵蓋廣泛的溫度和頻率範圍。對於標準應用而言,FR4 材料的低成本也是其吸引力所在。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......