PCB 工程基礎與技術知識
深入瞭解 PCB 工程基礎概論,包含結構、材料及核心電性原理,為高效設計、製造與產品長期可靠度奠定堅實基礎。
精選貼文
PCB 材料科學
如何選擇 PCB 的厚度
首先,在電子產品的世界裡,PCB 常被稱為「心臟」,它將所有元件連接在一起,因此板厚成為這一關鍵零件的重要參數。PCB 厚度是否選用得當,直接影響最終電子產品的性能、穩定性與可靠度。 選擇 PCB 厚度的過程會受到多種因素影響,例如產品應用場景、板材材質與銅層數量。因此,在決定 PCB 厚度時,必須綜合考量這些因素。 不同 PCB 厚度的特性與應用 最常見的 PCB 厚度包括 0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mm。不同厚度的 PCB 對電路性能會產生不同影響。 超薄 PCB(0.6 mm 以下) 超薄 PCB 重量輕、柔軟且易彎折,適合對空間效率要求極高的產品,例如: 智慧型手機與平板電腦 穿戴式裝置 機器人 筆記型電腦 無人機 這些產品需要極薄極輕的 PCB,因此採用超薄厚度才能滿足需求。然而薄板的承載能力相對較弱,不適合需要承載較重元件的場景。 中薄 PCB(0.6–1.6 mm) 中薄 PCB 在厚度與承載能力之間取得良好平衡,適用於大多數電子產品,包括電腦主機板與家電控制板。中板的剛性與穩定性適中,可滿足大部分應用情境。與其他厚度......
Jan 06, 2026
最新貼文
PCB 材料科學
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
Nov 10, 2026
PCB 材料科學
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
Nov 05, 2026
PCB 材料科學
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
Nov 05, 2026
PCB 結構與基礎
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
Oct 27, 2026
PCB 結構與基礎
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
Oct 20, 2026
PCB 材料科學
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
Oct 16, 2026
PCB 結構與基礎
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
Oct 14, 2026
PCB 結構與基礎
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
Oct 07, 2026
PCB 結構與基礎
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
Oct 07, 2026
PCB 結構與基礎
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......
Oct 06, 2026
PCB 結構與基礎
裸 PCB 品質解析:滿足關鍵應用的可靠度要求
重點摘要 及早發現缺陷:在裸板階段發現問題,損失通常僅限於 PCB 本身,可避免後續浪費元件及增加返工成本。 萬用洞洞板的風險:萬用洞洞板(Zero PCB)缺乏參考平面與金屬化孔,在 10–20 MHz 以上可能出現訊號雜訊,且容易發生焊墊剝離。 關鍵材料規格:可靠度取決於孔壁銅厚(20–25 µm),以及 Tg、Td 與 CTI 等級是否符合實際使用環境。 表面處理與保存期限:HASL 與 ENIG 的保存期限約為 12 個月,OSP、化學沉銀與化學沉錫則約為 6 個月。 完整檢測:AOI 可發現可見的形狀缺陷,而依據網表進行的電氣測試,則能驗證實際電路的連接關係。 裸 PCB 階段,是在製造缺陷演變成昂貴的組裝故障之前,發現問題的最後機會。在這個階段修正小缺陷,可能只需付出一片電路板的成本。一旦元件已經焊接,相同的缺陷就可能造成元件浪費、需要返工,並延誤製作進度。因此,在開始元件組裝之前,這個製造流程的最後檢查關卡值得您仔細關注。銅厚、基材特性、表面處理與電氣測試,共同決定成品電路板能否順利組裝,以及能否在整個使用壽命期間持續正常運作。 透過本指南,您將了解: 什麼是裸 PCB,以及它在製板......
Oct 06, 2026
PCB 結構與基礎
掌握 PCB 翹曲控制:了解經驗證的成因、預防技術及專業製造方案
PCB 翹曲一直是現代電子製造中最常見且最棘手的挑戰之一。即使平面度出現輕微偏差,也可能干擾自動化組裝生產線、導致焊點失效,並損害高密度設計的長期可靠性。有效的 PCB 翹曲控制,始於了解其根本機制,並在設計至製造的各個階段採用經驗證的工程方法。領先的製造商會結合對稱佈局、熱穩定材料,以及嚴格控制的層壓工藝,以取得一致的結果。 本文將探討翹曲的定義與測量方法、主要成因、實際影響及實用的預防技術,最後說明專業製造技術如何在大批量生產中交付無翹曲的電路板。 了解 PCB 翹曲:定義、類型與測量 PCB 翹曲也稱為弓曲或扭曲,是指製成的電路板因內部應力而偏離完全平面的狀態。工程師通常區分兩種主要類型: 弓曲(Bow) — 沿電路板長度方向呈現均勻曲率(四個角均接觸平面,而中心位置翹起)。 扭曲(Twist) — 出現對角線方向的變形(一個角翹起,而另外三個角保持平整)。 業界測量依循 IPC-TM-650 2.4.22。標準程序是將電路板放在花崗岩表面平台上,記錄最大偏差高度。翹曲百分比的計算方式如下: 翹曲率(%)=(最大偏差高度 ÷ 對角線長度)× 100 根據 IPC-6012 及 IPC-A-6......
Oct 05, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 自動佈線器真的能交付可直接生產的設計嗎?
重點摘要 規則優先於 DRC:乾淨的 DRC 只證明已遵守規則,並不代表電路板能正常運作。 佈局優先:自動佈線器無法彌補元件佈局不當。 選擇性自動化:電源、類比及高速走線應手動佈線;自動佈線只用於重複或低速網路。 DFM 驗證:將檔案送交生產前,確認實際製造公差。 每個 PCB 自動佈線器都在兜售同一個承諾:按下一個按鈕,看著飛線變成銅箔。對簡單的雙層引出板,它通常做得到。對於配備細間距 BGA 和開關式穩壓器的混合訊號電路板,結果往往是你絕不會手動畫出的樣子。 圖 1:密集的自動佈線 PCB 佈局 你的設計規則就是那張地圖,而任何你沒有編碼的內容都會對演算法不可見。這就是為什麼自動佈線的電路板可以通過每一項 設計規則檢查,卻仍然可能出現振鈴、輻射或在負載下電壓下陷。本指南將介紹自動佈線真正擅長的工作、它在哪些地方失效以及失效原因,並說明如何公平比較自動佈線軟件。最後,我們也會介紹自動佈線電路板在安全製造前必須完成的工作。 什麼是 PCB 自動佈線器?它如何運作? 自動佈線是一個偽裝成佈局工具的約束求解器。它把你的規則轉化為銅箔,因此大部分品質在你按下按鈕之前就已經決定。 什麼是 PCB 自動佈線......
Sep 28, 2026
PCB 材料科學
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
Sep 25, 2026
PCB 結構與基礎
PCB Thermal Relief Pad 設計指南:Spoke、散熱與焊接可靠度
重點摘要 預防焊接缺陷:Thermal Relief Spoke 可以限制熱量快速流入大面積銅箔,降低冷焊風險,並減少小型元件立碑。 功率焊墊不要使用 Thermal Relief:裸露散熱焊墊以及持續電流超過 3 A 的走線應使用實心連接,以獲得最大的散熱能力並降低壓降。 依元件調整 Spoke 幾何尺寸:小型被動元件可使用較窄的 0.10–0.20 mm Spoke,一般 SMD 則可使用較寬的 0.20–0.30 mm Spoke。 預留蝕刻裕量:Spoke 寬度建議至少比 PCB 製造商公布的最小能力增加約 30%,以降低量產過度蝕刻造成斷路的風險。 您可能從來沒有手動修改過 Thermal Relief Pad 的設定。PCB 設計軟體在安裝時就已經替您選好預設 Spoke Width,而之後每一片 PCB 上的每一個 Ground Pin,可能都一直默默沿用同一個數值。 如果 Thermal Relief Pad 中保留了太多銅,烙鐵可能無法把焊點加熱到足夠溫度,最後形成冷焊,甚至在產品投入使用六個月後才發生故障。反過來,如果保留的銅太少,功率焊墊可能過熱或產生無法接受的壓降。 本指南......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
軟性 PCB 成本完整指南:Flex PCB 價格、報價因素與降本方法
軟性 PCB 的成本,往往是讓許多專案停下腳步的第一個數字。您完成了一份乾淨的 Polyimide(聚醯亞胺)設計、上傳 Gerber 檔案,卻發現報價比相同電路採用 FR-4 製作高出數倍。了解究竟是哪些項目推高了價格,才能真正有效降低軟性 PCB 的製造成本。 在本指南中,您將了解: 軟性 PCB 原型與量產的實際價格範圍 最容易影響 FPC 報價的主要因素 層數與訂購數量如何改變單片 PCB 成本 為什麼軟性 PCB 比剛性 PCB 更昂貴,以及什麼情況下值得使用 如何理解軟性 PCB 成本計算器 實際可行的製造成本降低方法 了解軟性 PCB 成本以及價格為何會產生差異 剛性 PCB 的報價有點像按照每平方公尺購買地板,而軟性 PCB 的報價則更像訂製一套西裝:材料本身比較昂貴、裁切與加工更複雜,而且很大一部分成本都來自如何讓材料精確符合設計需求。因此,即使電路板外形完全相同,不同設計條件下的兩份報價仍可能相差五倍。 哪些因素決定軟性 PCB 的成本? 軟性 PCB 的成本主要由五個因素決定:設計在生產拼板上占用的面積、PCB 層數、訂購數量、製造特徵的難度,以及表面處理與其他加工選項。 其......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
剛性 PCB 設計指南:高密度佈線、FR-4、成本與軟性 PCB 比較
重點摘要 結構剛性:剛性 PCB 的厚度增加一倍,抗彎剛性可提高至約八倍。 FR-4 的作用:玻璃纖維提供機械強度,而環氧樹脂則對熱膨脹特性具有重要影響。 防止裂紋:陶瓷電容應與 V-Cut 分板線保持約 5 mm 距離,以降低電路板彎曲造成的損壞風險。 成本與用途:剛性 PCB 成本通常較低,也能承載較重的元件;只有真正需要彎折時才應考慮軟性 PCB。 工廠公差:設計時應預留約 10% 的板厚變化以及 20% 的走線寬度變化。 剛性 PCB 不只是用來安裝元件的基板。它同時會成為產品結構的一部分,負責承載訊號、維持平整、承受組裝過程,並在成品預期使用壽命內承受日常操作帶來的機械應力。這項結構功能的表現,很大程度上取決於 PCB 的材料疊構。 FR-4、玻璃纖維織布、樹脂含量、銅厚以及整體板材結構,都會決定 PCB 的剛性、尺寸穩定性以及製造成本。當需要在同一產品空間中比較剛性 PCB 與軟性 PCB 時,這些材料選擇尤其重要。 在本指南中,您將了解: 什麼是剛性 PCB,以及真正讓它具有剛性的因素 FR-4 玻璃纖維織布與樹脂含量如何決定板厚與強度 哪些特性可以讓電路板在回流焊與實際使用期間保持......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 電路板套件完整指南:製作、組裝、測試與量產
重點摘要 完整套件的必要內容:一套可正常使用的 PCB 套件應包含裸板、元件、組裝指南、測試規範以及防靜電(ESD)包裝。 最佳組裝順序:手工組裝時應由最低矮的元件焊到最高的元件,讓零件在焊接過程中能穩定貼合電路板。 4 步驟測試:依序進行目視檢查、短路檢測、限流上電以及功能測試。 超越麵包板:客製化 PCB 套件可提供完整接地平面,並避免麵包板常見的雜訊與寄生效應。 善用 SMT 預組裝:間距小於 0.65 mm 的細間距元件可先由工廠完成組裝,再由使用者手工焊接通孔元件。 一套 PCB 電路板套件送到您的工作台時,通常包含一片裸板、一包元件以及一份組裝說明。這三個部分組合起來,應該能完成一個可以正常運作的電路。這類套件常見於課堂教學、焊接練習板,也可作為工程團隊提供給客戶的展示硬體。 只有當電路板、物料清單(BOM)、組裝資訊以及測試程序彼此一致時,套件才真正具有實用價值。Footprint 或極性不匹配,都可能讓原本可以避免的問題變成組裝故障。本指南將介紹一套實用 PCB 套件應包含的內容、製造與組裝流程,以及客製化套件正式推出之前需要完成的檢查。 什麼是 PCB 電路板套件?為什麼工程師會......
Sep 02, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 導熱墊片指南:種類、散熱原理與選擇技巧
前言 在不同電子系統中維持理想溫度,導熱墊片(Thermal Pad)扮演著關鍵角色,也是電子設備有效散熱的重要組成。作為熱介面材料(Thermal Interface Material,TIM),導熱墊片能確保電子元件與散熱器或其他冷卻系統之間有效傳遞熱量。隨著現代電子產品的功率密度不斷提高、設計持續小型化,導熱墊片對維持裝置可靠度與性能的重要性更是不容忽視。本文將介紹導熱墊片的價值、不同類型、應用,以及安裝與選擇時的最佳實務。 什麼是導熱墊片? 導熱墊片是一種柔軟且具有服貼性的聚合物材料,設計用來填補電子元件與散熱器或金屬外殼等散熱元件之間的間隙。它能確保 CPU、GPU 與功率電晶體等元件產生的熱量有效傳遞至冷卻系統,進而避免過熱。與導熱膏不同,導熱墊片屬於固態材料,因此更容易操作與安裝。其接觸面具有均勻的導熱性能,尤其適合需要填補較大或不規則間隙的應用。 導熱墊片的類型 矽膠基導熱墊片 矽膠基導熱墊片是最常使用的類型,其特色包括良好的柔軟性、容易安裝以及不錯的導熱性能。由於兼具成本效益與性能,因此在消費性電子產品中相當普遍。 石墨導熱墊片 石墨導熱墊片具有優異的導熱性能,非常適合用於需要高......
Sep 01, 2026
PCB 結構與基礎
高功率電子熱管理指南:散熱、熱阻與 PCB 熱設計
熱管理在確保高功率電子產品的可靠度與性能方面扮演著關鍵角色。過多熱量可能對電子元件造成不利影響,導致效率下降、使用壽命縮短,甚至發生潛在故障。接下來就一起了解熱管理的基本概念,以及電子系統中用來有效控制熱量的各種策略與技術! 熱量如何影響電子元件: 熱量一直是電子產品長期面對的敵人,主要會造成以下影響: 1. 半導體行為:溫度升高可能導致半導體工作狀態不穩定,造成不可預期的性能表現以及潛在故障。 2. 材料疲勞:持續的溫度變化可能造成材料疲勞,加速元件隨時間產生磨損與劣化。 3. 電遷移:極端溫度可能導致電遷移現象,也就是金屬導電路徑中的原子因熱應力而發生移動,進而可能影響電路的結構完整性。 高功率應用中的熱管理挑戰: 高功率電子產品需要消散大量熱通量,有時甚至會超過 100 W/cm2。隨著功率提高,散熱難度也會持續增加。高功率應用中的熱管理挑戰主要來自以下幾個因素: 1. 低導熱係數:電子元件中使用的許多材料,例如模封材料與印刷電路板(PCB),其導熱係數相對較低。這可能阻礙熱量有效地從關鍵元件傳出,並在散熱路徑中形成瓶頸。 2. 功率密度:高功率密度會形成局部熱點,使大量熱量集中在狹小區域。......
Aug 28, 2026
PCB 材料科學
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......
Aug 27, 2026
PCB 材料科學
突破高密度互連絕緣瓶頸:PCB CAF失效邏輯與高抗性基材選用要點
做新能源三電、高端AI伺服器還有航太硬體的PCB設計,現在全行業都在擠密度、提工作電壓,電路板承受的物理應力與電氣負荷,早就遠超從前的常規規格。當幾百伏的偏壓加在孔距不足0.5mm的相鄰微盲孔、通孔之間時,基材內部任何微觀缺陷都會被持續放大,最終引發隱蔽的可靠性問題。 在這類高密度、高偏壓的場景裡,最讓硬體工程師和失效分析團隊頭疼的,就是藏在基板深處的陽極導電絲(Conductive Anodic Filament,簡稱CAF)。這是一種潛伏期長、很難提前排查,一旦爆發就可能造成硬體永久性損壞的基材內部電化學短路問題。下面從失效機制、誘發原因、材料選型到驗證方法,系統拆解CAF的防禦思路。 一、藏在介電層內部的短路風險:CAF的物理與電化學本質 很多人容易把CAF和PCB表面的電化學遷移(ECM,比如枝晶生長)混為一談,實際上兩者的發生層級完全不同。表面電化學遷移出現在防焊層或者組裝後的PCBA表面,誘因大多是助焊劑殘留、環境濕度過高;而CAF是典型的「次表面/基材內部」失效模式,生長路徑沿著玻璃纖維與環氧樹脂的微觀結合界面蔓延,本質上是微縫隙裡發生的微型電鍍過程。 電化學反應的完整過程 只要相鄰......
Aug 25, 2026
PCB 材料科學
為更安全的高壓 PCB 選擇正確的 CTI 值
重點摘要 較高的 CTI(≥600V,Group I)可在高壓設計中縮短爬電距離,同時防止表面漏電起痕。 標準 FR4(CTI 約 175V)通常不足以應對市電電壓——若要兼顧安全性與緊湊設計,應升級為高 CTI 材料。 務必依照工作電壓與污染等級匹配 CTI 材料組,以符合 IEC/UL 合規要求。 乾淨的組裝環境與良好的佈局做法,是充分發揮高 CTI 層壓板優勢的關鍵。 選擇經認證的高 CTI 材料與經驗豐富的製造商,才能確保 PCB 可靠且可通過認證。 你是否曾經看過兩個高壓焊盤之間出現燒焦、碳化的痕跡,但從原理圖上看,空氣間隙似乎完全足夠?這種深色導電區域稱為表面漏電起痕,而這正是層壓板的 CTI 額定值應該要防止的問題。它是一種在電路板通過高壓測試失敗之前,通常不會被注意到的材料特性。我們都會關心銅厚、走線寬度與阻抗,但真正決定兩個導體能在表面上靠多近、而不讓絕緣表面本身導電的,是基材的比較漏電起痕指數。 如果選錯 材料組,結果不是必須把所有爬電距離做得過大、浪費板面空間,就是設計出一塊在潮濕、多塵外殼中容易產生飛弧或漏電起痕的電路板。這兩種結果都很糟。在本指南中,我將說明 CTI 在 ......
Aug 20, 2026
PCB 結構與基礎
為高效能 PCB 最佳化走線間距
重點摘要 走線間距與安全間距:走線間距是指同一層上銅導體之間的邊緣到邊緣距離;而安全間距則涵蓋更廣泛的安全範圍,包括走線與板邊、安裝孔等非走線特徵之間的距離。 3W 規則:對高速訊號而言,中心線之間至少應保持 3 倍走線寬度,也就是邊緣到邊緣至少 2W 的距離,以將串擾最多降低約 70%。 IPC-2221 標準:業界標準的安全間距數值取決於電壓等級、海拔高度,以及導體位於內層、未塗覆外層,或有防焊層覆蓋的外層。 製造限制很重要:過窄的走線間距會增加化學蝕刻過程中產生銅橋與銅屑的風險,直接影響生產良率與可靠性。 JLCPCB 製造能力:JLCPCB 支援多層板設計中最小線寬與線距低至 3.5 mil(0.09 mm),並建議以 4 mil 作為量產基準,以取得最佳良率與成本。 在現代硬體工程中,產品不斷朝更小外形尺寸與更高資料速率發展,已經從根本上改變印刷電路板的工程設計方式。當訊號頻率逐漸進入 GHz 範圍、功率密度持續上升時,過去被視為可忽略寄生異常的電氣特性,如今已成為關鍵效能瓶頸。 這場典範轉移的核心,正是 PCB 走線間距。你如何安排電路板上的銅箔路徑間距,會決定電子系統能否完美運作,或......
Aug 19, 2026
PCB 材料科學
高溫 PCB 為何首選高 Tg FR4
重點摘要 高 Tg FR4 是高溫 PCB 實現可靠效能的理想選擇。相較於標準 FR4,其玻璃轉移溫度可達 170°C 以上,具備更佳的熱穩定性、較低的 Z 軸熱膨脹係數(CTE),並可減少翹曲。高 Tg FR4 特別適合無鉛組裝,以及汽車、工業與 5G 等嚴苛應用,不僅能顯著提升長期可靠度,也可降低導通孔破裂與分層等缺陷。對重視耐用效能的工程師而言,只需增加有限成本,指定高 Tg FR4 即可獲得明確優勢。 您是否曾從無鉛迴焊爐中取出 PCB,卻發現電路板已經翹曲、分層或產生內部應力?如果有,問題可能出在標準 FR4。不過,另有一類稱為高 Tg FR4 的 基板材料,能在失去結構剛性之前承受更高溫度,已逐漸成為重視可靠度的工程師首選。隨著電子產品不斷微型化、密度與發熱量持續提高,PCB 基板的耐熱要求也隨之增加。汽車電子控制單元(ECU)、工業馬達驅動器、LED 電源模組及 5G 基礎設施設備,都是工作溫度可能超出標準 FR4 原始設計範圍的應用。 瞭解應在何時及為何指定高 Tg FR4 非常重要,否則原本預期可在實際環境中使用 10 年的產品,可能提早失效。本文將深入說明高 Tg FR4 的特......
Aug 17, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 板框設計:關鍵技巧與實用指南
重點摘要 板框定義:繪製於機械層 1 的封閉多邊形輪廓,用來定義 PCB 的最終實體邊界,包括內部挖空、槽孔及安裝孔。 重要性:板框會直接影響機殼配合度、機械穩定性、組裝效率及生產良率;完善的設計可降低成本並縮短交期。 關鍵參數:板邊間距至少應為 0.2 mm,圓角半徑至少為 0.5~1.0 mm,並依外型加工方式選擇適當公差(精密加工 ±0.1 mm,一般加工 ±0.2 mm)。 拼板方式:矩形陣列適合採用 V-CUT,成本較低且速度較快;複雜或不規則外形則適合採用連接橋銑削,彈性較高但成本也較高。 DFM 不可或缺:正式生產前務必執行設計規則檢查,並使用 JLCPCB 線上 DFM 檢查工具找出板框問題。 什麼是 PCB 板框?為什麼如此重要? 板框的明確定義與核心元素 板框定義成品印刷電路板的實際形狀、尺寸及周邊特徵。它相當於機構藍圖,會引導後續每一道製造步驟,包括拼板、外型銑削及最終成型。經過周詳設計的板框,可確保電路板正確裝入機殼、維持機械穩定性、提高組裝效率並獲得最佳生產良率。 經驗豐富的工程師都知道,板框絕不只是一個簡單的矩形,它會直接影響成本、交期、可靠度及產品整合。精密板框加工是......
Aug 17, 2026
PCB 材料科學
為高性能 PCB 選擇理想基板材料
重點摘要 選擇理想的 PCB 基板材料——在通用標準 FR4 與適用於高頻的進階 Rogers 或 PTFE 之間取得平衡——對避免訊號損耗與熱失效至關重要。混合疊構可完美最佳化性能與成本,而 JLCPCB 則能確保從快速原型到量產的可靠、高品質轉換。 您是否曾好奇,印刷電路板上那些閃亮銅箔走線底下到底是什麼?那一層就是基板材料,而且它可能是您在開始任何一條走線之前,最需要考慮的重要因素。它會影響訊號傳播方式、熱量如何受控,以及最終產品是否能達到您設定的標準。 如果使用錯誤類型的 PCB 基板材料,在高頻下可能會損失大量訊號;在高功率密度設計中,PCB 甚至可能發生熱失控;在嚴苛環境中,也可能出現機械失效。如果一開始就選對材料,就能節省後續重新改版的成本。本指南將討論這種材料是什麼、為什麼重要,比較最常見的基板材料及其主要特性,並提供一步步的方法,協助您為下一個專案選擇正確材料。讓我們開始吧。 理解 PCB 結構中的基板材料 什麼是基板材料及其基本作用 簡單來說,用於製作 PCB 的絕緣基礎材料就稱為基板。這個非導電核心支撐銅箔、提供機械剛性,並在電氣上隔離不同導體層。若從基板結構定義來看,您可以......
Aug 13, 2026
PCB 材料科學
利用嵌入式被動元件打造更小、更聰明的 PCB
重點整理 雷射鑽孔已成為高精度與高密度 PCB 製造的核心技術,可製作小至 25–75 µm 的微孔,遠超過機械鑽孔約 150 µm 的限制。憑藉更高精度、非接觸式加工、優異的訊號完整性,以及可靠的盲孔/堆疊微孔能力,雷射鑽孔能支援現代電子產品所需的先進 HDI 板設計。從最佳疊構選擇,到專業鍍銅與 DFM 實務,掌握雷射鑽孔是實現更高布線密度、更薄板厚與更佳效能的關鍵。 你是否曾想過,智慧型手機裡一片印刷電路板明明比信用卡還薄,卻能容納數千個連接點?如果你也好奇,那就要感謝雷射鑽孔技術。它徹底改變了高密度印刷電路板的生產方式。隨著元件封裝越來越小、腳位數不斷增加,機械鑽孔通常只能做到大於 150 微米的孔徑。這正是雷射鑽孔派上用場的地方,它能以極高精度製作低至 25–75 微米的微孔,而且不會對板材造成機械應力。本文將介紹什麼是雷射鑽孔、它與傳統鑽孔有何不同、相關設計規則,以及雷射鑽孔如何支援複雜 HDI 板的大規模生產。 雷射鑽孔在現代 PCB 生產中的重要性日益提升 什麼是雷射鑽孔?它與機械鑽孔有何不同? 什麼是雷射鑽孔?它是一種非接觸式製程,透過高能量光束移除 PCB 基材上的材料。此製程......
Aug 13, 2026
PCB 材料科學
為什麼選擇正確的 Tg 值能打造更可靠的 PCB
重點摘要 Tg 是 PCB 可靠性的關鍵——它決定材料在受熱時何時開始失去剛性。 車用、工業或多層板應選擇高 Tg(≥170°C)材料,以降低膨脹應力與分層風險。 標準 Tg(130–140°C)足以應付低功率消費性電子產品。 較高 Tg 可提供更好的熱穩定性,尤其適用於無鉛焊接與熱循環環境。 選對 Tg = 更少失效與更低長期成本。 您是否曾經疑惑,為什麼兩片看似使用「相同」FR4 製成的電路板,在溫度升高後表現卻可能完全不同?很多時候,關鍵就在資料表中那個安靜出現的數字:Tg 值。這是一項初學者常忽略、但有經驗工程師絕不會輕視的規格。您的 PCB 通常不會在室溫下失效;它會在回焊過程中、車內炎熱夏日午後,或工業驅動器經歷 1,000 次電源循環後出問題。 在這些情況中,基材的玻璃轉移溫度會默默決定電路板能否存活,或是否會破裂。今天,我們將深入說明 Tg 值的意義、如何量測,以及如何為您的應用選擇正確的 Tg。我們也會從製造角度來看這件事,因為選擇高 Tg 是一回事,是否能正確製造又是另一回事。 了解 PCB 材料中的 Tg 值 Tg 值代表什麼?如何量測? 那麼,在 PCB 領域中 Tg 值到......
Aug 13, 2026
PCB 材料科學
如何選擇 PCB 層壓板,打造可靠的高性能電路板
重點摘要 選擇正確的 PCB 層壓板,是打造可靠高性能電路板的基礎。請依應用選擇材料——基本設計與 5 GHz 以下應用可使用標準 FR4;無鉛組裝可選高 Tg FR4;高速數位設計可選低損耗材料;RF 與毫米波應用則適合 Rogers/PTFE。請優先考量穩定 Dk、低 Df、高 Tg 與低 Z 軸 CTE,並重新計算疊層以確保準確的阻抗控制。與經驗豐富的製造商合作,能確保最佳製程處理,並讓原型到量產都維持一致結果。 您是否曾想過,在任何銅走線完成佈線、任何元件放置之前,電路板本身究竟是由什麼構成的?在每個封裝焊盤下方、每個導孔穿過的位置,都是 PCB 層壓板,也就是支撐整個設計的工程材料。它很容易被忽略,卻會默默決定您的電路板能否承受回焊、維持阻抗,並在現場長年可靠運作。多數工程師會把時間花在元件選型與佈線上,但一切其實都從層壓板開始。即使原理圖完美,錯誤材料選擇仍可能導致高頻訊號損失、熱應力下分層,或阻抗超出公差。 相反地,正確的層壓板能為設計提供穩定且可預測的基礎。本指南將解析什麼是 PCB 層壓板、從常見 FR4 到特殊高頻材料的各種類型,並逐步說明選擇正確層壓材料時需要考量的電氣與熱性......
Aug 13, 2026
PCB 材料科學
PDN 設計:為高性能 PCB 建立穩定電源供應
是否曾經在啟動一片新製作完成的 PCB 時,才發現 FPGA 無法啟動、ADC 輸入不如預期乾淨,或高速序列連結出現模擬中沒有的錯誤?先不要懷疑您的訊號完整性工作;請先檢查 PDN 設計。在許多最終未能成功落地的產品中,問題不在訊號路徑本身,而在於供應給訊號路徑的電源。 成功的 PCB 建立在設計良好的電源分配網路(Power Distribution Network,PDN)之上,而 PDN 是一種看不見的基礎設施。它不會出現在功能方塊圖中,也不像高速佈線那樣經常被討論。然而,如果電源無法以穩定、低阻抗方式供應,即使是最好的差動對與受控阻抗走線,也會表現不佳。接下來,我們將深入探討現代 PCB PDN 設計的理念、實務與現實,包括目標阻抗計算、去耦策略與最佳化、層疊結構,以及製造品質控制。 為什麼 PDN 設計對現代 PCB 至關重要 PDN 設計的意義及其在電源完整性中的作用 那麼,什麼是 PDN 設計?電源分配網路是從電壓調節模組(VRM)輸出端,到電路板上每一顆積體電路(IC)電源腳位之間的完整電氣路徑。這條路徑包含銅箔平面、導孔、走線、去耦電容,以及 VRM 本身。PDN 設計的工程問題......
Aug 13, 2026
PCB 材料科學
結構力學與阻抗控制結合:PCB板厚標準、銅厚計算與FR-4疊層實務設計
重點摘要 板厚選型:1.6mm 是最常見的通用規格,但薄型裝置、高層數背板及大功率設備仍需按機構與製程需求選擇其他厚度。 結構剛性:板材抗彎剛度與厚度的三次方相關,板厚小幅下降也可能明顯削弱迴流焊期間的抗翹曲能力。 銅厚配置:0.5oz、1oz 與 2oz 以上銅箔分別適合高密度訊號、一般電源及大電流應用,並會改變總板厚與加工能力。 阻抗控制:微帶線阻抗同時受到介電層厚度、線寬、銅厚及材料介電常數影響,不能只以總板厚判定。 過孔可靠度:板厚增加但鑽孔直徑不變時,過孔縱橫比會升高,孔壁中心的電鍍均勻性與熱循環可靠度也會下降。 在硬體研發流程中,多數工程師會把重心放在電路拓撲、晶片選型與高頻訊號完整性佈線上。然而,當設計進入製板階段,PCB 的物理厚度、金屬層排布及基材選型等基礎參數,往往會成為影響成品良率與長期穩定性的隱藏難點。 板厚選取不只是配合機殼空間的尺寸問題,它會直接影響無鉛迴流焊時的抗翹曲能力、高頻走線的介電層厚度、過孔電鍍成形難度,以及金手指接插件的咬合強度。要同時兼顧電氣性能與結構耐用度,需要從材料力學與製造工藝兩方面規劃疊層。 1.6mm PCB 板厚標準的由來與適用範圍 談到 PC......
Jul 27, 2026
PCB 材料科學
MCPCB 散熱指南:鋁基板結構、熱阻與 V-Cut 設計
當代電子硬體研發中,熱管理早已不再是設計完成後補救的附加環節,而是決定整套設備能否穩定運作的核心前置約束條件。高功率 LED、車載 IGBT 功率模組、工業電源等裝置工作時熱功率持續走高,傳統 FR-4 板材短板完全暴露:環氧玻纖基材導熱係數僅 0.25 W/m·K,熱量很難向外傳導,極易造成晶片結溫快速升高,帶來燈光衰減、電路性能下降,嚴重時還會出現熱失控元件。 為解決普通覆銅板導熱差的痛點,金屬芯印製電路板(MCPCB)應運而生。該板材以高導熱金屬基底取代玻纖絕緣基材,重新規劃電子裝置散熱通路,成為高功率設備電路板高效散熱的核心載體。 一、三層結構微觀特性:絕緣導熱介質性能取捨 市面上最常用的單面鋁基板屬於三層複合結構,由上至下分別是銅箔線路層、高導熱絕緣介質層、金屬鋁基底,每層承擔完全不同的導電、導熱、承重作用。 線路銅箔層:常規選用 1 oz~6 oz 電解銅箔,除承載電路走線以外,還能作為平面均熱層。大面積鋪銅可提前分散局部集中熱量,降低晶片下方單點熱負荷,緩解局部過熱問題。 鋁基支撐層:多採用 5052、6061 系列鋁合金,既是整板的結構支撐件也是主要散熱載體,導熱係數可達 138~......
Jul 16, 2026
PCB 材料科學
低 Df 材料:提升高速 PCB 訊號完整性
重點摘要 低 Df 材料是現代高速 PCB 的重要基礎,可在多 Gigabit 頻率下顯著降低介電損耗與訊號衰減。選用 Panasonic Megtron 6、Rogers 或 Isola 等低損耗因數基板,設計人員可獲得更清晰的眼圖、支援最高 112G 的資料傳輸速率,並維持更佳的訊號完整性;同時也可透過混合疊構策略平衡成本。能否選擇正確的低 Df 材料,往往會決定高速設計可順利通過相容性測試,或必須付出昂貴成本重新改板。 所有通過 PCB 的訊號都在悄悄損失能量,而原因就存在於基板本身。電路板材料的損耗因數越高,訊號在介電層中傳播時,就有越多電磁能量轉換為熱。在低頻下,這項影響可能不明顯;但當資料傳輸速率進入多 Gigabit 範圍,材料資料表上看似不起眼的 Df 數值,可能會決定設計得到清晰眼圖,還是無法通過相容性測試。 較高的損耗因數會大量消耗連線損耗預算,可能迫使設計縮短走線、增加等化處理,甚至重新改板。本文將深入說明損耗因數的意義、量測方式,以及低 Df 材料對現代高速與 高頻 PCB設計的重要性。我們也會討論實用材料選項、比較其特性,並介紹 JLCPCB 如何協助使用這些先進基板的工......
Jul 15, 2026
PCB 材料科學
PCB 介電常數:高速設計如何選擇合適的 PCB 材料
重點摘要 PCB 介電常數(Dk)是高頻設計中的關鍵因素,會直接決定訊號傳播速度、特性阻抗與傳輸損耗。依應用選擇適當材料,從一般用途的標準 FR4,到多 GHz 應用所需的低 Dk Rogers、PTFE 與 LCP,可提升效能、加強阻抗控制並減少訊號劣化。成功的關鍵,在於讓 Dk 符合頻率需求、最佳化板層疊構,並與具備相應能力的製造商合作,以獲得穩定一致的成果。 您是否曾想過,為什麼幾何結構相同的兩塊 PCB,在高頻下的效能可能大不相同?原因通常在於某項材料特性,它會在整塊電路板上默默影響訊號的速度、阻抗與損耗。這項特性就是 PCB 介電常數,也是設計可靠高效能電路時最重要的考量之一。介電常數(Dk,有時也稱為相對電容率 Er)用於衡量銅層之間的絕緣材料,相對於真空儲存電能的能力。 介電常數看似只是規格表上的一個數字,實際影響卻非常具體。每當訊號沿著走線傳輸時,周圍基板材料的 Dk 都會直接影響訊號速度、走線阻抗,以及沿途損失的能量。因此,本文將深入介紹 PCB 介電常數、說明其重要性,並比較 FR4、Rogers、PTFE 與聚醯亞胺等常見 PCB 材料的特性。 介電常數的定義及其在訊號傳播中......
Jul 15, 2026
PCB 材料科學
掌握 BT 樹脂封裝:技術解析與 JLCPCB 能力
重點摘要 BT 樹脂是一種高性能熱固性聚合物,具備 180°C–210°C 的 Tg、超低 Dk/Df,以及低於 0.05% 的吸濕率——對先進 IC 封裝基板(BGA、CSP、SiP)至關重要。 其緻密交聯結構可提供優異的抗電遷移、抑制樹枝狀晶體生長,以及抗化學降解能力,非常適合細間距、高可靠性應用。 製造 BT 樹脂 PCB 需要專用鑽石塗層鑽針、UV/CO2 混合雷射系統,以及精準的化學除膠渣製程,以避免微裂紋與膠渣殘留。 表面處理必須採用 ENIG 或 ENEPIG——標準 HASL 無法滿足半導體接合所需的平整度與共面性。 JLCPCB 提供自動化 LDI、混合雷射鑽孔、AOI/AXI 檢測,以及從原型到量產的無縫擴展能力,支援 BT 樹脂與高可靠性 PCB。 全球半導體正朝向極致微型化、高頻訊號與高密度 3D 異質整合架構發展,這已將傳統基板材料推向物理極限。雖然標準 FR4 仍是一般電子產品中的主力材料,但下一代積體電路(IC)封裝,需要具備更佳尺寸穩定性、優異熱耐受性,以及極低訊號損耗的基板。 這正是雙馬來醯亞胺-三嗪樹脂,也就是普遍稱為 BT 樹脂的材料登場之處。作為高階 IC ......
Jul 14, 2026
PCB 材料科學
高耐熱PCB選型:Tg參數、無鉛製程熱應力與DFM
做過工控板、高功率電源的工程師,多半都踩過這類坑:實驗室常溫測試全數正常,過完SMT回流焊,或是裝進密閉機殼滿載跑幾百小時後,毫無預警就出現斷路、層間分層。一路追根究底,十有八九和基材耐熱等級選低了有關。很多人選料只盯著介電常數、板厚,偏偏漏了熱力學這條看不見的可靠度底線。 一、玻璃化轉變溫度到底是什麼 FR-4這種基材,說穿了就是環氧樹脂浸漬玻纖布後壓合而成的複合材料,屬於非晶態高分子體系,不像金屬有個明確固定的熔點。 溫度偏低時,樹脂的分子鏈段處於凍結狀態,材料質地硬、剛性足,也就是俗稱的玻璃態,這時候無論機械支撐力還是尺寸穩定性都靠得住。等溫度持續升高到某個區間,分子鏈拿到足夠熱能,開始大範圍鬆動,整個材料會慢慢軟化,變成高彈性的橡膠態,機械強度跟著明顯下滑。對應這個狀態轉變的臨界溫度區間,就是玻璃化轉變溫度,業界一般簡稱Tg。 溫度越過Tg點之後,不光機械強度會斷崖式下降,板材的電氣特性、熱穩定性也會跟著變差。所以Tg值的高低,基本就代表了這款基材能扛住熱衝擊的安全邊界。 二、FR-4的三檔Tg等級與適用場景 目前供應鏈上的FR-4基材,按樹脂耐熱配方的差異,大致分成三個等級,不同廠牌的實......
Jun 23, 2026
PCB 材料科學
高速高頻電路板基材選型與物性參數實務解析
在低速數位電路設計中,PCB基材多被視為承載銅箔與元件的機械支撐結構,其電氣屬性往往不會成為系統瓶頸。但隨著訊號邊緣變化率進入皮秒級、系統工作頻率突破吉赫茲門檻,過去被當作理想絕緣體的PCB基材,其物理與電氣特性對鏈路性能的影響將全面顯現。 高頻電磁場環境下,基材內部的高分子樹脂與玻璃纖維布會與傳輸線產生複雜電磁耦合。換言之,若覆銅板基材選型失當,即便在EDA工具中完成了精準的線寬線距與阻抗計算,實際量產的硬體仍可能出現嚴重的訊號反射、相位色散與熱可靠性問題。因此,建立一套基於材料物化特性的選型評估框架,是硬體團隊切入高端電路設計的必備基礎。 一、基材核心物性參數與電氣邊界 開展高速多層板疊層結構設計前,工程師需優先掌握四項關鍵材料參數,並理解其在高溫、高頻極端工況下的變化規律。 1. 介電常數(Dk /εr) 介電常數是衡量材料儲存電能能力的核心指標,直接決定電磁波在介質中的傳播速度,對應關係為: 其中c為真空中光速。Dk值越高,訊號傳播延遲越長。更關鍵的是,常規基材的Dk會隨頻率升高、環境溫度變化產生漂移,導致高頻訊號的不同諧波分量傳播速度不一致,到達接收端時出現相位差,引發訊號失真與眼圖裕量......
Jun 23, 2026
PCB 材料科學
掌握斜接轉角技術,實現卓越的高速訊號效能
高速 PCB Mitered Corner 設計指南 你是否曾仔細檢查過高速信號走線上的倒角角落?這些斜角(Mitered Corners)不只是美觀,它們直接影響阻抗連續性、信號反射以及 RF 和高速數位訊號的品質。在 PCB 上使用倒角角落,可能就是你能達到回波損耗目標,避免信號完整性問題的關鍵。 為什麼倒角角在高速 PCB 設計中很重要 尖銳 90° 角的信號反射問題 當微帶線或條線走向尖銳 90° 彎角時,導線有效寬度在角落會變大,形成額外銅區,增加與接地層的局部電容,造成阻抗不連續。這會讓部分信號能量反射回源端。在低頻或上升沿較慢時(<1 GHz 或 <1 ns),反射影響可忽略。但對於 RF 或多 Gb/s 信號,這些角落反射會在 S 參數與眼圖上顯現。 倒角如何改善阻抗連續性 倒角移除角落外側多餘的銅,減少電容不連續。將角落斜切 45° 可降低導線在彎曲處的有效寬度,使阻抗連續性得以保持。倒角百分比(Miter Percentage)表示斜切角度佔角落對角的比例,通常微帶線實務設計中,倒角可移除 60-70% 的角落區域,這是微波工程文獻建議的理論值。 倒角角的核心設計規則 最佳倒角......
Jun 08, 2026
PCB 材料科學
高速 PCB 卓越設計的微帶線設計技術
高速 PCB 微帶線設計指南 你是否曾在 PCB 外層布線高速信號時,思考所選擇的走線幾何是否能在多千兆速率下正常工作?你並不孤單。微帶線 (Microstrip) 是 PCB 設計中最常用的傳輸線結構,但它對幾何形狀、材料和製造公差都極為敏感。微帶線設計得當,信號眼圖清晰;若設計失誤,信號完整性將大幅下降。微帶線是高速 RF、PCIe Gen4 或高速 ADC 數據線的核心結構。 微帶線是什麼以及其工作原理 微帶線基本上是在 PCB 外層的導電線路,下面由連續的接地層隔離。它處於混合介電環境中,一部分電磁場穿過線路下方的基板,另一部分穿過上方的空氣或塗層。這種環境使微帶線既方便又挑戰設計。 影響電氣特性的關鍵參數包括: 特性阻抗 (Z0): 取決於線寬、介電厚度、介電常數和銅厚。單端通常 50Ω,差分對 90Ω-100Ω。 有效介電常數 (Dk eff): 是基板 Dk 與空氣 Dk 的加權平均,通常低於基板 Dk。例如 FR4 板 Dk 約 4.2-4.5,微帶線有效 Dk 約 3.0-3.5。 傳播延遲: FR4 微帶線約 5.3-6.0 ps/mm,比條線快,因有效 Dk 較低。 衰減: ......
Jun 08, 2026
PCB 材料科學
針床測試在專業 PCB 製造中的優勢
Bed of Nails 測試指南 你是否曾想過,製造商如何每天測試數千塊 PCB 卻不讓生產線變慢?答案通常是使用一種看似狡猾的設備,稱為「Bed of Nails(釘床)測試裝置」。這個平台上有數百根小型彈簧針,每根針都精準對應 PCB 上的特定測試點。它可以在幾秒鐘內檢查整塊 PCB 的電氣完整性,包括短路、開路和元件缺陷,甚至在板子離開工廠之前就完成檢測。 在大規模生產 PCB 時,測試是不可或缺的步驟。它決定了產品的可靠交付與保固退貨之間的差異。釘床測試是專業 PCB 製造中關鍵的一環,雖然現今飛針測試越來越普及,但在高產量生產中,釘床測試仍然是黃金標準。由於其速度快、重複性高、缺陷覆蓋面廣,它幾乎無法被替代。 什麼是 Bed of Nails 測試及其運作原理 釘床測試裝置是一種特殊的電子測試治具,主要應用於電子 PCB 的在線測試(ICT)。名稱直譯即「釘床」。裝置由剛性板(通常為環氧酚醛玻纖板 G-10)、一組彈簧針(通常稱為 pogo pin)組成,這些針孔精確對應 PCB 上的測試點、通孔或焊盤。 實際運作流程如下:待測板(DUT)放置於治具上,透過機械壓板、真空或夾殼機構將板......
Jun 08, 2026
PCB 材料科學
為何玻璃轉化溫度是可靠 PCB 效能的關鍵
PCB 材料玻璃轉移溫度 (Tg) 概述 曾遇到剛回流完成的 PCB,發現板材膨脹氣泡或通孔破裂嗎?這可能不是回流曲線或錫膏問題,而是 PCB 基材本身的玻璃轉移溫度(Tg)影響。Tg 是 PCB 板材在製程和可靠性中最重要卻常被忽略的特性之一。 玻璃轉移溫度的定義與工作原理 玻璃轉移溫度 (Tg):材料從硬脆玻璃態轉變為軟橡膠態的溫度。注意,Tg 不是熔點,而是材料分子逐漸變得靈活的溫度。低於 Tg 時,環氧樹脂分子鏈固定,板材剛性高;高於 Tg 時,分子鏈運動增加,板材變得柔軟且尺寸不穩定。 對 PCB 工程師而言,Tg 以下 FR4 板 Z 軸熱膨脹係數為 50–70 ppm/°C;高於 Tg 則可達 250–300 ppm/°C,導致通孔裂紋、焊盤翹起或內層剝離。 Tg 測量方法 不同測量方法會產生略微不同的 Tg 值,重要的是了解差異以便比較不同廠商的資料表: DSC(差示掃描量熱法):測量熱容隨溫度變化,依熱流曲線拐點判定 Tg。符合 IPC-TM-650 2.4.25。 TMA(熱機械分析):測量尺寸變化,依 CTE 曲線急劇上升判定 Tg。符合 IPC-TM-650 2.4.24C......
Jun 08, 2026
PCB 材料科學
如何選擇合適的 UL94 等級以確保 PCB 安全可靠
重點整理 本文說明如何選擇合適的 UL94 等級,以確保 PCB 防火安全與合規性:V-0 是多數電子產品的常見基準,V-1/HB 通常只適用於較低風險或非受管制用途。同時也強調,等級表現會受到材料選擇、厚度與製程控制影響,因此應使用具 UL 認證的層壓材料,並選擇具備材料追溯能力與 UL 製造能力的製造商。 你是否聽過,只要一片 PCB 起火,就可能產生有毒煙霧、毀掉整個產品,甚至讓公司面臨嚴重法律風險?這正是 UL94 等級存在的原因。它是塑膠與聚合物材料中最知名的可燃性分類系統,也是讓印刷電路板盡可能安全的關鍵因素。無論你是在設計簡單的 LED 驅動器,還是複雜的車用控制模組,都不能忽視PCB 基板的耐燃表現。北美、歐洲與亞洲的法規主管機關,通常都會要求產品在上市前符合特定 UL94 耐燃等級。 忽略這項要求,不只會帶來安全風險,也可能影響整個市場准入。接下來,我們將逐步拆解 UL94 等級系統。你將了解每一種分類代表什麼、測試如何進行,以及你的特定應用應該選擇哪一種正確等級。讓我們開始吧。 了解 UL94 等級及其重要性 UL94 標準由 Underwriters Laboratories......
Jun 04, 2026
PCB 材料科學
為何 UL94 V0 對安全可靠的 PCB 製造至關重要
重點整理 UL94 V-0 是 PCB 材料常用的高等級耐燃標準,要求材料在 10 秒內自熄,且不得產生會引燃棉花的燃燒滴落物。它能大幅降低火災風險,並已成為消費性電子、工業、車用與醫療應用中安全可靠 PCB 的事實標準。JLCPCB 預設提供符合 UL94 V-0 的 FR4 與高 Tg 材料,協助滿足 UL、CE、CCC 等合規要求與長期可靠度需求,同時不必犧牲性能或預算。切勿為了些微成本節省而放棄 V-0 等級。 你是否曾注意過,幾乎每一片筆電、手機充電器或 LED 驅動器內部電路板表面上,都會印有一行小小的標記?那個小標記其實是電子產品製造中最重要的安全等級之一。UL94 V-0 是 Underwriters Laboratories(UL)發布的耐燃標準,用來表示 PCB 基板材料在移除火源後,能在 10 秒內自行熄滅。為什麼你該在意?因為全球許多安規與市場准入要求,例如 UL、CE、CCC 與 BIS,正逐漸將 UL94 視為最低要求。不符合此標準的產品,可能在進口階段受阻,也可能面臨責任風險,甚至對終端使用者造成實際安全危害。今天,我們將拆解 UL94 V-0 的含義、它與其他耐燃等......
Jun 04, 2026
PCB 材料科學
減少 CTE 不匹配壓力:建構更可靠 PCB 的實用方法
重點整理 CTE 不匹配,也就是熱膨脹係數不匹配,會因 FR4 較高的 Z 軸 CTE 與銅之間的膨脹差異產生熱應力,進而造成 PCB 翹曲、導通孔裂紋、分層與焊點疲勞。在無鉛迴焊與熱循環條件下,這些問題會更加嚴重。可透過對稱疊構與銅平衡、較高 Tg/低 CTE 材料,以及嚴格的製程控制,例如壓合、冷卻、濕氣管理與一致的導通孔電鍍,來降低風險。 你知道嗎?標準 FR4 在 Z 軸方向的熱膨脹係數最高可達 70 ppm/°C,而銅只有約 17 ppm/°C。當電路板受熱時,這兩種材料的膨脹差異可達約四倍。這種差距稱為 CTE 不匹配,也就是熱膨脹係數不匹配,是印刷電路板中最常見的翹曲、焊點裂紋與分層根本原因之一。如果你的 PCB 在迴焊後出現彎曲,或電鍍通孔中出現難以解釋的孔壁裂紋,CTE 不匹配很可能就是原因。隨著電路板越來越薄、元件越來越小,以及無鉛迴焊溫度越來越高,管理這種熱膨脹差異比以往更加重要。 今天,我們將了解什麼是 CTE 不匹配、它如何影響電路板的長期可靠度,以及在設計與製造階段如何確保它受到控制。我們也會看看像 JLCPCB 這類現代製造商,如何透過進階製程控制與材料選擇來處理這個......
Jun 04, 2026
PCB 材料科學
雷射鑽孔技術如何在先進 PCB 製造中實現精度與密度
雷射鑽孔的專業製造流程 精密雷射參數與製程控制 要製作高品質微孔,必須搭配最佳化的雷射鑽孔製程。關鍵參數包括: 脈衝能量(毫焦耳):能量越高溫度越高;能量過低則容易殘留碎屑 脈衝重複頻率:CO2 雷射可達數百 Hz,UV 雷射可達數十 kHz,用於提升速度 脈衝寬度:奈秒脈衝最常見;極細結構則可使用皮秒脈衝 每孔脈衝數:常見為 5 至 20 個脈衝;孔越深通常需要更多脈衝 光斑尺寸與對焦:使用具備微米級精度的振鏡控制 現今系統會使用視覺系統對準基準標記,疊對精度可達正負 15 至 20 微米。製造商也會為每一批次使用測試片,量測上孔徑與下孔徑,再將參數導入正式 panel 生產。 鑽孔後鍍銅與品質驗證 孔鑽好之後,接下來要做什麼?傳統鑽孔後流程如下: 1. 除膠渣/電漿清潔:使用高錳酸鹽或電漿蝕刻清除銅焊盤上的樹脂膠渣 2. 化學鍍銅:在導通孔孔壁形成 0.5–1.0 µm 的銅層 3. 電解鍍銅:鍍至至少 20–25 µm 厚度(IPC-6012) 4.導通孔填孔(如有需要):使用導電或非導電填孔膏,之後再進行研磨 5. 蓋鍍:形成表層銅,提供平整且可焊接的表面 檢驗會透過微切片確認鍍銅厚度、導......
Jun 03, 2026
PCB 材料科學
無鹵素 PCB:安全、符合 RoHS 規範且高效能電路板的明智選擇
設計當今電子產品的工程師面臨一個明確的選擇:繼續使用含鹵素阻燃劑的傳統 FR-4,還是改用無鹵素 PCB 材料,以符合嚴格的環保和安全標準,同時提供相當或更佳的性能。無鹵素 PCB 使用磷基或氮基阻燃劑取代溴和氯,顯著減少燃燒時產生的有毒煙霧和腐蝕性氣體。這使得它們成為消費性電子、汽車、醫療和工業應用的首選,在這些領域中,可靠性和法規合規性是不可妥協的。 簡介:為何無鹵素 PCB 現在是必備品 從傳統材料到無鹵素材料的轉變 傳統的 FR-4 使用溴化環氧樹脂來達到 UL94 V-0 的阻燃等級。雖然有效,但這些鹵素在燃燒時會釋放溴化氫和氯化氫,產生劇毒和腐蝕性的煙霧。無鹵素 PCB 透過使用替代性阻燃劑消除了這種風險。JLCPCB 和其他專業製造商現在提供全系列的無鹵素基板,這些基板保持了工程師對 FR-4 所期望的機械和電氣特性,同時符合 RoHS、REACH 和 IEC 61249-2-21 標準。 法規驅動因素和市場需求 全球法規加速了採用。歐盟 RoHS 指令限制了溴化和氯化阻燃劑,許多原始設備製造商現在要求總鹵素含量低於 1500 ppm。在汽車和醫療領域,低煙無鹵 (LSZH) 性能是......
Jun 03, 2026
PCB 材料科學
如何選擇合適的 PCB 基板:效能、成本與可靠性的實用指南
選擇正確的 PCB 基板是任何電路板設計中最重要的決策之一。基板決定了電氣性能、散熱行為、機械強度、成本以及長期可靠性。錯誤的選擇可能導致訊號完整性問題、回流焊過程中的分層,或生產中過度的翹曲。了解基板特性的工程師可以避免這些問題,並以更低的成本獲得更好的結果。 引言:為何基板選擇比以往任何時候都更重要 對訊號完整性和成本的直接影響 現代設計每年都在推高數據傳輸速率。在 5 Gbps 及以上,即使是介電常數 (Dk) 或損耗因子 (Df) 的微小差異,也可能導致阻抗不匹配和訊號損耗。選擇錯誤的基板可能迫使設計師增加額外的層數或後期使用更昂貴的材料 ,從而增加成本和交貨時間。相反,從一開始就選擇正確的基板,可以減少 1 到 2 層,並將材料成本降低 15% 到 25%。 高速與高可靠性專案的新挑戰 汽車、5G 和醫療應用現在要求更高的 Tg、更低的 CTE 和更好的導熱性。同時,環保法規推動使用無鹵素和符合 RoHS 的材料。平衡所有這些要求使得基板選擇比以往任何時候都更加複雜。 了解 PCB 基板及其核心組成部分 基板的構成 PCB 基板由三個主要元素組成:提供機械強度的編織玻璃纖維布、用於絕緣和......
Jun 03, 2026
PCB 結構與基礎
了解導熱墊在電子設備散熱中的作用
介紹 在各種電子系統中維持理想溫度,關鍵取決於導熱墊,它們也是有效冷卻電子設備的基本組成部分。 作為一種導熱介面材料 (TIM),這些導熱墊能確保熱量在散熱器或其他冷卻系統與電子元件之間有效傳遞。鑑於當代電子產品日益增長的功率密度和精巧設計,導熱墊在維持設備可靠性和效能方面的重要性,再怎麼強調也不為過。本文將探討導熱墊的價值、其種類、用途以及放置和選擇的最佳實務。 什麼是導熱墊? 導熱墊 導熱墊是一種柔軟、可順應的聚合物,旨在填補電子元件與散熱元件(如散熱器或金屬外殼)之間的空隙。它們能確保 CPU、GPU 和功率電晶體產生的熱量有效傳輸至冷卻系統,從而防止過熱。與導熱膏不同,導熱墊是固態的,這使得處理和應用更加簡便。它們在整個接觸面上提供均勻的導熱性,因此在需要填補較大或不規則間隙的情況下特別有用。 導熱墊的種類 市面上有幾種導熱墊,每種都因其材料構成和預期用途而具有特定的優點: 矽膠基導熱墊: 最常使用的導熱墊類型,矽膠基導熱墊的特點是其靈活性、易於應用和良好的導熱性。它們在效能和成本效益之間取得平衡,因此在消費性電子產品中相當受歡迎。 石墨導熱墊: 石墨導熱墊具有優異的導熱性,非常適合高效熱......
Jun 02, 2026
PCB 結構與基礎
什麼是 PCB 導孔?您應該選擇哪種類型?
印刷電路板(PCB)設計是電子產品開發中的關鍵環節。PCB 為電子元件提供了井然有序且緊湊的佈局,實現高效的信號傳輸,並將電氣干擾的風險降至最低。PCB 設計中的一個基本要素是導孔(via),它是在電路板上鑽出的小孔,用於實現電路板不同層之間的電氣連接。 在本文中,我們將全面概述 PCB 導孔,包括其類型、設計考量與應用。我們還將討論為 PCB 設計選擇正確導孔類型的重要性,以及它如何影響產品的效能和可靠性。 什麼是導孔? 導孔是在 PCB 上鑽出的小孔,用於連接電路板的不同層。導孔內壁襯有導電材料(如銅),允許電流通過孔洞,從而在各層之間建立連接。導孔在多層 PCB 設計中至關重要,因為它們為電路板不同層之間的電氣和熱連接提供了途徑。 導孔可以貫穿電路板的整個厚度,連接所有層,也可以僅部分鑽穿電路板,只連接其中幾層。導孔的尺寸和形狀取決於具體的應用和設計要求。導孔可以是圓形或非圓形,其直徑可以從幾密耳到幾百密耳不等。 導孔的放置位置在PCB 設計中也很關鍵。導孔通常放置在沒有關鍵元件或走線的區域,因為它們可能會干擾信號或產生電氣雜訊。此外,導孔的位置會影響電路板的散熱效能,因此在放置導孔時,考慮......
Jun 01, 2026
PCB 結構與基礎
電路板維修入門指南
電路板是現代電子產品的骨幹,懂得如何維修它們是一項寶貴的技能。在這份初學者指南中,我們將提供詳細的說明,協助您成功維修電路板。無論您是需要對故障裝置進行疑難排解,還是想挽救一塊貴重的電路板,本指南都將賦予您能力。從了解電路板元件到掌握焊接技術,您將獲得自信地處理電路板維修所需的知識。 了解電路板元件 要有效維修電路板,了解不同的元件至關重要。電阻、電容、電晶體和積體電路是電路板上常見的一些元件。每個元件都有特定的功能,當其發生故障時,都可能導致電路失效。 範例: 在檢查電路板時,您可能會遇到一個鼓包的電容器。這表示該電容器已失效,需要更換。了解電容器的角色有助於您識別此問題並採取適當的措施。 識別常見的電路板問題 診斷常見問題是電路板維修的關鍵步驟。一些常見問題包括短路、損壞的走線或焊盤、故障元件以及電源相關問題。透過使用萬用表和示波器等各種測試方法和工具,您可以準確地識別這些問題。 範例:假設您正在對一塊沒有產生任何聲音的電路板進行疑難排解。透過使用示波器,您可以測量音訊電路中不同點的輸出訊號,以精確定位訊號在哪裡丟失或失真。 電路板維修的工具與設備 擁有正確的工具和設備對於成功的電路板維修至關......
Jun 01, 2026
PCB 材料科學
熱傳導的物理本質:鋁基板與高功率電子散熱技術探討
在電力電子及高亮度照明領域,熱量管理是提升性能的關鍵挑戰。隨著設備功率密度的提升,傳統環氧玻璃纖維基板(FR4)以約 0.25 W/m·K 的導熱率,往往制約系統散熱效率。鋁由於其優異的散熱性,成為當前熱控電路板設計的重要材料。一塊高性能的鋁基電路板,不僅是金屬與電路的結合,更涉及導熱係數、介電強度及熱應力等多重因素的精確平衡。 一、結構分析:金屬芯電路板的層次設計 與傳統 PCB 不同,金屬芯電路板(MCPCB)專注於優化熱傳導路徑。典型鋁基板包含三個主要層級: 電路層(銅箔):負責訊號與電流傳輸,銅箔厚度較一般板材增加,以適應大電流需求。 導熱絕緣層:此層為鋁基板效能的關鍵,需在提供高介電強度的同時,實現優異導熱率。目前先進材料導熱率範圍可達 1.0 至 9.0 W/m·K。 鋁基層:利用鋁的高熱傳導性,迅速將熱量從導熱層擴散至散熱片或周遭環境,形成有效散熱機制。 圖1. 高導熱鋁基板與多層 FR4散熱過孔方案仿真對比 二、應用背景:LED 產業對鋁基板的依賴性 LED PCB的設計在照明產業中逐漸超越元件承載的基本功能,更強調光效一致性。 1. 色溫漂移與熱管理的關聯性 LED元件的發射波長......
Mar 31, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 板類型:規格與應用場景終極指南
印刷電路板(PCB)由絕緣層與導電層壓合而成,用於連接多個電子元件。可以把 PCB 想像成玻璃纖維與環氧樹脂疊成的複合板材,上面蝕刻出銅線路,作為訊號與電源的導電路徑。PCB 可以是單層、雙層(兩層導電層)或多層(三層以上導電層),在極小空間內容納大量電路。根據 IPC 的定義,PCB 是由導電與非導電材料經壓合後,形成電氣組件所需的電路。 官方 IPC 定義與層次結構 實務上,PCB 是由交替的介電層與銅箔層構成。銅層上佈有線路、平面、焊墊與通孔,用於連接元件。典型的 4 層 PCB 疊構可能如下: 銅層 – 預浸料或芯材 – 銅層 – 芯材 – 銅層 所有層次都經壓合固定。樹脂/玻璃基材提供機械強度與絕緣。IPC-2221 與 IPC-4101 標準規範了疊構幾何與材料特性。簡單來說,PCB 就是一塊多層三明治板,銅片(線路)負責導電,而非起司。 12 種核心 PCB 類型(2025 版) 工程師通常依結構與用途分類 PCB。以下為 2025 年最常見的 12 種基礎 PCB 類型: 單面 / 雙面 / 多層 單面板:僅有一層銅線路,成本最低,用於基本消費電子,如玩具、簡單電源電路。 雙面板:......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
厚銅 PCB:其優勢與應用概覽
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的骨幹,提供電子元件連接與電氣訊號傳輸的平台。隨著高效能與高可靠度電子設備需求不斷提升,製造商持續尋求強化 PCB 整體性能與耐用度的方法。厚銅 PCB 是一種特殊類型的 PCB,相較於標準 PCB 具有多項優勢,其設計採用更厚的銅層,提供更高的載流能力、更佳的熱管理與更強的耐用性。本文將探討厚銅 PCB 在現代電子領域的優點與應用。 什麼是厚銅 PCB? 厚銅 PCB 是指銅層厚度高於標準 PCB 的設計。厚銅 PCB 的銅厚範圍從 3 oz 到 20 oz 甚至更高,而標準 PCB 通常僅 1 oz。更厚的銅層帶來更高的載流能力、更佳的熱管理與更強的耐用性,使其成為高功率應用的理想選擇。 厚銅 PCB 的優點 1. 高載流能力 厚銅 PCB 最顯著的優點之一,就是能夠承受流經銅層的高電流。更厚的銅層讓厚銅 PCB 在承載更大電流時不易過熱,也不會降低整體板件特性,因此特別適合需要大電流的電力電子應用。依銅厚與疊構設計,厚銅 PCB 可承載超過 30 A 的電流。 2. 強化熱管理 散熱是影響電子設備性能與可靠度的關鍵因素。厚銅 PCB 憑藉更厚的銅層,提供卓越......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
PCB 故障排除:如何透過專業製造診斷問題並預防失效
現代 PCB 可能通過工作台測試,但之後仍因微小缺陷而失效。不良 PCB 無法完全避免,因此掌握故障排除技巧非常實用。製造過程中的人為錯誤,如走線輕微偏移或微小焊錫空洞,常會引發問題。及早發現並修復這些問題可節省金錢與時間,因為缺陷 PCB 會增加重工成本並延遲生產。若在原型早期階段發現缺陷,可為製造廠省下數千美元。實務上,故障排除是有系統地分析症狀並進行針對性測試的過程。關鍵在於將細心診斷與預防設計結合,最好在佈局或組裝階段就發現錯誤,避免成為量產夢魘。 為何問題在測試後或量產時才浮現 某些缺陷具潛伏性,錯誤可能在首次測試後甚至到客戶端才顯現。微小製造缺陷不太可能讓板子立即死亡,卻會在產品受壓時導致間歇性失效。其他設計疏忽,如省略去耦電容或電壓裕度不足,也只有在真實負載下才會暴露。實驗室未偵測到的失效,也可能由環境因素或粗暴對待造成。簡言之,PCB 可能以完好狀態出廠,卻在通電、升溫或實際運作後顯現潛在弱點。 故障排除成本:重工、延遲與風險 PCB 故障排除對財務與時程的衝擊可能很大。每片需重工或報廢的不良板都浪費材料與工時。舉例來說,一萬片批量即使只有 5% 缺陷率,也可能因報廢板子與維修時間......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
深入 PCB 結構:層次、疊構與堆疊如何定義現代電路板的性能
印刷電路板看起來可能只是扁平的綠色矩形,但在表面之下,它們其實是精密的多層結構。隨著裝置日益小型化與複雜化,工程師轉而採用多層板,並精心挑選材料與疊構,以滿足電氣與機械需求。本文將層層拆解,探討基板選擇、疊層結構與堆疊方式如何左右 PCB 性能。我們將從基礎材料談起,一路涵蓋到高密度互連,帶你掌握 PCB 設計的核心要點。文中也會引用業界最佳實務與成本取捨的指導原則,並比較幾種常見且已成業界標準的疊構。 構成任何 PCB 結構的核心要素 基板材料與銅箔基礎 每塊 PCB 都從基板開始,它就像電路板的絕緣骨架。最常見的是 FR-4,價格低廉、機械強度佳,介電常數適中,是萬用的基板選擇。缺點是在射頻頻段損耗較高,因此 RF 與微波板會改用 Rogers 材料,其介電常數穩定且損耗低至約 0.001,性能遠優於 FR-4,但成本約為 5–10 倍。 下一步是在基板上壓合銅箔,銅箔層數決定 PCB 的層數。常見銅厚 0.5 oz 至 2 oz,依載流需求調整;訊號線可用薄銅,電源線則建議用厚銅。 基本疊構中的 Prepreg 與 Core Core 是雙面已壓合銅的固化基板,剛性高且厚度精準,1.6 mm......
Mar 27, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 層數解析:透過智慧疊構、標準與設計實踐打造更優質的電路板
PCB 是由銅箔與絕緣層層疊而成的「三明治」,用來形成電路板。每一層都有特定功能:有些負責承載訊號(連接元件的走線),有些則作為完整的電源或接地平面。可以把 PCB 層想像成大樓的樓層,每層扮演不同角色,例如一層是辦公室(訊號),另一層是倉庫(接地/電源)。層數依設計複雜度而定,從單層到十幾層的高階電子產品都有。本文將說明如何有效安排這些層,降低 EMI 並提升訊號完整性,關鍵就在於佈線與配置的規劃。 單層與多層 PCB 的定義 最基礎的是單層 PCB,只有一面銅箔,製造成本低,適合 LED 驅動等低成本電路。 業界主流是雙層 PCB,上下兩面都有銅箔,走線選擇翻倍,兩層間透過稱為「過孔」的小孔互連訊號。 多層 PCB則使用三層以上銅箔,內部通常夾有電源與接地平面,並位於訊號層之間。手機、筆電、醫療設備等高密度產品都採用多層板,以滿足嚴格的雜訊管理需求。 從簡單到複雜的層配置演進 早期電子產品單雙層板即可應付,但隨著功能複雜與速度提升,設計者必須增加層數。每多一層就多出佈線空間,避免交叉。實際應用上,低階產品為成本考量維持 2–4 層;中階設計常見 6 層;高速高階系統則普遍 8 層以上。8 層板......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
透過 PCB 拼板技術,在大批量生產中實現效率最大化
每當新的 PCB 設計師開始「轉動輪子」,很快就會面臨從製作幾個原型轉向量產的關卡。隨之而來的,還有一個原型工程師常忽略的新觀念:PCB 拼板(panelization)。簡單來說,拼板就是把多片相同(或不同)的電路板,排進一張標準尺寸的製造大板內,讓所有製程與組裝都把這張大板當成單一單位處理。為什麼這很重要?因為現代製造與組裝設備——從 CNC 鑽孔、蝕刻線、錫膏印刷機到貼片機——都是針對「大板」而非單片小板設計的。 一片 30 mm 見方的 IoT 感測板,若單片流片,速度只剩幾分之一,成本卻翻好幾倍;同樣的板子若二十合一拼進標準大板,就能兼顧速度與成本。經濟效益很直觀:每張大板容納越多電路板,每小時產出越高、材料浪費越少、單位成本越低。只要批量超過幾十片,拼板就不再是選項,而是必要。 核心優勢:減少浪費、加快製程、品質一致 良好的拼板設計能在生產各環節帶來連鎖效益。材料利用率可從單片加工的 40–50% 提升到 80–95%(視板形與排版而定)。FR-4 基材是成本大宗,利用率提升 40% 會直接反映在利潤上。 產出與每板片數成正比:一張 16 合一大板,每道手續只做一次,卻得到 16 倍產......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
金屬核心 PCB 材料:熱真相與設計規則
金屬核心 PCB(MCPCB)是一種特殊板材,以金屬基材取代標準 FR-4。這層金屬核心如同內建散熱片,可提升高功率電子的散熱能力。基本疊構很簡單: 頂層為銅導體層。 中間為薄介電絕緣層。 底部為厚金屬基板。 這種結構提供優異的 熱擴散 能力與便利的接地平面,但代價是板子比典型 FR-4 更重、更貴。MCPCB 廣泛用於 LED 照明與電源供應器等會產生大量熱的應用。本文將破解不同核心金屬的迷思,說明介電層如何真正控制熱流,並比較實際的熱導率數據。 「金屬核心 PCB 材料」的真正含義 金屬構成板的結構基礎,並充當巨型散熱片。銅層通常 1–3 oz,位於頂部承載電路走線;下方是薄介電層,一般 25–100 µm,用來將銅與金屬電氣隔離;最底層為金屬核心,通常是 1.0–3.2 mm 的鋁板,負責橫向散熱。 鋁的熱導率為 150–235 W/mK,銅則為 380–400 W/mK,兩者都比 FR-4(0.3 W/mK)快得多。 銅核心板聽起來很棒,但銅重且昂貴,因此幾乎所有 MCPCB 都改用鋁。鋼核心 PCB 存在,用於機械強度或 EMI 屏蔽,但熱性能差很多。金屬核心提供機械支撐並自然成為接地/......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
厚銅 PCB:發揮卓越的功率處理與熱性能
在我的研究中,我發現於 PCB 市場,外層電路板通常採用 1 oz/ft²(約 35µm),內層電路板則為 0.5 oz/ft²,這被視為標準銅厚。另一種顛覆傳統的設計則使用 3 oz/ft²(105µm)或更高的銅厚,某些激進設計甚至達到 20 oz/ft² 以上。這並非筆誤——我們談的是單側銅層厚度接近一毫米的厚銅 PCB。 你可能會問,什麼樣的應用需要這麼多銅?答案是物理學。導體截面積與載流能力成正比。一條在 1 oz 銅厚下可安全承載 1 A 的走線,在 3 oz 銅厚下寬度不變即可承載約 3 A,更高銅厚則可持續提升。對於需要通過數十甚至數百安培的電力電子應用,厚銅不是選項,而是必要。 厚銅板與一般 PCB 有幾項重大差異。它們需要修訂後的設計規範(如加大走線間距與環形環寬)、替代製程(特殊蝕刻與電鍍),並承受厚銅層帶來的機械應力。最終產生的是一塊銅 PCB,物理強度更高、重量更大,且更能應對大電流與高溫應用。 電力電子、汽車與工業系統的關鍵應用 電力電子根本離不開厚銅 PCB。據我所學,它們無處不在——切換 50–200 A 相電流的馬達驅動控制器、為伺服器機房或電信設備供電的高功率 ......
Mar 27, 2026
PCB 材料科學
突破熱極限:硬體工程師的 FR4 印刷電路板選材與設計實務指南
電子產品開發的各個階段,FR4印刷電路板往往是容易被忽略的部分,但它卻至關重要。過往經驗中,我們習慣性地將預設參數直接應用到CAD中,接著將設計傳送給工廠。然而在不斷進步的工業生產中,邊緣運算晶片功耗的在不斷攀升,通訊頻率也將逼近毫米級,PCB的開發不斷挑戰物理定律的極限。 為了實現高品質的硬體設計,掌握最高效率的製造流程至關重要。作為領軍的電子產品製造商,JLCPCB提供從標準FR4到高玻璃化轉變溫度(GT)材料的全系列產品,並結合透明的價格和高效的製造工藝,助力您的設計在全球市場中脫穎而出。 解碼 FR4 PCB 材料的物理構成 FR4印刷電路板實際上是一種複雜的異質複合材料系統。“FR”代表阻燃,符合NEMA LI 1-1998標準;而“4”指的是特定的增強材料:編織玻璃纖維和環氧樹脂。 1. 玻璃纖維的織造效應 (Weave Effect) 對於普通的控制板,玻璃纖維的織法無關緊要。但在高速數位訊號(如 PCIe 5.0 或 DDR5)的設計中,FR4 電路板內部的纖維束與樹脂間隙會造成介電常數(Dk)的不連續。這會導致訊號在差分對(Differential Pair)中出現嚴重的時滯抖動......
Mar 17, 2026
PCB 材料科學
優化 PCB 訊號返回路徑:高速設計中實現雜訊最小化與訊號完整性最大化的策略
這是每位 PCB 設計師都應該(比喻性地)刻在手臂上的基本真理:每條訊號電流都需要一條回流路徑。除非你主動提供低阻抗通道,否則電流會自己亂找路徑,最終產生一些非常不受歡迎的熱點。整個「電流迴圈」概念正是回流難以掌控的原因。本質上,當訊號從 A 點走到 B 點時,你就形成了一個迴圈:訊號往一個方向走,回流則在 B 點與 A 點之間反向走——通常經由接地層或你正在使用的任何參考層。 迴圈面積決定了電感量、訊號受影響的程度,以及它所產生的電磁輻射量。緊密的小迴圈(例如訊號線正下方就是完整接地)可帶來低電感、幾乎零輻射與高雜訊免疫力。大而亂繞的迴圈(回流路徑被切斷或分散)則導致高電感、更多輻射與更雜訊的訊號。這差不多就是乾淨設計與糟糕設計的差別,關鍵就在你如何管理回流路徑。 現代電路板中回流路徑中斷的常見問題 回流路徑一旦中斷,會出現各種令人抓狂的症狀,若不了解根本原因,幾乎無從診斷。接地彈跳(ground bounce)發生在多條訊號的回流電流共用一條電感受限的路徑,導致接地參考出現電壓擾動,進而在所有訊號上表現為雜訊。串擾則會因為某條訊號的回流電流被迫與相鄰訊號的回流電流擠在同一條路徑而加劇。EMI ......
Mar 03, 2026
PCB 結構與基礎
在 PCB 中整合間隔柱:機械可靠性與效能的關鍵考量
Standoff 間隔柱本質上是小型支柱,用於支撐電路板。它們遠不止是 PCB 組裝中的小零件。這些元件透過將 PCB 稍微抬高,讓空氣得以流通,從而提供更好的絕緣與機械支撐。Standoff 能固定電路板,防止其與其他零件接觸。選擇合適的 standoff 確實能帶來改變;它確保設備正常運作,而非故障或鬆脫。如此一來,它們能在零件下方創造空氣循環空間,這是合理的設計選擇。在密集排列中保持適當間距對於散熱與安全都極為重要。 確保穩固安裝與抗振能力 金屬 standoff 能在工業控制器與伺服器機殼之間穩定並支撐電路板,防止因移動而彎曲或斷裂。金屬 standoff 透過為電路板提供金屬支撐,防止大型電路板因過度移動而彎曲。緊固件(主要是螺絲)通常會搭配墊圈,為緊固接頭提供額外保護,防止過度鎖緊。為了妥善固定電路板,必須以能讓電路板承受多次負載與跌落等衝擊而不受損的方式放置緊固件與 standoff。Standoff 可視為避震器,為電路板提供安全的固定點。若電路板未使用 standoff,PCB 將因裂縫與短路而受損。 在密集布局中支援散熱與 EMI 屏蔽 透過將 PCB 抬離安裝表面,stand......
Feb 24, 2026
PCB 材料科學
PCB 維修現實檢視:為何它是不得已的最後手段,以及良好的設計與製造如何預防大多數問題
印刷電路板就像是電子設備的心臟與神經系統。當它們開始失效時,你必須知道原因。常見的失效模式包括元件損壞、線路損傷與環境應力。IC 可能燒毀,微小的焊點也可能因高溫而龜裂。過熱甚至可能把電路區段直接燒掉。摔落或碰撞常會在元件上留下肉眼可見的裂痕,甚至腐蝕銅箔線路造成短路。今天的文章將探討何時該進行維修、維修的主要缺點,以及成功修復後應執行的基本檢查;同時也會說明,有時直接更換會比硬著頭皮維修更明智。 常見失效模式及其根本原因 電路板停止運作通常有幾個常見原因。首先是元件失效,例如電容乾涸、二極體燒毀或積體電路故障。熱損傷也是大敵,因為熱量持續累積會造成破壞。機械應力同樣常見;有時連接器受到外力,會折斷脆弱的引腳或撕裂焊墊。污染與腐蝕則以緩慢但具破壞性的方式發生,濕氣會在銅箔之間形成意外的導電路徑,導致漏電流或間歇性短路。了解這些失效模式對評估維修程序至關重要。 為何維修理應被視為最後手段 PCB 維修是一項專業且精細的工作,即使技術嫻熟的工程師也會謹慎以對。手工焊接或許能短暫恢復功能,卻可能留下隱藏弱點。一旦電路板失效,要完全復原往往困難重重。盡量避免維修的原因如下: 可靠性疑慮:剛修好的板子通常不......
Feb 24, 2026
PCB 材料科學
理解 PCB 熱導率:材料選擇、計算方法與高效能解決方案
談到小型電子產品,功耗是主要挑戰,隨之而來的就是散熱問題。一塊 PCB 可能通過 DRC 檢查、SI 模擬,甚至功能測試,卻因散熱不良在實際場域中慘敗。PCB 的導熱能力對電子設計者而言已不再是可選項目,而是現代設計的核心考量。隨著元件尺寸縮小,熱裕度消失,在設計高密度且結構緊湊的 PCB 時,必須正確掌握 PCB 材料的導熱係數。 本文將說明如何計算 PCB 的有效導熱係數,這往往決定了產品是堅固可靠還是得付出高昂代價重新設計。以下提供工程師導向的實用深入解析,涵蓋建議材料、計算方法與經實證的高導熱 PCB 設計策略。 PCB 材料導熱基礎 導熱係數定義及其在熱傳遞中的角色 導熱係數 k 的單位為 W/mK,用以衡量材料將熱傳遞至周圍環境的效率。在 PCB 設計中,k 值決定元件產生的熱能多快離開接面,並透過整片板子散開。實務上: 低導熱 PCB:熱能累積在元件附近 高導熱 PCB:熱能透過銅平面、導熱孔與散熱器擴散 製造商通常將 PCB 基材最佳化於電氣絕緣,而非熱流。標準環氧樹脂層壓板更像是熱絕緣體而非導體,因此必須透過佈局與材料選擇來補償。電流沿低阻抗銅路徑流動,熱則試圖沿銅傳導,但板中介......
Feb 20, 2026
PCB 材料科學
PCB 膠水:類型、應用與電路板組裝的最佳替代方案
印刷電路板不只靠焊錫固定零件。PCB 膠黏劑(或稱電路板膠水)能在極端環境下將各層與元件牢牢黏合。優質膠水可在組裝時固定零件,同時提供電氣絕緣、防潮密封與晶片散熱功能。事實上,膠黏劑對效能至關重要,可防止微小元件鬆脫或位移。換句話說,正確的膠水能讓裝置的電子拼圖在嚴苛使用條件下依然可靠地黏在一起。 膠黏劑在 PCB 可靠性與效能中的角色 耐用性通常默默發揮作用,多數 PCB 膠黏劑也是如此。它們讓日常裝置抵禦濕氣與環境衝擊。在汽車與航太電子中,膠水協助零件承受極端條件,也能吸收跌落衝擊並延長可靠度。PCB 膠黏劑還有助於縮小電子產品尺寸;即使是最小晶片也能被牢固固定,使微型板子容納更多功能。高密度板若無膠水,將難以避免裂紋與短路。優質 PCB 膠黏劑默默確保元件定位,讓電路維持最佳運作。 PCB 膠水不可或缺的常見情境 大型電容、變壓器與連接器:這些零件可能因震動而拉扯焊點,少量膠水即可防止脫落。 雙面組裝:雙面置件時,膠水先固定底面零件,避免在頂面回流時掉落。 原型與手焊:玩家常用手工快乾膠,防止焊接時元件漂移。 損壞預防:維修或長期使用時,膠水可填縫,避免焊錫虹吸或接點龜裂。 現今主流的 PC......
Feb 13, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 的生產與製造流程是什麼?
PCB 的創造者是一位名叫 Paul Eisler 的奧地利人。1936 年,他首次在收音機中使用印刷電路板。1948 年,美國正式認可這項發明並投入商業應用。自 1950 年代中期起,印刷電路板被廣泛採用。幾乎每台電子設備都包含 PCB。如果設備中有電子元件,它們都安裝在各種尺寸的 PCB 上。PCB 的主要功能是將各種電子元件連接起來,形成預定的電路,充當電信號傳輸的中繼站,常被稱為「電子產品之母」。 談到 PCB 的生產與製造,需要經過一系列步驟,以確保最終產品的品質與可靠性。以下是更多步驟與細節,幫助你更深入理解 PCB 的生產製造流程: 準備工作: 在開始生產前,需要準備 PCB 圖紙與相關資料。這些圖紙包含 PCB 尺寸、電路走線、元件佈局等資訊。主要設計與選擇的方面包括 PCB 基材 的類型、焊盤、導電走線等。 確定 板厚:根據圖紙要求,選擇合適的板厚(以毫米為單位)。 確定表面處理:決定板材的表面處理方式,如鍍金、鍍銀或熱風整平(HASL)。 指定元件類型與規格:確定所需的元件類型與規格,包括電阻、電容、二極體等。 準備工具與設備:收集製造過程中所需的工具與設備,如鑽孔機、成型機與......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 基礎:6:新興趨勢與技術
談到學習 PCB 及相關電子的實用知識,不得不提新興趨勢與技術,才能掌握最新進展。PCB 無所不在! 今天,我們將深入探討從軟性 PCB、軟硬結合板到高密度互連(HDI)等技術的變革潛力,並討論物聯網(IoT)與穿戴式裝置對 PCB 設計的影響。 與我們一起踏上創新之旅,突破 PCB 技術的疆界! PCB 技術的突破: 讓我們探索幾項顛覆 PCB 設計的重大進展: A) 軟性 PCB: 軟性 PCB(flex PCBs)是卓越的進步,相較於傳統硬板更具彈性與耐用性。其採用聚醯亞胺或聚酯等柔性材料,可彎曲並貼合複雜形狀,特別適用於空間受限或需動態運動的場景,如醫療設備、汽車電子與消費性電子。 B) 軟硬結合板: 軟硬結合板整合硬板區與軟板區,兼具兩者優勢,可設計出複雜的三維電路。其高可靠度、小型化與優異訊號完整性,廣泛應用於航太、工業電子與穿戴裝置。 C) 高密度互連(HDI): HDI 是 PCB 技術的關鍵進展,能在更小尺寸內實現更高功能。透過微盲埋孔與先進製程,達到更高電路密度並縮短訊號傳遞延遲,支援多層板與更細線寬,實現小型化與高效能,常見於智慧型手機、平板等高效能電子產品。 IoT 與穿戴......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電路板設計的演進
歡迎來到 JLCPCB 的部落格,在這裡我們將深入探討 PCB 設計、製造與組裝的精彩世界。電路板經歷了非凡的演進,從簡單的單層設計轉變為複雜且多功能的 multi-layer 板。今天,我們將深入回顧電路板設計的演進歷程,追溯其從簡單單層板到複雜多層板的轉變。與我們一起探索推動電路板設計演進的歷史、優勢與進步。 從卑微的起點: 自誕生以來,電路板已經走過了漫長的道路。早期,單層板是常態。這些板子由單層導電材料(通常是銅)層壓在絕緣基板上。元件焊接在板子的一側,而另一側的走線提供必要的互連。雖然對基本電子設備有效,但單層板有其局限性。 單層板適用於元件較少、要求不高的簡單電子設備。然而,隨著技術的進步和對更複雜電子系統需求的增長,對更高連接性和功能性的需求導致了多層板的發展。 多層板的出現: 多層板徹底改變了 PCB 設計領域。它們由多層導電材料組成,這些導電層由絕緣層隔開,並透過 vias 互連。這些 vias 允許訊號在層間傳遞,實現更高的元件密度和更複雜的設計。 優勢與進步: 從單層板轉向多層板帶來了許多優勢。首先,多層板提供了更多的佈線選項,實現更高效的訊號路徑並減少電磁干擾。這提高了電子......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
前 10 大常用電子元件指南
電子元件是電子科技的基礎單元,是電子電路不可或缺的建構基石。隨著技術與應用快速演進,設計流程中使用的元件數量與日俱增。電子工程師或愛好者務必掌握常用電子元件的特性與應用。本文介紹工程師最常用的十大電子元件,並提供選型指引。 電阻器 它是電路中最常用的元件,屬於限流元件。電阻對電流具有阻礙作用,透過改變電阻值,即可控制流經該分支的電流,使電子設備中的各種元件在額定電流下穩定運作。常見電阻包括熱敏電阻、壓敏電阻、分壓電阻、色環電阻、功率電阻與光敏電阻。電阻在電路圖中通常以符號(鋸齒線)表示,或以字母 R 標註,阻值單位為歐姆(Ω)。 電容器 在電子學中,電容器能在特定電壓下儲存電荷,此儲存能力稱為電容,以 C 表示,單位為法拉(F)。電容值決定其可儲存的電荷量。在電路圖中,電容器通常以字母 C 開頭編號,如 C01、C02、C03、C100 等。 二極體 二極體又稱晶體二極體,簡稱二極體,具有兩個電極(接腳)。它具有單向導電特性,電流只能沿單一方向流動,可用於整流、保護、開關與檢波等應用。 齊納二極體 齊納二極體是專為反向崩潰區操作而設計的特殊二極體。與一般二極體不同,當反向電壓超過其崩潰電壓時,它會......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
6 層 PCB 的優勢:效能、可靠性與設計彈性
在電子領域中,印刷電路板(PCB)的選擇對於設備的效能、可靠性和設計靈活性起著關鍵作用。特別是六層 PCB,相較於單層和雙層板,提供了顯著的優勢,在複雜度與成本效益之間取得了平衡。本文探討六層 PCB 的主要優點,著重於提升的效能、可靠性與設計靈活性,並包含實際案例,展示其成功應用的成果。 提升的效能 訊號完整性與降低電磁干擾(EMI) 六層 PCB 的主要優勢之一是能夠維持高訊號完整性。多層結構提供了充足的空間來分離高速訊號走線,將串擾與電磁干擾(EMI)降至最低。透過將特定層專用於訊號走線,其他層作為接地平面,六層 PCB 確保訊號能夠乾淨且無衰減地傳輸。 圖 1:訊號層與接地層的分離 改善的電源分配 六層 PCB 通常包含專用的電源平面,有助於在整個電路板上高效分配電力。此專用平面可降低電壓降,確保所有元件獲得穩定且一致的電源供應,這對於維持高速與高功率電路的效能至關重要。 可靠性與耐用性 增強的結構完整性 六層 PCB 的額外層數提升了整體結構完整性。電路板變得更加堅固,能夠抵抗物理應力,這對於涉及嚴苛環境條件或機械振動的應用尤為重要。 改善的散熱能力 多層 PCB(包括六層設計)具備更佳......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
比較 6 層 PCB 與其他多層 PCB:成本、複雜度與最佳化
隨著對精密電子設備的需求持續增長,印刷電路板(PCB)的選擇變得愈發關鍵。在各種多層 PCB 選項中,6 層 PCB 因其在成本、複雜度與性能之間的平衡而常被考慮。本文探討 6 層 PCB 與其他多層選項的比較、優化其設計的策略、預測 PCB 技術的未來趨勢,並考量其對環境的影響。 成本 vs. 複雜度 成本影響 PCB 的製造成本通常隨層數增加而上升,因為需要更多材料、加工步驟與品質管制措施。比較如下: - 4 層 PCB:比 6 層 PCB 更便宜且製造更簡單,適用於中等複雜度的設計,但可能無法滿足更高端應用的性能需求。 - 6 層 PCB:在成本與能力之間提供良好平衡,具備足夠層數進行複雜佈線、提升訊號完整性並改善電源分配,且無需承擔極高層數所帶來的更高成本。 - 8 層及以上 PCB:因複雜度與額外材料增加而成本更高,用於高度複雜與高密度的設計,如尖端運算與通訊設備。 製造複雜度 - 4 層 PCB:生產更容易且更快,製程步驟較少,適用於先進性能非關鍵的簡單設計。 - 6 層 PCB:製造複雜度中等,需精準對位與額外品質管制以確保額外層的完整性,但製程已成熟且具成本效益。 - 8 層及以上......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
6層PCB簡介:結構、設計與應用
印刷電路板(PCB)是現代電子設備的骨幹,提供電子元件安裝與互連所需的實體與電氣架構。隨著技術進步,電子電路的複雜度與效能需求促使多層 PCB 問世,其中 6 層 PCB 在複雜度與成本之間取得平衡。本文探討 6 層 PCB 的結構、設計與應用,凸顯其在當代電子領域的重要性。 PCB 層數概覽 什麼是 PCB? PCB 是以非導電材料製成的平板,表面蝕刻出導電路徑,用來連接安裝於板上的各種電子元件,在有限的空間內實現複雜電路。依層數可分三大類: - 單層 PCB:僅一層導電材料,用於簡單電子裝置。 - 雙層 PCB:具兩層導電材料,可實現比單層板更複雜的電路。 - 多層 PCB:三層以上導電材料,可設計極複雜且高效能的電路。6 層 PCB 是常見的多層板,在能力與製造成本之間取得最佳平衡。 結構與組成 6 層 PCB 的具體結構 典型的 6 層 PCB 包含: 1. 頂層(訊號層):最外層,用於放置與焊接元件。 2. 內層 1(接地層):連續銅面,作為電路參考點並降低雜訊。 3. 內層 2(訊號層):另一路由層,常用於關鍵高速訊號。 4. 內層 3(電源層):為板上各元件分配電源。 5. 內層 4......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
瞭解電子裝置與電路的基礎知識
在現代科技領域中,電子裝置與電路扮演著驅動一切——從日常小型裝置到複雜機械——的關鍵角色。掌握這些元件的基礎知識,能讓我們深入了解各種電子系統如何運作與互動。本文將探討電子裝置與電路的基礎、類型、功能,以及其設計在當今科技版圖中的重要性。電子學研究的是電氣迴路中電子的流動。「Electronics」一詞源自希臘文「elektron」(意指琥珀)與後綴「-ics」,意指學習電子在不同外部場條件下的行為方式。 什麼是電子裝置? 電子裝置是利用電子電路執行特定功能的儀器,範圍從電阻、電容等簡單元件,到智慧型手機與電腦等複雜系統。它們依據電子學原理運作,即電流流經不同材料與元件。 電子裝置的類型與關鍵元件: 每種裝置都具備幾項基本特性,元件會依據這些特性表現。開發者根據目標,選用合適元件來建構所需電路。下圖展示了一些常見於不同電子電路中的元件範例。大致可區分為主動元件或被動元件。 1. 被動元件:包含電阻、電容與電感。它們不需外部電源即可運作,用於管理電路中的電能流動。電子元件可再細分,以下列舉關鍵範例及其功能。 電阻:電阻可限制電流流動,對於控制電流大小與電壓分壓不可或缺。電阻依據歐姆定律運作:「電阻兩......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 解析:印刷電路板簡易指南
印刷電路板(PCB)是幾乎所有現代電子設備背後的關鍵基礎。PCB 的重要性在於它們提供電子元件之間的電氣互連、提供固定元件的剛性支撐,並以緊湊的封裝形式整合到最終產品中。它們是電子設備中負責外形與功能的主要元件,讓先進的半導體能夠以極高的資料速率彼此通訊。 從智慧型手機、電腦到家用電器與工業設備,PCB 讓這些裝置能夠可靠地執行各種功能。在這份簡易指南中,我們將說明 PCB 是什麼、它們如何運作,以及為何在當今科技驅動的世界中如此關鍵。 什麼是 PCB? 印刷電路板(PCB)是一種扁平且薄的板子,由絕緣材料(如玻璃纖維)製成,表面蝕刻有導電路徑。這些路徑也稱為走線,可讓電流在板上的不同元件之間流動,將所有元件連接成為一個功能性電路。電阻、電容、電晶體與積體電路(IC)等元件會被安裝在板上,並透過這些路徑互相連接。PCB 也為電子元件提供機械支撐,使設備能夠安裝在外殼內。 PCB 可以是單面(僅一層導電材料)、雙面或多層,取決於設計的複雜度與所需的連接數量。在製造過程中,內層銅箔會被蝕刻,只留下預定的銅走線來連接電路板上的元件。多個蝕刻層會依序壓合,直到完成整個印刷電路板的疊構。這就是 PCB 製造......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
雙層 PCB 板在現代電子產品中的角色
簡介 在不斷演變的電子世界中,雙層 PCB 已成為從消費性裝置到工業機械等眾多產品的基礎。雙層 PCB 又稱雙面 PCB,能讓電路設計師利用板子的正反兩面,在有限空間內容納更多功能。這項設計改進對於實現高效能電路同時保持成本效益至關重要。本文將介紹什麼是雙層 PCB、其優點、常見應用,以及設計與製造的最佳實踐。 什麼是雙層 PCB? 雙面 PCB 或稱雙層 PCB,由兩層導電銅層組成:一層在頂部,一層在底部。相較於單層 PCB,雙面可放置元件與佈線,使複雜電路設計成為可能。這種板子非常適合需要中等複雜度、但又不想承擔多層板高成本與高複雜度的應用,並可透過導通孔讓訊號在兩層間傳遞。 雙層 PCB 的結構 雙層 PCB 由多層結構堆疊而成,每層皆有特定用途: 基材(基礎材料): 通常由玻璃纖維(FR4)構成,提供機械支撐與絕緣功能。 銅層 經蝕刻形成電路路徑,讓電流與訊號得以傳輸。 防焊層 覆蓋銅線路,防止短路並提供環境保護。 絲印層 最上層印刷元件標籤、符號與其他識別資訊,便於組裝與維修。 使用雙層 PCB 的優點 雙層 PCB 因其多重優勢,成為各種應用的常見選擇: 設計彈性更高 利用正反兩面可實......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
認識小型電路板:現代電子的核心
一塊小小的電路板,構築了我們日常生活中所有小巧而實用的裝置。儘管尺寸迷你,電路板上卻布滿了彼此協作的元件,讓手機、個人電腦、醫療設備與汽車系統等裝置得以運作。本文將探討更小的電路板、其應用,以及設計與組裝時的關鍵考量。 什麼是小型電路板? 小型電路板(PCB)是一種印刷電路板,體積小到足以置入有限的空間,同時仍能執行其既定功能。其上安裝的元件包括積體電路、電阻、電容及其他電子零件。現代電子產品高度依賴小型電路板,因為它能在不犧牲效能的前提下,讓設計更加微型化。這些板子可為單層、雙層或多層,依任務複雜度而定。 小型電路板的種類 小型電路板有多種類型,各自最適合特定用途: ⦁ 單層小型電路板: 此類型僅有一層導電層,適合製作簡單的電子產品。成本低且易於生產,但功能有限。 ⦁ 雙層小型電路板: 具有兩層導電層,提供更多佈線選擇,並能容納更多元件。廣泛應用於智慧型手機等消費性產品。 ⦁ 多層小型電路板: 多層小型電路板在導電層之間設有絕緣層,用於需在極小空間內實現大量功能的複雜場合,如醫療設備與汽車系統。 小型電路板在現代電子產品中的重要性 小型電路板是現代電子發展的關鍵角色,其易於微型化的特性使製造商得......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
了解工業級 PCB 生產
幾乎所有電子設備都建立在印刷電路板(PCB)之上,PCB 也如同骨架般支撐並連接各種元件。隨著各產業持續演進,對可靠且高效的大量生產 PCB 需求大幅增長。工業級 PCB 生產即大規模製造用於汽車、航太、消費電子與電信等領域的電路板。本文將從材料、製程到最佳化設計與效率的最佳實務,全面涵蓋工業級 PCB 製造的重要面向。 什麼是工業級 PCB 生產? 工業級 PCB 生產是指大規模製造用於各種應用的 PCB。這些電路板需針對不同產業的特定需求量身打造,以確保在各種環境下皆能可靠運作。生產流程包含設計、佈線、材料選擇與 PCB 製造等多個階段;在工業環境中,可靠性與效能至關重要,因此每一階段都對板子的品質、性能與壽命扮演關鍵角色。 工業級 PCB 生產的重要性 高品質 PCB 的製造對於各產業電子系統的可靠性與效能極為重要,以下為工業級 PCB 生產不可或缺的幾項主要原因: 確保可靠性與耐用度 工業級 PCB 常處於嚴苛環境,如極端溫度、震動與濕氣。優質的 PCB 製造可確保電路板在這些條件下不會失效,進而維持所支援電子系統的可靠性與使用壽命。 實現微型化與高密度設計 隨著電子裝置功能增加且體積縮小......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
印刷電路板的起源:回顧歷史
印刷電路板(PCB)如同許多突破性發明一樣,建立在歷史進步的基礎之上。早在 140 多年前,約 1880 至 1900 年間,電力的普及改變了日常生活,取代傳統燃料並為家庭供電。這段時期電磁學與馬達相關的關鍵創新,為 PCB 及其在電子製造中的角色奠定了基礎。想進一步了解 PCB 製造,請參閱我們最新的 PCB 製程文章。當時著名的發明包括: 湯瑪斯‧愛迪生:電燈泡(1879) 尼古拉‧特斯拉:馬達(1888)與交流電源(1895) 亞歷山大‧格拉漢姆‧貝爾:電話(1876) 柯達:第一台相機(1884) 赫爾曼‧霍勒里斯:製表機(1890),促成 IBM 成立 雖然 PCB 較晚才出現,其發展卻深受這段變革時期的技術躍進影響。現代形式的 PCB 自 1960 年代問世,最初用於計算機、收銀機及其他簡單電子裝置。 早期雛形:PCB 出現前的年代 在 PCB 出現之前,電子電路靠點對點接線組裝。元件焊接在端子條或板上,導致設計笨重、脆弱且不可靠。20 世紀初電路日益複雜,亟需更堅固高效的解決方案。 過去 80 年的發展: 印刷電路板(PCB)是無數電子裝置與電腦系統的關鍵元件 1950–1960 年......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
印刷線路板(PWB)在現代電子產品中的重要性
印刷線路板(PWB)對現代電子產品極為關鍵,幾乎所有電子設備都建立在這些元件之上。PWB 是組裝與連接電子零件的核心,提供零件正常運作所需的機械與電氣連結。從重型工具到智慧型手機,所有現代科技都以 PWB 為中心。 本文將探討印刷線路板(PWB)在電子領域的重要性,並說明其結構、類型、功能,以及設計與實作的最佳做法。 1. 什麼是印刷線路板(PWB)? 印刷線路板(PWB)是一塊平坦的板材,其非導電基板上蝕刻或印刷出電氣線路圖案。這些路徑又稱為走線,可讓電流在零件之間流動。PWB 與印刷電路板(PCB)的差異僅在於是否已焊接主動與被動元件。 印刷線路板(PWB)可讓您排列並連接電阻、電容、電晶體等多種零件,確保裝置依需求運作。 2. 印刷線路板(PWB)的類型: 依電子裝置的需求與複雜度,PWBs 有多種類型,常見如下: ⦁ 單面 PWB: 此類板僅在單面佈線,用於零件較少的簡單裝置,如基礎電子產品或家用物品。 ⦁ 雙面 PWB: 雙面皆有導電走線,可形成更複雜的線路圖案;兩面皆可安裝元件,並以貫穿孔導通。 ⦁ 多層 PWB: 由多層導電走線與絕緣材料交疊而成,透過導通孔連接各層,適用於高密度零件......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電子學中串聯與並聯電路的實用指南
串聯與並聯電路 是理解電子學與設計高效電氣系統的基礎。這些組態決定了電阻、電容與二極體等元件在電路中的連接方式,進而影響整體系統的行為。通常電路圖中會包含大量彼此嵌合的串並聯組合,以執行特定功能。只含一顆電池與一個負載電阻的電路分析起來很簡單,但在實際應用中並不常見;我們通常遇到的是多個元件互相連接的電路。這兩種基本連接方式可以結合,形成更複雜的串並聯電路。 想像你正在除錯一塊剛組裝好、用來控制 LED 陣列的電路板,你的萬用電錶顯示的電壓卻與計算值不符。這不一定是萬用電錶故障,而可能揭示了串並聯電路在裝置中的關鍵特性。身為工程師,你明白電氣電路是驅動與控制電子設備的根本。 本指南將深入探討串聯與並聯電路,說明組態如何影響元件上的電壓與電流。掌握這些原理對設計與維修電路至關重要,也能讓你在解決問題時,不會懷疑工具或電學基本定律。想了解更多 PCB 設計,請參閱我們的最新文章。 認識串聯電路 在串聯電路中,元件首尾相連形成單一路徑。這表示所有元件流過相同電流,但電壓依各別電阻分配。串聯電路就是元件排成一列、只有一條電流路徑的電路。電流 (I) 順時針流動,從電池正極出發繞一圈回到負極,再經過電池內部......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
基本橋式電路
橋式電路將輸入電壓分成兩條路徑,比較不同分支上的電壓,並提供輸出。這些電路因其在比較、平衡或測量電氣特性時的準確性與多功能性而廣受重視,廣泛應用於感測、校準甚至濾波。它們由四個電阻、電容或電感元件組成,依測量應用排列成四邊形(橋狀)結構。橋式電路在示意圖中可繪製成 H 形或菱形,後者較為常見。 為橋式電路供電的電壓源稱為激勵源,依應用需求可為直流或交流。橋式電路最早由 Samuel Hunter Christie 於 19 世紀初發明,從測量未知電阻到實現現代先進感測器,一直是技術進步的關鍵。無論在實驗室或工業現場,橋式電路都見證了電機工程的基本原理。讓我們深入了解橋式電路,看看它們如何與其他元件一起實現於電路圖中。 基本橋式電路類型: 橋式電路數十年來始終居於電氣量測技術前沿,其中五種橋式電路因其精度與通用性舉世公認。以下深入介紹各類型。十大常見橋式電路概覽如下: 1. 惠斯登電橋: 由四顆電阻構成菱形,用於量測未知電阻。平衡時,兩相鄰電阻比值等於另兩電阻比值,即可求得未知電阻;若已知三個電阻值,即可算出第四個。廣泛應用於實驗室精密電阻量測,以及工業上利用感測器電阻隨物理量變化的場合。 應用實例......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
理解 PCB 工程:完整指南
印刷電路板(PCB)是現代電子產品中最關鍵的元件,因為它們連接並支援其他電子零件。PCB 工程對於規劃、開發和製造步驟至關重要,以創造功能完善且高效能的電路板。在現今追求效能最佳化與微型化的時代,從消費性電子到工業系統,PCB 設計都是電子產業的重要環節。 本文將涵蓋 PCB 工程最重要的幾個面向,包括其重要性、設計概念、製造技術與最佳實踐,協助您打造足以滿足現代電子需求的強大 PCB。 什麼是 PCB 工程? PCB 工程是設計與製造印刷電路板的過程,這些電路板連接積體電路、電阻、電容等電子元件。板上的銅線、焊墊與導孔可讓元件彼此連接並組裝。PCB 工程不只是畫板子,更著重於讓佈局在速度、可靠性與生產便利性上達到最佳化。 由於現代 PCB 可能具備多層與複雜設計,以支援高速電路、電源傳輸與訊號完整性,因此 PCB 工程是推動電子技術進步的重要環節。 2. PCB 的類型 PCB 有多種類型,每種都最適合特定應用。最常見的有: ⦁ 單面 PCB: 這是最簡單的 PCB 類型,只有一層導電材料,常用於低成本消費性產品。 ⦁ 雙面 PCB: 雙面 PCB 在兩面都有導電層,適合更複雜的應用。 ⦁ 多層......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
交流電路板在電子系統中的重要性
交流電路板是現代電氣系統的重要組成部分,負責在多種電腦設備中控制與分配交流電(AC)。這些電路板旨在以高效率與節能的方式處理高壓作業。本文將說明交流電路板的重要性、組成元件、應用場合,以及設計時的關鍵考量,並進一步探討正確的佈局與元件選擇如何提升電子設備的效能與安全性。 什麼是交流電路板? 交流電路板(AC circuit board)是一種印刷電路板(PCB),用於傳輸具有正弦波形的交流電。交流電路板必須能夠處理電流方向的週期性反轉,而直流電(DC)電路板僅能處理單向電流。為了應對電壓變化並維持系統完整性,這需要特殊的設計考量。這類電路板在需要變壓與配電的場合至關重要,例如電源、馬達控制器與照明系統。 交流電路板能確保電力高效分配,同時抑制雜訊干擾與熱損耗。透過精心安排元件與走線,可避免交流系統中常見的訊號失真與電磁干擾(EMI)問題。 2. 交流電路板的組成元件: 交流電路板包含多種協同工作的元件,以下為常見的重要元件: 變壓器:透過變壓器將高壓交流降為較低電壓,是確保交流電安全且適用於電腦設備的必要步驟,同時保護敏感元件免受高壓損壞。 電容器:電容器可儲存與釋放電能,有助於維持交流系統的功率......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
交流電與直流電之戰
19 世紀末見證了歷史上最重要的技術競爭之一:交流電(AC)與直流電(DC)之間的戰爭。這場被稱為「電流大戰」的對決,主要發生在兩位傳奇發明家之間——湯瑪斯·愛迪生支持直流電,而尼古拉·特斯拉則在實業家喬治·西屋的支持下推廣交流電。 湯瑪斯·愛迪生是電氣技術的先驅,發明了第一個實用的電燈泡,並創立了愛迪生電燈公司。他主張建立以直流電為基礎的電網,認為這樣更安全且可靠。然而,隨著城市擴張,直流電的缺點——尤其是無法高效地進行長距離輸電——變得日益明顯。 尼古拉·特斯拉這位才華橫溢的塞爾維亞裔美國發明家,提出了一種以交流電為基礎的替代系統。特斯拉的交流電技術在西屋的支持下,能夠以高電壓發電,並以極低的損耗進行長距離輸電,然後再轉換為較低且更安全的電壓供消費者使用。這場衝突的結果對電力分配的未來以及我們今日為世界供電的方式產生了深遠影響。若想了解更多關於電子與印刷電路板技術,請參閱我們的詳細文章:JLCPCB 如何製造 PCB。 交流電與直流電的差異: 在深入了解這場戰爭的細節之前,必須先了解交流電與直流電的核心差異: 1. 直流電(DC):在直流系統中,電荷以單一方向流動。這是電池與愛迪生早期設計的電......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
數位電子電路:綜合指南
數位電子電路是現代科技的基礎,為從智慧型手機、電腦到智慧家庭裝置等一切設備提供動力。 這些電路使用離散訊號運作,通常以二進位值(0 和 1)表示,使其成為數位世界的骨幹。 在本文中,我們將拆解什麼是數位電子電路、它們如何運作、其組成部分以及它們在日常生活中的應用。 1. 什麼是數位電子電路? 從本質上講,它們是處理數位訊號的電子電路。類比電路使用連續訊號運作,而數位電路則使用離散訊號。這些訊號本質上是二進位,可以是開(1)或關(0)。這種二進位邏輯使數位電路非常可靠,且較不易因雜訊而故障,這是現代電子產品的一大優勢。 最精確且準確的設備都使用數位電路。例如微處理器、通訊系統和記憶體裝置。 2. 數位電子電路的組成部分 數位電路中的每個重要部分都負責整個系統的不同功能。以下是常見組件清單: ⦁ 邏輯閘:邏輯閘是數位裝置的重要組成部分。它們執行簡單的數學運算,如 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR 和 XNOR。根據其邏輯,這些閘接受一個或多個二進位輸入,並產生單一二進位輸出。 AND 閘只有在所有輸入都是 1 時才會輸出 1。 ⦁ 正反器:正反器是可以儲存一個位元資訊的記憶元件。它們用於......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電子放大器電路:初學者全方位指南
電子放大器電路是現代電子產品中最關鍵的元件之一。不論你在聽音樂、使用智慧型手機,還是操作工業設備,放大器都扮演著將微弱訊號提升到可用水準的重要角色。 但放大器電路到底是什麼?它是如何運作的?又為何如此重要?讓我們用簡單的方式來拆解。 1. 什麼是電子放大器電路? 電子放大器電路是一種裝置或一組零件,能讓輸入訊號變得更強。這個訊號可能是音訊、射頻,或任何其他需要放大才能處理或傳輸的微弱電氣訊號。 把放大器想成小號:用輸入訊號這把「小聲音」,吹出讓大家都能聽見的「大聲音」。 2. 放大器電路的主要元件 了解基本元件,就能掌握放大器的運作原理。 ⦁ 電晶體:放大器的靈魂,透過自身特性把輸入訊號變強。 ⦁ 電阻:控制電流大小,決定放大器的增益。 ⦁ 電容:用來濾波或耦合訊號,確保運作順暢。 ⦁ 電源:提供訊號所需的額外能量。 3. 放大器電路如何運作? 核心概念是「控制電流」與「改變訊號」。簡單流程如下: 例如麥克風的微弱聲音訊號進入放大器電路。 ⦁ 輸入訊號:電源供應能量給電晶體,電晶體像守門員,把經過的訊號變強。 ⦁ 電晶體動作:放大後的輸出訊號離開電路,可驅動喇叭或電話系統。 ⦁ 輸出訊號:例如音訊......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
電子裝置與電路
在現代科技領域中,電子裝置與電路扮演著驅動一切——從日常小工具到複雜機械——的關鍵角色。掌握這些元件的基礎知識,能讓我們深入理解各種電子系統如何運作與互動。本文將探討電子裝置與電路的基本概念、類型、功能,以及其設計在當今科技版圖中的重要性。電子學研究的是電子於電路中的流動,「Electronics」一詞源自「electron mechanics」,意即探究電子在外加場域下的行為。 電子裝置的類型: 每種元件都具備基本特性,並據此行為;開發者依據設計目標選用,以建構所需電路。下圖列舉了常用於各類電子電路的元件範例。簡單來說,元件可分為主動元件與被動元件。 1. 被動元件:包含電阻、電容與電感。它們不需外部電源即可運作,用於管理電路中的電能流動。 例如: 電阻:限制電流並分壓 電容:儲存與釋放電能 電感:以磁場形式儲能 2. 主動元件:需外部電源,並可控制電流方向。例如電晶體、二極體與積體電路(IC)。 例如: 電晶體:用於放大與開關 二極體:僅允許單向電流 積體電路(IC):將多種元件整合於單一晶片 3. 半導體元件:屬於主動元件的子類,如二極體與電晶體,仰賴矽等半導體材料運作。 例如: 二極體 電......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
串聯與並聯電路:主要差異、優點與應用
串聯與並聯電路是理解電子學與設計高效電氣系統的基礎。這些組態決定了電阻、電容與二極體等元件在電路中的連接方式,進而影響整個系統的行為。通常電路圖中會包含大量彼此嵌套的串並聯混合元件,以實現特定功能。僅由一顆電池與一個負載電阻構成的電路分析起來非常簡單,但在實際應用中並不常見;我們通常遇到的是兩個以上元件連接在一起的電路。這兩種基本連接方式可以組合,形成更複雜的串並聯電路。 想像你正在除錯一塊剛組裝好的電路板,這塊板子用來控制 LED 陣列。你的數位三用電錶顯示的電壓與計算值不符。這不一定是電錶故障,而可能與串並聯電路在裝置中的運作方式有關。身為工程師,你明白電氣電路是驅動與控制電子設備的根本。 在本指南中,我們將深入探討串聯與並聯電路,了解這些組態如何影響元件上的電壓與電流。掌握這些原理對設計與維修電路至關重要,讓你在解決問題時,不必懷疑工具或電學基本定律。 1. 理解串聯電路: 在串聯電路中,元件首尾相接形成單一路徑。這表示所有元件流過相同電流,但電壓依各元件電阻分配。串聯電路就是元件排成一列、首尾相連的電路,電流只有一條路徑可走。電流 (I) 順時針流動,從電池正極出發,經完整迴路回到負極,再......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
什麼是空白電路板(裸 PCB)以及它的用途
沒有任何電子零件的印刷電路板(PCB)稱為空白 PCB 或裸板 PCB。相對地,PCBA 則是已裝上所有所需電子零件的 PCB。由於電路板表面覆蓋一層銅,空白 PCB 有時也被稱為「覆銅」電路板。空白 PCB 由多層環氧玻璃纖維、銅箔與 PCB 油墨構成。在銅箔之前,空白印刷電路板上有非導電的預浸層,並包含一張基材板。銅填充的導通孔連接多層銅走線。 裸板 PCB 可分為單面、雙面與多層等類型,可依複雜度與用途選擇疊構。製作時使用 FR-4(玻璃纖維環氧樹脂)、聚醯亞胺(用於軟板)或金屬核心材料等基材,以因應高功率應用。下文將進一步說明。本文介紹空白 PCB 的定義、用途與製程,並示範如何利用 JLCPCB 的製板服務製作空白 PCB。 1. 零 PCB 與空白 PCB 的差異: 零 PCB(亦稱萬用板或洞洞板)是預製的板子,帶有孔陣列與銅焊盤,用於手動電路原型製作。零件插入孔中,再以導線或焊錫橋接。零 PCB 適合快速小規模實驗,但無法支援複雜或高密度電路。 空白 PCB 則是依特定電路設計客製生產的板子,無預鑽孔或銅走線,可依需求製成任意形狀、尺寸或層數,用於專業 原型與量產。 2. 裸板 PC......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
什麼是電荷?定義、類型與範例
電荷是電子學中最基本且最根本的物理量。電荷是物質的基本性質,由某些基本粒子攜帶,決定了這些粒子在電場或磁場中受到的影響。而電荷在電路中流動,將能量從電池(或電源)傳遞出去,這種流動稱為電流。電流只有在從電池經導線流經元件再回到電池形成完整迴路時才能流動。在米–公斤–秒制及國際單位制中,電荷的單位是庫侖,定義為當電流為一安培時,每秒流過導體橫截面的電荷量。 我們說電流從電池的正極(+)流向負極(−)。可以想像帶正電的粒子沿此方向在電路中流動。這種電流稱為傳統電流方向,也是電子學中通用的方向。然而這並非全貌,因為實際上移動的粒子帶負電,它們流動的方向正好相反!讓我們在本文中更深入探討電與電荷。 1. 1 庫侖的定義 1 庫侖可定義為:當導線中的電流為 1 安培時,1 秒內流過的電荷量。1 庫侖包含 6.24 × 1018 個基本電荷單位,例如單一電子或質子。根據安培的定義,電子本身帶有 −1.602176634 × 10−19 庫侖的負電荷。電化學中常用的電荷單位是法拉第,常用於描述電解反應,如金屬電鍍。1 法拉第等於 96485.332123 庫侖,即 1 莫耳電子(也就是亞佛加厥常數 6.0221......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
數位邏輯設計基礎:數位邏輯設計的基本建構模組
數位電路設計 圍繞著客製化積體電路(IC)與微控制器。雖然許多工程師專注於類比系統,但目前市場上大約 70% 的需求是針對數位設計工程師。但數位設計究竟包含什麼?微控制器或 IC 由哪些基本建構模組組成? 類比與數位電路的核心都是電晶體。類比設計通常只使用少數電晶體,但數位設計的規模則完全不同。舉例來說,Apple 的 M4 晶片包含 280 億個電晶體,每個僅 3 奈米——幾乎超乎想像。 為什麼數位設計需要如此龐大的電晶體數量?答案在於數位系統使用二進位邏輯——0 與 1——來運作。本文將探討基本的數位建構模組,包括邏輯閘、記憶元件與功能單元,並揭示它們如何共同驅動現代電子產品。 邏輯閘:數位電路的基礎 邏輯閘是所有數位電路的基本建構模組。它們執行基本的邏輯運算,如 AND、OR 與 NOT,每個閘通常由大約 10 個電晶體構成。 其中,AND、OR 與 NOT 被視為基本閘,而 NAND 與 NOR 則被稱為通用閘,因為它們可以組合出任何數位邏輯功能。其他特殊閘,如 XOR(互斥或)與 XNOR,在算術運算、錯誤偵測與資料完整性檢查中扮演關鍵角色。 邏輯閘本身不儲存資料,因此僅由它們構成的電路......
Jan 20, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 夾具必備:焊接與電路板穩定性的頂尖類型與技巧
電路板夾具,又稱 PCB 夾具,是一種機械固定裝置,用於將 PCB 牢牢夾住。它能固定電路板,使其在焊接、拆焊或測試等精細操作時不會移動。這種免手持的支撐不僅方便,還能提升處理精密電子元件時的安全性與準確度。優質的 PCB 夾具可確保穩定性,讓電路板保持固定,同時在組裝過程中協助更精準地對位零件。簡言之,一個合適的夾具就像你的「第三隻手」,能防止意外與焊點不穩。 日常使用中,優質 PCB 夾具的必備條件 每日使用需要堅固且易於調整的夾具。關鍵特性包括: 採用耐高溫材質:由耐高溫塑膠製成的夾具不會因烙鐵的高溫而變形,因此夾具特別採用耐熱材料打造。 安全可調的夾爪:夾爪必須足夠穩固,能始終以邊緣夾住 PCB 而不造成彎曲,且夾持範圍需足夠大,以適應各種尺寸的 PCB。多數夾具在夾爪上附有橡膠或矽膠墊,使用時可避免刮傷 PCB。 穩固底座:夾具底座可採用橡膠腳墊、磁吸或加重設計,防止焊接時滑動。重型底座搭配吸盤或加重的底部,可穩定大型 PCB,避免工作時移位。 ESD/絕緣夾具:許多優質夾具透過塗層、夾爪或其他方式提供 ESD 防護,避免靜電損壞元件。絕緣產品可防止靜電放電造成元件損壞。 優質夾具能緊密......
Jan 20, 2026
PCB 材料科學
掌握標準 PCB 厚度:為您的 PCB 原型選擇理想厚度的逐步指南
印刷電路板(PCB)的厚度看似微不足道,卻對電子設備的效能與可靠度至關重要。標準 PCB 厚度已成為業界慣例,能帶來機械穩定性、電氣效能、熱管理與元件相容性等多方面優勢。本文將深入探討 PCB 厚度差異的重要性,並提供選擇合適厚度的指南,協助您依據特定應用提升裝置的可靠性與效能。 標準 PCB 厚度是多少? 標準 PCB 厚度指的是業界普遍採用且偏好的電路板厚度。雖然沒有官方單一標準,但某些尺寸已被廣泛接受。早期,標準 PCB 厚度為 1.57 mm(約 0.062 英吋),源自早期電路板製作所用的酚醛樹脂板材尺寸。儘管現今已有更薄的選項,此厚度因歷史悠久且與既有製程相容,仍為常見選擇。目前常見的標準 PCB 厚度包括 0.031 英吋(0.78 mm)、0.062 英吋(1.57 mm)與 0.093 英吋(2.36 mm)。PCB 厚度的選擇取決於銅厚、板材、層數、訊號類型、導通孔類型及操作環境等因素。 PCB 厚度的重要性 機械穩定性:PCB 厚度直接影響其機械穩定性。較厚的電路板剛性更高,更能承受振動與彎曲,適用於高應力環境;較薄的電路板則具備柔韌性,可用於輕薄短小的設計。 電氣效能:PC......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
PCB 基礎 1:印刷電路板(PCB)簡介
歡迎來到我們「PCB 基礎知識」系列的第一篇文章,我們將從這裡啟程,探索印刷電路板(PCB)的基本面向,以及它們在現代電子領域中的關鍵角色。本文將深入探討 PCB 的重要性,揭示構成 PCB 的精密元件與結構,並介紹設計流程及其對 PCB 製造的深遠影響。 準備好深入 PCB 技術的核心,了解它如何驅動我們日常依賴的裝置。 PCB 在現代電子產品中的重要性: 在步調快速的現代電子世界中,PCB 對於實現已成為生活要角的裝置扮演著至關重要的角色。讓我們一探其重要性: 實現複雜功能:PCB 是電子裝置的骨架,可整合各種元件,實現我們所依賴的複雜功能。 提升效能與可靠度:透過精心設計佈局並最佳化電路,PCB 確保訊號流暢、將干擾降至最低,並提供可靠的效能,對今日要求嚴苛的電子系統至關重要。 簡化製造流程:標準化的 PCB 設計與大量生產技術大幅降低製造成本,使電子裝置更易普及。 實現空間最佳化:多層 PCB 可同時實現複雜且精簡的設計,有效利用空間,促成時尚可攜電子裝置的開發。 說明 PCB 的基本元件與結構: 要了解 PCB 的內部運作,必須先熟悉其基本元件與結構: 基板材料:PCB 使用基板材料,例......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
銅重量與走線寬度:找到最佳平衡
在印刷電路板(PCB)設計中,找到銅厚與線寬之間的最佳平衡至關重要。銅厚與線寬直接影響 PCB 的效能、可靠性與成本。不論您是電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生或業界專業人士,理解兩者之間的平衡都是成功設計 PCB 的關鍵。 銅厚為何重要 銅厚指的是 PCB 上銅層的厚度,它決定了電流承載能力、散熱效果與整體耐用度。較高的銅厚可帶來更大的電流承載能力與更好的散熱,但也會提高製造成本,並在佈線與板密度上帶來挑戰。反之,較低的銅厚可降低成本,卻可能限制 PCB 的性能。 線寬的影響 線寬是 PCB 上導電銅路徑的寬度,會影響走線的電阻、電流承載能力與阻抗。較寬的走線可承載更大電流並降低電阻,而較窄的走線節省空間,卻可能限制電流。 讓我們透過一個例子,了解在尋找銅厚與線寬最佳平衡時,線寬所帶來的影響。 假設您正在設計一塊高頻 RF 電路板,需要精確的訊號傳輸與低阻抗。為達成此目標,您必須仔細選擇合適的線寬。 情境 1:窄線寬 在此情境下,假設線寬僅 0.15 mm。窄線寬可節省 PCB 空間,提高走線密度並允許更複雜的佈線。然而,在高頻訊號下,窄線寬會導致更高阻抗與訊號衰減;高阻抗可能引發訊號反射、損耗......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
內層殘銅率如何影響 PCB 厚度與品質
在印刷電路板(PCB)製造中,精度對於維持品質與性能至關重要。其中一項顯著影響 PCB 品質的關鍵因素,就是內層的殘銅率。這個概念在多層板中尤其重要,因為銅分布的平衡會直接影響最終板厚。本文將探討內層殘銅率如何影響板厚,以及優化此比率對於確保 PCB 堅固可靠的重要性。 內層銅如何影響板厚 如圖所示,當內層銅覆蓋極少時,不論 PP(預浸)片的厚度如何,樹脂都必須均勻流動以填補層間空隙。待 PP 片冷卻固化後,樹脂體積縮小,導致整體 板厚 變薄。 殘銅率的重要性 那麼,內層到底該鋪多少銅,才能確保板厚不低於公差下限?這裡就必須談到「殘銅率」。殘銅率指的是內層銅線路圖形相對於整板表面積的百分比。 殘銅率=該層銅面積/整板總面積。 PP 片在多層壓合中的角色 在多層板壓合時,PP 片會被裁切並置於內層芯板與另一芯板之間,或芯板與銅箔之間。高溫高壓下 PP 的樹脂熔化,填滿芯板上無銅區域;冷卻後樹脂固化,將芯板與銅箔黏合為一體。 殘銅率過低的後果 若殘銅率過低,整體板厚將變薄,且層間銅分布不均可能導致板彎翹。 對於有 金手指 的板子尤其關鍵,因其厚度必須精準,才能確保插槽配合良好;板子過薄可能導致插入後鬆......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
了解 PCB 板中 Coverlay 的重要性
引言: 在快速演進的電子領域中,印刷電路板(PCB)的重要性無與倫比。這些關鍵元件幾乎是所有電子設備的骨幹。其中一項能顯著提升 PCB 性能與壽命的重要特性就是覆蓋膜(coverlay)。本文將深入探討覆蓋膜在 PCB 中的角色、優勢與創新。 什麼是覆蓋膜? 覆蓋膜(coverlay),又稱保護膜,主要用於軟性 PCB。與傳統硬板使用的防焊層不同,覆蓋膜提供更優異的絕緣與保護。它由一層軟性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)與膠黏劑層壓而成。 ⦁ 覆蓋膜在 PCB 中的角色 強化電路保護:覆蓋膜為精密電路提供堅固屏障,抵禦濕氣、灰塵與化學物質等環境因素,確保電子設備的長壽與可靠。 ⦁ 最佳電氣絕緣: 覆蓋膜的主要功能之一是提供優異的電氣絕緣,防止短路並維持訊號完整性,這對高頻應用至關重要。 ⦁ 熱管理: 先進覆蓋膜材料具備高耐熱性,有助於有效散熱,將電子元件產生的熱量導出,避免潛在損壞。 ⦁ 柔韌性與耐用性: 軟性 PCB 需要能在彎曲時仍保持結構完整的材料。覆蓋膜提供所需的柔韌與耐用,特別適合空間與外形受限的應用。 使用覆蓋膜的優點 提升耐用度:覆蓋膜提供堅固的保護屏障,增強 PCB 整體耐用性,尤其在設......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
鋁基 PCB:革新電子產品的熱管理
簡介 在步調快速的電子產業中,有效管理熱能對於維持裝置的可靠性與效能至關重要。此領域的一大進展便是採用鋁基 PCB。鋁基 PCB 憑藉其卓越的導熱與散熱能力,已成為高功率應用的關鍵解決方案。本文探討鋁基 PCB 的優勢、應用與設計考量,說明其如何徹底改變熱管理技術。 鋁基 PCB 在熱管理中的角色 鋁基 PCB 正徹底改變電子裝置的散熱方式。相較於傳統 FR4 PCB,鋁基 PCB 提供更高的導熱率,可將關鍵元件的熱量有效散出。此強化的熱管理在高功率應用中不可或缺,因為過熱可能導致元件失效。鋁基板本身即為高效散熱片,大幅提升散熱效率,確保最佳熱效能。 鋁基 PCB 的結構包含導電層與鋁底座之間的薄介電層,此配置提升熱效率,使裝置能在更高性能下運作,而無熱損傷風險。此外,鋁基 PCB 的耐用性使其適用於需要機械穩定性與耐熱性的嚴苛應用。 使用鋁基 PCB 的優勢 鋁基 PCB 的主要優勢在於其卓越的熱管理能力。有效的散熱可讓電子元件維持在安全操作溫度,延長使用壽命並提升可靠性。此優點在 LED 照明、汽車與電力電子等產業尤為重要,這些領域常見高功率 PCB。 另一大優勢是成本效益。雖然鋁基 PCB ......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
PCB 板厚度:重要性與考量因素
印刷電路板(PCB)設計與效能的關鍵要素之一是其厚度。厚度會影響機械穩定性、電氣性能、組裝難易度以及整體強度。隨著電子產品日益微型化,了解何種厚度最適合特定應用至關重要。本文將探討 PCB 板厚度的重要性、影響因素、常見標準厚度,以及如何挑選最合適的厚度。 什麼是 PCB 板厚度? 測量 PCB 板厚度時,需從頂面量到底面,通常以英寸或毫米(mm)表示。常見範圍為 0.2 mm(8 mil)至 3.2 mm(128 mil),其中 1.6 mm(62 mil)是各類應用中最常用的厚度。厚度不僅決定板子外觀,也直接關係到電氣性能。 影響 PCB 厚度的因素 決定 PCB 適當厚度的因素眾多,包括: 電氣需求: 較厚的板子可容納更粗的銅導線,因而能承受更高電流,對於供電應用特別重要。 機械強度: 較厚的板子通常更堅固,不易彎曲或翹曲,適合嚴苛環境。 熱管理: 在高功率應用中,較厚的 PCB 更能有效散熱,避免過熱並延長元件壽命。 成本考量: 較厚的 PCB 可能需要更多材料與製程,導致整體生產成本上升,設計時需在厚度與成本效益間取得平衡。 標準 PCB 厚度 最常見的 PCB 厚度包括: 0.2 mm......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
超越基礎:PTFE PCB 的角色
聚四氟乙烯(PTFE)PCB 是先進電子應用中不可或缺的一環。在各種 PCB 材料中,鐵氟龍(Teflon)正是聚四氟乙烯(PTFE)的商標名稱。鐵氟龍 PCB 以其高頻與耐熱特性聞名,這一切都歸功於其優異的介電性能。RF PCB 設計經常採用低損耗的 PTFE 基材,因為其介電損耗極低,且 Dk 值範圍廣泛。 低介電常數:實現高速訊號傳輸,損耗極低。 高熱穩定性:適合溫度波動劇烈的環境。 耐化學性:適用於惡劣與腐蝕性環境。 耐用性:在嚴苛應用中長久可靠。 從 20 世紀中葉最初用於軍事技術,到如今應用於先進通訊系統,鐵氟龍 PCB 徹底改變了我們對電子產品的認知與開發方式。本文將詳細介紹鐵氟龍 PCB 的材料、重要性、應用、規格及其為產業帶來的所有優勢。想深入了解先進 PCB,s請參閱我們最新的多層 PCB 設計文章。 什麼是 PTFE/鐵氟龍 PCB? PTFE 是一種合成氟聚合物,其商標名稱「鐵氟龍」廣為人知。其惰性、低介電常數與優異耐熱性,使其成為特種 PCB 的理想材料。此類 PCB 專為 5 GHz 以上頻率的訊號傳輸而設計,是微波與射頻應用的最佳選擇。PTFE 吸濕率極低,因此在需要......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
內層殘銅率對板厚的影響
小時候我們聽過「烏鴉喝水」的童話,烏鴉把石頭丟進瓶子裡,讓固定水量上升;多層 PCB 壓合也是同樣道理:在高溫高壓下,PP 片熔融成液態,流動填補層間空隙,這個過程稱為「樹脂填膠」。 如圖所示,當內層銅箔覆蓋率極低時,相同厚度的 PP 片必須把樹脂平均擠進這些空隙,冷卻後整體厚度就會變薄,導致成品板厚低於預期。 那麼內層到底要鋪多少銅,才能讓板厚不至於低於公差下限?這時就要看「殘銅率」。殘銅率=該層銅面積 ÷ 板子總面積,也就是內層線路圖形占整張板面積的百分比。 多層板壓合時,PP 片被裁切後放在內層芯板與另一張芯板之間,或芯板與銅箔之間;高溫高壓下 PP 的樹脂熔融,填滿芯板上無銅區域,冷卻後固化,把芯板與銅箔黏合成一體。 若殘銅率過低(如下圖),整體板厚會變薄,層間銅分布不均還會造成板彎翹。 特別提醒金手指板:因需插槽使用,對厚度更敏感,若板子過薄,插槽時可能鬆動或接觸不良。 因此我們強烈建議: 1) 金手指多層板請在空白區鋪銅,尤其是金手指對應的內層,避免板子過薄插不進槽或線寬不一致。 2) 當殘銅率低於 25% 時,為減少電鍍不均造成線寬差異與板厚偏差,也請在空白區鋪銅。 【金手指設計常被......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
多層 PCB 製造中預浸材的角色
PCB 疊構包含層、平面、芯板、基礎層、基板、層壓板與預浸材。談到芯板,可舉 FR4、鋁、Rogers 等為例;而預浸材則是相鄰芯板之間或芯板與線路層之間的介電材料。在多層板中,預浸材是將芯板與各層黏合的關鍵。釐清預浸材與芯板的差異後,究竟該為應用選擇何種材料?在電鍍、蝕刻與固化過程中,重要的電氣參數又會如何變化? 針對特定多層板,最佳預浸材取決於厚度、層間結構與阻抗。依樹脂含量可分為高膠(HR)、中膠(MR)與標準膠(SR)三類。本文將說明多層板與疊構,並深入探討預浸材的定義及其角色。 1. PCB 製造中的預浸材? 預浸材(Prepreg)是 Pre-impregnated composite fiber 的縮寫,指玻璃纖維布先經部分固化樹脂系統含浸而成。顧名思義,它是一層絕緣膜;透過熱傳導,可在製板時置於兩芯板間或銅箔與芯板間,提供所需絕緣。它在多層板中同時扮演電氣絕緣與物理支撐的黏合層。 預浸材負責調控目標電氣特性,如依介電常數達成受控阻抗,並強化機械性以確保板子可靠耐用。其樹脂僅部分固化,層壓時受熱加壓才完全固化,形成均勻強固的結合。 2. 預浸材選擇如何影響 PCB? 預浸材選擇直接決......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
了解 PCB 基材:材料、類型及其重要性
PCB 是一種扁平的板材,由非導電基板材料製成,上面附有導電路徑與元件。PCB 的關鍵組件之一是 PCB 基材。典型的基材 PCB 由核心材料構成,例如玻璃纖維或複合環氧樹脂。因此,它的實際作用是 ● 提供結構支撐 ● 提升訊號完整性 ● 將各層與核心材料黏合 玻璃纖維層彼此堆疊,並在高溫高壓下壓合,形成堅固的板材。最終得到一塊剛性且平整的板子,能夠支撐構成 PCB 的導電路徑與元件。本文將探討 PCB 基材是什麼,以及有哪些不同類型可供選擇。 什麼是 PCB 基材? PCB 基材基本上是一種複合材料,由一層或多層浸漬樹脂的結構組成。若沒有壓合,PCB 會過於脆弱而無法正常運作,導致電路損壞且板子無法使用。基材還包含額外的絕緣層,稱為預浸料(prepreg)。預浸料置於銅層之間,提供電氣絕緣並維持層間所需的間距。基材中銅層與預浸層的數量可依 PCB 的複雜度而異。總體而言,PCB 中的基材是由以下部分組成的複合結構: ● 核心材料 ● 銅箔層 ● 預浸層 它為電路板提供基礎,使電氣連接能夠正常運作,並確保 PCB 的機械穩定性。 PCB 基材的類型 PCB 基材材料的選擇取決於應用的需求,包括機械......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
如何為您的柔性 PCB 設計選擇最佳材料
軟性印刷電路板(Flex PCB)徹底改變了電子產業。如今我們能將電路裝進極為小巧、輕薄且可撓的外殼中。從穿戴式裝置、醫療植入物到航太系統,FPC 無所不在。這些電路仰賴特殊材料,在機械可撓性與電氣性能之間取得完美平衡。 設計 Flex PCB 時,選擇合適的 基材、膠黏劑與保護塗層組合至關重要。剛性 PCB 的知識已相當成熟,相關資料豐富,但 FPC 設計領域仍缺乏完整資訊。材料本身就是電路的骨幹,直接影響其可靠度。本文將探討最常用的材料,並提供選材指南,協助您依應用需求做出最佳決策。 1. 基材:可撓性的根基 基材是 Flex PCB 的基礎層,也就是軟性電路中「軟」的關鍵。它支撐銅導線,並決定電路板的機械與熱性質。FPC 主要使用三大類材料: 1) 聚醯亞胺(PI):業界標準 2) 聚酯(PET):高性價比替代方案 3) PTFE(鐵氟龍)與 LCP(液晶高分子) 1) 聚醯亞胺(PI): 如同 FR4 在 剛性 PCB 中佔據七成市場並成為低成本與業餘製作的業界標準,聚醯亞胺在 FPC 中也扮演相同角色。憑藉優異的可撓性、耐熱性與介電特性,PI 是 Flex PCB 最廣泛使用的基材,常見......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
Rogers vs PTFE vs Teflon:為高頻設計選擇最佳 PCB 層壓板
FR4 雖然最受歡迎,卻不一定適用於高頻 PCB,因為這種 PCB 基材 會在高頻下削弱訊號性能。問題不在於導電材料,而在於基板的介電特性——介電質本身就會在高頻衰減訊號。經過大量研究,我們找到了幾種優秀材料:Rogers、PTFE 與 Teflon 基材。它們提供更佳的介電控制、更低的訊號損耗與更優的熱穩定性,但成本與標準 FR4 差距甚大。本指南將帶您了解: Rogers、PTFE 與 Teflon 基材的基礎知識。 比較它們的介電常數、損耗與熱性能。 提供詳細設計範例,展示材料選擇如何影響射頻用途的 PCB 走線。 為何在 PCB 設計中材料選擇至關重要 基材的兩項關鍵電氣特性決定了其在高頻電路中的表現: 1. 介電常數 (Dk 或 εr): 決定訊號傳播速度。Dk 值越低,訊號速度越快、波長越長,也會影響走線阻抗計算。Rogers 通常提供 Dk = 2.2–6.5,PTFE/Teflon 約為 2.1。 2. 損耗因子 (Df 或 tan δ): 代表介電損耗(射頻能量有多少轉為熱能)。損耗因子越低,效率越高。以下為 FR4、Rogers 與 PTFE 的比較表: ● FR-4:~0.0......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
PCB 的標準厚度是多少?
印刷電路板(PCB)是電子設備的基礎,作為支撐電子元件的基板。在 PCB 設計中,厚度是一項關鍵參數,會影響多個重要製程。它不僅影響電路板的機械性能,也會影響電氣特性、可加工性與成本。目前最常見的 PCB 厚度為 1.6 mm,但還有許多其他選項可滿足不同需求。了解何時該遵循規則、何時可以打破規則,有助於設計師做出正確決策,確保電路板如預期運作。 若您想在下一個專案中探索不同的 PCB 厚度選項,可在 JLCPCB 下單時輕鬆自訂。他們的即時線上報價可讓您比較多種厚度的價格與交期。 什麼是標準 PCB 厚度? 1.6 mm(0.063 英寸)是最常見的標準 PCB 厚度。此尺寸之所以成為業界標準,是因為它在強度、可製造性與大多數電子組裝的相容性之間取得了平衡。這種厚度也廣泛用於 PCB 組裝。 1.6 mm 的電路板剛性足夠,便於操作,同時又夠薄,可放入緊湊的裝置中。然而,1.6 mm 並非唯一選擇,其他常見厚度包括: 0.8 mm – 常見於小型消費性電子產品。 1.0 mm – 常用於手持裝置與小型電路板。 2.0 mm 至 2.4 mm – 需要額外剛性時選用。 3.2 mm – 用於電源電......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
如何選擇 PCB 的厚度
首先,在電子產品的世界裡,PCB 常被稱為「心臟」,它將所有元件連接在一起,因此板厚成為這一關鍵零件的重要參數。PCB 厚度是否選用得當,直接影響最終電子產品的性能、穩定性與可靠度。 選擇 PCB 厚度的過程會受到多種因素影響,例如產品應用場景、板材材質與銅層數量。因此,在決定 PCB 厚度時,必須綜合考量這些因素。 不同 PCB 厚度的特性與應用 最常見的 PCB 厚度包括 0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mm。不同厚度的 PCB 對電路性能會產生不同影響。 超薄 PCB(0.6 mm 以下) 超薄 PCB 重量輕、柔軟且易彎折,適合對空間效率要求極高的產品,例如: 智慧型手機與平板電腦 穿戴式裝置 機器人 筆記型電腦 無人機 這些產品需要極薄極輕的 PCB,因此採用超薄厚度才能滿足需求。然而薄板的承載能力相對較弱,不適合需要承載較重元件的場景。 中薄 PCB(0.6–1.6 mm) 中薄 PCB 在厚度與承載能力之間取得良好平衡,適用於大多數電子產品,包括電腦主機板與家電控制板。中板的剛性與穩定性適中,可滿足大部分應用情境。與其他厚度......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
PCB 銅箔灌注基礎
什麼是 PCB 設計中的銅箔灌注(Copper Pour)? 銅箔灌注是指在 PCB 的銅層中,將未使用的區域以實心銅面填滿的技術。這些銅面會連接到電源或接地網路,形成連續的導電路徑。銅箔灌注通常用於電源層與接地層,也可在特定用途下用於訊號層。 銅箔灌注的目的: 接地層:銅箔灌注可形成實心的接地層,為訊號提供低阻抗回流路徑,並降低電磁干擾(EMI)。 電源層:銅箔灌注可作為電源層,將電源均勻分佈於整個 PCB,減少壓降並提升電源穩定性。 散熱:銅箔灌注可作為散熱片,將高功率元件產生的熱量擴散並散發,防止過熱並確保 PCB 的可靠性。 銅箔灌注的優點: 提升訊號完整性:透過減少接地迴路、雜訊與干擾,銅箔灌注有助於維持訊號完整性並降低訊號衰減。 改善熱管理:銅箔灌注可增強散熱效果,防止熱點並確保元件在最佳溫度下運作。 節省銅材:有效利用銅箔灌注可減少額外走線需求,提高銅材使用效率,進而節省成本。 銅箔灌注的實作: 放置銅箔灌注代表將 PCB 上的空白區域以平面銅填滿。它們是PCB 設計的重要一環,所有主流 PCB 設計軟體都能自動放置。銅箔灌注可降低接地阻抗以提升 EMC、減少壓降以提高電源效率,並縮......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
了解 PCB 使用的材料:選擇、類型與重要性
印刷電路板(PCB)是現代電子產品中不可或缺的元件。這些電路板連接並支撐電子元件,為電信號與電力的傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層材料壓合而成,形成單一結構。 PCB 是電子製造流程中的關鍵一環,從消費性電子到汽車與航太應用皆可見其蹤影,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料種類 1. 基板 基板是 PCB 的基礎材料,作為其他材料沉積的基底。常見基板為玻璃纖維強化環氧樹脂,亦稱 FR-4。其他類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)與 Rogers。選擇基板時需考量工作溫度、介電強度與成本等需求。 挑選基板的常見指標包括: - 介電常數:介電常數衡量基板儲存電能的能力。數值過高可能導致訊號損失與干擾。 - Tg(玻璃轉移溫度):Tg 是基板由硬質轉為柔軟的溫度。高 Tg 適用於汽車與航太等高溫環境。 - CTE(熱膨脹係數):CTE 表示基板隨溫度變化而膨脹或收縮的程度。低 CTE 有助於在寬溫範圍內保持尺寸穩定。 - 吸濕性:吸濕基板可能在組裝與運作時出現分層等問題,因此低吸濕性為大多數應用所偏好。 2. 銅箔 銅箔用於在 PCB 表面形成導電線路,分為壓延銅箔......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
FR4 PCB 深度指南:材料真相、真實規格與何時使用(或避免)它
FR-4 並非什麼神祕代碼,它字面意思就是 Flame Retardant(阻燃等級 4)。在 PCB 領域,FR-4 是 NEMA(美國電氣製造商協會)對玻璃纖維強化環氧樹脂層壓板的等級命名。簡單來說,它是以環氧樹脂含阻燃添加劑將玻璃纖維布黏合而成的複合材料。「FR」代表阻燃,但這並不等同於 UL94 V-0 認證,僅表示樹脂配方能在起火時自行熄滅。FR-4 於 1968 年由 NEMA 命名,憑藉其含溴阻燃環氧樹脂,取代了舊有的 G-10 等級。 NEMA FR-4 等級說明: NEMA LI-1 標準將 FR-4 定義為「工業用熱固性層壓製品」,自 1999 年起與軍規 MIL-I-24768 調和。因此,若板材要冠上 FR-4 名稱,就必須符合製造商規格所載的機械、熱與阻燃要求。其他等級如 FR-5、FR-6 仍存在,但 FR-4 已成業界標準。「FR-4」指的是經工程化設計、具抗燃特性的特定環氧/玻璃層壓材料,並不代表整塊板子「防火」。 環氧樹脂+玻璃纖維布+阻燃化學: FR-4 就是玻璃纖維與環氧樹脂的層層堆疊。固化後的綠色環氧樹脂中,可把玻璃纖維想像成 PCB 千層麵裡的「麵條」。樹......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
您的 PCB 尺終極指南
在 PCB 設計與製造的世界中,擁有正確的工具對於達成準確性與精密度至關重要。其中一種深受專業人士與業餘愛好者歡迎的工具就是「PCB 尺」。這種專業的測量工具旨在提供準確的測量、參考資訊及元件封裝腳位,協助設計師、工程師、技術人員及組裝人員在 PCB 開發的各個階段順利進行。在本指南中,我們將探討什麼是 PCB 尺、它提供的功能與測量項目、如何選擇合適的 PCB 尺,以及製作專屬 PCB 尺的技巧。 什麼是 PCB 尺? PCB 尺是專為 PCB 相關任務設計的專用測量工具。這些尺通常由 FR-4 或金屬等耐用材料製成,以確保使用壽命與準確性。尺上印有廣泛的標記,包括測量刻度、元件封裝以及各種參考指南。這些元素旨在促進高效的 PCB 設計與組裝流程。 PCB 尺的主要功能 PCB 尺在 PCB 設計過程中主要發揮兩個至關重要的作用。 首先,它為印刷電路板上的電子元件和走線提供準確的測量與參考資訊。這些資訊對於防止焊接過程中的錯誤至關重要,能確保元件精確放置並維持電路功能的正確性。 其次,這把尺有助於視覺化並理解電阻、電容、電感及 IC 晶片等元件的封裝尺寸,讓設計師在設計階段能做出更明智的決策。 ......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
如何選擇 PCB 的 Tg ?
什麼是 PCB 的 Tg 值? 在 PCB 製造中,縮寫「Tg」代表「玻璃轉移溫度」(Glass Transition Temperature),是指材料在加熱過程中,從固態轉變為橡膠彈性狀態的溫度。眾所周知,PCB 必須具備耐燃性,在特定溫度下不能燃燒,而只能軟化。 當溫度超過 Tg 時,PCB 基板材料 FR-4 會從脆硬狀態轉變為柔軟狀態。這種轉變可能導致 PCB 的尺寸變化和變形,最終影響其機械與電氣特性。因此,在選擇 PCB 材料時,必須考慮所需的工作溫度範圍,以確保所選材料的 Tg 值能滿足設計要求。 高 Tg 值的 PCB 基板能確保電子設備在各種環境條件下(無論是炎熱的夏季還是寒冷的冬季)都能正常運作。在 PCB 設計與製造中,選擇具備適當玻璃轉移(Tg)值的基板,是確保產品品質與效能的關鍵因素。 PCB Tg 等級分類 在 PCB 製造中,工程師會根據應用需求選擇合適的 FR-4 基板。標準基板材料多為環氧樹脂系統,而 Tg 值是分類 FR-4 基板等級最常見的指標。 根據溫度,一般分為三個等級:一般 Tg、中 Tg 以及高 Tg。 一般 Tg: 低階 FR-4 板材的玻璃轉移溫......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
揭秘鋁基板的強大效能:提升電子產品的散熱表現
在快速發展的電子世界中,有效的散熱對於確保電子裝置的最佳效能與長久壽命至關重要。鋁基板的出現成為了遊戲規則的改變者,與標準的 FR-4 板材結構相比,它提供了卓越的散熱與熱傳導能力。在 JLCPCB,我們非常激動地推出新產品——鋁基板,現在價格極具競爭力,只需 2 美元起! 在這篇全面的部落格文章中,我們將深入探討鋁基板的優勢,並探索其在各個產業中的多樣化應用,這正徹底改變我們管理電子裝置熱量的方式。 卓越的散熱能力 鋁基板的主要優點之一在於其優異的散熱特性。鋁基板充當了高效的散熱片,能迅速將熱量從關鍵元件導出。這項特性對於產生高熱量的應用特別有利,例如 LED 照明、電源供應器、馬達控制器以及車用電子。透過有效的熱量管理,鋁基板有助於防止因熱問題導致的效能下降,並能顯著延長電子裝置的壽命。 強化熱傳導 除了卓越的散熱能力外,鋁基板還促進了元件與周圍環境之間更好的熱傳導。鋁的高導熱率使熱量能夠在電路板上高效擴散,最大限度地減少熱點並確保溫度的均勻分佈。這對於維持敏感電子元件的穩定性與可靠度至關重要,特別是在需要高效熱管理的高功率應用中。 各個產業的應用 電力電子與車用應用:鋁基板在電力電子與車用領......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
鋁基板與傳統 FR-4:散熱管理的比較分析
在電子產品快速演進的世界中,散熱管理在確保印刷電路板的效能與可靠度方面扮演著至關重要的角色。隨著電子裝置變得更加輕薄且效能更強大,有效的散熱變得必不可少。在本文中,我們將對兩種熱門的 PCB 基板材料:鋁基板與傳統 FR-4 進行全面的比較分析。我們將探討它們的散熱管理能力、優點、考量因素,並為 PCB 設計領域的電子愛好者、創客、工程師、學生及專業人士提供寶貴的見解。 理解鋁基板 鋁基板又稱為金屬基板 (MCPCB),與傳統的 FR-4 PCB 相比具有獨特的特性。鋁基板不使用玻璃纖維基材,而是採用導熱金屬芯,通常由鋁或銅製成。這個金屬芯充當了極佳的散熱器,能有效發散功率元件產生的熱量。 鋁基板的優點 卓越的導熱率:與 FR-4 PCB 相比,鋁基板表現出顯著更高的導熱率。金屬芯允許熱量在板上快速擴散,最大限度地減少熱點並確保最佳的熱性能。 高效散熱:鋁基板優異的導熱性可實現高效散熱,使其成為電力電子應用的理想選擇。這項特性降低了元件過熱的風險,延長了其使用壽命並確保穩定運作。 輕量化且具成本效益:與傳統 FR-4 電路板相比,鋁基板重量更輕,適用於對減重有嚴格要求的應用。此外,在某些情況下,特......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
PCB 材料指南:類型、選用及其對效能的影響
如果 PCB 材料會說話,FR-4 可能會說:「我掌管了 80% 的電子產業,卻還是沒人感激我。」Rogers 會自豪地說:「我很貴,因為我很特別。」而聚醯亞胺 (Polyimide) 則會展現它的韌性說:「我能屈能伸,彎而不折。」 這篇部落格的目的,是向您介紹可用的 PCB 基板類型,以及這些材料如何影響 PCB 的效能、熱穩定性、訊號完整性和整體壽命。選擇 PCB 材料主要基於兩點:應用場景與設計複雜度。FR-4 是目前所有愛好者的最佳選擇,但我們將探討它何時會失效。為什麼我們需要其他材料?什麼樣的材料在打高空或太空環境中表現最佳?這份指南將涵蓋您所需的一切。 PCB 材料基礎知識 在選擇基板之前,了解 PCB 材料實際的作用會很有幫助。不,它們不只是「PCB 上綠色的部分」。它們控制著電氣行為、散熱效能、機械剛性,甚至是製造的可行性。 基板在電路板耐用性中的角色 基板是 PCB 的基礎,其工作包括: • 固定銅走線的位置 • 提供層與層之間的絕緣 • 在受熱時保持尺寸穩定性 • 抵抗濕氣與老化 基板若強度不足,可能導致 PCB 在迴流焊接 (Reflow) 期間發生翹曲,或在熱循環 (The......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
鋁基板如何提升導熱率
隨著現代電子產品體積縮小且效能日益強大,散熱管理已成為電子設計中最重要的議題之一。印刷電路板(PCB)擁有各式各樣的芯材與材料。過去我們已經介紹過多種材料,但今天我們將重點放在「金屬基板」(MCPCB)。基礎 PCB 的散熱效能不佳,會導致電子裝置效能下降、壽命縮短,甚至可能導致災難性的失效。 與傳統的 FR-4 板材相比,鋁基板具有更好的導熱率,是一種高效的替代方案。本文將列出其不同的特性,並深入探討鋁基板的結構、優點、應用,以及它們如何提升導熱效能。 什麼是鋁基板? 鋁基板(Aluminum PCB)是一種以金屬為基底的印刷電路板,專為控制電路板中電力電子元件產生的熱量而設計。它使用鋁取代傳統的玻璃纖維(FR-4)作為基礎基板。鋁基板的基本結構如下: 1. 銅電路層:此層的主要功能是為 PCB 上的所有元件提供電氣連接。與標準的覆銅板(1 到 10 盎司)相比,所使用的銅層相對較厚。在為 PCB 詢價時,您可以選擇銅重(Copper Weight)。銅層越厚,其電流負載能力就越高。 2. 介電層(絕緣層):介電層即為絕緣層,厚度約為 50 至 200 μm。由於它扮演電氣隔離與熱傳導的角色,因......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
FR-4 是否是您設計的最佳電路板材料?
在電子與印刷電路板製造領域,為您的設計選擇正確的基板材料,往往是決定專案成敗的關鍵。FR4 基板憑藉其卓越的機械強度、電氣絕緣性以及耐熱、耐化學腐蝕的特性,在業界得到了廣泛應用。在本文中,我們將探討 FR4 基板的特性與優點、其在印刷電路板中的應用,以及選擇 FR4 材料時的一些局限性與建議。 什麼是 FR4 基板材料? FR4 基板代表「耐燃 4 型」(Flame Retardant 4),這表示 FR4 基板具備阻燃能力,並符合特定的防火安全標準。當電子或電氣系統存在火災風險時,FR4 耐燃材料可作為額外的安全屏障。這是一種用於製造電氣組件的基板,被大量應用於印刷電路板(PCB)的生產。 這種基板的主要成分包括玻璃纖維(提供機械強度)與環氧樹脂(作為絕緣矩陣)。FR4 基板為電路板上的電子元件提供優異的電氣絕緣、機械支撐與保護。它們耐熱且抗化學腐蝕,適合多種應用場景。FR4 基板以其耐用性、尺寸穩定性及抗潮濕能力著稱,且兼具高效能與成本效益,能有效降低短路風險並提高訊號傳輸的穩定性。FR4 基板在不同環境條件下都能保持形狀,這對於在印刷電路板上正確安裝電子元件至關重要。如果您需要高品質的 FR......
Jan 17, 2026
PCB 材料科學
OPAMP 101:每位工程師都該知道的運算放大器基礎
類比數學?是的,這正是我們在 OPAMP 101 系列中要學習的內容。運算放大器是類比電路中最常見、最廣泛使用的元件之一,我們無法想像沒有放大器的積體電路。它雖然常見,但學生們卻常對它又愛又恨:「看起來這麼簡單的東西(只是一個三角形!)怎麼會讓人這麼困惑?」運算放大器能執行許多數學運算,我們將在 OPAMP 101 系列的下一篇文章中看到。 一旦掌握了基礎,運算放大器(op-amps)就不再那麼可怕,反而會成為你在類比設計中的最佳夥伴。不論你是在處理PCB 佈局、嵌入式硬體,還是感測器介面,你都會到處遇到 op-amp。在本文中,我們將看到真正的類比電子學。我們會探討理想與實際行為的差異、虛擬接地的魔力、負回授的角色,以及每位工程師都該掌握的基本 op-amp 配置。 什麼是運算放大器(Op-Amp)? 運算放大器(op-amp)是一種高增益的差動放大器,具有兩個輸入端和一個輸出端。它會比較兩輸入端的電壓,並輸出與差值成比例的訊號。這裡的差動放大器是必要的,因為我們想消除雜訊,以提高整體訊號雜訊比(SNR)。在一個基本的運算放大器中,你會看到以下接腳: 反相輸入(–) 非反相輸入(+) 輸出(單端......
Jan 17, 2026
PCB 結構與基礎
為您的電子設計選擇合適的電子元件:技巧與最佳實踐
一塊裝有各種電子元件的印刷電路板(PCB) 選擇合適的電子元件對任何電子設計的成功至關重要。不論你是在為業餘專案設計簡單電路,還是為商業應用打造複雜系統,正確的元件選擇都能帶來決定性的差異。面對種類繁多的電子元件,往往不知從何下手。 本文將提供挑選合適電子元件的訣竅與最佳實踐,討論選型時的關鍵因素,包括性能需求、成本、供貨與可靠性,並指出常見錯誤,提供實用建議,確保你的電子設計成功。 什麼是電子元件? 電子元件是電子技術的基礎建構單元,用於電路中控制與調節電流。本文將概述最常見的電子元件類型、功能、特性與應用。 電路中的基本電子元件 電子元件種類繁多,各具獨特性質與功能,以下為最常見的幾類: 電阻器 電阻器為被動元件,用於限流、設定偏壓與分壓,遵循歐姆定律,關鍵參數為阻值、誤差、溫度係數(TCR)與功率額定。 常見電阻類型 碳膜電阻 – 成本低,適用於一般用途的中低功率場合。 金屬膜電阻 – 精度高、雜訊低、溫度穩定性佳,常用於精密類比電路。 線繞電阻 – 可承受高功率且熱穩定性優異,常見於電源、馬達驅動與大電流應用。 典型應用 限流 上拉/下拉網路 分壓器 放大器級偏壓 電容器 電容器以電場形式......
Jan 06, 2026
PCB 結構與基礎
理解數位電路時序:Setup、Hold、污染延遲與時脈偏移
這是關於數位電路傳播延遲系列的第二篇文章。設計數位電路時,我們必須確保兩件事:第一是功能性,第二是時序。我們已在另一篇文章中介紹過基本模組。在電子領域,時間就是時脈的滴答聲,所有動作都基於這些時脈週期,它決定了電子電路的運作頻率、速度等。我們先前看過的電路只有在與時脈同步時才會運作,稱為時序電路。使用微控制器、FPGA 或 ASIC 時,必須符合時序限制,才能確保電路正確運作。今天我們將探討有哪些時序限制需要注意。本指南涵蓋基礎:setup 時間、hold 時間、污染(最小)延遲與時脈偏移,並說明它們如何在時序公式與實際設計中互動。 數位設計中的時序參數: 組合邏輯區塊有兩個重要的延遲指標: Tpd(傳播延遲,最大值):由組合邏輯元件所造成的最長可能延遲,用於 setup 檢查。 Tcd(污染延遲,最小值):最短可能延遲,用於 hold 檢查。 時脈週期(Tclk):用於某路徑之連續時脈邊緣之間的時間。 傳播延遲 vs 污染延遲: 傳播延遲(Tpd,最大值):閘極/邏輯區塊的最壞情況(最長)延遲,用於 setup 檢查,以確保最晚資料仍能滿足 setup。 污染/最小延遲(Tcd,最小值):閘極/......
Jan 03, 2026
PCB 結構與基礎
PCB 基板材料之熱阻與效能比較
印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的一部分,作為從智慧型手機到醫療設備等多種裝置的骨幹。在 PCB 設計中,基板材料的選擇是一項關鍵因素,特別是在涉及 PCB 阻抗、熱阻以及整體效能時。在本文中,我們將比較三種常見 PCB 基板材料的熱阻與效能:FR-4、鋁基板與陶瓷基板,並為尋求優化 PCB 熱效能的設計師提供建議。我們還將探討其他基板材料,並提供這些材料常見應用的額外範例。 三種常見的 PCB 基板材料 FR-4 基板材料 (圖片來源:Jichangsheng Technology) FR-4 是 PCB 製造中廣泛使用的基板材料。它是一種以環氧樹脂為基礎的層壓材料,由玻璃纖維布和阻燃樹脂組成。FR-4 具有良好的機械強度和優異的電絕緣特性,使其成為許多應用的熱門選擇。然而,它的導熱率相對較低,這會限制其散熱能力。 改善 FR-4 熱效能的一種方法是使用較厚的銅層和較寬的走線,以增加散熱表面積。另一種選擇是使用散熱孔(Thermal Vias),為熱量從元件傳遞到電路板另一側提供路徑。此外,設計師可以使用散熱片來改善熱管理,儘管這可能會增加電路板的成本。 鋁基板材料 鋁是一種金屬基底材......
Dec 25, 2025
PCB 結構與基礎
FR-4 與 Rogers:您應該選擇哪種 PCB 材料?
傳統上,製造商一直使用具備耐熱特性且生產成本較低的材料來製造 PCB。隨著電子產業在高頻應用方面的需求日益增長,僅靠 FR-4 已不足以應付。某些設備雖然不一定會處於極端溫度下,但可能必須在射頻下運作。根據射頻所要求的極端效能條件,必須使用如 羅傑斯等專門材料,才能發揮 PCB 的最佳功能。請參閱我們近期關於 PCB 設計中不同類型導通孔的文章。Rogers 廣泛的 PCB 材料組合使其能夠應用於多種領域,包括: • 5G NR 毫米波天線 • 衛星通訊 • 雷達系統 • 車用感測器 • 航太航空電子設備 • 高速資料通訊 • 測試儀器 讓我們來探討為何 Rogers PCB 材料是這些尖端電子領域的優質解決方案。 什麼是 FR-4: FR-4 是一種熱固性玻璃纖維強化環氧樹脂複合材料。它是大多數 PCB 的傳統基礎材料,也是『等級 4 阻燃』(Flame Retardant Level 4)的縮寫。作為一種由環氧樹脂和玻璃纖維製成的複合材料,製造商將其加工成片狀,並在其中一側或兩側壓合銅箔。 FR-4 的關鍵特性與特徵: 低成本:FR-4 是最經濟的 PCB 基板材料之一。 適中的介電常數:1 ......
Dec 25, 2025
PCB 結構與基礎
十大常用電子元件指南
電子元件是電子技術的基本要素,也是電子電路不可或缺的構建模組。隨著電子技術及其應用領域的快速發展,設計過程中使用的元件數量日益增加。對於電子工程師或愛好者而言,掌握常用電子元件的特性與應用至關重要。本文介紹工程師最常用的十大電子元件,並提供選擇合適元件的指導。 電阻器 它是電路中最常用的元件,是一種限流元件。電阻器對電流具有阻礙作用。透過改變電阻器的電阻值,可以控制所連接支路的電流,從而確保電子設備中的各種元件在其額定電流下穩定工作。常見的電阻器包括熱敏電阻、壓敏電阻、分壓電阻、色環電阻、功率電阻和光敏電阻。這些電阻器可以用符號 Ω 或字母 R 表示。 電容器 在電路科學中,電容器具有在特定電壓下儲存電荷的能力。這種能力稱為電容,以 C 表示。電容的單位是法拉,標記為 F。電容器的電容值決定了其儲存電荷的能力。在電路圖中,電容器通常以字母 C 開頭標識,例如 C01、C02、C03、C100 等。 二極體 二極體,也稱為晶體二極體或簡稱二極體,由兩個電極(端子)組成。它具有單向導電特性,只允許電流朝一個方向流動。它可用於整流、保護、開關和檢波等應用。 齊納二極體 齊納二極體是一種具有單向導電特性的......
Oct 23, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 13