選擇最佳 PCB 色彩——提升美觀與功能性
1 分鐘
- PCB 顏色種類
- 如何選擇電路板顏色?
- 結論:
您想設計一款兼具卓越性能與美觀外觀的電子裝置嗎?PCB 防焊層的顏色在實現美學與功能性方面扮演著重要角色。您選擇的 PCB 防焊層顏色能展現電子裝置的獨特風格。不論是鮮豔的紅色、時尚的黑色,還是經典的綠色,顏色都能為設計定調。它能吸引目光、營造良好的第一印象,並提升整體產品體驗。選擇防焊層顏色時,務必考量目標客群、品牌形象與產品設計美學等因素,以打造視覺上吸引人的裝置。
由 JLCPCB 製造的 PCB
PCB 顏色種類
常見顏色包括綠色、藍色、紅色、黑色、白色、紫色與黃色。
綠色 PCB
綠色是電路板最常見的顏色,尤其在傳統 FR-4 玻璃纖維板上。綠色 PCB 具備優異的可視性與對比度,讓人眼更容易辨識電路路徑與元件。它們通常具有良好的耐熱與耐濕性,且生產成本相對較低。
藍色 PCB
在特定工業與通訊領域較為常見。藍色具有良好的對比度,便於辨識元件與線路。
缺點:
1. 由於藍色 PCB 的產量不如綠色 PCB 高,小批量生產時價格可能略高。
2. 雖然藍色提供良好對比度,但在較暗環境中檢查焊點可能不如綠色 PCB 容易。
黃色 PCB
黃色 PCB 通常具備優異的散熱性能,有助於熱量逸散。這對需要處理高功率元件或在高溫環境下運作的板子尤為重要。它通常具有特定的阻燃特性,能提供更高的安全性,表示在接觸火焰或高溫時不易燃燒或產生有害氣體。
缺點:
1. 黃色 PCB 比白色 PCB 更容易顯現汙染物與汙漬,需更頻繁清潔。
2. 由於黃色 PCB 比其他顏色少見,供應可能不如綠色或藍色充足,可能導致供應鏈問題或交期延長。
2. 小批量生產的黃色 PCB 可能比標準色 PCB 更貴,因製造商需特別調配防焊油墨。
紫色 PCB
對於重視設計的電子產品,紫色電路板因其獨特色彩可能更受歡迎。紫色 PCB 通常提供優異的對比度,便於在紫色背景上辨識元件與線路。
缺點:
1. 紫色電路板可能影響焊點與走線的檢查,因深色不如綠色或其他淺色電路板容易觀察。
2. 由於紫色非標準色,供應可能不如其他顏色充足,需特殊訂購,導致成本增加與交期延長。非標準色電路板可能因小批量生產而成本較高。
白色 PCB
白色 PCB 具備良好的清晰度與高對比度,在白色背景上容易辨識與觀察元件與電路,尤其使用黑色或深色網版印刷時。白色 PCB 在 LED 照明應用中極受歡迎,因其能更有效反射光線,提升光效。
缺點:
1. 然而,白色 PCB 容易隱藏走線,且比其他顏色更易顯現汙漬與汙染物,需更頻繁清潔。
2. 白色可能略微降低熱輻射,但影響通常很小,不會顯著影響電路板性能。
紅色 PCB
紅色 PCB 常用於高階與專業應用。紅色 PCB 提供優異的可視性,清楚定義走線、平面與空白區域的對比。網版印刷在紅色 PCB 上非常美觀,適合強調產品外觀的場合。散熱性能良好,紅色 PCB 通常能吸收並散逸熱量。
黑色 PCB
黑色 PCB 常被視為具有高階與時尚外觀。在特定應用中,尤其是 LED 與其他明亮元件上,能提供更佳的對比度與可視性。黑色電路板通常具有更高的熱傳導性,適合高功率與熱敏感應用。黑色板在散熱方面可能略優於淺色板,黑色表面能更有效地吸收與輻射熱量,尤其使用高熱傳導材料時,可提升散熱效果。
缺點:黑色電路板上的焊點與走線難以看見,可能使檢查與維修更具挑戰性,因為缺陷與焊接問題不如淺色電路板明顯。
一般而言,選擇黑色電路板主要取決於產品的設計需求與預期應用。在某些高階或設計導向的電子產品中,黑色電路板可能更受歡迎。然而,對於需要頻繁維護或檢查的應用,淺色電路板可能是更實用的選擇。
如何選擇電路板顏色?
一般而言,PCB 的顏色不會影響其電氣性能,但會影響其外觀與製造過程中的檢查效率。不同顏色的 PCB 可能需要不同的製造流程。因此,選擇顏色時,除了考慮美觀與可視性,也應考量成本。
設計與美學:選擇 PCB 顏色時,應優先考慮美學因素。顏色應與產品的整體設計風格與品牌形象協調。對於現代與時尚的產品,選擇簡潔明亮的顏色可能更合適;而對於高階與專業的產品,選擇深沉穩重的顏色更具吸引力。
品牌辨識度:部分公司可能選擇特定顏色的 PCB 以強化品牌形象,便於在市場上辨識產品。
元件辨識:PCB 顏色可協助在組裝、測試與故障排除時辨識元件。選擇與元件對比的 PCB 顏色,可更容易目視辨識特定零件,減少組裝錯誤並提升可維修性。
散熱:雖然 PCB 顏色對熱性能影響極小,但深色如黑色傾向吸收與保留更多熱量,可能導致熱管理問題。而淺色如白色或綠色可反射熱量並有助於散熱,確保裝置維持最佳運作溫度。
汙漬與刮痕:白色與淺色 PCB 可能更容易顯示焊接過程中的汙漬、刮痕或殘留物,而深色 PCB 如黑色可能隱藏這些瑕疵。
成本與供應鏈:綠色 PCB 因普及度高,通常成本較低。其他顏色可能需要特殊訂購,導致成本增加。需考量供應商的能力與顏色可用性,非標準色可能需要更長交期或供應商無法提供。
JLCPCB 提供多種顏色選擇,包括紫色,以滿足特定客戶需求,且不收取額外顏色費用。常規 2 層板任何顏色皆為 $2!!
結論:
選擇合適的電路板顏色是一個在美學與功能性之間取得平衡的過程。考量目標客群、品牌形象、環境與使用方式、可視性與對比度以及個人偏好等多重因素,是做出明智選擇的關鍵。透過考量這些因素,您可以選擇既吸引目標客群又符合功能需求的板子顏色。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......