阻抗在 PCB 設計中的角色
1 分鐘
- 什麼是阻抗?
- 為何要在 PCB 上控制阻抗?
- PCB 設計中的阻抗匹配:
- 阻抗不匹配如何影響 PCB 訊號品質:
- PCB 設計中的阻抗控制技術:
- 何謂集膚效應:
- 結論:
阻抗是一個複雜的參數,在印刷電路板(PCB)設計中扮演關鍵角色,特別是在高速與高頻電路中。阻抗代表 PCB 走線對沿其長度傳輸的交流(AC)訊號所呈現的總阻力。阻抗對高速 PCB 的訊號品質影響深遠。與理想零阻抗導線不同,現實中具有一定尺寸、位於參考平面上方的 PCB 走線會因電阻、電感與電容沿導體長度分布的綜合效應而產生可量測的阻抗。
它直接影響訊號完整性、電源傳輸與整體系統效能。有效理解與管理阻抗對於打造可靠且高效的 PCB 設計至關重要。本文將探討阻抗的概念、其重要性、影響因素,以及在 PCB 設計中控制阻抗的技術。
什麼是阻抗?
阻抗(Z)代表交流電路中對電流流動的總阻力,由電阻(R)與電抗(X)組成。電阻直接阻礙電流,電抗則儲存與釋放能量,兩者共同阻礙交流系統中的電流。
- 電阻(R):對直流(DC)的阻力。
- 電抗(X):交流電路中因電感與電容產生的阻力。
總阻抗表示為:
Z = R + jX
其中:
R 為電阻分量
X 為電抗分量
j 為虛數單位
電阻為固定值,而電抗會隨頻率在電容與電感中變化,因此阻抗在交流電路中與頻率相關。阻抗計算器可根據給定頻率下的 R 與 X 值計算阻抗。阻抗公式顯示其同時具有大小與相位分量。
大小(|Z|)計算為:|Z| = √(R² + X²)
相位角(θ)為:θ = arctan(X/R)
此電壓與電流間的相位關係在交流供電系統中十分重要,變壓器與馬達等元件依賴正確的相位角,相位亦會影響功率因數。因此大小與相位皆為阻抗設計的關鍵。在 PCB 設計中,阻抗對承載高頻訊號的走線尤為重要,因這些走線表現得像傳輸線而非單純導體。
為何要在 PCB 上控制阻抗?
當訊號需要特定阻抗才能正常運作時,應採用受控阻抗。在高頻應用中,維持整個電路板的阻抗恆定對於保護傳輸資料不受損並保持訊號清晰度至關重要。走線越長或頻率越高,越需要匹配。任何疏忽都可能增加電子裝置或電路的切換時間並導致意外錯誤。
一旦元件安裝於電路,未受控阻抗將難以分析。元件依批次不同具有不同容差,且其規格會受溫度變化影響而導致故障。此時更換元件看似首要解決方案,實則問題根源可能是走線阻抗不符。
因此,必須在 PCB 設計初期就檢查走線阻抗及其容差。設計者須與製造商緊密合作,確保元件值符合規範。
PCB 設計中的阻抗匹配:
為實現最大功率傳輸,採用共軛匹配,使負載阻抗等於源阻抗的複共軛。例如,若源阻抗為 50 + j25 Ω,則負載應為 50 − j25 Ω。
可利用電容與電感組成的被動匹配網路轉換阻抗,將射頻與通訊系統中的反射降至最低。理解阻抗概念對於在各種應用與頻率下優化電子系統設計至關重要。
阻抗不匹配如何影響 PCB 訊號品質:
- 反射:阻抗不匹配將訊號反射回驅動端,導致過衝/下衝。
- 串擾:阻抗差異使攻擊線訊號耦合至受害線。
- 振鈴:不當的源端/負載端終端引發諧振。
- 抖動:阻抗變化調變引入相位雜訊,形成抖動。
- 失真:過高/過低阻抗會衰減/放大訊號諧波。
阻抗如何決定?
通常走線阻抗介於 25 至 125 Ω 之間,取決於以下因素:
- 銅走線寬度與厚度
- 訊號穿越導孔的路徑
- 走線兩側芯板或預浸材厚度
- 芯板與預浸材的介電常數
- 與參考銅平面的距離
- 是否覆蓋防焊層
因此,對於高頻訊號,設計者必須確保所選走線與疊構能達到目標阻抗值並符合容差。最先進的電子 CAD 設計工具可自動完成此計算。
PCB 設計中的阻抗控制技術:
1. 阻抗匹配
匹配源端、傳輸線與負載的阻抗可最小化訊號反射,對 HDMI、USB、Ethernet 等高速介面尤為關鍵。
2. 受控阻抗走線
設計具特定阻抗值的走線可確保訊號完整性,透過以下方式實現:
- 使用工具或公式計算走線尺寸。
- 採用一致的介電材料。
3. 微帶線與帶狀線結構
這些傳輸線結構用於控制阻抗:
- 微帶線:外層走線,下方有參考平面。
- 帶狀線:走線夾於兩參考平面間,提供更佳遮蔽。
4. 差動對走線
差動對為兩條承載大小相等、方向相反訊號的走線,維持受控阻抗與固定間距可確保雜訊免疫力與訊號完整性。
5. 模擬與測試
使用 SPICE 或 PCB 專用軟體(如 Altium Designer、EasyEDA)等模擬工具,可在製造前建模並驗證阻抗特性。
何謂集膚效應:
在高頻下,交流電傾向於主要沿導體外表面流動,這種被廣泛記錄的現象稱為集膚效應,如同電子偏好於表面附近華爾滋般起舞,其結果是有效電阻增加,因電流被限制在表面附近的狹窄截面。
集膚效應源自導線電感產生電抗,阻礙電流向中心流動。利茲線(Litz wire)可減輕射頻變壓器等電路的集膚效應問題。參閱我們關於 PCB 設計中不同類型導孔的詳細指南。
結論:
總結而言,本文全面概述了阻抗及其對電機工程師的重要考量。深入掌握阻抗對於確保 PCB 在各種應用中的可靠運作至關重要。透過了解影響阻抗的因素並採用適當控制技術,設計者能打造可靠且高效的 PCB。無論是高速數位電路還是射頻設計,阻抗管理皆是現代電子成功的關鍵。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......