PCB 設計逐步指南:掌握電路板佈線的藝術
1 分鐘
- 1. 什麼是 PCB 設計?
- 2. PCB 設計的關鍵元件與術語
- 3. PCB 設計流程:逐步指南
- 4. PCB 佈局技巧:實現最佳性能
- 5. 常見 PCB 設計錯誤與避免方法
- 6. PCB 設計的跨產業應用
- 7. 選擇合適的 PCB 零件
- 結論
印刷電路板(PCB)是每個電子設備的關鍵元件,用於承載並連接電子零件。無論你正在為高科技醫療設備、工業機械或家用電子產品打造電路,學習 PCB 設計都能確保你的電路既可靠又功能完善。本教學將帶你認識 PCB 設計最重要的步驟,提供佈局技巧、說明如何擺放零件,並介紹當今最先進的應用。
1. 什麼是 PCB 設計?
PCB 設計是將電路圖轉化為實體電路板藍圖的關鍵步驟,它整合了積體電路、電容、電阻等各種電子零件。PCB 的結構決定了這些零件的實體位置、電氣性能、散熱能力以及製造的簡易程度。
2. PCB 設計的關鍵元件與術語
在開始繪製前,先了解以下核心元件與術語:
印刷電路板(PCB):電子組裝的基礎載板,由銅層、基材與防焊層組成。
電路圖:以圖形方式呈現電子零件及其連接關係,是 PCB 佈局的依據。
表面貼裝元件(SMD):直接焊在 PCB 表面,無需鑽孔。
插件元件:引腳穿過 PCB 孔洞並在背面焊接。
銅走線:連接各零件的細銅線。
3. PCB 設計流程:逐步指南
將電子裝置構想轉化為 PCB 需經過多個步驟:
定義需求與規格:繪圖前須明確電路需求,包括:
- 電壓與電流需求
- 訊號完整性考量
- 機械限制(尺寸、外形、安裝方式)
- 散熱需求
繪製電路圖
使用 PCB 設計工具繪製電路圖,定義零件連接與功能,作為後續佈局的基礎。
零件擺放:良好擺放可提升性能,重點包括:
電源引腳就近:將去耦電容靠近 IC 電源引腳,降低電壓雜訊。
散熱管理:發熱零件間預留空間,避免過熱。
訊號路徑最佳化:縮短關鍵訊號路徑,提升整體性能。
走線佈線:完成擺放後,進行銅線連接,重點如下:
訊號完整性:確保走線無雜訊與失真。
電源與接地層:鋪設大面積銅層,穩定電源並降低干擾。
導孔使用:在多層板中連接不同層的走線。
可製造性設計(DFM):
完成設計前,確認符合製造商的最小線寬、孔徑與間距規範,降低成本並避免生產問題。
4. PCB 佈局技巧:實現最佳性能
遵循最佳實務並注意細節,可讓 PCB 發揮最佳效果:
降低雜訊:雜訊會干擾訊號並降低性能,做法包括:
- 在電源引腳旁放置接地電容。
- 縮短資料線長度。
- 隔離類比與數位訊號,避免互相干擾。
散熱考量:良好的散熱可延長壽命並提升可靠度:
- 在發熱零件周圍使用散熱導孔與銅箔。
- 必要處加裝風扇或散熱片。
- 保持零件間距,利於空氣流通。
電源完整性:確保 PCB 提供穩定、低雜訊的電源:
- 鋪設完整的電源與接地層。
- 電源走線加寬以降低阻抗。
5. 常見 PCB 設計錯誤與避免方法
即使經驗豐富的設計師也可能犯錯,請留意以下陷阱:
忽略零件規格書:務必查閱規格書,確認尺寸與電氣需求。
間距不足:高壓零件間須保留足夠距離,避免電弧或短路。
導孔使用不當:過度或錯誤放置導孔會導致訊號完整性問題與阻抗升高。
6. PCB 設計的跨產業應用
PCB 設計在重視速度與可靠度的各產業皆扮演關鍵角色:
航太系統:
航太 PCB 須符合嚴苛環境下的性能與可靠度規範,導航、飛行器與通訊設備皆採用高密度多層板。
再生能源解決方案:
風機與太陽能逆變器等綠能系統依賴 PCB 實現高效轉換與控制,降低成本並提升系統效益。
智慧家庭自動化:
智慧家庭裝置需 PCB 實現控制與通訊,讓照明、安防與中控系統無縫整合。
機器人與自動化:
馬達控制、感測整合與通訊系統皆需高可靠度 PCB,確保自動化設備持續精準運作。
環境監測系統:
溫濕度、空氣品質等感測器透過 PCB 實現無線傳輸與低功耗運行,適合長期戶外部署。
7. 選擇合適的 PCB 零件
挑選正確零件對性能與可靠度至關重要,考量因素包括:
零件規格:確認電壓、電流與頻率範圍符合電路需求。
環境考量:嚴苛環境應選擇耐溫濕度變化的零件。
零件供應:選擇價格合理且供貨穩定的零件,兼顧品質。
結論
PCB 設計兼具藝術與科學,需同時考量電氣、散熱與機械因素。遵循本教學的步驟與最佳實務,即可在各種應用中打造出可靠且高效能的 PCB。隨著科技進步,PCB 需求只會持續攀升,不論是工業設備、汽車系統或消費性電子,優秀的 PCB 都是產品成功的關鍵。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......