PCB 組裝技術解析
PCB 組裝製程概述:焊接技術、回流焊溫度曲線,以及製程最佳化方法。
最新貼文
組裝技術
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
Nov 19, 2026
組裝技術
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
Nov 07, 2026
組裝技術
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
Nov 05, 2026
組裝技術
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
Oct 27, 2026
組裝技術
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
Sep 25, 2026
組裝技術
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......
Sep 22, 2026
組裝技術
BGA 返修工作站完整指南:2026 熱風、紅外線與設備選購比較
如果您经常处理 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)元件,就会知道它们的维修或更换有多么困难。由于焊点隐藏在晶片底部,BGA 返修需要专用工具以及精确的温度控制——这正是 BGA 返修工作站发挥关键作用的地方。 不过,市面上的选择非常多,要挑选合适的 BGA 返修工作站并不容易。应该选择热风加热还是红外线加热?是否需要光学对位?手动、半自动与全自动系统之间又有什么差异? 本指南将说明 BGA 返修工作站的运作方式、比较不同类型、介绍选购时应注意的关键功能,并整理 2026 年值得考虑的设备选择,协助您找到符合实际需求的解决方案。 什么是 BGA 返修工作站? BGA 返修工作站是一套专业整合式工作系统,专门透过严格控制的温度曲线来拆卸与更换表面黏著元件(SMD)。与一般烙铁或基础热风枪不同,这类设备能够进行局部加热,同时避免周围 PCB 或邻近微型元件承受可能造成损伤的热应力。 专业 BGA 返修工作站的核心通常包括:用于熔化晶片焊球的上部加热器、用于预热整个 PCB 并防止翘曲的底部预热器、将电路板牢固固定并维持平整的 PCB 夹具,以及用于准确放置新元件的精密对位系统。 图:专业......
Sep 01, 2026
組裝技術
SMD 重工指南:避免 PCB 損傷的工具、溫度與技巧
從更換燒毀的穩壓器、修正錯誤的元件數值,到移除細間距 IC 上的錫橋,SMD 重工是電子製造與原型製作中的一項必要技能。它能讓工程師修復組裝缺陷、導入設計變更,並在不必重新製作新板的情況下,挽救有價值的 PCB,避免額外成本與延誤。 在本指南中,您將學到: 什麼是 SMD 重工 常見重工場景 所需工具與溫度 安全拆除與安裝 依封裝類型區分的技巧 真實維修案例 常見失效與預防方式 何時應重工,何時應更換 什麼是 SMD 重工?為什麼它很重要? SMD 重工是指在保護 PCB 與周邊元件的前提下,使用局部加熱方式,受控地拆除、修復或更換表面黏著元件(SMD)的流程。它常用於修正組裝缺陷、更換故障元件,或在不重新製作整片電路板的情況下導入工程變更。 SMD 重工對以下情況非常重要: 原型驗證:在最初硬體 bring-up 階段修正發現的錯誤,並在設計定稿量產前完成驗證; 工程變更單(ECO)修改:立即導入設計微調或元件數值更新,讓正在進行的測試能繼續推進; 製造良率提升:修正檢查與測試中發現的組裝缺陷,例如錫橋、立碑、焊點錫量不足或元件偏位。 現場維修:透過更換特定故障元件,延長退回產品的使用壽命,並降......
Aug 19, 2026
組裝技術
免焊壓接連接器PCB設計:孔徑、鍍銅與佈局要點
重點摘要 壓接原理:Eye of Needle(EON)柔性引腳靠可控彈性變形與孔壁形成氣密式冷銲接點,避免焊接熱應力。 孔徑管制:壓接孔徑直接影響插入力、正向力與接觸可靠度,必須明確指定鑽頭尺寸與成品孔徑。 孔壁鍍銅:壓接孔通常要求孔壁平均銅厚不低於25μm,局部最薄處不低於20μm。 表面處理:HASL不建議用於壓接孔;ENIG鍍層均勻,浸錫則可降低插入力與孔壁受損風險。 佈局重點:反焊盤、走線淨空、表層孔環與壓接工具禁置區都要在PCB Layout階段預先規劃。 在伺服器背板、大電流電源模組,或是航太等級的厚板設計場景,傳統波峰焊、通孔回流焊早就碰到了難以突破的物理瓶頸。當電路板厚度超過3.0mm、銅層多達十幾層時,整板熱質量極大,焊接熱量會被快速導走,通孔內的焊料爬昇不足,很容易出現冷焊、空洞這類致命缺陷;要是為了焊透硬拉高爐溫,又容易造成板材分層,或是燙傷周邊的SMD元件。 為了平衡高熱質量板材與組裝可靠度的矛盾,硬體工程師逐漸轉向純機械咬合的方案——免焊式電路板連接器。靠精密的機械干涉結構,完全排除熱應力與助焊劑的影響。以下就從原理、孔徑管制、佈局規則幾個層面,整理壓接工藝的設計實務要......
Aug 19, 2026
組裝技術
封裝內部的微觀博弈:PCB組裝製程現場實務談MSL管控與烘烤作業
重點摘要 濕敏風險:塑膠封裝積體電路會吸收環境中的水氣,高溫迴流焊時水分迅速汽化,可能造成封裝剝離、焊線斷裂及爆米花效應。 MSL 管控:Moisture Sensitivity Level(MSL)用來描述元件對濕氣與迴流焊熱衝擊的耐受程度,並搭配 Floor Life 管理拆封後的容許暴露時間。 防潮儲存:防潮袋 MBB、乾燥劑與濕度指示卡 HIC 是主要防潮措施;低濕乾燥櫃可以暫停暴露時間累計,但不能將已使用的 Floor Life 歸零。 受潮烘烤:受潮元件可依 J-STD-033 採用 125℃、90℃ 或 40℃ 等不同烘烤條件,溫度越低,所需除濕時間通常越長。 烘烤風險:長時間高溫烘烤可能造成接腳氧化及金屬間化合物過度成長,原稿中特別指出累計 125℃ 烘烤時間不得超過 96 小時。 在 SMT 表面黏著產線中,高溫是讓晶片元件與電路板完成焊接的重要條件,但同一股熱能也可能對元件封裝內部造成強烈衝擊。當高密度 PCBA 進入峰值溫度可達約 260℃ 的無鉛迴流焊爐時,塑膠封裝積體電路(PEMs)內部最容易被忽略的風險之一,就是水氣。 為了降低水氣導致的封裝可靠度問題,電子製造業會從 ......
Aug 18, 2026
組裝技術
COB板上晶片封裝製程實務:裸晶固晶、打線與封裝可靠度管控
重點摘要 固晶材料:銀粉導電環氧膠、金錫/金矽共晶與納米金屬燒結各有不同的導熱、導電及製程特性,選型會直接影響晶片溫升與壽命。 熱阻控制:固晶層厚度、材料導熱係數與有效貼合面積共同決定熱阻;氣泡與空洞會縮小傳熱面積並形成局部熱點。 打線品質:球焊與楔焊的材料、接合方式、線弧方向性及間距能力不同,需按晶片密度、電流與封裝厚度選擇。 封裝可靠度:Dam-and-Fill 圍堰填充可保護裸晶與金線,而膠材流變性、填料比例及熱膨脹係數匹配是降低應力的關鍵。 量產良率:多顆裸晶與大量打線會放大整板失效風險,必須在固晶、打線及封裝前設置分段檢測。 隨著可穿戴裝置、微型感測器、醫療晶片及 Mini/Micro LED 顯示產品持續小型化,傳統 BGA、QFN 等帶外殼封裝元件,容易受封裝本體體積、寄生電容與熱阻限制,難以滿足更高密度與更薄結構的需求。 板上晶片(Chip-on-Board,COB)技術直接省去標準封裝外殼,把未封裝裸晶固定在基板上並完成電路連接,可大幅縮減整體尺寸,已成為微型電子設備的重要製程方案。然而,COB 同時把半導體固晶、打線與封裝可靠度問題集中到 PCB 上,每一道製程都需要精準控制。......
Jul 27, 2026
組裝技術
迴流焊溫度曲線:階段、溫度曲線與優化指南
SMT 回流焊溫度曲線指南 在表面貼裝技術(SMT)中,熱管理是決定電路板成品良率的關鍵。精準的 回流焊溫度曲線直接影響每個焊點的機械強度與電氣可靠性。溫度曲線的微小偏差—僅幾度或幾秒—都可能導致板子失效、內部氣孔或元件熱損壞。 本指南將涵蓋: 回流焊溫度曲線定義及其對 SMT 組裝的重要性 回流曲線四個階段:預熱、浸泡、回流峰值、控制冷卻 無鉛焊錫的升溫速率、峰值溫度與液相時間(TAL)建議 PCB 熱容量、銅箔平面與元件密度對回流曲線的影響 使用熱電偶進行回流曲線測量、驗證與優化的方法 常見回流焊缺陷:氣孔、冷焊、墓碑效應、PCB 翹曲 穩定 SMT 良率與可靠生產的最佳實務 回流焊溫度曲線概覽 階段 典型溫度範圍 持續時間 / 升溫速率 預熱 室溫 → 150°C 1–3°C/sec 浸泡 150°C–200°C 60–120 秒 回流峰值 230°C–250°C 45–90 秒(液相時間 TAL) 冷卻 峰值 → 室溫 -2 至 -4°C/sec 什麼是回流焊溫度曲線? 回流焊溫度曲線是 PCB 通過回流爐時的預定控制溫度集合,定義板子升溫速度、保持時間與冷卻速度。 為何回流曲線對 SMT......
Jun 08, 2026
組裝技術
如何使用焊錫膏:鋼板、針筒與烙鐵方法
重點摘要:如何使用錫膏 錫膏必須在元件放置之前塗佈,並使用控制好的加熱曲線回流。 使用模板印刷提供最穩定可靠的結果。 手工方法(針筒或烙鐵)僅適合低密度或維修作業。 錫膏是現代電子裝配的基礎。簡單來說,它是微小錫球與助焊劑混合形成的乳狀物。不同於傳統線錫,它在元件放置前塗佈,作為臨時黏著劑,熔化後形成永久電氣連接。 正確使用極為重要,因為大多數 SMT 缺陷,例如橋錫、冷焊或元件移位,都是由於錫膏量不足或操作不當造成。JLCPCB 使用自動噴印與 3D SPI(錫膏檢測)確保品質。 在模板上塗佈錫膏 開始前:如何選擇與準備錫膏 在使用針筒前,請確保材料正確且已準備好使用。 如何選擇適合的錫膏 不同錫膏性質不同。一般 SMT 作業,SAC305 (Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5) 是無鉛組裝標準。如果是低溫維修作業,可選用鉛錫膏 (Sn63/Pb37),操作簡單但有健康風險。 還需選擇適合的顆粒大小(Type): Type 3:大部分元件標準用 Type 4:更細粉末,適用於小元件(0402 或更小) 備註: JLCPCB SMT 組裝通常使用 Type 4 無鉛錫膏,適合細間距元件,確保模板......
Jun 08, 2026
組裝技術
BGA 焊接詳解:流程、工具與最佳實務完整指南
隨著電子元件在更小的封裝中需要更多的腳位數量,業界對球柵陣列(BGA)依賴日益增加。 BGA 是一種表面黏著封裝,使用元件底部的一系列微小焊球,而非傳統的引線,來與印刷電路板(PCB)連接。由於這些焊點隱藏在封裝本體下,無法進行標準的目視檢查。這使得 BGA 焊接成為表面黏著技術(SMT)中極為關鍵且複雜的工序。 對於 PCB 設計師和工程師而言,掌握這種組裝方法對於可靠的良率至關重要。把這篇文章當作你的完整 BGA 焊接教程。 本指南涵蓋完整的 BGA 焊接流程,從回流焊基礎到所需驗證工具。 什麼是 BGA 焊接? 如果你想知道什麼是 BGA 焊接,它指的是將球柵陣列元件附著到印刷電路板(PCB)上的特定過程。與使用引線的傳統元件不同,BGA 封裝焊接依賴熔化元件底部精確排列的微小焊球,以形成與 PCB 的電氣與機械連接。 BGA 封裝結構 BGA 是一種表面黏著封裝,使用 BGA 焊球陣列——通常為共晶 Sn63Pb37 或無鉛 SAC305——作為元件與 PCB 之間的接口。BGA 不使用周邊脆弱的引線,而是利用元件整個底面來連接,最大化可用空間。 現代電子產品廣泛使用 BGA 封裝的原因 ......
Jun 08, 2026
組裝技術
打線接合與覆晶技術:半導體封裝的主要差異
在快速發展的半導體封裝領域中,打線接合與覆晶技術之間的選擇不僅僅是一項機械決策——它是一個策略性的轉折點,決定了您產品的效能、散熱極限和利潤底線。 您是在尋找傳統互連技術那具有成本效益的可靠性,還是您的應用需要現代覆晶架構所具備的高 I/O 密度和卓越的訊號完整性? 在這份全面的指南中,我們將藉鑑多年的高階封裝工程經驗,為您剝離複雜性。我們將深入探討打線接合和覆晶技術的結構力學、成本取捨以及電氣特性。 在本文結束時,您將擁有一張清晰、有工程依據的路線圖,來判斷打線接合或覆晶技術哪一個符合您的特定設計要求和市場目標。 打線接合 vs 覆晶:主要差異 打線接合依賴使用細金屬線(金、銅或鋁)進行周邊連接,而覆晶技術則是將晶粒「翻轉」使其正面朝下,透過分佈在整個晶片表面的導電「凸塊」直接連接到基板。 下表提供了一個高層次的技術比較,幫助您區分這兩大半導體封裝支柱: 特點 打線接合 覆晶 互連方法 細金屬線迴路(金、銅、鋁) 焊料凸塊或銅柱 連接類型 周邊式(通常在邊緣周圍) 面積陣列(整個晶粒表面) I/O 密度 有限(較低的引腳數) 高(單位面積最大 I/O 數) 訊號完整性 較高的電感(由於線長) 低......
Jun 08, 2026
組裝技術
選擇合適電路板清潔劑的全面指南
簡介 在電子產品維護領域,選擇合適的電路板清潔劑對於確保最佳效能、使用壽命和可靠性至關重要。無論您是經驗豐富的技術人員還是DIY愛好者,了解如何選擇和使用正確的清潔劑,都能對電子元件的健康狀況產生顯著影響。 選擇合適的電路板清潔劑 面對琳瑯滿目的選擇,挑選合適的電路板清潔劑可能令人卻步。以下是一個逐步指南,幫助您做出明智的決定: ⦁ 檢查相容性:確保清潔劑可安全用於PCB和電子元件。尋找標示為對敏感電子產品安全的清潔劑。 ⦁ 污染物類型:考慮您需要去除的污染物類型。不同的清潔劑配方針對特定物質,如助焊劑殘留、油脂或一般污垢。 ⦁ 不導電配方:選擇不導電的清潔劑,以防止短路和損壞電子元件。 ⦁ 無殘留:選擇揮發快且不留下殘留物的清潔劑。殘留物會干擾電氣訊號並導致長期問題。 ⦁ 易於施用:評估施用方法。氣霧噴罐、擦拭布或浸泡液各有其優缺點,取決於施用場景。 ⦁ 安全性與環境影響:考慮清潔劑的安全面向,包括毒性等級和環境影響。尋找符合安全標準的清潔劑。 ⦁ 使用者評價與推薦:閱讀其他使用者和專業人士的評價,以評估清潔劑的有效性和可靠性。 透過仔細考量這些因素,您可以選擇一款不僅滿足清潔需求,還能保護電子......
Jun 02, 2026
組裝技術
焊膏與助焊劑:關鍵差異、用途及如何選擇以實現完美焊接
將電子電路轉變為可運作裝置的製造過程,在很大程度上依賴於 PCB 組裝。助焊劑和錫膏是此程序的基本組成部分。作為一名電子愛好者、工程師、學生或專業人士,您需要了解它們的作用,以及它們如何有助於成功的 PCB 組裝。 什麼是錫膏? 錫膏是 PCB 組裝 中使用的一種關鍵材料,它有助於將電子元件附著到電路板上。它是精細粉末狀焊料合金與助焊劑的混合物。焊料合金通常由錫和鉛或其他無鉛替代品的組合構成。錫膏中的助焊劑成分負責去除金屬表面的氧化物,並促進形成牢固可靠的焊點。 錫膏在組裝過程中扮演著至關重要的角色,因為它提供了元件附著的媒介。它作為一種臨時黏合劑,在迴流焊過程中將元件固定到位。此外,錫膏確保了焊點的正確潤濕和接合,從而有助於 PCB 的整體可靠性。 什麼是焊劑? 焊劑 是一種 化學化合物,在焊接中用於去除待接合金屬表面的氧化層。它透過促進熔融焊料的流動和附著力來為焊接做好表面準備。焊劑還有助於防止在焊接過程中形成新的氧化物。 市面上有不同類型的焊劑,包括松香基焊劑、水溶性焊劑和免清洗焊劑。每種類型都有其自身的特性,並根據具體的組裝要求和製程來選擇。焊劑在確保焊點的正確潤濕和接合、提高組裝的整體品......
Jun 02, 2026
組裝技術
關於焊錫絲你需要知道的一切
拉丁字 solidare 意為「使堅固」,這就是焊料(solder)一詞的起源。為了連接兩個金屬部件,這種合金因其低熔點而被使用。焊料是一種用於固定物品的材料,基本上我們可以說是將導線和引腳元件連接在一起。焊接 被視為電子領域中將元件組裝到裸板 PCB 上的一項技能。所使用的焊線對焊接專案的成敗有著重大影響。 它由合金組成,主要以錫和鉛為基礎。在 ROHS 法案/無鉛系統下,現今市場上已有無鉛焊料可供選擇。本文討論了在選擇焊線時應考慮的各種因素,不論您是業餘愛好者還是專業人士。 什麼是焊線? 透過熔化這種合金,可以在兩條導線之間形成合適的接點。雖然這並非真正的焊接。我們可以再次加熱以將它們分開。電子元件透過焊料牢固地固定在 PCB 基板上。它就像一種結締組織。它有各種助焊劑類型、直徑和成分,所有這些都針對特定用途進行了最佳化。焊線有多種粗細可供選擇,選擇方式如下: 0.3–0.5 mm: 用於精細間距元件和手工 SMD 焊接。 0.6–0.8 mm: 用於一般用途的焊接應用。 1 mm 及以上: 用於大型連接器,特別是在電力電子領域。 如何選擇完美的焊線: 在消費者可用的眾多焊料類型中,焊線 是最......
May 20, 2026
組裝技術
無鉛銲料與含鉛銲料:有何不同?
大多數電子設備都使用焊料將元件連接到 PCB 上。焊接的過程是,當焊料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以是在焊盤之間或導線之間。焊接與焊接不同,我們可以透過稍微加熱來重新連接兩個接點。雖然在進行焊接步驟後需要進行固化和冷卻,但如果在冷卻過程中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種 焊料: 含鉛焊料 無鉛焊料 焊料的經典成分是錫和鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於健康和環境問題日益增加,人們已經大幅轉向遠離含鉛焊料,這些焊料曾經是標準。在本文中,我們將了解為什麼無鉛焊料已經超越了含鉛焊料。我們將介紹成分差異、熔點和法規標準。 什麼是含鉛焊料? 含鉛焊料是一種含有鉛和錫的焊料合金。含鉛焊料通常被稱為 63/37,這是錫和鉛的比例。這意味著它含有 63% 的錫和 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛焊料呢?為什麼它們如此受歡迎?答案是因為它們的低熔點約為 185°C。這種焊料曾經是標準的原因有很多: 冷卻和固化: 含鉛焊料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點開裂的可能性,也不會有乾焊等問題。 潤濕接點: 潤濕接點意味著使將要焊接的兩根導線更有效。這意味著給它們額外的黏附力。使用這種......
May 20, 2026
組裝技術
為您的 PCB 組裝選擇合適的焊膏
選擇焊膏至關重要,我們在挑選時可以遵循一些準則。助焊劑殘留、合金強度、合金柔韌性、空洞控制、潤濕性能以及其他性能指標的差異,都可能產生重大影響。在 PCB 組裝中,焊膏是一種具黏性的導電介質,用於連接兩種金屬;在電子領域,我們可以說是連接兩條導線或兩個元件的引腳。焊膏的選擇可能決定一次無縫且零錯誤的生產,或是導致昂貴的重工或產品問題。簡單的焊膏需求應涵蓋: 品質: 選擇最適合您的設計、材料與加熱方式的焊膏。 產能: 使用能夠實現更快、更有效加熱與印刷的焊料。 成本: 在材料之間取得平衡,以降低整體製造成本。 本完整指南將涵蓋為 PCB 組裝選擇最佳焊膏所需知道的一切,包括焊膏類型、助焊劑成分、粉末粒徑以及重要的產業標準。 什麼是焊膏? 焊膏是由助焊劑與粉末焊料合金混合而成的黏稠物質,可用於 PCB 網版或鋼板印刷。加熱(回焊)時,焊料顆粒熔化,在 PCB 焊墊與元件引腳之間形成堅固且導電的連接。 焊膏的基本組成: 金屬粉末合金(重量占比 92–96%)與助焊劑(重量占比 6–10%)。 以下提供合金與助焊劑類型的詳細清單。由於某些合金含鉛,我們已撰寫一篇關於無鉛與含鉛焊料優缺點的完整文章。 依合金......
May 20, 2026
組裝技術
電子焊接套件:初學者必備工具指南與使用方法
如果你正準備踏入電子領域,焊接是你必須掌握的基本技能之一。這是一種將電子元件透過焊料(加熱即熔化的金屬合金)固定到印刷電路板(PCB)上的製程。入門時,你需要一套電子焊接工具組。 但它到底包含哪些工具?本指南將帶你全面了解電子焊接工具組的必備工具與高效使用方法。 1. 什麼是電子焊接工具組? 電子焊接工具組是一套讓任何人都能將電子元件焊接到印刷電路板(PCB)上的工具與材料。不論是專業人士、玩家或初學者,都能靠它快速開始製作或維修電子設備。 焊接工具組的主要目的,是讓以下工作變得簡單又經濟: ⦁ 在 PCB 上組裝元件。 ⦁ 修復連接問題。 ⦁ 打造個人專屬的電子專案。 ⦁ 電子焊接工具組裡有什麼? 2. 重要工具: 一般電子焊接工具組通常包含以下關鍵工具: ⦁ 烙鐵:任何焊接作業都少不了烙鐵。這支手持加熱工具能熔化焊料;部分機型還可調溫,適用各種焊接需求。 ⦁ 焊錫:焊錫是連接元件與 PCB 的金屬合金,通常做成線材,有含鉛與無鉛等類型。 ⦁ 吸錫器:初學難免出錯,吸錫器能輕鬆移除焊料,方便修正。 ⦁ 鑷子:處理電阻、電容或 SMD 等小零件時必備。 ⦁ 海綿或銅絲清潔球:保持烙鐵頭乾淨才能焊得......
May 15, 2026
組裝技術
BGA PCB設計與組裝實戰:從佈局到良率的全流程避坑心得
致力於BGA PCB設計與產線組裝多年,踩過無數坑才摸透核心規律:前期設計只要有瑕疵,後端組裝再怎麼優化調校,良率都根本提不上來,這是靠實際產線數據與返修案例堆出來的結論。 一、焊盤選型:NSMD與SMD怎麼選才實用 BGA焊盤設計只有兩個方向,沒有複雜的理論套路,全看實際應用場景: NSMD(非阻焊定義焊盤):焊盤邊緣不覆蓋阻焊漆,為目前高速數位電路的首選方案。其優勢在於,焊盤尺寸一致性良好,焊接時焊球能包覆焊盤側面,機械連接強度更高,适配高速訊號的穩定性要求。 SMD(阻焊定義焊盤):焊盤邊緣被阻焊漆覆蓋,看似焊盤固定更牢靠,但熱應力會集中在焊盤邊緣,且有效焊接面積更小,基本不會被高速電路採用。 圖1. BGA 封裝與 PCB 焊盤設計剖析圖 二、孔內置盤(Via-in-Pad):微距BGA的必選方案 現在BGA間距(Pitch)越做越小,常見有0.5mm甚至更細的間距,傳統的“狗骨頭(Dog-bone)”式引出佈線根本放不下,孔內置盤成了唯一選擇。 該工藝的核心難點在過孔塞孔與電鍍平整度:塞孔不平整、內部殘留氣體,回流焊時焊球排氣不順,直接會產生大量空洞,後期返修極難處理。 三、BGA焊接:......
May 15, 2026
組裝技術
電子產品中的助焊劑酸性物質
簡介 助焊酸(Flux acid)在電子製造過程中至關重要,特別是在印刷電路板(PCB)的組裝中。這種基本化學化合物能清潔並為金屬表面做好焊接準備,確保元件與 PCB 之間形成堅固可靠的連接。本文將探討助焊酸在電子領域的價值,包括其種類、用途以及在 PCB 組裝中的最佳使用實踐。 什麼是助焊酸? 在焊接過程中,助焊酸是一種化學劑,用於清潔並去除金屬表面的氧化物,從而改善元件與 PCB 之間的附著力。在電子製造中,焊點的強度至關重要,助焊酸能確保這些焊點不受污染物影響,提供一個乾淨的表面讓焊料附著。該酸有助於溶解可能阻礙焊接過程的氧化物和其他雜質,確保形成堅固可靠的連接。 助焊酸的種類 PCB 製造中使用多種助焊酸,每種都適用於特定的應用和環境。了解這些類型之間的差異對於選擇適合您製程的助焊劑至關重要。 ⦁ 松香型助焊酸 松香型助焊劑源自松脂,是電子製造中最常用的類型之一。對於一般用途的焊接,它在焊接過程中提供出色的清潔和保護作用。然而,焊接後可能需要清潔以去除殘留物。 ⦁ 水溶性助焊酸: 水溶性助焊劑設計用於易於清潔,焊接後可用水沖洗。它具有高活性,能有效去除氧化物,適用於需要強力清潔作用的更具挑......
May 09, 2026
組裝技術
封裝的戰場:SMD vs Through Hole 深度實戰與組裝策略
電子技術的不斷演進,其核心邏輯就是一場逐步去除導腳、推動元件向微型化發展的「去導腳化」變革。伴隨設備集成度持續提升,空間利用率與電路精密度成為設計重點,也讓這項轉變成為產業發展的必然趨勢。 一、物理屬性的博弈:錨點與懸浮的對決 1. Through Hole Components (THT) 通孔插件元件(THT)的核心價值,在於其優異的物理連接強度。元件導腳穿過PCB的板體通孔(Vias),其固定原理類似水牆面安裝膨脹螺栓,穩固性極佳。 應用範例:工業機器手臂等高振動環境、功率超過500W的電力變壓器等高負載設備,或是USB-C、電源插座等需頻繁插拔的接口處,通孔PCB安裝帶來的機械強度,目前無法通過粘合劑或焊料單獨實現替代。 成本:每根導腳均需佔用一個通孔,導致PCB內層與底面的佈線空間被壓縮,這在現代高密度多層PCB設計中,會造成較大的空間資源浪費。 2. Surface Mount Components (SMD) 表面貼裝元件(SMD)採用直接貼裝於焊盤的方式,無需穿透PCB表面,因此能最大限度提升電路板正反兩面的元件集成密度。 應用範例:即便最精密的01005等微型封裝,肉眼也無法辨識......
May 06, 2026
組裝技術
產線的數據憲法:PCB BOM 管理規範與零件供應鏈避險實務
在現代製造業複雜的生態系統中,物料清單(BOM)管理系統是貫穿所有這些系統的「數據基礎」。它並非一個孤立的模組,而是企業資料流的來源和樞紐。一個結構清晰、版本控制精確、格式統一的BOM是精實生產、精準成本控制、敏捷供應鏈協作以及最終企業數位轉型的基礎。 一、規格與MPN的困境 指零件編號 (MPN) 是高品質PCB的物料清單 (BOM) 中唯一真正能體現品質的參數。10μF 0603不同電容器,其回流焊接溫度、直流偏壓、等效電感 (ESL) 也可能存在差異。元件的相容性問題會進而導致高速訊號電路中的電磁幹擾現象。 工程師的黃金法則:在管理印刷電路板BOM時,MPN應永遠放在第一位。如果MPN正確,即使後續的規格有誤,也可以透過工廠的交叉驗證來修正。反之,如果沒有MPN,無論規格多麼詳細,都只是推測而已。 二、BOM Scrubbing:產線開跑前的「排雷」行動 將 BOM PCB assembly文件交付給組裝廠後,廠方資深工程師會進行一項關鍵工序:BOM Scrubbing(數據清洗)。這是決定 PCBA 直通率(Yield Rate)的最後防線。 資料缺失通常有三個原因: 1.指定衝突:PCB......
Apr 29, 2026
組裝技術
穿孔元件與表面貼裝元件:優點、缺點、PCB 設計與組裝的權衡
在設計 PCB 時,工程師必須在插件元件與表面貼裝元件(SMD)之間做出選擇。這個選擇直接影響電路板尺寸、組裝成本、機械可靠度與電氣性能。了解插件與 SMD 的關鍵差異,有助於設計者同時優化可製造性與長期可靠度。 在現代 PCB 製造中,兩種技術都被廣泛採用。許多設計採用混合技術:高密度電路使用 SMD,而連接器或大功率零件則使用插件元件——這種做法已被 專業 PCB 組裝服務 如 JLCPCB 完整支援。 插件與表面貼裝元件:關鍵差異總覽 比較面向 插件元件 表面貼裝元件(SMD) 安裝方式 引腳插入鑽孔並於另一側焊接 元件直接焊接於 PCB 表面焊墊 PCB 鑽孔需求 需要鑽孔 無需鑽孔 元件尺寸 體積大、重量重 體積小、重量輕 電路密度 密度較低 高密度,可雙面置件 組裝製程 多為手插或波焊/選擇焊 全自動 SMT 貼片 + 回焊 組裝速度 較慢 高速、大量生產 製造成本 人工與鑽孔成本高 大量生產時成本較低 機械強度 機械固定強,耐高應力 無強化時機械強度較弱 耐震與抗衝擊 優異 中等(取決於焊點設計) 維修與重工 易於手焊與更換 困難,需熱風或重工站 訊號完整性 長引腳產生寄生效應 短引......
Apr 27, 2026
組裝技術
電子焊錫助焊劑:用途、可解決的缺陷與最佳實務
在電子領域中,電路板的可靠性與效能至關重要。影響這些電路板品質的關鍵因素之一,便是電子焊錫助焊劑的使用。 本文將全面介紹電子焊錫助焊劑在電路板組裝中的角色,探討其定義、優點、應用方法、常見問題與解決方案,以及如何為您的專案選擇合適的助焊劑。 什麼是電子焊錫助焊劑? 電子焊錫助焊劑是一種在焊接過程中使用的化學劑,用於清潔並準備待接合的金屬表面。其主要目的是去除表面的氧化物與其他汙染物,確保焊點強固可靠。電子焊錫助焊劑有多種類型,包括松香型、水溶型與免清洗型,各自適用於不同的應用與環境。 松香型助焊劑廣泛應用於傳統焊接,具備優異的除氧化物性能。水溶型助焊劑則在焊接後易於清潔,特別適合高可靠性應用。免清洗型助焊劑設計為殘留極少,多數情況下無需清洗。 電子焊錫助焊劑在 PCB 組裝中解決了哪些問題? 在 PCB 組裝中,多種常見焊接缺陷可能影響可靠性。電子焊錫助焊劑透過以下方式解決這些問題。 使用電子焊錫助焊劑可帶來多項關鍵優點,提升焊接過程與焊點品質,包括: 1. 提升焊錫流動性與附著力 電子焊錫助焊劑改善焊錫的潤濕性,使其順利流動並更有效地附著於金屬表面,形成更強固可靠的連接。 2. 減少氧化 焊接過......
Apr 27, 2026
組裝技術
探索 PCB 組裝中迴焊與波峰焊的差異
在 PCB 組裝製程中,波峰銲與回銲是兩種常見的銲接製程,但依情境不同,銲接方式的選擇也會有所差異。這兩種銲接製程有何不同? 波峰銲的原理與應用 波峰銲是一種批次式 PCB 銲接製程,主要用於銲接插件元件(THD)。波峰銲製程包含四個步驟:助銲劑噴塗、預熱、波峰銲接與冷卻。 1. 助銲劑主要用於去除板面氧化物,降低表面張力、提升熱傳導,使銲接更順利。 2. 預熱:PCB 通過熱通道進行預熱並活化助銲劑。 3. 波峰銲接:隨溫度升高,銲料熔化成液態形成波峰,使元件牢固結合於板面。 4. 冷卻:波峰銲接依溫度曲線進行,當溫度達到峰值後隨之下降,稱為冷卻區。 波峰銲進程 波峰銲的優缺點: 優點 銲接速度快:波峰銲因速度快,適合大規模、高密度電子元件的銲接。 銲點品質穩定:銲點牢固可靠,適合航太等對銲接品質要求高的應用。 適合高可靠度連接:對於需要高可靠度連接與電性表現的應用非常理想。 缺點 熱應力影響:銲接產生的熱應力可能影響敏感元件。 複雜 PCB 銲接挑戰:因需將整片板子暴露於熔融銲料波峰,對複雜 PCB 可能不理想。 回銲的原理與應用 回銲是將電子元件連接至 PCB 的常見製程。原理是將預塗銲膏的......
Apr 27, 2026
組裝技術
SMD - 以表面黏著元件革新 PCB 技術
表面黏著元件(SMD)指的是可直接安裝在 PCB 表面、無需鑽孔的 電子元件,相較於傳統的穿孔插裝方式,這項技術徹底改變了電子產品的製造模式,使設備更小、更緊湊,同時提升可靠度並降低生產成本。 本文旨在概述 SMD 技術及其在 PCB 製造中的重要性。我們將說明何謂 SMD、相較於傳統穿孔技術的優勢,以及其製造流程;並探討 SMD 元件的各種應用,包含 SMD LED 在顯示與照明中的使用。此外,透過與傳統穿孔技術的比較,說明 SMD 技術為何在 PCB 製造中日益普及。 SMD 是什麼的縮寫? SMD 是「表面黏著元件」的縮寫,這類電子元件可直接安裝在印刷電路板(PCB)表面,無需傳統的穿孔插裝。SMD 元件通常比穿孔元件小得多,可實現更高的元件密度與更緊湊的電子產品。 SMD 元件形狀與尺寸多樣,涵蓋電阻、電容、電感、二極體與電晶體等。常見規格包括 0805、0603、0402 的電阻與電容,以及 SOT-23、SOT-223 的電晶體。 SMD 元件的優勢 相較於傳統穿孔元件,SMD 元件具備多項優勢: 體積更小、元件密度更高:SMD 元件尺寸遠小於穿孔元件,可在有限空間內放置更多元件,使設......
Apr 27, 2026
組裝技術
電路板最佳銲料
簡介 焊接是電子領域的必備技能,對於在電路板上建立可靠的電氣連接至關重要。選擇合適的焊料類型並了解影響焊接品質的各種因素,是獲得耐用且高效成果的關鍵。本文深入探討電路板的最佳焊料,涵蓋焊料類型、焊接技術,以及溫度控制、助焊劑類型和環境影響等重要考量。 焊料類型 在焊接電路板時,有多種焊料可供選擇,每種焊料都有其獨特特性與應用: ⦁ 含鉛焊料: 傳統上,由錫與鉛組成的含鉛焊料因其熔點低、導電性佳而被廣泛使用。然而,鉛的使用對環境與健康構成風險。 ⦁ 無鉛焊料: 隨著 RoHS(有害物質限制指令)的實施,無鉛焊料已成為多地區的標準。無鉛焊料通常含有錫、銅與銀,提供安全的替代方案,同時保持良好的導電性與可靠性。 ⦁ 含助焊劑芯焊料: 含助焊劑芯焊料將助焊劑整合於焊線內部,簡化焊接流程,無需額外塗抹助焊劑。此類焊料可提升潤濕性,並有助於清除焊接表面的氧化物。 ⦁ 助焊劑類型 助焊劑是焊接中的關鍵成分,有助於清潔表面並提升焊料流動性。主要助焊劑類型有三種: ⦁ 松香助焊劑: 松香助焊劑源自松樹樹脂,因其優異的清潔特性而廣泛應用於電子領域。依活性程度不同,常見類型包括 R(松香)、RMA(弱活性松香)與 RA......
Mar 30, 2026
組裝技術
PCB 焊接基本技術與概述
焊接是指使用一種熔點比其他金屬低的金屬(稱為焊料)來連接金屬元件。焊接在電子產業中至關重要,是連接電子元件的主要方法。根據品質與熔點的不同,焊接材料有多種類型。最常見的組合是錫或鉛金屬合金,再混入銀或黃銅。烙鐵會將焊料熔化,使其像膠水一樣用來連接兩個部件。焊料冷卻並硬化後,這兩個部件就成為一個單一元件。 PCB 焊接是將電子元件透過可熔金屬合金(焊料)固定到 PCB 上。加熱時焊料熔化,冷卻後在元件引腳與 PCB 焊墊之間形成牢固的電氣與機械連接。正確的焊接可確保元件牢固附著,且電氣連接可靠。本文將探討通孔 PCB 焊接的基礎知識,涵蓋必要技術、工具與技巧,協助你完成乾淨且有效的焊點。參考我們的 SMT 元件與焊接詳細指南。 焊接技術的種類? 焊接 PCB 的方法有多種,大致可分為兩種技術:硬焊與軟焊。讓我們比較這兩種技術。 1. 什麼是軟焊? 軟焊用於將小型元件固定到較大的 PCB 上,也是最常見的焊接方式。與其直接將元件熔化到 PCB,不如使用填充金屬(通常是錫鉛合金)將元件黏合到電路板。這種合金在焊接過程中充當元件與電路板之間的結合劑。 2. 什麼是硬焊? 硬焊能形成更堅固的結合,使用實心焊......
Mar 30, 2026
組裝技術
如何為您的 PCB 專案選擇合適的焊台
對於 DIY 電子玩家來說,烙鐵是最常用的工具。若你是靠維修電子電路維生的專業人士,就該挑選一支用起來順手又可靠的烙鐵。就像畫家有最愛的畫筆、作家有最愛的鋼筆,創客也有自己最順手的烙鐵。有人需要內含支架、熱風拆焊與精準溫控的完整工作站,也有人只想找一支便宜卻堪用的烙鐵。遇到焊點堆積較高的接點時,可能還得動用焊槍。 本文將比較五款知名的焊台:Siron 936A、Bakon 90W BK90、Hakko FX951、Hakko FX888D 與 Soldron 938,涵蓋中階到高階機種。透過功能、性能與應用情境的對照,協助你挑出最合適的機型。不過在開始前,我們得先了解焊台的組成:烙鐵、PID 溫控器、控制主機與顯示器。中階設備就足以展開電子專案,而上述五款焊台各有獨到之處。 每個品牌與型號的特色各異,篩選時往往令人眼花撩亂,甚至愈看愈迷惘。我真的需要溫控嗎?新款烙鐵與二手舊款差在哪?功率要多少才夠?讓我們一步步解開這些謎團。 為何該買「可溫控」的烙鐵? 進行電子作業時,烙鐵尖端的溫度必須可控。具備溫控的烙鐵能大幅降低燒壞零件或 PCB 的風險,同時讓焊點更穩固可靠。本文自動排除汽車百貨店裡那些廉價......
Mar 30, 2026
組裝技術
一站式 PCB 組裝解析:完整與部分流程及其優勢
一站式 PCB 組裝(Turnkey PCB Assembly)提供從設計到生產的流暢途徑,由同一家服務商負責元件採購、PCB 製造、組裝與品質控管。對於面臨交期冗長、BOM 管理複雜或需反覆與多家供應商溝通的團隊而言,一站式方案可消除這些瓶頸,大幅降低生產延遲風險。 將採購與組裝整合為單一流程後,一站式 PCB 組裝能加快原型製作、提升量產可靠性,並降低整體製造成本。 本指南將說明一站式 PCB 組裝的運作方式、何時選擇全包或半包方案,以及如何藉此縮短上市時間並交付高品質電路板。 1. 什麼是一站式 PCB 組裝? 當最具創新力的中小企業與新創公司需要利用印刷電路板(PCB)時,往往面臨庫存大量不同元件並建立內部團隊的難題。一站式 PCB 組裝 是高效且具成本效益的組裝方案,可在最短交期內完成新產品電路板的製造與測試。 這些生產商通常大量製造特定元件,但僅能銷售給原始製造商。如此一來,小型公司便能專注於行銷等事務,同時產品在外部以自家品牌生產。就 PCB 組裝而言,一站式組裝是指供應商全權處理專案所有環節,包含採購零件與組裝 PCB。 一站式 PCB 組裝提供的服務: ⦁ 快速原型組裝 ⦁ 全包......
Mar 30, 2026
組裝技術
SMT 與插件式:哪一種 PCB 組裝方式最具成本效益?
在電子製造領域,效能與成本取決於選擇正確的組裝方式。在眾多可行方案中,表面黏著技術(SMT)與穿孔插件技術(THT)是兩種最常用於 PCB 組裝 的方法。這兩種技術可單獨使用,也可混合搭配於某些產品中。看似微小的差異,卻會影響電路板設計、所用材料與製程、散熱能力,以及相關的人工與設置成本。 ⦁ 全 SMD:PCB 可在單面或雙面貼裝元件。 ⦁ 混合式:當某些元件無法以 SMD 形式取得時經常採用。製程步驟多,是最複雜的組裝類型,同時結合 SMD 與穿孔元件。 ⦁ 全 TH:原型製作或測試大量依賴此方式。元件可置於 PCB 單面(單面板)或雙面(雙面板)。 兩者各有優勢,適用情境也不同。本文深入比較 SMT 與穿孔插件,協助採購專家與設計工程師做出明智決策。然而,從經濟面來看,最終選擇仍取決於各種技術與財務因素。 1. 標準銲接技術: 表面黏著技術(SMT):表面黏著元件(SMD)通常佔位面積小,可實現更小的設計與高密度布局。利用自動取放機,將元件直接置於印刷電路板表面。 穿孔插件技術(THT):元件引腳先插入 PCB 預鑽孔,再銲接固定。反面可採用波峰銲或手工銲接。常用於需承受機械應力的元件、大型......
Mar 30, 2026
組裝技術
SMT 組裝流程詳解與設備介紹:PCBA 製造逐步指南
今日的高效能電子產品——從口袋大小的智慧型手機與 IoT 感測器,到精密的工業控制系統——都仰賴一項製造奇蹟:表面貼裝技術(SMT)。SMT 是電子製造的骨幹,讓我們得以實現驚人的元件密度與微型化。 一塊裸板只是基材。將其轉變為功能電路的流程稱為印刷電路板組裝(PCBA)。本文針對工程師、設計師與採購專家,提供 SMT PCB 組裝流程的詳細技術說明,讓您了解如何實現高品質、高可靠性的 PCBA。 SMT 流程由一連串高精度步驟組成,第一階段的錯誤可能導致最終災難性失效。 SMT 組裝基本步驟 第一階段:組裝前準備與焊膏印刷 統計上,絕大多數 SMT 缺陷都可追溯至此初始階段。此處的精度不只是建議,而是高良率量產的強制要求。 A. 資料準備與 DFM(可製造性設計)檢查 在任何板子進入 SMT 產線前,必須先產生數位藍圖,這遠不止 Gerber 檔案。完整的資料包需包含: ● BOM(材料清單):列出每顆料、製造商料號(MPN)與板上的位號。 ● 取放檔:純文字檔,列出每顆元件的 X-Y 坐標、方向(旋轉角度)與板面。 這些資料會匯入自動化 DFM 檢查軟體,在設計錯誤變成昂貴實體問題前先行攔截。......
Mar 30, 2026
組裝技術
為什麼 63/37 銲料在原型製作中備受青睞
提到焊接電子元件時,最常見的合金名稱就是 63/37。它其實就是 63% 錫與 37% 鉛的組合,也就是所謂的 63 37 含鉛銲錫。沒錯!至今我們仍在使用鉛,但為什麼焊接時需要它?本文將為您解答。儘管銲錫材料不斷推陳出新,混合銲料仍被廣泛使用。我們將探討這種合金的共晶組成如何賦予它 183°C 的精確熔點,使操作可預測,並在原型製作中表現出色。由於能夠承受反覆重工與迭代,此合金在開發與測試階段仍不可或缺,儘管 RoHS 法規限制其在消費性商品中的使用。本文將深入說明工程師與學生為何偏愛 63/37 銲錫進行原型製作。焊接工具同樣重要,我們已撰寫了相關綜述文章。 什麼是 63 37 含鉛銲錫? 組成與共晶行為: 63 37 銲錫的最大特色就是其共晶特性。此合金在 183°C 時直接由固態轉為液態,不會進入半固態糊狀區,而這正是無鉛銲料的特徵。共晶行為帶來均勻的潤濕與流動,使焊點快速且可靠。此合金能將熱應力降至最低,無論在原型製作還是重工過程中,都能提供穩定的焊接效果。 常見型態與助焊劑選擇: 63 37 銲錫材料有三種型態:含助焊劑或不含助焊劑的銲錫絲、銲膏,以及用於波焊的銲錫條。三大助焊系統包含......
Mar 27, 2026
組裝技術
如何解決常見的波峰銲接缺陷
波峰焊缺陷 波峰焊製程是 PCBA 元件缺陷的主要來源,在整個 PCBA 組裝流程中可造成高達 50% 的不良率。波峰焊最適合插件元件(將引腳插入電路板鑽孔的元件)。 以下為波峰焊製程中常見問題及其解決方案: 焊點不完整 焊點不完整係指電子元件焊接時焊料未能正確附著於焊點,可能導致焊點強度不足或接觸不良。造成焊接缺陷的因素眾多,如焊接溫度不足、助焊劑過少、焊接時間太短、焊接面髒污等。為避免焊接不良,可採取以下措施: 確保焊接溫度適中,使焊料充分熔化並有效潤濕焊接面。 使用適量助焊劑,提升焊料對焊接面的附著力。 控制焊接時間,確保焊接充分完成但不宜過短。 焊接前清潔焊接面,確保焊點潔淨無污染。 定期檢查焊接品質,及時發現並修補虛焊等問題。 氣孔 排氣問題是波峰焊與手焊常見挑戰。氣孔指焊點內部出現氣體孔洞,可能與焊料表面存在氧化物、油脂或雜質有關,也可能是焊接過程中氣體釋放所致。這些孔洞在焊點表面呈現微小或較大的空洞。 對於插件孔,孔壁銅層厚度至少需 25µm,同時確保焊接面潔淨無氧化物、油脂或雜質。調整焊接參數,如提高焊接溫度與焊料流動性,可減少氣體產生與堆積,有效降低氣孔問題並提升焊接品質與可靠度......
Mar 27, 2026
組裝技術
你需要的 SMD 焊接工具:從初學者到專業人士的完整指南
表面貼裝元件(SMD)是現代電子設備(包括智慧型手機、平板電腦和物聯網系統)中不可或缺的元件。與舊式的插件(DIP)方法不同,後者是將元件插入 PCB 的鑽孔中,手動焊接 SMD 元件可能會很具挑戰性,尤其是對於初學者而言。 現代 PCB 上極小的尺寸和緊密的間距需要高精度,而實現可靠的焊點往往取決於使用最佳的 SMD 焊接工具。工具不足或不當所導致的常見問題包括冷焊、元件橋接、熱損壞,甚至元件遺失,這些都可能讓新手組裝者感到沮喪。 無論您是在製作第一個電子設備,還是僅僅焊接一個 SMD 元件,擁有合適的 SMD 焊接工具對於準確性、可靠性和安全性都至關重要。在本指南中,我們將介紹成功進行 SMD 焊接所需的基本工具。 PCB 組裝必備的 SMD 焊接工具 處理表面貼裝元件需要精確度,尤其是在現代 PCB 上處理細間距元件時。以下 SMD 焊接工具對於初學者和有經驗的製作者來說都是必不可少的,可確保準確放置、可靠的焊點和高效的工作流程。 1. 溫控焊台 具備 ESD 防護的溫控焊台是 PCB SMD 組裝的基礎。與基本的筆式烙鐵不同,它提供穩定且可調的熱量,用於精確焊接微小的焊盤和元件。 主要特點......
Mar 27, 2026
組裝技術
在 PCB 製造流程中使用助焊劑的隱藏優勢
在PCB 製造領域,助焊劑常被忽略,卻扮演關鍵角色。本完整指南旨在揭示助焊劑的重要性與諸多優點。無論您是設計師還是製造商,了解助焊劑的價值都能優化 PCB 製程,產出更高品質的電路板。 什麼是助焊劑 助焊劑是電子焊接過程中的關鍵材料,主要功能是促進焊接。其成分通常包含松香、有機酸與活化劑。加熱時,助焊劑會清潔 PCB 與元件表面,去除氧化層與污染物,並促進熔融焊料的潤濕與擴散,確保良好附著。助焊劑有液態、膏狀或粉狀,可在焊接前與焊接中使用。 助焊劑的功能: 清潔 PCB 助焊劑可去除 PCB 與元件表面的氧化層、灰塵或其他污染物。 強化電子元件的結合力 助焊劑能在焊料與 PCB 及元件表面之間建立強固可靠的結合。 防止雜質與焊點反應 助焊劑可阻止氧化物等雜質與焊點反應,避免結合弱化或產生缺陷。 防止氧化 助焊劑能隔絕空氣,防止金屬表面在焊接過程中氧化。 提升焊料潤濕性 助焊劑降低焊料表面張力,使其更容易流動並潤濕待焊表面。 助焊劑的種類 市面上有多種助焊劑,各有特定優勢。常見類型包括松香助焊劑、水洗助焊劑、免洗助焊劑與含銀助焊劑。選擇時需考量組裝流程、材料相容性及殘留清除需求。以下介紹三大主要類型......
Mar 26, 2026
組裝技術
從裸板到智慧實體:深入剖析 PCB 與 PCBA 的工藝演變及量產邏輯
在電子工程的價值鏈中,PCB(印刷電路板)與 PCBA(印刷電路板組裝)反映了硬體生命週期中兩個截然不同的層面。若將 PCB 比喻為硬體設計的「骨架與神經」,則 PCBA 則是賦予功能的「實體載體」。 對於追求產品快速上市的工程團隊而言,理解 PCB 與 PCBA 之間的轉換機制遠勝於僅僅記憶縮寫。從 Gerber 文件到完整的裝配電路板,這一過程不僅考驗佈線的技術,更需精確掌控材料的物理性質與熱力學行為。 圖1. PCB 裸板與 PCBA 成品的對比視覺化 一、 超越語義的工程界定:區分 PCB 與 PCBA 的必要性 在研發早期階段,這兩者常被混用,但在量產採購及品質控制(QC)層面,PCB 和 PCBA 代表截然不同的供應鏈環節。 PCB (Printed Circuit Board)涉及材料科學(如 FR4、PI)、電鍍與化學蝕刻工藝。關鍵挑戰集中於阻抗容差、層間對位精度以及基材的熱穩定性。 PCBA (Printed Circuit Board Assembly)則涵蓋精密機械組裝、錫膏流變性及高溫固化等複雜工藝。將昂貴的 FPGA、處理器及大量被動元件焊接到上後,方成為完整的裝配電路板......
Mar 25, 2026
組裝技術
如何設定波峰銲接的溫度,以及銲接溫度標準是什麼?
波峰銲接是一種將電子元件插入印刷電路板(PCB)上的孔洞,並利用波峰銲接機產生的熔融銲料波,把元件固定於板上的製程。溫度在波峰銲接過程中至關重要,直接影響銲接品質與效率,因此正確設定波峰銲接溫度極為關鍵。 波峰銲接的溫度 波峰銲接機通常採用輻射加熱進行預熱,常見方式包括強制熱風對流、電熱板對流、電熱棒與紅外線加熱。其中,強制熱風對流被普遍認為是多數製程中最有效的熱傳遞方式。預熱後,PCB 會經過單波(λ 波)或雙波(擾流波與 λ 波)進行銲接;對於通孔元件,通常單波即可。當 PCB 進入銲料波時,銲料流動方向與板子行進方向相反,在元件接腳周圍形成漩渦,產生類似沖洗的效果,清除助銲劑殘留與氧化膜,並在銲料達到潤濕溫度時形成良好潤濕。 影響因素 設定波峰銲接溫度時需考量多重因素,包括銲料熔點、PCB 材質以及所銲接元件的類型。一般而言,波峰銲接溫度應設定在銲料熔點附近並略高,以確保完全熔融並在銲接表面形成良好潤濕,但溫度不可過高,以免損壞 PCB 與元件。 通常,波峰銲接的溫度設定需依據所用銲料類型與設備參數進行調整。調整時建議逐步升溫,同時持續觀察銲接表面顏色變化並記錄溫度變化。一般來說,銲接表面溫......
Mar 10, 2026
組裝技術
微型 SMT 元件的焊膏印刷
在電子製造領域,表面貼裝技術(SMT)徹底改變了元件在印刷電路板(PCB)上的安裝方式。隨著電子設備體積不斷縮小,同時又要求更複雜的功能,對於微型 SMT 元件而言,精確且可靠的焊膏印刷變得至關重要。本文將深入探討微型 SMT 元件焊膏印刷的細節,分析其挑戰、最佳實踐與達成最佳結果的技術。 了解焊膏印刷的重要性: 焊膏印刷是 SMT 組裝流程中的關鍵步驟。它透過鋼網將焊膏沉積到 PCB 上,為回流焊接過程中的元件附著奠定基礎。對於焊盤尺寸更小、間距更緊密的微型 SMT 元件而言,焊膏印刷的準確性與一致性對於確保正確的電氣連接與可靠的功能至關重要。 克服微型 SMT 焊膏印刷的挑戰 由於微型 SMT 元件體積小且間距近,焊膏印刷面臨獨特挑戰。常見問題包括維持精準對位、防止焊錫橋接,以及確保焊膏量一致。讓我們深入探討這些挑戰並討論實用的解決方案: 精準對位: 鋼網與 PCB 之間的精準對位對於焊膏的精確沉積至關重要。對位偏差可能導致焊膏量不足或焊膏偏移到焊盤外。採用雷射輔助對位等技術,即使在微型 SMT 元件與緊密焊盤間距的情況下,也能實現精準對位。 焊錫橋接: 焊錫橋接是指在回流焊接過程中,過多的焊......
Mar 10, 2026
組裝技術
PCB 基礎:4:PCB 組裝與焊接技術
歡迎來到 PCB 組裝的世界!今天我們將深入探討 PCB 組裝的基礎知識,了解元件安裝、焊接技術與回焊製程等要素。 PCB 組裝基礎: 首先,讓我們介紹 PCB 組裝的基本概念。此製程是將電子元件安裝到印刷電路板上,以建立電氣連接。元件安裝主要有兩種方式:穿孔技術與表面黏著技術。 A) 元件安裝: 穿孔安裝: 穿孔元件的引腳會穿過 PCB 上預鑽的孔,然後在另一側進行焊接,確保機械與電氣連接牢固。穿孔安裝堅固耐用,適合需要額外機械強度或高電流處理的元件。 表面黏著安裝: 表面黏著元件沒有引腳,而是在底部有小型接觸點或焊墊。這些元件透過焊膏或黏著劑直接安裝在 PCB 表面。表面黏著元件體積更小、重量更輕,更適合高密度電路設計,可實現小巧輕薄的電子設備。 焊接技術: 焊接是建立可靠焊點,將電子元件與 PCB 連接的製程。讓我們探討 PCB 組裝中常用的焊接技術: A) 穿孔焊接: 穿孔焊接需同時加熱引腳與 PCB 焊墊,再施加焊料以形成牢固連接。此技術需使用烙鐵或具備合適烙鐵頭與溫控的焊接站。 B) 表面黏著焊接: 表面黏著焊接因無引腳而需採用不同做法:先在 PCB 焊墊上塗抹焊膏,再將元件置於焊膏上......
Mar 10, 2026
組裝技術
迴焊製程中的挑戰與解決方案
回流焊接是 SMT PCB 組裝 中常用的技術,具有多項優點,例如精確的元件定位、更好的焊點品質以及更高的生產效率。然而,如同任何製造流程,回流焊接也存在其挑戰。 讓我們探討一些 回流焊接中的常見挑戰,並討論 有效的解決方案 來應對這些問題。透過了解這些挑戰並實施合適的解決方案,您可以實現高品質的 PCB 組裝,並擁有可靠且優質的焊點。 回流焊接中的常見挑戰 回流焊接中的一個常見挑戰是焊橋的產生,即過多的焊料在相鄰元件或焊墊之間形成非預期的連接。這可能導致短路,使組裝好的電路板無法正常運作。為了解決這個問題,適當的鋼板設計與焊膏體積的最佳化有助於控制沉積在 PCB 焊墊上的焊料量,降低焊橋發生的可能性。 另一個挑戰是 元件立碑,這種情況發生在表面貼裝元件的一端在回流過程中翹離焊墊。此問題大多與 PCB 板的熱設計以及回流過程中的熱量分布有關。 此外,另一項挑戰是 熱曲線控制,這涉及在回流過程中達到並維持正確的溫度曲線,以確保焊膏能夠適當熔化和結合。不當的熱曲線可能導致焊料熔化不足,進而造成連接不良或不完整。 此外,回流過程中過高的溫度可能會損壞 PCB 上的敏感元件。 因此,仔細監控與調整回流爐的......
Mar 06, 2026
組裝技術
表面貼裝與穿孔安裝:PCB 工程師的完整技術比較
如果你曾經打開過一台老式電子設備,例如老真空管收音機或經典擴大機,你會發現一片由長腳元件組成的「森林」,這些腳穿過 PCB,並在另一側牢牢焊接。這就是穿孔技術(THT),數十年來電子產業的基石。 現在,看看現代智慧型手機或高速嵌入式系統內部,你會看到密集的表面黏著技術(SMT)元件平貼在 PCB 表面,形成一座微型電路城市。 從 THT 到 SMT 的演進,體現了電子業對微型化、自動化與高效能的不懈追求。儘管 SMT 在今日大量生產中占主導地位,工程師仍需精通兩種組裝方式。 表面黏著 vs 穿孔的選擇,並非單純的新舊之爭,而是影響電氣性能、機械可靠度、熱管理與整體成本的關鍵設計權衡。知道何時使用堅固的 THT 連接器,何時使用高密度 SMT 處理器,是設計既功能完善又經久耐用產品的必要條件。 本指南提供 SMT 與 THT 技術的全面技術比較,協助工程師做出明智的 PCB 設計決策。 表面黏著技術 VS 穿孔技術:技術差異 雖然我們已分別檢視兩種技術,真正的工程決策發生在正面比較時。選擇 SMT 或 THT 直接影響訊號完整性、可靠度、可製造性與成本。 根據提供的圖表,分析結果如下: 穿孔技術的高......
Mar 06, 2026
組裝技術
關於 SMT 的一切:現代 PCB 組裝的表面黏著技術
什麼是表面黏著技術(SMT)?簡單來說,SMT 是一種革命性的電子製造方法,可將微小元件直接黏著在印刷電路板(PCB)上。傳統的穿孔元件因具有長引腳,在裝置追求更高處理速度與更高電路密度的趨勢下正逐漸被淘汰。這些舊式元件在高頻時會因電阻與電感較高而導致訊號衰減。 SMT 透過更小、更精準的元件與高品質的 PCB 組裝來解決這些難題。然而,處理如此微小的元件在焊接與放置上帶來了新挑戰,因此專用機台、回流焊爐與 SMT 鋼板已成為現代 PCB 組裝的必備工具。 本文將探討 SMT 的製程、相較於手焊的優勢,以及它為何已成為工業與業餘電子領域的標準。 什麼是表面黏著技術(SMT)? 如前所述,電晶體數量不斷翻倍,1980 年代初期,由於 VLSI 的進步,創新的封裝與組裝方法開始流行。在此之前,使用的是較舊的穿孔與 DIP 元件,但將元件引腳直接焊接在 PCB 表面焊墊上的製程在當時變得非常普及。 在表面黏著技術組裝過程中,機械手臂將積體電路放置於綠色 PCB 上 為此製程設計的元件稱為 表面黏著元件(SMD)。常見範例包括四方扁平封裝(QFP)與 球柵陣列(BGA)。封裝類型顯示了內部元件的密度。SM......
Mar 06, 2026
組裝技術
焊錫助焊劑終極指南:焊接 PCB 前你應該知道的一切
幾乎所有電子裝置的製作都需要焊接。單靠焊料本身無法形成既強固、乾淨又符合冶金要求的焊點,這時焊劑(flux)就成了不可或缺的關鍵角色。 不論你是工程師、專業技術人員還是業餘玩家,想讓工作更上層樓、提升可靠度,就必須深入了解焊劑。 本文將詳細介紹焊劑的定義、作用原理、使用方法,以及符合業界標準的殘留清潔方式。 什麼是焊劑?它在焊接中如何運作? 良好焊點與不良焊點對比 焊劑是一種在電子元件熱焊接前與焊接過程中使用的化學物質,用於降低金屬表面氧化層的影響。無論是 印刷電路板(PCB) 的銅箔還是元件引腳,表面都會自然生成金屬氧化層(如 CuO、Cu₂O、SnO₂)。 這層氧化膜熔點高於底層金屬,導致熔融焊料無法與金屬表面形成正常的冶金鍵結。 加熱時,焊劑立即發揮三大核心功能: 防止氧化:熔融焊劑在清潔後的金屬表面形成隔離層,阻擋空氣中的氧氣再次氧化。 建立保護屏障:液態焊劑覆蓋金屬,避免工作期間氧氣接觸,防止表面再次氧化。 提升潤濕性:焊劑去除氧化層並降低表面張力,使熔融焊料能均勻鋪展,形成良好的金屬間化合物(IMC)層,奠定可靠焊點的基礎。 焊劑作用示意圖:展示焊點改善前後差異。 焊劑的重要性:功能與......
Mar 06, 2026
組裝技術
常見的 PCB 組裝方法與焊接技術解析
無論你是第一次設計原型,還是準備進入量產,了解 PCB 組裝方法與焊接技術都是實現可靠、高效能電路板的關鍵。現代 PCBA 主要依賴表面貼裝技術(SMT)與穿孔技術(THT)——兩者在元件密度、耐用性與可製造性方面各有獨特優勢。 本指南將拆解主要的 PCB 組裝方法、關鍵焊接技術(如迴焊與波峰焊),以及逐步的 PCB 組裝流程。你還會學到如何辨識並修復常見缺陷,如立碑、空洞與冷焊,助你打造更乾淨、更一致的電路板。 主要 PCB 組裝方法 PCB 組裝並非單一技術,而是針對不同元件類型、可靠度需求與成本目標所優化的多種製造策略。主要做法包括表面貼裝技術(SMT)、穿孔技術(THT)與混合組裝,各自對訊號完整性、熱管理與可製造性有不同影響。 1. 表面貼裝技術(SMT) 表面貼裝技術(SMT)因能實現微型化與高密度布局而主宰現代 PCBA。表面貼裝元件(SMD)沒有長引腳,而是以扁平端子或焊球直接坐落於銅焊墊上。 SMT 組裝流程: 鋼板印刷 – 不鏽鋼鋼板精準控制焊膏量。 取放 – 高速機台以 ±25 μm 精度放置 SMD。 迴焊 – 熱曲線(預熱、浸潤、峰值約 245 °C、受控冷卻)形成金屬間......
Mar 04, 2026
組裝技術
柔性 PCB 組裝指南:流程、挑戰與解決方案
柔性印刷電路板(Flex PCBs)是現代電子產品緊湊創新設計的基礎技術,因其可彎曲與折疊的特性,能為從智慧穿戴裝置到精簡醫療儀器等傳統剛性印刷電路板(Rigid PCBs)無法勝任的應用提供電力。 要將原始塑膠薄膜轉變為功能完整的電子電路,需要專業技術;其中柔性 PCB 組裝(FPCA)正是這一轉變的關鍵最後步驟。 柔性印刷電路 什麼是 Flex PCB 組裝? Flex PCB 組裝(FPCA)是將電子元件直接安裝、銲接並組裝到柔性電路基板(通常為薄膜聚醯亞胺 PI)上的製程。此時,一塊未完成的電路板將成為可正常運作的電子組件。雖然核心目標是建立可靠連接,但由於基板非剛性,傳統組裝技術必須大幅調整。 為何 Flex PCB 組裝不同於 Rigid-flex PCB 組裝? 安排組裝時,必須先了解元件將安裝於剛撓結合或純柔性電路。兩者主要差異在於穩定性與熱應力控制。 純柔性電路板組裝需要持續的外部支撐。從印錫膏到置件的每個階段,整片軟性聚醯亞胺(PI)薄膜都必須固定在剛性載具(治具)上,以維持尺寸精度,確保柔性基板上的元件能精準對位。 相反地,剛撓結合 PCB 組裝因有永久 FR4 區域提供穩定......
Mar 04, 2026
組裝技術
剛撓結合 PCB 組裝:設計、製程、品質與成本
微型化、更高功能性與機械適應性,是現代電子產品的三大趨勢。能夠承受彎曲、震動,並安裝於狹小空間的電路板,對於智慧型手機、醫療植入裝置與航太系統等現代設備而言,已成為必要條件。 結合剛性與穩定性,剛撓結合 PCB 同時提供機械強度與設計自由度,而 柔性 PCB 則可在狹小空間內彎曲與折疊。 這種混合方式讓工程師能利用剛性區域安裝元件,並以柔性區域進行互連,創造出降低連接器需求、提升可靠度,並在應力下強化機械完整性的理想組合。因此,剛撓結合 PCB 組裝已成為先進電子設計的基礎元件。 剛撓結合 PCB 什麼是剛撓結合 PCB 組裝? 將電子元件安裝並銲接於整合剛性與柔性層的單一電路結構上的製程,稱為剛撓結合 PCB 組裝。柔性聚醯亞胺(Polyimide)區段作為動態互連,可折疊、彎曲或進行三維佈線;而由 FR4 或類似層壓板製成的剛性區段,則用於承載較重與熱敏感元件。 與純剛性或純柔性 PCB 不同,剛撓結合 PCB 必須面對熱膨脹不匹配、過渡區應力集中,以及跨不同材料類型的精準對位等獨特挑戰。這種混合特性要求在製程控制與機械設計上具備極高水準,特別是在迴銲、層壓與組裝後處理方面。 最終產出的電路兼......
Mar 04, 2026
組裝技術
針對混合 SMD 元件優化迴焊溫度曲線
在現代表面貼裝技術(SMT)組裝中,回流銲接是將電子元件精準且可靠地固定到印刷電路板(PCB)上的關鍵製程。隨著 PCB 設計日益複雜——元件密度更高、多層結構、以及持續的微型化——回流銲接在電子製造業中的角色比以往任何時候都更為關鍵。 回流銲接是一種受控的熱製程,將銲膏加熱至熔點後冷卻,形成堅固且電性良好的 SMD 元件與 PCB 焊墊之間的接點。這些銲點的可靠性高度依賴精確的熱控與經過妥善校準的回流曲線。若缺乏最佳化的製程,即使最先進的 PCB 設計也可能在組裝階段失效。 回流銲接 什麼是回流銲接曲線? 回流銲接曲線是一條溫度-時間曲線,描述 PCB 在 SMT 組裝過程中通過回流爐各溫區時的加熱方式。 最佳化此溫度曲線可確保以下關鍵結果: ● 銲料完全回流,消除冷銲等缺陷。 ● 透過控制升溫速率保護元件免受熱應力。 ● 即使不同 SMD 元件具有不同熱容量與吸熱特性,也能實現良好的潤濕。 回流爐 為何回流曲線最佳化如此重要? 當板上同時存在尺寸、熱容量與封裝類型各異的 SMD 元件時,要實現無缺陷的 SMT 組裝會變得格外困難。 0402 這類小型被動元件幾乎瞬間吸熱,而功率電感、連接器、Q......
Mar 04, 2026
組裝技術
如何正確將電線焊接到電路板:逐步指南
學會如何將電線焊接到電路板是電子維修、原型製作與 PCB 組裝的基本技能。不論是連接電源線、訊號線或測試接點,焊接不良都可能導致間歇性故障、焊墊剝離或長期可靠度問題。 在這份逐步指南中,你將學到正確的工具、準備方法與焊接技巧,以建立牢固、乾淨且可靠的線對 PCB 連接。 從準備導線與 PCB 焊墊,到檢查成品焊點並排除常見問題,本文將以清晰實用的方式帶你完成整個流程。 圖:焊接在電路板上的紅黑導線 專業提示:手焊在測試階段不可或缺,但無法量產。JLCPCB PCB 組裝服務 提供自動化帶來的精度與一致性,這是手焊在 5 件或 10,000 件生產中無法達成的。 將電線焊接到電路板所需的焊接工具與材料 唯有具備優異回溫與穩定性的工具,才能達到 IPC 等級的焊點。 必備焊接工具 焊錫絲:含鉛 Sn63/Pb37 最容易上手(熔點 183°C)。無鉛 SAC305 更環保,但需更高溫度(217°C)。 控溫烙鐵:維持 320°C – 380°C 的烙鐵站是必要的,避免使用不可調溫的簡易烙鐵。 鑿狀烙鐵頭:相較於圓錐頭更推薦,其平面可同時高效率地把熱傳到導線與焊墊。 助焊劑:常備助焊筆或凝膠。助焊劑能去......
Mar 04, 2026
組裝技術
焊錫橋接終極指南——它是什麼、成因與解決方法
隨著現代電子產品持續微型化——從 0805 被動元件縮小到微型 0201 與高密度球柵陣列(BGA)——PCB 組裝(PCBA)的容錯空間幾乎消失。在這種精密環境下,即使極微量的多餘合金也可能導致製程中最令人頭痛的缺陷之一:焊錫橋接。 對工程師與玩家而言,焊錫橋接不只是外觀瑕疵,更是可能毀損元件、延誤生產的關鍵失效。雖然「可製造性設計」(DFM)規範能提供協助,但與 JLCPCB PCBA 服務 這類高精度製造商合作,才是第一道防線。 本指南將剖析焊錫橋接的根本原因、如何以專業方法檢測,以及修復與預防的具體步驟。 什麼是焊錫橋接? 技術上,焊錫橋接是指兩個應該隔離的導電引腳或焊墊之間出現非預期的電氣連接。理想情況下,焊錫只應附著於金屬焊墊與元件引腳,並由非導電的防焊層隔開。當焊錫越過防焊層並連接相鄰點時,便形成橋接。 必須區分「焊錫橋接缺陷」與「刻意設計的橋接」。工程師常設計「焊錫跳線」——由兩個緊鄰焊墊組成,可手動橋接以設定板級功能。然而,若這種橋接意外發生在微控制器的細間距引腳上,即為關鍵缺陷。 圖:乾淨的 SMT 焊點與微處理器上焊錫橋接缺陷對比。 焊錫橋接如何影響 PCB 功能 最直接的影......
Mar 03, 2026
組裝技術
什麼是 BGA 空洞?成因、IPC 規範與解決方案
在 SMT(表面貼裝技術)高風險的世界裡,BGA(球柵陣列)是現代高密度電子的關鍵元件,但它也帶來了複雜的挑戰:BGA 空洞。分析固然重要,但任何 PCB 設計師或製造商的最終目標都是預防。 與可見焊點不同,BGA 連接隱藏於內部。空洞——即固化焊料中滯留的氣泡——會削弱導熱與機械完整性。 在 JLCPCB,我們透過嚴格遵循 IPC 標準、先進的 DFM 檢查與精準的回流曲線,優先降低空洞率。本指南聚焦於可操作的策略,以實現近零空洞。 什麼是 BGA 空洞?它如何在焊點中形成? BGA 空洞本質上是焊點內部的空腔。當助焊劑或電路板濕氣中的揮發物在回流過程中轉化為氣體,卻在焊料固化前無法逸出時,就會形成空洞。 焊膏熔化時,助焊劑載體在清潔金屬表面時產生氣體。理想情況下,這些氣泡因浮力上升至表面並消散。然而,若熔融焊料的表面張力過高,或冷卻階段過早開始,氣體就會被困住,實際上在金属接點內凍結了一顆氣泡。 技術備註:空洞形成的物理學是浮力(將氣體推出)與黏滯阻力/表面張力(將氣體留住)之間的較量。 圖: 因 SMT 回流時助焊劑排氣,空洞被困在焊球內。 PCB 組裝中 BGA 空洞的常見根本原因 要減少......
Mar 03, 2026
組裝技術
焊料熔點指南:圖表、合金類型與回流焊注意事項
在電子製造這個講究精準的世界裡,僅僅幾度的差異,就可能決定焊點是完美可靠,還是成為災難性的「冷焊」失敗。雖然許多業餘玩家把焊接簡單視為「把金屬熔化黏在一起」,但專業的 PCB 組裝 需要對熱力學有細膩的理解。 焊錫熔點 並非規格書上單一數值那麼簡單;它是一道決定性界線,決定了元件選擇、PCB 基材 (FR-4 Tg) 的挑選,以及整個 表面黏著技術 (SMT) 回焊溫度曲線的制定。 不論你做的是消費性 IoT 裝置還是汽車控制單元,了解不同合金在熔點附近的行為,都是成功製造的關鍵。 圖:焊錫在 PCB 焊墊上熔化,展示固態到液態的相變過程。 焊錫的熔點是多少? 焊錫熔點取決於合金成分。常見焊錫從 138°C (Sn42Bi58) 到 183°C (Sn63Pb37),再到無鉛 SMT 常用的 217–220°C (SAC305)。 焊錫熔點對照表:常見合金比較 產業轉向 RoHS(有害物質限用指令)後,焊錫合金的選擇更多。選合金通常要在熔溫、機械強度與成本之間做取捨。 Sn63Pb37 熔點(含鉛焊錫) ● 熔點:183°C(共晶) ● 特性:熔點低、潤濕性佳,對元件與 PCB 基材的熱應力較小。......
Feb 20, 2026
組裝技術
12 個每個初學者都該知道的專業焊接技巧與訣竅
焊接不只是把金屬「黏」在一起,而是一種冶金過程,會形成金屬間化合物(IMC)。這種分子鍵結能確保裝置的電氣與機械完整性。品質不良的焊點也許能通過快速目視檢查,但在振動或熱應力下遲早會失效,導致「幽靈」錯誤與硬體故障。 這些焊接技巧與訣竅聚焦於專業電子焊接中實用且可重複的技術——從正確的熱傳導與助焊劑使用,到焊腳幾何形狀與檢驗標準——讓你一次就能持續做出強固可靠的焊點。 訣竅 1:使用溫控焊台 常見錯誤是把熱容量(瓦數)與熱控制混為一談。高瓦數卻無調節的烙鐵會燒焦脆弱焊盤,而低瓦數烙鐵在接地層上會因回溫不夠快而「凍結」。 想獲得專業成果,選擇具 PID 溫控與快速回溫的機型(例如 T12 一體式烙鐵頭或感應加熱),才能在厚銅層上保持穩定溫度。 圖:無控溫烙鐵與 PID 溫控焊台的比較。 訣竅 2:架設安全且防靜電的焊接工作站 ● 煙霧抽排:「煙」不是鉛蒸氣,而是助焊劑煙(松香),屬呼吸道致敏物。請用活性碳濾網抽風機,而非僅用風扇。 ● 靜電防護:現代 IC(MOSFET/MCU)對靜電敏感。使用接地至大地的防靜電墊與腕帶以洩放靜電。 ● 照明:對 0603 封裝或細間距 SOIC,5–10 倍立體顯......
Feb 20, 2026
組裝技術
如何使用助焊劑拖焊細間距 IC(逐步教學)
正確使用助焊劑對於細間距 IC 拖焊至關重要。本指南涵蓋關鍵技巧、常見問題及逐步技術,以防止橋接並確保堅固可靠的焊點。 在進入逐步流程之前,先回答使用焊錫助焊劑進行細間距 IC 拖焊時最常見的實務問題。 Q1:為何拖焊需要更多助焊劑? 拖焊仰賴表面張力將焊錫從綠油上「彈」到引腳上。助焊劑能大幅降低焊錫的表面張力,使其「願意」黏附金屬引腳,而非在非金屬的綠油間橋接。 Q2:拖焊用助焊劑筆還是刷子? 刷子或凝膠針筒更勝一籌。你需要一層厚實、高黏度的助焊劑,能在烙鐵頭拖過多根引腳時保持原位。助焊劑筆往往塗得太薄,且揮發過快。 Q3:細間距引腳的助焊劑該塗在哪裡——只塗引腳還是連焊盤一起? 在整排焊盤與引腳上塗一條連續的助焊劑。目的是建立一條「助焊劑通道」,讓烙鐵頭沿著移動。 Q4:拖焊時助焊劑會不會太多? 雖然用量比平常多,但若整顆晶片都被助焊劑淹沒,可能導致元件浮起或偏移。將助焊劑限制在引腳排範圍內即可。 Q5:每拖完一次要重新上助焊劑嗎? 要。若發現橋接或需重拖某段,務必補上新助焊劑。舊助焊劑的活性成分可能已耗盡,無法再幫助分離橋接。 細間距與拖焊助焊劑塗佈步驟 1. 元件對位與機械固定:小心將 Q......
Feb 13, 2026
組裝技術
使用助焊劑進行無鉛焊接:最佳實踐
無鉛焊接遠比傳統錫鉛製程更難掌控。更高的熔點、更快的氧化速度以及更窄的活化窗口,使得助焊劑的選擇與塗布成為絕對關鍵。許多冷焊、潤濕不良與結晶狀焊點,並非焊料本身有問題,而是助焊劑使用不當所致。 本指南專注於如何在無鉛焊接中正確使用焊錫助焊劑,解決工程師與技術人員在操作 SAC 合金時遇到的實際挑戰。 在進入步驟教學之前,我們先回答最常見的實務問題。 Q1:為何無鉛焊接需要更活潑的助焊劑? 無鉛合金(如 SAC305)熔點較高(約 217°C),潤濕性不如含鉛焊料。助焊劑必須更活潑,才能在高溫下應對更快的氧化速率。 Q2:高溫下應如何調整助焊劑用量? 可能需要略增用量,但更重要的是選用高溫穩定型助焊劑。標準松香可能在無鉛焊料熔化前就已碳化。 Q3:無鉛焊接時是否應更頻繁地補充助焊劑? 是的。因為製程溫度更高,「活化窗口」更短,助焊劑更快燒失;若焊點未立即潤濕,就需快速補塗。 Q4:助焊劑應塗在哪裡? 同時塗在焊墊與引腳。無鉛潤濕性差,必須兩端都給助焊劑才能讓焊錫流動。 Q5:助焊劑選錯會導致潤濕不良嗎? 會。若助焊劑非為無鉛溫度設計,會在焊錫流動前分解,留下冷灰、不導電的焊點。 Q6:如何判斷助焊劑......
Feb 13, 2026
組裝技術
如何在焊接穿孔元件時使用助焊劑:最佳做法
通孔焊接通常使用含助焊劑核心的焊錫,但僅靠核心內的助焊劑很少能持續產生高品質的焊點。氧化的引腳、厚銅孔壁與大面積接地層都需要更好的助焊劑控制,才能確保適當潤濕並完全填滿孔壁。 本指南說明如何在實際情況下使用焊錫助焊劑進行通孔焊接——從選擇液態助焊劑筆到處理棘手的接地連接。 在逐步說明流程之前,我們先回答技術人員焊接 THT 元件時最常提出的實務問題。 Q1:使用含助焊劑核心的焊錫時,還需要額外助焊劑嗎? 技術上不需要——但實務上需要。雖然焊錫線核心的助焊劑對乾淨的新元件已足夠,但對於氧化的老零件或厚電源層往往不夠。添加外部助焊劑可確保在焊錫熔化「之前」就開始潤濕,保證更好的接合。 Q2:液態助焊劑筆還是凝膠助焊劑:哪種更適合通孔焊接? 液態助焊劑筆更適合 THT。低黏度讓助焊劑能快速沿電鍍孔壁毛細流動,完整包覆整個孔壁。凝膠助焊劑容易停留在表面,可能在活化前無法深入孔內。 Q3:助焊劑如何幫助「孔壁填充」? IPC 標準要求垂直填充(板頂可見焊錫)。助焊劑能降低孔內表面張力,使焊錫能逆重力向上爬升。若無額外助焊劑,焊錫可能只爬升一半,導致機械強度不足。 Q4:拆焊通孔元件時助焊劑有用嗎? 有。老焊......
Feb 13, 2026
組裝技術
如何為 SMD 重工與維修使用焊錫助焊劑(逐步教學)
正確使用助焊劑對於 SMD 重工與維修至關重要。本指南解答關鍵問題,示範逐步技巧,並分享實用訣竅,確保焊點可靠。 在進入步驟流程之前,先回答使用焊劑進行 SMD 重工與維修時最常見的實務問題。 Q1:拆焊前一定要上助焊劑嗎? 是的。拆焊前上助焊劑能讓烙鐵/熱風的熱量更快傳到焊點,減少對元件與 PCB 焊墊的熱應力。 Q2:SMD 重工過程中需要重新上助焊劑嗎? 當然。舊元件移除後,舊助焊劑已失效,必須清潔該區域並重新上助焊劑,才能確保新元件良好接合。 Q3:敏感元件應選用哪種助焊劑? 請使用免洗型 (NC) 或松香輕活化 (RMA) 凝膠助焊劑。除非能立即清洗板子,否則避免使用水溶型 (OA) 助焊劑進行重工,因殘留物積在元件下方可能導致腐蝕。 Q4:SMD 重工時助焊劑該上在哪裡——焊墊、引腳還是兩者? 主要將助焊劑塗在 PCB 的焊墊上。若重複使用元件,也可在引腳/焊球上補一點助焊劑。 Q5:重工時助焊劑會不會太多? 過量助焊劑在熱風回焊時會在元件下方沸騰,導致元件「爆米花」或偏移。只需薄博一層覆蓋焊墊即可。 Q6:助焊劑會在重工時損傷焊墊或 PCB 嗎? 助焊劑本身通常不會傷焊墊,但助焊劑燒......
Feb 13, 2026
組裝技術
如何在手焊元件時塗抹助焊劑
助焊劑在打造可靠焊點上扮演關鍵角色,卻是手焊中最常被誤解的材料。用量太少會導致潤濕不良與冷焊;用量過多——或用法錯誤——則會留下殘渣、產生煙霧並造成重工問題。 本指南說明手焊元件時如何正確使用助焊劑,聚焦於可重複的實務技巧,而非純理論。你將學到該在哪裡塗抹、多少才算足夠、在焊接流程的哪個步驟施加,以及助焊劑受熱後的行為變化。 不論是組裝原型、維修 PCB,或想提升焊點一致性,這份步驟教學都能幫助你獲得乾淨、機械強度高且電性可靠的焊點。 進入步驟之前,先回答手焊助焊劑最常見的實務問題。 Q1:助焊劑要塗在哪裡?(焊墊、引腳,還是兩者?) 理想情況下,焊墊與元件引腳都要薄塗一層。助焊劑能去除氧化物並降低表面張力,兩個表面都處理好,焊料熔化時才能順利流動,形成強固的金屬間化合物。 Q2:助焊劑用量多少?(視覺參考) 不需要積成一灘。對 0805 元件或插裝引腳來說,米粒大小或極薄一層就夠。過多會弄髒板子且需額外清潔;太少則快速氧化,導致冷焊。 圖:PCB 焊墊上正確與過量助焊劑的對比。 Q3:何時施加助焊劑——焊接前還是焊接中? 永遠在烙鐵接觸焊點前施加。金屬升溫時助焊劑必須在場,才能防止快速氧化並清除......
Feb 13, 2026
組裝技術
冷焊點:原因、檢測與預防的完整工程指南
冷焊點是 PCB 組裝中最常見且最危險的焊接缺陷之一。 它們通常看起來無害,但可能導致間歇性故障、意外的電阻飆升,甚至在產品通過初始測試後很久仍出現現場退貨。在易受振動或熱應力的環境中,單一冷焊點就可能導致整個系統失效。 本指南解釋什麼是冷焊點、它的外觀、發生原因,以及如何可靠地識別、修復與預防。無論您是在排除故障板還是優化 SMT 生產線,本文都提供實用的工程級參考,幫助您消除冷焊點並提升長期可靠性。 什麼是冷焊點? 技術上,冷焊點發生在焊料未完全熔化,或被焊接表面未達到合金的液相溫度時。 在正常的焊點中,焊料進入液相,潤濕焊盤與元件引腳,並促進原子擴散形成 IMC 層。在冷焊點中,這種潤濕不完整,焊料只是「坐在」焊盤上而非與其「結合」。這導致初期可能導電,但電阻極高且機械脆弱的連接。 展示焊料潤濕接觸角;小於 90 度表示良好結合,大於 90 度表示冷焊點。 冷焊點看起來像什麼? 識別這些缺陷高度依賴視覺分析。要在出廠前發現它們,您必須知道冷焊點在放大下的確切外觀。 ● 質地: 良好焊點光滑且有光澤(SnPb 焊料尤甚)。冷焊點常顯得暗淡、顆粒狀、粗糙或結晶。注意:無鉛焊料(SAC305)天生......
Feb 13, 2026
組裝技術
焊盤設計解析:IPC 標準、DFM 選擇與焊點可靠性
在現代電子設計中,工程師絕大多數時間都投注在數位領域——完善電路圖、模擬邏輯、撰寫韌體。然而,所有數位層面的完美,都可能因為一個肉眼幾乎看不見的實體失效而化為烏有:焊點。決定焊點可靠性的最關鍵因素,並非元件或焊錫膏,而是那個不起眼、常被忽略的銅焊墊。 實體介面正是再完美的電路圖在量產時通常會失敗的地方。焊墊是實體電路真正且必要的基礎,作為橋樑,把數位設計連接到製造的類比實體世界。 本文將超越簡單定義,深入探討焊墊的幾何形狀、尺寸、外形,以及相對於防焊層與元件的位置——這仍是可製造性設計(DFM)中最重要的一環。這些幾何參數主要決定了您印刷電路板組裝(PCBA)的電氣與機械特性,以及散熱能力。 什麼是焊墊?為何焊墊幾何形狀直接影響焊點可靠性 為求清晰,我們將使用常見術語「焊墊」。然而必須強調 IPC 標準用語:SMT 元件佔用的銅區域稱為「land」,而元件的完整 land 集合則稱為「land pattern」。 一般工程用法中,「pad」與「land」常互換使用,而「footprint」則指整個 land pattern。 完美的焊點是凝固焊錫形成的精確凹面 meniscus,能「潤濕」元件引腳......
Jan 05, 2026
組裝技術
如何實現完美的 PCB 焊接:物理原理、製程與最佳實務
焊接常被誤解為只是將兩塊金屬表面「黏」在一起。實際上,PCB 焊接是一個複雜的物理化學過程,受熱力學、表面能與冶金學共同支配。 對 PCB 設計工程師與硬體新創來說,掌握可靠焊點背後的科學,往往是原型在現場失效與產品順利量產的關鍵分水嶺。 在原型階段,工程師經常依靠手動焊接快速迭代與除錯。然而,對於高可靠性電子產品,唯有透過受控的工業製程(如表面貼裝技術 SMT)才能獲得一致結果。JLCPCB 以工業級 SMT 組裝服務彌補這段差距,消除人為變異,同時維持量產水準的品質。 話雖如此,每位工程師仍須扎實理解 PCB 焊接基礎。了解焊點如何形成——以及為何失效——才能做出更好的可製化設計 (DFM)、提升良率,並在整個產品生命週期中高效排除組裝問題。 完美 PCB 焊接的物理基礎:潤濕與介金屬化合物 要形成可靠焊點,必須發生兩項基本物理事件:潤濕與介金屬化合物 (IMC) 的生成。 1. 潤濕角 (𝜽) 潤濕指的是液態焊料如何在固體表面(PCB 焊墊與元件引腳)上鋪展,其行為由表面張力競爭決定。 ● 良好潤濕 (𝜽 < 90°):焊料完全鋪展,形成平滑凹形焊腳。這表示焊墊表面能高(銅面潔淨)且焊料......
Jan 05, 2026
組裝技術
回流焊接:你需要知道的一切
回流焊接是當今表面貼裝技術(SMT)中的關鍵製程,能將從最小的 0201 被動元件到複雜的高密度球柵陣列(BGA)牢牢固定。隨著元件尺寸持續縮小,精準的熱管理已成為可靠性的關鍵要求,這意味著製程必須零失誤。 本工程指南深入剖析製程背後的熱力學、流體力學與冶金學。我們將涵蓋溫度曲線的四個關鍵溫區、對流熱傳導機制,以及預防裂紋電容或熱焊盤空洞等潛在失效的先進策略。 為了實現高可靠性焊接,高精度設備必不可少。JLCPCB 採用先進的 10 溫區對流回流爐,嚴格控制溫度。這項能力使我們能成功處理航太與醫療等產業的複雜 PCBA 專案,持續達到零缺陷標準。 現代多溫區對流回流爐 什麼是回流焊接? 簡單來說,回流焊接是一種利用焊膏——由焊料合金粉末與助焊劑混合而成的黏性物質——暫時固定電子元件,再將整個組件送入受控熱處理流程的方法。這段加熱使焊料熔化,從而形成永久的機電結合。 不同於焊料來源為熔融焊料槽的波峰焊接,回流焊接依賴已預先塗佈在板上的材料。製程由相變定義: 1. 固態/黏彈態:焊膏在貼裝時固定元件。 2. 液態:合金達到液相線溫度 (TL),聚結並潤濕金屬表面。 3. 固態:合金冷卻,形成決定機械強......
Jan 05, 2026
組裝技術
選擇性焊接:混裝技術 PCB 組裝的先進製程控制
印刷電路板組裝的演變帶來了許多意想不到的複雜情況,使得現代電子產品必須同時兼顧兩全其美:既要享有 SMT(表面黏著技術)的微型化優勢,又要保有穿孔元件的機械強度。這種局面讓選擇性焊接成為處理混合技術組裝的製造商不可或缺的製程。 選擇性焊接是一種精準製程,僅在特定穿孔位置施加焊料,同時保護板上已經存在且對熱敏感的 SMT 元件,避免像傳統波峰焊那樣讓整個板面暴露於焊料中。 什麼是選擇性焊接?混合技術 PCB 的技術概覽 選擇性焊接是一種利用可程式化焊料噴泉或微型焊料波,以局部方式將穿孔元件引腳與 PCB 銅墊結合的技術。整個操作透過 X-Y-Z 軸定位完成,僅在所需點施加熔融焊料,而非讓整片板子暴露於高溫。 這種針對性做法對於混合技術組裝至關重要,因為 SMT 元件(特別是 BGA、QFN 與細間距 IC)與穿孔連接器、功率元件、屏蔽電感及機電裝置共存於同一板面。傳統波峰焊會讓這些對溫度敏感的 SMT 元件承受過大熱應力,可能導致封裝分層、焊點龜裂或超出濕敏等級(MSL)規範。 選擇性焊接採用的焊料波高度通常介於 2 至 5 mm,而波峰焊的波高則為 8 至 12 mm。焊料噴嘴形狀多樣,從單點尖端......
Jan 05, 2026
組裝技術
如何使用錫膏:鋼板、針筒和烙鐵的使用方法
錫膏使用指南:核心要點 ● 錫膏必須在放置元件之前塗佈,並按照受控的加熱曲線進行回流焊。 ● 大多數 SMT 缺陷是由錫膏量不正確、儲存不當或加熱程序錯誤引起的。 ● 鋼網印刷(Stencil printing)能提供最一致且可靠的結果。 ● 手動方法(針筒或烙鐵)僅適用於低密度電路或維修工作。 錫膏是現代電子組裝的基石。簡單來說,它是微小焊球與助焊劑混合而成的膏狀物,具有奶油般的稠度。與傳統焊錫絲不同,錫膏是在放置零件之前塗佈的,在熔化形成永久電氣接頭之前,它能起到臨時黏合劑的作用。 正確使用錫膏至關重要,因為大多數 SMT 缺陷(如橋接、冷焊和元件位移)都是由於錫膏量不正確或處理不當造成的。JLCPCB 使用自動噴印機和 3D SPI(錫膏檢測)來確保塗佈完美。 在鋼板上塗抹錫膏 了解更多:錫膏與助焊劑的角色區別 開始之前:如何選擇與準備錫膏 在擠壓針筒之前,請確保您擁有正確的材料並已準備就緒。 如何選擇正確的錫膏 並非所有錫膏都相同。對於一般 SMT 工作,SAC305 (Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5) 是無鉛組裝的工業標準。如果您正在進行需要較低溫度的維修工作,有鉛錫膏 (Sn63......
Jan 02, 2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7