電源與接地佈局指引
學習接地策略、平面設計、回流路徑,以及電源分配方法,以達到最佳的訊號完整性/電源完整性效能。
最新貼文
電源與接地佈局
同步 Buck 電源換流回路與 EMI 測試優化
拿 12 V 轉 5 V、3 A、500 kHz 的同步降壓器當例子。原理圖階段先用理想連續導通模型估算,占空比約為 5 ÷ 12,也就是 42%。電感 6.8 µH 時,峰對峰漣波電流約 0.86 A,滿載時電感峰值約 3.43 A。選型還要把輸入上限、電感容差、溫升、飽和與限流條件一起拉進來,接下來才是 PCB 佈局與 EMI 驗證。 同步 Buck 排查順序 先標出換流迴路,再標出 SW 敏感節點與回授取樣路徑,最後用 SW 波形、輸出漣波、負載步階與頻譜確認問題來源。 一、標出換流迴路才放元件 同步 Buck 有兩種主要狀態。高側開關導通時,輸入向電感供電;切到低側時,電感電流改由低側續流。電流變化最快的區域集中在輸入旁路電容、兩顆開關與 PGND 圍出的換流迴路。 圖 1. 同步 Buck 的脈動電流、換流迴路與 SW 高 dV/dt 節點 先貼近 VIN 與 PGND 小封裝陶瓷旁路電容先貼到 VIN 和 PGND 腳邊,再檢查銅箔圍出的面積與過孔位置。 縮短高 di/dt 回路 電容接入後不要繞去大電容或跨層折返,多出的寄生電感會轉化成過衝與輻射。 控制 SW 銅面 SW 銅箔只要滿......
Nov 18, 2026
電源與接地佈局
PCB 地彈指南:成因、影響及預防
重點摘要 地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。 多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。 地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。 可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。 良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。 引言 電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。 元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。 地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。 簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。 本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。 地彈的成因 地彈始於 IC 封裝內部......
Oct 20, 2026
電源與接地佈局
電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
重點摘要 電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。 佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。 線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。 輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。 使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。 開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。 簡介 原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。 良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地......
Sep 29, 2026
電源與接地佈局
電路板接地平面與電源平面指南 2026
重點摘要 優先保持銅箔連續:完整的 PCB Ground Plane(接地平面)可以建立 Low-Impedance Return Path、降低 Noise,而且即使在 Mixed-Signal PCB 中,通常也比任意分割 Ground Plane 更安全。 從 Current Loop 思考:每一條 Signal 都需要完整的 Return Path。High-Speed Trace 不應跨越 Plane Gap、Slot 或 Cutout。 提早規劃 Stack-Up:在 Routing Critical Signal 之前先決定 Layer Arrangement,並盡量讓 Power Plane 與 Ground Plane 靠近,以降低 Power Distribution Path 的 Inductance。 Placement 比事後補 Filter 更重要:縮短 Decoupling Loop、合理配置 Stitching Via,以及妥善進行 Component Grouping,可以從 Layout 階段降低大量 EMI 與 Ground Loop 問題。 製造前再次驗證:......
Sep 08, 2026
電源與接地佈局
LDO vs 切換式穩壓器:效率、雜訊、散熱與 PCB Layout
重點摘要 先計算 LDO 功率耗散:在比較封裝或價格之前,務必先以最大輸入電壓與最大負載計算 LDO 的功率耗散。 規格會隨工作條件改變:壓差電壓、PSRR、雜訊、紋波、效率與暫態響應都應視為與工作條件相關的參數,而不是固定不變的數值。 兩者都高度依賴 PCB 佈局:降壓轉換器的高 di/dt 輸入迴路與高 dv/dt 開關節點會產生不同的耦合機制,因此都需要仔細規劃 PCB 元件配置與走線。 輸出電容選擇:考慮容差、溫度、老化與 DC Bias 效應後,輸出電容仍必須滿足所選 LDO 對電容量與 ESR 的要求。 混合式穩壓:先使用 Buck 再串接 LDO 可以為敏感電源軌供電,但必須先確認壓差裕量、不同頻率下的抑制能力、熱耗散、啟動時序以及反向電流行為。 前言 假設需要將 12 V 輸入轉換成 3.3 V、1 A 輸出。在評估 LDO 與切換式穩壓器時,第一個真正有用的問題並不是哪一顆 IC 封裝更小,而是穩壓器必須消耗多少功率。LDO 的功率耗散約為 (12−3.3)×1=8.7 W。忽略靜態電流時,其效率約為 3.3/12=27.5%。如果降壓轉換器在此工作點假設具有 90% 效率,那麼......
Sep 02, 2026
電源與接地佈局
LVDS PCB佈局指南:設計技巧與實作範例
重點摘要 100 Ω差分阻抗:LVDS PCB佈局從一個數值開始:100 Ω差分阻抗。走線寬度、間距與電路板厚度都會決定這個數值。 差分對同步佈線:將同一差分對的兩條走線並排佈線,並將兩者的長度差控制在5至10 mil以內。 完整接地平面:切勿讓LVDS差分對跨越接地平面的缺口,否則會中斷回流路徑並損害訊號。 至少使用4層板:具有完整接地平面的4層板足以應付大多數設計。對於尺寸較大、佈線較密集的電路板,則可使用6層板。 佈線前先驗證:開始佈線之前先檢查阻抗數值。電路板製作完成後才修正,成本會高得多。 簡介 工程師在處理器與螢幕之間接好LVDS鏈路。電路板通電後,螢幕卻閃爍或出現雜訊。 元件沒有選錯,電路圖也沒有問題,真正的問題出在銅箔走線上。這就是為什麼LVDS PCB佈局指南與電路本身同樣重要。 LVDS代表低電壓差分訊號傳輸。它使用兩條匹配的導線傳送資料,而不是使用一條訊號線及接地。這使其兼具高速與低雜訊特性。 LVDS常見於螢幕、相機及車用電子設備。如果您曾經詢問LVDS的用途,簡短答案就是:任何需要在短距離內快速傳輸資料,同時又不希望產生雜訊的地方。 LVDS本身很容易使用,但要把電路板佈......
Aug 27, 2026
電源與接地佈局
拒絕炸板:PCB 銅厚、線寬與載流能力實務指南
一、銅厚(Copper Weight):那個被「秤重」的厚度 大家常說的 1oz、2oz 銅厚 PCB,這單位其實挺反直覺的。它不是長度單位,而是重量單位:指將一盎司(28.35克)的純銅均勻鋪在一平方英尺(約 929 平方公分)的面積上,所形成的物理厚度。 1oz = 約 35μm (1.4 mil) 2oz = 約 70μm (2.8 mil) 為什麼我們不能只靠加寬走線? 在設計馬達驅動器或高速伺服器電源時,PCB 上的空間通常被擠壓得非常厲害。如果你只有 100 mil 的寬度,卻要跑 20A 的電流,1oz 的銅基本上就是在「玩火」。這時候,把 PCB 銅厚提升到 2oz 甚至 3oz,就成了在有限空間內降低阻值、減少發熱的唯一解藥。 電阻與厚度的物理關係非常直接: 公式裡的 T(厚度)與 W(線寬)是相乘關係,銅厚翻倍,效果等同於線寬翻倍。但在 Layout 佈局上,增加厚度往往比增加線寬容易得多。 二、線寬計算機沒告訴你的「環境潛規則」 基於IPC-2221或IPC-2152標準開發的各類PCB走線寬度計算器,其計算結果均建立在理想散熱環境的假設之上。然而實際工程中,PCB多采用封閉......
May 07, 2026
電源與接地佈局
走線寬度 vs 電流承載能力:電源走線的 PCB 佈局技巧
在精密的PCB 設計藝術中,電源走線是默默承載電流的無名英雄,為電路注入生命。訊號走線因阻抗匹配與雜訊控制而備受關注,電源走線則默默肩負供電重任,避免自身或所連元件燒毀。但這些走線該多寬?這正是線寬與載流能力之間的關係所在。若你認為 0.1 mm 的走線足以承受 10 A,那只不過是在設計一塊「PCB 形狀的保險絲」。想更深入了解 PCB,請參閱我們的 PCB 製造終極指南。 為何線寬在電源走線中至關重要 電源走線的核心在於高效供電,同時管理熱量、壓降與訊號完整性。線寬一旦出錯,等同於邀請熱累積、電壓跌落,甚至走線熔斷。沒錯,熔化的走線在科幻電影裡或許很酷,但在現實中只是設計災難。 IPC 已制定標準,提供測試與計算 PCB 走線溫升的方法,對應特定輸入電流。這些標準為 IPC-2221 與 IPC-2152,內含大量相關資訊。顯然,這些標準相當龐雜,多數設計師無暇逐一解析資料,只為整理出線寬對電流表。 什麼是電路板走線電阻? 自然界所有物質對電流都有一定阻力,導體與絕緣體皆會不同程度地阻礙電流。PCB 走線常以銅為導體,但銅本身成分與特性仍會產生電阻,此即 PCB 走線電阻。 電阻以歐姆為單位,......
Jan 05, 2026
電源與接地佈局
PCB 佈局中去耦電容的完整指南
無論是資深工程師還是熱情的業餘玩家,每位印刷電路板(PCB)設計者都曾遇過:電路出現不可預測的行為。微控制器隨機重啟、類比數位轉換器(ADC)讀值越來越離譜,或高速通訊匯流排總是錯誤連連。大多數情況下,問題並非元件故障或邏輯錯誤,而是更細微且隱晦的——雜訊電源分配網路(PDN)。高頻雜訊與不穩定的電源軌會對敏感電子設備造成嚴重破壞。第一道也是最重要的防線,就是那顆不起眼的旁路電容。 本文將作為一份全面的技術指南,帶您深入了解旁路電容的正確佈局與使用方式。我們會超越常見的「把它靠近接腳放」的建議,探討電容擺放的底層物理原理、進階佈線/實務指南、電源/接地匹配平面,以及診斷並修正常見佈局問題(寄生電感、電磁干擾 EMI 等)。最終,您將能把所學概念應用在下一個 PCB 設計中,大幅提升對電源完整性問題的抵禦能力。 電源完整性在現代 PCB 設計 中的關鍵角色 為何大家如此重視乾淨的電源?隨著電子元件速度更快、功能更複雜,其功耗需求也更加動態。現代微處理器能在短短奈秒內從低功耗跳到汲取數安培電流。如此劇烈的電流變化(di/dt)會與 PCB 走線和平面本身的電感交互作用,產生壓降與高頻雜訊——這種現象常......
Jan 02, 2026