了解客製化 PCB 在現代電子產品中的重要性
1 分鐘
- 什麼是客製化 PCB?
- 客製化 PCB 設計的關鍵考量
- 客製化 PCB 的類型
- 挑選客製化 PCB 的最佳做法
- 結論
客製化印刷電路板(PCB)可設計成多種不同類型的電子產品。這些量身打造的電路板在經濟性與效能上達到最佳表現,專門為滿足專案需求而製作。不論是家用電子產品或工業機械,客製化 PCB 都是打造高效且可靠電子系統的關鍵。本文將介紹客製化印刷電路板(PCB)、其應用、重要細節,以及挑選時的最佳做法。
什麼是客製化 PCB?
客製化 PCB 是指為特定應用需求而設計與製造的印刷電路板。相較於規格固定的標準 PCB,客製化 PCB 會依據所驅動的裝置需求量身打造。客製化選項包含電路佈局、尺寸、外形、材料與元件擺放位置。
在現成方案無法滿足需求的情況下,客製化 PCB 格外重要。它們能協助工程師提升速度、縮小體積並提高可靠性,對微型電子產品尤其關鍵。
客製化 PCB 設計的關鍵考量
⦁ 元件選擇:
選擇符合系統效能需求的元件,並確認其與溫度、電壓及電流規格相容。
⦁ 設計佈局:
規劃可將干擾降至最低並最大化訊號強度的佈局。正確擺放元件對其功能與效率至關重要。
⦁ 製造流程:
選擇能依據您提供的設計與限制條件生產電路板的 PCB 製造商。需考量交期、成本與品質控管。
⦁ 測試與驗證:
透過徹底測試,確保客製化 PCB 符合效能標準。在量產前透過測試驗證找出設計錯誤極為重要。
客製化 PCB 的類型
客製化 PCB 有多種類型,各自具備不同結構與用途:
⦁ 硬質 PCB:
大多數 PCB 為硬質,即具有穩定、不可彎曲的結構,從家用電子產品到工業設備皆可應用,特別適合需要維持電子元件穩定性的場合。
⦁ 軟性 PCB:
軟性 PCB 可彎曲並貼合裝置內部空間,適用於行動裝置與穿戴式科技等需要彈性的產品。因其輕薄與可撓特性,在現代科技中日益普及。
⦁ 軟硬結合 PCB:
軟硬結合 PCB 結合硬質與軟性電路的優點,透過硬質與軟性基材的組合同時提供穩定性與彈性,常見於醫療器材與航太設備。
⦁ 多層 PCB:
多層 PCB 由多層電路堆疊而成,可在有限空間內實現更複雜的設計,常用於需要大量互連的電腦與電話系統。
客製化 PCB 的應用
客製化 PCB 在眾多領域皆扮演重要角色,各領域皆需不同設計以滿足其特定的效能與功能需求。
⦁ 消費性電子:
智慧型手機、平板與電腦皆使用客製化 PCB 來管理電源、處理訊號與控制使用者介面,其客製化設計可提升裝置效能並優化使用者體驗。
⦁ 通訊設備:
在通訊領域,路由器、交換器與數據機皆需特殊 PCB 才能以極高速傳輸與處理資料與訊號,提升網路通訊效率。
⦁ 汽車電子:
現代汽車大量採用客製化 PCB,以支援引擎控制、資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統(ADAS)等安全功能,其客製化設計確保在嚴苛車用環境中穩定可靠。
⦁ 工業自動化:
工業控制系統、機器人與機械設備皆使用客製化 PCB,可精確控制與監控工業流程,提升生產力與效率。
⦁ 醫療設備:
診斷工具與穿戴式健康監測器等醫療裝置需靠客製化 PCB 才能正常運作,其精度與可靠性確保關鍵應用能正確收集資料並保障病患安全。
挑選客製化 PCB 的最佳做法
⦁ 元件規格:
確認客製化 PCB 上所有元件的規格皆符合應用需求,包含電壓、電流與溫度範圍。
⦁ 環境考量:
評估 PCB 運作環境的條件,考量溫度變化、濕度與可能接觸到的汙染物,選擇能承受這些環境的元件以確保可靠度。
⦁ 可製造性設計:
以易於製造的方式進行設計,簡化結構、減少層數並盡可能使用標準元件。
⦁ 原型製作與測試:
在大量生產前先製作客製化 PCB 原型並驗證其功能,透過完整測試找出並修正設計問題,確保最終產品符合所有需求。
結論
客製化 PCB 是現代科技的重要基石,可針對各種應用提供完美解決方案。工程師若能了解客製化 PCB 設計的重要性並考量關鍵因素,就能打造出可靠且高效的電子系統,滿足當今科技的需求。隨著創新持續推動電子產業,客製化 PCB 在實現更先進且更小型化電子產品的過程中將扮演更加關鍵的角色。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......