PCB 佈局指南與必備要點
內容涵蓋元件放置流程、佈線組織方式、設計規則設定,以及提升PCB佈局效率的實務考量。
最新貼文
佈局指南
CAN 匯流排 PCB 佈局指南:打造可靠穩定的通訊網路
重點摘要 將 CANH 與 CANL 佈設為 120 Ω 差分對,並根據實際 PCB 疊層結構計算走線寬度及間距。 依照訊號路徑安排元件:匯流排連接器、120 Ω 終端電阻、收發器、CAN 控制器。若使用環境雜訊較大,請預留 TVS/ESD 二極體及共模扼流圈的封裝位置。 只在匯流排實體兩端的節點啟用終端匹配,並透過跳線控制 120 Ω 電阻的接入或斷開,讓同一塊電路板既可用於匯流排末端,也可用於中間節點。 將板上的支線長度盡可能縮至零,並確保差分對等長且全程維持固定間距。 切勿讓差分對跨越平面分割區。保持接地平面完整,是成本最低的 EMC 改善方式。 CAN 匯流排佈局速查數值 以下是大多數CAN 佈局檢查時會優先確認的數值。 參數 數值 差分阻抗 120 Ω(ISO 11898-2) 終端匹配 僅在實體兩端節點配置 120 Ω 電阻,並透過跳線切換 分裂式終端匹配(可選方案) 兩個 60 Ω 電阻串聯,中點透過約 4.7 nF 電容連接至 GND 傳統 CAN 支線長度限制 < 約 0.3 m(1 Mbps) CAN FD 支線長度限制 須短於傳統 CAN;沒有固定的標準數值,應盡可能縮短 不......
Nov 11, 2026
佈局指南
PCB 佈局設計服務如何提升電路板效能?
有一個常見迷思會讓硬體團隊付出成本:只要原理圖正確,電路板就一定能正常工作。事實上,原理圖只能帶你走到一半。真正讓產品穩定運作的,是實際的 PCB 佈局。 PCB 佈局會將電路圖轉化為可製造、可交付的實體產品。它同時控制訊號完整性、熱行為、EMI 以及組裝良率。隨著設計速度與密度不斷提升,PCB 佈局本身已成為一門獨立的專業。 但並非每個工程團隊都能承擔這些工作。隨著設計越來越複雜,團隊往往難以同時滿足時程與技術要求。這也是 PCB layout design services 成為工程團隊常用資源的原因。 JLCPCB 出色的 PCB 佈局服務 正是為此而生。我們多年累積的經驗與成熟的設計軟體,正是品質的有力證明。 為什麼良好的電路板佈局很重要? PCB 佈局是電路設計的實體實現,包括元件放置、走線路由與層疊結構設計。雖然原理圖定義了邏輯關係,但佈局決定了訊號與電源在板上的實際路徑,也決定了整體電路板功能是否可靠。 它是理論設計與高性能、可製造產品之間不可或缺的橋樑。 不良佈局實際上會是什麼樣子? 不良設計很少會以非常明顯的方式立即失效。更常見的是,它會隨機失效:電路板在工作台測試時正常,但在初......
Aug 20, 2026
佈局指南
PCB 設計規則與指南:完整的最佳實務指南
優秀的線路圖只是個想法。要將其轉化為真正可運作的產品,您需要遵循一套健全的印刷電路板設計規則。忽略這些規則會導致昂貴的重製、訊號完整性 (SI) 失效,以及實際上無法製造的電路板。 本指南是整個設計流程的技術資源。我們將涵蓋每位工程師與愛好者成功設計所必須了解的線路圖、佈局與製造基本規則。 什麼是 PCB 設計規則 PCB 設計規則是您電路板的「物理定律」。它們是一組約束,定義了從走線寬度到元件間距的所有內容。 這些強制性規則正是您的製板廠(例如 JLCPCB)用於製造與組裝您電路板的依據。忽略它們是專案延遲與製造停線的首要原因。 這些規則分為三大類: 1. 線路圖規則:確保您的設計在佈局之前邏輯與電性正確。 2. 佈局規則:將線路圖轉譯為實體佈局並正確運作。 3. 製造規則 (DFM/DFA):確保您設計的電路板實際上可製造。 完美交接的線路圖設計規則 如果沒有乾淨的線路圖/佈局,就不可能產生高品質的佈局。它本質上是您的藍圖,這裡的錯誤將在後續放大。 關鍵線路圖實務:清晰與驗證 ● 依功能分組電路:使用階層式圖紙(例如電源供應器、MCU 核心、RF 區)。這將使佈局過程變得極為容易。 ● 維持清......
Aug 13, 2026
佈局指南
PCB 佈局降低雜訊與 EMI 完整指南
重點摘要 EMI 來源:EMI 源自結構與佈局缺陷。回流路徑不良、參考平面中斷及迴路面積過大,都會形成天線結構並輻射不必要的能量。 迴路面積至關重要:在訊號層旁配置完整接地平面,以縮小電流迴路面積,是降低 EMI 最有效的單一方法。 元件配置決定雜訊:元件配置會在走線前先決定電流迴路。應依電源、類比、數位及射頻功能分區,隔離類比與數位電路,並讓雜訊源遠離敏感電路。 接地與電源完整性:連續接地平面、電源與接地層間距緊密且經過最佳化的電源配送網路(PDN),以及位置正確的去耦電容,是低雜訊設計的基礎。 進階抑制方法:對要求嚴格的應用,可使用屏蔽(λ/20 開孔規則)、濾波器(鐵氧體磁珠、共模扼流圈),以及搭配 RC 緩衝電路的閘極驅動控制,進一步抑制 EMI。 電子設計經常是一場對抗無形力量的戰鬥。即使電路圖完美無缺,電路板的實體實作仍可能引入複雜的電磁干擾(EMI)。 在專業製造領域中,EMI 是原因,雜訊則是結果。EMI 是不必要能量的傳播,雜訊則是這些能量造成的訊號失真或時序抖動。多數系統雜訊都源自設計初期的不當佈局決策,因此 PCB 佈局是抵禦 EMI 的第一道防線。 這也說明了瞭解如何透過 ......
Jul 17, 2026
佈局指南
多層 PCB 疊構與佈局設計最佳實務
重點摘要 疊構是設計基礎:各層排列方式會決定訊號完整性、阻抗控制及 EMI 表現,因此必須在繪製第一條走線前完成規劃。 對稱且具有充足參考平面的設計可避免失效:採用平衡疊構,讓每個訊號層都鄰接接地平面,可避免板彎翹、確保回流路徑連續並降低串音。 DFM 規則可確保可製造性:孔深寬比、孔環、材料選擇及對稱鋪銅,都是大量生產可靠電路板的關鍵。 現代電子產品要求高度功能密度及極高資料傳輸速率。這項發展已讓印刷電路板從被動載體轉變為複雜系統中的重要元件。 在高效能環境中,電磁物理會決定各方面的表現。對於採用快速切換邏輯或 RF 元件的系統,多層 PCB 設計已不再是選擇,而是必要條件。 設計能否成功,取決於銅層與介電層的實體排列,也就是會控制訊號完整性及電源穩定性的疊構。 多層 PCB 設計的常見挑戰:複雜設計為什麼會失效? 多層 PCB 設計架構會引入簡單電路板不會遇到的失效模式。這些失效很少單獨發生,通常是多個相互關聯的設計問題共同造成。 訊號完整性與串音問題 頻率達到 GHz 等級時,走線會表現為傳輸線。相鄰走線之間發生電磁耦合時便會產生串音,受干擾走線會從鄰近的干擾源走線感應到電壓或電流。 繞線密......
Jul 16, 2026
佈局指南
PCB 設計與佈局有何不同?
PCB 設計與佈局的核心流程 將一個概念轉化為可製造的電路板,是一個細緻且嚴謹的流程。本節將拆解其中的基礎階段,說明如何銜接邏輯設計與實體實作之間的落差。 原理圖繪製與電路設計流程 整個生命週期從原理圖繪製開始,由電機工程師使用標準化符號定義電路邏輯。此階段的目標是確保電氣連接正確:包含定義網路名稱、指定元件數值,讓裝置能實現預期功能。 元件選型與資料庫準備 開發成功的關鍵,在於選擇合適的元件並建立正確的元件資料庫。這不僅包括確認電氣規格,也包括確保每個元件都有經過驗證的原理圖符號,以及與實體封裝相符的準確 PCB 封裝。 PCB 佈局規劃與電路板疊構設計 在開始走線之前,必須先透過疊構設計定義電路板的實體架構。這包括選擇層數與要使用的介電材料,以提供所需的訊號隔離與電源分配能力。 元件擺放最佳化策略 擺放階段可能是整個佈局流程中最具影響力的一步。工程師會仔細擺放元件,以縮短訊號路徑、降低熱點,並隔離敏感類比訊號與雜訊較高的數位邏輯。 走線與訊號完整性考量 走線是根據 netlist,使用銅箔走線連接元件焊墊的過程。對於高速訊號而言,這需要深入理解訊號完整性,包括等長匹配、走線規劃、差動對走線,以......
Jun 03, 2026
佈局指南
EMI 與 EMC:完整詳細比較指南
在現代電子技術中,每一條電路都可同時視為發射器與接收器。從高效能伺服器到簡單的 IoT 感測器,所有裝置都共存於看不見的電磁輻射海洋中。若對這股能量管理不當,所產生的雜訊將導致效能異常、資料遺失,甚至系統完全停機。這場拉鋸戰正是電磁干擾(EMI)與電磁相容性(EMC)的領域。 對工程師或設計者而言,混淆這兩個術語不只是語義錯誤,更是根本誤解,可能導致產品失敗、不必要的重設成本,並錯失上市時機。本文並非表面概述,而是提供工程師的詳細技術指南:先簡單定義EMI 與 EMC 是什麼,再深入探討關鍵的EMI vs. EMC關係及其對專業 PCB 佈局的巨大影響。 什麼是 EMI?「雜訊」問題 電磁干擾(EMI)依定義是一種效應或現象:它是導致電子設備效能降低的不受歡迎電磁能量,也就是問題本身。這種「雜訊」可能干擾、降低或徹底損壞電子元件或系統,從翻轉記憶體位元到造成全系統停機。 從法規角度,EMI 定義為任何中斷、阻礙或降低電子設備有效效能的電磁擾動。它是電磁能量從干擾源傳遞到受害者的可量化、可測量結果,受馬克士威方程式支配。此「雜訊」並非抽象,而以特定單位量化:電場用伏特/米(V/m)、磁場用安培/米(......
Mar 30, 2026
佈局指南
PCB 佈線的原則與技巧是什麼?
印刷電路板(PCB)是電子設備中不可或缺的一部分,其性能與可靠度直接影響整個系統的運作。PCB 是 Printed Circuit Board 的縮寫,也稱為印刷線路板,是一種關鍵的電子元件,既是電子元件的支撐體,也是它們之間電氣連接的媒介。之所以稱為「印刷」電路板,是因為它採用電子印刷技術製作而成。 佈線是 PCB 設計中的關鍵步驟,決定了電路板的性能與穩定性。本文將探討 PCB 佈線的原理與實用技巧,幫助工程師在設計中獲得更好的成果。 PCB 佈線原理: 遵循電路圖: 佈線時應嚴格依照電路圖,確保連接正確,避免短路或斷路。電路中的每個元件在佈線時都應標註清楚,以便日後維護與除錯。 考量訊號流向: 佈線時需考慮訊號路徑,盡量縮短訊號走線,以減少訊號衰減與雜訊。對於高頻訊號,應注意阻抗匹配,避免訊號反射與失真。 分層佈線: 在多層 PCB 中,應依據電路功能分層佈線。例如,電源層與接地層應分開佈線以降低雜訊,不同訊號層也應隔離,防止互相干擾。 避免 90 度轉角:訊號走線在傳輸過程中應避免尖銳的 90 度轉角,因為這會增加訊號反射與雜訊,降低訊號品質。必要時可使用 45 度轉角或弧形走線過渡。 接......
Mar 27, 2026
佈局指南
駕馭高速訊號的維度:2026 多層印刷電路板疊層設計與阻抗控制深度指南
當硬體工程師在EDA軟體中選擇「新增層」操作時,實際上已進入一場複雜的策略權衡過程。這個過程的核心不再只是拓展佈線空間,而是精準控制電磁能量的分佈與傳導。在目前高頻電路設計領域,多層PCB設計的底層概念已經發生了根本性的改變。設計者面臨的挑戰不再僅限於在電路板表面鋪設走線,而是在介質材料內部精確引導電磁波的傳播路徑。 訊號完整性(SI)與電源完整性(PI)的最終表現,在很大程度上取決於多層PCB堆疊結構設計的確定時刻。對於追求極致穩健性的工程師而言,深入理解多層PCB結構設計的規律與細節,成為其不可或缺的指導工具。這種指導不僅提升了設計的準確性,也將研發過程從初級的原型驗證推向工業級產品的高品質實現階段。 一、物理層的博弈:PCB 疊層隱藏的設計哲學 在雙面板時代,我們習慣用「點對點」的方式思考電路連接,但到了多層PCB設計,關鍵變成了「參考平面」的設定。 電磁波在傳輸線中傳輸時,需要一個緊靠的回流路徑。如果這個路徑斷開,或者因為PCB層排列不合理而偏移,訊號就像失去河道的水一樣,會四處尋找迴路,結果可能造成嚴重的串擾和輻射問題。 在設計高效率的PCB疊層結構時,我們必須遵守「磁通抵消」的原則。透......
Mar 19, 2026
佈局指南
高壓 PCB 佈局技巧:從材料選擇到安全設計實務
我們已經見過 高速與高功率 PCB,以及用於散熱管理的MCPCB;現在輪到認識 HV PCB 了。它們並非什麼特殊板子,而是把普通線路板馴化後用來承受高電壓。在這些高壓下,電流只有 mA 等級,因此功率不是問題;然而高壓走線並不好對付,因為在高壓下,電子會跳躍間隙、沿面閃絡,造成災難性失效。 正因如此,高壓 PCB 布局不只是把走線加寬;而是得運用嚴謹的設計規則、正確的材質選擇與布局策略,讓電力乖乖待在該待的地方。一旦搞砸,你面對的不只是設計錯誤,而是冒煙、火花,甚至整張實驗桌報銷。當 HV 與 LV 走線共存於同一塊板子時,難度更高。舉例來說,若 MCU 工作電壓為 3.3 V,卻意外耦合到 1 kV 突波,所有東西都會被摧毀。讓我們在本文中深入探討高壓設計。 什麼是高壓 PCB? 高壓 PCB(HV PCB)泛指任何設計用於超過標準電壓限值的印刷電路板。在此電壓等級下,絕緣、沿面距離與間隙都成為關鍵因素。一般定義如下: >30 VAC >60 VDC 依 IPC 標準即屬高壓設計考量範圍。 應用領域包括: 電源與逆變器。 電動車(EV 電力電子)。 醫療設備(X 光、MRI)。 高壓 PCB ......
Mar 04, 2026
佈局指南
PCB 佈局中電感的阻抗:完整指南
在每個 PCB 設計中,你都會遇到阻抗問題。因此,了解電感在不同頻率下的運作方式非常重要。此外,阻抗不匹配有時也會導致訊號反射、功率損耗和電磁干擾,進而影響整個系統的效能。 本指南提供 PCB 佈局中電感阻抗的最佳實踐。你將學習計算方法、實際實施策略以及重要的設計技巧。最終,你將獲得優化佈局以提升訊號完整性與效能的知識。 JLCPCB 的專業佈局服務 提供優化設計與適當的阻抗匹配,起價僅 $20,每引腳最低 $0.45。 延伸閱讀: PCB 佈局設計指南 什麼是電感的阻抗? 阻抗指的是元件對交流電流的總阻力。對於電感來說,這種阻力會隨著頻率的增加而上升。 當電流通過電感時,它會在磁場中儲存能量。這種儲能機制使電感能夠抵抗電流的變化。在直流情況下,理想電感表現為短路,阻抗為零。然而,隨著頻率上升,電感的阻抗會成正比增加。 在理想條件下,電感的阻抗為電抗性,這表示它儲存並釋放能量,而非以熱的形式耗散。在複數阻抗平面上,電感阻抗為正虛數,通常表示為 jωL。其中 j 為虛數單位,ω 為角頻率,L 為電感值。 如何計算電感的阻抗? 電感阻抗的基本公式非常簡單: Z_L = jωL = j(2πfL) 其中......
Mar 04, 2026
佈局指南
PCB 佈局設計成功的最佳訣竅:準則與實務
印刷電路板(PCB)佈局是電子電路設計與開發中的關鍵步驟。良好的 PCB 佈局能確保電子裝置發揮最佳性能與功能。PCB 佈局涉及在電路板上放置元件以及它們之間的電氣連線佈線。設計人員在建立 PCB 佈局時,必須考慮訊號完整性、熱管理與電磁干擾(EMI)等多項因素。 本文將概述 PCB 佈局設計,包含準則與最佳實務,並探討 PCB 佈局設計的重要性及其對電子裝置整體性能的影響。此外,我們也會介紹免費 PCB 佈局軟體的使用、建立 PCB 佈局的步驟,以及外包 PCB 佈局服務的優點。 遵循 PCB 佈局準則與最佳實務,設計人員可確保其 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面均達到最佳化。 PCB 佈局準則 PCB 佈局準則是一套規則與最佳實務,設計人員據此確保 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面均達最佳化。這些準則有助於避免常見錯誤,並確保佈局符合所需規格。本節將說明若干最重要的 PCB 佈局準則。 元件擺放 元件擺放是 PCB 佈局設計 中最關鍵的環節之一。正確擺放元件可降低雜訊、改善訊號完整性並最佳化熱管理。元件擺放準則包括: 依功能與重要性擺放元件 將相關元件群組在一起 高速元件彼此靠......
Jan 06, 2026
佈局指南
USB Type-C 的 PCB 佈局指南
USB Type-C 簡介 USB Type-C(USB-C)是一種通用的連接標準,用於裝置連接與充電。作為 USB 介面的最新演進,USB-C 具備多項優勢,包括可正反插的接頭、更高的資料傳輸速率與供電能力。此外,USB Type-C 還能傳輸音訊與視訊訊號,並相容於各種配件,如顯示器、外接儲存裝置與充電器。 USB Type-C 的特色 可正反插:與傳統 USB 介面不同,USB Type-C 可任意方向插入,無需擔心方向問題。 高速資料傳輸:USB Type-C 支援更高的資料傳輸速率,可達 USB 3.1 與 Thunderbolt 3 的速度,實現快速檔案傳輸與影片播放。 供電能力:USB Type-C 支援更高的功率輸出,可為筆電、平板與其他高功耗裝置充電。 多功能性:USB Type-C 可傳輸音訊與視訊訊號,並支援顯示器、外接儲存裝置與充電器等多種配件。 訊號圖示 USB Type-C 連接器共有 24 支接腳。以下兩張圖分別顯示 USB Type-C 插座與插頭的接腳。 圖片來源:Microship USB Type-C 介面的 PCB 設計需求 USB Type-C 佈局設計:......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 設計中的元件佈局
元件佈局是印刷電路板(PCB)設計的重要組成部分,對電子設備的性能、可靠性和製造能力有重大影響。在 PCB 上正確佈局元件可確保最佳運作,並有助於減少雜訊、干擾和熱傳導問題。本文將探討元件佈局的主要概念與技巧,以及它們在打造可靠且高效 PCB 中所扮演的角色。 什麼是元件佈局? 元件佈局是指在 PCB 上擺放電子元件的過程。這種配置對電路板的物理穩定性與電氣性能至關重要。適當的元件佈局透過策略性安排,可確保高效的熱管理、降低電磁干擾(EMI),並最大化訊號完整性。 元件佈局的關鍵面向 · 靠近電源接腳: 元件佈局的基本原則之一,是將電容、電阻及其他關鍵元件盡量靠近積體電路(IC)的電源接腳擺放。如此可減少雜訊與電壓波動,對穩定電路運作至關重要。將這些元件置於電源接腳旁,可縮短導電路徑長度,降低阻抗並提升整體電路性能。 · 元件分組: 將同類元件分組是良好元件佈局的另一要素。依功能將電阻、電容與電感分類擺放,可簡化 PCB 設計並提升訊號完整性。此方法能降低訊號干擾風險,並簡化電氣連接路徑。此外,良好的分組也有助於採用高效的製造技術與電路板佈局。 · 熱管理: 熱控制對於讓電子元件在最佳溫度範圍內運......
Jan 06, 2026
佈局指南
了解 PCB 佈局工程師在電子設計中的角色
印刷電路板(PCB)幾乎是所有電子設備的基礎,從工業設備到智慧型手機,無一例外。電子產品的可靠度、效能與功能,取決於這些電路板的設計與佈局方式。因此,PCB 佈局工程師的專業知識至關重要。他們負責將電路圖轉化為可製造、可運作的實體設計,並考量訊號完整性、元件擺放與散熱管理等問題。本文將介紹 PCB 佈局設計師的職責、所需知識與技能、面臨的挑戰,以及 PCB 設計的最佳實踐。 什麼是 PCB 佈局 工程師? PCB 佈局工程師專精於印刷電路板的實體佈局設計,將電子電路圖轉換成符合效能、製造便利性與可靠度要求的電路板設計。他們的主要任務是在兼顧訊號完整性、電磁干擾(EMI)與散熱的前提下,最佳化疊層、走線與元件擺放。隨著電子設備日益複雜,PCB 佈局專家必須確保設計小巧、高效且符合產業標準。 PCB 佈局工程師的核心職責 PCB 佈局專家在產品開發流程中扮演關鍵角色,其核心職責包括: · 元件擺放與方向: 正確的元件擺放與方向可最佳化空間、降低訊號干擾並簡化走線,涵蓋電阻、電容與 IC 的配置,兼顧效能與成本。 · 訊號走線與疊層管理: 良好的走線與疊層管理是維持訊號完整性、降低 EMI 的關鍵。工程......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 佈局設計終極指南
印刷電路板(PCB)佈局設計是任何電子設備的基礎,從簡單的小工具到高度複雜的系統皆然。PCB 佈局設計是將電子元件排列並在電路板上佈線,以建立功能完善且高效率電路的過程。其目標是在維持訊號完整性並確保熱與電氣性能的同時,實現最小的佔板面積。 從基本的印刷電路到複雜的軟性 PCB,任何工程化的電路板設計都包含大量工作。任何新的電子設備都會從方塊圖和/或一組電子線路圖開始。一旦完成並驗證了線路圖,您就可以依照以下步驟建立現代化的 PCB 設計與佈局。設計良好的 PCB 可確保最佳性能、可靠性與可製造性。本指南將探討 PCB 佈局設計的關鍵面向,包括最佳實務、重要考量,以及建立高效率 PCB 佈局的步驟。 PCB 佈局設計的步驟 步驟 1:繪製線路圖 步驟 2:定義 PCB 尺寸 步驟 3:將線路圖同步至 PCB 板設計 步驟 4:設計 PCB 疊構 步驟 5:定義 PCB 板設計規則與 DFM 需求 步驟 6:擺放元件 步驟 7:佈線 步驟 8:加入標籤與識別碼 步驟 9:產生設計輸出檔案 步驟 1:繪製線路圖 第一步是建立線路圖,這是一份定義元件如何互連的藍圖。放置每個元件符號並繪製彼此間的連線。線......
Jan 06, 2026
佈局指南
元件佈局與 PCB 佈線以實現最佳電路效能
電氣系統的效能、可靠度與可製造性,取決於導線與元件在印刷電路板(PCB)上的佈局方式。若能正確安排元件並妥善走線,就能快速傳遞訊號、降低雜訊,並實現兼具成本效益與功能性的設計。在今日高度微型化的電子設計中,對這兩部分的縝密規劃與執行愈發關鍵。 本文將透過不同設計類型的範例,深入探討元件擺放與 PCB 走線的基礎知識,幫助您了解這些方法對於打造各領域可靠且高效電子產品的重要性。 PCB 設計中的元件擺放是什麼? 元件擺放是指在印刷電路板(PCB)上規劃電子零件位置的過程。擺放方式會影響電氣訊號在零件間的流動效率,並直接關係到電路效能、散熱能力與製造難易度。將每個零件放置在能將干擾降至最低並提升效能的位置,需要技術知識與創意。 優秀的 PCB 設計始於正確的元件擺放,使組裝與後續維護更輕鬆。設計者需考量零件與電源、訊號線及散熱路徑的相對距離。 什麼是 PCB 走線? PCB 走線是利用銅線在板子上建立零件間電氣連接的過程。為降低雜訊、控制阻抗並確保最終產品符合訊號完整性標準,必須採用良好的走線技巧。 PCB 走線主要分為兩大類: · 單層走線: 僅使用單層銅箔完成連線,通常適用於簡單且成本導向的設計。......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 設計中接腳佈局的重要性
引腳佈局是印刷電路板(PCB)設計的重要環節,直接影響電子設備的效能與穩定性。正確的引腳佈局可確保電路中所有元件彼此順利通訊,減少錯誤並提升整體效能。本文將探討引腳佈局的定義、常見類型、最佳實務,以及在不同領域的應用。 什麼是引腳佈局? 引腳佈局是指積體電路(IC)或其他電子元件上,用於與印刷電路板(PCB)連接的引腳排列與配置方式。這些引腳負責元件與 PCB 之間的電氣連接,使資料得以傳輸。引腳佈局會影響訊號完整性與整體效能,因此理解並妥善設計引腳佈局,是打造可靠且高效電路的關鍵。 常見的引腳佈局類型 在 PCB 設計中,常見的引腳佈局有多種,每種都有其優勢,可依實際需求選用: · 雙列直插封裝(DIP) DIP 是最常見的封裝形式之一,具有兩排平行且間距固定的引腳,適合低密度設計與原型開發,易於手工焊接與更換。 · 表面黏著元件(SMD) SMD 引腳佈局體積小,可容納更多引腳,並直接焊接於 PCB 表面,有助於縮小設備尺寸並提升電氣效能。 · 四方扁平封裝(QFP) QFP 在元件四邊均設有引腳,適合需要大量 I/O 的複雜積體電路,兼具高密度與良好散熱特性。 · 球柵陣列(BGA) BGA......
Jan 06, 2026
佈局指南
GPIO 腳位選擇在嵌入式系統中的關鍵作用
通用型輸入與輸出(GPIO)在許多嵌入式系統中至關重要,從微控制器到像 Raspberry Pi 這類單板電腦皆然。從簡單的 DIY 電子專案到工業自動化,GPIO 腳位配置對各種專案都不可或缺,因為它們讓你能連接並與感測器、LED、馬達及其他外部元件互動。 本文將探討 GPIO 腳位配置是什麼、它們如何運作、有哪些類型,以及在設計中使用的最佳方法。不論你是經驗豐富還是剛入門,若想打造高效運作的電子系統,就必須了解 GPIO 腳位配置。 1. 什麼是 GPIO 腳位配置? GPIO 腳位配置顯示了當你想對微控制器或單板電腦進行資料收發時,各腳位應如何設定。與電源、接地及通訊協定等具有固定功能的專用腳位不同,GPIO 腳位用途多元,可依需求設定。 這些腳位是控制器內部數位碼與真實世界之間的橋樑。GPIO 腳位配置對於管理並與外部硬體通訊至關重要,例如讀取感測器資料或開關 LED。 2. GPIO 腳位的類型 不同類型的 GPIO 腳位對應不同用途,最常見的類型如下: 輸入腳位: 輸入腳位可讀取來自外部裝置(如感測器或開關)的資料。依感測器類型與裝置能力而定,這些訊號可能是數位(開/關)或類比。舉例來......
Jan 06, 2026
佈局指南
原型製作的最佳 PCB 佈局設計指南
印刷電路板(PCB)佈局是電子電路設計與開發中的關鍵步驟。良好的 PCB 佈局可確保電子裝置達到最佳性能與功能。PCB 佈局涉及在電路板上放置元件並在它們之間佈線。設計人員在建立 PCB 佈局時,必須考慮訊號完整性、熱管理與電磁干擾(EMI)等多項因素。 本文將概述 PCB 佈局設計,包含指引與最佳實務。我們也會討論 PCB 佈局設計的重要性,以及其對電子裝置整體性能的影響。此外,我們將探討免費 PCB 佈局軟體的使用、建立 PCB 佈局的步驟,以及外包 PCB 佈局服務的優點。 PCB 佈局指引: PCB 佈局指引是一套規則與最佳實務,設計人員遵循這些規則以確保 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面達到最佳化。PCB 佈局指引可協助設計人員避免常見錯誤,並確保佈局符合所需規格。最重要的 PCB 佈局指引包括: 1) 從清晰的電路圖開始: 確保電路圖完整且正確,因為它是 PCB 佈局的基礎。再次檢查連接、元件值與訊號流向以避免錯誤。保持電路圖流向由上至下、由左至右。例如:輸入埠可置於左上角,輸出則置於右下方。依據電路中的應用,為不同元件建立適當的區塊。下方參考設計即為最佳電路圖實務之一。 2)......
Jan 06, 2026
佈局指南
如何使用 RP2350 設計佈局
早年身為電子工程師,我設計過不少 2–4 層的開發板,有些是複製品,有些則強化了功能。開發板的設計能徹底釋放 PCB 設計師的潛力,同時讓我們在硬體研究過程中學到許多新的佈線技巧。自己動手做開發板的核心在於「客製化」,只需花一點心思,就能依照需求調整 PCB。有時為了降低整體系統成本,也會把微控制器的最小系統做成擴充板來使用。 Minimal 板概覽: 原始的 Minimal 板旨在提供一個簡單的參考設計,僅用運行 RP2350 所需的最少外部元件,同時保留所有 I/O 並保持易於接觸。它包含: 電源(5 V 轉 3.3 V 線性穩壓器) 石英晶體振盪器 快閃記憶體 I/O 連接(micro-USB 插座與 GPIO 排針) 新的 RP235x 系列 Minimal 板保留了大部分相同設計,但針對新硬體做了必要修改。此外,儘管採取極簡風格,仍加入了 BOOTSEL 與 RUN 按鍵,以及獨立的 SWD 排針,以提升除錯體驗。若成本或空間是首要考量,也可省略這些按鍵,因為它們的訊號仍在排針上留有空接點。現在輪到我們自己用 RP2350 打造一塊客製化 PCB 了。 RP2040 vs RP235x ......
Jan 06, 2026
佈局指南
PCB 設計指南 101:佈局與走線
歡迎來到我們 PCB 設計指南系列的第二篇文章。在本文中,我們將探討實現最佳 PCB 設計性能與功能所需的關鍵設計準則。無論您是電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生或業界專業人士,理解這些準則都能協助您打造高品質的 PCB 設計。本文將深入探討印刷電路板(PCB)設計的基礎原理與最佳實踐,這些指南有助於確保 PCB 正常運作、可製造,並符合所需的性能標準。讓我們與 JLCPCB 一同深入細節! 1. 元件擺放: 在 PCB 設計中劃分區域: PCB 上的數位與類比區域會被分開,以避免訊號互相干擾。將相關元件群組化不僅簡化走線,也能透過降低無關電路之間的串擾風險來提升訊號完整性。例如在類比放大器設計中,電源區域會遠離主要放大 IC,以避免訊號雜訊。 耐熱設計: 會產生熱量的元件(如電源穩壓器或大電流裝置)應擺放在通風良好或靠近 PCB 邊緣的位置,以利有效散熱。元件之間保持適當間距,對於組裝與維護的便利性,以及確保自動化焊接製程不會造成橋接或其他缺陷,都至關重要。 高速設計考量: 高速元件(如處理器與記憶體模組)應盡量靠近對應連接器擺放,以縮短走線長度,進而降低訊號延遲與潛在干擾。整體而言,深思熟慮的......
Jan 06, 2026
佈局指南
如何設計完整的 PCB 佈局?PCB 佈局工程師必須知道!
每一款革命性的電子產品並非從烙鐵火花開始,而是始於一個簡單的概念——也許是餐巾紙上的草圖,或是軟體模擬的設計。將這個概念轉化為實際可運作的硬體極為複雜,而連接兩者的關鍵橋樑就是印刷電路板(PCB)。在這片板子上安排元件與走線的設計與佈局,即所謂的 PCB Layout,是每位電子工程師都必須掌握的基本技能。 本文將帶你從 電路圖(schematic diagram) 一路走到 量產製造 階段,讓你的電子創意真正成為現實。 PCB Layout 工程師在設計前應該知道的事 在拉第一條線之前,必須先完成大量前置作業。良好的 PCB Layout 始於規劃階段:建立邏輯電路、定義物理限制。草率跳過這一步,最常導致改版、成本暴增與時程延誤。 從邏輯到藝術:電路圖繪製與 PCB Layout 第一步是「電路圖繪製」(schematic capture)。在 EDA 軟體中建立電路的邏輯表達,也就是顯示所有 元件 及其透過 網路(nets) 電氣連接的 電路圖。這份圖是專案的絕對真理,並產生關鍵的網路表(netlist),數位化定義每一條連線,供 PCB 佈局軟體遵循。 常見 誤解 是「電路圖只是草圖」。事實......
Jan 06, 2026
- 1
- 2
- 3