SMT 鋼網技術重點解析
探討奈米塗層等鋼網技術、有框/無框結構,以及其對錫膏印刷品質的影響。
精選貼文
鋼網技術
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......
Jan 06, 2026
最新貼文
鋼網技術
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
Oct 22, 2026
鋼網技術
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
Jul 27, 2026
鋼網技術
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
Jun 03, 2026
鋼網技術
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
May 29, 2026
鋼網技術
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
Apr 20, 2026
鋼網技術
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......
Mar 27, 2026
鋼網技術
初學者指南:階梯式鋼板(Step-Up 與 Step-Down)
眾所周知,企業正朝 2nm 邁進,電子產業正處於巔峰。十年間,PCB 元件尺寸也急遽縮小,從 1206 到 0402、0201,甚至更小。由於元件尺寸微小且要求高產能,焊接過程中可能出現墓碑效應、橋接或連接不良等缺陷。為了克服這些挑戰,業界廣泛採用階梯鋼網(step-up 與 step-down)等特殊技術, JLCPCB 亦提供階梯鋼網服務,為混合密度 PCB 設計提供可靠的焊膏沉積。 0.4 mm 細間距元件旁常需更高焊膏厚度,這類需求佔 SMT 總產量相當比例。能在同一印刷行程中,同時為 0.5 mm 間距元件與 01005 或 CSP 等 0.3 mm 間距微小元件提供不同焊膏高度的能力,已成為電子製造的新關鍵。階梯鋼網可在單一鋼網內實現多種焊膏高度。本教學將說明其原理、使用時機,以及對組裝品質的影響。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一片薄鋼板,上面精準切割出與 PCB 焊盤對應的開孔。為了在 PCB 上組裝 SMT 元件,必須將焊膏塗佈於焊盤,而鋼網是最有效且精準的方法。我們近期也討論過鋼網與奈米塗層的相關文章。 在高產能生產線上,操作員將鋼網置於 PCB 上,擠壓焊膏通過開孔並......
Mar 26, 2026
鋼網技術
PCB 組裝用雷射切割模板:材料、設備與主要優勢
現代表面貼裝組裝依賴於在密集 PCB 焊盤陣列上精確轉移焊膏。焊膏體積不一致會在回流過程中產生開路、焊橋和不穩定的焊點。PCB 鋼網透過與銅焊盤圖案匹配的開孔控制焊膏沉積,確保精確且可重複的印刷。 雷射切割鋼網可實現高尺寸精度,並具有均勻的開孔壁,可改善細間距元件的焊膏釋放。這些鋼網在原型和生產組裝中都能保持印刷品質。JLCPCB 鋼網服務提供雷射切割鋼網產品,可與自動化 SMT 印刷機無縫整合,在複雜的 PCB 佈局上實現一致的焊膏沉積。 什麼是 PCB 組裝中的雷射切割鋼網? 雷射切割鋼網的定義 雷射切割鋼網是一種薄金屬片,通常為不鏽鋼,上面精確開有與 PCB 焊墊對齊的開孔。這些開孔在表面貼裝技術組裝過程中調節焊膏的沉積,控制每個焊墊上施加的精確體積。雷射切割鋼網與化學蝕刻或機械沖壓鋼網不同,因為它們提供一致的開孔壁、均勻的厚度和銳利的轉角。 雷射切割的鋼網材料通常為不鏽鋼或鎳合金,在印刷機壓力下仍能保持平整且不易彎曲。JLCPCB 鋼網服務製造的雷射切割鋼網具有微米級精度,可在多次 PCB 生產中重複使用而不會退化。 PCB 組裝中的典型應用 雷射切割鋼網在 PCB 組裝中扮演決定性角色,......
Feb 20, 2026
鋼網技術
PCB 鋼網指南:PCB 鋼網設計、製造與 JLCPCB 解決方案全解析
圖 1 使用不鏽鋼鋼板進行焊膏印刷,達到高精度效果。 在採用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝中,精度是決定電子產品最終品質的關鍵因素。其中,對焊接精度影響極大的關鍵元件就是鋼板。鋼板作為實體模板,在元件放置前控制焊膏在 PCB 焊墊上的分佈。 精準的焊膏印刷能形成可靠的焊點,減少焊橋或焊料不足等缺陷,並提升整體 SMT 製程的可靠性。不論是打樣或量產階段,正確的鋼板設計與製作方法對於維持一致的組裝結果都至關重要。 本文探討鋼板在 PCB 組裝中的角色,涵蓋其應用、設計與製作原理,以及從 DIY 方法到 JLCPCB 鋼板 服務的實用方案。 認識 PCB 中的鋼板 圖 2 示意鋼板如何將焊膏侷限在 PCB 焊墊區域。 什麼是 PCB 鋼板? 在 PCBA 製程中,鋼板是一種薄片—通常由不鏽鋼製成—上面具有與 PCB 焊墊布局對應的開孔。焊膏印刷時,鋼板對準 PCB,使焊膏僅沉積在指定的焊墊區域。 在 SMT 產線中,鋼板通常用於製程前端。因此,鋼板品質對後續元件貼裝(Pick and Place)與迴焊等步驟影響重大。鋼板設計或製作不良,將導致整個組裝流程反覆出現缺陷。 主要功能與優點 PCB......
Feb 20, 2026
鋼網技術
PCB 組裝專用客製化鋼網:設計、訂購與使用指南
您是否曾經因為焊錫橋接或焊錫不足,導致整批生產報廢?很多時候,問題不在貼片機,而是製程的第一步:焊錫膏印刷。客製化鋼網正是決定產品可靠與否的關鍵。相較於僵化的標準鋼網,客製化 SMT 鋼網讓工程師完全掌控焊錫膏量,可針對日益密集且具挑戰性的 PCB 佈局進行精準調整。 本文將說明什麼是客製化 SMT 鋼網、哪些部分可以客製化,以及如何有效製作或訂購客製化鋼網。 什麼是客製化 SMT 鋼網? 基本定義與用途 客製化 SMT 鋼網是一種精密金屬片——通常為不鏽鋼——專為特定 PCB 的獨特焊墊佈局而設計,而非使用固定尺寸或通用設計的標準鋼網。鋼網開孔緊密對應 PCB 焊墊設計,同時厚度與材質等其他參數也能依組裝需求調整。 使用客製化鋼網的主要目的,是精準控制焊錫膏沉積量,確保整個 SMT 組裝流程中焊點一致且可靠。 為何客製化對 PCB 組裝至關重要 當 PCB 使用細間距 IC、QFN 封裝、BGA 或混合不同尺寸元件時,客製化尤其關鍵。此時標準鋼網可能導致焊錫膏過多或過少,造成焊錫橋接、立碑或焊點不足等缺陷。 透過客製化鋼網,工程師可針對每種焊墊最佳化焊錫膏量,提升製程穩定性並增強產品長期可靠度。......
Feb 13, 2026
鋼網技術
訂製 PCB 組裝用鋼網:如何製作、購買與選擇合適的供應商
表面貼裝技術(SMT)鋼網是現代 PCB 組裝中不可或缺的工具。它們是由金屬製成的薄片,通常為不鏽鋼,上面精確切割出開口,使焊膏能準確地塗佈在 PCB 焊墊上。鋼網的品質直接影響焊膏的沉積,進而影響最終組裝 PCB 的可靠性。 工程師通常需要訂製鋼網,而非依賴通用選項。每個 PCB 設計都有獨特的焊墊佈局、元件密度與焊接需求,因此「一體適用」的鋼網無法確保焊膏的精確塗佈。客製化鋼網能確保焊膏準確沉積在所需位置,將缺陷降至最低並提高生產良率。像 JLCPCB 這樣的領先製造商提供高品質的客製化鋼網,並與其 PCB 生產服務無縫整合,讓工程師能輕鬆獲得可靠的成果。 為 PCB 組裝訂製鋼網的意義 客製化 SMT 鋼網的定義 客製化 SMT 鋼網是專為匹配特定 PCB 佈局而設計的鋼網。與標準或通用鋼網不同,它們依據 PCB 元件的精確焊墊尺寸、間距與幾何形狀量身打造。這能確保每個焊墊都能獲得適量的焊膏,對焊點品質與減少橋接或焊料不足等缺陷至關重要。 工程師為何訂製鋼網 工程師通常基於以下原因訂製鋼網: 高元件密度與細間距設計需要精確的焊膏沉積。 獨特的 PCB 佈局或特殊元件無法透過通用鋼網可靠組裝。......
Feb 13, 2026
鋼網技術
表面貼裝鋼網:SMT 印刷與焊膏應用的實用指南
一切從一片纖薄的金屬開始,在組裝初期就悄悄插入。在任何零件定位之前、在熱量尚未觸及電路板之前,這一層便決定了錫膏的流向。錫膏能擴散到哪裡,全看它的設計;厚度多少、如何切割——這些細節決定了什麼會留下、什麼會被洗掉。對於尋求可靠鋼網的工程師,JLCPCB 提供高精度 SMT 鋼網,可無縫整合至 PCB 生產流程。 接著塗抹焊錫膏,讓它穿過薄鋼片的細縫,精準落在下方的電路板焊盤上。一旦開孔歪斜或邊緣粗糙,多餘的膏體就會溜進錯誤區域。哪怕只偏差一根頭髮的距離,麻煩就會迅速出現——導線跨接、焊點不牢、印刷後出現斷路。 在組裝電路板時,鋼網必須分毫不差。若無雷射切割,要擠出微量焊錫膏幾乎不可行——尤其當零件越做越小、排列越來越密時更是如此。 SMT 組裝中的表面貼裝鋼網是什麼 定義與基本功能 塗抹焊錫膏時,一片薄金屬平貼在電路板上——通常由不鏽鋼製成。鋼片上每一處開孔,都對應下方板上的接觸點。 刮刀滑過板面,將焊錫膏壓穿開孔,落在等待的焊盤上。當金屬片抬起時,膏體牢牢留在該在的位置。每個沉積點在零件放置上方時保持固定,隨後加熱固化,位置毫不偏移。 雷射表面貼裝鋼網 如今大多數鋼網都由雷射切割完成。當開孔縮小......
Feb 13, 2026
鋼網技術
SAM 與陶瓷:為您的 PCB 鋼網選擇合適的奈米塗層
隨著 SMT 設計不斷演進,電子產品開始採用更緊密的間距與更小的元件。傳統鋼網服務可用於較大的 SMD 焊盤,但隨著技術創新,奈米塗層鋼網也進入市場。奈米塗層具有疏水與疏油性,可排斥水、油及焊膏助焊劑。使用這些塗層的優點包括提升轉移效率、減少底部清潔需求(或頻率),並降低印刷後的橋接問題。 目前 SMT 鋼網使用的奈米塗層有兩種。第一種是自組裝單分子層(SAM)塗層。SAM 塗層需手動塗抹於鋼網底部(即與印刷電路板接觸的一側)。這類塗層厚度通常僅 2–4 奈米,肉眼不可見。SAM 塗層會隨時間磨損,但可重新塗抹。其主要優點是減少底部清潔與橋接。詳細訂購流程請見 奈米塗層鋼網 頁面。 另一種為陶瓷基底塗層,以下將詳細討論兩者。 什麼是 SAM 與陶瓷奈米塗層? PCB 產業主要使用兩種奈米塗層: 1. 自組裝單分子層(SAM)塗層: 自組裝單分子層(SAM)是由膦酸分子與鋼網表面鍵結而成的分子塗層。這些分子會自行排列成單分子厚度的薄膜,並與不鏽鋼及鎳等金屬產生化學鍵結。 施工方式: 擦拭式,操作簡便 厚度: 約 2–4 nm 可視性: 肉眼不可見,需用表面能量墨水檢測 耐用度: 會因時間或摩擦而磨損......
Jan 06, 2026
鋼網技術
使用奈米塗層鋼板減少焊錫橋接與清潔成本
電子裝置持續微型化的趨勢,確保了表面貼裝製程將不斷帶來新的挑戰。元件與鋼板開孔越來越小、間距越來越緊。對焊膏印刷製程的要求,促使技術必須不斷改進。奈米塗層應用於鋼板已有多年的歷史。 塗層通常以兩種形式提供。最常見的是多步驟液態塗層,透過擦拭方式塗佈在鋼板上,並在常溫下乾燥。這類塗層可由鋼板製造商或使用者自行施作。另一種較少見的形式,則由鋼板製造商以噴塗方式完成。奈米塗層供應商對其產品提出多項聲明,請參考訂購奈米塗層鋼板的流程。 常見聲明如下: 減少底部清潔需求 降低橋接缺陷 改善焊膏脫模 提升良率 塗層流程包含鋼板清潔、噴塗塗層,再進行固化。厚度僅 1–100 奈米的奈米塗層,是極薄的層次或化學結構,可透過多種方法附著於各種基材,並與無孔表面形成化學鍵結。作為對照,汽車產業常用的油漆厚度約為 125 微米,即 125,000 奈米。本文將探討這些塗層如何顯著降低橋接與清潔成本。 傳統焊膏鋼板的問題: 1) 焊橋問題 橋接發生於過多焊膏連接相鄰焊墊,造成短路。以下情況特別常見: 細間距元件(如 QFN、BGA) 表面積比低(SAR < 0.66)的鋼板 焊膏黏附於鋼板底部 脫模不一致 鋼板與 PCB......
Jan 06, 2026
鋼網技術
PCB 製造中的奈米塗層:如何超越傳統鋼板
奈米塗層是一種薄薄的疏水(防水)與疏油(防油)處理,用於焊膏鋼網的底部與邊緣。經過處理後,表面變得不易沾黏,可減少焊膏印刷所需的清潔次數。塗層厚度小於 5 奈米,在微觀層面與鋼網箔材結合,不改變鋼網的尺寸與形狀。 奈米塗層是業界已驗證的製程,從第一次印刷即可看到立即且可量化的改善。目前有許多關於可與鋼網搭配之奈米材料的研究。奈米塗層透過降低鋼網材料的表面能,防止焊膏沾附於非預期區域。因此,印刷出的焊膏沉積更乾淨、更均勻且更具再現性。本文探討奈米塗層的定義、可用類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠度與投資報酬率方面的比較。 奈米塗層的優點: 1) 疏水特性:奈米塗層可排斥水性化學物質(助焊劑),在潮濕環境中維持鋼網效能。 2) 疏油特性:透過排斥油性化學物質(助焊劑),保持清潔並減少焊膏塗佈時的污染。 3) 提升轉移效率:確保精準沉積並減少缺陷,尤其適用於細間距元件。 4) 減少底部清潔頻率:陶瓷與自組裝單層(SAM)塗層的結合,可降低清潔次數,節省時間與維護成本。 何時使用奈米塗層鋼網: 奈米塗層鋼網適用於: 高密度 PCB 設計,含 01005、0201 及細間距 BGA 或 QFN ......
Jan 06, 2026
鋼網技術
PCB 組裝中 SMT 鋼網的必備指南
簡介 在快速變化的電子製造領域,表面貼裝技術(SMT) 對於實現印刷電路板(PCB)組裝的效率與精度至關重要。SMT 製程的核心是 SMT 鋼網,這是準確塗佈焊膏不可或缺的工具,可確保元件與 PCB 之間形成可靠的電氣連接。本指南深入探討 SMT 鋼網的類型、材料、製造方法、優勢、挑戰與未來趨勢。 SMT 鋼網的類型:- SMT 鋼網有多種形式,以滿足不同的生產需求: 無框 SMT 鋼網: 這類鋼網彈性高且具成本效益,適合原型與小量生產。採用不鏽鋼或鎳合金製成,易於操作與存放,能靈活應對不斷變化的 PCB 設計。無框 SMT 鋼網特別適合需要快速變更與調整的環境,讓製造商能在不同 PCB 設計之間快速切換,大幅減少停機時間。 有框 SMT 鋼網: 有框鋼網以耐用著稱,適合大量製造。剛性框架在焊膏印刷時提供穩定性,確保多片 PCB 結果一致。在需要精度與重複性的大量生產線上,它們是首選。有框 SMT 鋼網提供穩固與可靠,對於長時間生產中維持品質至關重要,任何偏差都可能造成重大損失。 原型 SMT 鋼網: 快速原型製作受益於這類鋼網,讓工程師能快速測試新的 PCB 佈局。它們支援產品開發的靈活性,可根......
Jan 06, 2026
鋼網技術
如何選擇 SMT 鋼板
什麼是 SMT 鋼網? SMT 鋼網是一種用於焊接製程的薄金屬板,專為 SMT(表面貼裝技術)而設計,在 SMT 焊接過程中扮演關鍵角色。SMT 鋼網能將焊膏直接精準地塗佈於 PCB 的 SMD 焊墊上,有效避免回流焊時出現錯誤與缺陷,完工後可獲得精確的錫覆蓋量。 SMT 鋼網的種類 依焊膏塗佈方式不同,常見有三種鋼網類型。 框架式 SMT 鋼網 框架式 PCB 鋼網多半開箱即用,由一般雷射切割的鋼片固定於金屬框架而成。因框架提供更佳穩定性與重複使用性,特別適合大量 SMT 組裝。 框架亦能加快 PCB 與鋼網的對位流程。然而框架成本較高、佔空間且管理較複雜,也讓鋼網更重、運費增加。 無框架鋼網 無框架鋼網少了外框,成本比框架式更低,可直接放置於 PCB 上使用,適合業餘或一次性用途。重量輕,運送方便。 無需額外框架,適合小批量印刷並可自訂尺寸;同樣能依特定 PCB 設計與零件布局進行客製。 階梯鋼網: PCB 上各元件對焊膏量需求不同,一般雷射鋼網只能改開孔大小,整片厚度相同。 為達更高焊接品質,工程師常需在同一鋼網上做出多種厚度,以精準控制焊膏量,因而誕生階梯鋼網。它能在同一鋼網上印出不同厚度......
Jan 06, 2026
鋼網技術
奈米塗層如何影響 SMT 印刷中的鋼網性能
焊膏鋼網的底部與邊緣會覆上一層超薄奈米塗層,具備疏油(抗油)與疏水(防水)特性,使表面不易沾黏,從而減少印刷過程所需的清潔次數。這層厚度不到 5 nm 的塗層不會改變鋼網原有尺寸或形狀,僅與鋼片形成極薄鍵結。JLCPCB 提供奈米塗層鋼網,利用此技術提升印刷效率與可靠度。 由於鋼網底部不殘留焊膏,下一次印刷時就不會把殘錫轉印到 PCB,降低橋接風險,後續印刷品質與首次相同;同時減少底部殘錫,進一步降低底部清潔頻率。我曾見過某些客戶從每印 1 片就清潔,改為每印 20 片才清潔一次。本文將探討奈米塗層的定義、種類,以及與傳統 SMT 鋼網在印刷品質、可靠度與投資報酬率上的差異。立即造訪此頁面,免額外費用即可向 JLCPCB 訂購奈米塗層鋼網。 傳統鋼網製程的問題: 印刷時焊膏必須附著於鋼網上方,卻不該殘留在底部;一旦黏在孔壁或底面,就會造成焊膏抹污、缺錫等問題。 為了克服這項難解的製程限制,高階板子往往每印一次就得清一次底面!此舉不僅拖慢整條 SMD 產線,也無法根治問題,反而讓清潔耗材成本持續攀升。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網底部與孔壁被永久賦予抗黏效果,頂面則維持未處理狀態。奈米塗層僅數奈米......
Jan 05, 2026
鋼網技術
鋼網清潔方法:手動與自動
為了在表面黏著技術(SMT)印刷電路板組裝中,將焊錫膏精準且可靠地塗佈於 PCB 焊墊上,必須使用鋼網(stencil)。為維持印刷品質並避免錯誤,必須經常清潔開孔。雖然量產時普遍採用自動鋼網清洗機,但在製作原型板或小批量組裝時,仍建議手動清潔。鋼網清洗攸關製程良率與投資報酬率,是極其關鍵的步驟。本文比較各種清潔技術,並詳細說明手動與自動鋼網清洗的完整流程。若您需要依特定板框設計的客製化鋼網,JLCPCB 提供彈性選項。立即造訪 JLCPCB 訂購您的客製鋼網。 鋼網清洗的必要性 許多 PCBA 組裝廠經常遇到同一個問題:鋼網髒了!該如何清洗?看似簡單,卻帶來諸多頭痛與後續困擾,如人力、清洗一致性與品質等。 定期清洗鋼網的關鍵原因: 鋼網開孔殘留焊錫膏會導致焊錫沉積不準確。 殘留焊錫膏亦會造成焊球及中間焊珠。 鋼網上的灰塵、助焊劑與其他雜質會降低印刷品質。 乾涸焊錫膏堵塞開孔會影響鋼網壽命與印刷清晰度。 清潔不足會導致更多印刷錯誤板。 如何清洗 SMT 鋼網? 業界普遍認為 70% 的貼裝缺陷源自焊錫膏印刷,因此清洗 SMT 鋼網對提升印刷品質至關重要。若開孔被髒污或異物堵塞,可能導致焊錫量過多或......
Jan 05, 2026
鋼網技術
何時選擇電鑄模板
高品質的 PCB 鋼網對於精準的焊膏塗抹至關重要。不論是小量生產還是原型製作,透過 JLCPCB 訂購 PCB 鋼網都非常簡單。電鑄成形是一種將金屬原子逐層沉積,以製造金屬、鋼網或零件的方法。這種方法能將芯軸或母版表面複製成極為精確的副本。 電鑄成形的另一個顯著特點是其可重複性。電鑄鋼網可在 2 至 7 mil 之間以 0.01 mil 的增量製作任意厚度。選擇合適的鋼網技術至關重要,因為它能確保焊膏被精確塗抹。透過電鑄成形製作的電鑄鋼網具有獨特優勢,使其在特定應用中不可或缺。 什麼是 SMT 鋼網? 根據製程不同,鋼網分為三種:化學蝕刻、雷射切割與電鑄成形。相較於其他兩種,雷射鋼網精度更高,通常由薄不鏽鋼片製成。標準雷射切割的輸出通常更精細,從而提高精度。與化學蝕刻法相比,它也能提供更一致的結果。JLCPCB 提供高精度不鏽鋼雷射切割鋼網,可選階梯設計、電解拋光與奈米塗層,以提升焊膏脫模與印刷精度。由於製程不受化學環境影響,因此無需防潮層。 下單時,您可以選擇無框或有框鋼網。自動與半自動鋼網印刷機使用有框鋼網,其尺寸符合多種標準。手工焊接通常使用無框鋼網,您可依需求自訂鋼網尺寸。我們最近撰寫了一......
Jan 05, 2026
鋼網技術
錫膏鋼網類型:雷射切割、電鑄與蝕刻
我過去曾多次介紹過鋼網(Stencil),對於電子設計師來說,它們是極其出色的工具。到目前為止,大家都知道鋼網只是一片簡單的薄鋼片,其作用是作為塗佈錫膏的遮罩。塗佈完成後,我們就能放置元件並進行加熱,PCB 就準備好了!聽起來很簡單,但其實仍有一些細節需要注意,例如錫膏的回流焊溫度曲線(Thermal Profile)與 PCB 的加熱程序。如果加熱方式錯誤,零件可能會損壞。今天我們不討論設計流程,而是要探討鋼網的「製造」。目前有許多製造公司生產不同類型的鋼網,其中最常見的三種類型包括: 1. 雷射切割鋼網 (Laser-Cut Stencils) 2. 電鑄鋼網 (Electroformed Stencils) 3. 化學蝕刻鋼網 (Chemically Etched Stencils) 根據它們之間的差異,我們將能判斷哪一種最適合特定的用途。 1. 雷射切割鋼網 雷射切割鋼網是利用高精密雷射(通常是 Nd:YAG 或光纖雷射)在不鏽鋼箔上切割出開孔。雖然雷射光束受到嚴格控制,但在微觀層面上仍會產生微米級的表面不平整。這種工法會產生肉眼難以察覺的粗糙切割面,且孔壁的錐度(Tapering)有限。......
Jan 02, 2026
- 1
- 2
- 3