PCB 品質與可靠度測試
AOI、飛針測試、電性測試與可靠度測試指南:確保 PCB 效能與長期耐用性的關鍵。
精選貼文
品質與可靠度測試
PCB 測試方法:PCB 測試與特性分析全方位指南
談到印刷電路板(PCB)時,確保其穩定且持續的功能性與可靠度是關鍵所在。PCB 測試在製造過程中扮演著至關重要的角色,能夠識別潛在問題並防止付出高昂代價的失效。在這份全方位指南中,我們將探討用於測試和特性分析 PCB 的不同方法,為工程師、製造商和電子愛好者提供有價值的見解。 如何測試 PCB 測試 PCB 涉及一套系統化的方法,以檢視其設計和功能的各個層面。以下是 PCB 測試的基本步驟: 目視檢測 PCB 測試的第一步是縝密的目視檢測。此過程包含檢查電路板是否有任何可見的瑕疵,例如焊接錯誤、元件偏移或物理損壞。目視檢測有助於識別可能影響 PCB 效能和可靠度的問題。 導通測試 導通測試旨在確保 PCB 上電氣連接的完整性。透過測量電阻或進行壓降測試,此方法可驗證是否存在可能阻礙電路板正常運作的開路或短路。 功能測試 功能測試是對 PCB 效能及其是否符合規格的綜合評估。此測試涉及將電路板置於實際應用場景中,驗證其功能性並確認其能力符合預期需求。 環境測試 環境測試評估 PCB 承受不同環境條件的能力。這包括將電路板暴露於溫度變化、濕度、震動和熱應力中。透過讓 PCB 經歷這些條件,製造商可以評......
Jan 02, 2026
最新貼文
品質與可靠度測試
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
Nov 11, 2026
品質與可靠度測試
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
Nov 04, 2026
品質與可靠度測試
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
Oct 27, 2026
品質與可靠度測試
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
Oct 16, 2026
品質與可靠度測試
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
Oct 14, 2026
品質與可靠度測試
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......
Oct 13, 2026
品質與可靠度測試
高密度板測試覆蓋率攻堅:PCB 製造測試中的 JTAG 邊界掃描
隨著球柵陣列(BGA)封裝普及,針床治具的探針無法接觸元件底部的節點,使用飛針測試一片複雜主機板可能需要半小時以上,新產品導入(NPI)階段還需要額外支出治具費用。雙面高密度電路板的情況更加棘手:板面布滿元件,測試點難以安排,傳統電路內測試(ICT)的覆蓋率也受到限制。邊界掃描測試正是為了處理這類測試盲區,但許多團隊直到客戶進行工廠稽核時,才發現設計階段根本沒有預留相關資源。 IEEE 1149.1 標準(俗稱 JTAG)在晶片各個輸入/輸出(I/O)接腳旁嵌入掃描單元,透過 TCK、TMS、TDI 與 TDO 四條訊號線,就能驅動及讀取接腳狀態,不依賴實體探針接觸。對於測試治具無法接觸的BGA 互連,邊界掃描能在不拆開封裝的情況下,逐一檢查網路是否存在開路或短路,這正是它的重要價值。 注意事項 JTAG 邊界掃描的價值,在於突破封裝限制以檢查數位互連,但它不能取代所有 PCB 測試。設計階段預先規劃掃描鏈、準備邊界掃描描述語言(BSDL)檔案並預留測試點,才能真正提高量產測試覆蓋率。 一、邊界掃描工作原理 掃描鏈上每顆相容晶片的內部,都包含測試存取埠(TAP)控制器、指令暫存器與資料暫存器群。T......
Oct 08, 2026
品質與可靠度測試
濕熱環境下PCB CAF導電陽極絲失效分析與材料選型
儲能電站、車載電控、海上風電變流器的 PCB,服役環境常年高濕,設計壽命動輒十年起步。這類客訴有個共同特徵:設備間歇性死機或漏電保護誤動作,拆板送回實驗室量測,絕緣電阻又恢復正常,復測復現不了。折騰幾輪後把板子做切片,才在玻纖布層裡找到那根細如髮絲的金屬絲,PCB CAF 失效的排查至此才算摸到門。 CAF(導電陽極絲)是銅離子在高濕高壓下沿玻纖與樹脂界面電化學遷移形成的導電通道,屬於典型的 PCB 絕緣失效。它和表面枝晶不是一回事:枝晶生長在板面看得見的位置,CAF 躲在基材內部,常規目檢和簡單量測都抓不到它。PCB 耐濕可靠性做得好不好,很大程度上就看對 CAF 的認知深度。 注意事項 CAF 屬於藏在 PCB 基材內部的絕緣可靠性失效,外觀檢查正常並不代表沒有風險。設計、材料與製程必須同時管控,才能降低濕熱環境下的長期失效機率。 一、CAF 失效機理與典型形貌 CAF 生長需要四個條件同時成立:濕氣提供電解環境、導體間存在直流偏壓、玻纖/樹脂界面存在親水通道、陽極有銅源。通電後陽極銅氧化溶出 Cu+,在電場驅動下沿玻纖束表面向陰極遷移,沿途還原堆積成絲狀或樹枝狀沉積,最終把相鄰導體連通。切片......
Oct 08, 2026
品質與可靠度測試
專業製造中的 PCB 清潔度:防止污染並確保長期可靠性
在 PCB 製造過程中,電路板幾乎在每個階段都會被各種汙染物弄髒。在焊接製程中,助焊劑(不論是松香型或更新的有機型)可能留下殘渣或離子鹽,附著在焊墊與走線上並帶有黏性。接下來的蝕刻、電鍍與微蝕刻;若沖洗不完全,化學製程會在銅面上殘留金屬離子。鑽孔、成型與分板時也會產生金屬屑、玻璃纖維粉塵與基材碎片等微小顆粒。 這些碎屑可能卡在零件之間、爬進導通孔或卡在間距狹窄的導體間。在無管控的環境中,棉絮與一般灰塵等空氣汙染物只會讓風險更高。人員與機械搬運也會加劇髒汙:指紋帶有油脂與鹽分,廠內機器也可能留下一層吸濕的潤滑劑薄膜。業界研究持續指出,PCB 在整個製程中面臨各種汙染源,即使最微小的殘留也可能成為失效點。 常見汙染類別包括: 助焊劑活化劑與鹵素 金屬顆粒 灰塵、纖維與基材碎屑 殘留清洗溶劑 殘留濕氣與濕度 殘留物對電氣性能與長期可靠度的影響 身為一位正在製作 PCB 的愛好者,我逐漸了解到殘留物其實會拖慢板子性能。任何飛濺的灰塵或焊錫都可能阻擋氣流並造成熱點。灰塵會形成薄層,成為絕緣體,干擾散熱。助焊劑殘留尤其令人擔心,因為大多數會吸水,吸水後形成導電膜,降低表面絕緣電阻(SIR)。這些薄膜在電偏壓下......
Sep 25, 2026
品質與可靠度測試
高可靠訂單驗收爭議頻發:IPC‑A‑600、IPC‑A‑610與J‑STD‑001實戰對照要點
隨著車規域控制器、醫療監控設備、軌道交通、航空電子相關訂單持續增多,客戶工廠審核環節,經常會問到的第一個實際問題就是「到底依照哪一套IPC標準開展產品驗收」。實際業務當中,很多品質糾紛,根源都是標準引用搞混:電路板生產廠家按照裸板相關標準完成生產出貨,組裝端卻拿成品組裝的標準做判定退貨;供需兩方各自拿不同規範條文作為依據,造成整批貨物擱置數週,問題沒辦法閉環結案。 IPC‑A‑600用來管控裸板檢驗,IPC‑A‑610針對組裝成品檢驗,J‑STD‑001偏向焊接工藝管控,三套標準相互關聯,但各自適用範圍劃分清晰。如果採購規格只簡單標註「按照IPC三級驗收」,沒有寫明標準編號、版本以及配套規範,實際上等同於驗收條件沒有明確界定。 一、三套標準各自管控範圍 IPC‑A‑600《印製板可接受性》,屬於以圖示為主的裸板外觀判定標準。主要判定基材分層、白斑起泡、孔銅完好程度、阻焊附著力、表面處理變色這類裸板相關缺陷。實際作業一般會搭配IPC‑6012性能規範一起使用,IPC‑6012會明確孔銅厚度、介質層厚度等各項指標的最低量化要求。 IPC‑A‑610《電子組件可接受性》,用於組裝完成之後的電路板成品檢驗......
Sep 22, 2026
品質與可靠度測試
PCB 焊接性測試完整指南:J-STD-002/003、潤濕標準與可靠度
重點摘要 核心目的:在正式組裝之前確認焊料潤濕能力,避免良率下降與焊點失效。 破壞性測試:依照 J-STD-002,完成焊接性測試的元件與測試 Coupon 不得重新投入正式生產。 合格標準:元件接腳要求至少 95% 焊料覆蓋率,裸露散熱焊墊則要求至少 80%。 主要缺陷:可檢出不潤濕(基底金屬裸露)、退潤濕(焊料回縮),以及 ENIG 的 Black Pad 問題。 DFM 預防:使用 Thermal Relief、避免絲印覆蓋焊墊,並根據預期儲存壽命選擇合適的 PCB 表面處理。 焊接性測試(Solderability Test)會在您將整捲元件正式投入生產線之前,先回答一個最重要的問題:熔融焊料究竟能不能真正附著在這個表面上?如果跳過這項測試,您可能要等到回流焊完成後才得到答案——此時整批 PCB 已經出現焊點開路與元件立碑。 在本指南中,您將了解: 焊接性測試實際量測什麼,以及為什麼會發生潤濕失敗 Dip-and-Look、Wetting Balance、Solder Float 與 Reflow Simulation 的差異 J-STD-002 與 J-STD-003 的實際測試參數,包......
Sep 02, 2026
品質與可靠度測試
PCB 檢驗標準完整指南:AOI、X-Ray、ICT、FCT 與 IPC
重點摘要 多層次防護:結合 AOI、AXI、ICT 與 FCT,可以涵蓋不同檢測方式各自的盲區。 錫膏印刷:錫膏印刷可能造成高達 60% 的組裝缺陷,因此越早進行檢查越重要。 IPC 標準:IPC Class 3 將 BGA 空洞限制由 25% 收緊至 10%,因此會提高製造成本。 熱平衡:讓元件兩端在 PCB 佈局中具有相近的受熱條件,可以平衡回流焊時的拉力並降低立碑風險。 設計控制:清楚的測試焊墊以及容易辨識的極性標記,有助於提高自動化檢測的可靠度。 PCB 檢驗並不是在生產結束時只進行一次檢查,而是由多種檢查與測試方式共同組成,每個階段都針對其他方法可能無法發現的問題。AOI 可以快速找出肉眼可見的焊接缺陷,但無法看到隱藏在 BGA 下方的焊點;X 光檢查可以看到這些隱藏連接,卻仍然無法確認完成組裝的電路板是否能正常上電並按照預期運作。因此,可靠的 PCB 檢驗必須在正確的製造階段使用正確的方法。 在本指南中,您將了解: PCB 檢驗涵蓋哪些內容,從裸板一路到完成組裝的 PCBA AOI、X 光、ICT 與功能測試之間的差異 哪些焊點缺陷最容易造成產品現場退貨 焊球內部允許存在多少空洞 IP......
Sep 02, 2026
品質與可靠度測試
PCB 製造中的焊點檢驗:3D AOI 與 X 光檢測
重點摘要 焊點檢驗是現代 PCB 製造的關鍵環節,可及早發現缺陷並確保產品可靠度。製造商結合錫膏檢測(SPI)、用於可見焊點的 3D AOI,以及用於檢查 BGA/QFN 隱藏問題的 X 光檢測,即可有效發現錫橋、冷焊、立碑與枕頭效應等常見缺陷。依循 IPC-A-610 標準並採用分層檢驗策略,可顯著降低現場失效率,同時提高一次通過率。JLCPCB 的專業製程可為原型製作與大量生產提供經過完整檢驗的高品質電路板。 現代智慧型手機主機板在比手掌還小的電路板上,密集配置了超過 3,000 個焊點。只要其中一個焊點在產品投入使用後失效,就足以讓整台產品故障。這就是現實;隨著封裝尺寸持續縮小,例如 0201 被動元件與 0.4 mm 間距 BGA,焊點檢驗已成為影響 PCB 製造品質最重要的單一環節。 本文將說明良好與不良焊點的差異、不同檢驗技術分別適合處理哪些問題,以及如何建立多層次策略,在缺陷產品離開工廠前將其攔截。本文也會介紹 JLCPCB 等製造商如何將這些系統整合至生產製程。 什麼是焊點檢驗?為什麼如此重要? 焊點檢驗究竟包含哪些工作?它是以系統化方式檢查已組裝印刷電路板(PCB)上的所有焊接連......
Aug 17, 2026
品質與可靠度測試
PCB高密封裝微觀失效與可靠度排查完整實務
重點摘要 光學檢測盲點:AOI適合識別板面缺陷,但無法直接觀察BGA、QFN等封裝底部焊點及板材內層微裂。 分層核心成因:環氧樹脂、玻璃纖維與銅箔的熱膨脹係數不匹配,會在迴流焊及溫度循環中累積界面剪切應力。 標準排查順序:應遵循由外至內、先無損後破壞的原則,依序進行電氣定位、C-SAM、微切片、SEM及EDX分析。 微觀判定重點:需檢查焊點氣孔、裂紋、界面剝離、IMC厚度及黑墊腐蝕等失效特徵。 量產預防策略:透過冷熱衝擊與高溫高濕偏壓測試,提前暴露焊點疲勞、過孔銅斷裂及層間絕緣劣化問題。 進行高層數、HDI高密度電路板研發與量產時,即使前期設計及製程全部依照規範執行,產品經過長時間高低溫、振動及篩選測試後,仍可能出現無規律斷訊故障。這類問題通常不是外觀可見的燒蝕損傷,而是板材內層或焊點介面產生肉眼難以察覺的微裂與分層缺陷。 隨著BGA、QFN及CSP微型封裝普及,線路與孔徑尺寸縮小至微米等級,不同材料之間熱膨脹差異形成的內應力也會被大幅放大。設備出現間歇性通訊異常時,若要快速定位真實失效源,必須結合材料熱力學、電氣定位、無損掃描及分層拆解檢測手段。 常規光學檢測存在天然盲點 產線一般依靠AOI自動......
Jul 27, 2026
品質與可靠度測試
永續材料與專業製造如何確保符合 RoHS 規範的 PCB
你是否曾經歷過,一批完成的產品因電路板上單一元件未通過 RoHS 篩檢,而在歐盟海關被扣留?這種情況發生的機率比大多數工程師想像的要高,而財務損失遠比貨物被扣押本身更大。浪費的時間、重新設計的費用,以及足以讓整個產品上市停擺的合規審計,這才是 RoHS 處理不當的實際代價。重點如下:對於經驗豐富的 PCB 設計師 而言,符合 RoHS 規範的 PCB 不再是個勾選項目的例行公事。這項指令已從一項不連續的法規,轉變為一種高度整合的製造事實,滲透到每一項材料選擇、每一個製程參數,以及供應鏈中的每一個環節。 正確執行的技術細節,至今仍讓經驗豐富的團隊感到意外。今天,我們將探討材料科學、製程控制和供應鏈策略,這些正是區分真正合規的電路板與僅在文件上看起來合規的關鍵所在。本指南涵蓋了重要的實用工程細節,無論是無鉛合金的選擇、迴焊溫度曲線設定,甚至是合規文件的準備。 為何 RoHS 對環境安全與市場准入至關重要 正如我們在課堂上所見,有害物質限用指令(2011/65/EU,經 2015/863/EU 修訂為 RoHS3)限制了電氣及電子設備中的十種化學物質。最初限制的六種物質為鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd......
Jun 03, 2026
品質與可靠度測試
印刷電路板基礎 5:印刷電路板測試與品質保證
歡迎來到 PCB 測試與品質保證的領域!品質管控在各行各業中始終是至關重要的一環。卓越的品質管控不僅能為客戶的電子專案注入更多能量,更能為電子產業帶來認證與保障。讓我們一同了解測試與品質保證在 PCB 製造中的重要性。 測試與品質保證在 PCB 製造中的重要性: 測試與品質保證在 PCB 製造中極為重要,因為它們能確保最終產品符合所需的規格與性能標準。讓我們來探討測試與品質保證至關重要的關鍵原因: A) 可靠性與性能: 測試驗證了 PCB 的可靠性與性能,確保它們在各種操作條件下能如預期般運作。它有助於找出可能影響 PCB 整體性能或壽命的設計缺陷、製造瑕疵或元件故障。 B) 符合規格: 測試確保 PCB 符合設計規格、行業標準和客戶要求。它驗證了各個元件的功能、互連的完整性以及電路的整體電氣性能。 C) 降低成本: 透過測試及早發現缺陷,可以最大限度地減少昂貴的重工、維修或召回。藉由在製造過程中識別並修正問題,測試有助於降低成本並提高整體生產效率。 PCB 製造中的各種測試方法: 讓我們探索 PCB 製造中用來確保最高品質與可靠性的不同測試方法: A) 電氣測試: 電氣測試涉及評估 PCB 的導......
Jun 01, 2026
品質與可靠度測試
PCB 中的 Via-in-Pad:優勢與挑戰
在印刷電路板(PCB)設計中,焊盤內導通孔(via-in-pad)已成為廣泛採用的技術,特別是在高密度互連(HDI)設計中。它特別適用於封裝間距為 0.8 mm 或更小的 BGA。此方法將導通孔直接置於元件的表面貼裝焊盤內,帶來多項設計與性能優勢,例如:將去耦電容更靠近 IC 接腳放置,提升旁路與雜訊性能。正確實施焊盤內導通孔可確保熱性能、RF 屏蔽與電源應用的相容性。然而,焊盤內導通孔在製造上帶來獨特挑戰,需在設計與生產階段審慎考量。本文探討在 PCB 設計中使用焊盤內導通孔的優點、挑戰與實務考量。 導通孔用於在多層 PCB 的不同層之間傳輸電氣訊號。與其將訊號從接腳拉出再放置傳統導通孔,不如直接在焊盤上製作導通孔。焊盤內導通孔可節省空間、簡化佈線、改善熱管理,並降低寄生電感。焊盤內導通孔通常比傳統導通孔更昂貴。設計者必須確認其 PCB 製造商的設計能力,並從 PCB 設計工具中提取所有必要檔案,以確保電路板順利製造。 什麼是焊盤?為何使用焊盤內導通孔? 焊盤 是 PCB 上的導電區域,用於焊接元件。焊盤對於確保元件與電路板之間可靠的電氣與機械連接至關重要。在傳統設計中,導通孔放置在焊盤外部以連......
May 15, 2026
品質與可靠度測試
測試 PCB 電路板:完整測試方法與最佳實務
身為 PCB 製造商,我們始終進行多階段測試,因為如果您曾經設計過一塊 PCB,並將精心佈線的板子送到 JLC,滿懷期待地等待送達,像拆新 iPhone 一樣開箱,結果卻發現一個肉眼幾乎看不見的焊錫橋就足以讓您的傑作淪為高級杯墊——這正是 PCB 測試存在的理由,而我們對此更加重視。 PCB 測試就像電子產品在正式上崗前的「健康檢查」。然而,在電子產業中,我們會使用各種機器與測試方法,本文將進一步說明。PCB 會經歷多層次測試,每一層都旨在捕捉不同類型的缺陷。在本詳細指南中,我們將檢視每一種 PCB 測試方法 並說明測試順序。我們將了解每個階段為何不可或缺。確認 PCB 製造商是否確實採用這些技術,永遠是明智之舉。 為何徹底的 PCB 測試如此重要 PCB 測試是一項結構化流程,用於驗證 PCB 的電氣與功能正確性,所有測試都在板子製造與組裝完成後進行。目標非常簡單: 製造商必須確保每一片 PCB 都能完全依照設計運作。在 PCB 製造 與元件放置後,會檢查焊錫品質與功能行為。為了所有這些測試,PCB 製造商設計了完善的測試流程,以減少電路失效與生產延遲。 失效成本 vs 昂貴的現場退貨 如前言所......
Mar 04, 2026
品質與可靠度測試
如何避免銅箔剝離
熱風整平(HASL)是在裸露的銅面上覆蓋一層錫合金,以防止氧化並為後續組裝提供良好的焊接表面。HASL 的基本流程是將 PCB 板短暫浸入高溫液態錫槽,在助焊劑與高溫錫的作用下形成銅錫合金(IMG);接著在導軌上將板子提起,同時以高壓氣體吹除非銅區域多餘的錫,並將焊盤上不平整的焊料整平。 HASL 製程能提供良好的可焊性,然而實際作業時容易發生銅箔剝離:單面板最常出現在電鍍孔,雙面板則常見於環形墊圈狹窄的導通孔焊盤,尤其是長槽孔。造成銅箔剝離的主要原因如下: 1. HASL 錫槽溫度 275–300°C 遠高於板材的玻璃轉移溫度(TG 點),板子在錫槽高溫與高壓氣體噴射下承受強大應力,若缺乏寬大表面焊盤的機械支撐,PTH 孔內的銅箔容易與孔壁分離。 2. HASL 過程中銅與錫結合形成銅錫合金,會腐蝕掉部分銅,降低與基材的附著力。 改善與優化策略 舉個例子,就像攀岩時若雙手都能抓住突出的岩面,且抓握面積越大,攀爬就越輕鬆。 孔壁內的銅面行為類似:當上下兩面都有焊盤(一般建議環形墊圈 ≥0.3 mm)時,附著力更強,銅箔剝離的機率大幅降低。 結論 對於焊盤較小的單面或雙面板,可考慮改為雙面板(焊盤 ......
Jan 05, 2026
品質與可靠度測試
預防 PCB 翹曲:設計與製造的最佳實務
在電子設備的設計與製造過程中,PCB(印刷電路板)翹曲是一個常見卻令人頭痛的問題。PCB 翹曲不僅會影響設備的性能與可靠性,還可能導致連接問題及其他嚴重後果。因此,了解如何預防與解決 PCB 翹曲至關重要。本文將探討設計與製造中的一些最佳實踐,幫助您有效預防 PCB 翹曲問題的發生。 什麼是 PCB 翹曲? PCB 翹曲指的是電路板的彎曲現象,也就是原本平整的電路板在放在桌面上時,兩端或中間會微微向上傾斜。 在實際生產中,大多數 PCB 都會有一定程度的彎曲,而非完全平整。如何衡量 PCB 的翹曲標準呢?通常透過測量其「翹曲度」來評估。 根據 IPC 標準,有表面貼裝元件的 PCB 板允許翹曲度為 0.75%,而無表面貼裝元件的 PCB 板則為 1.5%。然而,為了滿足高精度與高速貼裝的需求,部分電子組裝廠商對翹曲的要求更為嚴格,有些要求翹曲度為 0.5%,少數甚至要求 0.3%。 PCB 翹曲的危害 會阻礙 SMT 電子元件的安裝,導致元件(包括積體晶片)與 PCB 板焊點之間接觸不良。 增加電子元件的安裝難度,使引腳難以切斷。 在波峰焊過程中,部分焊盤可能因翹曲而無法有效與焊錫表面連接。 這些......
Jan 05, 2026
品質與可靠度測試
飛針測試:革新現代電子製造中的 PCB 品質保證
飛針測試:革新現代電子製造中的 PCB 品質保證 印刷電路板(PCB)的製造流程中包含一個關鍵的測試階段。每塊電路板都必須經過測試,以確保製造商在出廠前能夠檢測出所有電氣或電路問題。當 PCB 通過這項測試時,更能確保其可靠運作。最常見的測試方法包括線上測試(ICT)與飛針測試(FPT)。 6 支高精度探針(針頭),其中 4 支位於上方、2 支位於下方,可透過程式控制接觸元件接腳(包括細間距元件)或其他接觸點,對印刷電路板或組裝件進行電氣測試。除了電氣測試外,飛針測試儀也能執行功能測試,並可透過 JTAG 介面錄製程式。FPT 是一種無需治具或測試平台即可驗證 PCB 組裝的高精度且極具彈性的技術。本文將深入介紹飛針測試的原理、流程、能力與應用。 四支飛針探針特寫,精準接觸印刷電路板組裝上的元件。 測試方法: 1) 智慧 ICT:短路、開路與元件測試 2) Model-Z 阻抗測試(NZT):檢測短路並提供網路參數特性,同時考量所有元件。 3) 電場掃描法:透過場強檢查接腳連接並偵測開焊。 4) 光學測試:透過相機影像評估(可擴充) 5) 四線 Kelvin 測試:導線阻抗量測 什麼是飛針測試? ......
Jan 05, 2026
品質與可靠度測試
裸板製造的品質管制與測試
裸板製造的品質管制與測試 裸印刷電路板(PCB)是當今幾乎所有電子設備的基礎,從電腦、手機到工業控制系統與航空電子設備皆然。由於這些應用對可靠度要求日益提高,裸板製造中的品質管制與測試變得愈發重要。若在 PCB 層級出現缺陷,即便最精密的電路設計也可能因缺乏適當的品質保證而失效。本文探討裸板生產中為確保長期性能與可靠度所採用的關鍵品管程序與測試技術。 什麼是裸板? 未搭載元件的 PCB 通常稱為裸板。那它到底包含什麼?屬於哪種 PCB?這些都是常見疑問。它具備 銅導線、導通孔、焊墊 與介電層,這些都是支撐並連接電子元件所需。因此我們可以說,裸板是一塊已完成製程但尚未焊接任何元件的印刷電路板。所有電子組裝都以裸板為基礎,其製程中導入的任何缺陷都可能導致最終產品出現機械弱點、電氣失效或功能異常。 為何品質管制在裸板製造中至關重要 PCB 製造流程包含壓合、鑽孔、電鍍、影像轉移、蝕刻、塗佈防焊與表面處理等複雜步驟。每個環節都可能產生斷路、短路或表面異常等缺陷。因此必須透過檢驗確保裸板符合所有設計規格,並滿足 IPC-6012(剛性 PCB)等產業標準及客戶期望。 裸板 6 大品質管制流程: 1) 進料檢......
Jan 05, 2026
品質與可靠度測試
銅箔基板 PCB 的常見缺陷與預防方法
銅箔基板 PCB 的常見缺陷與預防方法 通常所有 PCB,也就是全部,都使用 CCL(銅箔基板)。它提供電路正常運作所需的導電層。製造商與設計師若能更了解這些缺陷及其成因,就能強化管控與預防措施。銅箔基板缺陷會損害電氣性能,導致電子裝置過早失效。本文將探討最常見的銅箔基板缺陷及其預防方法。 什麼是銅箔基板 PCB? 銅箔基板 PCB 本質上由絕緣基材(如聚醯亞胺、FR4 或 CEM-1)製成,其上均勻覆蓋一層或多層銅箔。在 PCB 製程中經過蝕刻後,這些銅層形成電氣路徑。銅具有優異的導電性,因此非常適合此用途。若材料處理或加工不當,可能導致電阻升高、導電性下降等嚴重品質問題,進而干擾 PCB 的訊號傳輸。 銅箔基板 PCB 的 6 大常見缺陷 1) 分層: 分層通常由熱應力或壓合接著不良引起,即銅箔與絕緣基材分離。原因包括製程中過度溫度循環及基材內殘留濕氣。選用適當玻璃轉移溫度(Tg)的板材可防止分層;此外,在加工前以正確的預烘步驟排除濕氣也能有效預防。 2) 起泡(銅箔浮離): 起泡是指銅箔下方出現氣泡或隆起區域,通常因接著不良或氣體殘留所致。壓合時的高溫與 prepreg 固化不足為主因。保持......
Jan 05, 2026
品質與可靠度測試
PCB 測試方法:PCB 測試與特性分析全方位指南
談到印刷電路板(PCB)時,確保其穩定且持續的功能性與可靠度是關鍵所在。PCB 測試在製造過程中扮演著至關重要的角色,能夠識別潛在問題並防止付出高昂代價的失效。在這份全方位指南中,我們將探討用於測試和特性分析 PCB 的不同方法,為工程師、製造商和電子愛好者提供有價值的見解。 如何測試 PCB 測試 PCB 涉及一套系統化的方法,以檢視其設計和功能的各個層面。以下是 PCB 測試的基本步驟: 目視檢測 PCB 測試的第一步是縝密的目視檢測。此過程包含檢查電路板是否有任何可見的瑕疵,例如焊接錯誤、元件偏移或物理損壞。目視檢測有助於識別可能影響 PCB 效能和可靠度的問題。 導通測試 導通測試旨在確保 PCB 上電氣連接的完整性。透過測量電阻或進行壓降測試,此方法可驗證是否存在可能阻礙電路板正常運作的開路或短路。 功能測試 功能測試是對 PCB 效能及其是否符合規格的綜合評估。此測試涉及將電路板置於實際應用場景中,驗證其功能性並確認其能力符合預期需求。 環境測試 環境測試評估 PCB 承受不同環境條件的能力。這包括將電路板暴露於溫度變化、濕度、震動和熱應力中。透過讓 PCB 經歷這些條件,製造商可以評......
Jan 02, 2026
- 1
- 2
- 3