PCB 元件深入解析:基本零件、功能與智慧選型指南
1 分鐘
- 每位設計者都必須掌握的基本 PCB 元件
- 依封裝與安裝方式區分的 PCB 元件類型
- 元件選擇如何驅動 PCB 設計決策
- 現代板上的元件應用
- 結論 – 更快做出更好的板子:
PCB 由主動、被動與機電元件混合組成,共同協作。主動元件用來切換與放大電氣訊號;被動元件不會放大訊號,而是用於儲存與耗散能量;機電元件如開關與繼電器,則透過機械裝置實體連接或斷開電路。PCB 通常包含八大家族元件,你會經常接觸:
| 元件 | 主要功能 |
| 電阻 | 限流、上拉、分壓 |
| 電容 | 儲能、去耦、濾波、定時 |
| 電感 | 儲能、濾噪、扼流 |
| 二極體(含 LED) | 單向導通、整流、指示 |
| 電晶體(BJT / MOSFET) | 切換與放大 |
| 積體電路(IC) | 單晶片實現複雜功能 |
| 連接器 | 與外部設備電氣互連 |
| 開關 / 繼電器 | 手動或受控切換電路 |
每個家族成員眾多,但這八大類涵蓋了你將在 PCB 上放置的絕大多數元件。認識它們有助於你辨識「板子上到底有什麼」,並為深入學習奠定基礎。
主動 vs 被動 vs 機電元件解析
主動元件:需要電源才能運作,可放大或切換訊號。例如:電晶體與半導體 IC。
被動元件:不需外部電源即可運作。電阻依歐姆定律限流,電容則在電場中儲存電荷。被動元件是「螺絲與螺帽」,負責準備與塑形訊號。例如:電源供應器中,大電容與電感用於濾波,電容吸收與釋放能量以平滑漣波,電感則抑制電流突變。
機電元件:連接電氣與物理動作。PCB 連接器本身就是插頭或插座;開關透過機械方式開啟或關閉路徑,讓我們能實體操作電路。
你每天會用到的 8 大元件家族
每塊電子產品的 PCB 都由少數基本元件家族構成,這些家族包含設計者反覆取用的常見零件。
- 電阻
- 電容
- 電感
- 二極體
- 電晶體
- 積體電路(IC)
- 連接器
- 繼電器 / 開關
這些分類幾乎涵蓋板子上所有零件。學會每個家族的功能與符號,是邁向高效 PCB 設計的第一步。
每位設計者都必須掌握的基本 PCB 元件
電阻、電容、電感 – 真實功能與隱藏技巧
電阻、電容與電感構成類比電路的骨幹。
電阻:這些小圓柱或 SMD 晶片用於設定電流與分壓,可作數位輸入的上拉/下拉、LED 限流或高速訊號終端。
電容:形式多樣(陶瓷、電解、鉭、薄膜),皆可儲存與釋放電荷,因此擅長去耦與穩壓。將去耦電容緊鄰 IC 電源腳,可快速提供瞬態電流並降低電壓尖峰。工程師常並聯多顆:0.1 µF 陶瓷負責高頻、1–10 µF 陶瓷負責中頻,再大顆的電解或鉭(10–100 µF)負責低頻儲能。電容選型需考慮容值、耐壓、材質與尺寸。
電感:線圈或扼流圈,初學者較陌生,卻是電源與 RF 電路要角。電感於磁場儲能,直流易過、突波難行。
舉例:DC–DC 轉換器中,電感與電容協力傳遞能量,電感平滑電流,電容平滑電壓。
二極體、電晶體、MOSFET 與 IC 封裝解說
二極體:簡單的單向閥。常見整流二極體 1N4007 順向導通、反向截止。
- 齊納二極體可將電壓箝位於固定值。
- 蕭特基二極體壓降僅 ~0.2 V,適合高速切換。
- LED 也是二極體,但會發光。
二極體亦提供保護:在穩壓器輸入端並聯小訊號二極體,可防止反壓或突波損壞。
電晶體:三端半導體開關與放大器。BJT 為電流控制,例如 2N3904(NPN)可切換 200 mA 負載。MOSFET 為電壓控制,現代設計主流。MOS 分兩型:
- N 通道 MOSFET 導通電阻低,適合大電流。
- P 通道 MOSFET 用於高側切換。
IC 封裝:可整合整個子系統。微控制器 IC 內含 CPU、記憶體與 I/O;類比與電源 IC 亦將複雜線路濃縮。早期 DIP 可插插座,SMD 則在更小面積提供更高腳數。
晶振、連接器、開關與保護元件
1) 晶振與振盪器:精準計時。多數 MCU 需外部石英晶振,跨接兩腳,內部電路將其振盪轉為穩定時脈。
2) 開關:機械件,按壓時短接觸點,提供使用者輸入,控制電源或模式。
3) 連接器:板邊電機介面,完成 PCB 與外部線纜的連接。選型時確認額定電流/電壓。
4) 保護元件:穩健設計必備。TVS/ESD 二極體在奈秒級將突波導地,保護敏感 IC。詳見ESD 二極體完整說明。
依封裝與安裝方式區分的 PCB 元件類型
通孔年代(DIP、軸向、徑向)
元件引腳穿過鑽孔,即通孔技術。
- 軸向件兩端出腳,平躺於板。
- 徑向件兩腳同側,直立安裝。
IC 採 DIP 雙排針腳,可焊或可插。例如「Arduino DIP」板便用通孔電阻與 DIP 微控制器,方便學生替換。
SMD 革命(0402 → 0201 → 01005、QFN、BGA、LGA)
表面黏著技術將元件直接放於焊墊。標準晶片電阻/電容尺寸如下:
| SMD 封裝 | 長 × 寬 (mm) |
| 0805 | 2.0 × 1.25 |
| 0603 | 1.6 × 0.8 |
| 0402 | 1.0 × 0.5 |
| 0201 | 0.6 × 0.3 |
| 01005 | 0.4 × 0.2 |
這些微型零件讓高密度 PCB 成為可能。例如智慧型手機在 BGA 晶片下放置 01005 電容過濾訊號。SMT IC 封裝如SOIC/QFP 或 QFN。
- QFN 底部常見中央散熱焊墊,需與 PCB 銅面對齊並打多組熱導孔至內層。
- BGA 更進一步,底部陣列微小焊球(如 micro-BGA),可達數百連接。
- LGA(Land Grid Array)類似 BGA,但用扁平焊墊或插座取代球。
新興封裝(WLCSP 與 SiP)
WLCSP(晶圓級晶片尺寸封裝):近乎晶粒大小,直接將晶片面朝下以焊球黏於板面,省去傳統基板。
SiP(系統級封裝):將多顆晶片與被動元件整合為一模組,可重複使用複雜子系統而無需從頭設計。
元件選擇如何驅動 PCB 設計決策
封裝與 Courtyard 規則
PCB 封裝定義焊墊位置、形狀與間距,並包含 Courtyard 虛擬禁佔區,確保自動化置件與維修空間。使用製造商或 IPC 認證封裝,並於 PCB 編輯器再次確認腳位映射。
散熱焊墊、功率額定與降額 – 實例
功率元件常於底部設散熱焊墊,需大面積銅箔與熱導孔協助散熱,PCB 銅箔本身即成散熱片。高功率被動件(線繞電阻、電感)預留銅面與風道,或加散熱片。元件功率額定於特定環溫與板條件下給出,超額即過熱。設計者常用降額曲線,選用 70–80% 額定值以提高可靠度。
現代板上的元件應用
精簡 MCU 板:
最小系統常含 MCU(內建快閃)、外部晶振或內部 RC、穩壓器與去耦電容、重置上拉電阻、狀態 LED 與限流電阻,總計僅約 10–15 個零件。
現代 MCU 高度整合,我自己的 MCU 板設計可見一斑。
電源區(Buck/Boost/LDO 佈線秘訣)
電源轉換器對佈局最敏感。Buck 之高電流迴路由輸入電容、IC 開關節點、電感、地回路構成,輸入電容須緊鄰 IC 的 VIN 與 GND。Boost 則是輸出電容與二極體須貼近開關節點與地。務必參考 datasheet 建議,於功率 IC 散熱墊下打大量熱導孔,並讓回授與補償走線遠離開關節點。
通則:找出高 di/dt 路徑並縮到最短,把切換 IC、輸入電容、電感、二極體集中,回授與閘極驅動走線最短化。
結論 – 更快做出更好的板子:
成功的 PCB 設計在於聰明選件與細心佈局。快速回顧 7 大選件守則:
| 設計準則 | 要點 |
| 遵循 datasheet | 使用製造商建議的封裝與佈局 |
| 規劃去耦 | 靠近 IC 電源腳放置旁路電容 |
| 功率降額 | 電壓/電流應力控制在約 80% 內 |
| 選用合適封裝 | 權衡尺寸、可焊性與效能 |
| 熱管理 | 加銅箔、熱導孔或散熱片 |
| 確認極性/方向 | 檢查 Pin-1、極性標記與絲印 |
| 元件可得性 | 優先選庫存充足且有替代料者 |
遵循以上守則並善用現成元件庫,例如EasyEDA 內建封裝與 3D 模型,即可「更快做出更好的板子」,減少改版並提升信心。現在你已了解板上有什麼、如何挑選及其對設計的影響,祝下一塊板子佈線順利!
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......