高速與射頻(RF)PCB 設計解析
深入瞭解高速設計、RF 佈局規範、阻抗控制,以及針對高階應用的雜訊抑制技術。
精選貼文
高速與射頻設計
高速受控阻抗 PCB 的完整疊構設計
在不斷演進的電子世界中,高速受控阻抗 PCB 對於追求可靠效能的設計變得日益重要。隨著現代裝置需要更快的資料傳輸速率與最小的訊號失真,工程師在設計受控阻抗 PCB 時必須考量多項因素。本文將全面介紹受控阻抗 PCB 設計,聚焦於疊構考量、實際案例以及阻抗控制 PCB 計算器的使用。 什麼是受控阻抗 PCB? 受控阻抗指的是在 PCB 傳輸線中管理電容、電感與電阻等電氣特性,其主要目標是在訊號路徑上維持一致的阻抗位準,將反射與訊號衰減降至最低。需要阻抗控制的應用包括高速數位電路、RF 通訊系統與敏感的類比電路。 為何阻抗控制如此重要? 隨著資料速率持續提升,訊號完整性成為關鍵議題。未受控的阻抗可能導致訊號反射、串擾與電磁干擾(EMI),進而造成資料損毀、通訊錯誤,甚至系統失效。受控阻抗 PCB 透過管理傳輸線上的阻抗來維持訊號完整性。 高速受控阻抗 PCB 的疊構考量 在設計高速受控阻抗 PCB時,工程師必須考量疊構,其會影響電路板的電氣效能、製造複雜度與成本。以下為需評估的重點: 1. 層數 PCB 的層數會影響其複雜度與成本。更多層數可提供更佳的阻抗控制、降低 EMI 並實現更密集的佈線,然而也......
Jan 06, 2026
最新貼文
高速與射頻設計
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
Nov 18, 2026
高速與射頻設計
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
Nov 05, 2026
高速與射頻設計
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
Nov 05, 2026
高速與射頻設計
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
Oct 27, 2026
高速與射頻設計
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
Oct 08, 2026
高速與射頻設計
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
Oct 08, 2026
高速與射頻設計
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......
Oct 05, 2026
高速與射頻設計
高速 PCB Timing Analysis 指南:Setup/Hold、Clock Skew、Slack 與時序最佳化
重點摘要 時序分析是高速 PCB 設計不可忽略的一環:即使 Signal Integrity 看起來良好,只要資料沒有落在正確的 Setup/Hold Window 內,系統仍然可能失效。 掌握四個核心時序參數:Setup Time、Hold Time、Clock Skew 與 Propagation Delay,都是判斷資料能否被可靠取樣的關鍵。 Length Matching、Controlled Impedance 與正確 Stackup 很重要:它們可以降低 Delay Mismatch,並保留更多正向 Timing Margin。 STA 與 Dynamic Simulation 應搭配使用:Static Timing Analysis 適合全面檢查 Timing Path,而 SPICE/IBIS Dynamic Simulation 則能觀察 Reflection、Crosstalk、Ringing 與實際 Edge Shape。 精密製造同樣會影響 Timing Margin:Trace Width、Dielectric Thickness、Copper Weight 或 Impe......
Sep 07, 2026
高速與射頻設計
BGA Escape Routing 指南:Dogbone、Via-in-Pad、HDI 與扇出佈線
重點摘要 Escape Routing 是高密度 BGA 成功扇出的關鍵:尤其當 BGA Pitch 降至 0.5 mm 或更小時,逃逸佈線會成為 PCB Layout 的主要限制之一。 依 Pitch 選擇扇出方式:0.5 mm 以上通常可以使用 Dogbone Fanout;更細 Pitch 則應考慮 Via-in-Pad,並進行樹脂填孔與電鍍封帽。 HDI Microvia 可大幅提高佈線密度:Stacked/Staggered Microvia 能增加 Routing Channel,並有機會降低整體 PCB Layer Count。 Differential Pair 必須保持對稱:兩條訊號的 Via Structure、Stub 與 Fanout Geometry 應盡可能一致,以維持 Signal Integrity。 Stackup、DFM 與製造能力必須一起考慮:只有將佈線策略與實際 PCB 製程能力匹配,才能得到可靠且高良率的 Fine-Pitch BGA 設計。 您是否曾經把一顆 484-Ball BGA 放到 PCB 上,按下「Route」之後,就看到 EDA 工具幾乎無從......
Sep 04, 2026
高速與射頻設計
PCIe 5.0 32GT/s PCB實體佈局對策:阻抗、等長與背鑽
AI伺服器、高階顯卡大量導入PCIe 5.0,32GT/s的傳輸速率相較PCIe 4.0直接翻倍。實際專案調試就能體會,這個速率已經進入微波頻段,奈奎斯特頻率來到16GHz,諧波甚至突破20GHz。 很多工程師直接沿用PCIe 4.0的佈局經驗投板,結果出現各種偶發故障:冷啟動鏈路訓練失敗、高溫下隨機降速、壓力測試時鏈路斷開。回頭做訊號完整性分析,問題幾乎都來自PCB實體層:過孔殘樁、阻抗偏差、串擾過大、玻纖效應帶來的時序偏移。下面全部基於實板除錯經驗,整理PCIe 5.0的PCB設計重點。 一、板材選用與疊層、差分阻抗管控 PCIe 5.0差分Tx/Rx標準差分阻抗依舊維持85Ω,但公差絕對不能沿用4.0的±10%,量產專案務必和板廠約束到±5%以內。線寬、線距、介質厚度三者互相牽制,不能拿網路上的通用數值直接套用,一定要拿本專案的疊層參數丟給板廠做阻抗計算。 普通FR-4板材的介質損耗在高頻下會急劇惡化,如果通道總長偏長,一定得更換低損耗板材,Megtron 6、Nelco 4000-13SI都是業界常用料;若是板內Lane走線很短,也可以權衡成本不選最高等級。 玻纖效應是非常容易被忽視的。玻......
Aug 26, 2026
高速與射頻設計
背鑽導孔:提升高速 PCB 中的訊號完整性
重點摘要 背鑽過孔可從鍍通孔中移除未使用的銅質孔樁,將殘留孔樁縮短至 0.15 mm(6 mil)以下。這能消除 5–10 Gbps 以上高速訊號中的阻抗不連續、反射與諧振問題。背鑽能帶來更佳的回波損耗、插入損耗、更低抖動與更清晰的眼圖,同時仍可保留簡單堆疊結構,成本也遠低於盲孔/埋孔。對任何孔樁長度超過 15 mil(0.381 mm)的設計,尤其是板厚超過 1.2 mm 的電路板,都應考慮使用背鑽,以確保 PCIe、5G 與 25G+ 設計中的可靠性能。 在 10 Gbps 及以上的高速 PCB 設計中,過孔孔樁會產生阻抗不連續,並透過反射與諧振劣化訊號品質。背鑽過孔透過在初始電鍍後,以機械方式移除未使用的銅質孔壁,只保留真正需要的電氣導通路徑,從而解決這個問題。這項製程可恢復傳輸線連續性,而不需要改變層疊結構或走線幾何。工程師會在製造說明中指定背鑽過孔,以在 5G、PCIe 與 SerDes 等多層板應用中獲得更乾淨的眼圖、更低抖動與可靠性能。 高速 PCB 需求持續成長 訊號傳輸面臨的挑戰 5 GHz 以上的高速訊號會將鍍通孔視為一段短傳輸線。當過孔只連接內層時,未使用的部分——也就是孔樁......
Aug 20, 2026
高速與射頻設計
如何降低高速 PCB 設計中的插入損耗
重點摘要 降低插入損耗,是確保高速 PCB 可靠運作的關鍵。選用損耗因數(Df)較低的低損耗材料、最佳化走線與疊構設計、減少導通孔轉換、採用表面較平滑的銅箔,並運用精密製造技術,可顯著降低介電損耗與導體損耗。這些方法有助於維持良好的訊號完整性、擴大眼圖開口,並在多 Gigabit 設計中支援更高的資料傳輸速率。 您是否曾設計一條理論上看似完美的高速 PCB 通道,實際量測時卻發現接收端訊號與發射端相差甚遠?這種令人困擾的訊號功率衰減稱為「插入損耗」。它是現今高速 PCB 設計中最重要的效能指標之一,若未納入考量,資料連線可能在不知不覺中失效。插入損耗表示訊號沿傳輸線從一點傳至另一點時的總功率損失,通常以 S 參數表示,單位為分貝(dB);正向傳輸使用 S21,反向傳輸則使用 S12。插入損耗最簡單的公式為: 插入損耗(dB)=10 log10(Pout/Pin) 其中 Pout 是傳送至負載的功率,Pin 是輸入傳輸線的功率。由於被動通道不會使功率增加,依此公式計算的傳輸值必定為負值。-3 dB 代表訊號功率已降低 50%。 插入損耗如何影響訊號品質與資料傳輸速率 插入損耗增加時,接收端的訊號振幅......
Jul 15, 2026
高速與射頻設計
低損耗 PCB:適用於 5G、RF 與高速設計的 Rogers 和 PTFE
重點摘要 採用 Rogers RO4003C、RO4350B 與 PTFE 層壓板等先進材料的低損耗 PCB,可大幅降低多 GHz 頻率下的介電損耗,進而提供優異的訊號完整性。這類電路板非常適合 5G、毫米波、RF 與高速數位設計;與標準 FR4 相比,插入損耗明顯較低、阻抗更加穩定,散熱效能也更出色。選擇合適的低損耗層壓板,並與 JLCPCB 等經驗豐富的製造商合作,工程師便能從原型製作至大量生產,持續獲得可靠的高頻效能。 訊號每通過 PCB 的一個區段,都會損失少量能量。對大多數消費性電子產品而言,這些損耗並不顯著;但如果電路需要在多 GHz 頻率下運作、應用於雷達系統,或用來建置 5G 網路基礎設施,每英吋多出數 dB 的額外損耗,都可能決定設計成敗。低損耗 PCB 正是為此改變整體設計條件。近年來,市場對低損耗材料的需求大幅成長;面對超過 25 Gbps 的資料速率,以及進入毫米波頻段的 RF 應用,標準 FR4 已難以跟上發展速度。 這些損耗會使訊號振幅衰減、眼圖偏斜,並產生會降低接收器靈敏度的帶內雜訊底限。對長距離走線與高工作頻率而言,工程師需要能維持良好訊號保真度的材料。本指南將說明......
Jul 15, 2026
高速與射頻設計
電磁屏蔽與板邊側輻射:高頻高速PCB包邊銅製程及可製造性落地實操
普通低速設備、常規工業電路板,板材四周只是簡單裁切出來的裸邊,露出FR-4環氧玻璃基材。但如今數位訊號上升沿縮短到皮秒等級、工作頻率進入毫米波頻段,或是軍工、車載產品要通過嚴苛EMC輻射測試時,這塊不起眼的裸露板邊,就會變成輻射電磁幹擾的縫隙天線,向外部持續洩漏電磁雜波。 想要把外洩的電磁能量約束在多層板內部,同時搭建低阻抗的整機共地平面,PCB側邊鍍銅(Edge Plating)工藝,現在已經是通訊基地台、雷達主機板、高階伺服器硬體裡必不可少的設計方案。把電路板垂直側邊做成連續導電銅壁,不只是單純的結構補強,更是把電磁場邊界理論落地到三維電路板上的實用手段。 一、板邊電磁原理:高階產品為什麼一定要做側邊金屬化 想搞懂PCB側邊鍍銅的必要性,先理清多層板內部電磁場分佈規律。高速多層電路板裡,電源層、地層組合形成平行板波導結構。高速訊號跨層走線、電源迴路出現高頻瞬時雜訊時,電磁波會在電源層和地層之間來回反射震盪。 結合電磁場邊界條件分析:電磁波傳導到電路板物理邊緣時,FR-4板材介電常數約4.4,外部空氣介電常數僅1,兩者阻抗差異龐大。大部分電磁波會反射回板內,但仍有一部分電磁場會順著板材側邊向外洩......
Jul 03, 2026
高速與射頻設計
幾何公差下的製造邏輯:PCB厚度選型與高速阻抗控制
在訊號邊緣速率進入皮秒級、硬體結構不斷輕薄化的當下,硬體架構師不能再將板厚視為圖紙上固定的靜態數值,而必須將其當作帶有分佈參數的動態物理變數,納入整體訊號完整性設計考量。 一、板厚規格的產業演變與場景分化 1. 1.6mm標準厚度的產業慣性 印刷電路板產業發展初期,基材多採用酚醛樹脂紙質層壓板(電木板),這類材料最早廣泛用於工業設備的絕緣墊片與配電盤,當時市場供應最穩定的公稱厚度即為1/16英吋。後續環氧樹脂玻纖基材(FR-4)成為產業主流,下游的自動化傳送軌道、板邊連接器卡槽、波峰焊夾具乃至元件引腳長度,都已圍繞1.6mm厚度形成了成熟的產業鏈配套體系,這一規格也因此沿用至今。 2.多層板時代的厚度分化趨勢 隨著硬體架構從雙面板發展到8層、12層甚至24層以上的高階多層板,固守單一板厚規格已無法滿足設計需求。為在有限的垂直空間內佈置更多訊號層與電源參考平面,板厚選型開始根據應用場景出現明顯分化: 消費性通訊終端:為配合外殼結構與Type-C等標準連接器介面,大多維持1.6mm或1.2mm的常規厚度 高速運算背板:需厚銅箔承載大電流、厚介質層拉開層間距,總厚度通常達2.0mm、2.4mm甚至3.2......
Jun 23, 2026
高速與射頻設計
馴服吉赫茲級訊號:高頻電路板選材與射頻設計DFM核心準則
隨著5G-Advanced、Wi-Fi 7與車載77GHz/79GHz毫米波雷達陸續進入大規模商用,電子硬體的工作頻率已全面步入吉赫茲乃至微波頻段。在這類高頻傳輸場景下,消費電子常用的FR-4基材,會因為介質損耗偏高、介電常數穩定性不足,成為訊號衰減的主要來源。 對射頻工程師來說,高頻PCB設計早已脫離傳統「走線導通即可」的基本要求,每一段走線本質上都是帶有分佈參數的電磁波導結構。要讓訊號穿過複雜的封裝結構與過孔後,仍維持良好的眼圖與訊號完整性,從基材本身的物理特性到板上佈局的幾何細節,每一環節都不能馬虎。 一、高頻訊號在傳輸線中的傳播特性與設計挑戰 談具體製程與設計規範前,得先建立高頻電磁波在電路板介質中傳遞的物理模型。當訊號頻率突破1GHz後,傳輸線的總衰減量(Total Attenuation, α)主要由兩種機制決定: 其中αc為導體損耗,αd為介質損耗。 1. 趨膚效應帶來的導體損耗 高頻交流環境下,導線內的電流不會均勻分佈在整個導體截面,而是會集中在導體表面極薄的一層;頻率越高,這個趨膚深度就越淺。 這時候銅箔的表面粗糙度就會對訊號產生顯著影響。一旦銅箔表面的微觀起伏幅度超過趨膚深度,......
Jun 23, 2026
高速與射頻設計
PCB 天線設計:類型、原理與最佳實踐
在這個被無線通訊環繞的世界中,對於小巧、廉價且可靠的天線需求從未如此之高。天線是電磁波的應用。關於天線有許多理論和實作,但只有少數獲得認可。對於無線數據傳輸,一個解決方案可以是使用印刷電路板(PCB)天線。使用 PCB 天線代表了一種方便的解決方案,可將其直接整合到電子設備中,從而消除了對笨重外部天線的需求。無論您的天線是作為印刷元件放置還是從貨架上取下,對 PCB 設計師來說,深入了解天線的工作原理都很重要。在本文中,我們將介紹天線背後的一些主要概念,以便工程師了解如何設計、選擇和放置天線。 設計良好的天線可確保無線產品達到最佳的操作距離。它能從無線電傳輸的功率越多,在給定的封包錯誤率(PER)和接收器靈敏度下,能覆蓋的距離就越大。同樣地,在接收端,調校良好的無線電可以在天線接收到最小輻射入射的情況下工作。RF 佈局以及 無線電匹配網路需要妥善設計,以確保大部分來自無線電的功率能到達天線,反之亦然。 PCB 天線基礎理論: 天線是互易性元件,它們在提供電壓和電流時會發射電磁波,或者接收電磁波並將其轉換為電壓和電流。天線基本上是一個暴露在空間中的導體。如果導體的長度是信號波長的某個特定比率或倍數,......
Jun 08, 2026
高速與射頻設計
共面波導在高頻 PCB 設計中的優勢
重點整理 共面波導,尤其是 GCPW,可透過讓回流路徑更靠近並限制電磁場分布,改善高頻 PCB 性能,進而提升訊號完整性並降低 EMI/輻射。它也提供更高的阻抗與佈局彈性,可同時調整走線寬度與間隙;但也需要更嚴格控制製造中的間隙公差、銅箔粗糙度與材料 Dk/Df。因此,場求解器阻抗設計與 DFM 檢查非常重要,在更高 GHz 頻段則建議優先選用低損耗層壓材料。 你是否曾想過,為什麼有些 RF 與微波 PCB 設計會把接地銅箔直接佈在同一層訊號走線旁邊?這種方法稱為共面波導,並且已悄悄成為高頻 PCB 設計中最重要的傳輸線結構之一。從 5G 基地台到 77 GHz 車用雷達模組,共面波導已廣泛存在於現代電子產品中。當你的電路板工作頻率超過 1 GHz 時,所選擇的傳輸線幾何結構會直接影響訊號完整性、EMI 表現與製造良率。 微帶線與帶狀線已主導數十年,但共面波導具備一組獨特優勢,使其成為許多高頻應用中的首選。本文將說明什麼是共面波導、它為什麼重要、在高頻設計中使用此方法的主要優點、最重要的設計方法,以及哪些製造考量能確保良好結果。無論你正在設計 RF 前端模組,還是高速數位連線,了解共面波導都能讓你......
Jun 04, 2026
高速與射頻設計
利用 PCB 傳輸線實現可靠的高速效能
重點整理 PCB 傳輸線是 USB 3.0、PCIe、DDR4 與 RF 設計中可靠高速 PCB 性能的核心。它會將一般走線轉變為受控阻抗結構,用來降低反射、串擾與衰減。設計時應依需求選擇微帶線、帶狀線或接地共面波導(GCPW)幾何結構,搭配精準阻抗計算、連續參考平面、斜切彎角與 3W 間距規則;製造端則需仰賴 JLCPCB 的精準蝕刻、銅箔輪廓控制與 TDR 測試,確保從原型到量產皆能取得一致結果。 你是否曾經追查一片所有 DRC 都通過的電路板,卻發現原型板的時脈線出現振鈴,或眼圖看起來更像模糊污漬,而不是乾淨開口?在高速設計中,銅箔走線不只是單純連接。它們是 PCB 傳輸線,而破壞訊號完整性最簡單的方法,就是把這些線當成普通導線處理。當訊號上升時間短到讓走線長度成為波長中相當大的比例時,該走線的每一個細節都會產生影響。訊號是乾淨還是失真,取決於線寬、到參考平面的距離、介電材料,甚至是轉角如何處理。 在 USB 3.0、PCIe 與 DDR4 等介面中,只要走線長度達到幾公分,就可能進入這個臨界範圍。本文將介紹 PCB 傳輸線的概念、實際設計中最重要的類型、取得受控阻抗的關鍵技術,以及會把良好......
Jun 04, 2026
高速與射頻設計
如何為高速且可靠的設計打造完美的 PCB 疊構
重點整理 良好的 PCB 疊構設計,是高速且可靠設計的基礎,會決定訊號完整性、阻抗控制與 EMI 表現。使用對稱層結構、相鄰參考平面、適當介電層間距與銅平衡,可避免翹曲與串擾。低於 3 GHz 的設計可選用標準 FR4;更高速度或高頻應用則可選擇低損耗材料,例如 Megtron 6、Rogers,並與製造商密切合作以取得最佳結果。掌握疊構設計,是高速設計成功的關鍵。 你是否曾經完成一片漂亮的 6 層 PCB 佈局,DRC 全部通過,卻在送廠後仍擔心訊號完整性問題?很多時候,問題可能不是你的走線,而是 PCB 疊構。層疊結構是任何多層板的結構基礎;錯誤的選擇,可能悄悄破壞即使最用心佈線的設計。設計良好的 PCB 疊構會定義訊號路徑、電源分配方式,以及電路板抑制電磁干擾的能力。無論你正在設計 USB 3.0 集線器,還是 DDR4 記憶體介面,性能都從疊構開始。今天,我們將完整介紹 PCB 疊構設計所需了解的重點,從層排列與對稱設計,到材料選擇、阻抗設計與製造考量。 為什麼良好的 PCB 疊構設計如此關鍵 疊構在訊號完整性與電源完整性中的角色 PCB 上的任何高速訊號都是一條傳輸線。這條傳輸線的阻抗,......
Jun 04, 2026
高速與射頻設計
釋放 PCB 中導孔設計的潛力:提升效能與連接性
導孔設計是印刷電路板(PCB)的關鍵環節,能實現高效的訊號傳輸、良好的散熱性能、優質的熱量散逸,以及簡便地在各層與元件之間建立連接。在本文中,我們將探討導孔設計在印刷電路板中的重要性,了解不同的導孔類型,討論它們在焊盤設計中的重要性,並提供優化導孔設計的最佳實踐。 什麼是導孔? 導孔是印刷電路板(PCB)設計中的關鍵組成部分,用於在電路板的不同層之間建立電氣連接。它作為導電通路,使訊號、電源和接地連接能夠在印刷電路板中順暢流通。 導孔通常是鑽孔,並鍍有導電材料(如銅),從而實現各層之間的電氣訊號傳輸。導孔的直徑由具體的設計要求和製造能力決定。 在建立導孔時,確保其正確放置並與印刷電路板每一層上的相應電路對齊至關重要。導孔的位置對於優化訊號傳輸、減少干擾和實現高效佈線起著重要作用。 導孔設計在印刷電路板中的重要性 導孔設計對於確保印刷電路板的最佳性能和連接性至關重要。透過策略性地設計導孔,我們可以增強訊號傳輸、實現多層設計並達成緊湊的佈局。一項研究發現,適當的導孔設計可以將訊號完整性提高多達 30%。可靠且高效的導孔設計對於滿足現代印刷電路板日益增長的需求至關重要。 了解印刷電路板設計中的導孔 導孔......
Jun 02, 2026
高速與射頻設計
在 PCB 上設計天線:從初學者到進階的完整指南
在無線連接普及的今日,體積小、價格親民且可靠的天線需求前所未見。天線是電磁波原理的實體實踐,能為各種無線應用收發訊號。儘管相關理論與實驗研究眾多,實際商品化並廣泛採用的設計卻寥寥無幾。 在各種選擇中,印刷電路板(PCB)天線已成為現代裝置的實用方案。將天線直接嵌入電路板,可縮小系統尺寸、降低成本,並省去外部天線模組。這種整合特性使 PCB 天線特別適用於 Wi-Fi 系統、IoT 與 BLE 模組及穿戴式裝置等小型電子產品。本指南將介紹PCB 天線的基礎知識、各種類型、設計考量、最佳實踐,以及進階主題,助您提升天線設計技能。 認識 PCB 天線 PCB 天線是在電路板上形成的金屬走線,用於收發電磁訊號,並設計成在特定頻率或頻段諧振,使裝置得以無線通訊。 PCB 天線的主要優點: 低成本(無需額外製程,僅需 PCB 蝕刻) 體積小且易整合 高可靠性(無活動或可拆零件) 可依應用需求客製 然而,PCB 天線對佈局、接地層與零件擺放相當敏感,需謹慎設計。 PCB 天線的類型 1)倒 F 天線(IFA) 最受歡迎的小型天線之一,彎折結構可節省空間,適用於單頻段,常見於藍牙、Wi-Fi 與行動裝置。體積小、......
May 20, 2026
高速與射頻設計
射頻 PCB 佈局與製造的設計準則
射頻 PCB 的運作基於一些基本規則,需要事先具備數位與類比設計電路的知識。由於頻率範圍落在 GHz 等級,無法直接與類比或數位電路相比。這樣的頻率範圍讓 PCB 變得截然不同,我們幾乎得重新檢視所有環節: 阻抗不匹配 走線長度 接地 屏蔽 若未妥善處理,可能導致整個系統失效;即使僅部分忽略需求,也會造成性能下降、訊號損失、EMI(電磁干擾)以及功耗增加。我們將探討可用材料、微波 RF PCB 的走線佈線方式,最重要的是訊號完整性與阻抗規則。為避免訊號劣化與區塊間串音,必須謹慎布局。開始 RF 布局前,請先考量以下參數: 7 項 RF PCB 布局關鍵考量 1. 材料選擇 RF PCB 需要穩定的基板。何謂穩定?即穩定的介電常數(Dk)與較低的損耗正切(Df)。常見 RF 材料有 Rogers RO4000、RO3000、Taconic RF 層壓板與 PTFE。較低的介電常數可縮短傳播延遲;較低的損耗正切則能減少能量損失。 2. 控制阻抗 走線可採用微帶線、帶狀線或共面波導結構,詳見後述。此外,必須保持走線寬度與參考接地平面高度一致,以設定特性阻抗(通常為 50 Ω 或 75 Ω)。若線路與網路......
May 20, 2026
高速與射頻設計
六層 PCB 疊構與堆疊指南
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的骨幹,提供連接與支撐各種電子元件所需的基礎架構。隨著電子裝置日益複雜且體積縮小,對多層 PCB 的需求也隨之增加。其中, 6 層 PCB 是許多應用中的熱門選擇。本文將深入探討 6 層 PCB 疊構的細節、其應用、最佳配置,以及挑選最佳製造商的指引。 為何使用 6 層 PCB? 提升功能性: 6 層 PCB 的主要優勢在於能夠容納更複雜的電路。額外的層數讓設計師擁有更多佈線路徑,可實現更高的元件密度與更佳效能,對於空間有限卻需精巧設計的現代裝置至關重要。 改善訊號完整性: 高速電路特別容易受到訊號完整性問題的影響,例如串音與電磁干擾(EMI)。6 層 PCB 提供額外層數作為專屬接地與電源平面,有助於提供穩定的參考平面並降低雜訊,從而維持訊號完整性。 強化電源分配: 6 層 PCB 的額外層數可實現更優異的電源分配。對於具有多種電壓位準與高電流需求的電路尤其重要,有助於降低壓降並確保所有元件獲得穩定的電力供應。 更佳的散熱效果: 散熱管理是 PCB 設計的關鍵環節。6 層 PCB 的額外層數可提供更大表面積與更多熱傳導路徑,有助於散熱,從而提升整體熱效能。 6 ......
May 20, 2026
高速與射頻設計
過孔對高速 PCB 設計的影響
高速訊號需要阻抗匹配。基本上,這表示訊號路徑必須在整個路徑上保持連續阻抗,並與接收器的阻抗相符。這是為了防止訊號反射破壞訊號。用最簡單的話來說,PCB 走線的特性阻抗取決於走線寬度、銅厚、與參考接地平面的距離以及介電常數。在高速設計中,這是一個非常明確的陳述,但導通孔存在幾個問題。導通孔是訊號路徑中的一個 90 度轉彎。導通孔的幾何形狀意味著訊號路徑與 PCB 走線不同。導通孔預設沒有參考平面。 幾何形狀與缺乏參考平面意味著導通孔阻抗通常無法與 PCB 走線匹配。這可能導致訊號反射,進而損害訊號完整性。在影響 PCB 性能的各種因素中,導通孔在高速與高頻電路中對維持訊號完整性與降低損耗扮演關鍵角色。本文深入探討導通孔對這類設計的影響,檢視其對訊號傳輸的效應、所面臨的挑戰,以及如何最佳化其使用。在本文中,我們將探討: 在 GHz 頻率下,RF PCB 佈局中的導通孔轉換需要極其精細的設計。 對於 HDI PCB,正確的導通孔轉換設計與 antipad 尺寸對維持阻抗控制至關重要。 接地平面導通孔間距、接地共面波導設計,以及適當使用縫合導通孔對不同頻段皆不可或缺。 什麼是導通孔及其操作特性? 導通孔是......
May 15, 2026
高速與射頻設計
深入了解 FPGA:詳盡指南
當我還是年輕的電子工程師時,我對 FPGA 非常好奇,現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)是一類可在製造後由使用者設定的半導體裝置。它們內部擁有海量的邏輯閘,使用者可透過程式設計來模擬晶片行為,而無需實際製造晶片。與傳統微控制器或處理器不同,FPGA 在實現客製化硬體邏輯方面提供了無與倫比的彈性。本文將探討 FPGA 的基本原理、應用、優勢、結構、工作原理以及程式設計基礎。 什麼是 FPGA? FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)是一種可重複程式設計的積體電路(IC),用於執行特定硬體層級的任務。與專為單一應用設計的 ASIC(特殊應用積體電路)不同,FPGA 允許使用者定義並修改邏輯組態,提供高度彈性。FPGA 的主要優勢在於我們可以更改程式邏輯並測試不同晶片的功能,這帶來了極大的靈活性。若能直接在硬體上驗證邏輯而無需實際製造晶片,任何邏輯錯誤都能在硬體層面被排除,從而節省大量時間、精力與成本。 為什麼我們需要 FPGA? 硬體彈性:特殊任務需要客製化的數位電路。 並行處理:高速運算需要同時進行多項計算。 快速原型開發:硬體設計師需要一個平台來測試與驗證,再決定是否投入 ASIC。 低延遲處理:任務......
May 15, 2026
高速與射頻設計
探索 PCB 設計中的關鍵高頻元件
高頻電路設計驅動了當今許多先進技術,從通訊系統到精密雷達與航太級設備。高頻系統與其他電路在本質上並無不同,物理定律依舊適用,電子學基礎也保持一致。 然而,是什麼讓這些電路能處理如此快速的訊號?關鍵在於專門的元件,各自扮演獨特角色,用以穩定與放大訊號並將失真降至最低。HF 設計面臨獨特的挑戰與目標,操作時需特別留意。我們常將元件分為主動或被動,這種分類在射頻領域同樣適用。以下為高頻電路設計中可識別的元件參考指南。 高頻電容器: 從基礎電路元件課程可知,電容器基本上是一個小型儲能單元,會阻擋直流並讓交流訊號通過。理想上它對所有交流訊號都應表現一致,但實際並非如此;其功能會隨施加的交流頻率而改變。以下為表示電容器真實電性行為的模型。 「C」對應埋藏在眾多寄生元件中的理想電容,包含極板間的非無限電阻(RD)、串聯電阻(RS)、串聯電感(LS),以及 PCB 焊盤與接地平面間的並聯電容(CP)。 高頻電感器: 電感器則具有與電容相反的特性。基礎上,它是由銅線繞成的線圈,依法拉第電磁感應定律運作,以磁場形式儲能。它阻擋交流訊號並讓直流輕易通過,可說是抗拒訊號變化。電感提供的阻抗會隨交流訊號頻率升高而穩定增加。......
May 13, 2026
高速與射頻設計
如何解決高頻 PCB 設計中的 EMI/EMC 與訊號完整性問題
高頻 PCB 設計充滿挑戰,其中電磁干擾(EMI)與訊號完整性(SI)問題最為關鍵。這些問題會降低電路效能、影響可靠度,並導致法規測試失敗。為了解決它們,必須在整個設計流程中仔細規劃與執行。以下為克服這些挑戰的策略。 對於訊號方向複雜的網路,拓撲結構對單向、雙向及不同訊號位準的影響各異,很難判斷哪種拓撲對訊號品質最佳。必須預先進行模擬,工程師需深入了解電路原理、訊號類型,甚至佈線難度,才能選出合適的拓撲。想了解更多 PCB 知識,請參閱我們的 PCB 製造終極指南。 優化 PCB 佈局 以確保訊號完整性的技巧: 佈局是確保訊號完整性的關鍵因素。針對 高頻設計,請注意: 走線長度: 盡量縮短訊號走線,以減少傳播延遲與反射。 阻抗控制: 使用控制阻抗走線,使走線阻抗與源端及負載匹配,尤其對高速訊號更重要。 過孔放置: 在高速訊號路徑中減少過孔使用,因過孔會造成阻抗不連續與反射。 差分對走線: 高速訊號使用緊密耦合的差分對,可降低串擾並維持訊號完整性。 高頻 PCB 佈局設計中如何進行阻抗匹配? 阻抗匹配是高速 PCB 設計的關鍵因素之一。阻抗與走線佈局直接相關,例如走線位於表層(微帶線)或內層(帶狀線......
May 09, 2026
高速與射頻設計
眼圖在高速 PCB 設計中的角色
在高速 PCB 設計中,訊號完整性至關重要。隨著數位裝置的頻率不斷提高,我們必須確保高速 PCB 上各元件之間的可靠通訊。評估高速設計訊號完整性最有效的工具之一便是眼圖。它可用來評估通道雜訊、色散與符號間干擾對基頻脈衝傳輸系統效能的綜合影響。 眼圖以視覺化方式呈現數位訊號的效能,讓工程師能夠評估雜訊、抖動與時序錯誤等因素。從數學角度來看,眼圖是訊號機率密度函數(PDF)的可視化結果。眼圖中「眼睛」睜得越開,代表訊號失真越小。本文將探討眼圖在高速 PCB 設計中的角色、其重要性,以及如何藉由眼圖改善訊號完整性。 訊號的符號間干擾 符號間干擾(ISI)是指連續訊號因訊號完整性問題而互相干擾的現象。這些訊號可能在頻域或時域上無法區分,兩者無法同時成立,因而產生 ISI(由其他元件引起的非預期雜訊)。此外,我們現已具備在時域零交叉點取樣等技術,可減輕 ISI 的影響。 理想上,我們希望訊號零失真、零抖動、零脈衝擴散與零振幅雜訊,也就是輸出訊號與輸入訊號完全一致。能夠觀察到這一點,正是眼圖成為訊號完整性核心工具的原因。 眼圖的關鍵組成 眼圖是透過在不同時間點重複取樣數位訊號所繪製的圖形。當訊號軌跡疊加在示波......
May 08, 2026
高速與射頻設計
打通垂直維度:PCB Via 技術選型與高速信號優化指南
隨著訊號上升時間步入皮秒級,印製電路板(PCB)的設計方法正經歷一場轉型。傳統的平面拓樸結構正逐漸被針對垂直互連進行最佳化的方案所取代。在高速訊號傳輸領域,即使是電路板內最微小的孔徑,也可能成為引發訊號反射與損耗的主要來源。究其原因,在於PCB過孔會引入阻抗不連續性。因此,在設計複雜系統時,徹底瞭解各類過孔的物理限制及其固有的電氣特性,是確保系統可靠性的關鍵第一步。 一、 基礎互連:Through Hole Via PCB 限制與優化 印刷電路板中的貫穿孔through hole via PCB是較常見的連接方式,其貫穿整個電路板。貫穿孔的製造成本相對較低,但在高頻領域卻會遇到很多挑戰。 1. 寄生參數的威脅 過孔本質上是一個微型的電容與電感組合。對於高速訊號,過孔的寄生電容會增加信號的上升時間,而寄生電感則會增加路徑阻抗。其寄生電容量可由下式估算: (T:板厚,D1:過孔焊盤直徑,D2:反焊盤直徑) 2. Stub效應 設計多層板時(信號從第一層傳輸到第三層),貫穿孔在第三層以下的部分就會形成開路的傳輸線。在特定頻率下,這可能會引起諧振,嚴重破壞信號的完整性。因此在設計速率超過20Gbps的系統......
Apr 28, 2026
高速與射頻設計
為無線通訊系統設計高效的 PCB 天線
在無線通訊無所不在的世界裡,對於體積小、價格低且可靠的天線需求從未如此之高。解決此問題的方案之一,便是採用印刷電路板(PCB)天線。使用 PCB 天線可方便地將其直接整合至電子設備中,無需再使用笨重的外接天線。本文將探討 PCB 天線的設計方法、關鍵考量與最佳實踐,以在佔用最少板面積的前提下達到最佳效能。 1. PCB 天線簡介 PCB 天線,亦稱板載或嵌入式天線,直接整合於電子設備的 PCB 本身。它們讓無線通訊得以實現,無需額外的大型外接天線。PCB 天線通常與銅走線或其他導電元件同時製作,具備尺寸小巧、成本低廉與易於整合等優點。 2. PCB 天線的類型 無線通訊中常用的 PCB 天線有數種,每種皆具備獨特的設計與性能特性。依應用不同,可分為三大類: 單極天線 單極天線由單一導電元件構成,通常置於 PCB 的一側,另一側則有適當的接地平面。此類天線因其結構簡單、易於整合且具全向輻射圖樣而被廣泛使用。 貼片天線 貼片天線為平面結構,由 PCB 一側的導電貼片與另一側的接地平面組成。此類天線常用於需要集中覆蓋的應用,具備定向輻射圖樣、高增益與小巧尺寸。 偶極天線 偶極天線由兩個導電元件組成,通常......
Apr 27, 2026
高速與射頻設計
PCB 設計中的屏蔽:確保訊號完整性與電磁相容性
印刷電路板(PCB)設計在決定電子設備的效能與可靠性方面扮演關鍵角色。隨著科技進步,對高速資料傳輸與更高電子複雜度的需求日益增長。為了應對這些挑戰,工程師們在PCB 設計中採用有效的屏蔽技術。本文將深入探討屏蔽的重要性、其優點、屏蔽類型以及實施的最佳做法。 屏蔽的意義 在複雜的電子世界中,訊號容易受到各種來源的干擾,例如電磁輻射與鄰近元件。屏蔽是利用導電材料將敏感元件或 PCB 的特定區域包覆起來,以防止這些不必要的干擾。屏蔽的主要目標是維持訊號完整性、降低電磁干擾(EMI),並提升整體系統的可靠性。 PCB 設計中屏蔽的優點 A- 降低 EMI: 屏蔽可防止電磁輻射從 PCB 逸出,降低對鄰近元件或外部設備造成干擾的風險。在 EMI 可能導致訊號品質下降並破壞系統效能的應用中,這一點尤為關鍵。 B- 保持訊號完整性: 高速數位訊號容易因串擾與電磁雜訊而劣化。屏蔽可將外部影響降至最低,從而保持訊號完整性,確保訊號在抵達目的地時幾乎無失真。 C- 符合法規標準: 許多產業對電磁發射有嚴格規範。適當的屏蔽可確保電子設備符合這些標準,避免干擾其他電子系統,並維持高度的電磁相容性(EMC)。 屏蔽類型 A......
Apr 27, 2026
高速與射頻設計
傳輸的精準度:單端走線與差動對的長度匹配與調校導航
在高速 PCB 設計的複雜世界中,實現精確的訊號完整性對於無縫資料傳輸至關重要。長度匹配與調諧在確保訊號(無論是單端走線還是差動對)無失真且無時序問題地到達目的地方面,扮演著關鍵角色。本文將深入探討長度匹配的重要性、相關挑戰,以及在 PCB 佈局中調諧單一走線與差動對的最佳實踐。 長度匹配的意義 A- 訊號時序: 長度匹配對於維持不同走線之間一致的訊號時序至關重要。在高速應用中,即使走線長度的微小差異也可能導致訊號偏移,進而降低整體系統效能。 B- 訊號完整性: 長度匹配有助於最小化訊號失真,並確保訊號同時到達目的地。這對於 DDR 記憶體、高速序列匯流排及差動訊號等介面尤其關鍵。 C- 串擾抑制: 差動對中長度平衡可降低串擾風險。匹配良好的走線有助於維持訊號間的預期相位關係,防止干擾並確保訊號路徑乾淨可靠。 單一走線的長度匹配 A- 關鍵網路: 識別需要精確長度匹配的關鍵網路或走線,這些可能包括時脈訊號、位址線或其他對系統功能至關重要的訊號。 B- 容差考量: 根據設計的訊號需求,定義可接受的長度不匹配容差。對於高速介面,通常需要更嚴格的容差。 C- 繞線技巧: 利用蛇形繞線、蜿蜒走線或交錯過孔......
Apr 27, 2026
高速與射頻設計
理解多層 PCB 疊構
簡介 印刷電路板(PCB)是現代電子產品的骨幹。它們為電子元件及其互連提供基礎,使設備能有效運作。在各種 PCB 類型中,多層 PCB 因其複雜性以及在高速度與高密度應用中的實用性而脫穎而出。本文探討多層 PCB 疊構的細節,著重於其設計、優點與挑戰。 什麼是多層 PCB? 多層 PCB 由多層基材與銅箔組成。不同於單面或雙面 PCB 僅有一或兩層,多層 PCB 具有三層以上的導電層。這些層以介電層間隔並壓合,形成緊湊且高效的設計。多層 PCB 的複雜性使其能實現更精密且高效能的電路。 來源:blog.finxter.com/learn-the-basics-of-micropython-part-2/ PCB 疊構的重要性 多層 PCB 的疊構對其性能至關重要,決定了信號層、接地層與電源層的排列,影響信號完整性、電磁干擾(EMI)與整體電氣性能。良好的疊構設計可減少串音、控制阻抗並確保可靠運作。工程師必須仔細規劃疊構,以達到最佳功能與耐用性。 多層 PCB 疊構的關鍵組成 基材:PCB 的基礎,通常由玻璃纖維強化環氧樹脂製成,提供機械支撐與絕緣。 介電層:導電層之間的絕緣層,維持所需間距與電氣隔......
Mar 30, 2026
高速與射頻設計
高頻電路中的 EMI 濾波
電磁干擾(EMI)是由電子設備產生的不必要干擾,可能影響附近其他設備的正常運作。EMI 是由電氣電路在開關或高頻運作時所發出的電磁輻射所引起。EMI 指的是會干擾電子設備正常運作的不必要電磁能量。 1. EMI 的類型: 傳導 EMI:透過電源線或訊號線傳播,由與 EMI 源的實體接觸所引起。 輻射 EMI:透過空氣傳播,來自發射電磁場的來源,例如天線或開關電路。 常見的 EMI 來源包括電源供應器、馬達、無線通訊系統,甚至是雷電等自然現象。若未妥善控制,EMI 可能干擾敏感電子設備、降低訊號完整性,並導致醫療設備、汽車系統與航太電子等關鍵應用發生故障。 2. 常見的 EMI 來源: EMI 來源有時是天然發生的環境事件,例如雷暴與太陽輻射;但更常見的是來自其他電子設備或電氣系統。任何電子設備都可能產生 EMI,例如: 發電機:如發電機、電源供應器、電壓調節器、開關與繼電器、電池充電器及高壓輸電線等設備與周邊裝置。 高頻設備:如振盪器、計算裝置、無線電、雷達與聲納設備等在高頻下運作的裝置。 高壓機械:使用高壓與高頻的機器,包括馬達與點火系統。 由於電子系統很少獨立運作,它們通常設計為對一定程度的 ......
Mar 30, 2026
高速與射頻設計
使用眼圖進行訊號完整性與抖動分析
訊號在導線上的傳輸方式會因發射端與接收端而異,此時就需要錯誤識別與修正方法。然而,我們如何判斷訊號是否發生變化?不言而喻,必須在 TX-RX 兩端同時使用設備逐位元追蹤並檢視資料。為什麼訊號會偏移?能否阻止根本原因?某種程度上可行,但對於無線通道的雜訊,我們幾乎無能為力。由於 EMI 與環境因素,通道(介質)往往會改變訊號。不過,眼圖(Eye Diagrams) 可作為工具,以更直觀的方式繪製資料。眼圖能提供多種資訊,包括: 訊號位準雜訊 邊緣轉換雜訊(抖動) 工作週期失真 位元錯誤率 符號間干擾(ISI) 時脈-資料偏移 上升/下降時間不足 串擾 電源雜訊 這是一種評估符號間干擾、色散與通道雜訊對基頻脈衝傳輸系統效能影響的方法。眼圖中「眼睛」越開,表示訊號失真越小。本文探討抖動與訊號完整性的概念,以及如何利用眼圖進行量測與診斷。 什麼是訊號完整性? 訊號完整性(SI)指的是電氣訊號在 PCB 或通訊通道的走線、互連與元件中傳輸時的品質。理想情況下,數位訊號應在高與低邏輯位準之間銳利切換且無失真。然而,由於寄生電容、阻抗不匹配與反射,訊號可能失真,導致時序裕度縮小與資料損壞。 訊號完整性分析 可確......
Mar 30, 2026
高速與射頻設計
時序分析中的傳播延遲:定義、作用與範例
時間是最重要的資產!我們非常清楚這一點。但在數位電子領域,時間就是一切。你是否曾想過,數位電路是如何知道時間的?靠的不是別的,正是由振盪器產生的時脈頻率。通常我們偏好使用晶體,因為它們精準,但有時弛張振盪器也能勝任。時間流逝、時間花費,所有這些資料在數位區塊中都依賴於時脈速度。因此,影響時序行為的最基本參數之一就是傳播延遲。本文將探討什麼是傳播延遲、它為何重要,以及它如何融入時序分析,特別是在同步數位設計中。 什麼是時序分析? 時序分析是驗證數位電路中的訊號是否在所需時間限制內到達其預定目的地的過程。在同步系統中,所有邏輯轉換必須與時脈訊號正確對齊,避免建立與保持違規等問題。時序分析可分為兩種類型: 靜態時序分析(STA):無需模擬向量即可分析所有可能路徑。 動態時序分析:使用輸入向量進行模擬,檢查即時轉換。 由於速度與覆蓋率優勢,STA 在 ASIC 與 FPGA 設計中更為常用。設計會先燒錄至 FPGA,在其中完成所有功能與時序驗證後,再進入晶片製程。 理解傳播延遲: 傳播延遲(Tpd)是指訊號從邏輯閘或電路區塊的輸入端發生變化後,到達輸出端所需的時間。簡單來說,就是給定輸入後,輸出反映出變化......
Mar 30, 2026
高速與射頻設計
RF 微波 PCB 指南:透過精密製造實現完美訊號完整性
那麼,在 PCB 的範疇裡,RF 與微波指的是什麼?RF(射頻)簡單來說就是 3 MHz 到 300 GHz 之間的訊號,而微波則進一步聚焦在 300 MHz 到 300 GHz。實務上,在 PCB 設計中,我們通常用「RF 微波 PCB」一詞來表示一塊接收與發射 500 MHz 到 100 GHz 以上訊號的電路板,且該板並非單純的被動元件。這些頻率在現代科技中無所不在:5G 蜂巢網路運行於 sub-6 GHz 到 39 GHz 的毫米波頻段;ADAS 雷達(車用)與自駕雷達工作在 77 GHz;衛星通訊則涵蓋 L 波段(1–2 GHz)到 Ka 波段(26–40 GHz)。 雷達系統與軍用電子戰更可延伸到 100 GHz 以上。Wi-Fi 6E 與 7 就連消費級 Wi-Fi 也已導入。正是這些應用的爆炸性成長,催生了對能在如此高頻下穩定運作、訊號不衰退的 RF 微波 PCB 的龐大需求。當你想從 5G 基地台榨出最後一點覆蓋距離,或讓雷達接收器達到最佳靈敏度時,每 0.1 dB 的損耗都至關重要。 挑戰:插入損耗、串擾與熱管理 設計微波 PCB 的藝術,本質上就是在三大難題之間走鋼索,且頻率......
Mar 27, 2026
高速與射頻設計
高速受控阻抗 PCB 的完整疊構設計
在不斷演進的電子世界中,高速受控阻抗 PCB 對於追求可靠效能的設計變得日益重要。隨著現代裝置需要更快的資料傳輸速率與最小的訊號失真,工程師在設計受控阻抗 PCB 時必須考量多項因素。本文將全面介紹受控阻抗 PCB 設計,聚焦於疊構考量、實際案例以及阻抗控制 PCB 計算器的使用。 什麼是受控阻抗 PCB? 受控阻抗指的是在 PCB 傳輸線中管理電容、電感與電阻等電氣特性,其主要目標是在訊號路徑上維持一致的阻抗位準,將反射與訊號衰減降至最低。需要阻抗控制的應用包括高速數位電路、RF 通訊系統與敏感的類比電路。 為何阻抗控制如此重要? 隨著資料速率持續提升,訊號完整性成為關鍵議題。未受控的阻抗可能導致訊號反射、串擾與電磁干擾(EMI),進而造成資料損毀、通訊錯誤,甚至系統失效。受控阻抗 PCB 透過管理傳輸線上的阻抗來維持訊號完整性。 高速受控阻抗 PCB 的疊構考量 在設計高速受控阻抗 PCB時,工程師必須考量疊構,其會影響電路板的電氣效能、製造複雜度與成本。以下為需評估的重點: 1. 層數 PCB 的層數會影響其複雜度與成本。更多層數可提供更佳的阻抗控制、降低 EMI 並實現更密集的佈線,然而也......
Mar 27, 2026
高速與射頻設計
透過精密製程實現高頻 PCB 的可靠訊號性能
近期,電子產業持續推高頻率,使得原本單純的 PCB 變成必須嚴肅對待的射頻元件。當前的高頻PCB 設計,其運作速度在十年前簡直難以想像。5G 毫米波基地台在 24–40 GHz 頻段運作,車用雷達晶片工作在 77 GHz,Wi-Fi 7 突破 6 GHz,就連所謂的數位高速序列連接如 PCIe Gen5 與 USB4,也將訊號推進到數 GHz 領域。 在這些 GHz 頻率下,PCB 基材不再只是被動背景。板內任何元素——介電材料、銅箔粗糙度、導通孔幾何、走線尺寸,甚至表面處理——都會在訊號路徑中造成可量化的損耗。若在高頻PCB 設計時忽略這些效懿,將導致訊噪比劣化、傳輸距離縮短、位元錯誤率上升,甚至面臨法規認證陷阱。 優質高頻 PCB 的需求從未如此迫切,容錯空間也從未如此狹窄。要做對,必須選對材料、做好設計,再把細節交給製造專家。 訊號損耗、阻抗不匹配與串擾等挑戰 高頻PCB 設計面臨三大首要挑戰。訊號損耗(插入損耗)是訊號能量在板內傳輸時的累積衰減,來源有二:介電損耗(基材吸收能量)與導體損耗(銅箔因趨膚效應與表面粗糙度而耗散熱能)。兩者皆隨頻率升高而加劇,因此材料選擇至關重要。 阻抗不匹配發......
Mar 27, 2026
高速與射頻設計
PCB 基礎:使用簡單 PI 匹配實現 50Ω PCB 走線
在進行射頻(RF)設計時,天線與 PCB 上的 RF 元件之間的訊號傳輸必須極度謹慎。其中一項關鍵要素是天線走線的設計,它扮演著讓 RF 訊號高效傳播的通道角色。本文將深入探討在 PCB 設計中維持天線走線 50 Ω 特性阻抗的重要性,並介紹在 RF 應用中達到最佳效能的實務做法。 1. 50 Ω 阻抗的重要性 在 RF 系統中,維持傳輸線上特性阻抗的一致性對於最小化訊號反射並最大化功率傳輸至關重要。50 Ω 的特性阻抗因其在功率承載能力、訊號完整性與阻抗匹配難易度之間的最佳平衡,而被廣泛採用。當天線走線的阻抗與所連接的 RF 元件(如天線、收發器與放大器)相符時,訊號損失與反射將降至最低,從而實現高效的 RF 訊號傳輸。 2. 50 Ω 天線走線的設計要點 ● 走線寬度與厚度:天線走線的寬度與厚度是決定其特性阻抗的關鍵因素。可利用設計公式與阻抗計算器,在考量基材材質、介電常數與銅箔厚度等因素後,計算出達成 50 Ω 所需的適當尺寸。 ● 基材選擇:基材材質的選擇會顯著影響天線走線的特性阻抗。通常選用低介電常數的射頻級基材(例如高頻變異的 FR-4),以在高頻下降低訊號損失並維持阻抗穩定。 ● 走......
Mar 06, 2026
高速與射頻設計
PCB 基礎:PCB 設計中的差分對
在現代電子技術中,高速資料傳輸變得極為重要,促使業界需要更強大且高效的訊號傳輸技術。其中一種應用於印刷電路板(PCB)設計的技術,就是使用差分對。差分訊號相較於單端訊號具有多項優勢,包括更強的抗雜訊能力、更佳的訊號完整性,以及更高的資料傳輸速率。本文將深入探討 PCB 設計中差分對的基本原理,並介紹其最佳實踐方法。 1. 什麼是差分對? 差分對由兩條傳輸大小相等、極性相反訊號的走線組成,通常參考同一接地平面。這兩條走線上的訊號振幅相同、極性相反,使得接收端可擷取兩者之間的電壓差。此電壓差即為傳輸的資料,而同時影響兩條走線的共模雜訊則會被接收器抑制。 2. 差分訊號的優點 ● 抗雜訊能力:透過取兩訊號的差值,沿線拾取的任何雜訊都能被有效抵消,相較於單端訊號,抗雜訊能力更強。 ● 訊號完整性:差分對的受控阻抗與緊密相鄰的走線有助於維持訊號完整性,即使在電磁干擾(EMI)與串擾存在的情況下亦然。 ● 更高資料速率:差分訊號具備更優異的抗雜訊能力與訊號完整性,因此可實現更高的資料速率,非常適合用於 USB、HDMI、CAN 與乙太網路等高速通訊介面。 3. PCB 設計 注意事項 ● 走線長度匹配:必須確......
Mar 06, 2026
高速與射頻設計
背板基礎:它是什麼,以及在電子領域的重要性
在電子領域中,複雜的電路與創新交會之處,「背板」這個術語雖常被忽略,卻是關鍵元件。作為電子系統的骨幹,背板在裝置內部負責溝通、連接與功能實現,扮演核心角色。本篇全面指南將深入探討背板,揭開其重要性、結構、應用,以及它們在現代電子設備中的關鍵作用。 1) 什麼是背板? 背板本質上是電子系統的結構元件,為各種電子模組、卡或元件提供實體與電氣連接框架。可將其視為中樞神經系統,統籌系統內資料、訊號與電力的流動。 2) 結構解析: 典型的背板是一塊扁平、硬質電路板,上面有多個插槽或連接器,各自用來容納特定模組或卡。這些連接器種類繁多,從邊緣連接器、DIN 連接器,到 Samtec 的高速背板連接器等高密度連接器,皆為滿足高速資料傳輸需求而設計。 3) 關鍵元件與特性: a. 訊號走線:這些蝕刻在背板上的導電路徑,負責在模組間傳遞訊號。 b. 電源分配:背板將電力分配至各模組,確保高效運作。 c. 接地層:接地層對訊號完整性至關重要,提供穩定的訊號參考點,並有助於降低雜訊與干擾。 d. 散熱機制:在複雜系統中,背板可能整合散熱片或風扇等冷卻方案,以消散元件產生的熱量。 e. 備援與容錯:部分背板設計整合備援與......
Mar 06, 2026
高速與射頻設計
FPGA 架構入門:FPGA 如何運作及其重要性
數位電路的實現通常使用 ASIC 或閘陣列型 IC。然而,還有一種可程式化的邏輯功能 IC,只需透過程式設計即可實現任何邏輯功能,這些被稱為 PLD(可程式化邏輯裝置)。市面上有許多種類,但我們今天主要聚焦於現場可程式化閘陣列(FPGA)。與固定功能的積體電路(IC)不同,FPGA 允許工程師在製造後重新配置硬體本身。現在,我只需使用一顆 FPGA,就能實現從訊號處理到機器學習與嵌入式系統等多種不同電路。但 FPGA 內部究竟是什麼?它與全球其他 IC 有何不同?要回答這個問題,我們必須深入了解 FPGA 的內部架構。本指南將介紹 FPGA 架構的關鍵元件,這些建構模組使其得以實現客製化的數位系統。 1. 可配置邏輯區塊(CLB): 每顆 FPGA 的核心都是可配置邏輯區塊(CLB)。這些是實現數位邏輯的基本單元。在 CLB 內部包含: 查閱表(LUT):這些是用來實現邏輯功能的小型記憶體結構。一個 4 輸入 LUT 可表示任何 4 輸入的真值表。 正反器/暫存器:正反器用於儲存單位元資料並建立循序電路。 多工器:在 CLB 內部路由訊號,用於從不同 LUT 輸入中選擇其一。 每個 CLB 可被配......
Mar 06, 2026
高速與射頻設計
高速 PCB 的優勢:實現可靠資料傳輸率的先進設計與製造
那麼,什麼是高速 PCB 設計?它不僅僅是頻率門檻,而是當走線特性對訊號變得不友善時——例如走線阻抗、過孔寄生、材料損耗、訊號耦合等——開始真正影響訊號品質,你再也無法「隨便插上就希望它能跑」,而是必須經過設計。 實務上,這通常代表上升時間在奈秒級、每通道的資料速率達到 Gbps,或時脈速度達數百 MHz。然而,現代介面早已遠超這些極限:PCIe Gen5 可達 32 GT/s、USB4 達 40 GB/s、DDR5 達 6.4 GB/s,而 100G/400G 乙太網每通道達 25–56 GB/s。在這樣的速度下,每一密耳的走線、每一個過孔轉換、每一次材料選擇,都是影響系統性能的設計決策。 電子工程師已將高速 PCB 設計視為一項專業技能,而非小眾能力。幾乎所有現代 SoC、FPGA 或處理器都至少具備一個高速介面,必須採用適當的 PCB 設計方法。 高頻常見的訊號完整性挑戰 高速數位訊號與射頻訊號面臨相同的物理挑戰,但情境不同。射頻工程師擔心插入損耗與回波損耗,而數位訊號完整性工程師則關注眼圖裕度與位元錯誤率,但底層物理完全相同。 主要挑戰包括:頻率相關損耗(快速數位邊緣的高次諧波衰減更多,使......
Mar 03, 2026
高速與射頻設計
PCB 阻抗控制:確保高頻電路中的訊號完整性
阻抗是指當交流電施加到電路時電路所產生的反抗。它是電路在高頻時電容和感應的組合。阻抗以歐姆為單位進行測量,類似於電阻。如果阻抗不同,將會產生反射和衰減,導致訊號品質下降。 對於高頻類比或數位電路,保護在 PCB 上傳播的訊號免受損害是至關重要的。事實上,超過 100 MHz 的訊號受到微帶線特性阻抗的影響,如果沒有適當考慮,可能會導致難以分析的意外錯誤。幸運的是,阻抗控制允許設計者和 PCB 製造商管理這一現象。 什麼是阻抗控制和訊號匹配 阻抗控制是指將 PCB 微帶線尺寸和位置與基板材料的特性相匹配,以保持訊號在傳輸過程中無雜訊且無衰減。因此,印刷電路板(PCB)微帶線不再能夠被視為簡單的點對點連接。微帶線需要被視為傳輸線,阻抗匹配變成必要,以減少或消除對訊號完整性的影響。通過遵循良好的設計實踐和方法,可以避免或緩解許多潛在的訊號完整性問題。 因此,我們將討論阻抗控制的重要性、訊號完整性問題的原因以及避免它們的方法。 決定傳輸線阻抗的因素: 通常,微帶線特性阻抗在 25 至 125 歐姆之間,取決於以下因素: ● 介電常數的實部:介電厚度與特性阻抗成正比。介電越厚,特性阻抗越高。 ● 損耗正切值......
Dec 25, 2025
高速與射頻設計
解決高頻 PCB 設計中的佈線與疊層難題
高頻 PCB 的設計呈現獨特的挑戰,特別是在佈線和疊層結構配置方面。適當的規劃和執行對於確保訊號完整性和最佳效能至關重要。以下,我們探討常見的問題和應對策略。 訊號完整性主要涉及阻抗匹配。影響阻抗匹配的因素包括訊號源架構、輸出阻抗、微帶線特性阻抗、負載特性和拓樸結構。解決方案涉及終止和調整微帶線拓樸。高速設計更容易受到電磁干擾/電磁相容(EMI/EMC)影響,請參閱如何透過更好的佈局設計來改進您 PCB 的 EMI-EMC 效能。 高頻 PCB 中的佈線挑戰: 高頻電路對電磁干擾(EMI)和串音高度敏感,因此精確的佈線至關重要。不當的佈線可能導致訊號衰減、雜訊增加和功能問題。以下是一些解決方案: • 阻抗控制:透過使用基於 PCB 材料和訊號頻率的適當微帶線寬度和間距,保持一致的微帶線特性阻抗。 • 最小化串音:將高速訊號微帶線保持分開,並使用差分對來降低雜訊。 • 避免訊號反射:為差分對匹配微帶線長度,並確保適當的終止。 • 減少過孔使用:限制過孔數量以防止訊號完整性損失和不必要的延遲。 高速訊號的手動佈線對比自動佈線 大多數進階 PCB 佈線軟體包括具有可配置限制的自動路由器,用於控制佈線方法......
Dec 25, 2025
高速與射頻設計
更好的 EMC 標準設計指南
EMC衡量的是設備在其共用操作環境中按預期運作的能力,同時不影響同一環境中其他設備如預期運作的能力。評估設備在暴露於電磁能量時的反應是 EMC 測試的一部分,稱為抗擾度(或敏感度)測試。測量設備內部電氣系統產生的 EMI 量(稱為輻射測試)是 EMC 測試的另一部分。 EMC 的兩個面向在任何系統中都是重要的設計和工程考量。未能正確預測設備的 EMC 性能可能會帶來許多負面後果,包括防護風險、產品故障和資料遺失。因此,各種 EMC 和 EMI 測試設備應運而生,旨在幫助工程師更清楚地了解設備在實際條件下的運作。 EMC 的重要性:確保設備在運作時不受其他設備的干擾,且本身不會造成乾擾。 不斷增長的需求:隨著設備的複雜性和互連性不斷增加,EMC 對於合規性和功能性至關重要。 1.什麼是EMC? EMC 代表電磁相容性 (Electromagnetic Compatibility)。市場上銷售的所有電子設備/機器都必須符合 EMC 標準,這意味著它必須符合產品預期用途的 EMC 法規和標準。哪些 EMC 法規和標準適用於哪些產品,由產品銷售的國家/地區(例如歐盟或美國等)定義。 符合 EMC 規範的產......
Oct 21, 2025
高速與射頻設計
6層PCB堆疊與建造指南
印刷電路板 (PCB) 是現代電子產品的支柱,為連接和支撐各種電子元件提供必要的基礎架構。隨著電子設備變得越來越複雜和緊湊,對多層 PCB 的需求也日益增長。其中,六層PCB是許多應用的熱門選擇。本文將深入探討六層 PCB 堆疊的具體細節、其應用、最佳配置以及選擇最佳製造商的指南。 為什麼要使用 6 層 PCB? 增強的功能: 六層 PCB 的主要優勢在於它能夠容納更複雜的電路。透過增加層數,設計人員可以添加更多佈線路徑,從而實現更高的元件密度和更佳的效能。這對於需要在有限空間內實現複雜設計的現代設備至關重要。 提高訊號完整性: 高速電路特別容易受到串擾和電磁幹擾 (EMI) 等訊號完整性問題的影響。 6 層 PCB 為專用接地層和電源層提供了額外的層,這有助於透過提供穩定的參考平面並降低雜訊來保持訊號完整性。 增強型配電: 六層 PCB 中的額外層可實現更佳的電力分配。這在具有多電壓等級和高電流需求的電路中尤其重要,因為它有助於降低電壓降並確保向所有組件持續供電。 更好的散熱: 熱量管理是 PCB 設計的關鍵方面。六層 PCB 中的附加層可提供更大的表面積和散熱路徑,從而提高散熱效果,從而增強電......
Oct 21, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5