SMT 鋼網製造概述
了解雷射切割與鋼網製作。
精選貼文
鋼網製造
樣品試產與量產階段之 SMD 鋼板比較
SMD 鋼網以其支援大規模生產與易於錫膏分配的特性而聞名。它們在工業界被廣泛應用,特別是在單位產量極大的情況下,鋼網的作用至關重要。今天我們不深入探討物理學或製造工藝,而是聚焦於不同應用場景下的需求。然而,打樣(原型開發)階段對鋼網的要求與量產階段大相徑庭。在量產中,我們追求的是良率——良率越高,生產效率就越高。針對這些需求,JLCPCB 提供了可客製化的 SMD 鋼網。接下來,我們將討論這些特定類型的鋼網規格。 什麼是 SMD 鋼網? 簡單來說,它們是作為錫膏遮罩的金屬片。透過鋼網,我們可以將錫膏精確塗佈在 PCB 上,隨後直接安裝零件。它能確保錫膏量均勻,進而提高焊點的可靠性。鋼網能加速 SMT 組裝,特別是在自動化製程中。使用方式如下:在塗佈錫膏期間,將 SMD 鋼網安裝在 PCB 上或與其對齊,接著使用刮刀將錫膏刷過鋼網表面。在打樣階段,使用鋼網的主要目的是: ● 驗證設計功能。 ● 快速迭代並測試新版本。 ● 避免高昂的模具成本。 ● 支援手動或半自動組裝。 打樣階段的鋼網選擇 由於打樣預算有限,較少使用成本較高的局部減薄(Step-down)開孔。另一方面,針對極低預算的專案,可能會使......
Jan 02, 2026
最新貼文
鋼網製造
錫膏印刷機指南:選型、參數設定與鋼網優化
重點摘要 錫膏印刷機會將錫膏透過鋼網開口壓印到 PCB 焊盤上,決定後續每個工序所依賴的錫膏體積及對位精度。 大部分 SMT 缺陷都始於印刷階段;業界研究通常認為,超過一半的組裝缺陷源自錫膏印刷。 手動印刷機適合原型及小批量生產,半自動機適合中等批量 EMS 工作,全自動在線系統則用於連續高產量生產。 典型工業設定包括約 0.18–0.23 kg/cm 的刮刀壓力、20–100 mm/s 的印刷速度,以及 1–3 mm/s 的分離速度。 自動平台可達到約 ±5 µm 的印刷重複精度,單次循環少於 10 秒。 決定錫膏釋放能力及細間距重複性的上限是鋼網,而不是機器本身。 JLCPCB 使用 304 HTA 不鏽鋼製作雷射切割鋼網,精度可達 ±0.003 mm,最快 12 小時交付。 每條 SMT 生產線的成敗都取決於印刷階段。在放置任何元件之前,錫膏印刷機已經決定每個焊盤上的錫膏量、位置是否準確,以及不同拼板之間能否穩定重複。貼片精度及回流焊調校都無法挽救不良印刷,因此印刷機是生產線上最值得投資的設備之一。本指南說明如何選擇機器、哪些設定真正影響良率、鋼網如何決定印刷品質上限,以及如何透過保養維持穩......
Oct 05, 2026
鋼網製造
SMT 鋼網基準點:類型、設計規則與放置方式
重點摘要 對位精度至關重要:即使鋼網精度達 ±0.003 mm,只要與 PCB 偏移 50 微米,仍會產生不良板——基準點是避免這種問題的唯一方式。 半蝕刻(盲式)基準點是專業標準:它們可提供最高光學對比,同時避免錫膏污染風險,非常適合 0.5 mm 以下 pitch 的設計。 三點三角定位對細間距至關重要:兩個基準點可修正 X、Y 與旋轉,但只有第三個基準點能進行縮放補償,以捕捉 FR4 伸縮。 304 HTA 不鏽鋼可防止翹曲:張力退火鋼可消除殘留應力,避免鋼片在基準點之間翹起,確保超過 10,000 次印刷循環後,基準點間距仍保持一致。 錫膏沉積造成了所有表面黏著技術(SMT)組裝缺陷中的 60% 至 70%。雖然工程師會花大量時間規劃走線佈局或回焊曲線,卻常常忽略一個關鍵因素:確保鋼網與 PCB 使用完全相同的光學座標系統。 僅靠精密製造無法拯救對位錯誤的生產批次。即使鋼網切割精度嚴格達到 ±0.003 mm,只要相對 PCB 偏移 50 微米,也會導致電路板不良。 在 0.4 mm pitch BGA 上,微小的 50 微米偏移就會立刻造成焊錫橋接。鋼網基準點可消除此風險。它們提供穩定且......
Aug 17, 2026
鋼網製造
如何選擇錫膏鋼板(厚度、階梯式鋼板與設計指南)
在 SMT 組裝中,鋼網往往悄悄決定一條生產線是成功還是失敗。像是橋接、墓碑效應與潤濕不足等問題,常常不是來自 PCB 設計錯誤,而是鋼網選擇不當,或錫膏量控制不佳。 快速答案:如何選擇錫膏鋼網 如果你需要立即定義鋼網參數,可以依照以下快速判斷指南: 依元件間距選擇厚度:以元件密度作為主要判斷基準。 使用 0.10 mm 厚度:適合細間距元件(≤0.5 mm pitch)。 採用階梯式鋼網:若版面同時包含大型功率元件與細間距 IC,通常需要使用階梯式鋼網。 升級表面處理:若是大批量生產,可選擇電解拋光或 奈米塗層鋼網,以改善錫膏脫模效果。 使用有框鋼網:對於需要穩定張力的自動化生產線而言,有框鋼網是必要選項。 如何判斷最佳 SMT 鋼網厚度 SMT 鋼網厚度是 PCB 組裝中最關鍵的參數之一,因為它會直接決定每個焊墊上所印刷的錫膏 Z 軸體積。簡單來說,它控制了迴焊前最終會留在 PCB 上的錫量。 這也使鋼網厚度成為製程穩定性的關鍵因素。即使是微小差異,也可能明顯影響焊錫行為,尤其是在細間距設計中,錫膏過多會導致橋接,錫膏不足則會造成焊點強度不足或開路。 為支援各類設計需求,JLCPCB 提供以下......
Jun 04, 2026
鋼網製造
PCB 組裝線上奈米塗層鋼網的投資報酬率
奈米塗層具有多項優勢。它們具備疏水性,能排斥水基化學品或助焊劑,某些塗層還具備疏油性,可排斥油基化學品或助焊劑。當塗層施加於鋼網底部或板面側時,可防止印刷過程中鋼網與 PCB 之間擠出的焊膏在鋼網與板分離時黏附於鋼網底部。 因此,下一次印刷將與首次印刷同樣良好,且橋接現象減少,因為鋼網底部沒有殘留焊膏會在下次印刷時轉移到 PCB 上。此外,底部清潔頻率也可降低,因為需要從鋼網上清除的焊膏大幅減少。在某些案例中,我見過客戶將清潔頻率從每印一次改為每印 20 次。本文探討何謂奈米塗層、有哪些類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠性與投資報酬率方面的比較。免費領取奈米塗層優惠券 傳統鋼網製程的問題: 焊膏必須以可接受的量黏附於鋼網頂面,但不應黏附於鋼網底面與開孔壁。黏附於孔壁會導致焊膏缺失或不足;黏附於鋼網底面則會造成焊膏暈染。 面對這種無法解決的生產障礙,導致頻繁的底部清潔——對於高階板子甚至每印一次就得清!這種摸索無法從根本解決問題,反而增加清潔材料成本,更可能拖慢整條 SMD 產線。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網頂面保持無塗層,底面與開孔壁則永久塗覆抗黏附效果的奈米層。此奈米塗層僅數奈米......
May 20, 2026
鋼網製造
模板切割機指南:為 PCB 模板製造選擇最佳解決方案
在使用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝過程中,精度對於決定最終產品能否達到市場要求扮演關鍵角色。SMT 中最關鍵的步驟之一是焊膏印刷,這是 SMT 產線的第一道工序。在此階段,鋼網作為將焊膏分配到每個元件焊盤的媒介,而鋼網切割機則是決定整個組裝成敗的重要設備。 (表面貼裝技術(SMT)組裝中使用 PCB 鋼網進行焊膏塗佈) SMT 鋼網切割機能夠依照 PCB 設計,精準切割出尺寸、形狀與位置都正確的開孔。精確的鋼網切割可減少回流焊過程中的橋錫、焊料不足或元件偏移等缺陷。無論是專業工程師、產業從業人員還是業餘愛好者,都能透過選擇合適的鋼網切割方案受益,不論是使用家用鋼網切割機,或是依賴專業鋼網切割服務。 對於需要高精度且可直接投入生產的 PCB 鋼網,JLCPCB 的 SMT 鋼網服務提供高品質切割、多種厚度選擇,並完全相容於高密度 PCB 設計,協助從打樣到量產都能維持穩定的焊接品質。此外,JLCPCB 亦提供完整的 PCB 組裝服務,涵蓋從設計到製造的全流程。 本文將深入探討鋼網切割機的類型、特性,以及在自行購置設備與使用專業服務之間如何做出最佳選擇。 認識鋼網切割機 什麼是鋼網切割機? ......
Feb 20, 2026
鋼網製造
了解 SMT 鋼網印刷機,實現精準的 PCB 焊膏印刷
鋼網印刷是 SMT(表面黏著技術)組裝中的關鍵製程,對 PCB 上焊點的品質與可靠度影響重大。實現這一步的核心設備就是 SMT 鋼網印刷機,它會在元件貼裝前,將適量焊膏精準塗佈到 PCB 的每一個焊墊上。 如果你想了解鋼網印刷機是什麼、為何在製造中如此重要,那就來對地方了。它是現代更小、更密、更複雜 PCB 組裝成功的基礎。鋼網對位與焊膏沉積的精度至關重要,稍有偏差(對位不準或缺膏)就可能造成橋接、立碑或焊點強度不足,對 QFN、BGA 等細間距與高密度板更是如此。 本指南專為電子愛好者、工程系學生與在職工程師編寫,逐步揭示 SMT 鋼網印刷機在高品質 PCB 組裝中的功能與要點。 什麼是 SMT 鋼網印刷機? SMT 鋼網印刷機的定義與工作原理 SMT 鋼網印刷機利用一張金屬鋼網(開孔與焊墊位置對應)將焊膏沉積到 PCB 上。印刷時,刮刀將焊膏沿鋼網表面刮動,膏體被擠壓穿過開孔並落在焊墊上。 此技術仰賴 PCB 與鋼網的精準對位、刮刀壓力與速度的一致性,以及印刷間隙的控制。只要這些因素穩定,印刷機就能在各焊墊上提供適當膏量,確保回流後形成可靠焊點。 SMT 鋼網 vs. SMT 鋼網印刷機 「S......
Feb 20, 2026
鋼網製造
客製化鋼網製作工具:客製化 SMT 鋼網如何設計、製造與使用
客製化鋼網與焊膏印刷是表面黏著技術(SMT)組裝中最關鍵的兩道製程,直接影響電子產品的品質、可靠度與性能。在元件貼裝之前,SMT 鋼網負責控制焊膏在 PCB 焊墊上的用量與位置。設計良好的鋼網可減少焊點幾何與尺寸的變異,並提升生產良率。 為了達到這種精度,許多工程師會尋求專業的客製化鋼網製造商。這些專家會依據您的 PCB 量身打造鋼網,使其與元件封裝完全吻合,避免最常見的組裝問題(如焊橋、焊料過多或過少、墓碑效應)。透過高品質的客製化鋼網,製造商可針對高密度、細間距或高可靠度 PCB 最佳化 SMT 組裝流程。 如今大多數工程師轉向整合 PCB 製造與鋼網生產的一站式解決方案。 JLCPCB 提供完整的客製化 SMT 鋼網服務,其高精度客製鋼網包含電鑄與雷射切割不鏽鋼無框選項,亦有現成或快速客製的有框鋼網,最低價格僅需 3 美元。 客製化鋼網製造商在 PCB 組裝中的角色 客製化鋼網製造商的定義 客製化鋼網製造商是一家表面黏著技術(SMT)工廠,接收客戶的 PCB 設計檔案後,依需求製作金屬鋼網。與通用鋼網不同,這些鋼網專為特定 PCB 量身打造,確保焊膏能精準塗佈於 SMD 焊墊。 專業客製鋼網......
Feb 13, 2026
鋼網製造
PCB 組裝專用客製化鋼網:如何切割、使用與選擇合適的 PCB 鋼網
客製化鋼網與焊膏印刷是表面貼裝技術(SMT) PCB 組裝中最關鍵的兩道製程,直接影響焊點品質、電氣性能與產品長期可靠度。SMT 鋼網用於將精確量的焊膏沉積在 PCB 焊墊上,或以柱狀形式沉積並壓合黏著膏於連接器、插座等元件。 隨著 PCB 設計趨向更高密度、更細腳距與更小封裝,對鋼網精度的要求也同步提升。大多數通用開孔鋼網難以達到現今佈局所需的嚴格公差,因此業界普遍依賴客製化切割鋼網,以實現均勻且無缺陷的焊膏印刷。 專業服務如JLCPCB 鋼網 透過客製化切割精密加工,完全貼合 PCB 設計,協助工程師、學生與製造商提升組裝品質、實現生產意圖、減少重工,並直接用於量產。 什麼是 PCB 組裝中的客製化切割鋼網 客製化切割鋼網是依據 PCB 設計量身打造的 PCB 貼裝鋼網,可精準對位每一個焊墊的開孔。這類鋼網以精密雷射切割機製作,達到精確的深度控制與光滑、清晰的開孔壁面。 相較於通用鋼網,客製化切割鋼網針對焊墊幾何、元件類型、焊膏特性與生產量進行最佳化。在今日容錯更小、公差更嚴的 PCBA 製程中,這種客製化更顯關鍵。 為何需要客製化切割 現今 PCB 滿載細腳距 IC、BGA、QFN、CSP,......
Feb 13, 2026
鋼網製造
為 PCB 組裝選擇合適的鋼板製造商
表面貼裝技術組裝仰賴在密集 PCB 焊墊佈局上精準控制焊膏沉積。SMT 鋼網製造商透過與銅箔焊墊圖案匹配的開孔來調節膏量。鋼網機影響焊點幾何形狀、電氣連續性與回流一致性。 雷射切割鋼網系統可實現開孔精度與鋼網平整度,滿足自動化印刷需求。鋼網製造商既可作為「我附近的本地鋼網服務」,也可擴展為線上鋼網平台。本文探討 SMT 鋼網機的類型、選擇標準、應用與操作實務。 認識 SMT 鋼網製造商 什麼是 SMT 鋼網製造商? SMT 鋼網製造商是一種用於表面貼裝組裝、生產金屬鋼網以沉積焊膏的系統。鋼網機根據 PCB 焊墊圖案製作對齊的開孔,控制膏量、對位與焊點一致性。 雷射切割鋼網最為常見,利用聚焦雷射在不鏽鋼或鎳合金片上切割開孔。這些系統適用於手動與自動印刷機,在原型與量產板上保持開孔幾何、光滑孔壁與平整度。 SMT 鋼網製造商的類型 SMT 鋼網機依切割方式與生產規模分為數種技術類別。每種鋼網製造系統服務於特定 PCB 密度、公差與產量需求。選擇正確的鋼網機取決於開孔精度、材料控制與產能。 1. 雷射切割鋼網機:採用光纖或 CO₂ 雷射源成型開孔,可達垂直孔壁、銳角與尺寸控制,適用於細間距元件、密集焊墊......
Feb 13, 2026
鋼網製造
PCB 鋼網製造中高精準度的重要性
PCB 鋼網在製造過程中扮演關鍵角色,尤其是在處理小間距元件時。鋼網製造的高精度能確保焊膏沉積準確,這對於可靠且高效能的電子組件至關重要。本文將以 JLCPCB 的範例,強調高精度鋼網製造的重要性,並使用數位顯微鏡相機拍攝的測量結果,展示實際製造尺寸與期望尺寸之間的差異。 了解 PCB 鋼網 PCB 鋼網是由金屬(通常為不鏽鋼)或聚合物製成的薄片,上面切割出與 PCB 焊盤對應的開孔。將鋼網置於 PCB 上方,透過開孔塗抹焊膏,使焊盤上留下精確的焊膏量。此流程對表面貼裝元件的放置與焊接極為關鍵。 高精度的必要性 鋼網製造的高精度至關重要,原因如下: 1. 準確的焊膏沉積:精確的開孔可確保沉積正確的焊膏量,對形成可靠的焊點極為重要。 2. 最小化焊橋:準確的開孔可降低焊盤間焊橋的風險,避免短路。 3. 一致的品質:高精度鋼網有助於多塊板子間維持一致品質,減少缺陷與重工。 範例:JLCPCB 小間距元件鋼網 為說明高精度鋼網製造的重要性,我們向 JLCPCB 訂購了一塊用於小間距元件電路板的 PCB 鋼網。我們將使用數位顯微鏡相機,比較鋼網開孔的期望尺寸與實際製造尺寸。 JLCPCB 小間距元件鋼網 ......
Jan 05, 2026
鋼網製造
揭開奈米塗層鋼網製造的祕密
奈米塗層鋼網製造流程 奈米塗層鋼網的製造包含一系列精密工程步驟:設計製圖、雷射切割、拋光、奈米塗層沉積與品質檢驗。以下為各製程階段的詳細說明: 1. 設計與製圖 (1) 資料擷取: 從客戶提供的設計檔案(如 Gerber 檔、PCB 佈局)或實體樣品中取得精確資料,包含鋼網尺寸、焊墊佈局、開孔形狀與尺寸,以及特定應用需求。 (2) CAD 製圖: 使用專業 CAD 軟體(如 Auto CAD)將所得資料轉換為精確的 2D 或 3D 工程圖,定義鋼網的整體尺寸、開孔位置、形狀與大小,作為後續加工之數位藍圖。 2. 雷射切割 (1) 材料準備: 選用高級不鏽鋼板,通常為 SUS 304,作為基材。材料須符合嚴格的厚度公差、平整度與機械完整性要求。 (2) 機台設定: 依據鋼網設計校正雷射切割機,關鍵參數包含雷射功率、切割速度與脈衝頻率。將不鏽鋼板牢固夾持於工作台上,確保切割精度與材料穩定性。 (3) 精密切割: 雷射系統發射高能量光束,局部熔化或汽化鋼材,沿預設開孔路徑移動。此製程可達到高精度開孔成型,通常尺寸公差在 ±0.05 mm 以內。 3. 拋光 (1) 機械拋光: 使用旋轉拋光輪或研磨劑去除......
Jan 05, 2026
鋼網製造
業界標準焊膏鋼網的設計準則
焊膏印刷是 PCB 組裝中最關鍵的製程之一,而鋼網的設計直接影響焊膏的塗佈品質。在先前的文章中,我們已詳細介紹了鋼網及其種類。JLCPCB 提供的進階鋼網選項,包括階梯式(step-up/step-down)與奈米塗層鋼網,能協助工程師達到更高的印刷精度與組裝可靠性。在電子硬體設計中,遵循正確的設計規則與擁有合適的工具同樣重要。本文將探討當今在製作實用且可量產的內容時,必須掌握的關鍵設計原則。 什麼是業界標準的焊膏鋼網? 焊膏鋼網採用業界標準鋼網製作,常見為雷射切割的不鏽鋼箔片,上面精準開孔並與 PCB 焊盤對位。這些箔片厚度通常為 100 µm 至 120 µm,一般用於 SMT 產線,可與貼片機及自動鋼網印刷機無縫整合。 其設計符合常見 SMT 需求,無需厚度階梯等特殊功能,並遵循 IPC、SMTA 與 IEC 等組織制定的標準。點此查看完整的IPC PCB 鋼網指南。 焊膏鋼網設計考量: 高效焊膏鋼網的關鍵設計要素如下: 鋼網厚度 開孔設計 鋼網材料與固定方式 鋼網對位 針對 PCB 設計的特化需求 標準 SMT 鋼網的 7 大設計準則: 1. 鋼網厚度選擇 圖案厚度決定了焊膏量,請優先考慮......
Jan 05, 2026
鋼網製造
什麼是雷射切割模板?PCB 組裝指南
傳統的 PCB 組裝流程在焊接前需要手動放置電子元件。然而,隨著電子印刷電路板日益複雜,加上微型化的需求,必須透過機械組裝並使用 SMT 鋼網塗抹焊膏。在一塊小電路板上放置並焊接大量小型元件已不再實際。鋼網取代了表面黏著元件的手工焊接,也避免了手工焊接造成的不一致性。作為 表面黏著元件(SMD)的專屬工具,雷射鋼網能將焊膏精準塗抹到指定位置。 PCB 鋼網通常以不鏽鋼箔金屬板製成,板上留有表面黏著元件的開口。雷射機會將鋼網切割成與元件安裝位置相符的電路圖案。 JLCPCB 提供高品質雷射切割鋼網,開孔精準,確保焊膏塗抹準確、組裝可靠。鋼網放置於電路板上,並透過稱為基準點(fiducial marks)的對位點完美對齊。對齊後,使用金屬刮刀塗抹焊膏。使用合適的 PCB 鋼網可加快 PCB 組裝流程,更輕鬆也更精確。目前最普遍用於將元件焊接到 PCB 的技術是 SMT。 1. 什麼是雷射鋼網? 雷射鋼網是用於 PCB 製造 中組裝元件的一種鋼網。依製程不同,鋼網分為三類:雷射切割、化學蝕刻與電鑄。雷射鋼網通常由不鏽鋼薄板製成,精度高於其他兩種。標準雷射切割常能產生更精細的結果,有助於達到更高精度;與化......
Jan 05, 2026
鋼網製造
電拋光在 PCB 鋼網中如何運作
為了確保最佳的焊膏釋放效果,PCB 鋼網製造商必須提供優異的表面處理。其中一種提升鋼網功能的方法是電解拋光。什麼是電解拋光?它如何改善 PCB 鋼網? 在 PCB 鋼網製作過程中,持續的雷射照射會使開口孔壁變得粗糙,因為雷射光束熔化金屬板材,導致表面出現不規則。為了解決這個問題,採用電解拋光來平滑孔壁。本文將介紹電解拋光在 SMT 組裝中的優勢、其在 PCB 鋼網製造中的作用及其工作原理。 JLCPCB 在服務項目中提供電解拋光鋼網,確保孔壁更平滑,改善焊膏釋放並提升組裝品質。 什麼是電解拋光? 電解拋光是一種電化學表面精加工技術,可移除極薄的金屬層,使導電工件更光滑、無毛邊並消除表面缺陷。電解拋光又被稱為「電鍍的反向」,在微觀層面溶解金屬。 電解拋光基本原理: 陽極處理: 在電解液槽中,鋼網被接為陽極(+)。 陰極(-): 通常由鉛或不鏽鋼製成。 電解液: 酸性液體,常為硫酸與磷酸混合物。 施加電壓: 直流電使金屬離子優先從表面尖峰溶解。 最終獲得更光滑、均勻且微觀缺陷被撫平的表面。 為何需要電解拋光: 這是設計高品質鋼網的最新技術之一。傳統方法使用雷射,透過高強度聚焦在不鏽鋼上使其熔化,以切割......
Jan 05, 2026
鋼網製造
改善焊膏沉積的 SMT 鋼網設計技巧
透過鋼網進行焊膏沉積是一種大量生產的方法。即使使用先進的貼片機與回焊曲線,橋接、立碑與焊點不足等缺陷仍常可追溯到不良的鋼網設計。正確的鋼網設計有助於實現一致且高品質的焊點。隨著元件尺寸持續縮小、電路密度增加, JLCPCB 提供高精度鋼網,可選階梯設計、電拋光與奈米塗層,確保可靠的焊膏沉積並降低組裝缺陷。 有效的 SMT 鋼網能確保焊膏印刷一致、可重複且精準。本文將探討實用且經驗證的 SMT 鋼網設計技巧,協助您最佳化焊膏沉積並減少 PCB 組裝缺陷。文章分為兩部分:設計指南與製造觀點。 標準 SMT 鋼網的 5 項關鍵設計準則: 1. 開孔設計準則 為避免橋接與焊珠等缺陷,這點至關重要。為了精準沉積,開孔會做得比焊墊略小。然而某些元件需在內緣減少焊膏,以防止「晶片中央」焊球形成。以下是幾個範例: 2. 開孔縮減(焊墊與開孔比例) 為避免橋接與焊料過多,開孔通常略小於實際焊墊。選用建議如下: 建議厚度規則: 大多數元件的典型縮減量為 5–7%。 IPC-7525 建議鋼網與焊墊面積比 >0.66,以確保可靠印刷。 公式: 面積比 =(開孔面積)/(開孔壁高 × 開孔周長) 保持此比例高於 0.66......
Jan 05, 2026
鋼網製造
樣品試產與量產階段之 SMD 鋼板比較
SMD 鋼網以其支援大規模生產與易於錫膏分配的特性而聞名。它們在工業界被廣泛應用,特別是在單位產量極大的情況下,鋼網的作用至關重要。今天我們不深入探討物理學或製造工藝,而是聚焦於不同應用場景下的需求。然而,打樣(原型開發)階段對鋼網的要求與量產階段大相徑庭。在量產中,我們追求的是良率——良率越高,生產效率就越高。針對這些需求,JLCPCB 提供了可客製化的 SMD 鋼網。接下來,我們將討論這些特定類型的鋼網規格。 什麼是 SMD 鋼網? 簡單來說,它們是作為錫膏遮罩的金屬片。透過鋼網,我們可以將錫膏精確塗佈在 PCB 上,隨後直接安裝零件。它能確保錫膏量均勻,進而提高焊點的可靠性。鋼網能加速 SMT 組裝,特別是在自動化製程中。使用方式如下:在塗佈錫膏期間,將 SMD 鋼網安裝在 PCB 上或與其對齊,接著使用刮刀將錫膏刷過鋼網表面。在打樣階段,使用鋼網的主要目的是: ● 驗證設計功能。 ● 快速迭代並測試新版本。 ● 避免高昂的模具成本。 ● 支援手動或半自動組裝。 打樣階段的鋼網選擇 由於打樣預算有限,較少使用成本較高的局部減薄(Step-down)開孔。另一方面,針對極低預算的專案,可能會使......
Jan 02, 2026
- 1
- 2