了解 PCB 設計與 PCB 佈局:全面指南
1 分鐘
- 什麼是 PCB 設計?
- 印刷電路板(PCB)的類型
- PCB 佈局在電路設計中的重要性
- PCB 設計與佈局的最佳實踐
- PCB 設計與佈局的應用
- PCB 設計與佈局的挑戰
現代電子產品使用印刷電路板(PCB)組裝而成,它們以導電路徑連接電子元件。PCB 設計與佈局是電子裝置開發的重要階段,因為它們直接影響裝置的運作效能、可靠度與製造難易度。PCB 的佈局可以簡單到只有一層,也可以複雜到多層,決定了裝置的整體性能。本文將探討 PCB 設計與佈局的核心概念、各種 PCB 類型,以及讓它們正常運作的最佳方法。
什麼是 PCB 設計?
PCB 設計是為即將建置於印刷電路板上的電路建立實體與圖像模型的流程,包含分離電子元件、決定其連接方式,並依正確順序在板上排列。在設計階段確保電子電路正常運作至關重要。
設計師在製作 PCB 前,會先繪製示意圖,說明電阻、電容、二極體與積體電路等元件如何協同工作。接著將示意圖轉換成實體佈局,顯示各元件在板上的確切位置。
· 示意圖設計
示意圖設計如同電路的藍圖,展示不同電子零件如何協同運作。需要縝密規劃,以有效排列零件並降低訊號混淆或雜訊等問題。
· 實體佈局
完成示意圖後,必須將其轉換成可供製造的實體規劃。PCB 佈局顯示電阻、電容、IC 等元件在板上的位置,以及銅箔走線如何連接它們。
印刷電路板(PCB)的類型
電子產品使用不同類型的 PCB,每種類型都針對特定用途設計。了解它們的差異有助於為您的應用選擇合適的類型。
· 單層 PCB
單層 PCB 僅有一層導電材料,成本低且易於製造,常見於計算機與小型家電等簡單裝置。
· 雙層 PCB
雙層 PCB 具有兩層導電材料,可容納更多元件,並透過導通孔連接兩面。智慧型手機與工業設備等需要多功能的裝置經常使用。
· 多層 PCB
多層 PCB 擁有超過兩層的導電材料,可實現高度複雜且元件密集的設計,用於伺服器、醫療儀器與高頻通訊系統等先進電子設備。
· 硬板、軟板與軟硬結合板
常見 PCB 為硬板,必須堅固且不易彎曲。
軟板可彎曲折疊,適用於小型與穿戴式電子產品。
PCB 佈局在電路設計中的重要性
PCB 佈局不僅影響電路板的電氣性能,也決定製造難易度與可靠度,是設計流程的關鍵環節。良好的佈局可實現高效散熱、降低電磁干擾(EMI)並優化訊號走線。
· 訊號完整性
PCB 走線與元件排列直接影響訊號品質。不良的規劃可能導致高速訊號反射、串擊與衰減。維持訊號品質需仔細繞線差動對、控制阻抗與正確接地。
· 熱管理
高功率元件的 PCB 須避免過熱。利用熱導通孔、銅箔平面與散熱器來分散與排除熱量,是 PCB 熱管理規劃的重要環節。
· 元件擺放
正確擺放元件對電路正常運作至關重要。元件過近會導致訊號干擾,過遠則增加寄生電感與電阻。電容等電路元件應靠近電源接腳以降低雜訊與電壓變動。
PCB 設計與 PCB 佈局的差異
PCB 設計是規劃電路圖與元件的過程;PCB 佈局則是將這些元件實際擺放在板上的步驟。兩者對專案成功同等重要,電路必須在兩方面皆完美運作。
· 設計階段
工程師在設計階段專注於功能性,選擇合適元件、規劃連接方式,並確保電路符合性能規格。
· 佈局階段
此階段將示意圖轉換為實體板佈局,包含決定元件位置與連接走線。同時需考慮製造限制,如板尺寸、線寬與間距需求。
PCB 設計與佈局的最佳實踐
製作者需在設計與佈局階段遵循最佳實踐,才能做出優質 PCB。以下為重要建議:
· 保持走線短且直接
較短的走線可減少雜訊與訊號延遲。應盡量保持直線,避免無故彎曲。
· 使用接地平面
接地平面可降低雜訊與 EMI,尤其在高頻系統中。同時也能提升 PCB 結構強度並降低溫度。
· 最小化串擾
串擾發生於相鄰走線訊號互相影響。可透過在層間加入屏蔽接地平面,以及拉開高速訊號線間距來降低。
· 正確使用導通孔
導通孔用於連接多層 PCB 的不同層。應盡量減少數量並妥善擺放,以維持訊號完整性。
PCB 設計與佈局的應用
PCB 設計與佈局在眾多領域皆扮演關鍵角色,每個領域都需要針對其獨特挑戰與需求量身打造的解決方案。
· 通訊
路由器、交換器等通訊設備需處理高速資料流,其 PCB 設計與佈局必須維持訊號純度並降低干擾。
· 穿戴式電子
健身追蹤器與智慧手錶等穿戴裝置的 PCB 設計須小巧且可撓。PCB 佈局需在功能與輕薄短小之間取得平衡。
· 物聯網裝置
物聯網(IoT)裝置需要體積小、低功耗且具無線通訊能力的 PCB。PCB 設計與結構對於裝置能否快速穩定地收發資料至關重要。
PCB 設計與佈局的挑戰
PCB 設計與佈局存在若干挑戰,必須克服才能確保專案成功。
· 微型化
隨著裝置體積縮小,PCB 設計師需在更小的空間內容納更多元件,同時維持功能與可靠度,難度日益提高。
· 高頻訊號
高頻訊號更容易受到雜訊與干擾。高頻電路的 PCB 規劃需精確繞線與控制阻抗,以維持訊號純度。
· 熱問題
保持 PCB 冷卻極為重要,尤其在高功率應用中。散熱不良會縮短元件壽命並導致電路失效。
PCB 設計與結構是現代電子的核心,影響裝置的性能、可靠度與製造難易度。無論是設計簡單的單層 PCB 或複雜的多層板,最終成果都取決於最佳實踐與佈局優化。工程師若能從示意圖到實體佈局全盤掌握 PCB 設計,並解決訊號完整性、熱管理與微型化等挑戰,就能在各種應用情境下確保 PCB 穩定運作,滿足當今先進電子系統的高標準。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......