PCB 設計指引 101:佈局與佈線
1 分鐘
- 1. 元件放置:
- 2. 追蹤路由:
- 3. 層堆疊策略:
- 設計規則:
- 結論:
歡迎閱讀我們PCB設計指南系列的第二篇文章。在本文中,我們將探討實現最佳PCB設計效能和功能的關鍵PCB設計指南。無論您是電子愛好者、業餘愛好者、工程師、學生還是該領域的專業人士,了解這些指南都能幫助您創建高品質的PCB設計。在本文中,我們將探討設計印刷電路板 (PCB) 的基本原則和最佳實務。這些指南有助於確保PCB功能正常、易於製造並符合所需的性能標準。讓我們與JLCPCB一起深入了解細節!
1. 元件放置:
PCB設計中的製作部分:
PCB 上的數位部分和類比部分應保持分離,以避免訊號相互幹擾。將相關元件組合在一起不僅可以簡化佈線,還能透過最大限度地降低不相關電路之間串擾的風險來增強訊號完整性。例如,在類比放大器設計中,電源部分應遠離主放大 IC,以避免訊號中出現雜訊。
製作耐熱設計:
諸如電源調節器或大電流設備之類的發熱組件應放置在氣流充足的區域或靠近PCB邊緣,以促進有效散熱。組件之間適當的間距對於便於組裝和維護至關重要,同時也能確保自動焊接流程能夠順利進行,而不會造成橋接或其他缺陷。
高速設計考量:
高速組件(例如處理器和記憶體模組)應靠近其相關連接器放置,以最大程度地縮短走線長度,有助於減少訊號延遲和潛在幹擾。總而言之,周到的組件佈局對於優化最終 PCB 設計的性能和耐用性至關重要。
2. 追蹤路由:
走線(連接不同組件的導電通路)的佈線必須精心規劃,以最大程度地減少干擾、訊號損失以及串擾等潛在問題。正確的走線佈線對於訊號完整性、EMI/EMC 合規性和阻抗控制至關重要。
基本路由技術:
為了保持訊號完整性,遵循正確的走線佈線技術來最大限度地減少訊號反射至關重要。當傳輸線阻抗發生突變時,可能會發生訊號反射,導致訊號部分反射。這可能會導致訊號衰減和時序錯誤。此外,避免走線中出現銳角 90 度有助於減少訊號反射並保持更平穩的電流流動。
高速設計佈線:
高速訊號需要特別注意,因為它們對走線長度和阻抗變化非常敏感。在高速設計中,串擾是另一個重要的考慮因素。串擾是指相鄰走線之間不必要的訊號耦合,這會導致訊號幹擾和衰減。為了減輕串擾,可以採用一些技術,例如適當增加走線間距、對高速訊號使用差分對以及採用屏蔽技術。
電源軌道佈線:
正確的佈線還包括保持走線之間足夠的間距以防止短路,並確保電源和接地走線足夠寬,以處理所需電流而不會產生過大的壓力降。此外,使用多條並行走線有助於更均勻地分配電流並降低總電阻。電源走線也應盡可能短,以減少壓力降並確保向關鍵組件穩定供電。
訊號和接地路徑佈線:
接地層通常位於訊號線下方,以提供低阻抗返迴路徑,從而進一步增強訊號穩定性。在複雜的設計中,通常需要多層佈線,將訊號層夾在接地層和電源層之間,以最大限度地降低雜訊和乾擾。總而言之,有效的走線佈線對於實現既符合電氣性能要求又符合製造標準的 PCB 設計至關重要。
天線阻抗匹配佈線:
阻抗控制對於維持訊號完整性至關重要,尤其是在射頻設計中。阻抗不匹配會導致訊號反射和性能下降。為了確保阻抗控制,使用合適的走線寬度、介電材料和層疊配置至關重要。可以利用設計指南和模擬工具來計算和驗證阻抗值,從而實現高效的訊號傳輸。
3. 層堆疊策略:
PCB 設計中的層堆疊是指印刷電路板內不同層的排列與配置。正確的堆疊對於優化電路板的電氣性能、機械穩定性和可製造性至關重要。
根據設計需求選擇層堆疊,可以將雜訊降至最低。例如,如果訊號路徑位於接地層上方,訊號傳播速度會更快。透過在堆疊中加入電源層,可以減少走線數量,從而允許使用過孔來提供 VCC 或 5V 電壓。
具有 EMI/EMC 考慮的 6 層 PCB:
- 訊號層
- 接地平面
- 訊號層
- 電源平面
- 接地平面
- 訊號層
針對音訊應用考慮EMI/EMC的4層PCB:
- 訊號層
- 接地平面
- 接地平面
- 訊號層
專為嵌入式解決方案設計的 4 層 PCB:
- 訊號層
- 接地平面
- 電源平面
- 訊號層
設計規則:
設計規則是一組準則,定義了 PCB 佈局各個方面的最低要求,以確保可製造性和可靠性。設計規則檢查 (DRC) 是一種自動化工具,用於驗證設計是否符合這些規則,從而防止製造和組裝過程中出現潛在問題。
最小軌道間距和軌道寬度:
最小走線寬度和間距是影響訊號完整性、阻抗控制和可製造性的關鍵設計規則。窄走線會導致高電阻和訊號損耗,而走線間距不足則會導致串擾和短路。遵守適當的走線寬度和間距要求可以最大限度地減少這些問題,並確保可靠的 PCB 效能。
通孔鑽孔尺寸和環形環:
過孔設計規則規定了過孔的尺寸和位置,以確保各層之間的有效連接並避免製造缺陷。環形環尺寸是另一個重要的設計規則,尤其適用於過孔和焊盤。它定義了鑽孔周圍的銅環,並影響連接的機械強度和可靠性。環形環尺寸不足會導致焊點脆弱和潛在故障。採用合適的環形環尺寸進行設計可確保穩固的連接和可靠的PCB操作。
阻焊層和網版印刷:
阻焊層間隙是指銅特徵與阻焊層之間的距離。為了防止阻焊層侵占焊盤和走線,避免組裝過程中出現焊接問題,必須留出足夠的間隙。適當的阻焊層間隙設計規則可確保可靠的可焊性,並避免阻焊層相關的缺陷。網版印刷設計規則可確保標記、文字和符號在 PCB 表面清晰有效地佈局。
需要注意的是,不同 PCB 製造商或特定製造流程的設計規則可能有所不同。您可以熟悉製造商提供的設計規則,並參考行業標準(例如 IPC 標準),以確保合規性並優化 PCB 設計的可製造性。
結論:
在本文中,我們探討了實現最佳效能的基本 PCB 設計指南。我們討論了元件佈局、走線佈線和層堆疊在確保訊號完整性、EMI/EMC 合規性和熱管理方面的重要性。我們也強調了設計規則的重要性,並深入分析了走線寬度和間距、環形環尺寸和阻焊層間隙等關鍵考慮因素。遵循這些指南,您將能夠創建符合行業標準的高品質 PCB 佈局,並確保您的電子專案成功。了解 JLCPCB 工廠如何製造 PCB。
造訪 JLCPCB 網站,探索我們的設計工具、教學和服務,幫助您優化 PCB 佈局,讓您的電子設計煥發生機。敬請期待我們 PCB 基礎系列的下一篇文章。
持續學習
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......
轉接板在電子領域中的重要性
前言 什麼是轉接板(Breakout Board)? 您是否曾想過,如何簡化電子專案中的複雜電路?轉接板或許就是解決方案。轉接板是一種重要的工具,能將多接腳元件的各個接腳引出至一組連接端子,讓元件更容易使用。透過這種方式,您可以更輕鬆地將感測器、晶片及其他元件連接至麵包板或開發板,方便進行原型製作與實驗。 轉接板如何運作? 轉接板如何讓複雜電路變得容易使用?它的運作方式,是將元件的每個接腳轉換為更方便連接的形式。通常會把各個接腳引出至標準 0.1 吋間距的排針,讓您能使用跳線,輕鬆連接至麵包板或微控制器。其目的在於讓您方便使用每個接腳的功能,而無須進行繁複的焊接或配線。 不同類型的轉接板 您知道轉接板有多種類型,分別針對不同元件或功能設計嗎?以下是幾種常見類型: 感測器轉接板:專為加速度計、陀螺儀及溫度感測器等元件設計。 通訊轉接板:支援 I2C、SPI 與 UART 等通訊協定。 電源轉接板:提供穩壓電源,通常包含穩壓器與轉換器。 微控制器轉接板:讓您輕鬆連接微控制器的所有接腳,簡化開發工作。 轉接板在電子專案中的重要性 為什麼轉接板在電子專案中如此重要?它能簡化將複雜元件整合至電路的過程,讓您......
運算放大器如何運作:四種基本運算放大器電路詳解
如本系列第一篇文章所述,運算放大器(op-amp)不只是用來放大訊號;它們之所以稱為「運算放大器」,是有原因的。在類比電腦發展初期,運算放大器確實被用來執行加法、減法、積分及微分等數學運算。時至今日,我們已不再用運算放大器解微積分習題(幸好如此),但相同原理仍然支援音訊混音器、濾波器及訊號處理電路。數碼電路在工作頻率等方面存在一些限制,而類比系統具備即時及高速的優勢;如今數碼電子技術已接近極限,人們也開始重新關注類比運算。在本文中,我們將探討四種經典的運算放大器應用: ● 加法器(求和放大器) ● 減法器(差動放大器) ● 積分器 ● 微分器 1. 為甚麼運算放大器擅長數學運算? 關鍵在於負回授。運算放大器配合電阻(有時也配合電容)使用時,可將輸入訊號轉換成可預測的輸出表示式。由於我們能完全控制各個變數,因此也能完全控制輸出。 ● 加法器/減法器:利用加權電阻網絡,便可將兩個訊號相加或相減。 ● 積分器:在回授路徑中加入電容,可使輸出與輸入的積分值成正比。 ● 微分器:在輸入端加入電容,可使輸出與輸入的微分值成正比。 然而,在數碼世界中,相關任務會因涉及大量位元而變得複雜,而且需要使用 ADC 及......
以子板解鎖現代電子產品的靈活性與可擴展性
重點摘要 子板可在無須重新設計主 PCB 的情況下,提升靈活性與可擴展性。 可輕鬆升級記憶體、無線通訊、感測器及 I/O 模組。 大幅縮短開發時間、降低成本,並減少維護工作。 正確選擇連接器及做好機械設計,是確保可靠性的關鍵。 非常適合 Raspberry Pi HAT 與 Arduino 擴充板等模組化產品。 你是否曾經拆開筆記型電腦後蓋,插入一條 RAM,然後看著它在一分鐘後以更大的記憶體容量啟動?這種小型升級之所以可行,靠的是子板(daughter board)。子板是一塊可插入較大主機板的電路板,能立即擴展系統功能。你不需要安裝新電腦,甚至不必更換整個模組;只要加裝一個模組即可。現代設備中,有大量產品都建立在這個概念之上。 從 Raspberry Pi HAT、Arduino 擴充板,到 SODIMM 記憶體、Wi-Fi 卡及工業 I/O 模組,子板讓產品系列可以在無須完整重新設計的情況下擴展,從而加快開發速度並降低維修成本。本文將探討子板的定義、它與主機板的差異、實際優勢,以及如何建立可靠的多板系統。了解子板及其能力,有助於在打造感測器模組或可堆疊運算平台時,讓設計更靈活,也更容易擴展。......
使用麵包板搭建簡單電路
如果您剛開始接觸電子電路,搭建一個簡單電路就是很好的入門方式。麵包板是最容易上手的工具之一。這是一種小巧、可重複使用的板子,讓您無需焊接即可連接電子元件。這表示您可以嘗試不同的想法、修正錯誤並逐步學習,而不必進行永久性的改動。 本指南將逐步帶您在麵包板上搭建一個基本電路。完成後,您不僅會擁有一個可以運作的電路,也能更清楚地了解電子元件如何相互配合。 1. 什麼是麵包板? 麵包板是一種塑膠板,板面設有以網格排列的孔位。孔位透過內部的金屬導電片相互連接,讓電訊號能夠傳導。麵包板的主要優點,是無需進行永久性佈線,就能快速連接或拆下元件。 麵包板主要分為兩個區域: 接線區(Terminal Strips):位於麵包板中央,用於插接大多數電子元件。 電源排(Power Rails):位於麵包板兩側,用於分配電源。 2. 所需材料 開始之前,請先準備以下材料: 麵包板:用於搭建電路的工作平台。 跳線:用於連接各個元件。 電阻(例如 220 Ω):用於限制電流。 LED(發光二極體):本次電路的主要輸出元件。 電池或電源(例如附連接扣的 9 V 電池):用於供應電力。 基本工具:非必要,但準備一把鑷子,有助於操......
高功率 LED PCB 的熱管理技術
談到高功率設計與 LED PCB 設計,原文將金屬芯印刷電路板(MCPCB)形容為能在高熱條件下維持效能的「唯一可靠選擇」。電子元件相當敏感,發光二極體尤其如此。如果熱量無法迅速從 PCB 傳遞至周圍環境,就可能發生過熱與效能下降。若過多熱量集中在同一位置,甚至可能造成電路板燒損。 不過,MCPCB 只是讓 PCB 散熱的一種方式。如果問題也涉及元件本身,就需要搭配其他可靠、可實作的技術,讓電子系統維持適當溫度。因此,本文將著重介紹高功率 LED 的熱管理方法。 傳統白熾燈泡的大部分熱量以輻射方式釋放;相較之下,LED 的熱量直接產生於半導體接面。為了讓 LED 持續維持正常的工作表現,必須將接面產生的熱量傳導出去,再進行散熱。如果溫度超過必要的限制,元件可能出現明顯色偏與亮度下降。電氣條件與熱條件之間的平衡,也會影響 LED 的可靠度;原文在此另提及「optical perforation design」。 譯註:開頭的「唯一可靠選擇」與後文列出的陶瓷、複合材料等方案並不一致;「optical perforation design」的含義也未在原稿中說明,此處保留原詞,不推定其所指的光學設計項目......