PCB 可製造性設計(DFM)指引
掌握 DFM 規範以提升可製造性、減少生產瑕疵,並確保高品質的 PCB 製作。
精選貼文
可製造性設計
PCB 拼板尺寸的關鍵考量
PCB 拼板尺寸是設計印刷電路板時的關鍵因素,因為它直接影響製造速度、組裝方式與整體成本。從家用電子產品到重工業設備,PCB 幾乎是所有現代電子設備的建構基石。本文探討 PCB 拼板尺寸的重要性、影響因素、最佳化做法,以及其在各產業的應用。 1. 什麼是 PCB 拼板尺寸? 在製造與組裝中,PCB 拼板尺寸指的是可容納多片 PCB 的整體拼板大小。拼板尺寸至關重要,因為它決定了組裝效率、製造成本,以及一次生產運行可產出的板數。 設計良好的 PCB 拼板能減少浪費、更易處理並加速製造。確保策略兼顧成本效益與效率極為關鍵。 影響 PCB 拼板尺寸的因素: 有幾項因素會影響所需的拼板尺寸: 設計複雜度: 層數、元件數量等因素會影響所需拼板尺寸。越複雜的設計,可能需要更大拼板以容納更多板子。 製造設備: 生產設備的能力也會影響拼板尺寸。例如部分 PCB 組裝設備對可處理的最大拼板尺寸有限制。 成本考量: 製造成本會因拼板尺寸而異。較小拼板可能減少材料浪費,但較大拼板可一次生產更多板子,可能降低整體生產成本。 拼板技術: 拼板是將多片 PCB 置於同一拼板上以提升生產效率的方法。常見技術包括: 陣列佈局: ......
Jan 03, 2026
最新貼文
可製造性設計
PCB 拼板設計全攻略:V-Cut、郵票孔、半孔板與分板方式比較
小尺寸 PCB 極少單片生產。板廠與 SMT 產線都對加工幅面有基本要求,設計定型之後,通常要先把多片小板拼合成一塊大板,這就是 PCB 拼板。拼法是否合理,直接影響板材利用率、SMT 良率,也決定了最終的分板方式。 拼板設計提醒 拼板圖應在打樣前交由 PCB 製造商與 SMT 組裝廠共同確認,尤其要先鎖定工藝邊、定位點、連接方式與分板設備。 一、PCB 拼板尺寸:拼板尺寸怎麼抓 拼板尺寸首先受 SMT 產線約束。一般 SMT 貼片機與迴焊爐的可處理範圍大致如下: 最小約 50 mm × 50 mm;尺寸再小,傳送軌道可能無法夾持。 常見的穩定區間是長邊 200 mm 至 250 mm、短邊 150 mm 至 200 mm,多數產線在此範圍內運行平穩。 上限因設備而異,常見檔位約 460 mm × 400 mm。拼板過大,迴焊過程中容易下垂變形。 除此之外,拼板還需要若干輔助結構: 工藝邊(rail):兩側各留約 5 mm 供軌道夾持,邊上不得放置元件。 光學定位點(fiducial):工藝邊上至少三處,直徑約 1 mm 的裸銅圓點,周圍保留 2 mm 淨空。 定位孔:常見直徑 3.0 mm 至 ......
Nov 07, 2026
可製造性設計
Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點
Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點 絲印字符壓覆焊盤、阻焊開窗遺漏、鑽孔層與線路層對位偏差——此類問題在電子設計自動化(EDA)設計環境中難以察覺,卻在光繪輸出環節集中暴露。若由板廠電腦輔助製造(CAM)環節發現並退回,溝通與修改將消耗數個工作日;若未經發現直接投產,打樣費用與排產週期將一併損失。因此,發包前使用 Gerber 光繪檔檢視器(gerber viewer)對光繪檔案執行獨立檢查,是投入產出比最高的品質保障環節。需要明確的是,用於 PCB 製造的 Gerber 檔案(gerber files for pcb manufacturing)構成板廠投產的唯一技術依據,電子設計自動化(EDA)工程檔案並不進入製造流程,此為一切檢圖方法討論的前提。 發包前提醒 先在本機 Gerber Viewer 完成獨立檢查,再交由板廠 CAM 工程師進行製程審核,可縮短往返修改時間並降低版本誤用風險。 一、一份光繪包裡有什麼 RS-274X 光繪格式以一層一個檔案,檔名遵循約定俗成的層別規律。完成檢圖的前提是建立完整的層別地圖: 層別 常見副檔......
Oct 30, 2026
可製造性設計
設計簽核的第一道防線:PCB 設計規則檢查
設計簽核的第一道防線:PCB 設計規則檢查(PCB DRC) 終端產品持續向高密度集成演進,球柵陣列(BGA)封裝間距壓縮至0.65mm乃至更細,電源軌數量同步增加,佈線餘量日趨緊迫。部分工程師在設計簽核階段僅執行一次設計規則檢查(DRC),確認無違規項後即安排發包。然而回顧板廠電腦輔助製造(CAM)退回的問題記錄可以發現,相當比例的製造性問題在設計端具備攔截條件——問題不在於設計規則檢查(DRC)是否執行,而在於規則集是否按目標板廠的製程能力完成配置。 PCB 設計規則檢查的功能,是使電子設計自動化(EDA)軟體依據預定義的規則集對佈線成果逐項核驗,間距不足、線寬超限、網路短路等違規項會被即時標記。規則集的本質,是工程師將板廠製程能力轉譯為軟體可執行的約束條件,其貼近實際製程的程度,直接決定簽核結果的工程價值。 一、電氣規則與製造規則的分工 規則體系分為兩類。電氣規則約束訊號層面:不同網路間最小間距、網路短路、未連接引腳等。製造規則對應板廠的可製造性邊界:最小線寬線距、最小孔徑、焊環寬度、阻焊橋寬等參數。線上設計規則檢查(DRC)在佈線過程中即時報錯,承擔過程控制;批次設計規則檢查(DRC)在設......
Oct 30, 2026
可製造性設計
從每塊 PCB 面板獲得更多:選擇合適的面板尺寸
重點摘要 拼板決定成本:工廠按整個工作板報價,提高利用率可降低每塊板成本。 三種面板:原材料大板、工廠工作板及交付拼板。 保留間距:預留 5 mm 工藝邊,V-cut 周圍保留 1–2 mm 間距。 配合分板方式:矩形板採用 V-cut(0 mm 間隙),複雜外形採用銑刀連接位。 測試兩種方向:下單前將板旋轉 90°,找出最佳排版。 PCB 面板尺寸是訂單中你不會繪製、卻一定要付費的數字。你的電路板可能只有 40 × 30 mm,但工廠不會把它當成單獨小板加工,而是使用更大的矩形層壓板;單塊電路板只是完成成像、鑽孔、電鍍及銑削後留下的區段。 圖 1:分板前已完成元件貼裝的生產面板 工藝邊、間隙或未使用區域所浪費的空間,會由同一面板上的所有電路板共同承擔。把面板視為真正的生產單位後,這些間距規則就容易理解。本指南介紹三種常被稱為面板的物件、佔用可用面積的幾何限制,以及自動拼板工具可能遺漏的條件。 為何 PCB 面板尺寸會影響生產效率 面板尺寸決定已付費材料中有多少真正成為產品。 面板尺寸、材料利用率與 PCB 成本的關係 工廠實際按電路板佔用的面板面積報價。層壓板、鑽頭磨損、電鍍藥水、壓合時間及搬運......
Oct 16, 2026
可製造性設計
免費 DFM 工具指南:提升 PCB 設計效率與可製造性
可製造性設計(Design for Manufacturability,DFM)可確保設計最適合實際製造與組裝,是印刷電路板(PCB)設計中的重要流程。使用免費 DFM 工具,可以大幅簡化這項流程,提升準確性與效率。本文將介紹免費 DFM 工具的優勢、它們在 PCB 設計中的作用,以及可能對專案帶來的影響。我們也會討論使用這些工具時常見的一些問題與解決方式,並說明它們在現代電子設計中的應用價值。 什麼是免費 DFM 工具? 免費 DFM 工具是一種用來協助評估與改善 PCB 設計的程式,讓設計更具成本效益並符合可製造性要求。這些工具可以在正式製造之前找出潛在問題,通常會分析 PCB 佈局中的多個方面,包括元件位置、走線方式以及製造限制。使用免費的 JLCDFM DFM 工具,可以協助設計人員提早發現錯誤、降低後續昂貴修改的可能性,並最佳化整體設計,以提升性能與可製造性。 使用免費 DFM 工具的主要優勢 錯誤偵測與修正: 免費 DFM 工具可以快速找出常見設計問題,包括元件擺放問題、走線寬度違規以及間距不足。提早發現這些問題,不僅有助於確保 PCB 能按照預期運作,也能降低製造錯誤的風險。 降低成......
Aug 27, 2026
可製造性設計
PCB 銅箔平衡:透過 JLCPCB 實現最佳性能與高良率
重點摘要 銅箔平衡會策略性地在 PCB 各層分布銅箔,形成均勻密度,避免翹曲、電鍍不均、蝕刻不一致與訊號完整性問題。 理想銅密度目標落在 40%–60% 黃金比例,對稱層之間的密度差異應依 IPC-6012 標準控制在 15%–20% 以內。 盜銅/補償銅(點狀圖案或交叉網格)可在電鍍期間均衡電流密度,同時不會在稀疏訊號層上引入寄生電容。 JLCPCB 將銅箔平衡整合進自動化 DFM 檢查與拼板級製造流程,在高可靠性領域可實現低於 0.5% 的翹曲率。 常見錯誤包括忽略內層大面積空白區、將盜銅圖案放得太靠近高速走線(3W 規則),以及留下未連接任何網路的浮動銅島。 銅箔平衡是實現高良率、可靠印刷電路板時最重要卻又最常被忽略的要素之一。它是指在各層以及每一層內策略性地分布銅箔,以形成均勻密度。這可避免電路板翹曲、電鍍不均、蝕刻不一致與訊號完整性問題等製造缺陷。在 JLCPCB,我們將銅箔平衡原則整合到可製造性設計(DFM)檢查與精密製造流程中,確保從原型到量產都能獲得一致結果。 本完整指南將探討有效銅箔平衡背後的原理、挑戰、設計最佳實務與先進製造技術。本文結合實際製造經驗與產業標準,為希望最佳化性能......
Aug 18, 2026
可製造性設計
為什麼公差分析是可靠且具成本效益 PCB 生產的關鍵
重點摘要 公差分析能銜接 CAD 中的完美設計與實際製造變異,確保 PCB 組裝可靠。 請聚焦於關鍵區域:孔環、孔徑公差、線寬/線距、層間對位,以及防焊對位。 可使用 Worst-Case、RSS 或 Monte Carlo 方法,有效進行公差疊加分析。 適當分析可提升良率、減少重新改版與成本——可從 JLCPCB 的 DFM 審查開始。 您是否曾經把一片在電腦螢幕上看起來完美無缺的電路板送去製造,結果卻發現零件裝不上去?也許是壓入式連接器無法配合,或細間距 QFN 的落點稍微偏離目標。我也遇過這種情況,而且幾乎每一次,主要原因都與公差分析有關。CAD 模型在數學上是精確的,但工廠製程不是。沒有任何製造流程能完美做出與設計檔完全一致的複製品。孔可能稍微大一點或小一點,銅厚可能稍厚或稍薄,壓合過程中各層之間也可能出現幾微米的位移。這些偏差都很小,但會累積起來。 如果您沒有注意這些偏差如何累積,最後可能會得到技術上「符合規格」,但實際上無法組裝的電路板。在本文中,我想帶您了解什麼是公差分析、它如何應用於 PCB,以及工程師用來預測最壞情況的三種主要方法。我們也會說明現代製造商如何處理這個問題,確保您的......
Aug 13, 2026
可製造性設計
SMT批量生產PCB拼板設計、分板工藝與良率改善實務
重點摘要 拼板尺寸:需同時符合印刷機、貼片機及迴流爐的輸送範圍,並兼顧板材利用率與板面剛性。 單板排布:同向矩陣與正反面鏡像拼板各有適用場景,合理排布可縮短換線時間並平衡迴流熱負荷。 分板工藝:V-Cut邊緣整齊但分板應力較集中;郵票孔適合異形板,但需處理分板後的邊緣毛刺。 翹曲控制:正反面銅箔分布不均、工藝邊過窄及連接橋剛性不足,都可能引發翹曲、震動及貼片偏移。 量產檢查:完整基準點、定位工藝孔及分板禁布區,是提升SMT批量生產良率的重要基礎。 電路板完成電路、阻抗及訊號完整性設計後,若要投入全自動SMT產線批量生產,第一項需要處理的製程設計就是PCB拼板設計。許多研發人員只關注電路功能,忽略拼板佈局,後續容易出現貼片偏移、迴流翹曲、分板元件碎裂及產線稼動率偏低等批量不良。 合理的拼板方案可以同時提升板材利用率、穩定貼片吸嘴的行走路徑、平衡迴流爐內熱負荷,並直接改善整線生產良率。因此,拼板並非單純複製單板,而是連接PCB設計與SMT量產的重要製程工程。 拼板尺寸與單板排布的產線約束 設計拼板時,需要同時兼顧機台傳送極限與板材利用效率,主要分為拼板外框尺寸及內部單板陣列排布兩部分。 拼板尺寸上下限......
Jul 27, 2026
可製造性設計
PCB銑切成型與尺寸公差之機械對策
硬體研發後期時常會出現讓人頭痛的狀況:電子工程師看著全數通過的電性測試報告鬆一口氣,結構工程師拿到新打樣的PCBA卻滿臉難色—整塊主板完全塞不進高精度CNC鋁合金中框。若是強行壓入,板材會受力彎曲,片式MLCC電容也容易應力龜裂;拿銼刀手工打磨板邊,又會刮傷外層銅箔,甚至引發線路短路。 這種「電性功能全數合格,機構組裝直接報廢」的狀況,多半是研發團隊前期設計時,輕忽了電路板實體邊界的加工限制。在EDA軟體無限縮放的繪圖介面中,板框僅是一條理想、無粗細的數學線段;但實際製造流程中,要將單片板子從大片覆銅板分離,靠的是每分鐘數萬轉的高速機械銑刀。 只要牽涉機械切削,就一定伴隨摩擦、震動與尺寸誤差。完整弄懂PCB銑切成型的工藝原理,是確保軟硬結合板、整機組裝良率的必備基礎。 一、刀具與板材的受力交互:CNC銑切PCB的真實加工狀況 若要精準控制尺寸公差,必須先認識工廠實際加工流程。當板子完成曝光、壓合、電鍍所有工序後,整片拼板會送入電腦數控成型機(CNC Router)。 PCB銑切並非像剪刀一樣直接剪斷板材,而是依靠高速旋轉的硬質合金銑刀,持續切削FR-4玻纖樹脂基材,整個切削過程會產生多重干擾尺寸的......
Jul 03, 2026
可製造性設計
孔環尺寸設計與PCB防破孔實操指南
PCB設計軟體裡畫出來的過孔、焊盤都是標準同心圓,理論上鑽孔中心和焊盤中心完全重疊。但圖面送到板廠量產,經過多層板高溫壓合、數控鑽機高速鑽孔後,實際做出來的板子總會出現位置偏差。 鑽孔機鑽頭高速轉動會產生輕微晃動,板材受熱後不同方向伸縮量不一樣,多層對位設備本身也存在固定機械公差,最終成型的孔洞很容易偏離焊盤中心。而孔洞外圍剩下的一圈銅皮,也就是業界常說的孔環(Annular Ring),就是防止線路斷路、孔壁銅皮脫落的關鍵結構。如果孔環預留寬度不足,一點點鑽孔偏移就會出現破孔問題,整塊板直接開路報廢,整批產品都可能返工。 一、基礎計算公式與實際生產取值 孔環指的是鍍通孔、普透過孔鑽孔完成後,鑽孔外沿到焊盤外圈之間剩餘銅箔的單邊寬度,直接決定板子加工後線路能否穩定導通。 1. 通用計算方式 單邊孔環寬度計算公式: 參數說明: AR:單邊孔環寬度 Dpad:過孔/元件焊盤整體外徑 Ddrill:工廠實際加工用的鑽頭直徑 重點區分:圖面標示的成品孔徑≠鑽頭尺寸。為了後續電鍍銅層覆蓋孔壁,鑽頭直徑一般會比最終成品孔徑大0.1~0.15mm。 舉個實際案例:8層伺服器背板設計過孔,焊盤外徑20mil,要求......
Jul 03, 2026
可製造性設計
適配物聯網小型化趨勢:半孔PCB實操設計與車間生產要點
當下物聯網穿戴產品、5G、Wi-Fi 6E高速模組市場需求持續走高,電子產品硬體整體設計全面走向輕薄化、模組化。硬體工程師日常最棘手的難題,就是整機厚度、PCB板面空間極度受限的前提下,如何實現子板與主機板高密度、高穩定的電氣對接,這也是PCB量產階段常見的製程卡點。 半孔PCB早年僅作為IPC標準裡小眾特殊工藝,隨著無連接器闆對板直連方案普及,現已成為各類模組化硬體的主流結構。此製程將電路板邊緣金屬化通孔對半銑切形成導電接觸面,省去外接連接器,反覆測試插拔壽命更長,射頻線路阻抗連續性更好,大量高端設備的底層互連設計都會選用此方案。 一、半孔成型基礎製程邏輯 PCB業所說半孔,是開設在電路板外形邊緣的金屬化通孔。標準加工流程為先完成通孔內壁鍍銅,待電路板整體外形銑削工序,數控銑刀沿通孔中心對半分割,板邊露出半圓或四分之一圓弧的金屬導電凹槽。 不同職位工程師對此叫法有差異:工業背板選型多稱鍍半孔,射頻模組佈線常叫城堡孔,EDA設計軟體與工廠光繪文件中兩種名稱都會標註。 二、焊點加固原理:毛細爬升提升焊接可靠性 子板透過半孔貼片焊接至主機板,焊點牢固度遠優於常規側邊焊盤。回流焊高溫環境下,熔融錫膏會沿......
Jul 03, 2026
可製造性設計
使用導孔焊墊技術:須知事項、設計指南與更多...
在多層 PCB(印刷電路板)設計領域中,導孔是連接電路板不同層的關鍵部分。隨著電子設備變得更加緊湊和複雜,設計人員必須採用先進技術來最佳化電路板空間和效能。其中一項技術就是導孔在焊盤內技術,這項技術在高密度和高效能 PCB 設計中越來越受歡迎。本文探討了導孔在焊盤內技術的基本要素,包括其實作指南和最適用的場景。 了解 PCB 設計中的導孔 導孔是允許 PCB 不同層之間進行電氣連接的導電路徑。它們通常是透過在電路板上鑽孔,然後用導電材料進行電鍍來形成的。 導孔的類型 1. 通孔導孔: 這些導孔穿透 PCB 的整個厚度,連接所有層。它們是最常見的類型,用於一般用途。 2. 盲孔: 這些導孔將 PCB 外層連接到一個或多個內層,但不會貫穿整個電路板。它們用於高密度設計以節省空間。 3. 堆疊導孔: 這些導孔在堆疊到另一個導孔上之前進行鑽孔和電鍍。它們比交錯導孔涉及更多步驟。 4. 交錯導孔: 這些導孔連接 PCB 的不同層,但彼此不接觸。它們的位置在相鄰層上偏移。 5. 埋孔: 埋孔僅連接 PCB 的內層,從外層看不見。它們用於最大化可用於元件放置的表面積。 6. 微導孔: 微導孔是非常小的導孔,通常......
Jun 02, 2026
可製造性設計
設計最佳化:如何避免 PCB 拼板內角銑削不完全
當拼板組裝的電路板之間沒有間隙時,相鄰電路板的外形有時會形成尖銳的內角,這些內角無法在不產生毛刺或凹陷等瑕疵的情況下精確地進行切割。像這樣的拼板需要重新設計,以確保電路板外形完整且無毛刺。 包含三片電路板的 V-Cut 拼板範例 兩種 可能的切割策略與結果 由於銑刀是圓形的,它無法觸及到狹窄的角落。這些未能觸及的部分在分離電路板後會變成尖銳的毛刺。 為了重現每片電路板的圓角,銑刀必須切入其相鄰的電路板,從而改變它們的外形。 最佳化策略 針對範例拼板的四種改善策略 1. 在內角處增加鑽孔 2. 在電路板之間增加分離槽與鼠咬孔 優點: 移除大部分無法觸及的材料 缺點:仍會殘留小毛刺 優點:外形乾淨,無毛刺 缺點: 分離後在鼠咬孔處會有鋸齒狀邊緣 3. 在電路板之間增加分離槽,並在側邊以工藝邊連接 4. 在電路板之間增加犧牲條 優點:外形乾淨,無毛刺 缺點:需要工藝邊來固定電路板 優點:透過允許過切,實現乾淨無毛刺的外形 缺點:電路板面積會稍微變大 – 成本較高
Jun 02, 2026
可製造性設計
PCB 設計:如何解決熱風整平(HASL)造成的短路缺陷
重點整理 在高密度 PCB 設計中,HASL 噴錫容易因表面不平整與熔融焊錫流動,在細間距與密集走線區域造成焊錫橋接與短路。最有效的解決方案是改用 ENIG 化金(無電解鎳浸金)表面處理,其平整度更佳,可大幅降低橋接風險並提升組裝良率。透過在密集佈局中選用 ENIG、最佳化防焊設計,並執行 DFM 檢查,設計人員可有效避免 HASL 相關缺陷,並在 JLCPCB 實現更高可靠性的 PCB 製造。 前言 在現代高密度 PCB 設計中,由表面處理製程引起的短路問題,仍是製造與組裝階段常見的挑戰。熱風焊錫整平(HASL,常稱噴錫) 仍是 JLCPCB 提供的最具成本效益表面處理之一。然而,對於具備密集走線、細間距元件或線圈圖案的電路板而言,HASL 容易造成焊錫橋接與短路。本文將完整分析其根本原因,並以無電解鎳浸金(ENIG,常稱化金)為核心,提出符合 JLCPCB 實際製程能力的有效解決方案。 了解 HASL 製程,以及短路為何會發生 HASL 製程步驟(JLCPCB 實際製程) HASL 又稱熱風焊錫整平,是一種傳統 PCB 表面處理方式。裸板在蝕刻與防焊層製作完成後,會先經過清潔與塗佈助焊劑,接著......
May 29, 2026
可製造性設計
了解 PCB 設計中 DFM 分析的重要性
可製造性設計(DFM)分析可協助您判斷印刷電路板(PCB)是否適合製造、組裝與銷售。在規劃初期,它會尋找並修正任何可能在生產過程中出現的問題,進而提升製造效率並節省成本。在電子產業的複雜環境中,即便微小的設計錯誤也可能導致代價高昂的延遲,因此 DFM 分析極為關鍵。本文將探討可能出現的各類 DFM 問題、DFM 分析在 PCB 設計中的重要性,以及打造易於製造的 PCB 設計的最佳方法。 1. 什麼是 DFM 分析? 可製造性設計(DFM)分析可確保 PCB 設計能夠輕鬆且順利地生產。透過檢視設計的多個面向(包括佈局、元件位置與公差),它能找出在組裝與製造過程中可能發生的問題。DFM 檢查可發現導致製造困難的設計缺陷,維持生產進度並減少浪費。其目標是讓 PCB 的設計與製造流程盡可能順暢,同時確保符合功能與製造需求。 2. PCB 設計中 DFM 分析的關鍵面向 DFM 分析會檢視幾個影響 PCB 製造難易度的重要因素,包括: 元件擺放與間距:正確擺放元件可避免組裝時互相干擾。間距不當可能導致焊橋或零件難以放置,尤其是表面貼裝元件(SMD)。 走線寬度與間距:走線的寬度與間距必須在製造商能力範圍內......
May 15, 2026
可製造性設計
PCB 檔案格式
訂購印刷電路板(PCB)時,必須提供關於電路板設計與規格的精確且詳細資訊。這就是為什麼需要特定 PCB 檔案格式的原因。唯有完整的 PCB 檔案,才能順利進行製造。設計 PCB 並傳達設計決策,需依賴電路圖設計、物料清單(BOM)、PCB 佈局與疊構設計資訊等檔案。 為了確保 Allegro、Altium Designer、KiCAD 與 Eagle 等各種電子設計軟體之間的互通性,業界發展出一套稱為 Gerber 的檔案集合。Gerber 檔案讓人能在不被特定設計軟體綁定的情況下理解 PCB 設計。 為什麼訂購 PCB 需要特定檔案格式? 因此,了解並學習 Gerber 檔案格式已成為今日高度相關的議題。以下為三大主要原因: 標準化:PCB 檔案格式將設計資料的傳達方式標準化,確保製造商以一致且通用的方式接收所需資訊。 詳細資訊:PCB 檔案包含電路板佈局的詳細資訊,包括元件擺放、電氣連接走線、層疊結構、鑽孔及其他關鍵細節。此等細節對於精準製造至關重要。 相容性:不同的 PCB 設計軟體工具會產生特定格式的檔案。製造商通常使用多種設計工具,因此擁有標準格式可確保相容性並降低錯誤發生的可能性。 廣......
May 15, 2026
可製造性設計
理解 PCB 設計中的 DRC 測試
設計規則檢查(DRC)必須在印刷電路板(PCB)的設計與生產過程中全程使用。設計規則與約束符合性(DRC)測試有助於消除製造與後續使用時可能出現的問題。良好的 DRC 測試可確保設計可靠、減少錯誤並符合製造商要求,即使現代電子產品的 PCB 日益複雜。本文將探討 DRC 測試在 PCB 設計中的重要性、其主要組成、運作方式以及最佳實踐。 1. 什麼是 DRC 測試? Altium 設計表單顯示設計規則驗證報告中的所有警告與違規。 設計規則檢查(DRC)是一種 PCB 設計檢查流程,可確保所有佈局設計皆遵循預先設定的規則與限制。這些規則基於製程能力、元件間距與走線寬度等因素。DRC 測試的目標是找出並修正設計中可能導致生產問題或產品失效的錯誤。 PCB 設計者或製造商會建立一套完整的設計規則,DRC 會將佈局與這些規則進行比對。這些規則確保走線、導通孔與焊盤等所有元件的位置與間距正確,以利生產。DRC 測試能在設計早期發現錯誤,節省時間、金錢與人力,避免重新設計或重工。 2. 為何 DRC 測試如此重要? DRC 測試的重要性體現在多個層面。首先,它確保 PCB 設計可製造;若設計超出製造商能力,可......
May 15, 2026
可製造性設計
DFM 製造在 PCB 設計中的角色
可製造性設計(DFM)對於確保印刷電路板(PCB)製造順利且快速進行至關重要。DFM 製造的主要重點是讓 PCB 盡可能簡化,因為這樣能減少錯誤、降低成本並縮短生產時間。工程師在設計階段就考量製造限制,就能打造出更穩定的產品,並減少從設計到量產的問題。 本文將介紹 PCB 設計中 DFM 製造的基本概念,說明其重要性,並提供正確應用的實用技巧,同時結合真實案例。 1. 什麼是 DFM 製造? 可製造性設計(DFM)是一種在設計 PCB 及其他電腦元件時,確保其易於製造的方法。工程師在設計時會考量適當的材料、製造技術與組裝流程等因素,使整體流程更有效率,並降低製造問題。 此策略對於減少廢料、降低生產成本,並確保產品符合性能標準至關重要。DFM 協助設計師預先思考可能發生的問題,例如佈線或焊接問題,遠在進入生產線之前就能避免。 2. DFM 在 PCB 製造中的重要性 在設計 PCB 時採用 DFM 概念,基於以下幾個原因極為重要: 降低錯誤:DFM 能找出設計缺陷,避免在生產過程中出錯。及早處理問題可減少昂貴的修復與延遲。 成本效益:DFM 透過優化設計以適應製造,減少對特殊材料或製程的需求,進而降......
May 15, 2026
可製造性設計
如何在回流銲接過程中預防銲錫缺陷
回流焊接是表面貼裝技術(SMT)組裝中的關鍵步驟,透過熔化焊膏在元件與 PCB 之間形成牢固可靠的焊點。然而,此過程中的缺陷可能導致組裝失敗、返工及可靠度下降。了解焊點缺陷的成因並採取預防措施,可顯著提升良率與品質。了解 JLCPCB 工廠如何進行PCB 組裝 。 回流焊接常見焊點缺陷: 焊錫橋接 冷焊點 空洞形成 焊球形成 立碑效應 讓我們逐一詳細討論。 焊錫橋接缺陷: 焊錫橋接是常見缺陷,當焊錫在相鄰的走線、焊盤或引腳之間形成異常連接,產生導電路徑時發生。 橋接成因包括: 焊盤間距過近。 PCB 表面或焊盤殘留異物。 鋼網底部沾錫髒污。 焊膏印刷偏移。 冷焊點與空洞: 如何在 SMT 回流製程中預防焊點空洞與冷焊缺陷 焊點空洞是焊點內部出現空腔的現象,常見於 BGA 與大焊盤。空洞與焊膏內包覆的助焊劑及氧化有關,大量空洞會降低焊點可靠度。 可能原因為焊膏助焊劑過多、助焊劑未能在焊錫固化前充分逸散、預熱溫度過低使溶劑無法完全揮發、回流浸潤區時間過短。無鉛焊錫冷卻固化時體積收縮約 4%,大焊盤冷卻不均亦可能產生空洞。 空洞改善方法: 回流曲線優化:精心設計並優化回流溫度曲線,適當預熱與控制冷卻可減......
May 14, 2026
可製造性設計
PCB 設計中用於熱管理的散熱孔
散熱導通孔是專門設計用來將熱量從 PCB 的一層傳遞到另一層的導通孔。這些導通孔放置在發熱元件附近,形成一條熱傳導路徑,有助於散熱並降低過熱風險。它們通常與散熱片、散熱墊或銅平面搭配使用,以提升散熱效果。它們其實就是位於印刷電路板(PCB)表面貼裝熱源元件下方的鍍通孔(PTH),用來允許熱量傳遞。 這些導通孔建立了從頂層銅到 PCB 底層的低熱阻路徑。然而,單一導通孔無法有效散熱,通常需要導通孔陣列。在電子與 PCB 設計中,對於另一種管理需求可能會讓設計團隊徹夜難眠。良好的 PCB 熱管理不僅能防止電路板過熱,也能讓設計團隊在壓力下不至於崩潰。 熱管理的必要性 有效的 PCB 熱管理可預防超過 50% 因過熱導致的電子系統故障。PCB 中的熱量通常來自高功率元件,如處理器、LED 與電源調節器。關鍵考量包括最小化熱阻,這受到銅面積、PCB 厚度與材料等因素影響。在設計初期就進行策略分析,例如分析功率元件並利用製造商數據,可確保更好的散熱效果。對流、輻射與散熱片等技術有助於將熱量從電路板轉移。主動規劃熱管理對於維持功能、降低成本並避免高效能電子設備故障至關重要。 散熱導通孔如何協助熱管理 散熱導通......
May 13, 2026
可製造性設計
PCB 的 RoHS 合規性:設計師須知
在印刷電路板(PCB)領域,符合 RoHS 表示該電路板及其元件遵循有害物質限制(RoHS)指令。RoHS 是一套限制電子與電氣設備中常見特定有害物質使用的法規,主要目標是降低製造、使用及廢棄過程對環境的衝擊,並提升健康安全性。想了解 PCB 在 JLPCB 工廠如何製造,請參閱我們的 PCB 製造完整指南。 該指令源自歐盟,限制電機電子設備中使用鉛、鎘、汞等有害物質。對 PCB 設計者而言,遵循 RoHS 標準不僅是許多市場的法律要求,也是對永續發展的倫理承諾。若您銷往歐盟,必須確保 PCB 符合最新 RoHS(有害物質限制)指令,該指令限制了這些物質在電機電子設備中的含量。 該指令旨在降低這些有害物質對環境與健康的衝擊與風險。 符合 RoHS 的 PCB 組裝對於銷往歐盟市場的電子產品至關重要 若您為歐盟市場開發產品,有責任確保符合最新 RoHS(有害物質限制)指令(RoHS 2、3),該指令限制了這些物質在電機電子設備中的含量。這些要求同樣適用於 PCB 設計者與製造商,必須能夠證明其 PCB 組裝符合 RoHS。 為何 RoHS 合規性如此重要 全球市場准入: 歐盟、中國與加州等地區均強制......
May 12, 2026
可製造性設計
常見設計問題與 PCB 最佳化設計建議
為了協助客戶避免因設計問題而在 PCB 製程中發生常見問題,我們整理了以下最常見的案例。這些問題已在我們的網站上詳細說明,幫助客戶更有效地辨識與處理。下列重點包含重要的設計注意事項與建議修改方式: 1. 缺少槽孔、開口、銑削與 V-Cut 問題: 因設計不當導致缺少槽孔、開口、銑削與 V-Cut。 建議: 請確保槽孔、開口、銑削與 V-Cut 都設計在同一外框層。若存在多個外框層,請優先採用編號最小的機械層。 更多詳情請參考我們的 [訂購說明] 注意: 機械層優先於禁止佈線層。 2. 金手指倒角問題 問題: 金手指未具備所需的倒角邊緣。 建議: 確保金手指設計於板邊,並與導線保持足夠間距,避免倒角時受損。倒角原理如下圖所示。 更多資訊請參考 金手指倒角說明。 3. 單面板設計鏡像 問題: 單面板出現鏡像處理。 建議: 鋁基與銅基單面板請確保銅箔、防焊與絲印皆正確設計於頂層。生產時為避免毛邊可能採用鏡像,但不影響最終結構。FR4 單面板僅含一層銅箔、一層防焊與兩層絲印(依客戶設計而定)。 4. Gerber 檢視器準確度 問題: Gerber 檢視器與實際生產檔案不一致。 建議: Gerber 檢視......
May 12, 2026
可製造性設計
焊墊焊接在 PCB 設計中的角色
簡介 焊墊焊接是印刷電路板(PCB)製造中極為關鍵的方法,尤其與表面黏著元件(SMD)密切相關。隨著電子設備日益小型化與複雜化,焊墊焊接的可靠性與精準度變得更加重要。本文將探討焊墊焊接在 PCB 設計中的價值、焊墊的種類、獲得可靠連接的最佳實務,以及製程中常見的挑戰。 什麼是焊墊焊接? 在 PCB 上,焊墊焊接是指在焊墊與 SMD 元件端子之間建立焊點的技術。這些焊墊是 PCB 上的導電區域,用於放置並焊接元件;由於焊點品質直接影響電路的機械穩定性與電氣連續性,因此至關重要。 從工業設備到智慧型手機,各種電子裝置都仰賴焊墊焊接才能正常運作。正確的焊墊焊接技術可確保連接牢固並能承受環境應力,進而提升電子組件的使用壽命與性能。 焊墊種類 ⦁ 通孔焊墊: 通孔焊墊用於傳統 PCB 設計,元件引腳需穿過電路板。此類焊墊帶有孔洞,可讓引腳穿過並在 PCB 上下兩面進行焊接。雖然通孔焊墊機械強度高,但佔用面積較大,在現代設計中已較少見。 ⦁ 表面黏著焊墊: 表面黏著焊墊專為 SMD 元件設計,元件可直接置於 PCB 表面,無需穿孔。這些較小的焊墊可在板子上實現更高密度布局,是輕薄短小且高效能電子裝置的關鍵。 ......
May 09, 2026
可製造性設計
PCB 中的散熱孔:熱管理的全方位指南
簡介 在 PCB 設計領域,熱管理對於電子設備的可靠性與效能至關重要。PCB 中的散熱孔在散熱方面扮演關鍵角色,可延長元件壽命。隨著電子設備日益小型化與高效能,了解 PCB 散熱孔的設計與佈局以及其他熱管理技術變得不可或缺。本指南深入探討 PCB 散熱孔,聚焦於其設計、佈局與熱管理效益。 認識 PCB 散熱孔 PCB 散熱孔是填充焊料或其他材料的小型導通孔,可將熱量從某一 PCB 層傳導至另一層。它們透過讓熱量從高溫區逸散,維持元件的最佳工作溫度。適當的熱管理可防止過熱,避免元件失效與設備效能下降。 散熱孔的主要功能是強化 PCB 的散熱能力。它們通常置於發熱元件下方,將熱量從表面黏著零件轉移至內層或散熱片。在高功率應用中,這一點尤其重要,因為高效冷卻是系統可靠性的關鍵。 散熱孔的設計與佈局 有效的 PCB 散熱孔設計需考量多項因素,以最大化熱效能。散熱孔的尺寸、數量與位置都會大幅影響其效果。以下為關鍵要素: ⦁ 散熱孔尺寸: 散熱孔直徑應足夠大以有效導熱,但又不致於損害 PCB 的機械完整性。常見直徑介於 0.2 mm 至 0.4 mm,實際尺寸依設計需求而定。例如,在密集設計中可能使用較小孔徑......
May 09, 2026
可製造性設計
產線的終極試金石:PCB DFM設計規範與良率優化實務
印刷電路板製造設計 (DFM)就是在設計理想與生產限制之間尋求微妙的平衡。對於電子電路設計師而言,主要目標是訊號完整性和走線密度,但在生產線上,蝕刻補償、鑽孔精度和焊接良率則成為影響實際產量和成本的關鍵指標。 一、為什麼必須嚴格執行PCB DFM檢查 很多工程師都有一個根深蒂固的誤解:以為PCB只要過了Altium、Allegro這類EDA軟體的DRC檢查,就可以高枕無憂。這其實是非常危險的想法。 DRC只檢查你的設計有沒有符合自己訂的規則,而DFM檢查,才是真正驗證這塊板子能不能突破工廠的物理製造極限。 1. 降低隱形成本:舉例來說,若你把孔徑壓到工廠工藝臨界值(0.15mm以下),雖然工廠勉強能做,但鑽頭折斷率與孔壁鍍銅不良率會大幅上升,這些額外成本最終都會轉嫁到你的報價裡。 2. 縮短交期:反覆的工程問卷(EQ)溝通,往往會浪費24到48小時的寶貴時間。如果能在發單前先做好DFM自檢,就能直接跳過溝通環節,讓工廠優先開工。 3. 確保長期可靠性:更隱性的風險在於長期可靠性:有些板子出廠時測試一切正常,但因為焊盤環寬(Annular Ring)不足,使用幾個月後,經過反覆熱脹冷縮,焊盤就會從基......
May 07, 2026
可製造性設計
FPC 拼板設計標準與要求
FPC(柔性印刷電路板)拼板是將多片 FPC 排列在單一板材上以提高生產效率的製程。正確的拼板對於優化材料利用率、降低生產成本並確保產品品質至關重要。JLCPCB 建議遵循以下標準,以獲得最佳良率並與 SMT 製程相容。 一般拼板指引 不規則外框:若 FPC 外框形狀不規則,可考慮使用 JLC 的不規則拼板服務,以最大化材料利用率並簡化生產。 郵票孔與 V-CUT 製程:FPC 不支援郵票孔與 V-CUT 製程,請改用橋連接設計進行分板。 FPC 設計要求 1. 拼板間距 板與板之間一般保持 2 mm 距離。 若有鋼片補強區,間距需加大至 3 mm。 2. 工藝邊設計 四周各留 5 mm 工藝邊寬度。 工藝邊需鋪銅,邊框全程鋪銅,唯 基準點 周圍留 1 mm 無銅區,定位孔周圍留 0.5 mm 無銅區。 於工藝邊上放置 4 個直徑 2 mm 的定位孔(tooling holes),其中 1 個偏移 5 mm 以防錯。 放置 4 個 SMT 光學點(基準點),直徑 1 mm,中心距板邊 3.85 mm,其中 1 個偏移 5 mm 以防錯。這些基準點作為 SMT 貼片機的對位參考。 3. 橋連接長度 ......
Apr 27, 2026
可製造性設計
創新 PCB 設計:運用 DFM 原則提升功能性與製造效率
在電子製造領域,初始設計階段是專案成功的關鍵決定因素。對於 PCB(印刷電路板)設計師而言,將可製造性設計(DFM)原則融入工作流程至關重要。這些原則能確保高效、具成本效益的製造,同時維持品質。從元件選擇到測試,各項基本準則指引設計師優化設計,以達到製造效率與卓越品質。 I. 元件選擇與標準化 在 PCB 設計 領域,元件選擇與標準化的過程如同為傑作奠定基礎。在深入探討元件選擇的細節之前,必須先提煉出大多數電子電路的核心本質。基本上,電子電路通常可歸納為 四個基本元件:輸入、電路板、輸出與電源。 這種基礎理解如同指南針,引導設計師做出最佳元件選擇與標準化策略。 圖片 [1] 圖片 [2] 例如電子秤:圖片 [1]、[2] - 輸入: 由按鈕與 ESP8266 微控制器(或其他類似元件)控制。按鈕讓使用者直接與電子秤互動,而微控制器則透過 JST 連接埠處理來自荷重元的重量資料。 - 電路板: ESP8266 微控制器作為電子秤的大腦,負責解讀重量資料與使用者指令。 - 輸出: 重量測量結果顯示於七段顯示器,為使用者提供清晰的讀數。 - 電源: 電子秤透過 JST 連接埠由外部電源供電,確保穩定運作......
Apr 27, 2026
可製造性設計
了解 PCB 設計中環形環的重要性
環形圈(Annular rings)在印刷電路板(PCB)設計中扮演關鍵角色,可確保兩個焊墊之間的電氣連接正確。訊號與電流的流動特性取決於兩層之間環形圈的放置方式。若尺寸計算錯誤或放置不當,可能導致電子元件出現瞬態行為與閃爍雜訊。本文將探討所有重要步驟,以改善因環形圈問題、切線與斷裂所造成的設計缺陷。 印刷電路板(PCB)中的環形圈是指包圍鑽孔的銅環。由於設計複雜,PCB 設計師經常需要使用多層堆疊的 PCB。為了連接這兩層的走線焊墊,會在焊墊上鑽一個小孔,稱為「導通孔(via)」。此環為導通孔的一部分,對於確保兩層銅焊墊之間的良好電氣連接至關重要。更明確地說,它是一個插入導通孔中以連接兩層的圓柱形銅附件。其尺寸與電氣特性由 PCB 製造商的能力決定。 環形圈的結構 PCB 中環形圈的結構可透過其主要組成部分及其與 PCB 其他部分的互動來理解。以下為 3D 詳細說明: 焊墊(Pad):焊墊是 PCB 上形成環形圈的銅區域,作為元件引腳或導通孔的著陸區。 孔(導通孔或貫穿孔):孔穿過焊墊與 PCB 鑽出,可為導通孔(用於層間連接)或貫穿孔(用於插件元件)。孔通常會鍍銅以形成導電路徑。 環形圈(An......
Apr 27, 2026
可製造性設計
PCB 設計技巧:如何在電路板彎曲時防止走線斷裂
PCB 設計技巧: 如何避免在細窄連接處斷板? 在實際生產中,有時會出現細長的連接,其中部分可能為走線。PCB 經過 V-Cut 加工後,客戶在分板時施力不均,細窄處受力較弱,容易在掰板時斷裂(如下圖 A 處)。此時我們可以改變拼板方式,在板與板之間預留 1.6–2 mm 的間隙,使這些細長連接位能夠做到板邊外(如下圖 B 處),這樣就不需要在此處掰板,避免斷板。 特別注意:若採用分板方式,細長連接位的寬度需大於 1 mm,長度應在 30 mm 以內。若長度超過此範圍,需適當加寬連接位! 立即取得免費報價>>
Apr 27, 2026
可製造性設計
PCB 設計技巧:如何避免焊錫飛濺
PCB 設計技巧: 應使用沉金以避免噴錫孔爆銅。 HASL 又稱熱風整平(HSAL)。其製程方式是將電路板垂直向下沿導軌浸入液態高溫錫槽,再向上提起,並以強力熱風將錫吹平於板面槽孔。若錫孔過大(圓孔或橢圓孔),孔壁銅面有時會從基材剝落,導致孔壁銅面部分或全部脫落,造成開路。 免費取得報價>>
Apr 27, 2026
可製造性設計
PCB 設計技巧:為何洞洞板不適合焊接
PCB 設計技巧: 洞洞板應使用沉金而非噴錫。 噴錫(HASL)又稱熱風整平(HSAL),其製程是將板子垂直浸入熔融錫液,再提起並以強熱風吹平。殘留於「板孔」中的錫液會在熱風作用下從孔中流出,部分可能黏附於鄰近焊墊,導致短路失效。因此,這類「穿孔板」建議採用沉金表面處理,以避免噴錫造成的短路問題。 立即取得免費報價>>
Apr 27, 2026
可製造性設計
PCB 設計技巧:L 型特殊形狀電路板簡介
PCB 設計技巧: L 型異形板 翻轉拼板。 在實際生產中,L 型異形板可以旋轉 180 度,以提高板材利用率並降低成本。常見的拼板方式包括 V-Cut 板與郵票孔板。V-Cut 加工為直線,從 V-Cut 的一端延伸至另一端,拼板時需注意勿讓 V-Cut 切到 PCB 線路圖案。 立即取得免費報價>>
Apr 27, 2026
可製造性設計
PCB 設計技巧:如何避免走線與焊墊受損
PCB 設計技巧: 所有機械加工都存在一定的誤差,PCB 生產中的銑削也不例外。 JLCPCB 的一般銑削公差為 ±0.2 mm,另有 ±0.1 mm 的高精度選項。由於這些誤差,任何銅箔與銑削邊緣之間都必須預留至少 0.3 mm 的安全間距。若間距不足,可能導致走線與焊盤受損,進而造成電路板瑕疵。 問題與解決方案 板上的銑削槽(紫色)過於靠近旁邊的走線,導致銑削時切斷了走線與焊盤。 設計需求網頁 在「Board Outlines」區段中,PCB 製程能力 頁面提供了圖文說明: 立即取得免費報價 >>
Apr 27, 2026
可製造性設計
如何在乾膜蝕刻製程中避免短路與開路
在使用乾膜蝕刻製程時,必須採取預防措施,以避免印刷電路板(PCB)發生短路與斷路。 JLCPCB特別強調若干重點,以確保 PCB 設計的完整性與功能性。本文提供維持適當線寬與間距的指引,並說明如何有效使用網格銅填充,避免乾膜蝕刻過程中產生缺陷。 維持足夠的線寬與間距 JLCPCB 採用乾膜蝕刻製程,須特別留意線寬與間距。若板材為 2 oz 銅厚,依據 JLCPCB 官方製程能力,最小線寬與間距皆須達 0.16 mm,以避免乾膜碎屑卡在線間或沖刷細線時造成短路與斷路。相較於 1 oz 銅厚(最小可達 0.10 mm),2 oz 銅厚更難均勻蝕刻,因此這些最小尺寸對高良率生產至關重要。為確保可靠連接並避免線路中斷,任何未達標的線寬與間距必須在製造前調整完畢。 網格銅填充的使用準則 乾膜蝕刻製程中,網格銅填充需特別注意,以防乾膜碎屑造成開路或短路。使用網格銅填充時,網格線寬與間距皆須 ≥0.254 mm,以確保蝕刻效果並避免乾膜龜裂與碎屑殘留,進而影響後續防焊漆附著。 若網格線寬或間距不足,建議放大尺寸或改為實心銅填充。遵循這些準則可降低乾膜碎屑在蝕刻過程中造成干擾或意外導通的風險。對於多數現代設計,實......
Apr 27, 2026
可製造性設計
有什麼不同:PCB 中的沉頭孔與埋頭孔?
在設計印刷電路板(PCB)時,工程師經常需要在板上鑽孔以安裝元件或連接連接器。兩種常見的孔型是埋頭孔(countersunk)與沉頭孔(counterbored)。乍看之下它們可能相似,但兩者在 PCB 中的使用上有重要差異。這兩個術語在 CNC 加工中也很常見。通常埋頭孔呈錐形,而沉頭孔則是圓柱形平底孔。 本文將探討埋頭孔與沉頭孔的主要差異,並討論在 PCB 設計中各自的最佳用途。埋頭孔有不同角度,如 60°、82° 與 90°;沉頭孔則兩側平行,無錐度。讓我們從沉頭孔 vs 埋頭孔開始。 埋頭孔與沉頭孔的差異: 什麼是埋頭孔? 埋頭孔因鑽孔過程繁瑣而比對手更複雜。其錐形輪廓與螺絲吻合,使螺帽沉入板面下方。孔深可依螺絲是否需露出板面或完全隱藏而定。 「埋頭」也可指用來切削該錐孔的刀具,符號為 ⌵。常見角度 82° 與 90°,亦可做成 60°–120°。 什麼是沉頭孔? 沉頭孔是圓柱形平底孔,通常用於讓螺帽埋入板面或與表面齊平,提供整潔外觀。符號為 ⌴。 製造上相對簡單,只需知道鑽深與螺帽尺寸即可;但也因此僅適用標準螺帽,尺寸變化彈性小。 選擇孔型的設計考量 規劃 PCB 佈局時,工程師應權衡以......
Mar 30, 2026
可製造性設計
PCB 設計中埋頭孔綜合指南
在設計印刷電路板(PCB)時,工程師經常需要在板上鑽孔,以便安裝元件或連接連接器。兩種常見的孔型是埋頭孔(countersunk)與沉頭孔(counterbored)。乍看之下它們可能相似,但兩者在 PCB 中的用途存在關鍵差異。這兩個術語在 CNC 加工中都很常見。通常埋頭孔呈錐形,而沉頭孔則是帶平底的圓柱形孔。 本文將探討埋頭孔與沉頭孔的主要差異,並討論在 PCB 設計中各自的最佳應用。埋頭孔有不同角度,如 60°、82° 與 90°。相對地,沉頭孔的側壁彼此平行,沒有錐度。 在本文中,我們將深入探討埋頭孔,包括其鑽孔流程、應用場景與關鍵設計考量。 什麼是埋頭孔? 埋頭孔的結構比對應的沉頭孔更複雜,因為其鑽孔流程較繁瑣。埋頭孔呈錐形,與螺絲的形狀吻合,因此任何鎖附的螺絲頭會略低於板面。孔的深度可依需求變化,決定螺絲是否可見於板頂,或深入板內以隱藏螺絲。 「埋頭」一詞也可指用來在板上製作這種孔的刀具,使埋頭螺絲安裝後能低於板面。其符號為 ⌵。埋頭孔可製作 6 種角度:60°、82°、90°、100°、110° 或 120°,常用角度為 82° 與 90°。 為何埋頭孔如此重要? 埋頭孔不僅是設計......
Mar 30, 2026
可製造性設計
製造設計(DFM):優化生產的綜合指南
在電子與工業等競爭激烈的領域中,維持品質並同時改善製造流程至關重要。此時,「可製造性設計(DFM)」便派上用場。DFM 是一種設計方法,在產品開發階段即強調製造的簡易性。透過及早考量製造限制,DFM 確保產品不僅功能完善,同時具備價格合理、可靠且易於大量生產的特性。本文將探討 DFM 的重要性、核心概念,以及提升製造效率的最佳實踐。 什麼是可製造性設計(DFM)? 可製造性設計(DFM)是一門在設計裝置時即考量其製造環境的學科。透過降低複雜度、控制成本,並確保設計能被穩定量產,DFM 能在早期發現潛在製造問題。導入 DFM 概念,工程師可在量產前進行必要調整,節省時間與金錢。 DFM 涵蓋多個面向,包括材料選擇、元件標準化、製程簡化與公差最佳化。透過聚焦於這些領域,DFM 確保設計到量產的順利轉換,並協助製造商避免昂貴的重工。 DFM 的核心原則 DFM 的多項基本原則可引導設計流程: · 減少零件數量: 降低設計中的零件數量,可提升產品可靠性、降低製造成本並簡化組裝。 · 標準化零件與材料: 標準化零件與材料可降低成本、簡化供應鏈並縮短交期。 · 易於組裝的設計: 確保零件完美契合且組裝流程簡單......
Mar 30, 2026
可製造性設計
如何在 PCB 設計軟體中設定 PCB 導通孔覆蓋
簡介 導通孔覆蓋(Via tenting)是指在導通孔焊墊上覆蓋油墨,使焊墊無法上錫,此製程廣泛應用於大多數電路板。 這是 PCB 設計中的關鍵環節,可保護導通孔並提升電路板的耐用性與性能。本指南將示範如何在常用的 軟體(如 Altium Designer (AD) 與 Protel 99)中設定 PCB 導通孔覆蓋,確保您的 Gerber 檔案符合製造標準。 檢驗標準:無論是透過回焊或手焊,導通孔焊墊皆不得沾附焊錫。 Gerber 輸出與導通孔覆蓋 若您以 Gerber 檔案下單,在 JLCPCB 訂單平台上選擇的「Via Tenting」或「Via Expose」選項將不會生效。最終導通孔屬性由 Gerber 檔案決定,因此提交前務必正確設定檔案。 導通孔覆蓋的重要性 導通孔覆蓋可防止污染物影響導通孔,提升電路板的整體可靠度。AD 與 Protel 99 預設將導通孔匯出為裸露,因此您需在產生 Gerber 檔案前調整設定以啟用覆蓋。步驟如下。 在 Altium Designer (AD) 中設定導通孔覆蓋 1. 在 Altium Designer 中開啟您的 PCB 設計。雙擊任一導通孔開啟......
Mar 30, 2026
可製造性設計
表面黏著 PCB 的設計流程
表面貼裝技術(SMT)是一種平面技術,用於將元件直接貼附在印刷電路板(PCB)表面。與傳統的穿孔技術不同,穿孔技術需要將元件引腳插入 PCB 上的孔中,而 SMT 則直接將元件安裝在板子表面。SMT 具有元件尺寸更小、製造效率更高,以及更適合自動化組裝流程等優勢。 它還能在相同面積的基板上容納更多元件。兩種技術可同時使用在同一塊板上,穿孔技術常用於不適合表面貼裝的元件,例如大型變壓器和需散熱的功率半導體。 表面貼裝技術與穿孔技術有何不同? 表面貼裝技術(SMT)與穿孔技術(TH)是兩種將元件固定到 PCB 的方法。SMT 將元件直接貼在板子表面,可實現緊湊且高密度的設計,通常採用自動化組裝與回流焊接。TH 則將元件引腳插入 PCB 的孔中,並在另一側焊接,提供更強的機械固定力,適合易受應力影響的元件。SMT 因其效率與微型化,在現代大量生產的電子產品中更受青睞;而 TH 則用於需要高強度與易維修的應用,如航太與原型製作。 SMD 無法直接用於插拔麵包板(一種快速插拔原型工具),每個原型都需自訂 PCB,或將 SMD 安裝在帶引腳的載板上。若要針對特定 SMD 元件做原型,可使用較便宜的轉接板。 表......
Mar 30, 2026
可製造性設計
使用滑鼠咬孔提升 PCB 設計效率
PCB 設計 是電子製造中的關鍵環節,優化設計可顯著提升製造效率並降低成本與浪費。其中一種提升效率的設計元素就是「滑鼠咬」。滑鼠咬是在 PCB 上製作的小切口或溝槽,以便在製造過程中將 PCB 分離成單獨的電路板。本文將探討滑鼠咬在 PCB 設計中的角色、優缺點、設計準則與實際案例,並說明高效 PCB 設計對製造與組裝的重要性,以及滑鼠咬如何進一步提升效率。 滑鼠咬的類型 滑鼠咬通常分為兩種:V-cut 與跳線銑切。 V-cut 滑鼠咬 是從 PCB 單側切割至預定深度(通常為板厚一半)形成弱點,可手動折斷分板。V-cut 滑鼠咬適合分離大面積或形狀不規則的 PCB。 跳線銑切滑鼠咬 則是在 PCB 間留下小跳線或橋樑,組裝後再折斷分板。跳線銑切滑鼠咬適合分離小型或形狀規則的 PCB。 結合 V-cut 與跳線銑切滑鼠咬 也能提升效率。兩者並用可讓分板流程更靈活、更高效。 各類型優缺點 V-cut 滑鼠咬成本低、易生產,適合大面積或異形板;但對小尺寸或規則板未必合適,且切割可能削弱結構強度,高應力環境下需留意。 跳線銑切滑鼠咬適合小尺寸或規則板,可維持結構完整性,但成本較高且組裝流程可能更複雜。 ......
Mar 27, 2026
可製造性設計
PCB 拼板尺寸的關鍵考量
PCB 拼板尺寸是設計印刷電路板時的關鍵因素,因為它直接影響製造速度、組裝方式與整體成本。從家用電子產品到重工業設備,PCB 幾乎是所有現代電子設備的建構基石。本文探討 PCB 拼板尺寸的重要性、影響因素、最佳化做法,以及其在各產業的應用。 1. 什麼是 PCB 拼板尺寸? 在製造與組裝中,PCB 拼板尺寸指的是可容納多片 PCB 的整體拼板大小。拼板尺寸至關重要,因為它決定了組裝效率、製造成本,以及一次生產運行可產出的板數。 設計良好的 PCB 拼板能減少浪費、更易處理並加速製造。確保策略兼顧成本效益與效率極為關鍵。 影響 PCB 拼板尺寸的因素: 有幾項因素會影響所需的拼板尺寸: 設計複雜度: 層數、元件數量等因素會影響所需拼板尺寸。越複雜的設計,可能需要更大拼板以容納更多板子。 製造設備: 生產設備的能力也會影響拼板尺寸。例如部分 PCB 組裝設備對可處理的最大拼板尺寸有限制。 成本考量: 製造成本會因拼板尺寸而異。較小拼板可能減少材料浪費,但較大拼板可一次生產更多板子,可能降低整體生產成本。 拼板技術: 拼板是將多片 PCB 置於同一拼板上以提升生產效率的方法。常見技術包括: 陣列佈局: ......
Mar 27, 2026
可製造性設計
透過有效的 PCB 焊盤實現,最大化 PCB 設計與製造的成功
在 PCB(印刷電路板)設計與製造的領域中,PCB 焊墊的重要性不容小覷。這些看似微小的關鍵零件,對於確保可靠且穩固的連接、實現最佳效能扮演著至關重要的角色。本文將深入探討 PCB 焊墊的核心面向,包含其定義、不同類型、設計考量、對製造的影響以及材料選擇,目的在全面提升 PCB 的品質。 I. 什麼是 PCB 焊墊? PCB 焊墊是作為電子元件與電路板之間連接點的小區域,對於實現可靠的電氣與機械連接至關重要。除了主要功能外,PCB 焊墊還具備以下關鍵特性: 設計彈性 PCB 焊墊可在尺寸、形狀與位置上進行客製化,提供設計彈性,以適應不同元件尺寸與配置。 熱管理 PCB 焊墊可經設計強化散熱效果,確保 PCB 組裝內的 熱管理 效率。 材料選擇 焊墊材料的選擇對其性能影響甚鉅,包括可焊性、電導率、機械耐久性與熱性能等因素。 II. 探索不同類型的 PCB 焊墊 了解各種 PCB 焊墊類型,有助於設計者與製造商依特定需求選擇合適的焊墊。常見類型包括: 插件焊墊 此類焊墊供帶引腳的元件穿過 PCB 並於另一側焊接。插件焊墊通常尺寸較大,以確保堅固的機械與電氣連接。 表面貼裝焊墊 表面貼裝焊墊用於直接貼裝......
Mar 10, 2026
可製造性設計
PCB 溫度:改善 PCB 熱管理的技巧
在設計 PCB 時,熱管理至關重要。這是因為 PCB 的溫度直接關係到其可靠性、效能與壽命,也影響整台電子設備的穩定運作。因此,強化印刷電路板的散熱能力是確保可靠運作並防止電子元件受損的必要條件。 在下一章中,我們將探討多種強化 PCB 溫度管理 的方法。 熱量產生的原因 印刷電路板(PCB)上的熱量來源多樣,例如功率損耗、焦耳熱、電源轉換效率差、高頻運作以及散熱設計不足。過高的溫度會損害 PCB 上電子元件的功能、可靠性與壽命。因此,必須落實適當的熱設計,才能有效控溫並確保 PCB 在最佳狀態下運作。 強化印刷電路板熱管理的實用技巧 · 技巧 1:元件擺放 透過妥善規劃與擺放元件,可顯著降低熱累積。具體而言,發熱元件應靠近風扇、散熱片或其他冷卻裝置,並位於通風良好區域。此外,不同熱需求的零件不宜過於靠近;高功率或高熱負載元件彼此間距至少 20 mm,避免局部過熱,同時降低干擾、雜訊與訊號完整性問題。亦可將高功率元件分組擺放,並預留足夠間距以利散熱。 換句話說,高溫會加速老化、降低效能,甚至造成提前失效。有效的熱管理可讓元件維持在安全操作溫度範圍內,確保長期可靠運作。 · 技巧 2:散熱片選擇——......
Mar 10, 2026
可製造性設計
什麼是原型板,以及工程師為何使用它
我在設計第一個電路原型——一個 IoT 四通道繼電器電路時使用了萬用板。這並不是因為作業要求,而是我想學會焊接的每個環節。文末我附上了幾張電路板、焊接與元件擺放的圖片。萬用板其實就是一片鑽有孔洞並帶銅焊墊的 PCB,我們可以把不同元件插進去焊接,快速做出 PCB 原型。雖然它並非理想的 PCB,卻是最快的原型製作方案。焊墊與孔洞都依照 2.54 mm 腳距標準排列,因此任何 IC、電阻或其他元件都能輕鬆插入。它比真正的 PCB 簡單得多,但需要時間與耐心。 萬用板常被誤認為麵包板,或與 PCB 混淆。我們已經做了一篇完整的麵包板 vs 萬用板教學。萬用板還有許多別名:點板、原型板、通用板。不論名稱如何,功能都一樣。本文將說明什麼是萬用板及其運作原理,探討使用情境,並了解工程師至今仍依賴它的原因。 什麼是萬用板? 萬用板是一種用來快速搭建與測試 電子電路 的板子。沒錯,我們得把電路焊在萬用板上。它由一排排孔洞組成,有些版本還帶金屬條,可用來供電(VDD 與 GND)。 洞洞板的結構與材質: 通常由玻璃纖維或酚醛樹脂片製成,上面鑽有均勻的孔洞網格。每個孔徑一般為 1.0 mm(0.04 英寸),可容納......
Mar 04, 2026
可製造性設計
邊框線與 3D 佔位線在機械層 1 上的影響
在 PCB(印刷電路板)設計過程中,Mechanical Layer 對於定義電路板的實體屬性扮演著關鍵角色。它有助於決定元件的擺放位置、識別溝槽以及建立鑽孔。本文將透過一個範例,探討在 PCB 製造中,Mechanical Layer 1 上的邊框線與 3D 封裝線所帶來的影響。 範例情境: 讓我們考慮一個情境,其中 Mechanical Layer 1 放置了邊框線與元件的 3D 封裝線。下方提供的圖片展示了該設計: 分析設計: 在給定的設計中,元件的 3D 封裝線繪製於 Mechanical Layer 1。然而,需要注意的是,在最終產品中,這些 3D 封裝線將不會被納入。相反地,設計中包含了四個圓圈,其目的是用來產生鑽孔。 元件擺放與溝槽識別的準則: 根據所提供的設計,我們可以識別出某些需要處理的面向,以確保製造的準確性並避免不必要的溝槽或遺漏的孔洞。以下是關鍵準則: 邊框線與圓圈的擺放: 為了優化設計的清晰度與準確性,建議將完整的邊框線以及需要形成的四個圓圈放置在 Mechanical Layer 2,而非 Mechanical Layer 1。 不規則溝槽的專屬邊框層: 對於需要在板內......
Jan 06, 2026
可製造性設計
避免非標準 PCB 形狀的歧義
通常,PCB 的外形都是規則的矩形。然而,如今許多 PCB 尺寸越來越小,隨著市場變化,功能越來越多,也必須配合更多樣化的外殼形狀。這使得設計變得更加複雜,尤其是非標準外形,在設計與製造上往往需要更加謹慎。 現在,讓我們來看看非標準外形設計不當可能導致的不同結果。 1. 僅沿外層走刀 (圖中綠線為銑刀路徑)最終結果將如下圖所示: 2. 沿凹槽走刀 對於這種存在歧義的非標準設計,可能會產生不同的結果。有些設計工程師可能不夠仔細,只會簡單地說「按原圖生產」。在這種情況下,結果可能是: 生產出來的板子可能會像這樣: PCB 檔案應該清楚傳達您的製造意圖。工程設計必須嚴謹細緻。隨意或含糊的設計方式可能導致誤解,生產出與預期不符的產品。為了在生產中獲得理想結果,必須透過精確且詳細的設計來避免這些歧義。 立即取得免費報價>>
Jan 06, 2026
可製造性設計
處理不規則形狀與結構的拼板問題
在生產中,JLCPCB 經常需要處理拼板設計,但這些設計往往對 V-cut 考量不足。僅僅將多塊板子並排拼在一起,只適用於尺寸一致且外形規則的矩形板。然而,對於不規則外形的板子且尺寸各異,這種簡單的拼板方式並不可行,必須考量生產設備的能力與需求。以下我們將透過實際案例,具體分析這些不當拼板設計的缺陷: 案例一: 在下方的例子中,雖然已在不規則板周圍加上填充,但左上角與左下角等位置仍缺乏機械支撐。銑切這些區域後,它們僅有一端懸空,經過 V-cut 機時會變形,導致成型時受力不均,V-cut 線歪斜,最終報廢。 正確的拼板方式如下,可徹底解決此問題: 這張圖遵循相同原理:支撐點承載面積過小,因此儘管外形不同,仍與前述情況一樣,不適合做 V-cut。 案例二: 下圖的問題可能一眼看不出來,但這種拼板方式確實有問題。可結合案例一的觀察要點來找出癥結。 正確的拼板最終需在左右兩側加上連接片,為最左側邊緣提供水平張力。 再看另一種拼板,因水平平衡不足而導致 V-cut 偏移。 下圖為正確拼板,額外增加工藝邊以提供支撐。 此圖展示正確拼板做法:左右兩側避開 V-cut,改用鑼板(CNC)成型。 立即取得免費報價......
Jan 06, 2026
可製造性設計
城堡形 PCB:介紹與設計需求
隨著電子技術的迅速發展,電子產品正朝著小型化、便攜化、多功能化、高整合度與高可靠性的方向邁進,這使得印刷電路板經常採用現成模組重複利用的設計。例如,IoT 藍牙模組或 NB-IoT 模組這類不可或缺的通訊模組,可以像晶片一樣焊接在 PCB 上。這些載板體積小,邊緣有一排金屬化半孔,可焊接到主 PCB 上,業界將這種 PCB 組裝製程稱為「半孔板(castellated hole)製程」。 半孔說明 以下為 PCB 半孔邊緣的特寫照片: 這類 PCB 在板邊有一排金屬化半孔,孔徑較小,主要用於載板,作為主板的子板,透過這些金屬化半孔焊接到主板與元件接腳上。 半孔板的挑戰 如何在板邊成型半金屬化孔後有效控管品質,例如避免銅屑、銅皮翹起與殘留,一直是製程上的難題。若半孔內殘留銅屑,將導致焊接時焊點不牢、接觸不良,甚至可能造成接腳間短路。 傳統生產先鑽圓孔再鍍銅,難點在於去除另一半孔時,還要確保剩下半孔銅壁完整不翹銅。 不論鑽孔或銑削,主軸均為順時針旋轉。刀具到達 A 點時,孔壁銅箔被刀尖壓向基材,不會產生銅屑、翹銅或殘留;到達 B 點時,孔壁銅箔缺乏支撐,刀具旋轉推力使銅箔沿旋向捲曲,形成銅屑與殘留,直......
Jan 06, 2026
可製造性設計
PCB 拼板終極指南:工具與技巧
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的骨幹,提供電子元件正常運作所需的機械支撐與電氣連接。設計與製造客製化 PCB 是一項複雜且具挑戰性的任務,需要專業知識與技術。PCB 製造中的關鍵環節之一是「拼板(panelization)」——將多片 PCB 排列在單一板材上,以便高效製造與組裝。 拼板是 PCB 製造中不可或缺的技術,可同時生產與組裝多片 PCB,降低成本並提升效率。其做法是將多片 PCB 排進同一塊大板,整板當作一個單位進行加工,而非逐片處理。這種方式能大幅節省材料、設備與人力,顯著降低製造與組裝成本。 本文將提供完整的 PCB 拼板指南,涵蓋所需工具、技術、設計考量與常見挑戰。讓我們深入拼板世界,探索成功拼板的工具、技術與最佳實踐。 什麼是 PCB 拼板? 拼板是將多片 PCB 排列在單一板材上,以便高效製造與組裝的製程。整板視為單一單位進行加工,而非逐片處理,可顯著提升效率並降低 PCB 製造與組裝成本。 拼板類型: 拼板是 PCB 製造與組裝的關鍵製程,可讓生產更高效、更具成本效益。業界採用多種拼板方法,每種方法各有優缺點,應依專案需求選擇合適方式。 V-Cut 拼板: V-Cut ......
Jan 06, 2026
可製造性設計
製造與組裝設計(DFMA):在產品開發中最佳化效率
製造與組裝設計(DFMA)是一項重要的工程工具,能讓產品更易於製造與組裝。DFMA 透過整合設計與製造流程,協助企業降低成本、減少錯誤並加速產品上市。在電子、汽車、航太與消費品等高度重視精密與複雜產品的領域,此方法特別有效。本文將說明 DFMA 在產品開發中的重要性,並重點介紹其核心概念、優勢及最佳實踐。 1. 什麼是 DFMA? 製造與組裝設計(DFMA)是一種系統化的方法,旨在讓產品更易於製造與組裝。它結合了兩大關鍵方法: 可製造性設計(DFM):可製造性設計(DFM)專注於簡化並優化製造流程的設計活動。 可組裝性設計(DFA):可組裝性設計(DFA)透過簡化元件來加速產品組裝。 工程師與設計師可在設計初期及早發現潛在的 DFMA 缺陷,進而降低生產成本並提升產品品質。從設計階段就考量製造能力與組裝方法,可加快產品生產速度。 2. DFMA 在產品設計中的重要性 DFMA 是當前產品開發的重要環節,能解決因設計不良而引發的問題。DFMA 在規劃階段之所以重要,原因如下: 降低成本:DFMA 透過簡化製造與組裝流程來降低生產成本,減少材料浪費、工具過度使用與人力閒置。 提升時效:DFMA 在設計......
Jan 03, 2026
可製造性設計
高量產中 PCB 測試治具的角色
在印刷電路板(PCB)的高量產中,品質、效率與可靠度至關重要。達成這些目標最重要的工具之一便是 PCB 測試治具。這些治具在確保 PCB 於整合進電子設備前符合所需性能標準方面扮演關鍵角色。本文深入探討 PCB 測試治具的重要性、類型,以及它們如何提升高量產效率。 專門且客製化的 PCB 測試夾具與治具用於測試 PCB 與 PCBA。 會識別測試點並進行探測,以確認應給予的輸入與應量測的輸出。 測試夾具可被視為一種裝置或機構,用於固定加工件(現今多包含大量電子智慧)並引導對其操作的工具。 不應與測試治具混淆,後者用於將物件牢固固定。 在 PCB 測試中,測試夾具與測試治具兩詞常被交替使用,指的是用於測試印刷電路板或 PCB 的機電解決方案。 客製化的 PCBA 測試夾具與治具依據板的應用及其測試點製作。 印刷電路板(PCB)測試治具是製程中確認所製板件符合設計規格的重要工具。它們在測試設備與待測單元(UUT)之間提供介面,以實現高效且精準的測試。 本文將概述 PCB 測試治具、其關鍵元件、不同類型、如何與測試系統介接,以及其在 PCB 測試流程中的角色。 測試治具的關鍵元件 PCB 測試治具由多種......
Jan 03, 2026
可製造性設計
SMT 還是插件技術?哪個更適合您的專案?
在設計與製造電子產品時,最重要的步驟之一就是選擇合適的組裝方式。如今我們有插件技術與表面黏著技術,這兩者已成為產業標準,也是兩種主要方法。表面黏著技術(SMT)使用的元件完全貼合 PCB 表面,而插件技術(THT)則是將引腳插入 PCB 預先鑽好的孔中,再進行焊接。 考量元件類型、成本、製造複雜度與應用等面向,本文將深入評估 SMT 與插件技術,協助您為 PCB 專案做出明智決策。 1. 什麼是表面黏著技術(SMT) 採用表面黏著技術(SMT)時,元件直接貼裝於 PCB 表面。SMT技術因不需鑽孔固定元件引腳,特別適合高密度電路板。此製程產出的元件具有扁平、短或無引腳的特徵,並提供多種封裝,各具焊盤、間距等獨特屬性。SMT 可直接用於自動取放機,簡化組裝流程。因其體積小、可雙面貼裝,特別適合微型電子產品,整體成本也因元件與板材縮小而降低。智慧型手機、筆電、物聯網裝置與醫療電子皆廣泛使用 SMT 元件。 2. 什麼是插件技術(THT)? 插件技術(THT)是一種傳統組裝方法,將元件引腳插入 PCB 預鑽孔後,於背面焊接。其體積與重量較大。儘管現代 PCB 較少使用 THT,但原型與改版仍有其空間,因......
Jan 03, 2026
可製造性設計
PCB測試夾具在大量生產中的作用
在印刷電路板 (PCB) 的大量生產中,品質、效率和可靠性至關重要。實現這些目標的最關鍵工具之一是 PCB 測試夾具。這些夾具在確保 PCB 在整合到電子設備之前符合所需的性能標準方面發揮著至關重要的作用。本文深入探討了 PCB 測試夾具的重要性、其類型以及它們如何提高大量生產的效率。 專門和客製化設計的 PCB 測試夾具和 PCB 測試裝置用於測試 PCB 和 PCBA。 識別並探測測試點以識別要給出的輸入和要測量的輸出。 測試夾具可以被認為是一種裝置或機械,用於容納一件機械工件,如今它包含大量電子智慧並引導在其上操作的工具。 它不應與用於將物體牢固固定在適當位置的測試夾具混淆。 在 PCB 測試中,測試夾具和測試固定裝置這兩個術語可以互換使用,因為它們是用於測試印刷電路板或 PCB 的機電解決方案。 客製化的 PCBA 測試夾具和 PCBA 測試治具是根據電路板的應用來測試其測試點的。 印刷電路板 (PCB) 測試夾具是 PCB 製造過程中用於確認成品電路板是否符合設計規格的重要工具。它們在測試設備和被測單元 (UUT) 之間提供接口,從而實現高效、準確的測試。 本文將概述 PCB 測試夾具、......
Jun 10, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6